什麼是雷射切割模板?PCB 組裝指南
1 分鐘
- 1. 什麼是雷射鋼網?
- 2. PCB 鋼網由什麼材料製成?
- 3. 切割與蝕刻速度比較
- 4. 使用 SMT 鋼網:
- 結論:
傳統的 PCB 組裝流程在焊接前需要手動放置電子元件。然而,隨著電子印刷電路板日益複雜,加上微型化的需求,必須透過機械組裝並使用 SMT 鋼網塗抹焊膏。在一塊小電路板上放置並焊接大量小型元件已不再實際。鋼網取代了表面黏著元件的手工焊接,也避免了手工焊接造成的不一致性。作為 表面黏著元件(SMD)的專屬工具,雷射鋼網能將焊膏精準塗抹到指定位置。
PCB 鋼網通常以不鏽鋼箔金屬板製成,板上留有表面黏著元件的開口。雷射機會將鋼網切割成與元件安裝位置相符的電路圖案。
JLCPCB 提供高品質雷射切割鋼網,開孔精準,確保焊膏塗抹準確、組裝可靠。鋼網放置於電路板上,並透過稱為基準點(fiducial marks)的對位點完美對齊。對齊後,使用金屬刮刀塗抹焊膏。使用合適的 PCB 鋼網可加快 PCB 組裝流程,更輕鬆也更精確。目前最普遍用於將元件焊接到 PCB 的技術是 SMT。
1. 什麼是雷射鋼網?
雷射鋼網是用於 PCB 製造 中組裝元件的一種鋼網。依製程不同,鋼網分為三類:雷射切割、化學蝕刻與電鑄。雷射鋼網通常由不鏽鋼薄板製成,精度高於其他兩種。標準雷射切割常能產生更精細的結果,有助於達到更高精度;與化學蝕刻相比,也能提供更一致的成果。需注意,此製程無需防潮屏障,因為它不依賴化學環境。
下單時可選擇有框或無框鋼網。有框鋼網用於全自動與半自動鋼網機,提供多種標準尺寸;無框鋼網通常用於手焊,可依需求自訂尺寸。接下來我們將逐一了解這些名詞,並對 SMD 鋼網做出最終結論。
2. PCB 鋼網由什麼材料製成?
網框主要分為活動框與固定框。活動框直接將鋼板固定在框上,模板可重複使用;固定框則以接著劑將網紗黏貼在模板上。強固的框體可輕易達到均勻的鋼片張力,通常介於 35 至 48 N/cm²。以下為有框與無框 鋼網 的主要差異。
3. 切割與蝕刻速度比較
對於要求較低、特徵尺寸較大(>300 μm)且成本敏感度較低的應用,蝕刻鋼網可接受,價格也較低。但在細間距作業上,雷射切割鋼網的表現優於蝕刻。與化學蝕刻相比,雷射系統的鋼網製作速度更快。
⦁ 雷射切割速度可達 100 mm/s
⦁ 典型鋼網切割時間 < 1 小時
⦁ 蝕刻速率 10–25 μm/min(垂直方向)
⦁ 箔材蝕刻時間 1.5 至 4 小時
⦁ 雷射速度約為蝕刻的 4–10 倍
蝕刻製程較慢,產能受限;雷射則能快速交件,對原型與小批量鋼網需求特別有利。精密雷射切割可穩定達到約 25 μm 精度,孔徑尺寸公差 ±10 μm,最小可達 150 μm,甚至能切割小於 100 μm 的開孔。
4. 使用 SMT 鋼網:
所有電路板鋼網都是在 鋼片 或箔材上形成開孔。製程由雷射輔助,開孔位置即 SMT 元件將插入之處。鋼網置於 PCB 表面,並與基準標記精準對齊。鋼網製造的一般流程如下:
步驟 1:PCB 鋼網流程首先以雷射在不鏽鋼箔基板上精準切割所有開孔,位置即表面黏著零件需插入之處。
步驟 2:將鋼網置於 PCB 上方,並利用基準標記仔細對位。
步驟 3:對位後,使用金屬刮刀塗抹焊膏。
步驟 4:將焊膏塗抹於需安裝表面黏著元件的 PCB 區域。
步驟 5:移除鋼網後,即可將所有元件放置於板上。
結論:
PCB 鋼網是確保 PCB 製造各階段精度的關鍵工具,能有效避免焊膏過多及其他缺陷,防止電路板功能異常。雷射切割鋼網在細間距 SMT 印刷 上具有更高的精度與更長的使用壽命;然而,當解析度要求較低時,蝕刻鋼網則是成本較低的選擇。
應評估目標 PCB、元件與焊膏特性,以決定最適合應用需求的製程。兩種技術持續進步,但隨著電子組裝日益微型化,雷射切割鋼網預計仍將保持優勢。此外,找到合適的 PCB 組裝合作夥伴,將有助於取得符合需求的 PCB 焊膏鋼網。
JLCPCB 提供專業 SMT 鋼網製造,交貨迅速且尺寸精度優異。不論是原型製作或準備量產,JLCPCB 的一站式 PCB 製造與組裝服務都能確保一致且可靠的成果。
持續學習
錫膏印刷機指南:選型、參數設定與鋼網優化
重點摘要 錫膏印刷機會將錫膏透過鋼網開口壓印到 PCB 焊盤上,決定後續每個工序所依賴的錫膏體積及對位精度。 大部分 SMT 缺陷都始於印刷階段;業界研究通常認為,超過一半的組裝缺陷源自錫膏印刷。 手動印刷機適合原型及小批量生產,半自動機適合中等批量 EMS 工作,全自動在線系統則用於連續高產量生產。 典型工業設定包括約 0.18–0.23 kg/cm 的刮刀壓力、20–100 mm/s 的印刷速度,以及 1–3 mm/s 的分離速度。 自動平台可達到約 ±5 µm 的印刷重複精度,單次循環少於 10 秒。 決定錫膏釋放能力及細間距重複性的上限是鋼網,而不是機器本身。 JLCPCB 使用 304 HTA 不鏽鋼製作雷射切割鋼網,精度可達 ±0.003 mm,最快 12 小時交付。 每條 SMT 生產線的成敗都取決於印刷階段。在放置任何元件之前,錫膏印刷機已經決定每個焊盤上的錫膏量、位置是否準確,以及不同拼板之間能否穩定重複。貼片精度及回流焊調校都無法挽救不良印刷,因此印刷機是生產線上最值得投資的設備之一。本指南說明如何選擇機器、哪些設定真正影響良率、鋼網如何決定印刷品質上限,以及如何透過保養維持穩......
SMT 鋼網基準點:類型、設計規則與放置方式
重點摘要 對位精度至關重要:即使鋼網精度達 ±0.003 mm,只要與 PCB 偏移 50 微米,仍會產生不良板——基準點是避免這種問題的唯一方式。 半蝕刻(盲式)基準點是專業標準:它們可提供最高光學對比,同時避免錫膏污染風險,非常適合 0.5 mm 以下 pitch 的設計。 三點三角定位對細間距至關重要:兩個基準點可修正 X、Y 與旋轉,但只有第三個基準點能進行縮放補償,以捕捉 FR4 伸縮。 304 HTA 不鏽鋼可防止翹曲:張力退火鋼可消除殘留應力,避免鋼片在基準點之間翹起,確保超過 10,000 次印刷循環後,基準點間距仍保持一致。 錫膏沉積造成了所有表面黏著技術(SMT)組裝缺陷中的 60% 至 70%。雖然工程師會花大量時間規劃走線佈局或回焊曲線,卻常常忽略一個關鍵因素:確保鋼網與 PCB 使用完全相同的光學座標系統。 僅靠精密製造無法拯救對位錯誤的生產批次。即使鋼網切割精度嚴格達到 ±0.003 mm,只要相對 PCB 偏移 50 微米,也會導致電路板不良。 在 0.4 mm pitch BGA 上,微小的 50 微米偏移就會立刻造成焊錫橋接。鋼網基準點可消除此風險。它們提供穩定且......
如何選擇錫膏鋼板(厚度、階梯式鋼板與設計指南)
在 SMT 組裝中,鋼網往往悄悄決定一條生產線是成功還是失敗。像是橋接、墓碑效應與潤濕不足等問題,常常不是來自 PCB 設計錯誤,而是鋼網選擇不當,或錫膏量控制不佳。 快速答案:如何選擇錫膏鋼網 如果你需要立即定義鋼網參數,可以依照以下快速判斷指南: 依元件間距選擇厚度:以元件密度作為主要判斷基準。 使用 0.10 mm 厚度:適合細間距元件(≤0.5 mm pitch)。 採用階梯式鋼網:若版面同時包含大型功率元件與細間距 IC,通常需要使用階梯式鋼網。 升級表面處理:若是大批量生產,可選擇電解拋光或 奈米塗層鋼網,以改善錫膏脫模效果。 使用有框鋼網:對於需要穩定張力的自動化生產線而言,有框鋼網是必要選項。 如何判斷最佳 SMT 鋼網厚度 SMT 鋼網厚度是 PCB 組裝中最關鍵的參數之一,因為它會直接決定每個焊墊上所印刷的錫膏 Z 軸體積。簡單來說,它控制了迴焊前最終會留在 PCB 上的錫量。 這也使鋼網厚度成為製程穩定性的關鍵因素。即使是微小差異,也可能明顯影響焊錫行為,尤其是在細間距設計中,錫膏過多會導致橋接,錫膏不足則會造成焊點強度不足或開路。 為支援各類設計需求,JLCPCB 提供以下......
PCB 組裝線上奈米塗層鋼網的投資報酬率
奈米塗層具有多項優勢。它們具備疏水性,能排斥水基化學品或助焊劑,某些塗層還具備疏油性,可排斥油基化學品或助焊劑。當塗層施加於鋼網底部或板面側時,可防止印刷過程中鋼網與 PCB 之間擠出的焊膏在鋼網與板分離時黏附於鋼網底部。 因此,下一次印刷將與首次印刷同樣良好,且橋接現象減少,因為鋼網底部沒有殘留焊膏會在下次印刷時轉移到 PCB 上。此外,底部清潔頻率也可降低,因為需要從鋼網上清除的焊膏大幅減少。在某些案例中,我見過客戶將清潔頻率從每印一次改為每印 20 次。本文探討何謂奈米塗層、有哪些類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠性與投資報酬率方面的比較。免費領取奈米塗層優惠券 傳統鋼網製程的問題: 焊膏必須以可接受的量黏附於鋼網頂面,但不應黏附於鋼網底面與開孔壁。黏附於孔壁會導致焊膏缺失或不足;黏附於鋼網底面則會造成焊膏暈染。 面對這種無法解決的生產障礙,導致頻繁的底部清潔——對於高階板子甚至每印一次就得清!這種摸索無法從根本解決問題,反而增加清潔材料成本,更可能拖慢整條 SMD 產線。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網頂面保持無塗層,底面與開孔壁則永久塗覆抗黏附效果的奈米層。此奈米塗層僅數奈米......
模板切割機指南:為 PCB 模板製造選擇最佳解決方案
在使用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝過程中,精度對於決定最終產品能否達到市場要求扮演關鍵角色。SMT 中最關鍵的步驟之一是焊膏印刷,這是 SMT 產線的第一道工序。在此階段,鋼網作為將焊膏分配到每個元件焊盤的媒介,而鋼網切割機則是決定整個組裝成敗的重要設備。 (表面貼裝技術(SMT)組裝中使用 PCB 鋼網進行焊膏塗佈) SMT 鋼網切割機能夠依照 PCB 設計,精準切割出尺寸、形狀與位置都正確的開孔。精確的鋼網切割可減少回流焊過程中的橋錫、焊料不足或元件偏移等缺陷。無論是專業工程師、產業從業人員還是業餘愛好者,都能透過選擇合適的鋼網切割方案受益,不論是使用家用鋼網切割機,或是依賴專業鋼網切割服務。 對於需要高精度且可直接投入生產的 PCB 鋼網,JLCPCB 的 SMT 鋼網服務提供高品質切割、多種厚度選擇,並完全相容於高密度 PCB 設計,協助從打樣到量產都能維持穩定的焊接品質。此外,JLCPCB 亦提供完整的 PCB 組裝服務,涵蓋從設計到製造的全流程。 本文將深入探討鋼網切割機的類型、特性,以及在自行購置設備與使用專業服務之間如何做出最佳選擇。 認識鋼網切割機 什麼是鋼網切割機? ......
了解 SMT 鋼網印刷機,實現精準的 PCB 焊膏印刷
鋼網印刷是 SMT(表面黏著技術)組裝中的關鍵製程,對 PCB 上焊點的品質與可靠度影響重大。實現這一步的核心設備就是 SMT 鋼網印刷機,它會在元件貼裝前,將適量焊膏精準塗佈到 PCB 的每一個焊墊上。 如果你想了解鋼網印刷機是什麼、為何在製造中如此重要,那就來對地方了。它是現代更小、更密、更複雜 PCB 組裝成功的基礎。鋼網對位與焊膏沉積的精度至關重要,稍有偏差(對位不準或缺膏)就可能造成橋接、立碑或焊點強度不足,對 QFN、BGA 等細間距與高密度板更是如此。 本指南專為電子愛好者、工程系學生與在職工程師編寫,逐步揭示 SMT 鋼網印刷機在高品質 PCB 組裝中的功能與要點。 什麼是 SMT 鋼網印刷機? SMT 鋼網印刷機的定義與工作原理 SMT 鋼網印刷機利用一張金屬鋼網(開孔與焊墊位置對應)將焊膏沉積到 PCB 上。印刷時,刮刀將焊膏沿鋼網表面刮動,膏體被擠壓穿過開孔並落在焊墊上。 此技術仰賴 PCB 與鋼網的精準對位、刮刀壓力與速度的一致性,以及印刷間隙的控制。只要這些因素穩定,印刷機就能在各焊墊上提供適當膏量,確保回流後形成可靠焊點。 SMT 鋼網 vs. SMT 鋼網印刷機 「S......