業界標準焊膏鋼網的設計準則
1 分鐘
- 什麼是業界標準的焊膏鋼網?
- 焊膏鋼網設計考量:
- 標準 SMT 鋼網的 7 大設計準則:
- 結語:
焊膏印刷是 PCB 組裝中最關鍵的製程之一,而鋼網的設計直接影響焊膏的塗佈品質。在先前的文章中,我們已詳細介紹了鋼網及其種類。JLCPCB 提供的進階鋼網選項,包括階梯式(step-up/step-down)與奈米塗層鋼網,能協助工程師達到更高的印刷精度與組裝可靠性。在電子硬體設計中,遵循正確的設計規則與擁有合適的工具同樣重要。本文將探討當今在製作實用且可量產的內容時,必須掌握的關鍵設計原則。
什麼是業界標準的焊膏鋼網?
焊膏鋼網採用業界標準鋼網製作,常見為雷射切割的不鏽鋼箔片,上面精準開孔並與 PCB 焊盤對位。這些箔片厚度通常為 100 µm 至 120 µm,一般用於 SMT 產線,可與貼片機及自動鋼網印刷機無縫整合。
其設計符合常見 SMT 需求,無需厚度階梯等特殊功能,並遵循 IPC、SMTA 與 IEC 等組織制定的標準。點此查看完整的IPC PCB 鋼網指南。
焊膏鋼網設計考量:
高效焊膏鋼網的關鍵設計要素如下:
- 鋼網厚度
- 開孔設計
- 鋼網材料與固定方式
- 鋼網對位
- 針對 PCB 設計的特化需求
標準 SMT 鋼網的 7 大設計準則:
1. 鋼網厚度選擇
圖案厚度決定了焊膏量,請優先考慮板上最小間距的元件。厚鋼網可能因表面張力現象,使焊膏黏附在開孔內壁。一般原則:最小開孔寬度至少需容納五顆焊料顆粒。在JLCPCB,鋼網厚度可依板子需求客製,標準選項 0.10 mm 至 0.20 mm,特殊選項 0.03 mm 至 0.5 mm,即使細間距元件也能精準且一致地沉積焊膏。
2. 開孔設計準則
為避免橋接與焊珠等缺陷,開孔尺寸會略小於焊盤。然而某些元件需在內緣減少焊膏量,以防止「晶片中央焊球」形成,以下是幾個範例:
3. 開孔縮減(焊盤與開孔比例)
為避免橋接與焊料過多,開孔通常略小於實際焊盤尺寸。
- 大多數元件的標準縮減量為 5–7%。
- IPC-7525 建議鋼網與焊盤面積比 >0.66,以確保可靠印刷。
公式: 面積比 =(開孔面積)/(開孔壁高 × 開孔周長)
保持該比值高於 0.66,可確保焊膏乾淨脫模。
4. 基準點(Fiducial Marks)
印刷焊膏時,圖案必須與 PCB 精準對位。透過在 PCB 與鋼網上設置基準點(對位標記)即可達成。詳情請參考我們最新關於基準點的完整文章,將其加入鋼網可確保正確對齊。
5. 鋼網框架與邊框
鋼網可分為有框(固定於鋁框)與無框(適合快速打樣或手動印刷)。
- 常見框架尺寸為 23 × 23 英吋。
- 開孔區與框架邊緣至少保留 10 mm 距離。
- 清楚標示鋼網位置、厚度與料號。
6. 鋼網材料
材料種類影響焊膏從開孔脫模的能力。通常使用不鏽鋼,若 PCB 含細間距元件,可選用鎳,成本約高出 50%。
第一代鋼網採用化學蝕刻,適合大開孔,但元件縮小後脫模變差,因而發展出雷射切割鋼網,開孔更精細且呈梯形,改善焊膏釋放。隨後又出現電拋光孔壁與電鑄成型技術,以因應更小元件需求。
7. Window Effect 設計:
某些 PCB 在元件下方有大面積銅焊盤,常見於電源電子。此時需採用 Window Effect,確保良好電氣連接並讓熱量逸散。若整面塗佈焊膏,可能導致元件浮起、外側引腳空焊。透過上方圖示的「Window Effect」設計可減少焊料量。
結語:
對大多數 PCB 組裝而言,遵循上述基本設計準則即可獲得良好印刷效果。在JLCPCB,PCB 製造商與組裝工程師務必理解鋼網的設計建議。我認為 PCB 製造商必須理解其鋼網供應商提供的設計指南。印刷是組裝流程的關鍵步驟,此階段出錯將對後續產生連鎖反應。因此,使用已納入所有必要考量的鋼網,才能獲得良好且可重複的印刷結果。在嘗試階梯鋼網、電鑄或奈米塗層等進階技術前,PCB 設計師與組裝工程師應先精通這些標準流程,建立穩固基礎。
持續學習
錫膏印刷機指南:選型、參數設定與鋼網優化
重點摘要 錫膏印刷機會將錫膏透過鋼網開口壓印到 PCB 焊盤上,決定後續每個工序所依賴的錫膏體積及對位精度。 大部分 SMT 缺陷都始於印刷階段;業界研究通常認為,超過一半的組裝缺陷源自錫膏印刷。 手動印刷機適合原型及小批量生產,半自動機適合中等批量 EMS 工作,全自動在線系統則用於連續高產量生產。 典型工業設定包括約 0.18–0.23 kg/cm 的刮刀壓力、20–100 mm/s 的印刷速度,以及 1–3 mm/s 的分離速度。 自動平台可達到約 ±5 µm 的印刷重複精度,單次循環少於 10 秒。 決定錫膏釋放能力及細間距重複性的上限是鋼網,而不是機器本身。 JLCPCB 使用 304 HTA 不鏽鋼製作雷射切割鋼網,精度可達 ±0.003 mm,最快 12 小時交付。 每條 SMT 生產線的成敗都取決於印刷階段。在放置任何元件之前,錫膏印刷機已經決定每個焊盤上的錫膏量、位置是否準確,以及不同拼板之間能否穩定重複。貼片精度及回流焊調校都無法挽救不良印刷,因此印刷機是生產線上最值得投資的設備之一。本指南說明如何選擇機器、哪些設定真正影響良率、鋼網如何決定印刷品質上限,以及如何透過保養維持穩......
SMT 鋼網基準點:類型、設計規則與放置方式
重點摘要 對位精度至關重要:即使鋼網精度達 ±0.003 mm,只要與 PCB 偏移 50 微米,仍會產生不良板——基準點是避免這種問題的唯一方式。 半蝕刻(盲式)基準點是專業標準:它們可提供最高光學對比,同時避免錫膏污染風險,非常適合 0.5 mm 以下 pitch 的設計。 三點三角定位對細間距至關重要:兩個基準點可修正 X、Y 與旋轉,但只有第三個基準點能進行縮放補償,以捕捉 FR4 伸縮。 304 HTA 不鏽鋼可防止翹曲:張力退火鋼可消除殘留應力,避免鋼片在基準點之間翹起,確保超過 10,000 次印刷循環後,基準點間距仍保持一致。 錫膏沉積造成了所有表面黏著技術(SMT)組裝缺陷中的 60% 至 70%。雖然工程師會花大量時間規劃走線佈局或回焊曲線,卻常常忽略一個關鍵因素:確保鋼網與 PCB 使用完全相同的光學座標系統。 僅靠精密製造無法拯救對位錯誤的生產批次。即使鋼網切割精度嚴格達到 ±0.003 mm,只要相對 PCB 偏移 50 微米,也會導致電路板不良。 在 0.4 mm pitch BGA 上,微小的 50 微米偏移就會立刻造成焊錫橋接。鋼網基準點可消除此風險。它們提供穩定且......
如何選擇錫膏鋼板(厚度、階梯式鋼板與設計指南)
在 SMT 組裝中,鋼網往往悄悄決定一條生產線是成功還是失敗。像是橋接、墓碑效應與潤濕不足等問題,常常不是來自 PCB 設計錯誤,而是鋼網選擇不當,或錫膏量控制不佳。 快速答案:如何選擇錫膏鋼網 如果你需要立即定義鋼網參數,可以依照以下快速判斷指南: 依元件間距選擇厚度:以元件密度作為主要判斷基準。 使用 0.10 mm 厚度:適合細間距元件(≤0.5 mm pitch)。 採用階梯式鋼網:若版面同時包含大型功率元件與細間距 IC,通常需要使用階梯式鋼網。 升級表面處理:若是大批量生產,可選擇電解拋光或 奈米塗層鋼網,以改善錫膏脫模效果。 使用有框鋼網:對於需要穩定張力的自動化生產線而言,有框鋼網是必要選項。 如何判斷最佳 SMT 鋼網厚度 SMT 鋼網厚度是 PCB 組裝中最關鍵的參數之一,因為它會直接決定每個焊墊上所印刷的錫膏 Z 軸體積。簡單來說,它控制了迴焊前最終會留在 PCB 上的錫量。 這也使鋼網厚度成為製程穩定性的關鍵因素。即使是微小差異,也可能明顯影響焊錫行為,尤其是在細間距設計中,錫膏過多會導致橋接,錫膏不足則會造成焊點強度不足或開路。 為支援各類設計需求,JLCPCB 提供以下......
PCB 組裝線上奈米塗層鋼網的投資報酬率
奈米塗層具有多項優勢。它們具備疏水性,能排斥水基化學品或助焊劑,某些塗層還具備疏油性,可排斥油基化學品或助焊劑。當塗層施加於鋼網底部或板面側時,可防止印刷過程中鋼網與 PCB 之間擠出的焊膏在鋼網與板分離時黏附於鋼網底部。 因此,下一次印刷將與首次印刷同樣良好,且橋接現象減少,因為鋼網底部沒有殘留焊膏會在下次印刷時轉移到 PCB 上。此外,底部清潔頻率也可降低,因為需要從鋼網上清除的焊膏大幅減少。在某些案例中,我見過客戶將清潔頻率從每印一次改為每印 20 次。本文探討何謂奈米塗層、有哪些類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠性與投資報酬率方面的比較。免費領取奈米塗層優惠券 傳統鋼網製程的問題: 焊膏必須以可接受的量黏附於鋼網頂面,但不應黏附於鋼網底面與開孔壁。黏附於孔壁會導致焊膏缺失或不足;黏附於鋼網底面則會造成焊膏暈染。 面對這種無法解決的生產障礙,導致頻繁的底部清潔——對於高階板子甚至每印一次就得清!這種摸索無法從根本解決問題,反而增加清潔材料成本,更可能拖慢整條 SMD 產線。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網頂面保持無塗層,底面與開孔壁則永久塗覆抗黏附效果的奈米層。此奈米塗層僅數奈米......
模板切割機指南:為 PCB 模板製造選擇最佳解決方案
在使用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝過程中,精度對於決定最終產品能否達到市場要求扮演關鍵角色。SMT 中最關鍵的步驟之一是焊膏印刷,這是 SMT 產線的第一道工序。在此階段,鋼網作為將焊膏分配到每個元件焊盤的媒介,而鋼網切割機則是決定整個組裝成敗的重要設備。 (表面貼裝技術(SMT)組裝中使用 PCB 鋼網進行焊膏塗佈) SMT 鋼網切割機能夠依照 PCB 設計,精準切割出尺寸、形狀與位置都正確的開孔。精確的鋼網切割可減少回流焊過程中的橋錫、焊料不足或元件偏移等缺陷。無論是專業工程師、產業從業人員還是業餘愛好者,都能透過選擇合適的鋼網切割方案受益,不論是使用家用鋼網切割機,或是依賴專業鋼網切割服務。 對於需要高精度且可直接投入生產的 PCB 鋼網,JLCPCB 的 SMT 鋼網服務提供高品質切割、多種厚度選擇,並完全相容於高密度 PCB 設計,協助從打樣到量產都能維持穩定的焊接品質。此外,JLCPCB 亦提供完整的 PCB 組裝服務,涵蓋從設計到製造的全流程。 本文將深入探討鋼網切割機的類型、特性,以及在自行購置設備與使用專業服務之間如何做出最佳選擇。 認識鋼網切割機 什麼是鋼網切割機? ......
了解 SMT 鋼網印刷機,實現精準的 PCB 焊膏印刷
鋼網印刷是 SMT(表面黏著技術)組裝中的關鍵製程,對 PCB 上焊點的品質與可靠度影響重大。實現這一步的核心設備就是 SMT 鋼網印刷機,它會在元件貼裝前,將適量焊膏精準塗佈到 PCB 的每一個焊墊上。 如果你想了解鋼網印刷機是什麼、為何在製造中如此重要,那就來對地方了。它是現代更小、更密、更複雜 PCB 組裝成功的基礎。鋼網對位與焊膏沉積的精度至關重要,稍有偏差(對位不準或缺膏)就可能造成橋接、立碑或焊點強度不足,對 QFN、BGA 等細間距與高密度板更是如此。 本指南專為電子愛好者、工程系學生與在職工程師編寫,逐步揭示 SMT 鋼網印刷機在高品質 PCB 組裝中的功能與要點。 什麼是 SMT 鋼網印刷機? SMT 鋼網印刷機的定義與工作原理 SMT 鋼網印刷機利用一張金屬鋼網(開孔與焊墊位置對應)將焊膏沉積到 PCB 上。印刷時,刮刀將焊膏沿鋼網表面刮動,膏體被擠壓穿過開孔並落在焊墊上。 此技術仰賴 PCB 與鋼網的精準對位、刮刀壓力與速度的一致性,以及印刷間隙的控制。只要這些因素穩定,印刷機就能在各焊墊上提供適當膏量,確保回流後形成可靠焊點。 SMT 鋼網 vs. SMT 鋼網印刷機 「S......