PCB 組裝專用客製化鋼網:如何切割、使用與選擇合適的 PCB 鋼網
1 分鐘
- 什麼是 PCB 組裝中的客製化切割鋼網
- 如何切割 PCB 鋼網
- 如何選擇客製化切割鋼網廠商
- 客製化切割鋼網的最佳實務
客製化鋼網與焊膏印刷是表面貼裝技術(SMT) PCB 組裝中最關鍵的兩道製程,直接影響焊點品質、電氣性能與產品長期可靠度。SMT 鋼網用於將精確量的焊膏沉積在 PCB 焊墊上,或以柱狀形式沉積並壓合黏著膏於連接器、插座等元件。
隨著 PCB 設計趨向更高密度、更細腳距與更小封裝,對鋼網精度的要求也同步提升。大多數通用開孔鋼網難以達到現今佈局所需的嚴格公差,因此業界普遍依賴客製化切割鋼網,以實現均勻且無缺陷的焊膏印刷。
專業服務如JLCPCB 鋼網 透過客製化切割精密加工,完全貼合 PCB 設計,協助工程師、學生與製造商提升組裝品質、實現生產意圖、減少重工,並直接用於量產。
什麼是 PCB 組裝中的客製化切割鋼網
客製化切割鋼網是依據 PCB 設計量身打造的 PCB 貼裝鋼網,可精準對位每一個焊墊的開孔。這類鋼網以精密雷射切割機製作,達到精確的深度控制與光滑、清晰的開孔壁面。
相較於通用鋼網,客製化切割鋼網針對焊墊幾何、元件類型、焊膏特性與生產量進行最佳化。在今日容錯更小、公差更嚴的 PCBA 製程中,這種客製化更顯關鍵。

為何需要客製化切割
現今 PCB 滿載細腳距 IC、BGA、QFN、CSP,以及 0201 甚至 01005 這類微小被動元件。這些特性必須精準控制焊料體積與脫模行為。
客製化切割讓工程師能夠:
● 調整開孔尺寸以獲得最佳焊料量。
● 減少小腳距元件的焊橋。
● 改善微焊墊的脫模效果。
● 支援高密度多層 PCB 設計。
專業方案如JLCPCB 鋼網服務,可依原型與量產需求提供多種高品質材料的客製切割鋼網,確保焊膏印刷一致性。
在 PCBA 中使用客製化切割鋼網的優點
在 PCBA 中使用客製化切割鋼網的優點包括:
● 精準的焊膏沉積
● 焊點一致性提升
● 降低重工與組裝缺陷
● 在細腳距與高密度 PCB 上表現優異
● 利於量產的重複性
這些優勢使客製化切割鋼網成為可靠且可重複 PCB 組裝的基石。
如何切割 PCB 鋼網
切割 PCB 鋼網需要設備與受控流程,也需選對材料。切割方式會影響鋼網壽命、焊膏脫模與印刷品質。
使用鋼網切割機
絕大多數專業鋼網皆由鋼網切割機製作,通常採用同級雷射系統。這類設備具備高精度、乾淨的開孔邊緣與優異的重複性。
常見的鋼網切割技術包括:
● 光纖雷射鋼網切割機
● CO₂ 雷射切割系統
● 精密機械切割(應用有限)
雷射鋼網切割機因能產生光滑的開孔側壁與銳利邊緣,廣泛用於電子製造。雷射對細腳距 PCB 及 QFN 或 BGA 元件至關重要,可精確控制焊料體積。
切割鋼網時的主要考量:
● 精度:細腳距與微型零件的必要條件
● 鋼網厚度:通常 0.1–0.15 mm,視應用而定
● 重複性:維持量產一致性的關鍵
高精度雷射切割機提供光滑開孔壁面,可大幅提升焊膏轉移效率。
DIY 與專業切割比較

若僅用於簡易板或教學(非工業量產),小型 DIY 鋼網切割法如手動切割或廉價割字機可能足夠,但無法滿足現今 PCB 設計所需的精細精度。
DIY 鋼網切割適用於:
● 低密度佈局
● 基礎原型製作
● 興趣或學習專案
建議採用專業鋼網切割於:
● 細腳距與高密度 PCB
● BGA 與 QFN 元件
● 量產級 PCBA
專業製造商採用校準過的鋼網切割機,因 DIY 方法無法維持精度與一致性。
如何選擇客製化切割鋼網廠商
要實現可靠的 PCB 組裝,選對客製化切割鋼網廠商至關重要。
關鍵考量
挑選鋼網供應商時,請考量以下要點:
● 材料品質:不鏽鋼的可靠性與一致性
● 精度能力:相容細腳距與高密度設計
● 交期:原型與量產皆快速
● 成本:價格具競爭力,品質可接受
● 售後支援:技術指導與模板手感調整
搜尋「custom stencil near me」時,應選擇擁有現代鋼網切割機、製造經驗與客戶服務的供應商。多數工程師選用 JLCPCB,因其整合 PCB 製造、組裝與鋼網服務於一體,平台易用且對工程師與新創可靠。
客製化切割鋼網的最佳實務
優質鋼網需正確控制與細心管理,才能發揮最佳效果。
正確安裝於 PCB
● 利用基準點對位鋼網
● 確保鋼網與 PCB 間壓力均勻
● 使用穩固的框架或固定系統
焊膏印刷技巧
● 依焊膏特性選擇鋼網厚度
● 保持刮刀速度與壓力一致
● 定期檢查焊膏沉積量
清潔與保養
● 每次使用後立即清除殘留焊膏,避免堆積
● 使用指定溶劑,避免開孔受損
● 鋼網務必平放,防止翹曲
以上做法可延長鋼網壽命,並確保焊膏印刷品質一致。

客製化切割鋼網是實現一致焊膏印刷、對稱焊點與可靠 PCB 組裝線效能的關鍵。隨著電路板設計腳距更密、元件更多、整體更複雜,標準鋼網已難以勝任。客製化切割鋼網提供高端原型與量產所需的精度、一致性與製程控制。
要獲得最佳成果,最重要的是與擁有現代鋼網切割機、熟悉設計、材料與方法優化的專業鋼網廠合作。知名廠商如 JLCPCB 鋼網服務 提供高精度 SMT 鋼網且交貨快速,是工程師、新創或生產者的理想選擇。高品質鋼網搭配正確操作與印刷技巧,客製化切割鋼網才能真正成為利器。

持續學習
錫膏印刷機指南:選型、參數設定與鋼網優化
重點摘要 錫膏印刷機會將錫膏透過鋼網開口壓印到 PCB 焊盤上,決定後續每個工序所依賴的錫膏體積及對位精度。 大部分 SMT 缺陷都始於印刷階段;業界研究通常認為,超過一半的組裝缺陷源自錫膏印刷。 手動印刷機適合原型及小批量生產,半自動機適合中等批量 EMS 工作,全自動在線系統則用於連續高產量生產。 典型工業設定包括約 0.18–0.23 kg/cm 的刮刀壓力、20–100 mm/s 的印刷速度,以及 1–3 mm/s 的分離速度。 自動平台可達到約 ±5 µm 的印刷重複精度,單次循環少於 10 秒。 決定錫膏釋放能力及細間距重複性的上限是鋼網,而不是機器本身。 JLCPCB 使用 304 HTA 不鏽鋼製作雷射切割鋼網,精度可達 ±0.003 mm,最快 12 小時交付。 每條 SMT 生產線的成敗都取決於印刷階段。在放置任何元件之前,錫膏印刷機已經決定每個焊盤上的錫膏量、位置是否準確,以及不同拼板之間能否穩定重複。貼片精度及回流焊調校都無法挽救不良印刷,因此印刷機是生產線上最值得投資的設備之一。本指南說明如何選擇機器、哪些設定真正影響良率、鋼網如何決定印刷品質上限,以及如何透過保養維持穩......
SMT 鋼網基準點:類型、設計規則與放置方式
重點摘要 對位精度至關重要:即使鋼網精度達 ±0.003 mm,只要與 PCB 偏移 50 微米,仍會產生不良板——基準點是避免這種問題的唯一方式。 半蝕刻(盲式)基準點是專業標準:它們可提供最高光學對比,同時避免錫膏污染風險,非常適合 0.5 mm 以下 pitch 的設計。 三點三角定位對細間距至關重要:兩個基準點可修正 X、Y 與旋轉,但只有第三個基準點能進行縮放補償,以捕捉 FR4 伸縮。 304 HTA 不鏽鋼可防止翹曲:張力退火鋼可消除殘留應力,避免鋼片在基準點之間翹起,確保超過 10,000 次印刷循環後,基準點間距仍保持一致。 錫膏沉積造成了所有表面黏著技術(SMT)組裝缺陷中的 60% 至 70%。雖然工程師會花大量時間規劃走線佈局或回焊曲線,卻常常忽略一個關鍵因素:確保鋼網與 PCB 使用完全相同的光學座標系統。 僅靠精密製造無法拯救對位錯誤的生產批次。即使鋼網切割精度嚴格達到 ±0.003 mm,只要相對 PCB 偏移 50 微米,也會導致電路板不良。 在 0.4 mm pitch BGA 上,微小的 50 微米偏移就會立刻造成焊錫橋接。鋼網基準點可消除此風險。它們提供穩定且......
如何選擇錫膏鋼板(厚度、階梯式鋼板與設計指南)
在 SMT 組裝中,鋼網往往悄悄決定一條生產線是成功還是失敗。像是橋接、墓碑效應與潤濕不足等問題,常常不是來自 PCB 設計錯誤,而是鋼網選擇不當,或錫膏量控制不佳。 快速答案:如何選擇錫膏鋼網 如果你需要立即定義鋼網參數,可以依照以下快速判斷指南: 依元件間距選擇厚度:以元件密度作為主要判斷基準。 使用 0.10 mm 厚度:適合細間距元件(≤0.5 mm pitch)。 採用階梯式鋼網:若版面同時包含大型功率元件與細間距 IC,通常需要使用階梯式鋼網。 升級表面處理:若是大批量生產,可選擇電解拋光或 奈米塗層鋼網,以改善錫膏脫模效果。 使用有框鋼網:對於需要穩定張力的自動化生產線而言,有框鋼網是必要選項。 如何判斷最佳 SMT 鋼網厚度 SMT 鋼網厚度是 PCB 組裝中最關鍵的參數之一,因為它會直接決定每個焊墊上所印刷的錫膏 Z 軸體積。簡單來說,它控制了迴焊前最終會留在 PCB 上的錫量。 這也使鋼網厚度成為製程穩定性的關鍵因素。即使是微小差異,也可能明顯影響焊錫行為,尤其是在細間距設計中,錫膏過多會導致橋接,錫膏不足則會造成焊點強度不足或開路。 為支援各類設計需求,JLCPCB 提供以下......
PCB 組裝線上奈米塗層鋼網的投資報酬率
奈米塗層具有多項優勢。它們具備疏水性,能排斥水基化學品或助焊劑,某些塗層還具備疏油性,可排斥油基化學品或助焊劑。當塗層施加於鋼網底部或板面側時,可防止印刷過程中鋼網與 PCB 之間擠出的焊膏在鋼網與板分離時黏附於鋼網底部。 因此,下一次印刷將與首次印刷同樣良好,且橋接現象減少,因為鋼網底部沒有殘留焊膏會在下次印刷時轉移到 PCB 上。此外,底部清潔頻率也可降低,因為需要從鋼網上清除的焊膏大幅減少。在某些案例中,我見過客戶將清潔頻率從每印一次改為每印 20 次。本文探討何謂奈米塗層、有哪些類型,以及與標準 SMT 鋼網在印刷品質、可靠性與投資報酬率方面的比較。免費領取奈米塗層優惠券 傳統鋼網製程的問題: 焊膏必須以可接受的量黏附於鋼網頂面,但不應黏附於鋼網底面與開孔壁。黏附於孔壁會導致焊膏缺失或不足;黏附於鋼網底面則會造成焊膏暈染。 面對這種無法解決的生產障礙,導致頻繁的底部清潔——對於高階板子甚至每印一次就得清!這種摸索無法從根本解決問題,反而增加清潔材料成本,更可能拖慢整條 SMD 產線。 奈米塗層鋼網的智慧解方: 鋼網頂面保持無塗層,底面與開孔壁則永久塗覆抗黏附效果的奈米層。此奈米塗層僅數奈米......
模板切割機指南:為 PCB 模板製造選擇最佳解決方案
在使用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝過程中,精度對於決定最終產品能否達到市場要求扮演關鍵角色。SMT 中最關鍵的步驟之一是焊膏印刷,這是 SMT 產線的第一道工序。在此階段,鋼網作為將焊膏分配到每個元件焊盤的媒介,而鋼網切割機則是決定整個組裝成敗的重要設備。 (表面貼裝技術(SMT)組裝中使用 PCB 鋼網進行焊膏塗佈) SMT 鋼網切割機能夠依照 PCB 設計,精準切割出尺寸、形狀與位置都正確的開孔。精確的鋼網切割可減少回流焊過程中的橋錫、焊料不足或元件偏移等缺陷。無論是專業工程師、產業從業人員還是業餘愛好者,都能透過選擇合適的鋼網切割方案受益,不論是使用家用鋼網切割機,或是依賴專業鋼網切割服務。 對於需要高精度且可直接投入生產的 PCB 鋼網,JLCPCB 的 SMT 鋼網服務提供高品質切割、多種厚度選擇,並完全相容於高密度 PCB 設計,協助從打樣到量產都能維持穩定的焊接品質。此外,JLCPCB 亦提供完整的 PCB 組裝服務,涵蓋從設計到製造的全流程。 本文將深入探討鋼網切割機的類型、特性,以及在自行購置設備與使用專業服務之間如何做出最佳選擇。 認識鋼網切割機 什麼是鋼網切割機? ......
了解 SMT 鋼網印刷機,實現精準的 PCB 焊膏印刷
鋼網印刷是 SMT(表面黏著技術)組裝中的關鍵製程,對 PCB 上焊點的品質與可靠度影響重大。實現這一步的核心設備就是 SMT 鋼網印刷機,它會在元件貼裝前,將適量焊膏精準塗佈到 PCB 的每一個焊墊上。 如果你想了解鋼網印刷機是什麼、為何在製造中如此重要,那就來對地方了。它是現代更小、更密、更複雜 PCB 組裝成功的基礎。鋼網對位與焊膏沉積的精度至關重要,稍有偏差(對位不準或缺膏)就可能造成橋接、立碑或焊點強度不足,對 QFN、BGA 等細間距與高密度板更是如此。 本指南專為電子愛好者、工程系學生與在職工程師編寫,逐步揭示 SMT 鋼網印刷機在高品質 PCB 組裝中的功能與要點。 什麼是 SMT 鋼網印刷機? SMT 鋼網印刷機的定義與工作原理 SMT 鋼網印刷機利用一張金屬鋼網(開孔與焊墊位置對應)將焊膏沉積到 PCB 上。印刷時,刮刀將焊膏沿鋼網表面刮動,膏體被擠壓穿過開孔並落在焊墊上。 此技術仰賴 PCB 與鋼網的精準對位、刮刀壓力與速度的一致性,以及印刷間隙的控制。只要這些因素穩定,印刷機就能在各焊墊上提供適當膏量,確保回流後形成可靠焊點。 SMT 鋼網 vs. SMT 鋼網印刷機 「S......