SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
1 分鐘
- 什麼是 SMT 鋼網清潔?
- 鋼網開口堵塞造成的常見問題
- SMT 鋼網清潔的物理原理:轉移效率
- 如何清潔錫膏鋼網:手動 vs 自動化
- 鋼網清潔頻率:多久清潔一次才夠?
- 建立可靠鋼網清潔流程的最佳實務
- 為什麼 JLCPCB 鋼網具備更好的清潔耐久性
- SMT 鋼網清潔常見問題(FAQs)
- 結論:讓 SMT 鋼網清潔成為印刷品質的基礎
SMT 鋼網清潔重點整理
-
SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。
-
產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。
-
兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。
-
IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。
-
細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。
-
清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。
-
鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。

SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼網開口的幾何形狀,並導致錫膏轉移誤差。
鋼網維護可在生產週期中維持雷射開口精度,其精度可達 ±0.003mm。乾淨的 錫膏鋼網 表面可確保錫膏均勻轉移,並減少印刷不良。髒污的開口會導致錫膏釋放不均,進而造成缺陷並提高返工率。良好的清潔有助於提升 SMT 印刷輸出的一致性與良率。
什麼是 SMT 鋼網清潔?
SMT 鋼網清潔是指去除開口孔壁與鋼網表面的錫膏殘留物。鋼網清潔流程主要分為兩個階段:鋼網底面清潔與離線清潔。鋼網底面清潔發生在生產週期中;離線清潔則在生產完成後進行。
鋼網底面清潔可在印刷週期之間維持開口暢通。離線清潔則可在長時間使用後恢復完整的鋼網幾何形狀。SMT 清潔系統中的化學藥劑會溶解助焊劑化合物,同時不會損害鋼網張力。錫膏鋼網材料在受控溶劑暴露下仍能保持結構穩定。
溶劑選擇會影響殘留物分解效率。IPA 與專用助焊劑去除劑能溶解錫膏黏結成分,同時避免開口邊緣變形。機械擦拭搭配溶劑作用,可恢復鋼網表面狀態。受控壓力可防止鋼網變形與開口擴大。
在實際 SMT 產線中,當操作人員發現多次印刷後錫膏開始「拖糊」,而不是乾淨釋放時,這個問題就會變得很明顯。細間距板件通常最先出現這類問題,尤其是在 QFN 與 BGA 區域周圍。
鋼網開口堵塞造成的常見問題

鋼網開口堵塞造成的缺陷可在整個 SMT 組裝流程中被量測到。由於殘留物累積,錫膏通過鋼網開口時的流動會受到限制。轉移效率下降會改變沉積尺寸,並影響焊墊覆蓋的一致性。若忽略 SMT 鋼網清潔,堵塞的鋼網開口會造成以下缺陷。
- 焊錫橋接:鋼網底面的殘留物會擴散到相鄰焊墊上。印刷時,過量焊錫會連接相鄰焊墊。迴焊時,這些沉積物會在訊號線上形成電氣短路。
- 錫膏沉積量不足:局部開口堵塞會限制錫膏體積轉移。乾燥錫膏會阻礙材料通過鋼網開口。沉積量降低會削弱焊點,並降低機械可靠性。
- 錫珠形成:由於鋼網開口堵塞或清潔不良,殘留錫膏可能轉移到 PCB 的非預期區域。迴焊時,這些錯位沉積物會熔化,並在表面張力作用下分離,最後在焊墊與走線周圍凝固成錫珠。
- 錫膏幾何形狀不一致:堵塞的鋼網開口會使焊墊陣列上的錫膏形狀變形。不均勻沉積會改變焊點高度與接觸面積。焊墊之間的差異會增加元件貼裝時的對位缺陷。
在生產中,這些問題通常會在檢查階段最先被發現:即使印刷參數沒有改變,同一批相同板件之間的錫膏體積也會開始出現差異。
只要遵循一致的 SMT 鋼網清潔流程,這些缺陷就能從源頭被消除。乾淨的開口可帶來穩定的錫膏轉移與一致的沉積幾何形狀。透過受控的殘留物去除,每一個 PCB 生產週期中的印刷一致性都會提升。
SMT 鋼網清潔的物理原理:轉移效率
錫膏轉移效率是衡量 SMT 印刷性能的重要指標。SMT 鋼網清潔流程會直接影響轉移效率的穩定性。轉移效率定義如下:
TE = Vdeposited / Vaperture
乾淨鋼網表面的 TE 值通常落在 80% 至 100% 之間。有缺陷的開口會造成體積轉移損失,並改變焊錫幾何形狀。當殘留物在開口孔壁上累積時,TE 會先以不穩定的方式下降,接著可預期地降至 70% 以下,此時缺陷率會明顯上升。
這通常會在中段製程檢查時被觀察到:當鋼網壓力與印刷速度設定沒有變動時,同一個開口在多次印刷後卻開始印出更多或更少的錫膏。
穩定的鋼網清潔流程可確保錫膏均勻釋放與一致的機械作用。由於摩擦降低,鋼網與 PCB 表面之間的分離效果更好。釋放均勻時,每個沉積點在焊墊陣列上的幾何形狀都能保持一致,進而降低迴焊時焊點差異。
如何清潔錫膏鋼網:手動 vs 自動化

受控地去除鋼網表面的錫膏,是維持錫膏沉積一致性的關鍵。SMT 鋼網清潔流程會控制開口內部與鋼網底面的污染狀態。手動與自動化方法的選擇,取決於生產量、間距要求,以及製程一致性目標。
1手動清潔方式
手動清潔通常用於小量生產或原型應用。IPA 可清除助焊劑殘留,並去除鋼網表面的錫膏黏結成分。無塵擦拭布能去除殘留物,同時不會在開口孔壁內留下纖維沉積。
實務上,當鋼網被擦拭得過度用力時,操作人員可能會發現細間距 IC 出現可追溯性問題,原因是擦拭造成了細小開口邊緣的擾動。手動清潔效果取決於操作人員的一致性,以及溶劑分布的控制。若開口陣列出現擦拭痕,後續週期中整片板子的錫膏沉積均勻性就會受到影響。
2自動化清潔系統
自動化 SMT 清潔系統適合用於需要受控重複性的高產量生產。超音波系統產生的空化能量,可用於溶解微細幾何開口中的各類殘留物。噴淋系統則能將溶劑均勻施加到大面積鋼網表面。自動化 SMT 清潔系統可降低對操作人員的依賴,並提升製程重複性。
在細小開口結構中,超音波清潔可去除深層污染。高產量 SMT 產線通常會在預定印刷次數後執行自動化清潔,特別是當操作人員在 AOI 中發現錫膏體積開始漂移時。
鋼網清潔頻率:多久清潔一次才夠?

鋼網清潔頻率取決於使用的焊料類型、板件密度,以及開口幾何形狀。在一般生產中,標準 SMT 鋼網清潔通常每印刷 5–10 次進行一次。窄間距佈局、較低的開口公差,以及對錫膏更高的敏感度,都會提高細間距佈局所需的清潔頻率。高密度 PCB 佈局在多次印刷週期後會累積更多殘留物。
一般鋼網在轉移效率下降前,可以容忍中等程度的殘留累積。對 0.4 mm 細間距設計來說,由於較小開口非常容易堵塞,且會立即造成關鍵的「錫量不足」缺陷,因此需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將不需清潔的印刷週期數提高到 20 次以上。
所有類型的鋼網在乾燥後都會更難清潔。硬化錫膏會附著在開口孔壁上,並降低溶劑滲透效率。清潔拖得越久,之後所需的溶劑就越多,也需要更大的機械力才能去除殘留物。
實際上,如果印刷次數尚未達到清潔門檻,但生產過程中出現停頓,例如午休或設備停機,恢復生產前仍有必要立即清潔。因為部分乾燥的錫膏會形成堵塞。
建立可靠鋼網清潔流程的最佳實務
若要維持週期性穩定的 SMT 輸出,生產週期中必須嚴格執行清潔流程。殘留物變化會導致板與板之間的錫膏轉移一致性改變。受控的化學暴露與機械處理,是決定開口幾何形狀能否保持的關鍵因素。若製程控制不佳,就無法確保重複性,缺陷率也會上升。
溶劑相容性、擦拭布品質,以及乾燥確認,都是製程控制的一部分。由於助焊劑殘留與溶劑之間的化學作用,不同鋼網表面的去除效率可能不同。若使用不相容溶劑,使黏著介面劣化,反覆清潔週期就可能造成細小開口幾何形狀變形。
核心製程控制
- 確認溶劑與鋼網膠材系統相容,避免結構劣化。
- 選擇不會在開口孔壁留下纖維沉積的無塵清潔產品。
- 在下一個印刷週期開始前,確認所有部位都已徹底乾燥,以確保錫膏性能。
透過每一項控制步驟,讓 PCB 在反覆生產中都能維持一致的錫膏轉移效果。
乾燥與殘留控制
殘留溶劑會在沉積週期中改變錫膏流變特性。乾燥不完全會降低錫膏內聚力,並改變焊墊層級的鋼網釋放動態。受控乾燥可維持各開口的沉積體積一致,並降低細間距佈局中的變異。
為什麼 JLCPCB 鋼網具備更好的清潔耐久性
耐超音波清潔膠框
JLCPCB 鋼網系統可在反覆 SMT 鋼網清潔週期下維持結構穩定。耐超音波清潔膠材可避免在高強度清潔時發生框架分離。其黏著結構能在多次清潔操作中維持機械完整性。
奈米塗層開口孔壁
奈米塗層 可降低錫膏在開口孔壁上的附著。助焊劑抗附著能力可降低清潔頻率,並改善釋放一致性。較低的表面能可提升 SMT 鋼網清潔效率,使清潔間隔可延長至 20 次以上的印刷週期。
電解拋光開口幾何形狀
電解拋光開口孔壁可減少殘留物滯留。光滑的幾何結構可降低錫膏卡在微小開口內的機率。一致的孔壁表面處理可提升反覆週期中的轉移效率,並延長鋼網使用壽命。
JLCPCB 鋼網 提供低成本生產方案與快速交期。12 小時製作週期可支援快速原型迭代。全球出貨可滿足多個地區的生產需求。
SMT 鋼網清潔常見問題(FAQs)
如果我沒有在印刷週期之間清潔鋼網,會發生什麼事?
錫膏殘留物會逐漸在開口孔壁上硬化,並在後續週期中阻礙錫膏流動。到了第三或第四次未清潔印刷時,通常就會看到內側焊墊錫量不足,尤其是在細間距 BGA 上更明顯。到第十個週期時,缺陷率通常會增加 15–20%;此時乾燥助焊劑已與鋼材形成機械性附著,後續恢復會更困難。
印刷前如果鋼網上還有溶劑殘留,會造成什麼後果?
開口上的殘留溶劑薄膜會阻礙錫膏轉移,導致初始板件的錫膏量大幅降低或沉積不均。前 3 到 5 片板可能會出現焊點不可靠,甚至完全缺錫的情況。清潔後應讓鋼網自然風乾 5 到 10 分鐘,或小心使用壓縮空氣加速揮發,再恢復生產。
為什麼用 IPA 清潔後的鋼網,在後續印刷中仍然會造成橋接?
IPA 可以去除新鮮錫膏,但無法完全溶解縫隙中嚴重氧化的錫膏或硬化松香助焊劑。殘留在開口孔壁中的物質會像顆粒一樣被新鮮錫膏帶出,造成橋接或厚度不均。建議改用專用 SMT 清潔劑,或搭配超音波輔助,有效去除頑固殘留物。
我怎麼判斷鋼網需要清潔,還是需要更換?
如果出現橋接或錫量不足,且徹底清潔後情況改善,代表需要清潔。若觀察到明顯點蝕、框架脫膠、永久變形,或即使清潔後錫膏仍無法順利釋放,就應該更換。多數鋼網可使用 500–1000 次以上的生產週期;原型製作通常很少需要清潔,而高產量生產則需要每週維護。
有沒有方法能在不犧牲印刷品質的情況下降低清潔頻率?
錫膏配方會顯著影響氧化速度;高階配方可維持 6 到 8 小時的可用性,而一般錫膏通常只有 2 到 3 小時。將濕度控制在 45–55% RH,相較於 60% 以上環境,可將清潔間隔延長 20–30%。在印刷之間將錫膏密封並冷藏保存,也能大幅減少氧化物累積。
結論:讓 SMT 鋼網清潔成為印刷品質的基礎
SMT 鋼網清潔是整條 SMT 產線中槓桿效益最高的製程控制之一。清潔頻率、溶劑選擇,以及清潔方式(手動或自動化)都會直接影響錫膏轉移效率;而在超過 60% 的 SMT 缺陷都源自印刷階段的情況下,正確執行清潔幾乎不是可選項。一套穩定的清潔流程,搭配合適溶劑與無塵擦拭布,可讓長時間生產中的轉移效率保持穩定,並防止四種常見缺陷——橋接、錫量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致——出現在 AOI 檢查中。
不過,持續穩定的印刷品質,來自嚴謹清潔間隔與能承受清潔循環的鋼網硬體兩者結合。具備奈米塗層開口、電解拋光孔壁與耐超音波清潔膠材的鋼網,例如 JLCPCB 提供的 MOQ 1、$3 起、12 小時製作鋼網,能在一般鋼網容易劣化的清潔週期中保持穩定。將正確鋼網搭配正確清潔流程,印刷步驟就不再是缺陷的源頭。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......