何時選擇電鑄模板
1 分鐘
- 什麼是 SMT 鋼網?
- 電鑄 SMT 鋼網:
- 電鑄成形如何運作?
- 電鑄鋼網的最佳使用情境:
- 選擇前的考量:
- 相較其他鋼網類型的優勢:
- 結論:
高品質的 PCB 鋼網對於精準的焊膏塗抹至關重要。不論是小量生產還是原型製作,透過 JLCPCB 訂購 PCB 鋼網都非常簡單。電鑄成形是一種將金屬原子逐層沉積,以製造金屬、鋼網或零件的方法。這種方法能將芯軸或母版表面複製成極為精確的副本。
電鑄成形的另一個顯著特點是其可重複性。電鑄鋼網可在 2 至 7 mil 之間以 0.01 mil 的增量製作任意厚度。選擇合適的鋼網技術至關重要,因為它能確保焊膏被精確塗抹。透過電鑄成形製作的電鑄鋼網具有獨特優勢,使其在特定應用中不可或缺。
什麼是 SMT 鋼網?
根據製程不同,鋼網分為三種:化學蝕刻、雷射切割與電鑄成形。相較於其他兩種,雷射鋼網精度更高,通常由薄不鏽鋼片製成。標準雷射切割的輸出通常更精細,從而提高精度。與化學蝕刻法相比,它也能提供更一致的結果。JLCPCB 提供高精度不鏽鋼雷射切割鋼網,可選階梯設計、電解拋光與奈米塗層,以提升焊膏脫模與印刷精度。由於製程不受化學環境影響,因此無需防潮層。
下單時,您可以選擇無框或有框鋼網。自動與半自動鋼網印刷機使用有框鋼網,其尺寸符合多種標準。手工焊接通常使用無框鋼網,您可依需求自訂鋼網尺寸。我們最近撰寫了一篇詳細介紹所有類型的文章,您可在此閱讀。
電鑄 SMT 鋼網:
這是一種加成製程,利用鎳電鑄成形來製作鋼網箔片,又稱 E-FAB。此製程的採購成本較高。透過網布將箔片固定於鋼網框架上的鎳基鋼網,稱為電鑄SMT 鋼網或電鑄箔片。電鑄鋼網提供最佳的焊膏脫模性能之一。
因此,它用於具有細間距(15 mil 至 18 mil 間距)的印刷電路板,也涵蓋覆晶、晶圓凸塊與微型 BGA(8 mil 至 10 mil 間距)。此外,這些 SMT 鋼網具有光滑的梯形側壁,可提升焊膏塗抹效果。然而,任何製造過程中加工時間的延長都被視為缺點。儘管精度更高且可製作所有厚度,但其初期成本高昂且製程耗時。
電鑄成形如何運作?
1) 使用主光繪圖像在芯軸上成像光阻。
2) 去除未曝光的光阻後,留下柱狀結構。
3) 將芯軸浸入鎳溶液後,鎳原子會沿著電流沉積,因此稱為電鑄成形。
4) 從芯軸上取下並清除殘留光阻後,即可得到鎳鋼網。
電鑄鋼網的最佳使用情境:
設計工程師應在以下情況考慮使用電鑄鋼網:
- 細間距元件:電鑄鋼網的光滑孔壁可改善焊膏脫模,降低橋接風險,並在處理間距僅 10 mil 或更小的元件時確保可靠連接。
- 微型球柵陣列(µBGA)與覆晶應用:覆晶與微型 BGA 需要極高精度的焊膏沉積。電鑄鋼網可提供精確且一致的焊膏量,滿足此需求。
- 晶圓凸塊:電鑄鋼網的精度與一致性使其適用於晶圓級封裝,需可靠形成焊錫凸塊的製程。
選擇前的考量:
儘管電鑄鋼網優點眾多,其成本仍高於其他類型。因此,評估專案的特定需求至關重要。對於具有超細間距、高密度互連或對印刷品質要求極高的設計,投資電鑄鋼網是合理的。
相較其他鋼網類型的優勢:
與拋光雷射或蝕刻鋼網相比,電鑄鋼網具有更光滑的梯形側壁,使焊膏更易脫模。電鑄鋼網可減少橋接,並提供精細與超精細間距開孔。其焊膏轉移效率可達 90% 以上。由於製程在原子尺度進行,開孔公差可達微米級,通常為 ±10 微米(0.0004 吋)。電鑄箔片硬度達 500 Hv 以上,使用壽命比相同厚度的全硬不鏽鋼更長,適合大量生產。
電鑄鋼網光滑的梯形側壁可改善焊膏脫模。鎳的摩擦係數低於不鏽鋼,且電鑄箔片硬度更高,使用壽命更長。
結論:
總結來說,電鑄鋼網是對精度要求極高應用的理想選擇。設計工程師若能深入了解 PCB 設計的獨特需求與電鑄鋼網的優勢,即可做出明智決策,提升產品品質與製造效率。JLCPCB 目前未提供電鑄鋼網,但您能以實惠價格取得高品質雷射切割鋼網。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......