奈米塗層如何影響 SMT 印刷中的鋼網性能
1 分鐘
- 傳統鋼網製程的問題:
- 奈米塗層鋼網的智慧解方:
- 奈米塗層的科學原理
- 鋼網印刷的成本痛點:
- 奈米塗層種類:
- 如何選擇 SAM 或陶瓷塗層:
- 結語:
焊膏鋼網的底部與邊緣會覆上一層超薄奈米塗層,具備疏油(抗油)與疏水(防水)特性,使表面不易沾黏,從而減少印刷過程所需的清潔次數。這層厚度不到 5 nm 的塗層不會改變鋼網原有尺寸或形狀,僅與鋼片形成極薄鍵結。JLCPCB 提供奈米塗層鋼網,利用此技術提升印刷效率與可靠度。
由於鋼網底部不殘留焊膏,下一次印刷時就不會把殘錫轉印到 PCB,降低橋接風險,後續印刷品質與首次相同;同時減少底部殘錫,進一步降低底部清潔頻率。我曾見過某些客戶從每印 1 片就清潔,改為每印 20 片才清潔一次。本文將探討奈米塗層的定義、種類,以及與傳統 SMT 鋼網在印刷品質、可靠度與投資報酬率上的差異。立即造訪此頁面,免額外費用即可向 JLCPCB 訂購奈米塗層鋼網。
傳統鋼網製程的問題:
印刷時焊膏必須附著於鋼網上方,卻不該殘留在底部;一旦黏在孔壁或底面,就會造成焊膏抹污、缺錫等問題。
為了克服這項難解的製程限制,高階板子往往每印一次就得清一次底面!此舉不僅拖慢整條 SMD 產線,也無法根治問題,反而讓清潔耗材成本持續攀升。
奈米塗層鋼網的智慧解方:
鋼網底部與孔壁被永久賦予抗黏效果,頂面則維持未處理狀態。奈米塗層僅數奈米厚,完全不影響原有鋼網尺寸。
奈米塗層是業界驗證過的技術,從第一片印刷就能立即感受差異。目前仍有大量研究聚焦於可與鋼網搭配的奈米材料特性。透過降低鋼網材料表面能,奈米塗層阻止焊膏沾附於非預期區域,使焊點沉積更一致、乾淨且可重複。
奈米塗層的科學原理
這類塗層又稱奈米科技塗層或奈米塗層,本質上是含有奈米粒子的液態聚合物。這些粒子通常由二氧化矽或二氧化鈦製成,可形成極薄且透明的保護層,在約 125 µm 的奈米級尺度與鋼片材料鍵結,使其成為奈米鋼網。
奈米塗層表面極致均勻平滑,兼具耐磨、抗刮與耐化學品特性,特別適合精細鋼網開口。
鋼網印刷的成本痛點:
焊膏印刷的主要成本來自:
- 頻繁的底部清潔
- 焊膏浪費
- 不良率損失
- 重工與重印時間
- 清潔耗材與設備
這些持續性支出在高產能環境下迅速累積。一般無塗層鋼網在細腳距(SAR < 0.55)應用時,常需每印 1 片就清潔一次;採用奈米塗層後,清潔頻率可降至每 20 片一次。
- 無塗層鋼網:每分鐘產出 1 片板子
- 奈米塗層鋼網:每分鐘可印 2 片板子
對於 大量生產的 PCB 組裝流程,這種產能翻倍的效果堪稱革命。
奈米塗層種類:
主要分為兩大類:
1. 自組裝單分子層(SAM)塗層:
- 極薄(2–4 nm)
- 以擦拭方式手工塗佈
- 通常透明無色
- 使用者可自行補塗
- 減少橋接與底部清潔
- 耐久度較低,會因擦拭或清洗而逐漸失效
2. 陶瓷奈米塗層:
- 較厚(2–4 µm)
- 需專用設備噴塗並固化
- 含 UV 指示劑或色料便於辨識
- 耐磨抗刮,壽命長
- 對面積比 < 0.66 的開口轉移效率提升尤佳
- 無法由使用者自行補塗
實驗顯示,相較於無塗層鋼網,陶瓷奈米塗層對 01005 及 0.4 mm BGA 等微小腳距元件的焊膏轉移效率最高可提升 22%;而 SAM 塗層在低面積比時有時會出現轉移效率下降的不穩定現象。
如何選擇 SAM 或陶瓷塗層:
選 SAM 若:
- 打樣或短量生產
- 需要快速且低成本的塗層
- 鋼網開口較大
選陶瓷若:
- 大量生產
- 板上有細腳距 QFN、BGA 或 01005
- 重視長期耐久與效率
結語:
總結來說,奈米塗層技術相較於傳統 SMT 鋼網,帶來顯著的性能提升。後續文章將深入探討 ROI 與焊接測試等議題。奈米塗層因減少清潔次數並提升整體良率而極具價值;雖初期成本較高,若以陶瓷塗層為例,僅需數百片板子即可回收投資。對於追求高精度與高可靠度的電子設計師及 SMT 製程工程師而言,奈米塗層鋼網無疑是聰明且先進的選擇。
隨著 SMT 設計朝向更小元件與更緊腳距發展,傳統鋼網服務僅適用於較大 SMD 焊盤;技術演進下,奈米塗層鋼網應運而生。奈米塗層具備疏水與疏油性,可排斥水分、油分與焊膏助焊劑,帶來轉移效率提升、底部清潔次數減少、印刷後橋接降低等優勢。
SMT 鋼網奈米塗層主要分兩類。第一種為自組裝單分子層(SAM)塗層,以手工塗抹於鋼網底部(與 PCB 接觸側),厚度 2–4 nm,通常透明無色,磨損後可再次補塗,主要優點在於減少橋接與底部清潔。另一種為陶瓷基底塗層。JLCPCB 提供奈米塗層鋼網,首單可免費製作。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......