鋼網清潔方法:手動與自動
1 分鐘
- 鋼網清洗的必要性
- 如何清洗 SMT 鋼網?
- 三種 SMT 鋼網清洗方式:
- 2. 氣動噴淋清洗
- 3. 超音波鋼網清洗
- 清洗方式比較:
- 擦拭製程知識:
- 三種擦拭類型:
- 擦拭頻率說明:
- 逐步清洗程序:
- 結論:
為了在表面黏著技術(SMT)印刷電路板組裝中,將焊錫膏精準且可靠地塗佈於 PCB 焊墊上,必須使用鋼網(stencil)。為維持印刷品質並避免錯誤,必須經常清潔開孔。雖然量產時普遍採用自動鋼網清洗機,但在製作原型板或小批量組裝時,仍建議手動清潔。鋼網清洗攸關製程良率與投資報酬率,是極其關鍵的步驟。本文比較各種清潔技術,並詳細說明手動與自動鋼網清洗的完整流程。若您需要依特定板框設計的客製化鋼網,JLCPCB 提供彈性選項。立即造訪 JLCPCB 訂購您的客製鋼網。
鋼網清洗的必要性
許多 PCBA 組裝廠經常遇到同一個問題:鋼網髒了!該如何清洗?看似簡單,卻帶來諸多頭痛與後續困擾,如人力、清洗一致性與品質等。
定期清洗鋼網的關鍵原因:
- 鋼網開孔殘留焊錫膏會導致焊錫沉積不準確。
- 殘留焊錫膏亦會造成焊球及中間焊珠。
- 鋼網上的灰塵、助焊劑與其他雜質會降低印刷品質。
- 乾涸焊錫膏堵塞開孔會影響鋼網壽命與印刷清晰度。
- 清潔不足會導致更多印刷錯誤板。
如何清洗 SMT 鋼網?
業界普遍認為 70% 的貼裝缺陷源自焊錫膏印刷,因此清洗 SMT 鋼網對提升印刷品質至關重要。若開孔被髒污或異物堵塞,可能導致焊錫量過多或不足。
此外,當貼裝密度提高、間距縮小時,僅用沾 IPA 的擦拭布手動清潔,可能無法完全清除焊錫膏或焊錫顆粒。
三種 SMT 鋼網清洗方式:
1. 手動浸泡清洗:
工具與材料:清潔劑、除塵布、專用手套、容器
清洗步驟:
1) 若焊錫已結塊,先將鋼網浸泡於清潔劑中或噴灑清潔液。
2) 戴上手套,用除塵布擦拭沾有焊錫膏的區域。
3) 使用加壓空氣吹乾。
2. 氣動噴淋清洗
工具與材料:氣動鋼網清洗機、清潔劑、專用手套
清洗步驟:
1) 開啟空壓機。
2) 設定清洗與乾燥時間。
3) 放入鋼網,人員可同時處理其他工作。
4) 返回後取出鋼網並放入下一張(全自動流程,僅需上下料)。
3. 超音波鋼網清洗
工具與材料:超音波鋼網清洗機、清潔劑
清洗步驟:
1) 開啟電源。
2) 放入鋼網並設定清洗與乾燥時間。
3) 取出鋼網並放入下一張。
清洗方式比較:
擦拭製程知識:
焊錫膏流入開孔後會硬化並黏附於鋼網表面與焊墊。分離時,焊墊對錫膏的附著力必須大於鋼網壁的附著力,靠近壁面的錫膏會產生裂紋與應變。依焊墊與壁面面積比,部分錫膏會轉移至 PCB,部分留在開孔內,亦可能因拉絲或擠出而少量殘留於鋼網底部。
三種擦拭類型:
• 乾擦:最常見,用於清除從開孔溢出並附著於鋼網底部的焊球。
• 真空擦拭:利用真空吸除開孔內的錫膏,疏通堵塞。
• 溶劑擦拭:用於清除鋼網底部殘留的助焊劑。
擦拭頻率說明:
各次印刷的擦拭頻率說明如下:
初期需提高清潔頻率以評估製程並調整清洗規範,後續可依印刷缺陷最佳化頻率。
逐步清洗程序:
以下為完整的手動鋼網清洗步驟:
步驟 1:目視檢查
檢查鋼網表面與開孔內是否有殘錫,並檢視底部是否有汙染物、碎屑或乾涸錫膏。
步驟 2:準備工作
將鋼網平放於靜電防護墊上,備妥棉籤、擦拭布與清潔劑,並區分上下表面擦拭材料。
步驟 3:軟化乾錫
以膠帶黏除大塊乾錫,使用 1–2 次即丟棄,必要時用棉籤點溶劑輔助。
步驟 4:清潔開孔
以沾溶劑的軟銅刷輕刷開孔內部與邊緣,再用泡棉棉籤沾溶劑清除殘錫。
步驟 5:底部擦拭
以沾溶劑的擦拭布單向擦拭鋼網底部,並以刮刀包布刮除殘錫;擦拭布髒污即更換,溶劑飽和亦需更新。
步驟 6:頂部清潔
以沾溶劑的泡棉棉籤沿張力方向輕擦頂面,並以膠帶黏除表面殘錫。
步驟 7:最終清潔
以溶劑一次性由邊至邊完整擦拭底部;頂部亦以刷具與溶劑徹底擦拭。
步驟 8:乾燥
待鋼網完全風乾後再使用,乾燥時間視溶劑而定;亦可使用潔淨壓縮空氣加速。
步驟 9:檢查
於強光下目視檢查鋼網是否仍有汙染或殘錫,並再次確認開孔與重點區域潔淨。
結論:
總結而言,在小批量 SMT 製造或原型階段,手動清洗是經濟且有效的方式;大量產線則可導入成本較高的自動清洗方案。
選用正確方法搭配適當溶劑、棉籤與擦拭布,可在不傷鋼網的前提下去除殘錫,避免髒污鋼網導致的印刷缺陷,提升焊錫轉移一致性。JLCPCB 的奈米塗層與電拋光鋼網提供不易沾黏的表面,更易清潔,進一步提高印刷可靠性並降低維護工作量。透過適當的清洗頻率與徹底檢查,可顯著延長鋼網壽命。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......