PCB 鋼網指南:PCB 鋼網設計、製造與 JLCPCB 解決方案全解析
1 分鐘
圖 1 使用不鏽鋼鋼板進行焊膏印刷,達到高精度效果。
在採用表面貼裝技術(SMT)的 PCB 組裝中,精度是決定電子產品最終品質的關鍵因素。其中,對焊接精度影響極大的關鍵元件就是鋼板。鋼板作為實體模板,在元件放置前控制焊膏在 PCB 焊墊上的分佈。
精準的焊膏印刷能形成可靠的焊點,減少焊橋或焊料不足等缺陷,並提升整體 SMT 製程的可靠性。不論是打樣或量產階段,正確的鋼板設計與製作方法對於維持一致的組裝結果都至關重要。
本文探討鋼板在 PCB 組裝中的角色,涵蓋其應用、設計與製作原理,以及從 DIY 方法到 JLCPCB 鋼板 服務的實用方案。
認識 PCB 中的鋼板

圖 2 示意鋼板如何將焊膏侷限在 PCB 焊墊區域。
什麼是 PCB 鋼板?
在 PCBA 製程中,鋼板是一種薄片—通常由不鏽鋼製成—上面具有與 PCB 焊墊布局對應的開孔。焊膏印刷時,鋼板對準 PCB,使焊膏僅沉積在指定的焊墊區域。
在 SMT 產線中,鋼板通常用於製程前端。因此,鋼板品質對後續元件貼裝(Pick and Place)與迴焊等步驟影響重大。鋼板設計或製作不良,將導致整個組裝流程反覆出現缺陷。
主要功能與優點
PCB 鋼板的首要功能是控制焊膏的體積與位置。使用設計良好的鋼板可帶來以下優點:
· 每個焊墊的焊膏分佈一致
· 減少焊橋、立碑等焊接缺陷
· 批次與量產重複性佳
· 提高生產良率並降低返修率
在 PCB 組裝中正確使用鋼板,有助於建立穩定的焊點,並提升電子產品的長期可靠度。
製作與設計原理

圖 3 左為自動產線用框架鋼板,右為手動打樣用無框鋼板。
材料與厚度選擇
材料選擇是 PCB 鋼板設計的重要環節。不鏽鋼因其高耐用度、光滑表面及適合雷射切割,成為最常見材質。
鋼板厚度決定轉印到焊墊的焊膏量。常見厚度為 0.08 mm 至 0.15 mm,視元件類型與尺寸而定。較厚鋼板沉積較多焊膏,較薄鋼板則用於細腳距元件,以降低焊橋風險。
專業服務如 JLCPCB 鋼板方案 提供多種厚度選擇,以滿足不同 PCB 設計需求。
開孔設計與布局
開孔設計顯著影響印刷時焊膏的釋放效果。多數情況下,開孔尺寸會刻意縮小而非與焊墊完全一致,以控制焊料體積。
開孔設計重點包括:
· 開孔形狀(方形、圓角或特殊幾何)
· 面積比與寬厚比,確保焊膏順利釋放
· 高密度焊墊布局中的開孔間距
良好的開孔設計是 PCB 鋼板設計 的關鍵,尤其對細腳距 IC、QFN 與 BGA 更為重要。
圖 4 梯形開孔與光滑雷射切壁,確保最佳焊膏釋放。
製造方法
PCB 鋼板的常見製造方法有:
· 雷射切割 – 業界標準,精度高且開孔邊緣光滑
· 化學蝕刻 – 成本較低,但精度與邊緣品質較差
· 機械切割 – 精度低,已少採用
雷射切割因精度高,廣泛用於專業場合,特別是高密度 SMT 設計。
DIY 與 JLCPCB 鋼板方案

圖 5 手動 DIY 鋼板製作與工業雷射切割方法比較。
DIY 鋼板技巧
對於玩家或早期打樣,DIY PCB 鋼板 仍常被採用。常見做法包括割字機、乙烯切割機或低成本手動鋼板。
DIY 鋼板在精度、開孔一致性與材料耐用度上有限,焊點缺陷風險較高,尤其對細腳距或高密度板。因此 DIY 適合學習、初期實驗或低複雜度設計。

圖 6 以聚醯亞胺材料手動製作鋼板,對細腳距元件精度常不足。
除技術限制外,DIY 鋼板亦需考量健康與安全。手動切割、清潔溶劑及焊膏暴露,若未遵守程序,可能導致割傷、皮膚刺激或吸入粉塵。
開孔品質不佳會增加返修需求,間接提高組裝時接觸高溫與化學品的機會。因此建議配戴基本防護裝備並在適當環境操作。
對於更複雜或重複生產,許多工程師選擇專業鋼板方案,以降低操作風險並提升一致性與可靠度。
JLCPCB 鋼板 服務
針對專業與量產需求,JLCPCB 鋼板服務 提供更高可靠度。採用工業級雷射切割,依 PCB 設計檔產出開孔一致、精度高的鋼板。
JLCPCB 鋼板服務優點:
· 多種厚度可選
· 支援高密度 PCB 布局
· 批次品質一致
· 可整合 PCB 製造與組裝服務
選配電拋光使開孔壁更光滑,提升焊膏釋放效率;奈米塗層則可減少清潔次數。

圖 7 JLCPCB 雷射切割鋼板,可選奈米塗層,具高耐用度與一致印刷效果。
適用於先進打樣及大量生產。
PCB 鋼板使用最佳實務
焊膏印刷技巧
為獲得最佳焊膏印刷效果,請遵循以下實務:
· 確保鋼板與 PCB 精準對位
· 使用適當刮刀壓力與角度
· 選用與鋼板厚度匹配的焊膏
· 定期檢視印刷後焊膏狀態
穩定的印刷參數有助維持 SMT 製程表現。
維護與清潔
妥善維護可延長鋼板壽命並確保焊膏轉印一致。定期清潔可去除開孔內的焊膏殘留,防止堵塞與印刷缺陷。
清潔方式包括:
· 以無塵布手動擦拭
· 溶劑清洗
· 自動鋼板清洗系統
例行保養對維持組裝品質至關重要,尤其於重複生產週期。
結論
鋼板是 PCB 組裝的基礎元件,直接影響焊接品質、製程穩定性與生產效率。透過正確的鋼板設計、適當材料與可靠製作方法,可實現精準且一致的焊膏印刷。
落實印刷與保養最佳實務,並選擇合適服務,可顯著提升 SMT 製程表現。不論是使用 DIY PCB 鋼板 進行簡單打樣,或採用 JLCPCB 鋼板方案 實現高精度應用,選對方法將直接影響產品品質與整體生產效率。

持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......