使用奈米塗層鋼板減少焊錫橋接與清潔成本
1 分鐘
- 傳統焊膏鋼板的問題:
- 奈米層的形成與作用:
- 奈米塗層鋼板的優勢:
- 奈米塗層鋼板的量測與測試:
- 結論:
電子裝置持續微型化的趨勢,確保了表面貼裝製程將不斷帶來新的挑戰。元件與鋼板開孔越來越小、間距越來越緊。對焊膏印刷製程的要求,促使技術必須不斷改進。奈米塗層應用於鋼板已有多年的歷史。
塗層通常以兩種形式提供。最常見的是多步驟液態塗層,透過擦拭方式塗佈在鋼板上,並在常溫下乾燥。這類塗層可由鋼板製造商或使用者自行施作。另一種較少見的形式,則由鋼板製造商以噴塗方式完成。奈米塗層供應商對其產品提出多項聲明,請參考訂購奈米塗層鋼板的流程。 常見聲明如下:
- 減少底部清潔需求
- 降低橋接缺陷
- 改善焊膏脫模
- 提升良率
塗層流程包含鋼板清潔、噴塗塗層,再進行固化。厚度僅 1–100 奈米的奈米塗層,是極薄的層次或化學結構,可透過多種方法附著於各種基材,並與無孔表面形成化學鍵結。作為對照,汽車產業常用的油漆厚度約為 125 微米,即 125,000 奈米。本文將探討這些塗層如何顯著降低橋接與清潔成本。
傳統焊膏鋼板的問題:
1) 焊橋問題
橋接發生於過多焊膏連接相鄰焊墊,造成短路。以下情況特別常見:
- 細間距元件(如 QFN、BGA)
- 表面積比低(SAR < 0.66)的鋼板
- 焊膏黏附於鋼板底部
- 脫模不一致
- 鋼板與 PCB 間密封不良
2) 底部清潔:成本與時間的負擔
- 標準做法:每印一次即清潔
- 成本:擦拭布約 $0.12/次,溶劑約 $0.08/次
- 總計:每片板子約 $0.20
- 時間:清潔中斷印刷,降低產能
奈米層的形成與作用:
專有的磷酸盐自組裝單層(SAMP)可處理表面,賦予其抗助焊劑特性。SAMP 單層由磷酸與具排斥性的碳基分子組成:
- 磷酸與鋼板表面及孔壁反應,形成共價鍵結
- 連接磷酸的碳基團即為功能性單層
- 單層厚度小於 5 奈米
奈米塗層鋼板的優勢:
- 降低缺陷(橋接、不足、焊球)
- 減少助焊劑(焊膏)黏附於孔壁與底部
- 提升 USC 清潔鋼板的能力
- 提高效率
- 減少清潔頻率
- 騰出時間進行更多生產或 SPI
- 降低成本
奈米塗層鋼板的量測與測試:
接觸角量測:用來評估表面的疏水性或疏油性。奈米塗層必須同時具備疏水與疏油能力。焊膏助焊劑的極性更接近油而非水,因此塗層需提供「抗助焊劑性」。接觸角可作為衡量此能力的指標。
鋼板底部清潔是焊膏印刷的標準步驟,通常每隔一定印刷次數即進行一次。清潔頻率取決於焊膏、印刷參數、鋼板、電路板與技術。本實驗在連續印刷 20 次後,以目視評估鋼板底部。
焊橋:隨著元件縮小、間距變緊,焊橋問題日益常見。原因之一是焊膏黏附於鋼板底部,並在下一張板子印刷時被帶過去,造成橋接。測試板包含可偵測橋接的圖形,並於 20 次印刷中評估焊膏磚形。
轉移效率:焊膏釋放是印刷成功的關鍵。本評估透過量測焊膏體積並計算轉移效率來評估釋放能力。轉移效率定義如下:
TE (%) = (印刷焊膏體積) ÷ (鋼板開孔體積) × 100%
舉例:在 0.5 mm BGA(SAR=0.575)與 0.4 mm BGA(SAR=0.500)上量測轉移效率。
結論:
奈米塗層鋼板帶來雙重效益:減少焊橋並降低清潔成本。各類塗層的實驗報告與投資報酬率將於奈米塗層鋼板頁面呈現。目前可確定,使用奈米塗層能長時間維持乾淨印刷並減少材料浪費。對於追求品質與成本效益的製造商而言,改用奈米塗層鋼板是極具成效的策略。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......