錫膏鋼網類型:雷射切割、電鑄與蝕刻
1 分鐘
- 1. 雷射切割鋼網
- 2. 電鑄鋼網
- 3. 化學蝕刻鋼網
- 性能對比:
- 結論
我過去曾多次介紹過鋼網(Stencil),對於電子設計師來說,它們是極其出色的工具。到目前為止,大家都知道鋼網只是一片簡單的薄鋼片,其作用是作為塗佈錫膏的遮罩。塗佈完成後,我們就能放置元件並進行加熱,PCB 就準備好了!聽起來很簡單,但其實仍有一些細節需要注意,例如錫膏的回流焊溫度曲線(Thermal Profile)與 PCB 的加熱程序。如果加熱方式錯誤,零件可能會損壞。今天我們不討論設計流程,而是要探討鋼網的「製造」。目前有許多製造公司生產不同類型的鋼網,其中最常見的三種類型包括:
1. 雷射切割鋼網 (Laser-Cut Stencils)
2. 電鑄鋼網 (Electroformed Stencils)
3. 化學蝕刻鋼網 (Chemically Etched Stencils)
根據它們之間的差異,我們將能判斷哪一種最適合特定的用途。
1. 雷射切割鋼網
雷射切割鋼網是利用高精密雷射(通常是 Nd:YAG 或光纖雷射)在不鏽鋼箔上切割出開孔。雖然雷射光束受到嚴格控制,但在微觀層面上仍會產生微米級的表面不平整。這種工法會產生肉眼難以察覺的粗糙切割面,且孔壁的錐度(Tapering)有限。然而,雷射切割是目前最快速的技術,因其極短的交期(Turnaround times)而成為業界最廣泛使用的工法。根據波長與光斑直徑,雷射可以處理 0.3 mm 甚至更小的開孔。現代化鋼網如局部加厚(Step-up)或局部減薄(Step-down)的階梯鋼網也能以此製造。雷射切割後,鋼網可以浸入奈米塗層(Nanocoating)中,這有助於更有效地平滑表面並去除黏附性。如果您正在尋找快速原型開發方案,JLCPCB 專精於雷射切割鋼網,提供高精度、可客製化的原型與量產選項,確保可靠的錫膏印刷效果與快速交期。
2. 電鑄鋼網
電鑄鋼網是透過電鍍工法製造的。由於具有更平滑且更具錐度的孔壁,這類鋼網具備優異的下錫性(Paste release)。製程是將光阻圖案覆蓋在金屬上(通常是鎳),透過電化學沉積生長形成鋼網。電鑄鋼網通常用於細間距應用,且耐用度更高。由於表面更平滑,其開孔壁厚度非常一致。不過,這類鋼網的交期較長,且因價格昂貴,在原型開發階段非常少見。憑藉其平滑度與準確性,電鑄鋼網常被用於 0.2 mm 或更小的超細間距製程。
3. 化學蝕刻鋼網
化學蝕刻製程結合了光阻與酸性或鹼性溶液。透過移除金屬來建立開孔圖案,無需強大的雷射或電流。然而,化學藥劑有其蝕刻極限,之後必須更換。儘管如此,蝕刻鋼網價格低廉且有標準化流程可循,適合低密度與大型零件的應用。但這種廉價方案伴隨著較大的代價:邊緣定義較差且表面粗糙。蝕刻會導致「側蝕」(Undercutting)與斜坡狀孔壁,這在鋼網製造中屬於異常現象。當涉及小型開孔時,這會導致下錫性不佳。通常僅建議用於愛好者的實驗專案。
性能對比:
選擇合適的鋼網取決於以下因素:
- 元件的間距尺寸(Pitch size)
- 生產規模(產量)
- 成本限制
- 設計複雜度
- 下錫性(脫模)需求
以下為探討所有這些因素的詳細列表。
結論
您的 PCB 組裝(PCBA)品質與您選擇的鋼網類型息息相關。我已經詳細介紹了所有技術及其相關問題。
例如,雷射切割鋼網提供了一個可靠且全能的解決方案,適用於大多數標準應用。電鑄鋼網提供了卓越的精度與下錫性,但成本較高。另一方面,化學蝕刻鋼網在需求較低的場景中仍是具成本效益的選擇。了解每種鋼網的特性與侷限性,能讓您針對特定的 PCB 設計與生產需求選擇最佳方案。如果您正在尋找雷射切割鋼網,JLCPCB 是最佳選擇。JLCPCB 專注於高品質雷射切割鋼網,並提供選配的電解拋光(Electropolishing)與奈米塗層(Nano-coating),協助工程師實現一致的錫膏印刷效果並提升組裝良率。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......