PCB部品・調達ガイド
PCB部品の種類、SMDパッケージ、部品選定、調達戦略、供給リスク、電子機器製造におけるBOMの安定性などを網羅した記事です。
注目記事
部品・調達
SMDダイオードコード照会:完全リスト、マーキングガイド&識別方法【2026年版ガイド】
現代のエレクトロニクスにおいて、表面実装ダイオードは、電源入力保護回路から高速信号配線まで、あらゆる場所で使用されています。これらの部品は非常に小さいため、メーカーは部品本体に完全な型番を印刷することができません。その代わりに、A2、M7、SS14、SLなどの短いマーキングコードを使用しますが、これはPCBの修理、リバースエンジニアリング、部品交換の際に初心者をしばしば混乱させます。 このガイドでは、SMDダイオードのコードを解読し、極性を特定し、マルチメーターを使用して部品をテストし、安全な代替品を選択する方法について説明します。これにより、エンジニア、技術者、愛好家が自信を持って最新のPCBをトラブルシューティングできるようになります。 図:プリント基板上にM7とマークされたSMDダイオードのマクロビュー。 注記 PCB上にA2、M7、SS14などのコードが付いた小さなダイオードを見つけた場合、このガイドを参照すれば、それを即座に特定し、極性を確認し、正しい代替品を選択するのに役立ちます。 SMDダイオードコード早見表 以下のコードは、電源入力回路および信号回路での一般的な出現頻度の順に記載さ......
Aug 21, 2026
最新記事
部品・調達
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
Aug 25, 2026
部品・調達
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
Aug 25, 2026
部品・調達
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
Aug 25, 2026
部品・調達
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
Aug 25, 2026
部品・調達
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
Aug 24, 2026
部品・調達
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......
Aug 24, 2026
部品・調達
SMDコンデンサとは?種類、サイズ、表記、用途の完全ガイド
SMDコンデンサは、現代の電子回路に不可欠な部品であり、コンパクトなPCB設計、高周波性能、効率的な自動化製造を可能にします。表面実装技術が業界標準となるにつれ、これらのコンデンサの仕組みと選定方法を理解することは、エンジニア、学生、電子機器愛好家にとって極めて重要です。 このガイドでは、以下の内容について解説します。 SMDコンデンサとは何か、スルーホールコンデンサとの違い SMDコンデンサの主な種類とその電気的特性 標準パッケージサイズとマーキング方式 極性に関する考慮事項と一般的な識別方法 実際のPCB設計における利点と制限 現代の電子回路における代表的な用途 適切なSMDコンデンサを選ぶための重要な要素 SMDコンデンサとは? SMDコンデンサとは、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するために特別に設計されたコンデンサです。 基板の穴に挿入して反対側で半田付けする長いリード線を持つ従来のスルーホールコンデンサとは異なり、表面実装コンデンサにはリード線がありません。その代わりに、PCB表面の対応する銅パッドに直接載るメタライズド終端(端面電極)を備えています。 構造的には、最も一般的なチ......
Aug 24, 2026
部品・調達
BGAチップとは?ボールグリッドアレイパッケージの完全ガイド
現代のエレクトロニクスには、高密度接続と効率的な放熱を備えたコンパクトなパッケージが必要とされています。ボールグリッドアレイ(BGA)技術は、高性能PCB設計における主要なソリューションとなっています。 これらの利点により、BGAチップは、プロセッサ、グラフィックデバイス、メモリモジュール、ネットワーキングハードウェア、そしてコンパクトな組み込みシステムで広く使用されています。 このガイドでは、BGAパッケージの仕組み、一般的な種類、主な利点と課題、そして信頼性の高い製造のための重要なPCB設計および組立上の考慮事項について説明します。 図:シリコンダイ、金ワイヤーボンド、基板、底部のはんだボールを示すBGAチップ。 BGAチップとは? BGAチップ(ボールグリッドアレイチップ)は、デバイスの下面に配置された小さなはんだボールのアレイを使用して、プリント基板(PCB)との電気的および機械的接続を実現する、表面実装型集積回路パッケージの一種です。 周囲に脆弱な金属リードを配置するクワッドフラットパッケージ(QFP)などの従来のリード付きパッケージとは異なり、BGAパッケージはコンポーネントの底面全体......
Aug 24, 2026
部品・調達
SMDダイオード極性ガイド:カソードマーキングの識別方法とPCB損傷の防止
SMDダイオードを誤った向きで取り付けると、PCBが即座に損傷したり、回路が動作しなくなったりする可能性があります。 プロトタイプを組み立てる場合でも、ハードウェアのトラブルシューティングを行う場合でも、SMDダイオードの極性を理解することは、 電子工学の基本的なスキルです。 このガイドでは、以下のことを学びます: 1. SMDダイオードの極性マーキングを目視で識別する方法 2. 異なるパッケージでアノードとカソードの方向を見つける方法 3. デジタルマルチメーターを使ってダイオードの極性をテストする方法 4. 回路図やPCBレイアウトで極性がどのように表されるか 5. 回路故障につながる一般的な間違い クイックビジュアル:ダイオード極性の例 SMA/SMBダイオード: 白または銀色の帯はカソードを示します。 SOD-123ダイオード: レーザーエッチングされた線はカソードを示します。 SOT-23パッケージ: 3ピンの物理的なレイアウトで識別されます(ピン1と2が一方の側、ピン3がもう一方の側)。内部配線についてはデータシートを確認してください。 図: SMA、SOD-123、3ピンSOT-23......
Aug 24, 2026
部品・調達
TQFP vs. QFN:PCB設計者のための包括的比較ガイド
TQFPとQFNのどちらを選ぶかは、単に見た目の問題ではありません。基板面積、熱管理、製造性の間での、重要なトレードオフです。TQFPの露出したリードは、プロトタイピングや検査のしやすさで人気がありますが、QFNのコンパクトでリードレスな設計は、高性能でスペースが制約されたアプリケーションで主流となっています。 しかし、あなたの特定のプロジェクトにはどちらが適しているのでしょうか?この包括的なTQFP vs. QFN比較では、技術仕様、長所、短所を詳しく解説し、次回のPCB設計が効率的かつスケーラブルであることを保証します。 TQFP vs. QFN:直接比較 特徴 TQFP(薄型クワッドフラットパッケージ) QFN(クワッドフラットノーリード) リード ガルウィング(外側に延長) チップスケールに近い(下面) フットプリント 大きい(より多くのPCB面積を占有) コンパクト/最小限 サーマルパッド 通常なし あり(露出サーマルパッド) はんだ付け 容易(手はんだに適する) 困難(リフローが望ましい) 高速/RF 中程度(インダクタンスが高い) 優れている(寄生インダクタンスが低い) 検査 目視/......
Aug 24, 2026
部品・調達
SMDインダクタ選定ガイド:あらゆる回路に適したインダクタの選び方
間違ったSMDインダクタを選ぶと、設計が静かに台無しになる可能性があります。過熱、効率低下、ノイズ、さらには回路全体の故障を引き起こす可能性があります。しかし、選択ミスのほとんどは、ほんのいくつかの主要パラメータの誤解から生じます。 このガイドは混乱を解消し、自信を持って正しいSMDインダクタを選択する方法を正確に示します。 このガイドでは、以下のことを学べます: 1. あらゆる回路に適したSMDインダクタの正しい選び方(データシートからの推測ではなく) 2. インダクタンス、Isat、Irmsの本当の違いと、それらが思っている以上に重要な理由 3. DCRが熱、効率、電圧降下に直接与える影響 4. パワー、RF、モールド、多層インダクタをそれぞれ使用すべきタイミング 5. 実際のPCB設計で使用される実証済みのステップバイステップ選択方法 6. 過熱、飽和、可聴ノイズなどの重大な障害を回避する方法 SMDインダクタ選択早見表 SMDインダクタを選択する際のエンジニア向けクイックリファレンス早見表です。 BOMを確認したり、回路図を取り込んだりする際には、この表を手元に置いてください。 パラメータ......
Aug 24, 2026
部品・調達
BGAパッケージの種類:違い、用途、選定ガイド
BGAパッケージの種類をお探しの方は、おそらくどのタイプがお客様のPCB設計、性能、または製造ニーズに適合するかを理解しようとしていることでしょう。PBGA、CBGA、FBGAなどの選択肢があり、各パッケージには熱性能、コスト、信頼性において異なるトレードオフがあります。誤ったタイプを選択すると、配線の課題、組み立て不良、さらには製品の故障につながる可能性があります。 このガイドでは、主要なBGAパッケージタイプをすべて解説し、それらの主な違いを比較し、お客様のアプリケーションに適したものを選択する方法を説明します。これにより、自信を持って設計し、コストのかかるミスを回避できます。 図:高密度配線PCBに実装されたボールグリッドアレイ(BGA)パッケージのマクロビュー。 BGAパッケージタイプの簡単比較 パッケージ タイプ ボールピッチ範囲 基板材料 代表的な用途 熱性能 プラスチックボールグリッドアレイ(PBGA) 1.27mm - 1.0mm BT樹脂、FR-4 民生用電子機器、MCU 中程度(θJA: 25 - 35℃/W) セラミックボールグリッドアレイ(CBGA) 1.27mm セラミッ......
Aug 24, 2026
部品・調達
マイクロコントローラとマイクロプロセッサ:違い、用途、そして選び方
重要なポイント マイクロプロセッサとマイクロコントローラの根本的な違いは、統合度にあります。 マイクロコントローラは、CPU、メモリ(フラッシュ+SRAM)、およびペリフェラル(GPIO、ADC、UART、SPI、I2C、タイマー)を単一のチップに統合し、専用の制御タスクを実行します。 マイクロプロセッサはCPUコアのみを提供し、RAM、ストレージ、ペリフェラルを外部に追加する必要があります。 この単一のアーキテクチャ上の違いは、設計全体におけるコスト、消費電力、複雑さ、およびパフォーマンスのトレードオフに波及します。 図:高度に統合されたマイクロコントローラの内部アーキテクチャと、外部コンポーネントに依存するマイクロプロセッサのアーキテクチャの比較。 マイクロコントローラ(MCU)とマイクロプロセッサ(MPU)のどちらを選択するかは、組み込みシステム設計における最も基本的な決定事項の1つです。これを誤ると、不必要なコスト超過、電力予算の失敗、またはパフォーマンス目標を達成できない製品に直面することになります。正しく選択すれば、ハードウェアは期待通りに機能します。 この詳細なガイドでは、エンジニア......
Aug 24, 2026
部品・調達
コンデンサー vs バッテリー:主な違い、エネルギー貯蔵、そしてそれぞれの使用時機
重要なポイント コンデンサはマイクロ秒単位で大電力を供給できるが、蓄えられるエネルギーはごくわずかである バッテリーは大量のエネルギーを蓄えることができるが、負荷変動への応答は遅い コンデンサは、フィルタリング、デカップリング、過渡現象の抑制に最適である バッテリーは、持続的で長時間の電力供給に最適である コンデンサはバッテリーより優れていますか? どちらかが常に優れているということはありません。それぞれ異なる役割に最適化されています。コンデンサは電力供給と速度に優れ、バッテリーはエネルギー貯蔵と稼働時間に優れています。問題は「どちらが優れているか」ではなく、「設計対象の負荷プロファイルにどちらが適しているか」です。 はじめに 「コンデンサはバッテリーの代わりになりますか?」これは、電源設計においてコンデンサとバッテリーを比較する際に、最もよく聞かれる質問の一つです。表面的には、どちらも電気エネルギーを蓄えますが、その方法、そしてどちらをいつ使うべきかは、まったく異なります。 核心的な違いは、電力とエネルギーの違いに集約されます。コンデンサはほぼ瞬時に巨大な電流バーストを供給できますが、放電も同様......
Aug 24, 2026
部品・調達
PCBアセンブリにおけるBGA技術について知っておくべきすべて
ボールグリッドアレイ(BGA)は、高密度・高速PCB設計で広く使用されるリードレス表面実装パッケージです。 パッケージ下面にハンダボールのアレイを備え、高いI/O密度、優れた信号整合性、および熱性能を提供します。 このガイドでは、BGAとは何か、BGAパッケージの種類、利点と欠点、組立要件、検査方法、および一般的な欠陥の解決策について説明し、エンジニアがPCB製造において情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。 ボールグリッドアレイ(BGA)とは? ボールグリッドアレイ(BGA)は、パッケージ底面に配置されたハンダボールのアレイを介して電気的接続を行うリードレス表面実装デバイス(SMD)パッケージです。 BGAパッケージ内部では、積層基板が微細な金属配線を使用してシリコンダイからハンダボールへ電気信号を配線します。PCB組立時に、これらのハンダボールはPCB上の対応するパッドにリフローされ、電気的および機械的接続の両方を形成します。 QFPやDIPなどの従来のリード付きパッケージと比較して、BGAパッケージは大幅に高いI/O密度、より短い相互接続長、および高速・高周波アプリケーションにおける優......
Aug 24, 2026
部品・調達
SMD抵抗値の読み方:コード、チャート、識別ガイド
SMD抵抗器の値は、チップ抵抗器の表面に印刷された数字または英数字のマーキングコードによって識別されます。これらのコードは、標準化された3桁、4桁、またはEIA-96システムを使用して、抵抗値をオーム単位で表します。 このガイドでは、3桁、4桁、およびEIA-96マーキングシステムを詳しく解説し、あらゆるSMD抵抗器を自信を持って解読、計算、交換できるようにします。 SMD抵抗値の識別クイックチェックリスト SMD抵抗値を理解するには、チップに印刷されている標準化されたシステムを認識するだけです。 桁数を数える: 3桁(5%許容差)か4桁(1%許容差)か? 文字を確認する: 「R」(小数点)や「C」(EIA-96)のような文字があるか? 表を参照する: ルックアップテーブルを使用して計算を確認します。 マーキングがない場合は測定する: 0402/0201パッケージを分離し、DMMでテストします。 SMD抵抗値早見表 以下は、3つのシステムすべてにわたる低抵抗値と高抵抗値のマーキングを含む、拡張されたクイックリファレンスチャートです。このチャートを使用して、抵抗値を再計算することなく、迅速にベンチ上......
Aug 24, 2026
部品・調達
TQFP vs LQFP:違い、仕様、用途、そしてどちらを選ぶべきか
重要なポイント クイック選択ガイド プロジェクトに適したパッケージを選択するには、次のガイドラインを参照してください。 プロトタイピング&初期テスト → LQFP はんだ付け、検査、リワークが容易 量産 → TQFP 自動組み立てとコンパクトなレイアウトに最適 高ピン数設計 → LQFP リードが長いため、歩留まりとはんだ信頼性が向上 超薄型&省スペース製品 → TQFP 低背により、より薄型のデバイス設計が可能 TQFP(Thin Quad Flat Package)とLQFP(Low-Profile Quad Flat Package)は、現代のエレクトロニクスで使用される最も一般的な表面実装ICパッケージの2つです。両者は同様のクワッドリード設計を共有していますが、本体の高さ、リード長、ピンピッチの違いにより、それぞれ異なる用途に適しています。 これらの違いを理解することは、PCB設計、はんだ付け、組み立てにおいて非常に重要です。このガイドでは、TQFPとLQFPの比較、仕様、はんだ付けの考慮事項、PCBレイアウトのヒント、エンジニアや設計者向けの実用的な使用例について詳しく説明します。 T......
Aug 24, 2026
部品・調達
SMD抵抗コードの完全ガイド
現代のエレクトロニクスは、小型化によって定義づけられています。PCB(プリント基板)が高密度化するにつれて、部品は縮小し、カラーバンドのような従来のラベルを配置する余地はありません。この必要性から、表面実装デバイス(SMD)コードという、コンパクトで解読が難しい言語が生まれました。 現代のハードウェアを扱うエンジニア、技術者、またはホビイストにとって、表面実装抵抗器の読み方を学ぶことは基本的なスキルです。 このガイドでは、最も一般的なSMD抵抗器のマーキング方式である、3桁、4桁、および1%許容差部品向けのEIA-96規格の3つについて詳しく解説します。 SMD抵抗器コードが重要な理由 高密度実装されたPCBレイアウトにおいて、表面実装抵抗器コードは、物理的な部品と回路図を結びつける唯一の手がかりです。その重要性は、様々なエンジニアリング活動において中心的な役割を果たします。 ● 組み立て検証: マーキングにより、(手動または自動手段による)目視検査が可能になり、実装機によって正しい部品が配置されたことを確認できます。 ● デバッグとリワーク: プロトタイプが期待通りに動作しない場合、マーキングは......
Aug 24, 2026
部品・調達
SMD部品のはんだ付けをプロ並みに行う方法【2026年最新版】
はんだ付けは知っておくべき中核的なスキルですが、SMDとなると作業はより複雑で、より微細になります。はんだ付けは溶接に似ていますが、鉄や鋼の2つの部品を溶接する代わりに、小さな部品を接合します。 回路を開発するには、2つの部品を接合する最良の方法がはんだ付けです。電子部品には主に2つのタイプがあります。1つはスズで覆われた長いリード線を持つスルーホール部品で、PCBに簡単に挿入してからはんだ付けできます。もう1つはSMD(表面実装部品)です。 SMDは非常に小さく、リード線が外側に見えないこともあるため、適切にはんだ付けするにはスキルが必要です。BGA(ボールグリッドアレイ)のようなSMD部品をはんだ付けする場合、動作するかどうかは運任せで推測しながら行うしかありません。しかし、工業的なはんだ付け方法のフローは同じではありません。工業プロセスでは、ユーザーに送る前に設計を検証するための高価な機械と視覚カメラがあります。 さらに、このガイドでは、ステップバイステップのプロセス、効率的なはんだ付けに必要なツール、そしてプロ並みのはんだ付けを行うためのヒントについて学びます。 SMDはんだ付けとは? S......
Aug 24, 2026
部品・調達
スーパーキャパシタとバッテリーの違い、利点、そしてそれぞれの使用時機
重要なポイントスーパーキャパシタ vs バッテリー:クイックアンサー バッテリーは長時間の動作に持続的なエネルギーを供給し、スーパーキャパシタ(ウルトラキャパシタ)は、卓越したサイクル寿命を持つ急速な大電流のバーストを供給します。スーパーキャパシタとバッテリー技術の違いを理解することは、信頼性の高いPCBベースのシステムを設計する上で不可欠です。 決定ルール: バッテリー:持続的なエネルギー貯蔵(Wh)用。 スーパーキャパシタ:急速な電力供給(W)用。 ハイブリッド:最適化され、回復力のあるシステム設計用。 現代のエレクトロニクス設計において、適切なエネルギー貯蔵部品を選択することは、システムの性能、効率、寿命に直接影響を与えます。スーパーキャパシタ vs バッテリーの選択は、単なる部品の選択ではなく、エネルギー密度と電力供給の間の根本的な電力アーキテクチャのトレードオフです。 このガイドでは、スーパーキャパシタとバッテリーの性能、コスト、実際のアプリケーションにおける比較、設計に適したソリューションの選択方法、そしてエレクトロニクス製造における効果的な実装方法について学びます。 スーパーキャパシ......
Aug 23, 2026
部品・調達
スーパーキャパシタ vs キャパシタ:違い、性能、用途、そして選び方
重要なポイント コンデンサとスーパーキャパシタの主な違いは、エネルギー密度と電力供給速度にあります。 標準的なコンデンサはミリ秒単位で急速な電力バーストを放電しますが、スーパーキャパシタは大量のエネルギーをより長い時間蓄え、短期的なバッテリー代替として機能します。 スーパーキャパシタを選ぶ場合:短期的なエネルギー・バックアップが必要な場合 コンデンサを選ぶ場合:高周波ノイズ・フィルタリングが必要な場合 現代の電子電源システムを設計する際、エンジニアはしばしば重要な選択に直面します:スーパーキャパシタ vs コンデンサです。 このデータ駆動型ガイドでは、それらの主な違い、工学的指標、そして次のPCBプロジェクトに適した部品を正確に選択する方法を詳しく説明します。 スーパーキャパシタ vs コンデンサ:主な違い 特徴 標準コンデンサ スーパーキャパシタ(EDLC) 静電容量範囲 ピコファラッド(pF)~ミリファラッド(mF) ファラッド(F)~数千ファラッド(kF) エネルギー密度 低い(< 0.1 Wh/kg) 高い(1~10 Wh/kg) 出力密度 極めて高い(> 10,000 W/kg) 中程度......
Aug 23, 2026
部品・調達
ウェハレベルパッケージング(WLP)完全ガイド:プロセス、種類、利点、および応用
現代のエレクトロニクスは、ある深刻な限界に直面しています。それは、チップのパッケージング方法を再考しなければ、デバイスを小型化し続けることはできないということです。PCBのスペースが狭くなり、信号速度が向上するにつれて、従来のパッケージング方法では、サイズ、寄生損失、非効率性が大きくなりすぎます。 ウェハレベルパッケージング(WLP)は、ダイシング前にウェハ上に直接インターネットを形成することでこの問題に対処し、基板を排除して信号経路を短縮します。その結果、より高い集積密度、より低い寄生効果、より優れた高周波性能を備えたチップスケールパッケージが実現し、スマートフォン、IoT、自動車システムで広く使用されています。 このガイドでは、WLPのプロセスフロー、主要なタイプ(ファンイン、ファンアウト、WLCSP)、利点と制限、実際のエンジニアリングでの使用例、および実用的なPCB設計上の考慮事項について学びます。 図: ダイシング前に実行されるウェハレベルパッケージングと、ダイシング後に実行される従来のパッケージング ウェハレベルパッケージング(WLP)とは? ウェハレベルパッケージング(WLP)は、集......
Aug 23, 2026
部品・調達
システムインパッケージとは?現代エレクトロニクスにおけるアーキテクチャ、利点、および応用
System in Package(SiP)は、複数のIC、受動部品、および配線を単一のパッケージ内に組み合わせ、1つの部品のフットプリントで完全な機能サブシステムを提供する半導体パッケージング手法です。 SiPは、スマートフォン、ワイヤレスモジュール、ウェアラブル端末、IoTデバイスにおいて基盤技術となっています。エンジニアは、プロセッサ、メモリ、RF回路、電源管理を1つのコンパクトで事前テスト済みのユニットに統合できるため、基板の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮できます。 このガイドでは、SiPの仕組み、System on Chip(SoC)との比較、存在するパッケージタイプ、そしてSiPモジュールを扱う際にエンジニアが知っておくべきPCB設計と組み立てについて説明します。 System in Package(SiP)とは? System in Packageは、一般的な先端半導体パッケージング手法であり、SiP半導体パッケージングとも呼ばれ、複数の半導体ダイと受動部品を単一のパッケージに統合し、完全なサブシステムとして機能させます。単一のタスクを処理するディスクリート部品とは異なり、......
Aug 23, 2026
部品・調達
ダイオードタイプガイド:PCBおよび製品設計に適したダイオードの選び方
現代のエレクトロニクスは、電力変換、ESD保護、信号検出、高周波スイッチングのために、高度に特化されたダイオード・タイプに依存しています。間違ったダイオードを選ぶと、効率が低下するだけでなく、過剰な熱を発生させ、スイッチング損失を生み出し、電圧過渡現象の際に敏感な回路を損傷させる可能性さえあります。適切な部品を選ぶことは、プロトタイプを配線する場合でも、低量産のPCBアセンブリにスケールアップする場合でも、信頼性の高いボードを保証します。 このガイドで学べること: さまざまなダイオード・タイプが内部でどのように機能するか 整流器、ショットキー、ツェナー、TVS、LED、ファストリカバリ・ダイオードをどこで使用するか パッケージの選択がPCBの熱性能に直接どのように影響するか エンジニアが最新の設計に適したダイオードをどのように選択するか ダイオード・タイプ早見表(クイック比較) ダイオード・タイプ 速度 順方向電圧 (Vf) 最大逆方向電圧 逆回復時間 (trr) 主な用途 代表的なパッケージ 整流用 低速 0.7-1.1V 最大1000V 1-10µs AC-DC変換 DO-41 / SMA シ......
Aug 23, 2026
部品・調達
SMDダイオードサイズ完全ガイド:パッケージ寸法、チャート、選定のヒント
間違ったSMDダイオードパッケージを選択すると、通常は後になって問題が顕在化します。レイアウト中にフットプリントが一致しなかったり、テスト中に接合部温度が安全限界を超えて上昇したりする場合です。パッケージサイズは、ダイオードが流せる電流、放熱効率、そして組み立てラインで確実に半田付けできるかどうかを左右します。 このガイドでは、一般的なSMDダイオードパッケージファミリ(SMA、SMB、SMC、SOD-123、SOD-323、SOD-523、SOD-923)について詳しく説明します。 包括的なSMDダイオードパッケージサイズ表、レイアウトに関する推奨事項、およびアプリケーション別の実用的な選択ガイドを紹介します。 SMDダイオードパッケージの命名規則を理解する SMDダイオードの寸法に入る前に、標準的な命名規則を理解しておくことで、フットプリントの不一致を防ぐことができます。これらの名前を理解することは、SMDトランジスタのコードを確認したり、より広範な設計のためにICパッケージタイプを選択したりする際にも役立つ基礎となります。 SMA、SMB、SMC これらは、DO-214ファミリに属する表面実......
Aug 23, 2026
部品・調達
LEDサイズ徹底解説:完全なLEDサイズ表、種類、寸法、および用途
LEDには複数のパッケージタイプがあり、間違ったLEDサイズを選択すると、明るさ、PCBフットプリント、熱性能、および実装方法に影響します。ブレッドボードにインジケータを配置する場合でも、LEDストリップPCBを設計する場合でも、スポットライト用のCOBモジュールを指定する場合でも、サイズは最初に正しく決定すべき事項です。 このガイドでは、主要なLEDサイズカテゴリすべて、スルーホール寸法、SMDパッケージコード、COBモジュールサイズ、およびチップサイズとパッケージサイズの違いについて、各項目の早見表付きで説明します。 図:0402 SMDチップから5050 RGB、5mmスルーホール、30mm COBモジュールまでのLEDパッケージサイズの変遷を示しています。 LEDサイズの概要 簡単な回答:LEDサイズは、パッケージタイプに基づいて4つのカテゴリに分類されます。 スルーホール:3mm、5mm、8mm、10mm。本体径で識別されます。 SMDインジケータ:0402、0603、0805、1206。フットプリントは部品番号(mm)にエンコードされています。 SMD照明:2835、3528、5050......
Aug 23, 2026
部品・調達
SMDトランジスタパッケージの究極ガイド:サイズ、フットプリント、熱性能と選定
間違ったトランジスタパッケージの選択、熱制限、または過剰なPCB面積は、すぐに問題になります。SMDトランジスタパッケージは、コンパクトなSC-70やSOT-523デバイスから、はるかに大きなDPAKやD2PAKパワーパッケージまで多岐にわたり、それぞれ異なる電流、熱、および組み立て要件に最適化されています。 このガイドでは、SOT-23、SOT-89、SOT-223、SC-70、DPAK、D2PAKなど、一般的なSMDトランジスタパッケージのサイズを比較します。 公称寸法、フットプリントサイズ、熱特性、電流容量、およびPCBレイアウト、プロトタイピング、量産組み立てに適したパッケージを選択するための指針をご覧いただけます。 図:SC-70からD2PAKまでの相対的なスケールを示す精密定規とともにPCB上に配置されたさまざまなSMDトランジスタパッケージ。 SMDトランジスタパッケージ早見表 パッケージ 公称パッケージサイズ(リード含む) PCBフットプリント範囲 標準電流 熱特性 一般的な用途 SOT-523 約1.6 × 1.6 mm 1.8 × 1.8 mm <200 mA 低い ウェアラブ......
Aug 23, 2026
部品・調達
SMDインダクタサイズ完全ガイド:寸法、パッケージ、PCB設計のヒント
SMDインダクタのサイズは、PCBの占有面積に影響を与えるだけではありません。パッケージ寸法は、電流容量、飽和特性、DCR、EMI特性に直接影響します。間違ったパッケージを選択すると、非効率性だけでなく、コストのかかる基板の再設計につながる可能性があります。 課題の一つは、SMDインダクタのパッケージサイズには複数の命名規則があり、RFチップインダクタ(コンパクトなフットプリント、高Q値)とパワーインダクタ(低DCR、磁気シールド、高飽和電流)の間には根本的な違いがあることです。 このガイドでは、パッケージサイズチャート、RFインダクタとパワーインダクタの種類、高電流パッケージ、フットプリントに関する考慮事項、および各アプリケーションカテゴリの選択基準について説明します。 図: 4種類のSMDインダクタ(0402チップ、0805チップ、CDドラムコア、NRシールドパワーインダクタ)が実装されたPCB。 注記 インダクタの基礎について詳しくない場合は、SMDインダクタに関する完全ガイドをご覧ください。 SMDインダクタのサイズとは? SMDインダクタのサイズとは、部品の物理的なフットプリント、具体的......
Aug 23, 2026
部品・調達
Arduino vs Raspberry Pi:プロジェクトに実際に使うべきなのはどちら?
注記 クイックアンサー: Arduinoを選ぶべきケース:ロボット制御、センサー、低消費電力の構築、そして正確な制御ループが重要となる直接的なハードウェアレベルのインタラクション。 Raspberry Piを選ぶべきケース:AI推論、Linuxアプリケーション、マルチメディア、ネットワーキング、そして完全なオペレーティングシステムを必要とするあらゆるもの。 ArduinoとRaspberry Piを検索したことがあるなら、おそらく仕様を並べただけの記事を何十件も見つけたことでしょう。しかし、それらの記事は、あなたのプロジェクトにとって実際に何が重要かという点については教えてくれません。このガイドは、そうした記事とは異なります。 ロボットアームの試作、IoTセンサーネットワークの導入、ホームオートメーション化、あるいはDIYエレクトロニクスを始めたばかりの場合でも、選択するボードによって、プロジェクトの動作方法、負荷時の挙動、拡張性が決まります。ArduinoとRaspberry Piはどちらも手頃な価格で初心者に優しい製品です。しかし、それらが解決する問題はまったく異なり、間違った方を選ぶと時間と......
Aug 23, 2026
部品・調達
STM32 vs ESP32 初心者ガイド:主な違いと最適な用途
STM32 vs ESP32は、r/embeddedで最もよく質問されるマイコン比較です。その理由は、一見すると互換性があるように見えるのに、解決するエンジニアリング上の問題が完全に異なるからです。 STM32は、ARM Cortex-Mコアと高精度ペリフェラルを基盤とした産業グレードのMCUファミリーです。ESP32は、Wi-Fi、Bluetooth、そしてすぐに使えるIoTを中心に設計された、接続性を最優先したSoCです。 このガイドでは、データシートの数値、量産設計のトレードオフ、実用的な組み込みユースケースを用いて、実際のエンジニアリングプロジェクトにおいて各プラットフォームが優れている点を詳しく解説します。 簡単に言うと:ワイヤレスならESP32、制御ならSTM32を選びましょう。 STM32 vs ESP32:主な違いの解説 ESP32は、接続製品向けに最適化されたEspressif製の低コストなWi-Fi + Bluetooth SoCです。STM32は、高精度制御、超低消費電力動作、産業用信頼性に最適化されたSTMicroelectronics製の32ビットARM Cortex-M......
Aug 23, 2026
部品・調達
コンデンサ値ガイド:チャート、コード、選定、実用的な用途
マイクロコントローラに100nFのバイパスコンデンサを追加する場合、電源用の平滑コンデンサのサイズを決める場合、またはRCフィルタ用のコンデンサを選択する場合、誤った値を選択すると、ノイズ、不安定性、または回路性能の低下につながる可能性があります。コンデンサの選択は、ハードウェアエンジニアリングにおいて最も頻繁に直面する決定事項の1つですが、理論と物理的制約の間の適切なバランスを見つけることは、めったに簡単ではありません。 このガイドでは、コンデンサ値の仕組み、コンデンサのマーキングの読み方、一般的な回路の静電容量の計算方法、および実用的なエンジニアリング例を使用して適切なコンデンサ値を選択する方法について学びます。 コンデンサ値早見表 3桁のマーキングコード ピコファラッド(pF)単位の値 ナノファラッド(nF)単位の値 マイクロファラッド(µF)単位の値 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000......
Aug 23, 2026
部品・調達
エンジニアがPCB回路のコンデンサ耐圧を選定する方法
コンデンサの耐圧選定は、回路図上では些細なことに見えますが、実際には信頼性、基板サイズ、部品表(BOM)コストを左右する重要な要素です。低すぎる耐圧を選ぶとコンデンサは故障します。慎重さを欠いて高すぎる耐圧を選ぶと、スペースを無駄にし、(MLCCの場合)気づかないうちに静電容量を失っている可能性もあります。これらの要素のバランスを取ることは、ハードウェア開発を成功させるために不可欠です。 このガイドで学べること: 電圧ディレーティング(1.5倍および2倍ルール)の適用方法 3.3 V、5 V、12 V、24 V、48 Vレールに適した耐圧の選び方 高耐圧コンデンサが実際の性能向上につながることが多い理由 コンデンサ耐圧早見表 どのコンデンサ耐圧を使用すべきか? ここに簡単な答えを示します: 回路電圧 標準的なコンデンサ耐圧 推奨耐圧 適用例 3.3 V 6.3 V - 10 V 10 V STM32/ESP32 デカップリング (3.3V) 5 V 10 V - 16 V 16 V 5Vレール (USB電源、ロジック) 12 V 25 V 25 V 12Vレール (降圧コンバータ/LED) 24 ......
Aug 23, 2026
部品・調達
ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:どちらを使うべきか?
ツェナーダイオードとショットキーダイオードは、表面実装パッケージの外観は同じように見えるかもしれませんが、電子設計においてその役割はまったく異なります。ツェナーダイオードは、電圧レギュレーションと過電圧保護のために、逆降伏領域で動作するように特別に設計されています。一方、ショットキーダイオードは、順方向導通領域における低い順方向電圧降下と高速スイッチングに最適化されています。 このガイドでは、両者の動作原理、電気的特性、用途、パッケージオプション、および実際の設計上の考慮事項を包括的に比較し、次のPCBアセンブリプロジェクトに適したダイオードを自信を持って選択できるようにします。 ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:クイック比較 詳細な物理と設計式に入る前に、これら2つの一般的な部品の大まかな違いを確認しましょう。 パラメータ ツェナーダイオード ショットキーダイオード 接合タイプ 高濃度ドープのP-Nシリコン接合 金属とN型半導体のバリア接合 キャリア伝導 バイポーラ(電子と正孔の両方) 多数キャリアのみ(ユニポーラ伝導) 順方向電圧(Vf) 標準的なシリコン降下:0.6V〜0.7......
Aug 23, 2026
部品・調達
システムオンチップ(SoC)とは?PCB設計者向け完全ガイド
今日、あなたが接するほぼすべての電子機器(スマートフォン、IoTセンサーから産業用コントローラー、AIエッジシステムまで)は、System on a Chip(SoC)によって動いています。プロセッサ、メモリコントローラ、通信インターフェース、専用アクセラレータを単一のシリコンダイ上に統合することで、SoCは現代の電子機器が求める性能、電力効率、そしてコンパクトなフォームファクタを実現しています。 組み込みLinux設計用のプロセッサを選定する場合でも、AI対応プラットフォームを評価する場合でも、SoCをMCUやFPGAと比較する場合でも、プロフェッショナルなハードウェア開発にはSoCアーキテクチャの理解が不可欠です。 この詳細ガイドでは、以下のことを学べます: System on a Chipとは何か SoCが内部でどのようにデータを移動させるか 最新のSoC内部にある主要コンポーネント SoC、MCU、MPU、FPGAの違い AIアクセラレータが最新のSoC設計にどのように組み込まれるか プロジェクトに適したSoCの選び方 System on a Chipとは? System on a Chi......
Aug 23, 2026
部品・調達
STM32 vs ESP32:組み込みおよびIoT設計のための深い技術比較
STM32とESP32のどちらを選ぶかは、単なる価格の問題ではありません。多くのエンジニアが同じ疑問から始まります:ESP32の方が安くて、すでにWi-Fi/Bluetoothを備えているのに、なぜ誰もがまだSTM32を選ぶのでしょうか? 本当の答えは、あなたの製品が何をしなければならないかによって異なります。接続型スマートホームデバイスを構築しているなら、ESP32が最速かつ最も費用対効果の高い道かもしれません。しかし、設計に決定的な制御、正確なADCサンプリング、低消費電力動作、産業用インターフェース、モーター制御、または長期的な供給保証が必要な場合、STM32はその高いコストを正当化することがよくあります。 このガイドは、初心者レベルの比較を超えています。STM32とESP32を実践的なエンジニアリングの観点から比較します。性能、消費電力、ペリフェラル、接続性、産業用ユースケース、開発ワークフロー、そしてなぜ多くの商用製品が両方のチップを一緒に使用しているのかを含みます。 図: STM32マイクロコントローラとESP32ワイヤレスモジュール ESP32の方が安いのに、なぜSTM32を選ぶのか......
Aug 23, 2026
部品・調達
NPNトランジスタとPNPトランジスタ:主な違い、動作原理、および応用
NPNトランジスタとPNPトランジスタは、どちらもスイッチングと増幅に使用されるバイポーラ接合トランジスタ(BJT)です。両者は同じ3層構造を共有していますが、電流と電圧の極性が逆になっています。 この2つを混同することは、設計エラーの一般的な原因であり、リレーがまったく切り替わらないことから、ハイサイド負荷が常にオンになり続けることまで、さまざまな問題を引き起こします。 このガイドでは、回路に適したトランジスタを選択するために必要な、構造、シンボル、スイッチング動作、および選択基準について詳しく説明します。 NPN vs PNPトランジスタ:並べて比較 パラメータ NPNトランジスタ PNPトランジスタ 構造 N-P-N P-N-P 多数キャリア 電子 正孔 電流の流れ(オン状態) コレクタからエミッタへ エミッタからコレクタへ ターンオン条件 ベースがエミッタより0.7V高い ベースがエミッタより0.7V低い シンボルの矢印 外向き 内向き 一般的なスイッチング位置 ローサイド ハイサイド 相対的なスイッチング速度 高速 やや低速 製造の普及度 より一般的 あまり一般的ではない バイポーラ接合......
Aug 23, 2026
部品・調達
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
Aug 23, 2026
部品・調達
システムオンチップ vs システムオンモジュール:製品に適しているのはどちらか?
System on a Chip(SoC)は、処理ユニット、メモリコントローラ、ペリフェラルインターフェースを単一の集積回路(IC)に統合します。一方、System on Module(SoM)は、SoCとRAM、ストレージ、電源管理、およびサポート回路を、コンパクトで事前検証済みの回路基板上に組み合わせたものです。 これら2つの統合アプローチのどちらを選択するかは、組み込みハードウェアエンジニアリングにおいて最も重要な構造上の決定の1つです。最適な経路は、生産量、コスト目標、社内のレイアウト専門知識、および市場投入までの期間によって異なります。 このガイドでは、両方の技術の包括的な内訳を提供し、その内部アーキテクチャを調査し、非経常エンジニアリング(NRE)コストを比較し、次の設計に適した経路を選択するための実用的なフレームワークを概説します。 SoMとSoC:主要な違いの概要 ほとんどの商業製品および工業製品にとって、この決定は見た目よりも単純です。SoMは製品の市場投入を早め、エンジニアリング上のリスクを最小限に抑えます。なぜなら、高速配線、電源分配ネットワーク、およびコアハードウェアのデバ......
Aug 23, 2026
部品・調達
クワッドフラットパッケージ(QFP):設計、組立、および熱管理に関するエンジニア向けガイド
QFPパッケージとは? クワッド・フラット・パッケージ(QFP)は、電子製造の歴史を通じて最も人気のある表面実装技術(SMT)パッケージ形式の1つです。1980年代に標準となって以来、QFPは32ピンから304ピンまでの範囲の中程度から高ピン数の集積回路(IC)における業界標準であり、単純なSOICパッケージと複雑なボールグリッドアレイ(BGA)の両方にとって優れた代替手段でした。 正方形または長方形のボディの4辺すべてから延びる「ガルウィング」リードによって定義されるQFPは、高いI/O密度、コスト効率の良い製造、そしてデバッグにとって重要な視覚的検査性という独自のバランスを提供します。はんだ接合部が隠れるBGAとは異なり、QFPのリードは目視可能であり、簡単な光学検査とリワークが可能です。 クワッド・フラット・パッケージ(QFP)チップ クワッド・フラット・パッケージ(QFP)の種類と選定ガイド 「QFP」は一般的な用語ですが、特定のバリエーションを選択することは、製品のZ高さとPCBの熱戦略に影響を与えます。 比較表:QFPパッケージの種類 バリアント 正式名称 ボディ高さ(最大) ピン数範......
Aug 23, 2026
部品・調達
回路遮断器の種類解説:MCB、MCCB、RCCB、RCBO、ACB、VCB、SF6回路遮断器
回路遮断器(サーキットブレーカー)は、過負荷や短絡などの異常を検知すると自動的に電源を遮断し、機器を保護して火災のリスクを低減します。回路遮断器の種類は、家庭用分電盤から高圧変電所まで、電圧レベル、定格電流、用途に応じて異なる設計がなされています。 このガイドでは、MCB、MCCB、RCCB、RCBO、ACB、VCB、SF6遮断器などの最も一般的な種類について説明し、お客様の用途に適した遮断器の選び方を支援します。 図:住宅用パネルから電力用変電所までの回路遮断器の種類 回路遮断器とは? 回路遮断器は、故障状態を検知すると自動的に電流の流れを遮断する、電気機械式または電子式の開閉装置です。 ヒューズと回路遮断器の比較 ヒューズと回路遮断器を比較した場合、中心となる違いは再利用性と応答メカニズムにあります。 特徴 ヒューズ 回路遮断器 再利用性 使い捨て(犠牲式) リセット可能で再利用可能 応答メカニズム 内部のワイヤー素子の熱溶融 機械的ラッチまたは電子トリップユニット 故障後の対応 物理的に交換する必要がある 根本的な故障が解消されればリセット可能 初期コスト 低コスト 初期投資が高い 回路遮断......
Aug 23, 2026
部品・調達
表面実装デバイス(SMD)完全ガイド
スマートフォンを手に持っているところを想像してみてください。その洗練されたデバイスの内部には、米粒よりも小さい抵抗器、爪よりも薄いコンデンサ、そして何百万ものトランジスタを含む集積回路など、何千もの微小な部品からなる複雑なネットワークが存在します。表面実装技術(SMT)とそのコンパクトな表面実装部品(SMD)がなければ、これらはすべて存在し得なかったでしょう。 ほんの数十年前まで、電子機器はかさばるものでした。ラジオは机を占領し、コンピュータは部屋全体を占領し、回路を組み立てるということは、大きなスルーホール部品用の穴を開けることを意味していました。その後、電子機器製造における静かな革命が起こりました。それが表面実装技術の台頭です。この技術により、エンジニアはより速く、より小さく、より信頼性の高い回路を構築できるようになり、電子設計の可能性を再定義しました。 現在では、JLCPCBが提供するような高度なSMT組立サービスにより、この技術はプロトタイプを製作するホビイストから、小〜中ロットの生産を行う企業まで、誰もが利用できるものとなっています。 スマートフォン、医療機器、自動車、さらには衛星に至る......
Aug 23, 2026
部品・調達
小型Outline集積回路(SOIC):パッケージ、仕様、用途
設計が従来のスルーホール部品から高密度の表面実装技術(SMT)へと移行する中で、Small Outline Integrated Circuit(SOIC)は、オペアンプ、フラッシュメモリ、センサー、マイクロコントローラーの業界標準であり続けています。これは、現代の民生用電子機器が要求する小型化と、産業用途に求められる堅牢性の間の完璧な妥協点を提供する、バランスの取れたエンジニアリングの証です。 この記事は、SOICパッケージに関する決定的なエンジニアリングリソースとして機能します。ボディ幅のバリエーションを取り巻く混乱を解消し、フットプリント設計を左右する具体的な機械的寸法を分析します。形状を超えて、電力処理能力を決定する熱特性と、リードフレーム構造の背後にある材料科学についても調査します。 最後に、設計と製造のギャップを埋め、高歩留まりの生産を達成するために必要な具体的なSMT組立パラメータ(ステンシル開口部の設計からリフロープロファイルまで)を詳述し、JLCPCBの高度な組立能力と結び付けます。 SOICパッケージとは? 技術的に定義すると、SOICパッケージ(Small Outline I......
Aug 23, 2026
部品・調達
PQFPパッケージとは?プラスチック製クワッドフラットパッケージの設計、フットプリント、および組立ガイド
プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)は、産業機器、自動車、組み込み設計で広く使用されているICパッケージです。 この記事では、PQFPパッケージに関する実用的でエンジニアリングに焦点を当てたガイドを提供します。PQFPがどのように構築されるか、いつ使用するのが理にかなっているか、新しいタイプのパッケージとどのように比較されるか、そしてフットプリント設計、熱性能、信号整合性、製造、信頼性の観点から設計者が考慮すべき点について説明します。 PQFPパッケージ(プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ)とは? プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)は、平坦なプラスチック本体の4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。リードレスパッケージやエリアアレイパッケージとは異なり、はんだ付け後もすべての電気的接続が露出したままになるため、接合部の検査、プロービング、リワークが容易です。 PQFPは、低ピン数パッケージと高密度フォーマットの中間に位置します。SOICやTSSOPパッケージよりも大幅に高いピン数をサポートしながら、BGAデバイスで要求......
Aug 23, 2026
部品・調達
PoPパッケージ(パッケージ・オン・パッケージ)解説:アーキテクチャ、実装、およびSMTの課題
小型化競争において、より小さなフットプリントにより多くの処理能力を搭載することは、PCB設計者にとって究極の課題です。 パッケージ・オン・パッケージ(PoP)技術は、ロジックとメモリを垂直に統合することでこの課題に応え、現代のモバイルプロセッサの標準となっています。しかし、この3Dアーキテクチャは、標準的な製造を超えた高度なSMT実装能力を要求します。JLCPCBは、これらの複雑なスタックを習得するために必要な高精度製造を専門としています。 このガイドでは、PoPパッケージングの仕組み、主な利点、一般的な実装上の課題、および重要な設計上の考慮事項について説明し、PoPパッケージがお客様のアプリケーションに適しているかどうかを迅速に判断できるようにします。 PoPパッケージ(パッケージ・オン・パッケージ)とは? パッケージ・オン・パッケージ(PoP)は、個別にテストされた2つ以上のパッケージを上下に積み重ねる垂直回路統合方式です。複数のダイを単一の筐体内に組み合わせることが多いシステム・イン・パッケージ(SiP)とは異なり、PoPは通常、ロジックパッケージ(CPUまたはアプリケーションプロセッサ)の......
Aug 23, 2026
部品・調達
SMDコンデンサのサイズ:PCB設計と組立のための完全サイズ表と選定のヒント
現代エレクトロニクスの世界において、表面実装部品(SMD)は基板設計に革命をもたらし、より小型で、高速かつ高効率なプリント基板(PCB)を可能にしました。PCBを設計する際、適切なSMDコンデンササイズを選択することは、電気的信頼性と製造性の両方を確保するためにエンジニアが下さなければならない最も重要な決定の一つです。 この記事では、実用的で信頼性の高いガイダンスを紹介します: すぐに参照できる包括的なSMDコンデンササイズ表。 インペリアルコードとメトリックコードのSMDコンデンササイズコードの読み方。 SMDコンデンサのパッケージ寸法を理解するための視覚的な比較。 PCBレイアウトに適したSMDコンデンササイズを選ぶための実用的なヒント。 部品選択および組み立て中に避けるべき一般的な間違い。 図:異なるサイズの表面実装コンデンサが実装されたプリント基板 すぐに参照できるSMDコンデンササイズ表 回路図入力やPCBレイアウトを行う際には、表面実装コンデンサのサイズを迅速かつ確実に参照できることが不可欠です。以下の表は、最も一般的なコンデンサ技術の標準寸法を詳しく示しています。 SMD積層セラミッ......
Aug 23, 2026
部品・調達
SMDトランジスタコード検索:マーキング、ピン配置、マルチメーターテストガイド
回路基板の修理でよく直面する悩みがあります。それは、小さな三本足の黒い部品に、謎の2文字または3文字のコードが刻印されているのをじっと見つめることです。試作段階のベアボードであれ、量産されたPCBAであれ、これらの表面実装デバイス(SMD)のマーキングを素早く解読する方法を知ることは、あらゆる電子エンジニアや修理技術者にとって不可欠なスキルです。 この包括的なガイドでは、以下のことを学びます: 1. SMDトランジスタのマーキングコードを解読する方法 2. BJTとMOSFETの種類を識別する方法 3. 標準的なSOTパッケージでトランジスタのピン配置を見つける方法 4. マルチメーターを使って未知のSMDトランジスタをテストする方法 5. 安全で互換性のある代替品を選ぶ方法 6. 避けるべき一般的な修理ミス SMDトランジスタを即座に識別する方法 今すぐ未知のSMDトランジスタコードを識別する必要がある場合は、次の迅速な識別ワークフローに従ってください: トップマーキングコードを読む: 正確な英数字(例:「J3Y」や「1AM」)をメモします。メーカーや鉛フリーのステータスを示す微細なドットを探し......
Aug 23, 2026
部品・調達
STM32マイクロコントローラーの選び方:シリーズ、Cortex-Mコア、主要機能の比較
STMicroelectronicsは、12以上のシリーズにわたって数千ものSTM32 MCU型番を出荷しています。そして、その多様性こそが、STM32マイクロコントローラの選定を難しくしている理由です。 間違ったファミリを選ぶと、後でその代償を払うことになります。過大なBOMコスト、無駄な電力予算、あるいはペリフェラルが不足していることが判明した場合のボードの再設計などです。 このSTM32マイクロコントローラ選定ガイドでは、データシートのマーケティング用語ではなく、実用的なエンジニアリング基準に基づいた5段階のフレームワークで選定プロセスを分解しているため、ARM Cortex-Mマイクロコントローラを組み込みシステムの要件に自信を持ってマッチさせることができます。 図: 回路基板上のSTM32マイクロコントローラ。電源、ワイヤレス、モーター制御、セキュリティのアイコンで囲まれています。 STM32ファミリ比較:アプリケーションに適したシリーズの選び方 各STM32シリーズは、性能、消費電力、コストの特定の組み合わせをターゲットにしています。まずシリーズを把握することで、データシートを1枚開く......
Aug 23, 2026
部品・調達
ESP32とは?機能、アーキテクチャ、モジュール、プログラミング、応用分野の完全ガイド
ESP32とは?機能、アーキテクチャ、モジュール、プログラミング、応用分野の完全ガイド Wi-Fi対応の温度センサーやウェアラブル健康モニターから、産業用ゲートウェイ、AI搭載カメラに至るまで、ESP32マイクロコントローラは、世界で最も広く採用されているワイヤレス組み込みプラットフォームの1つとなっています。強力なプロセッサと統合されたWi-FiおよびBluetoothを組み合わせることで、エンジニアは別途ネットワーキングハードウェアを必要とせずに接続デバイスを構築できます。 このガイドでは、ESP32の仕様、アーキテクチャ、全ファミリーバリエーション、開発ボード、プログラミングツール、そして実際のESP32プロジェクトを、1つの主要なリファレンスとしてまとめて解説します。 ESP32の概要 Espressif Systemsによる32ビットマイクロコントローラファミリー ほとんどのバリアントに内蔵Wi-Fi(802.11 b/g/n)とBluetooth Classic/BLEを搭載 デュアルコアまたはシングルコアのオプション、最大240 MHzのクロック速度 3.3 Vで動作、豊富なGPIO......
Aug 23, 2026
部品・調達
PCBコネクタの種類解説:カテゴリー、比較、用途、そして最適な選び方
PCBコネクタは、回路基板と外部デバイス、ケーブル、または他のPCBを接続するための必須コンポーネントです。適切なコネクタタイプを選択することは、信号の信頼性、機械的安定性、および製品全体の性能に影響を与えます。選択時には、定格電流、周波数要件、ピッチサイズ、実装方法などの要素を考慮する必要があります。 このガイドでは、以下のことを学びます: PCBコネクタの主要なタイプとその用途。 異なるコネクタタイプの比較方法。 設計に適したコネクタの選び方。 メーカーの視点から見たPCB組立における重要な考慮事項。 PCBコネクタとは? PCBコネクタは、メインボードと別のボードまたはデバイスとの間に取り外し可能な電気的接続を確立する電気機械部品です。 これらはプラグアンドプレイデバイスであり、恒久的なはんだ付けなしで、電力と信号をあるアセンブリから別のアセンブリへと渡すことができます。これにより、部品の接続、分離、および保守が可能になります。このガイドに記載されているすべてのPCBコネクタタイプは、異なる機械的形態で同じ中核的な役割を果たします。 コネクタには2つの部分があります。1つはボードに固定され、......
Aug 23, 2026
部品・調達
薄膜抵抗器と厚膜抵抗器:主な違い、利点、および用途
重要なポイント ほとんどの設計では、厚膜抵抗器を標準的に使用します。コスト効率が高く、堅牢で、プルアップ抵抗、LEDの電流制限、デジタル回路、サージが発生しやすいアプリケーションに最適です。 抵抗器がアナログ量(分圧器、基準電圧ネットワーク、利得設定回路、電流検出信号チェーンなど)を決定する場合は、薄膜抵抗器を選択してください。厳しい許容差と低いTCRは、温度と時間の経過による測定精度の維持に役立ちます。 ほとんどのPCB設計では厚膜または薄膜抵抗器が使用されますが、誤った選択をすると不要なコストが発生したり、さらに悪い場合には測定誤差や温度ドリフトを引き起こす可能性があります。 このガイドでは、両者の主な違いを説明し、実際の例とエンジニアリングデータを用いて、それぞれをいつ使用すべきかを示します。 厚膜抵抗器と薄膜抵抗器の概要 厚膜抵抗器は、スクリーン印刷され、安価で堅牢であり、約95%の実装箇所で標準的に使用されます。 薄膜抵抗器は、スパッタリングとレーザートリミングにより高精度を実現しています。厳しい許容差、低いTCR、低ノイズ、優れた長期安定性を備えていますが、通常は5〜10倍のコストがか......
Aug 23, 2026
部品・調達
ESP32-C3 vs ESP32-S3 解説:性能、機能、そして最適なチップの選び方
注記 低コスト・低消費電力の接続センサーにはESP32-C3を選択してください。 カメラ、ディスプレイ、デバイス上のAI、またはUSBを扱う場合は、ESP32-S3を選択してください。 WIFIを使用してインターネットに接続したり、BLEでデータを送信するプロトタイプを作成する場合、設計者の間で最も人気のある選択肢はESP32です。ESP32シリーズの中で最も人気のある2つのチップは、ESP32-C3とESP32-S3です。悩みどころは、必要なアプリケーションに応じてどちらを選ぶかということです。 ESP32-C3とESP32-S3のどちらを選ぶかは、初心者もベテランエンジニアも迷うところです。なぜなら、スペック上はどちらも2.4 GHz Wi-FiとBluetoothチップであり、「ただ動く」からです。しかし、これらはまったく異なる用途向けに作られています。 このガイドで学べること: ESP32-C3とESP32-S3の簡単な比較表 主要なハードウェアとアーキテクチャの違いをひと目で確認 CPU、メモリ、GPIO、USB、Wi-Fi、Bluetoothの比較 AIアクセラレーション、カメラ、ディ......
Aug 23, 2026
部品・調達
抵抗器の種類完全ガイド:固定抵抗器、可変抵抗器、非直線性抵抗器
回路基板に異なる種類の抵抗器が含まれる場合、設計者にとってもその決定は難しくなります。自分の回路が実際に必要とするものを知ることで、設計上の問題の半分は解決します。 このガイドでは、以下の内容を説明します。 抵抗器の種類の完全なチャート — 固定、可変、非直線形のファミリー。 炭素皮膜、金属皮膜、巻線、箔(フォイル)抵抗器の選び方。 設計においてポテンショメータ、サーミスタ、LDR、バリスタをいつ使用するか。 SMD/スルーホール抵抗器の種類と、それぞれのコスト。 アプリケーションに適した抵抗器の種類の選び方。 図: 固定、可変、非直線形の抵抗器ファミリーを示す抵抗器の種類チャート 抵抗器の種類チャート(クイック比較) 抵抗器の種類は3つのファミリーに分類されます。 固定抵抗器は、1つの値に固定されています: カーボンコンポジション、炭素皮膜、金属皮膜、金属酸化皮膜、厚膜、薄膜、巻線、金属箔があります。 可変抵抗器は手動で調整します: ポテンショメータ、レオスタット、トリマーがあります。 非直線形抵抗器は、温度、光、電圧に応じて自らの値が変化します: サーミスタ、LDR、バリスタがあります。 次の......
Aug 23, 2026
部品・調達
SMDダイオードコード照会:完全リスト、マーキングガイド&識別方法【2026年版ガイド】
現代のエレクトロニクスにおいて、表面実装ダイオードは、電源入力保護回路から高速信号配線まで、あらゆる場所で使用されています。これらの部品は非常に小さいため、メーカーは部品本体に完全な型番を印刷することができません。その代わりに、A2、M7、SS14、SLなどの短いマーキングコードを使用しますが、これはPCBの修理、リバースエンジニアリング、部品交換の際に初心者をしばしば混乱させます。 このガイドでは、SMDダイオードのコードを解読し、極性を特定し、マルチメーターを使用して部品をテストし、安全な代替品を選択する方法について説明します。これにより、エンジニア、技術者、愛好家が自信を持って最新のPCBをトラブルシューティングできるようになります。 図:プリント基板上にM7とマークされたSMDダイオードのマクロビュー。 注記 PCB上にA2、M7、SS14などのコードが付いた小さなダイオードを見つけた場合、このガイドを参照すれば、それを即座に特定し、極性を確認し、正しい代替品を選択するのに役立ちます。 SMDダイオードコード早見表 以下のコードは、電源入力回路および信号回路での一般的な出現頻度の順に記載さ......
Aug 21, 2026
部品・調達
SMDコンデンサコード:識別、マーキング、および極性
SMDコンデンサコード:識別、マーキング、および極性 SMDコンデンサのコードを識別することは、独特でややこしい課題です。明確で標準化されたラベルが付いた部品とは異なり、コンデンサのマーキングはコンデンサの種類に完全に依存し、多くの場合、マーキングがまったく存在しません。 電荷を蓄える基本的な部品として、コンデンサは電源ノイズのフィルタリング(デカップリング)、オシレータのタイミング設定、IC間の信号結合など、組み込みシステムのあらゆる部分に欠かせません。正しく識別することは、デバッグや修理において重要なスキルです。 このガイドでは、ボード上のあらゆるSMDコンデンサを識別するための段階的な方法を提供します。 SMDコンデンサコードとは何か、なぜ重要なのか? 「SMDコンデンサコード」は、単一の単純な標準ではなく、コンデンサの種類とサイズに依存するさまざまなマーキングシステムのセットです。3桁の数字、文字、極性バー、または最も一般的な場合、まったくマーキングがないこともあります。 これらの異なるコードを理解することは、エンジニアリングのすべての段階で重要です。 ● 安全性と信頼性: 極性コンデンサ......
May 15, 2026
部品・調達
SMD抵抗器パッケージサイズ:完全なサイズ表、フットプリントと選び方
SMD抵抗器パッケージサイズ:完全なサイズ表、フットプリントと選び方 表面実装デバイス(SMD)抵抗器は現代の電子機器に欠かせない部品であり、適切なパッケージサイズを選ぶことは、PCBの電気性能、熱的信頼性、製造コストに大きく影響する重要なエンジニアリング判断です。 本記事では、以下の実践的で信頼性の高い指針を提供します: ● 01005~2512までの完全なSMD抵抗サイズチャート(正確な寸法・定格電力付き) ● リフロー信頼性のための推奨フットプリントとガイドライン ● 電力損失、実装しやすさ、コスト、機械的安定性に関する重要なトレードオフ ● 民生機器、IoT、電源回路の実世界応用例 SMD抵抗パッケージサイズ 一目でわかる完全SMD抵抗サイズ表(インチ・メートル混在) パッケージコード(インチ) パッケージコード(メートル) 長さ(L)±公差 幅(W)±公差 高さ(H)代表値 定格電力(W) 応用例 01005 0402 0.016"/0.40 mm 0.008"/0.20 mm 0.005"/0.13 mm 31/1000W (0.031W) 超小型RFモジュール、モバイル・ウェアラブル......
May 15, 2026
部品・調達
基板・電子部品の基礎知識|基板の部品と実装をわかりやすく解説
電子機器の心臓部である基板と電子部品。スマートフォンから家電製品まで、あらゆる電子製品に欠かせない存在です。 本記事では、基板・電子部品の基礎から実装方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。 基盤と電子部品の基本知識 基板(プリント基板・PCB)は、電子部品を搭載し電気的に接続するための板状の部品です。絶縁性の基材表面に銅箔で配線パターンを形成したもので、電子回路の土台となります。 電子部品の種類(抵抗・コンデンサ・ICなど) 基板に実装される電子部品には様々な種類があります。 受動部品(抵抗・コンデンサ・インダクタ)は電流制限や電圧安定化を担い、能動部品(IC・トランジスタ・ダイオード)はスイッチングや演算処理を行います。 基盤と電子部品がどのように機能するのか 基板上の配線パターンが電子部品を接続し、設計された電気回路を形成します。 電源から供給された電力が配線を通じて各部品に流れ、それぞれが設計通りの機能を発揮することで、全体として意図された動作を実現します。 基板の部品とは?構成要素を詳しく解説 実際の基板には用途に応じて様々な部品が組み合わされます。 電源関連部品(電源IC・レギュレ......
Feb 25, 2026
部品・調達
電子部品トップ10ガイド:よく使われる電子部品
電子部品は電子技術の基本要素であり、電子回路の重要な構成要素として機能します。電子技術とその応用分野の急速な発展に伴い、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子技術者や愛好家が、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本稿では、技術者が一般的に使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選択に関する指針を提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗効果を発揮します。抵抗器の抵抗値を変えることで、接続された分岐に流れる電流を制御でき、これにより電子機器内の各種部品が定格電流で安定動作することを保証します。一般的な抵抗器にはサーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、パワー抵抗器、フォトレジスタなどがあります。これらの抵抗器は記号Ωまたは文字Rで表されます。 コンデンサ 回路科学において、コンデンサは特定の電圧で電荷を蓄える能力を持つ。この能力は静電容量と呼ばれ、Cで表される。静電容量の単位はファラド(F)である。コンデンサの静電容量はその電荷蓄積能力を決定する。回路図では、コンデン......
Dec 31, 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6