SMD部品のはんだ付けをプロ並みに行う方法【2026年最新版】
2 min
- SMDはんだ付けとは?
- SMDはんだ付けが現代の電子機器に不可欠な理由
- 必須のSMDはんだ付けツールとアクセサリ
- SMD部品の手はんだ付け方法:ステップバイステップガイド
- さまざまなSMD部品パッケージに対するSMDはんだ付けテクニック
- 避けるべき一般的なはんだ付け欠陥
- プロフェッショナル向けの高度なSMDはんだ付けヒント
- SMDにリフローはんだ付けを使用する場合と方法
- 信頼性の高いSMDはんだ付けのためのベストプラクティス
- 結論
- FAQ
はんだ付けは知っておくべき中核的なスキルですが、SMDとなると作業はより複雑で、より微細になります。はんだ付けは溶接に似ていますが、鉄や鋼の2つの部品を溶接する代わりに、小さな部品を接合します。
回路を開発するには、2つの部品を接合する最良の方法がはんだ付けです。電子部品には主に2つのタイプがあります。1つはスズで覆われた長いリード線を持つスルーホール部品で、PCBに簡単に挿入してからはんだ付けできます。もう1つはSMD(表面実装部品)です。
SMDは非常に小さく、リード線が外側に見えないこともあるため、適切にはんだ付けするにはスキルが必要です。BGA(ボールグリッドアレイ)のようなSMD部品をはんだ付けする場合、動作するかどうかは運任せで推測しながら行うしかありません。しかし、工業的なはんだ付け方法のフローは同じではありません。工業プロセスでは、ユーザーに送る前に設計を検証するための高価な機械と視覚カメラがあります。
さらに、このガイドでは、ステップバイステップのプロセス、効率的なはんだ付けに必要なツール、そしてプロ並みのはんだ付けを行うためのヒントについて学びます。
SMDはんだ付けとは?
SMDは Surface Mount Device(表面実装部品)の略で、このタイプのはんだ付け可能なPCBをはんだ付けする行為がSMDはんだ付けです。これは、部品のリード線を穴に挿入するスルーホールはんだ付けとは異なります。小型のSMD(表面実装部品)により、部品を基板配線の上や周囲に組み合わせることができるため、軽量化、小型化、より効率的な回路設計が可能になります。通常、はんだまたははんだペーストを追加し、ピンセットなどのツールで部品を所定の位置に配置し、はんだごて、熱風、またはリフローオーブンで接合部を加熱して、電気的にも機械的にも強固な接合部を形成します。
前述のとおり、巨視的なレベルで見れば、はんだ付けは溶接のようなものです。しかし、電子機器では部品がはるかに小さく、はんだ付けにはスズ/鉛合金が必要です。スルーホール部品は、リード線をPCBに曲げて挿入し、余分なワイヤーを切断して直接はんだ付けします。一方、SMD部品にはさまざまな形状、サイズ、パッケージがあります。
例:SMTの抵抗器は、0201からはるかに大きい0805や1206までのサイズがあります。
1206 → 0.12インチ × 0.06インチ(メートル法:3.2 mm × 1.6 mm)
0805 → 0.08インチ × 0.05インチ(メートル法:2.0 mm × 1.25 mm)
SMDはこれだけではありません。さまざまな寸法のチップが多数ありますが、すべてをここにリストアップすることはできません。いくつか挙げると:
- ボールグリッドアレイ(BGA)
- クワッドフラットパッケージ(QFP)
- スモールアウトラインIC(SOIC)
- クワッドフラットノーリード(QFN)
- 薄型シュリンクスモールアウトラインパッケージ(TSSOP)
はんだ付けの経験がない場合、これらは手作業ではんだ付けするのが非常に難しく、正しくはんだ付けできないか、欠陥が生じるかのどちらかです。SMDはんだ付けには多くのツールが利用可能で、それらについては次のセクションで詳しく説明します。
SMDはんだ付けが現代の電子機器に不可欠な理由
SMDはんだ付けは、プロの組立ラインだけでなく、ホビイスト、修理専門家、プロトタイプ開発者にとっても不可欠です。SMD部品はスルーホール部品よりも小型で繊細なため、リワーク、修理、および優れた手はんだ付け技術が必要です。
SMDはんだ付けは、電気的信頼性を保証し、コールドジョイントの発生を抑制し、部品の確実な接触を維持するための機械的強度を与え、寄生効果を低減することで高性能化を実現します。これができるようになれば、新しい基板を製作したり、既存の機器を長持ちさせたりすることができます。
手動はんだ付けが現実的でないプロジェクト、またはプロトタイプや小〜中ロット生産で一貫した生産レベルの品質が必要な場合、JLCPCBはコスト効率の高いSMTステンシルとSMT PCB組立サービスを提供しています。高度な自動化、厳格な品質検査(AOIおよびX線)、専門家によるエンジニアリングサポートに支えられ、JLCPCBはプロフェッショナルグレードのSMT組立結果を迅速かつ確実に達成するお手伝いをします。
必須のSMDはんだ付けツールとアクセサリ
始める前に、適切なSMDはんだ付けツールを準備してください。それぞれが精度と品質に重要な役割を果たします。
1. はんだ付けステーション
細い先端を備えた温度調節可能なはんだごてが基本です。調節可能なステーションにより、安定した温度(通常280°C〜350°C)を維持でき、パッドや部品の過熱を防ぎます。
はんだ付けステーションは、ホットプレート、オーブン、または熱風リワークステーションで行った作業を仕上げる場合にのみ必要です。これは、PCBからはんだボールや不要な接合部などの欠陥を除去するようなものです。
関連記事:PCBプロジェクトに適したはんだ付けステーションの選び方
2. 熱風リワークステーション
熱風リワークステーションは、PCB全体を加熱するホットオーブンやホットプレートとは異なり、選択的はんだ付けに使用されるツールです。そのため、SMDの修理やリワークに非常に人気のあるツールです。
これにより、調節可能なノズルから制御された熱風を吹き付けて、非接触のはんだ付けおよび脱はんだが可能になります。そのため、繊細なパッケージの取り扱いに最適です。最新の熱風リワークステーションには、温度制御(100〜500°C)と風量調節機能があります。
3. はんだワイヤー
ニーズに応じて、鉛フリーまたは鉛入りのはんだを選択してください。低径(0.3〜0.5 mm)のものは、溶融の流れを管理しやすいため、小さなSMD作業に最適です。
4. はんだペースト
リフローはんだ付けの場合、はんだペーストは部品実装前にランド領域にスクリーン印刷されます。ペーストには微細なはんだボールとフラックスが含まれており、ファインピッチ作業に最適です。
5. はんだ付けフラックス
フラックスは、はんだが接合部に流れやすくし、酸化を防ぎます。「ノークリーン」フラックスはホビー作業に適していますが、より困難な修理を行う場合は、より強力なものが必要になる場合があります。
6. 精密ピンセット
部品のピックアップと配置には、先端が細く、帯電防止、非磁性のピンセットが必要です。
7. 拡大ツール
拡大ランプや実体顕微鏡は、小さな接合部のブリッジ、ボイド、コールドはんだを確認するのに役立ちます。
8. 洗浄用品
残留物を除去してきれいな状態に保つために、イソプロピルアルコール、フラックスクリーナー、リントフリーのワイプが必要です。
SMD部品の手はんだ付け方法:ステップバイステップガイド
SMDはんだ付けには、手はんだ付け(手動はんだ付け)、熱風によるリフロー、オーブンによるリフローなど、さまざまな方法があります。
以下は、はんだごてを使用した手はんだ付けの簡単なステップバイステッププロセスです。
ステップ1:準備
- PCBを帯電防止マットの上に置きます。
- アルコールパッドを使用して、ほこりや酸化を除去します。
- パッドにフラックスを薄く塗布します。
ステップ2:1つのパッドに予備はんだ付け(ティンニング)
各側の1つのパッドに、ごく少量のはんだを付けます。これにより、位置決めの明確な基準が得られます。
ステップ3:部品の配置
ピンセットを使用して、SMD部品をPCB上に配置し、ピンをPCBパッドに合わせます。これにより、予備はんだ付けされたパッドが溶け、部品に流れ戻ります。
ステップ4:残りのパッドのはんだ付け
- はんだごての先端を各端子に触れ、少量のはんだワイヤーを送り込みます。
- はんだが染み込むようにします。
- 部品の位置ずれを防ぐため、均等に作業します。
ステップ5:接合部の検査
不安な場合は、拡大鏡で確認し、良好な外観の光沢のあるはんだ接合部を確認します。ブリッジや、はんだが適切に接続されていないピンを探します。
ステップ6:エリアの清掃
余分なフラックス残留物をイソプロピルアルコールで清掃します。これにより、腐食を防ぎ、プロフェッショナルな外観になります。
さまざまなSMD部品パッケージに対するSMDはんだ付けテクニック
SMD部品は、その小ささとファインピッチのため、非常にデリケートです。パッケージタイプが異なると、特定のはんだ付け方法とツールが必要になります。以下は、一般的なSMDパッケージとSMDを効果的にはんだ付けする方法のガイドです。
1. チップ抵抗器とコンデンサ
これらは最も単純なSMD部品であり、手はんだ付けの練習に最適です。
はんだ付け手順:
- 細いピンセットを使用して、部品をPCBパッド上に配置します。
- 1つのパッドに少量のフラックスを塗布し、そのピンを最初にはんだ付けして部品を固定します。
- もう一方のパッドをはんだ付けし、ブリッジやコールドはんだ付けのない、滑らかで均一なはんだ接合部を確保します。
ヒント:
- 部品の仕様範囲内で、はんだ付け温度を制御して損傷を防ぎます。
- 0402や0201などの非常に小さなサイズの場合は、拡大鏡や顕微鏡を使用して精度を高めます。
2. SOICおよびQFPパッケージ
SOICおよびQFPパッケージはピン間隔が狭いため、ドラッグはんだ付けが効果的なテクニックです。
はんだ付け手順:
- すべてのピンにフラックスを均等に塗布します。
- はんだごての先端に少量のはんだを乗せ、ピンに沿ってそっとドラッグします。
- QFPの場合は、最初に対角線上のピンをはんだ付けして部品を仮止めし、動きを防ぎます。
ヒント:
- 各ピンにブリッジやコールドはんだ接合部がないか確認します。
- ファインピッチQFP(例:0.5 mmピッチ)のブリッジ修正には、はんだ吸い取り線を使用します。
- はんだごての先端を清潔に保ち、はんだの流れを滑らかにします。
3. QFNおよびBGAパッケージ
QFNおよびBGAパッケージは、部品の下に隠れたピンがあり、通常はリフローはんだ付けが必要です。
はんだ付け手順:
- PCBパッドにはんだペーストを均等に塗布します。一貫した塗布には、できればステンシルを使用します。
- 熱風リワークステーションまたはリフローオーブンを使用して基板をリフローし、はんだを溶かして接合部を形成します。
- BGAパッケージの場合、はんだボールの完全性を確認するために、通常X線検査が必要です。
ヒント:
- QFN部品のサーマルパッドを適切にはんだ付けして、過熱を防ぎます。
- リフロー中の温度プロファイルを制御して、ボイドやツームストーン現象を防ぎます。
- 熱風リワーク中に近くの部品を保護するには、カプトンテープを使用します。
これらのはんだ付けテクニックを習得することで、手はんだ付けと自動SMD PCB組立の両方で、高品質で信頼性の高い接合部が確保されます。
避けるべき一般的なはんだ付け欠陥
経験豊富なエンジニアでも、SMDはんだ付け中に問題が発生することがあります。ほとんどの欠陥は、不適切な熱制御、不十分なはんだ塗布、または汚染によって引き起こされます。これらの典型的なエラーを理解することで、信頼性が高くIPC準拠のはんだ接合部を確保できます。
1. コールドジョイントまたはざらついた接合部:不十分な熱が加えられた場合、またははんだがパッドに適切に濡れない場合に形成されます。このような接合部はくすんで見え、機械的強度が弱く、断続的な接続につながります。
2. はんだブリッジ:過剰なはんだを塗布すると、隣接するピン間に意図しない接続が生じ、短絡や部品の故障につながる可能性があります。
3. パッドの過熱:過度の熱は、特にファインピッチや薄い基板の場合、パッドがPCBから剥がれたり、銅トレースが層間剥離したりする可能性があります。
4. 不適切なフラックス使用:フラックスが少なすぎるとはんだの濡れが妨げられ、多すぎると粘着性のある残留物が残り、適切に洗浄しないと腐食や信頼性の問題を引き起こす可能性があります。
5. 部品の位置ずれ:不適切に配置された部品は、最初は機能しているように見えても、振動、熱サイクル、またはリワーク時に故障する可能性があります。
6. 残留物による汚染:除去されていないフラックス残留物(特にロジン系または活性化フラックス)は、時間の経過とともにデンドライト成長、腐食、または表面絶縁抵抗(SIR)の低下につながる可能性があります。
プロフェッショナル向けの高度なSMDはんだ付けヒント
1. 予熱:はんだ付けを始める前に基板を温度まで上げておくと、熱衝撃が最小限に抑えられ、はんだがきれいに流れます。
2. ジャンク基板で練習:大切なプロジェクトに取り組む前に、はんだ付けやリワークの練習をする必要はありません。
3. はんだ吸い取り線を使用:脱はんだするには、はんだ吸い取り線を脱はんだする接合部にそっと当てて加熱します。
4. 明るい照明:時間の経過による目の疲れや、目の疲れによるミスを避けたいものです。
5. 短い時間で集中して作業:精密はんだ付けには集中力が必要であり、急いではいけません。
6. 部品にラベルを付け、分類:SMD部品は互いによく似ています。作業台の散らかりによるミスほど最悪なものはありません。
SMDにリフローはんだ付けを使用する場合と方法
JLCPCB SMT生産ラインのPCB組立用マルチゾーンリフローオーブン
大量生産アプリケーションやピッチの小さいICには、リフローはんだ付けが最適です。このプロセスには以下が含まれます:
- PCBパッドへのペースト塗布(正確な印刷にはステンシルを使用)。
- ピンセット、ピックアンドプレース機などによる部品の配置。
- リフローオーブンまたは熱風ステーションで基板を加熱してペーストを溶融。
- 制御された冷却により、強固な接続が維持されます。
この加熱・冷却方法により、PCB表面の層間剥離がなくなり、均一な加熱と冷却が端から端まで行われ、PCBを損傷する可能性が最小限に抑えられ、再現性のある結果が得られます。
信頼性の高いSMDはんだ付けのためのベストプラクティス
優れたはんだ付けの基本は温度管理です。鉛フリーはんだの場合は少し高めに、鉛入りはんだの場合は320〜350°Cに設定します。隣接するパッドにブリッジしないように、常に十分な量のはんだを使用して、光沢のある外観にします。
フラックスは、適切な濡れと良好な流れを保証するため、決して省略してはいけません。過度の熱にさらされるとパッドがPCBから剥がれる可能性があるため、過熱しないでください!
顕微鏡で各はんだ接合部を目視検査し、滑らかで適切なサイズであることを確認します。重要な回路で試す前に、練習する方がはるかに良いアイデアです。
はんだ付け後、信頼性のために綿密に検査します。拡大鏡で基板を検査し、ブリッジ、位置ずれ、不完全な接合部がないか確認します。その後、マルチメータを使用して導通をチェックし、接続が適切に行われていることを確認します。短絡がないことを確認した後にのみ、機能テスト用の電源を投入する必要があります。これらの活動は永続的なスキルを促進し、余分なコストを節約します。
結論
SMDはんだ付けを始めるのは大変に思えるかもしれません。部品は小さく、安定した手が必要です。しかし、これは他の技術スキルと同じで、少しの忍耐と正しい姿勢があれば、時間をかけて習得できるものです。適切な計画、ツールの選択、優れたはんだ付けテクニックの実践を適用すれば、プロ並みの品質の結果を達成することは不可能ではありません。
つまり、過度の熱でマイクロコントローラを焼損したり、過剰なはんだ付けでLEDを台無しにしたりするような、一般的な(そしてあまり一般的でない)電子機器の問題を回避すれば、基板は設計どおりに動作します。各段階での徹底的な検査は、ミスを防ぐメカニズムを設定し、堅牢なワークフローと信頼性につながります。
FAQ
1. SMDはんだ付けに最適な温度は?
ほとんどのSMD作業では、300°C〜350°C(572°F〜662°F)の温度範囲が理想的です。鉛フリーはんだを使用する場合は、融点が高いため、高め(約330°C以上)に保つ必要がある場合があります。繊細なPCBパッドの剥がれを避けるため、常に最低の実効温度を目指してください。
2. 通常のはんだごてでSMD部品をはんだ付けできますか?
はい、ただし先端の形状が重要です。太い配線用の大きな「チゼル」先端ではうまくいきません。SMDの場合は、細い円錐形の先端または「曲がった鋭利な」先端が、部品の下に届くのに適しています。SMDパッドはヒートシンクのように機能するため、熱回復の良い高品質のステーションは、安価な「プラグアンドプレイ」はんだごてよりも優れています。
3. ファインピッチICのはんだブリッジを修正するには?
慌てないでください!はんだブリッジ(接続されるべきでない2つのピンがはんだで接続されること)はよくあります。最善の修正方法は、ブリッジにたっぷりのタッキーフラックスを塗布し、清潔なはんだ吸い取り線(脱はんだブレード)を使用することです。吸い取り線をブリッジの上に置き、はんだごてを押し当てます。吸い取り線がスポンジのように余分なはんだを吸い取ります。
4. 手はんだ付けには、はんだペーストとはんだワイヤーのどちらを使用すべきですか?
- はんだワイヤー(0.3mm〜0.5mm):抵抗器、コンデンサ、大型ICの「ポイントツーポイント」手はんだ付けに最適です。
- はんだペースト:リフローはんだ付け(熱風ステーションまたはオーブンを使用)に最適です。手はんだ付けにペーストを使用することもできますが、ステンシルなしでは扱いにくく、管理が難しい場合がよくあります。
5. SMD部品が「ツームストーン現象」を起こし続けるのはなぜ?
「ツームストーン現象」とは、はんだ付け中に小さな部品(抵抗器など)が一端で立ち上がってしまう現象です。これは通常、一方のパッドのはんだが他方より速く溶け、不均衡な表面張力が生じるために発生します。これを防ぐには、均一な熱分布を確保し、部品を配置する前に両方のパッドにフラックスを塗布します。
6. SMDにはフラックスは本当に必要ですか?
一言で言えば、絶対に必要です。スルーホールはんだ付けは寛容ですが、SMDは追加のフラックスなしではほぼ不可能です。フラックスは酸化を分解し、はんだが表面に瞬時に「濡れる」のを助け、ブリッジを防ぎます。SMDには、フラックスペンまたはタッキーゲルフラックスが、はんだワイヤー内のコアフラックス単独よりもはるかに効果的です。
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......