システムインパッケージとは?現代エレクトロニクスにおけるアーキテクチャ、利点、および応用
3 min
- System in Package(SiP)とは?
- System in Packageの仕組み
- System in Packageのタイプ
- SiP内部の主要コンポーネント
- System in PackageとSystem on Chipの比較
- System in Packageの主な利点
- System in Packageの課題
- System in Packageのアプリケーション
- PCB設計と組み立てにおけるSystem in Package
- System in Packageの将来トレンド
- System in Packageに関するFAQ
- 結論
System in Package(SiP)は、複数のIC、受動部品、および配線を単一のパッケージ内に組み合わせ、1つの部品のフットプリントで完全な機能サブシステムを提供する半導体パッケージング手法です。
SiPは、スマートフォン、ワイヤレスモジュール、ウェアラブル端末、IoTデバイスにおいて基盤技術となっています。エンジニアは、プロセッサ、メモリ、RF回路、電源管理を1つのコンパクトで事前テスト済みのユニットに統合できるため、基板の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮できます。
このガイドでは、SiPの仕組み、System on Chip(SoC)との比較、存在するパッケージタイプ、そしてSiPモジュールを扱う際にエンジニアが知っておくべきPCB設計と組み立てについて説明します。
System in Package(SiP)とは?
System in Packageは、一般的な先端半導体パッケージング手法であり、SiP半導体パッケージングとも呼ばれ、複数の半導体ダイと受動部品を単一のパッケージに統合し、完全なサブシステムとして機能させます。単一のタスクを処理するディスクリート部品とは異なり、SiPモジュールは、1つのパッケージボディ内で、実行、記憶、通信、電力管理をすべて行うことができます。
重要なポイント: SiPはパッケージング戦略であり、チップ設計手法ではありません。すべてを単一のダイ上に製造するのではなく、個別に設計されたチップを1つのパッケージにまとめます。
典型的なSiPには、以下の任意の組み合わせが含まれる場合があります:
- プロセッサまたはマイクロコントローラ(MCU/MPU)
- DRAMまたはフラッシュメモリ
- RFトランシーバまたはモデム
- 抵抗、コンデンサ、インダクタなどの受動部品
- 電源管理IC(PMIC)
- MEMSセンサーまたはアナログフロントエンド
これらのコンポーネントは短い相互接続で共存パッケージ化されているため、SiPは、より広い基板領域に分散したマルチチップPCBアセンブリと比較して、優れた信号整合性と低い寄生効果を実現します。これは、トレース長がパフォーマンスに直接影響するRFおよび高速デジタル設計において特に重要です。
System in Packageの仕組み
SiPアーキテクチャを理解するには、複数のダイがパッケージ境界内で物理的にどのように配置、相互接続、配線されるかを検討する必要があります。
マルチチップ統合
SiPでは、複数のダイが共通の基板上に並べて配置されるか、高度な接合技術を使用して垂直に積層されます。各ダイは独立して製造され、多くの場合、異なるファウンドリによって異なるプロセスノードで製造され、その後パッケージレベルで組み立てられます。
このアプローチはヘテロジニアス統合と呼ばれます。チップが同じ製造プロセスを共有する必要がないため、エンジニアは最先端のプロセッサノードと成熟したノードのアナログ回路を組み合わせたり、RFアプリケーション用にシリコンとGaAsなどの化合物半導体を組み合わせたりすることができます。
相互接続技術
SiP内でダイが通信する方法は、パッケージタイプとパフォーマンス要件によって異なります。一般的な相互接続方法は次のとおりです:
- ワイヤボンディング: 細い金または銅ワイヤがダイパッドから基板トレースにループします。コスト効率が高く、広く使用されています。
- フリップチップボンディング: ダイを反転させ、はんだバンプが基板に直接接続します。経路が短く、電気的性能に優れます。
- シリコン貫通ビア(TSV): ダイ自体をエッチングして形成される垂直電気接続です。最小限の経路長で3D積層を可能にします。
- 再配線層(RDL): ダイパッドの位置を基板または他のダイのフットプリントに合わせて再配線する薄膜配線層です。
パッケージ基板と配線
基板は、SiPの構造的なバックボーンおよび電気配線層として機能します。ダイ間の信号トレースを伝送し、電力供給を管理し、熱伝導経路を提供します。基板の品質は、信号整合性、電源整合性、EMI性能に直接影響するため、基板レベルの配線制約は、複雑なSiPモジュールにおける主要な設計課題の1つです。
SiP内の受動部品と能動部品
半導体ダイに加えて、SiPモジュールは通常、受動部品を基板内または基板の上部に直接埋め込みます。埋め込みコンデンサは、ダイの近くで供給ノイズを低減します。統合されたRFフィルタと整合ネットワークは、基板レベルの調整要件を最小限に抑えます。PMICはパッケージ内で電圧調整を管理し、PCB設計者が処理する必要のある外部部品の数を減らします。
図: 多層基板上にBGAはんだボール出力を備え、ワイヤボンディングおよびフリップチップダイを受動部品とともに示したSystem in Packageモジュール。
System in Packageのタイプ
SiP構成は、ダイの空間的な配置方法に基づいて、大きく3つのカテゴリに分類されます。それぞれに、密度、コスト、熱特性に関する明確なトレードオフがあります。
2D SiP
2D SiPでは、すべてのダイが同じ基板平面上に並べて配置されます。これは、製造と検証が最も簡単な構成です。ダイ間の信号経路は基板トレースを介して横方向に伝わり、相互接続の寄生値を管理可能な範囲に保ちます。
2Dパッケージは、ダイ数が少ない場合、コストが優先される場合、または垂直スタックで共有できないヘテロジニアス技術を伴う設計の場合に好まれます。これらはBluetoothおよびWi-Fiモジュール製品で引き続き主流の構成であり、メインPCBへの標準的で信頼性の高い表面実装のために、さまざまなBGAパッケージタイプを頻繁に利用しています。
2.5D SiP
2.5D SiPは、複数のダイをインターポーザ(微細ピッチ配線を備えたパッシブシリコンまたはガラス基板)上に配置してから、アセンブリをメインのパッケージ基板に実装します。インターポーザは、アクティブシリコンを介したTSVを必要とせずに、ダイ間の高密度横方向相互接続を提供します。
この構成は、ロジックとメモリダイ間の大容量帯域幅が必要とされるAIアクセラレータやハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)デバイスで広く使用されています。TSMCのCoWoSプラットフォームやAMDのEPYCプロセッサパッケージングは、注目すべき量産例です。
3D SiP
3D SiPスタックは垂直に積層され、TSVが各ダイ間の直接的な電気接続を提供します。これにより、フットプリントが大幅に削減され、重要な信号経路が短縮されますが、下部のダイで発生した熱が上部のスタックを介して伝導する必要があるため、熱管理が大きな課題となります。
3D積層は、High Bandwidth Memory(HBM)などのDRAM製品で一般的であり、フラットパッケージでは達成できないメモリ帯域幅を実現するために、複数のDRAMダイがロジックダイ上に積層されます。熱抵抗の管理と信頼性の高いTSV接続の確保は、3D SiP設計における主要なエンジニアリング上の課題です。
図: ダイ配置、インターポーザの使用、TSV垂直積層を示す、2D、2.5D、3D System in Package構成の比較。
SiP内部の主要コンポーネント
設計用にSiPモジュールを評価するエンジニアは、各内部コンポーネントが何に貢献するかを明確に把握する必要があります。以下の内訳は、ほとんどのSiP製品に見られる主要な機能ブロックをカバーしています。
プロセッサ / MCU
プロセッサまたはマイクロコントローラは、計算とシステム制御を処理します。IoTおよびウェアラブルSiPでは、これは多くの場合、低電力のARM Cortex-Mコアです。モバイルまたはエッジAIアプリケーションでは、ニューラルプロセッシングユニット(NPU)と組み合わせた高性能アプリケーションプロセッサの場合があります。プロセッサは、命令セットアーキテクチャを定義し、メモリインターフェース要件を決定します。
メモリ
ほとんどのSiPモジュールには、作業用メモリ用のSRAM、ファームウェアストレージ用のNORフラッシュ、または高帯域幅アプリケーション用のLPDDRなど、少なくとも1つのメモリタイプが含まれています。メモリをプロセッサと共存パッケージ化することで、基板レベルのメモリ配線が不要になり、DDRなどの高速メモリインターフェースに関連する信号整合性の懸念が軽減されます。
RFコンポーネント
RF統合は、ディスクリートPCBアセンブリよりもSiPを選択する最も強力な理由の1つです。典型的なワイヤレスSiPは、トランシーバ、パワーアンプ、低ノイズアンプ(LNA)、RFスイッチをパッケージ内に組み合わせ、整合ネットワークとフィルタを事前調整済みで備えています。これにより、基板レベルのRFレイアウトの専門知識が不要になり、アンテナインピーダンス整合のための反復回数が削減されます。
重要なポイント: SiPは、整合とフィルタリングをパッケージ内に移動することで、基板レベルのRFの複雑さを軽減します。
受動部品
デカップリングコンデンサ、フィルタインダクタ、信号終端抵抗は、SiPパッケージ内のアクティブダイと同じ場所に配置されます。それらの近接性により、供給リップルが低減され、EMIが減少し、メイン基板上のICの近くにバイパスコンデンサを配置する際に通常発生するレイアウト感度が排除されます。
電源管理IC(PMIC)
PMICをSiP内に統合すると、基板の電源アーキテクチャが簡素化されます。PMICは、プロセッサ、メモリ、RFサブシステム用に複数の調整された電圧レールを生成し、電力供給経路を短く保ちます。これは、供給効率と過渡応答が動作時間に直接影響するバッテリ駆動デバイスにおいて特に価値があります。
System in PackageとSystem on Chipの比較
SiPとSoCはしばしば一緒に議論されますが、それらは根本的に異なる統合戦略を表しています。新しいデバイスに最適なICパッケージタイプを評価する際、それらの選択は調達、設計スケジュール、長期的な製品柔軟性に影響を与えます。
System on Chip(SoC)は、すべての機能を単一の半導体プロセスで単一のダイに統合します。CPU、メモリコントローラ、ペリフェラル、アナログインターフェースを含むすべてのブロックが同じシリコンを共有します。これにより、大量生産時に優れた面積効率が得られますが、多大なNRE投資が必要であり、設計が単一のファウンドリに固定されます。
System in Package(SiP)は、逆のアプローチを取ります。個別に設計およびテストされた複数のダイが、受動部品とともにパッケージレベルで統合されます。これにより、ある程度の生の密度を、設計の柔軟性、より速い開発サイクル、および1つのモジュールで異なるプロセスノードを組み合わせる能力と交換します。
主な利点: SiPにより、5nmロジックダイと成熟ノードのRFチップなど、異なるチップ技術が1つのコンパクトなパッケージ内に共存できます。
| 機能 | SiP | SoC |
|---|---|---|
| 統合レベル | マルチチップ、パッケージレベル | 単一ダイ、モノリシック |
| 設計の柔軟性 | 多種多様なプロセスノード | 低い - 単一のプロセスノード |
| 製造の複雑さ | 中程度から高い | 非常に高い(最先端ファブ) |
| 市場投入までの時間 | より速い(既知良品ダイ) | より長い(フルチップテープアウト) |
| コスト(低量産) | より低い | より高いNRE |
| コスト(高量産) | ユニットあたりより高い | スケール時に低くなる |
| PCBフットプリント | コンパクト | 非常にコンパクト |
| アップグレード可能性 | より簡単(ダイタイプの交換) | 完全な再スピンが必要 |
| 熱特性 | 中程度の課題 | より低い(単一ダイ) |
| ヘテロジニアス統合 | 可能 | 限定的 |
2つのオプションを評価する際、アプリケーションのコンテキストが決定的です。どちらも普遍的に優れているわけではありません。
SiPが一般的に最適な選択となる場合:
- RFとデジタルロジックの組み合わせなど、ヘテロジニアス統合が必要な場合
- 迅速なプロトタイピングまたは短い開発サイクルが優先される場合
- 製品ファミリー全体での設計再利用が価値がある場合
- RF統合をパッケージ内で処理する必要がある場合
SoCが一般的に好まれる場合:
- NREが十分に償却される非常に高い量産を目指す製品の場合
- 絶対的な電力効率と面積密度が主要な制約である場合
- 必要なすべての機能を単一のプロセスノードで実装できる場合
図: 複数の共存パッケージ化ダイを備えたSystem in Packageアーキテクチャと、すべての機能を単一のモノリシックダイ上に持つSystem on Chipの比較。
System in Packageの主な利点
SiPの利点は、フットプリントの削減だけにとどまりません。スペースに制約のある多機能製品を設計するエンジニアにとって、SiPはいくつかの相互に関連する問題を同時に解決します。
小型化
プロセッサ、メモリ、RF、電源管理を1つのパッケージに組み合わせることで、これらのブロック間の基板レベル接続の配線オーバーヘッドが排除されます。スマートウォッチモジュールや補聴器チップセットは、ディスクリートコンポーネントのレイアウトでは物理的に不可能だった製品フォームファクタをSiPが可能にした実際の例です。
電気的性能の向上
パッケージ内の短く制御された相互接続により、寄生インダクタンスとキャパシタンスが低減されます。高速デジタルインターフェースとRF回路の場合、これは、積極的なPCBレイアウト最適化を必要とせずに、信号整合性の測定可能な改善、ノイズの低減、インピーダンス整合の向上につながります。
市場投入までの時間の短縮
SiPモジュールは通常、事前統合され、事前テストされたサブシステムとして購入されます。Wi-Fi/BT SiPモジュールを扱う設計チームは、RFフロントエンドを設計したり、整合ネットワークを検証したり、無線サブシステムを個別に認定したりする必要はありません。モジュールの規制事前認証により、最終製品の承認が加速されます。
ヘテロジニアス統合
単一の製造ノードがすべてに優れているわけではありません。SiPにより、5nmロジックダイが180nmアナログダイおよびGaAs RFチップと共存できます。このような機能ごとのプロセスノード最適化はモノリシックSoCでは不可能であり、SiPの最も魅力的な技術的差別化要因の1つです。
PCBの複雑さの軽減
4つまたは5つのディスクリートICと数十の受動部品を単一のSiPモジュールに置き換えることで、回路図設計が簡素化され、部品点数が削減され、BOMコストが削減され、組み立て時の配置およびはんだ付け工程の数が減少します。契約製造業者にとって、基板あたりの部品点数が少ないほど、エラー率が低くなります。
より良いRF統合
RF回路はレイアウトに非常に敏感であることで知られています。RFコンポーネントをPCBに配置するには、グランドプレーン、トレースインピーダンス、キープアウトエリア、結合経路に細心の注意を払う必要があります。RFコンポーネントを内部に統合するSiPは、テスト済みで特性評価されたRFサブシステムを提供するため、PCB設計者は完全なRF回路ではなく、アンテナパッドを接続するだけですみます。
重要なポイント: SiPモジュールを使用すると、RF設計の課題は基板レイアウトからアンテナ接続に移り、設計リスクの大幅な削減を意味します。
System in Packageの課題
SiPはすべてのプロジェクトに適したソリューションというわけではありません。制限を理解することで、エンジニアはパッケージングを近道として既定で使用するのではなく、情報に基づいた決定を下すことができます。
熱管理
限られたパッケージ内で複数のダイが熱を発生すると、熱集中の問題が発生します。3Dスタックでは、パッケージ基板から最も遠いダイが最も高い熱抵抗経路を持ちます。負荷時のジャンクション温度違反を回避するには、基板とパッケージの熱シミュレーションを含む、設計段階での熱モデリングが不可欠です。
テストの複雑さ
パッケージ化されたマルチダイアセンブリで障害が発生した場合、それを特定のダイに切り分けることは、PCB上のディスクリートコンポーネントをテストするよりもはるかに困難です。パッケージング前の既知良品ダイ(KGD)テストは、欠陥を早期に発見するのに役立ちます。パッケージ後のテストカバレッジはより限定的であり、品質管理コストが上昇し、フィールド障害分析が複雑になります。
設計上の制約
SiP内の基板配線は、PCBよりも厳しいピッチと層の制約の下で動作します。共存パッケージ化されたダイ間のEMIは、基板レベルで管理する必要があります。SiP用の設計ツールは成熟しつつありますが、標準的なPCB EDAワークフローと比較して、依然として専門的な専門知識が必要です。
製造コスト
先端パッケージングには、特殊な機器、精密な配置、厳格なプロセス管理が必要です。工具コストは標準的なSMTアセンブリよりも高くなります。低量産またはプロトタイプアプリケーションの場合、このコストは通常、カスタムパッケージを設計するのではなく、標準SiPモジュールを購入することで吸収されますが、カスタムSiP開発には多大なNREがかかります。
System in Packageのアプリケーション
SiPモジュールは、スマートフォンやモバイルデバイスから産業用センサーまで、幅広い業界で使用されており、サイズ、ワイヤレス接続、または電力効率が必須要件となるアプリケーションで一貫して使用されています。SiP半導体技術は、コンパクトな統合が最も重要視される場所ならどこでも、標準的なビルディングブロックとなっています。
IoTデバイス
産業用および民生用IoTセンサーは、可能な限り小さなフットプリントと可能な限り低い消費電力を必要とします。低電力MCU、LoRaまたはZigbeeトランシーバ、PMICを組み合わせたSiPは、10mm²未満で完全なワイヤレスノードを提供できます。アクティブサブシステム全体が1つのパッケージ内で最適化されている場合、数年単位のバッテリ寿命が達成可能です。
ウェアラブル端末
スマートウォッチ、フィットネストラッカー、医療用ウェアラブルは、不規則なフォームファクタでの高度な統合を要求します。SiP技術は、プロセッサ、センサーインターフェース、接続性を、ウォッチバンドモジュール内に収まるのに十分な小ささのパッケージに統合するApple Watch Sシリーズチップなどの製品の基盤となっています。SiPアプローチにより、基板の層数が削減され、より薄いデバイスプロファイルが可能になります。
RFおよびワイヤレスモジュール
認定済みのWi-Fi、Bluetooth、5G NRモジュールは、商業的に最も成熟したSiP製品の一部です。モジュールベンダーは、RFフロントエンドコンポーネント、アンテナ整合、水晶発振器、ベースバンド処理を事前認定済みパッケージに統合します。エンジニアはモジュールをキャリアボードに配置し、電源、GPIO、アンテナを接続するだけで、RF設計作業はすでに完了しています。
FCC/CE/IC事前認定済みSiPモジュールの可用性により、製品開発チームの規制上の負担が大幅に軽減されます。
自動車エレクトロニクス
先進運転支援システム(ADAS)、レーダーセンサー、LiDAR処理ユニット、V2X通信モジュールは、コンパクトなフォームファクタで自動車グレードの信頼性要件を満たすために、ますますSiPパッケージングに依存しています。成熟したノードの自動車認定ダイと最先端の処理ダイを1つのパッケージに混在させられることは、自動車用SiPの重要な利点です。
図: IoTセンサーノード、ウェアラブルデバイス、認定ワイヤレスモジュール、自動車ADASエレクトロニクスで使用されるSystem in Packageモジュール。
PCB設計と組み立てにおけるSystem in Package
SiPモジュールをPCBに統合するには、標準的なICを配置する場合とは異なる設計上の考慮事項が必要です。SiPは事前統合されたサブシステムの複雑さをPCBにもたらしますが、それを活用するためには基板も正しく設計する必要があります。
SiPとPCBベースの統合のどちらを選択するか
選択は必ずしも明らかではありません。以下の基準が決定を形作るのに役立ちます:
SiPが好まれる場合:
- ウェアラブル、医療用インプラント、産業用センサーなど、コンパクトな基板サイズが厳格な制約である場合
- RF統合が必要であり、既製の認定モジュールが利用可能な場合
- ユニットあたりのコスト最適化よりも市場投入までの時間が重要な場合
- 設計チームにRFレイアウトの専門知識がない場合
PCBレベルのディスクリート統合が好まれる場合:
- 最大限の設計柔軟性と部品代替が必要な場合
- BOMをコモディティ部品で量産コスト向けに最適化する必要がある場合
- 現場での修理可能性または個々のチップ交換が優先される場合
- 熱管理が基板レベルの放熱でより適切に処理される場合
SiPモジュールのPCB設計に関する考慮事項
SiPモジュール用のPCBを設計するには、標準的なIC配置とは異なるいくつかの領域に注意を払う必要があります。高密度SiPパッケージを扱うエンジニアは、以下に対処する必要があります:
レイアウトと配線:
- フットプリントの正確さ: モジュールメーカーのランドパターンファイルを正確に使用してください。SiPモジュールのパッドは非標準でピッチに敏感なことが多いため、適切なはんだパッド設計を習得することが重要です。フットプリントのエラーは、組み立て歩留まりの問題に直接つながります。
- エスケープ配線: ファインピッチBGAスタイルのSiPモジュールでは、パッドアレイからきれいに配線を出すために、慎重なビア配置とトレース配線が必要です。高密度設計では、マイクロビアまたは千鳥ビア戦略を計画してください。
- 制御インピーダンストレース: RF信号線、高速データバス、クロックラインには、インピーダンス制御された配線が必要です。関連するネットの目標インピーダンスを定義し、製造パートナーとスタックアップ能力を確認してください。
信号、電源、熱の整合性:
- 電源整合性: 配置ルールで許可される限り、各電源ピンにデカップリングコンデンサをパッドのできるだけ近くに配置してください。電源プレーンへの短く低インダクタンスのビア接続を使用してください。
- 信号整合性: 高速差動ペアのビアスタブを最小限に抑えてください。差動ペアを対称的に、長さを一致させて配線してください。
- EMIおよびEMC: SiPモジュールの下に連続したグランドベタを提供してください。モジュールの近くでグランドプレーンのスプリットを横切る信号トレースの配線は避けてください。
- サーマルビア: SiPモジュールに露出したサーマルパッドが含まれている場合は、サーマルビアのアレイを介して内部銅ベタまたは底面銅フィルに接続してください。これは、ジャンクション温度を仕様内に維持するために重要です。
- 電源分配ネットワーク: バルクコンデンサからビアを介してSiP電源ピンまでの電源分配経路のDC抵抗とインダクタンスをモデル化してください。特に高速過渡負荷を持つモジュールの場合に重要です。
JLCPCBの製造および組み立てサービスによるSiPベース設計のスケーリング
SiPベースのPCB設計には、通常、多層基板能力、制御インピーダンス配線、精密なSMT組み立てが必要です。JLCPCBは、RFおよび高速SiPインターフェースに不可欠なインピーダンス制御スタックアップを備えた多層製造をサポートしています。
プロトタイプおよび量産スケーリングのために、JLCPCBのPCB組み立てサービスは、SiPモジュールとともにファインピッチ配置を処理し、製造から組み立てへの移行を簡素化します。HDIエスケープ配線またはBGAスタイルのSiPフットプリントを備えた設計は、JLCPCBの製造プロセスがサポートする厳しい寸法公差の恩恵を受けます。BOMを作成する際には、必要なコンポーネントと部品を簡単に調達して、製造へのスムーズな移行を確保することもできます。
JLCPCB PCB製造および組み立てサービスによるSiPベース設計のスケーリング
先に進む準備はできましたか?エンジニアは、製造と組み立ての直接見積もりを取得して、次のSiPベースのプロジェクトを迅速にスケーリングできます。今すぐ見積もりを取得
System in Packageの将来トレンド
パッケージング技術は、半導体工学の中で最も急速に進化している分野の1つです。いくつかの方向性が、今後10年間のシステムインパッケージ技術の設計と使用方法を形作るでしょう。
チップレットアーキテクチャ
チップレットモデルは、複雑なSoCを、チップレットと呼ばれるより小さな独立して設計された機能ブロックに分解し、その後、先端パッケージングを使用して統合します。IntelのFoveros、AMDの3D V-Cache、TSMCのSoICプラットフォームは、初期の量産例です。
チップレットベースのSiPにより、ベンダーは異なるサプライヤーから最高水準のIPブロックを組み合わせることができ、より迅速な反復が可能になり、大規模なモノリシックダイ開発に伴う設計リスクが軽減されます。
AIおよびエッジコンピューティング
エッジAIハードウェアは、厳しい電力とスペースの制限内で高い計算密度を提供する必要があります。SiPにより、ニューラルプロセッシングユニット(NPU)と高帯域幅メモリ(HBMまたはLPDDR5X)および通信インターフェースの緊密な統合が可能になり、メモリアクセスレイテンシが削減され、エネルギー効率が向上します。
ウェアラブルおよび組み込みAIデバイスは、この理由からますますSiPパッケージングに依存するようになるでしょう。
先端パッケージング技術
ファンアウトウェーハレベルパッケージング(FOWLP)は、有機基板層を除去し、より微細なRDL配線とより薄いパッケージプロファイルを可能にします。ダイ間の直接的な銅対銅接続を含むハイブリッドボンディングは、フリップチップ技術よりも一桁高い密度を約束します。
これらの進歩により、SiPのパフォーマンスはモノリシックSoC統合に近づきながら、SiPが知られているヘテロジニアス統合の柔軟性を維持することになるでしょう。
System in Packageに関するFAQ
Q: System in PackageはPCBの層数を減らせますか?
はい。コンポーネントを1つのモジュールに統合することで、チップ間の密集した配線が不要になり、必要な基板層数が削減されることがよくあります(例:8層から4層へ)。
Q: 3D SiPで熱管理が難しいのはなぜですか?
垂直なダイ積層により熱抵抗が増加します。熱は横方向に広がるのではなく、限られた柱状領域に集中するため、熱シミュレーションが重要になります。
Q: SiPモジュールはワイヤレス通信用に事前認定されていますか?
多くの商用ワイヤレスSiPには、FCC、CE、ICの事前認定が含まれています。これにより、最終製品のテスト範囲が狭まりますが、データシートの検証は必要です。
Q: SiPとマルチチップモジュール(MCM)の違いは何ですか?
MCMは単に密度のためにチップをグループ化します。SiPは、受動部品と電源管理を含む、完全でアプリケーションに最適化された機能サブシステムを統合します。
Q: SiPはRFおよび高周波アプリケーションに適していますか?
はい。内部RF統合により、基板レベルのインピーダンスと配線の問題が排除され、ホストPCBには単純なアンテナパッド接続だけが残ります。
Q: SiPはPCB組み立てを簡素化できますか?
はい。ディスクリートコンポーネントを1つのSiPに置き換えることで、BOM数、はんだ接合部、配置作業が削減され、組み立て欠陥とサイクルタイムが低減されます。
Q: SiPモジュールは修理またはアップグレード可能ですか?
一般的にはいいえ。内部で単一の障害が発生した場合は、モジュール全体を交換する必要があるため、現場での修理可能性にはディスクリートコンポーネントの方が適しています。
Q: SiPモジュールにとって最も重要なPCB設計上の考慮事項は何ですか?
最優先事項は、正確なランドパターンの使用、制御インピーダンスの配線、露出パッドの下へのサーマルビアアレイの配置、および電源ピン近くへのデカップリングコンデンサの配置です。
結論
System in Package(SiP)により、エンジニアは処理、メモリ、RF、電源管理を、現代の電子設計を簡素化するコンパクトで高性能なモジュールに統合できます。デバイスがより多くの機能を要求しながら縮小し続けるにつれて、SiPはIoT、ワイヤレス、ウェアラブル、自動車アプリケーションにとって重要なソリューションであり続けます。
高密度PCB製造および組み立て
SiPベースのハードウェアを開発するエンジニアにとって、信頼性の高いPCB製造、制御インピーダンス配線、精密なSMT組み立ては、実装を成功させるために重要です。JLCPCBは、プロトタイプからスケーラブルな量産まで、高度なSiPモジュール統合に適した高密度PCB製造および組み立てサービスをサポートしています。今すぐ見積もりを取得 >
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......