JLCPCB ブログ
実用的なPCBガイドと製造の知見で、次なるプロジェクトを簡素化。
人気記事
事例研究
JLCPCB製造による高品質な小ロット・ギター・エフェクター・ペダル用PCB
JLCPCBが革新を促進:自律型探査車の旅
JLCPCBのフルサービスを使ったカスタムノートPCの構築
JLCPCBが非言語の少女のニーズ伝達をどう支援したか
事例研究についてさらに見る
PCB設計
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
KiCadでのGPT-6 Astra PCB設計:ブリーフから検証済みネイティブプロジェクトまで
GPT-6 Astra PCB設計 in EasyEDA Pro:何がうまくいき、何が失敗し、何を学んだか
PCB設計についてさらに見る
SMTステンシル
SMTステンシルについてさらに見る
PCBアセンブリ
SMDダイオードコード照会:完全リスト、マーキングガイド&識別方法【2026年版ガイド】
SMDコンデンサコード:識別、マーキング、および極性
SMD抵抗器パッケージサイズ:完全なサイズ表、フットプリントと選び方
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
BGAボイドとは?原因、IPC基準、対策
PCBアセンブリについてさらに見る
高機能・先端PCB
フレキシブルPCBとは? 曲がる回路基板の簡単ガイド
フレキシブルPCB設計でのトレースの破断を回避する
JLCPCBにおけるフレキシブルPCBパネルの設計ガイドライン
PCB 補強板:フレキシブル回路に欠かせない要件
高機能・先端PCBについてさらに見る
PCBエンジニアリング&基礎
PCBエンジニアリング&基礎についてさらに見る
最新記事
設計ツール&ベストプラクティス
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
Nov 10, 2026
先進パッケージング&統合技術
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
Nov 10, 2026
SMTリペア・リワーク
電解コンデンサの交換方法:手順をステップごとに解説
重要なポイント 仕様を合わせ、極性を厳守する:交換品には、元の部品と同じ静電容量、同等以上の定格電圧、105 °Cの温度定格、同等以下のESRを持つコンデンサを選定します。なお、アルミ電解コンデンサの帯状マークはマイナス端子を、タンタルコンデンサの帯状マークはプラス端子を示します。 取り外す前に故障を診断する:天面の膨張、防爆弁の開裂、電解液の漏出などの外観異常に加え、ESRの上昇、静電容量の低下、端子間の短絡といった電気的な異常を確認し、故障を判定します。1個が故障している場合、同一ロットのほかのコンデンサも寿命に近づいている可能性があります。 丁寧に作業し、通電前後に確認する:まず基板上の残留電荷を放電します。フラックスを使用して短時間ではんだを除去し、ランドの剥離を防ぎます。交換品を正しい向きで基板に適切に着座させ、極性を再確認してください。ESRは無通電状態で、リップルは通電後に測定し、確認が完了してから機器を組み戻します。 電解コンデンサは、電源装置、オーディオ機器、旧型の電子機器などで故障しやすい部品の一つです。約0.30米ドルの部品を交換するだけで、動作しなくなった基板が復旧すること......
Nov 04, 2026
製造設計
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
Oct 23, 2026
製造設計
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
Oct 23, 2026
製造設計
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
Oct 23, 2026