ダイオードタイプガイド:PCBおよび製品設計に適したダイオードの選び方
4 min
- ダイオード・タイプ早見表(クイック比較)
- 一般的なダイオードの種類とその用途
- 回路に適したダイオードの選び方
- ダイオード・タイプ選択における一般的な間違い
- SMDダイオード・タイプ:知っておくべき工学的考慮事項
- スルーホール vs SMDダイオードパッケージ
- 現代のエレクトロニクスにおいてダイオード選択が重要な理由
- ダイオードとは何か、そしてどのように機能するか?
- エンジニアが理解すべき主要なダイオードパラメータ
- ダイオード・タイプに関するFAQ
- 結論
現代のエレクトロニクスは、電力変換、ESD保護、信号検出、高周波スイッチングのために、高度に特化されたダイオード・タイプに依存しています。間違ったダイオードを選ぶと、効率が低下するだけでなく、過剰な熱を発生させ、スイッチング損失を生み出し、電圧過渡現象の際に敏感な回路を損傷させる可能性さえあります。適切な部品を選ぶことは、プロトタイプを配線する場合でも、低量産のPCBアセンブリにスケールアップする場合でも、信頼性の高いボードを保証します。
このガイドで学べること:
- さまざまなダイオード・タイプが内部でどのように機能するか
- 整流器、ショットキー、ツェナー、TVS、LED、ファストリカバリ・ダイオードをどこで使用するか
- パッケージの選択がPCBの熱性能に直接どのように影響するか
- エンジニアが最新の設計に適したダイオードをどのように選択するか
ダイオード・タイプ早見表(クイック比較)
| ダイオード・タイプ | 速度 | 順方向電圧 (Vf) | 最大逆方向電圧 | 逆回復時間 (trr) | 主な用途 | 代表的なパッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整流用 | 低速 | 0.7-1.1V | 最大1000V | 1-10µs | AC-DC変換 | DO-41 / SMA |
| ショットキー | 非常に高速 | 0.15-0.45V | 20-200V | ~0(多数キャリア) | SMPS、低損失整流 | SMA / SMB |
| ツェナー | 中速 | 固定ブレークダウン | 定義されたVz | ~100ns | 電圧レギュレーション、クランプ | SOD-123 / DO-35 |
| TVS | サブナノ秒 | クランプ電圧 Vc | サージ定格 | ピコ秒 | ESD/過渡電圧保護 | SMAJ / SMBJ |
| LED | 中速 | 1.2-3.5V(色による) | 5-50V | N/A | 照明、表示 | 0603 / 5050 |
| フォトダイオード | 高速 | N/A(逆バイアス) | 20-100V | 1-10ns | 光センシング | TO-18 / 1206 |
| ファストリカバリ | 高速 | 0.8-1.2V | 100-1200V | 25-500ns | 高周波整流 | DO-41 / TO-220 |
| レーザーダイオード | N/A | 1.5-3.0V | 低い (5-20V) | N/A | 光通信、LiDAR | TO-56 |
一般的なダイオードの種類とその用途
以下のさまざまなタイプのダイオードは、それぞれ完全に異なる電気的特性に最適化されています。低周波のAC回路に最適なものが、高速スイッチング環境では即座に故障します。それぞれの具体的な使用例を理解することは、現代の設計において非常に重要です。
#1 整流ダイオード
パワーエレクトロニクスの主力製品です。整流ダイオードはACをDCに変換し、速度ではなく高電圧・大電流の処理に最適化されています。
主な特性:
- 順方向電圧: 約0.7-1.1V
- スイッチング速度: 低速 (trr は通常1-10µs)
- 逆方向電圧: 最大1000V (1N4007)
- コスト: 非常に低い
代表的な用途:
- リニア電源のブリッジ整流器
- リレードライバ回路のフリーホイーリングダイオード
- 低周波AC-DC変換
1N400xファミリー(1N4001~1N4007)は、現在でも最も広く使用されているスルーホール型整流器シリーズです。1N400xファミリーの各ダイオードは、平均順方向電流1A、逆方向電圧は$50V$(1N4001)から$1000V$(1N4007)まで定格されています。SMD設計の場合、M7(SMAパッケージ)が直接の同等品です。

図: 標準的なブリッジ整流器。この構成の4つの整流ダイオードが全波ACを脈動DCに変換します。
#2 ショットキーダイオード
最新のスイッチング電源における第一の選択肢です。ショットキーダイオードは、P-N接合ではなく金属-半導体接合で構成されており、その動作を根本的に変えています。
主な特性:
- 順方向電圧: 0.15-0.45V(シリコンよりも大幅に低い)
- スイッチング速度: 非常に高速(trrはほぼゼロ、多数キャリアデバイス)
- 逆方向電圧: 通常20-200V(標準的なダイオードより低い)
- 逆方向漏れ電流: 標準的なダイオードより高く、特に高温時に顕著
代表的な用途:
- バックおよびブーストコンバータの出力整流
- ソーラーチャージコントローラー
- 逆極性保護
- 冗長電源システムのOR回路
- USBパワーパス保護
一般的な部品: SS14 (SMA, 1A/40V), SS34 (SMA, 3A/40V), 1N5819 (DO-41, 1A/40V), MBRS360 (SMC, 3A/60V)
知っておくべき設計上のトレードオフ
ショットキーダイオードは、温度が上昇すると急激に増加する高い逆方向漏れ電流を持ちます。逆方向漏れ電流は温度とともに増加するため、ヒートシンクと銅エリアが不十分な場合、ショットキーダイオードは熱暴走に陥る可能性があります。高温環境(自動車、ボンネット内)では、この漏れ電流が待機電力消費に影響を与えるほど大きくなることもあります。

図: 標準的なPN接合ダイオードとショットキーダイオードの内部構造の比較。金属-半導体接合を示しています。
#3 ツェナーダイオード
ツェナーダイオードは、制御された逆方向ブレークダウンで動作するように設計されています。標準的なダイオードでは逆方向ブレークダウンが破壊的であるのに対し、ツェナーダイオードは正確で安定した電圧でブレークダウンし、その状態を維持するように設計されています。
主な特性:
- 定義されたブレークダウン電圧(Vz)で逆バイアス動作
- 約2.4Vから200Vまでの標準値で利用可能
- 許容差: ±5%(標準)、±2%(高精度シリーズ)
- 電力定格: 通常200mW~5W
代表的な用途:
- 電圧クランプとリファレンス
- MCU GPIOの過電圧保護
- 簡易シャントレギュレータ(低電流アプリケーション)
- クラウバー回路のトリガーリファレンス
一般的なシリーズ: BZT52 (SOD-123, 200mW), BZX55 (DO-35, 500mW), 1N47xx (DO-41, 1W)
約5.6V以下の電圧では、ツェナーブレークダウンが支配的になります(負の温度係数)。約5.6V以上では、アバランシェブレークダウンが支配的になります(正の温度係数)。5.1Vツェナーダイオードは、2つのメカニズムが部分的に打ち消し合い、温度安定性が向上するため、リファレンスとして選ばれることがよくあります。
図: 5.1Vレギュレーションを示すツェナーダイオードシャント電圧レギュレータ回路
#4 TVSダイオード(過渡電圧抑制)
TVSダイオードは、現代のPCB設計において最も過小評価されている部品であり、最も一般的に誤用されている部品でもあると言えます。これらは、下流のICを破壊するESDイベント、サージ過渡現象、電圧スパイクに対する第一防衛線です。
主な特性:
- 応答時間: サブナノ秒(ESDではピコ秒範囲)
- 単方向(単極性)と双方向(ACまたはデータライン用)が利用可能
- スタンドオフ電圧(Vs)、クランプ電圧(Vc)、ピークパルス電力(Ppk)で定格
- IEC 61000-4-2 ESD準拠: ±8kV 接触、±15kV 気中放電
代表的な用途:
- USB-CおよびUSB 3.xデータライン保護
- HDMIおよびイーサネットインターフェース保護
- CANバスおよびRS-485トランシーバー保護
- 自動車用ECU入力レール保護(ロードダンプ: 12Vレールで最大45V)
- 産業用I/O: リレー接点過渡現象、モーター逆起電力
PCB配置に関する考慮事項
TVSの配置は任意ではありません。それは、機能する保護と偽りの保護の違いです。保護対象の信号は、基板上の他の何よりも先にTVSを通過するように常に配線してください。
配置距離が重要な理由
コネクタから15mm離れた場所に配置されたTVSは、ピンから2mmの場所に配置されたものよりも大幅に保護効果が低くなります。ESD周波数(立ち上がり時間約1ns)でのわずか10mmのトレースの寄生インダクタンスは、TVSが電圧を完全にクランプする前に、破壊的なスパイクがデバイスを通過するのを許すのに十分です。
単方向 vs 双方向
- 単方向: DCレールおよび単極性信号用(例:電源ライン、GPIO)
- 双方向: AC、差動ペア、および両極性が発生するデータライン用(USB、HDMI、CAN)
一般的な部品: SMAJ5.0A (SMA, 単方向, 5V), SMBJ12CA (SMB, 双方向, 12V), ESD9B5V0S (SOD-923, 高速ライン用超低容量)
図: ラベル付きの単方向および双方向TVSダイオードの回路記号
#5 LED(発光ダイオード)
LEDも同じP-N接合の原理で動作しますが、再結合時に光子を放出する化合物半導体(GaAs、GaN、InGaN)から作られています。発光波長、つまり色は、半導体材料のバンドギャップに依存します。コンデンサに極性の注意が必要なのと同様に、SMD LEDの極性を理解することは、組み立て中に非常に重要です。
色別の順方向電圧:
- 赤外線: 約1.2-1.5V
- 赤: 約1.8-2.2V
- 黄/緑: 約2.0-2.4V
- 青/白: 約3.0-3.5V
- UV: 約3.5-4.0V
PCB設計上の考慮事項:
- 常に電流制限抵抗または定電流ドライバーを使用してください
- 高出力LED(>500mW)は、接合部からPCB銅への熱抵抗が空気の流れと同じくらい重要であるため、サーマルパッドの管理が必要です
- COB(Chip-on-Board)LEDは、複数のダイを1つの基板に統合します。PCB銅層での慎重な熱拡散が必要です
一般的なSMDパッケージ: 0402, 0603, 0805(表示用LED)、2835、5050、3528(照明用)、XPE/XPG(高出力用)

図: 0402表示用LEDからサーマルパッド付き高出力XP-Eまでの一般的なSMD LEDパッケージサイズの比較
#6 ファストリカバリおよびウルトラファストダイオード
標準的な整流ダイオードは、最新のパワーエレクトロニクスには十分な速度でスイッチングできません。ファストリカバリおよびウルトラファストダイオードは、制御された拡散プロセスと白金または金ドーピングによって逆回復時間を短縮することで、この問題を解決します。
分類:
- ファストリカバリ: trr = 100-500ns
- ウルトラファストリカバリ: trr = 25-100ns
- ハイパーファスト(一部メーカー): trr < 25ns
高電圧EVおよび産業用電力システムでは、シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオードが、高い逆方向電圧能力とほぼゼロの逆回復損失を組み合わせているため、従来のウルトラファストリカバリデバイスに代わってますます採用されています。
標準的なダイオードが機能せず、これらが機能する箇所:
- 50-300kHzでのSMPS二次側整流
- 10-100kHzでのインバーターフリーホイーリング
- EVオンボードチャージャーおよび駆動用インバーター
- モータードライブ回路
標準ショットキーとの主なトレードオフ: ファストリカバリダイオードは、より高い逆方向電圧(最大1200V)と、温度による低い漏れ電流を処理できるため、標準的なシリコンショットキーデバイスが使用できない高電圧SMPSレールに適しています。
一般的な部品: UF4007 (DO-41, 1A/1000V, 75ns), MUR860 (TO-220, 8A/600V), STTH8R06 (TO-220, 8A/600V, ウルトラファスト)

図: 出力フィルターインダクタとコンデンサを備えたウルトラファストリカバリダイオードを使用したSMPS二次側整流回路
#7 フォトダイオード
フォトダイオードは、光検出用に最適化されたP-N接合です。光子が空乏層に衝突すると、電子正孔対が生成され、入射光強度に比例した光電流が発生します。
動作モード:
- 光導電モード(逆バイアス): 応答が速く、ノイズが低く、高速光受信機で使用されます
- 光起電力モード(ゼロバイアス): 精密測定や太陽電池で使用され、暗電流が低い
用途:
- IRレシーバー(リモコン、IRDA)
- 環境光センサー
- 医療用パルスオキシメーター
- モーター内の光学エンコーダー
図: 光誘起光電流を出力電圧に変換するフォトダイオード・トランスインピーダンス増幅回路
#8 レーザーダイオード
レーザーダイオードは電気的にはLEDに似ていますが、誘導放出によってコヒーレントで平行な光を生成します。しきい値電流を超えると、たとえ短時間でも永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、正確な駆動電流制御が必要です。
用途:
- 光ファイバートランシーバー(SFP、QSFPモジュール)
- 自動運転車のLiDARセンサー
- 産業用バーコードおよびQRスキャナー
- 光ストレージ(レガシーCD/DVD/Blu-ray)
回路に適したダイオードの選び方
このダイオード選択ガイドは、論理的な階層に従っています。厳格な回路要件から始め、熱的およびパッケージングの制約に基づいて絞り込むことで、現場での予期しない故障を回避できます。
ステップ 1 - 電圧要件を定義する
- ダイオードが受ける最大逆方向電圧(過渡現象を含む)はいくらですか?
- 50-70%の安全ディレーティングを適用します。レールが48Vの場合、50V定格のダイオードは使用せず、80Vまたは100V定格の部品を使用してください。
ステップ 2 - 電流要件を定義する
- 通常動作時の平均順方向電流 (IF(avg))。
- スイッチング時のピーク繰り返し電流。
- 起動時または故障時のサージ電流。
ステップ 3 - スイッチング周波数を決定する
- 1kHz未満: 標準的な整流ダイオードで十分です。
- 1kHz-100kHz: ファストリカバリまたはショットキーが必要です。
- 100kHz以上: ショットキーが強く推奨されます。電圧要件がそれを要求する場合はウルトラファスト。
ステップ 4 - 消費電力を評価する
- Pd = Vf ✖ IF - これはダイオードが発生する熱量を示します。
- パッケージのθJA(熱抵抗)を確認し、接合部温度が125°C(ほとんどのシリコンの絶対最大値は150°C)を下回るようにしてください。
ステップ 5 - 環境と漏れ電流を考慮する
- 高温環境(>85°C)はショットキーの漏れ電流を増幅させるため、代わりにファストリカバリダイオードが適している場合があります。
- バッテリー駆動システムは低い逆方向漏れ電流を必要とします。動作温度でのIR仕様を確認してください。
ステップ 6 - パッケージを選択する
- 組み立て方法(SMT vs スルーホール)に合わせてください。
- フットプリントがステップ4で計算したPdをサポートしていることを確認してください。
- PCBライブラリでフットプリントが利用可能か確認してください。
クイックリファレンス:アプリケーション別ダイオードタイプ
| アプリケーション | 推奨ダイオード | 部品例 |
|---|---|---|
| 50Hz主電源整流器 | 整流用 (1N400x / M7) | 1N4007, M7 |
| バック/ブーストコンバータ出力 | ショットキー | SS34, MBRS360 |
| USB-C / インターフェースESD保護 | TVS (低容量) | ESD9B5V0S, PRTR5V0U2X |
| 5Vロジックリファレンス | ツェナー | BZT52C5V1 |
| 150kHz、高電圧レールのSMPS | ウルトラファストリカバリ | UF4007, STTH8R06 |
| RF信号検出 | 低容量ショットキー | BAT54, HSMS-2850 |
| 自動車用逆極性保護 | ショットキーまたはP-FET | MBRF20100CT |
| 産業用I/Oサージ保護 | TVS (高出力) | SMBJ18CA |
注記
表示されている部品番号は代表的なものです。必ずお客様の正確な設計条件に照らして仕様を確認してください。
ダイオード・タイプ選択における一般的な間違い
これらはPCBレビューで実際に見られる設計エラーであり、すべて回避可能です。
1. スイッチング回路で逆回復時間を無視する: 100kHzのバックコンバータで1N4007を使用することは、初心者によくある間違いの1つです。ダイオードは過熱し、全負荷で数時間以内に故障する可能性があります。
2. 不十分な逆方向電圧を選択する: ディレーティングは任意ではありません。レール電圧に正確に定格されたダイオードは、負荷過渡現象、特にフライバック電圧が電源の3〜5倍にスパイクする可能性がある誘導性回路で故障します。
3. サージ電流を過小評価する: 起動時および故障時には、定常状態の10〜50倍の電流がマイクロ秒間ダイオードに流れる可能性があります。IFだけでなく、IFSM(非繰り返しサージ電流)仕様を確認してください。
4. SMDダイオードの熱設計を無視する: 500mW定格のSOD-123ツェナーは、適切な銅ベタ領域があって初めてその電力を放散できます。ベタ領域のない1オンス銅アイランドでは、温度限界に達する前に実際の放散電力は150mWになる可能性があります。はんだパッド設計のベストプラクティスを見直すことは、熱管理にとって重要です。
5. TVSダイオードをコネクタから遠くに配置する: 入力コネクタからPCBの反対側にあるTVSは、最小限の保護しか提供しません。わずか10mmのトレースの寄生インダクタンスは、高速ESDイベント中に破壊的な電圧スパイクがデバイスを通過するのを許すのに十分です。
6. データラインに単方向TVSを使用する: データラインは両極性を伝送します。USB D+またはCAN Highに単方向TVSを使用すると、信号がクリップされ、データが破損します。差動またはAC結合ラインには必ず双方向TVSを使用してください。
7. 電力レベルに応じたフットプリントの誤り: 熱抵抗の計算を確認せずに、3Wの消費電力アプリケーションにSMAパッケージを選択すること。SMAのθJAは通常、銅領域に応じて50-100°C/Wであるため、パッケージを決定する前に計算を行ってください。
SMDダイオード・タイプ:知っておくべき工学的考慮事項
SMDダイオード・タイプを選択する際には、製造上および熱に関するいくつかの現実を念頭に置く必要があります:
熱管理
- SMDパッケージは主にPCB銅ベタ領域を通じて熱を放散するため、高出力SMDダイオードには常にサーマルリリーフパッドと銅フィルを追加してください。
- スルーホールパッケージは自然対流に優れており、強制冷却のないオープンエアの高出力設計では引き続き好まれます。
- D2PAKパッケージの場合、消費電力が5Wを超える場合は、タブの下にグランド銅ベタ領域を設けることが必須です。
自動組み立て
- SMDパッケージは自動化されたピックアンドプレースおよびリフローはんだ付け用に設計されており、JLCPCB SMTアセンブリによる量産に強く推奨されます。
- SOD-923および0402クラスのパッケージは、正確なリフロープロファイルと優れたペースト管理を必要とし、手はんだ付けが非常に難しいことで知られています。
- DO-41スルーホール部品は、迅速なブレッドボード試作、プロトタイピング、およびレガシー修理に引き続き役立ちます。
- JLCPCBの部品調達およびPCBアセンブリサービスでPCB製造を加速 今すぐ見積もりを取得
フットプリントクリアランス
- SMDダイオードと隣接コンポーネント間のクリアランスを常に確認してください。SMAおよびSMBパッケージは驚くほどかさばり、高密度レイアウトでDesign Rule Check(DRC)違反を頻繁に引き起こします。
図: DO-41やTO-220からSMA、SMB、SMC、D2PAK、SODシリーズまでの一般的なスルーホールおよびSMDダイオードパッケージのサイズ比較
スルーホール vs SMDダイオードパッケージ
さまざまなダイオードパッケージの選択は、単なるフットプリントの決定ではなく、熱性能、組み立て方法、電流処理限界を根本的に左右します。
ダイオードパッケージ比較表
一般的なダイオードパッケージタイプとそのSMD相当品。パッケージサイズは熱抵抗と電流処理能力に直接影響します。
| スルーホール | SMD相当品 | 最大電流(標準) | 組み立て |
|---|---|---|---|
| DO-41 (アキシャル) | SMA (DO-214AC) | 1-3A | 手付け / リフロー |
| DO-15 (アキシャル) | SMB (DO-214AA) | 2-5A | リフロー |
| DO-27 (アキシャル) | SMC (DO-214AB) | 3-10A | リフロー |
| TO-220 | D2PAK (TO-263) | 5-30A | リフロー / プレスフィット |
| SOD-123 | N/A | 200mA-1A | リフロー |
| SOD-323 | N/A | 100-300mA | リフロー |
| SOD-923 | N/A | 100mA | リフロー(超小型) |
現代のエレクトロニクスにおいてダイオード選択が重要な理由
コンパクトなGaN充電器は、たった1つの選択を誤ったダイオードによって故障する可能性があります。高周波パワーエレクトロニクスにおいて、適切なデバイスを選択することは、教科書的な知識ではなく、実践的なエンジニアリングスキルです。
最新のPCB設計は、これまで以上にダイオードに高い要求を課しています:
- GaNおよびSiC電源はMHz周波数でスイッチングし、標準的なダイオードでは追いつきません
- USB-C PD回路は最大240Wを伝送し、厳格な過電圧およびESD保護が必要です
- 自動車用ECUは、公称12Vレールで40Vを超えるロードダンプ過渡現象に直面します
- IoTおよびウェアラブルデバイスは、熱性能を犠牲にすることなく超小型SMDパッケージを推進します
- SMPS設計は、逆回復特性によって成否が決まります
これらの選択をナビゲートし、一般的な落とし穴を回避するために、この記事では、堅牢な設計と現場で故障する設計を分ける重要な特性を探ります。
ダイオードとは何か、そしてどのように機能するか?
その核心において、ダイオードは電流を一方向に流し、逆方向にはブロックする2端子半導体デバイスです。
P-N接合の基礎

図: P型およびN型領域、空乏領域、キャリア移動方向を示すP-N接合ダイオード
標準的なダイオードは、P型半導体(正孔が多数キャリア)とN型半導体(電子が多数キャリア)の間の境界であるP-N接合から作られています。接合部では、キャリアが再結合し、内部電界を持つ空乏領域を生成します。
- 順バイアス: アノードに正電圧を印加すると空乏領域が縮小し、しきい値電圧(シリコンの場合約0.6-0.7V)を超えると電流が流れます
- 逆バイアス: 極性が逆になると電界が反転し、空乏領域が広がり、ブレークダウン電圧に達するまで微小な漏れ電流のみが流れます
回路図における一般的なダイオード記号
各ダイオードタイプには明確な回路図記号があります。ダイオード記号を素早く認識することは、データシート、アプリケーションノート、リファレンスデザインを読むために不可欠です。記号を確認する場合、バリエーション間の微妙な違いを見つけるのに役立つ包括的なダイオード記号ガイドも参考になります。
これらの記号はIECおよびANSI規格で一貫して表示され、ほとんどのPCB EDAツール(KiCad、Altium、EasyEDA)には標準ライブラリにすべてのバリエーションが含まれています。

図: 標準(接合)、ツェナー、LED、ショットキー、フォトダイオード、トンネル、バラクタ、電流レギュレータ、SCR、DIAC、TRIACダイオードの回路図記号。
エンジニアが理解すべき主要なダイオードパラメータ
ディストリビューターまたはJLCPCB部品ライブラリからダイオードを選択する前に、エンジニアはデータシートの主要な電気パラメータを注意深く確認する必要があります。これらの値は、スイッチング性能、熱特性、電圧耐量、および長期的な回路信頼性を決定します。
| パラメータ | 意味 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| 順方向電圧 (Vf) | 導通時の電圧降下 | 電力損失と熱に直接影響 |
| 逆方向電圧 (VRRM) | 最大逆方向阻止電圧 | 過小設計は致命的な故障を引き起こす |
| 逆方向漏れ電流 (IR) | 逆バイアス時の電流 | 低電力バッテリー回路で重要 |
| 逆回復時間 (trr) | 順方向導通からオフになるまでの時間 | 使用可能なスイッチング周波数を決定 |
| 接合容量 (Cj) | 接合部の寄生容量 | RFおよび高周波性能に影響 |
| 消費電力 (Pd) | パッケージが処理できる最大熱量 | 熱設計とディレーティングを左右する |
| スイッチング速度 | 全体的なAC性能 | SMPS、モータードライブ、インバーターに重要 |

図: 順方向ニー電圧、逆方向漏れ電流、逆方向ブレークダウン領域を示すダイオードのI-V特性曲線
逆回復時間:多くの設計者が見落としているパラメータ
逆回復時間(trr)とは、順方向電流が停止した後、ダイオードが導通を停止するまでの時間です。この間に、ダイオードは一時的に逆方向に導通します。これは逆回復電流と呼ばれる現象です。
- 50Hz整流器の場合: 無視できるほど小さく、問題になりません
- 100kHz SMPSの場合: 重大なスイッチング損失、熱、EMIを引き起こします
- 1MHz以上のコンバータの場合: 標準的なダイオードは単純に使用できません
ダイオード・タイプに関するFAQ
Q: ダイオードの主な種類は何ですか?
最も一般的なダイオードの種類には、整流ダイオード、ツェナーダイオード、ショットキーダイオード、LED、フォトダイオード、TVSダイオードがあり、それぞれ特定の電気的機能向けに設計されています。
Q: ダイオードの逆方向電圧定格が低すぎるとどうなりますか?
逆方向電圧がダイオードの定格を超えると、接合部がアバランシェブレークダウンを起こし、恒久的に故障する可能性があります。エンジニアは通常、実際の設計で逆方向電圧を50〜70%ディレーティングします。
Q: ショットキーダイオードが標準的なP-Nダイオードより速いのはなぜですか?
ショットキーダイオードは金属-半導体接合を使用し、少数キャリアを蓄積しないため、高周波スイッチング回路向けにほぼゼロの逆回復時間を実現します。
Q: 1N4007ダイオードをスイッチング電源に使用できますか?
高周波では効果的ではありません。1N4007はマイクロ秒レベルの逆回復時間を持ち、SMPS回路でスイッチング損失と熱を発生させます。
Q: TVSダイオードはなぜPCB上のコネクタの近くに配置されるのですか?
高速ESDイベント中は、短いPCBトレースでも寄生インダクタンスが追加されます。TVSをコネクタの近くに配置すると、スパイクが敏感なICに到達する前にサージクランプが向上します。
Q: ショットキーダイオードで熱暴走を引き起こす原因は何ですか?
接合部温度が上昇すると、逆方向漏れ電流が急速に増加し、より多くの熱を発生させ、制御不能な温度上昇を引き起こす可能性があります。
Q: EVパワーエレクトロニクスでSiCダイオードが人気なのはなぜですか?
シリコンカーバイドダイオードは、高い逆方向電圧能力と非常に低い逆回復損失を組み合わせ、高電圧インバーターおよび充電器の効率を向上させます。
結論
適切なダイオードの選択は、もはや電圧と電流定格だけの問題ではありません。現代のPCB設計では、スイッチング速度、熱特性、パッケージタイプ、過渡電圧保護がすべて、信頼性と効率に直接影響します。
USB-C電源段、自動車用コントローラー、またはコンパクトなIoTデバイスを設計している場合でも、各ダイオードファミリーの長所とトレードオフを理解することで、コストのかかる設計ミスを防ぐことができます。
量産の準備ができたら、JLCPCBはお客様のニーズに合わせたシームレスで高品質なPCBアセンブリを提供します。JLCPCB見積もりページで予算を即座に確認し、電子設計を実現してください。
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......