SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
3 min
- SMD LEDとは?
- SMD LEDと従来型LED(DIP)の主な違い
- 一般的なSMD LEDパッケージの解説
- PCBに適したSMD LEDの選び方
- SMD LED vs COB LED — どちらを選ぶべきか?
- 構造によるSMD LEDの種類
- SMD LEDの組み立てと極性に関するヒント
- JLCPCBによるSMD LEDの製造と組み立て
- 結論
- よくある質問(FAQ)
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。
パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。
このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。
SMD LEDとは?
SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。
最新の電子機器は、自動化されたSMT実装に対応し、貴重な基板スペースを節約し、より効率的で信頼性の高い照明を提供するため、SMD LEDに依存しています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードまで、SMD LEDはほとんどのPCBベースの照明アプリケーションにおける標準的な選択肢となっています。
SMD LED
SMD LEDと従来型LED(DIP)の主な違い
どちらの技術も同じ半導体物理学(P-N接合でのエレクトロルミネッセンスによる電流から光子への変換)に依存していますが、その設計と実装方法により、性能、効率、およびアプリケーションに大きな違いが生じます。
1. 実装と構造
DIP LED:長い金属リード線を使用したスルーホール実装。リード線は熱の流れを制限し、より多くのPCBスペースを占有する可能性があります。
SMD LED:リード線なしでPCB表面に直接実装。このコンパクトな設計により放熱性が向上し、基板スペースを最大80%節約できるため、高密度実装アプリケーションに最適です。
2. 光出力とビーム角
性能における最も重要な違いは、輝度密度にあります。
DIP LED: DIP(Dual In-line Package)LEDは一般的に、非常に狭いビーム角(25度から40度)を持つ高出力チップで構成されているため、長距離の信号伝達アプリケーションに優れていると考えられています、しかし、非常にまぶしい「ホットスポット」を生み出します。
SMD LED: SMDは、広く適切に配置されたビーム角(最大120度)を持つ微細なLEDチップのグリッドを利用します。それらを密接に配置できるため、個々の光出力が融合して、より強力で均一な、暗部の少ない照明になります。
3. 熱効率と寿命
DIP LED:単一チップに熱が集中するため、寿命が短くなる可能性があります。
SMD LED:SMDクラスタでは、各チップが消費する電力を抑えられるため、単一の高出力DIPダイオードと比較して、発生する熱の集中が少なくなります。この均等な熱分布と、表面実装による効果的な放熱により、SMDの消費電力は低く抑えられ、寿命は非常に長くなります。
4. 代表的な用途
従来型DIP LEDを選択する場合:高振動の屋外看板や、均一な照射範囲よりも焦点を絞ったビームが重要な単純なステータスインジケータに適しています。
SMD LEDを選択する場合:高密度ストリップ、ディスプレイ、建築照明に適しています。SMDは間違いなく明るく長持ちしますが、明るすぎる場合があります。屋内空間で必要なソフトな「ムード」照明には、過剰な照明を防ぐために、エンジニアはより広いスペースを持つ通常のLEDを選択する場合があります。
| 特徴 | DIP LED | SMD LED |
|---|---|---|
| 実装方法 | スルーホール | 表面実装 |
| ビーム角 | 25°~40° | 最大120° |
| 放熱性 | 集中型 | PCB全体に分散 |
| 電力効率 | 低い | 高い |
| 理想的な用途 | 屋外看板、インジケータ | 高密度ストリップ、ディスプレイ、建築照明 |
適切なLEDの選択は、明るさ、熱的限界、およびアプリケーションの要件によって異なります。次に、実用的な選択ガイドとして、0603、2835、5050などの一般的なSMD LEDパッケージについて詳しく説明します。
一般的なSMD LEDパッケージの解説
SMD LEDのパッケージコード(0603や5050など)は、LEDの物理的なサイズをミリメートル単位で示しますが、明るさ、電力処理能力、熱性能についても示唆しています。
注記:実際の消費電力、光束、効率は、LEDメーカー、ビニング、駆動電流、および熱設計によって異なる場合があります。
| パッケージコード | 寸法 (mm) | 電力 (W) | 光束 (lm) | 効率 (lm/W) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603 | 1.6 x 0.8 | 0.02 – 0.05 | 2 - 5 | 約 20 | 高密度ステータスインジケータ |
| 0805 | 2.0 x 1.25 | 0.06 – 0.1 | 3 - 7 | 約 30 | UI・ボタンのバックライト |
| 1010 | 1.0 x 1.0 | 0.05 – 0.1 | 1 – 3 | 約 40 | 高解像度ビデオウォール(Mini-LED) |
| 3528 | 3.5 x 2.8 | 0.07 - 0.08 | 4 - 8 | 70 - 100 | 装飾用アクセント照明 |
| 2110 | 2.1 x 1.0 | 0.1 - 0.2 | 8 - 15 | 90 - 140 | 「ドットレス」リニアLEDストリップ |
| 2216 | 2.2 x 1.6 | 0.1 - 0.2 | 8 - 18 | 90 - 150 | 超薄型キャビネット照明 |
| 3024 | 3.0 x 2.4 | 0.1 – 0.2 | 10 - 12 | 80 - 100 | 堅牢な産業用・自動車用信号 |
| 2835 | 2.8 x 3.5 | 0.2 - 0.5 | 20 - 60 | 70 - 125 | 商業用オフィス照明 |
| 5050 | 5.0 x 5.0 | 0.2 – 0.6* | 18 – 60* | 60 – 100 | 高出力RGB/マルチダイ |
SMD LED 5050 注記:白色シングルダイの5050は通常0.2~0.3Wで動作します。RGB 5050 LEDは3つのダイ(R/G/B)を統合しており、総消費電力は最大0.6Wですが、発光効率は白色バージョンよりも低くなります。
一般的なSMD LEDパッケージ
SMD LED 0603
0603(1.6 x 0.8 mm)は、高密度ステータスインジケータの標準であり、赤、緑、青、白などの色で利用できます。その超コンパクトなフットプリントは、スペースが主要な制約であり、高輝度が要求されないウェアラブルやコンパクトな民生用電子機器に最適です。
SMD LED 0805
0805は2.0 x 1.25 mmです。0603よりも表面積が大きいため、光束が向上します。また、自動で部品を配置する機械にとっても取り扱いが容易です。そのため、自動車のダッシュボードやボタンのバックライトに使用されることになります。
SMD LED 1010
1010(1.0 x 1.0 mm)は、Mini-LEDバックライトおよびディスプレイアプリケーションで一般的に使用されています。
正方形で超小型の形状により、ピクセルを非常に密に配置できるため、ディスプレイはシームレスに見え、ダイオードは肉眼では見えません。
SMD LED 3528
SMD LED 3528(3.5 × 2.8 mm)は、最も初期に登場し、最も広く使用されている中型SMD LEDパッケージの1つです。通常、低電流と中程度の明るさで動作し、基本的な照明には費用対効果の高いソリューションです。
安定した性能と長い耐用年数のため、3528は、高い光束出力よりも効率と信頼性が重要視される、装飾用LEDストリップ、看板のバックライト、アクセント照明で一般的に使用されています。
SMD LED 2110
SMD LED 2110(2.1 × 1.0 mm)は、高密度リニア照明用に特別に開発された、より新しい超狭幅パッケージです。その細い幅により、LEDを非常に近接して配置できるため、目に見えるホットスポットのない「ドットレス」照明効果が可能になります。
コンパクトなサイズと優れた効率により、2110パッケージは、均一な光分布が重要となる最新のLEDライトストリップ、建築用輪郭照明、商業用リニア照明器具で広く使用されています。
SMD LED 2216
SMD LED 2216(2.2 × 1.6 mm)は、高効率と最小限のプロファイル高さの両方を要求する超薄型照明アプリケーション向けに設計されています。従来のパッケージと比較して、熱性能が向上し、より高い発光効率を実現します。
このため、2216は、特にスペースが限られているが一貫した明るさが要求される、キャビネット照明、家具照明、プレミアムな建築デザインで人気のある選択肢となっています。
SMD LED 3024
3024(3.0 x 2.4 mm)は、過酷な産業用および自動車用照明に適しています。光出力と高温に耐える能力の完璧な組み合わせを提供し、車両のターンシグナルなどの高振動・過酷な環境での使用が可能です。
SMD LED 2835
SMD LED 2835(2.8 × 3.5 mm)は、一般照明用に最適化された高効率ミッドパワーLEDパッケージです。より大きな放熱面積により、良好な熱安定性を維持しながら、より高い電力レベルで動作できます。
その結果、2835はオフィス照明パネル、住宅用LED電球、商業用照明器具で広く使用されており、明るさ、効率、寿命のバランスに優れています。
SMD LED 5050
SMD LED 5050(5.0 × 5.0 mm)は、通常3つのLEDチップを1つのハウジングに統合した高出力マルチダイLEDパッケージです。この設計により、高輝度と優れたRGBカラーミキシングが可能になります。
その多用途性と出力能力により、5050パッケージは、強い照明と色の制御が不可欠なRGB LEDストリップ、スマート照明システム、ステージ照明、建築用ウォッシュ照明で一般的に使用されています。
SMD LEDの種類
PCBに適したSMD LEDの選び方
適切なSMD LEDの選択は、最大の明るさを追求することではなく、いくつかの実用的な設計上の制約に依存します。
まず、利用可能なPCBスペースと実装方法を検討します。0603や0805のような小型パッケージは、インジケータや高密度レイアウトに最適ですが、2835や5050のような大型パッケージは、照明重視の設計に適しています。
次に、光出力をアプリケーションに合わせます。均一な照明やリニアストリップには、2110や2216のようなスリムなパッケージが、目に見えるドットを避けるのに役立ちます。一般照明には、2835のようなミッドパワーパッケージが、明るさと効率の最良のバランスを提供します。
最後に、熱性能と電力処理能力を評価します。より高出力のLEDには、信頼性と長い寿命を確保するために、PCB上に十分な銅面積と熱経路が必要です。
要するに、最適なSMD LEDとは、単に最大または最も明るいオプションではなく、お客様のスペース、明るさ、および熱設計の制約に適合するものです。
SMD LED vs COB LED — どちらを選ぶべきか?
エンジニアは、明るさ、均一性、および制御要件に応じて、SMD LEDとCOB LEDのどちらかを選択することがよくあります。

SMD LED vs COB LED
SMD LEDの主な利点は、PCBに実装される個別のプリパッケージ化されたダイオードで構成されており、多様性と個別制御を提供することです。
対照的に、COB LEDは、複数のベアダイを単一の基板に直接統合して、優れた放熱性を備えた高輝度の「ライトパネル」を生成します。
| 特徴 | SMD LED | COB LED |
|---|---|---|
| 設計 | PCBにはんだ付けされた個別部品 | 単一基板上の複数のベアダイ |
| サイズ | より小さい | より大きい |
| ダイオード数 | 少数のダイオード(通常1~3個) | 単一チップ上により多くのダイオード |
| 熱管理 | PCBの銅全体に分散 | 基板への直接接触により優れている |
| 光の品質 | 目に見える「ドット」状の光 | シームレスで均一な「ライトパネル」 |
| 多様性 | 高い(RGBミキシング対応) | 低い(通常は単色) |
| 明るさ | 明るい(パッケージ数と駆動電流に応じてスケーラブル) | 非常に明るい(単一光源) |
| 効率 | 高いが、構成に依存する | 優れた熱管理により、高出力レベルで高効率 |
| コスト | 一般的に低い | 高い |

LED選択の判断基準
SMD LED(表面実装デバイス)を選択すべき場合:
SMDは、高い多様性、モジュール性、または個々のピクセル制御を必要とするプロジェクトに最適な選択肢です。
● インテリジェント&RGBシステム: 各SMDは個別の回路で駆動できるため、各ダイオードを個別に制御できるアドレッサブルLEDストリップ(例:WS2812B)、ダイナミックサイネージ、動作中にCCTを継続的に変化させる必要がある「チューナブルホワイト」システムにとって、唯一実用的な選択肢です。
● 精密信号伝達: 0603や0805などのSMDは、その小さなZ高さと標準的なフットプリントにより、PCBステータスインジケータ、民生用電子機器のユーザーインターフェース、自動車用ダッシュボードのバックライトに好まれています。
● 高解像度ビデオウォール: SMDの目に見えない特性は、ピクセルピッチ(0.9mmまで)をサポートします。このようなシャープネスとディテールを備えた解像度は、屋内スタジオスクリーンだけでなく、コントロールルームのディスプレイにも必須です。
COB LED(チップオンボード)を選択すべき場合:
COBモジュールは、高輝度、均一性、および熱的に厳しいアプリケーションのエンジニアリング標準です。
● 産業用高出力照明:倉庫や工場などの場所では、ハイベイ照明器具のために単一の光源でも巨大なルーメン出力を生成する必要があります。1平方インチあたりの最高の光束はCOBによって提供され、熟練した放熱性も備えています。
● プロフェッショナル写真&光学:COBは「単一点光源」効果を生成し、自然太陽光をシミュレートします。影がなく、グレアを低減したビームと高いCRI(演色評価数)により、スタジオのメインライトや高品質の映画制作に非常に役立ちます。
● 建築用スポットライト:COBは、マルチダイSMD照明器具で見られる「水玉模様」の反射を排除します。代わりに、テクスチャを引き出しますが、まぶしい視覚的アーティファクトや重なり合う影を作り出さない、滑らかで美術館品質のウォッシュを生成します。
| 設計目標 | 最適な選択 | 技術的根拠 |
|---|---|---|
| 変色 / RGB | SMD | マルチチャンネル回路とPWM制御をサポート。 |
| 最大電力密度 | COB | 基板への直接接合により、より高い熱負荷を処理。 |
| 「ドットレス」リニアライト | 高密度SMDまたはCOB | 高LED密度または連続LES |
| メンテナンスの容易さ | SMD | 個別部品により、個々のダイオードの交換が可能。 |
| 影のない出力 | COB | 統合された発光面(LES)が均一なビームを提供。 |
構造によるSMD LEDの種類
SMT実装では、はんだパッドに対するLEDダイの向きによって、直下型照明システムとエッジライト型照明システムのどちらに適用されるかが決まります。
構造によるSMD LEDの種類
1. チップSMD LED(フラットマウント形状)
これらは、半導体ダイがセラミックまたは高温プラスチック基板上に直接配置される標準的な「リードレス」パッケージです。
● エンジニアリング上の利点:これらのパッケージは、最も低いジャンクションからはんだポイントへの熱抵抗を提供します。熱経路が垂直で直接的であるため、熱管理に最も効率的です。
● 組み立てのダイナミクス:フラットで対称的なプロファイルにより、高速ピックアンドプレース(>50k CPH)中のノズル吸引の安定性が最大限に高まり、リフロー段階での「ツームストーン」や回転エラーを最小限に抑えます。
● 典型的な用途: 汎用信号伝達、高出力投光器、およびPCBのスペースが唯一の制約となるステータスインジケータ。
2. トップ発光型LED(垂直光軸)
これは最も一般的な構成であり、光軸がPCB平面に対して垂直です。
● 光学プロファイル:分布は通常ランバート型(120度)です。光は基板から離れて「上向き」に出ます。
● 設計上の考慮事項:エンジニアは封止材の屈折率を考慮する必要があります。ほとんどのトップエミッタは、シリコーンまたはエポキシのドームレンズを使用しています。ドームレンズはLEDチップを保護し、光の取り出し効率を向上させます。
● 典型的な用途:ボタンのバックライト、天井パネル、および観察者がPCB表面に面しているあらゆるアプリケーション。
3. サイドビュー型LED(平行光軸)
「右角型」LEDとも呼ばれ、発光面がはんだパッドに対して垂直になるように設計されています。
● 光学的結合:光はPCBと平行に放射されます。 これは、エッジライト型導光板(LGP)における全反射(TIR)にとって数学的に不可欠です。
● 機械的制約:これらのパッケージには、機械的な「ピール強度」を高めるための補強ピンやサイドパッドが組み込まれている場合があります。これらがないと、外部レンズやハウジングのトルクによってLEDが基板から簡単に剥がれる可能性があります。
● Z高さエンジニアリング:超薄型デバイス(スマートフォン、タブレット、バックライト付きキーボード)に不可欠です。LEDを端に配置し、光を「横方向」に拡散板に入れると、ディスプレイ全体の厚さを2mm未満にすることができます。
SMD LEDの組み立てと極性に関するヒント
適切な組み立てと正しい極性は、あらゆるSMD LED設計の信頼性にとって重要です。
1. 極性の識別:SMD LEDは分極されたデバイスです。カソードは通常、パッケージのノッチ、面取りされた角、緑色のマーク、または極性記号で示されます。PCBレイアウトと配置の前に、必ずメーカーのデータシートを確認してください。
2. PCBフットプリントと向き:PCBフットプリントがLEDパッケージと正確に一致していることを確認してください。パッドサイズや向きが正しくないと、リフロー中の位置ずれやはんだ接合部の不均一を引き起こす可能性があります。
3. SMT組み立てに関する考慮事項:SMD LEDは、自動ピックアンドプレースおよびリフローはんだ付けと完全に互換性があります。標準のリフロープロファイルを使用し、光束の低下や色ずれを防ぐために過度のピーク温度を避けてください。
4. リワークと取り扱い:リワークが必要な場合は、制御されたエアフローを備えたホットエアステーションを使用してください。繰り返される熱ストレスは寿命を縮める可能性があるため、近くのLEDの過熱を避けてください。
正しい極性と制御された熱処理は、一貫した明るさと長期的なSMD LEDの信頼性を達成するための鍵です。
JLCPCBによるSMD LEDの製造と組み立て
JLCPCBは、大規模な部品サプライチェーンと高度なSMT生産ラインを組み合わせることで、SMD LED設計から量産組み立てへの移行を効率化します。
JLCPCB部品ライブラリを通じて、エンジニアはXinglightなどの広く使用されているLEDブランドを含む62万点以上のトレーサブルな部品にアクセスできます。このプラットフォームでは、パッケージタイプ、順方向電圧範囲、データシートで定義された光学仕様によるフィルタリングが可能です。その結果、設計がコンパクトな0603インジケータを必要とする場合でも、高出力の5050 RGBモジュールを必要とする場合でも、各生産ロット内で一貫した電気的および光学的性能を維持できます。
部品調達に加えて、JLCPCBの自動化されたPCBAサービスは、高速ピックアンドプレース装置と制御されたリフローはんだ付けプロファイルを利用して、すべてのSMD LEDの正確な配置を保証します。自動化により、極性エラーや敏感な半導体接合部への熱ストレスなど、手動組み立てに伴う一般的なリスクを大幅に削減します。
信頼性をさらに確保するために、組み立てられたすべての基板は、はんだ品質と部品の位置を検証するための自動光学検査(AOI)を受けます。初期段階のSMD LEDプロトタイプから大規模生産まで、JLCPCBはLED設計を市場に出すための費用対効果が高く、トレーサブルで効率的な製造経路を提供します。
結論
適切なSMD LEDの選択は、光出力、熱的限界、および組み立て上の制約の間の実用的なエンジニアリング上のトレードオフです。SMD LEDは効率とコンパクトさにおいて明確な利点を提供しますが、システム全体の性能は最終的に、適切なパッケージを選択し、信頼性の高い製造を確実に実行できるかどうかに依存します。
JLCPCBのような経験豊富な製造パートナーと協力することで、エンジニアは複雑なLED設計を、プロトタイプ製造から量産組み立てまで、安定した再現性のあるスケーラブルな生産に変換できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. DIP LEDとは何ですか?
DIP(Dual In-line Package)LEDは、2本の長いワイヤーリードを持つ従来の「電球」スタイルのLEDです。基板の表面に固定されるSMD LEDとは対照的に、DIP LEDはPCBに挿入されます。現在では、その堅牢性とはんだ付けの容易さから、主に大規模な屋外スコアボードや単純なDIYエレクトロニクスに適用されています。
Q2. SMD LEDの一角に小さな「ノッチ」や緑色のマークがあるのはなぜですか?
そのマークは物理的な「極性インジケータ」です。LEDは電流が正しい方向(一方向のみ)に流れた場合にのみ機能します。したがって、ノッチはカソード側(マイナス側)を指しています。組み立て時の機械もエンジニアも、向きを正しくするためにこれを使用します。逆に取り付けると、何も点灯せず、すぐに損傷する可能性があります。
Q3. SMD LEDアレイ内の壊れたLEDを1つだけ交換できますか?
はい、ただし専門的なツールが必要です。従来のLEDのように簡単にクリップで切り離せるわけではありません。これらは基板にはんだで固定されています。通常、ホットエアリワークステーションを使用して、近くのLEDのプラスチックを傷つけずにはんだを加熱します。基本的な工具ではなく、本格的な工具が必要です。
Q4. SMD LEDの色によって価格は変わりますか?
概ねその通りです。標準的な色である赤や黄は、一般的に最も安価です。青、白、純緑のLEDは、製造がより複雑な異なる化合物(インジウムガリウム窒化物)を使用するため、基本的な赤色インジケータよりも若干高価になることがよくあります。
Q5. 抵抗なしでSMD LEDを使用するとどうなりますか?
LEDはおそらく「一瞬で焼き切れて」しまいます。LEDは電流を多く消費するデバイスであり、「速度制限」の役割を果たす抵抗がないと、LEDは過剰な電力を吸い込み、瞬時に加熱して焼損します。最小の0603 LEDでも、明るく保つためには抵抗が必要です。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......