This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

Arduino vs Raspberry Pi:プロジェクトに実際に使うべきなのはどちら?

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

4 min

目次
  • Arduino vs Raspberry Pi:核心的な違い
  • Arduino vs Raspberry Pi 比較表
  • Arduinoとは?
  • Raspberry Piとは?
  • 初心者向け Arduino vs Raspberry Pi
  • Raspberry Pi vs Arduino:実際のプロジェクトに適したボードの選択
  • ロボット工学向け Arduino vs Raspberry Pi:どちらのボードが優れているか?
  • IoT向け Arduino vs Raspberry Pi
  • Arduino vs Raspberry Pi vs ESP32
  • Arduino vs Raspberry Pi:プログラミングの違い
  • Arduino vs Raspberry Pi コスト比較
  • ArduinoとRaspberry Piを使用する際の初心者が犯しがちな間違い
  • Raspberry Pi vs Arduinoに関するFAQ
  • 結論

注記

クイックアンサー:

  • Arduinoを選ぶべきケース:ロボット制御、センサー、低消費電力の構築、そして正確な制御ループが重要となる直接的なハードウェアレベルのインタラクション。
  • Raspberry Piを選ぶべきケース:AI推論、Linuxアプリケーション、マルチメディア、ネットワーキング、そして完全なオペレーティングシステムを必要とするあらゆるもの。

ArduinoとRaspberry Piを検索したことがあるなら、おそらく仕様を並べただけの記事を何十件も見つけたことでしょう。しかし、それらの記事は、あなたのプロジェクトにとって実際に何が重要かという点については教えてくれません。このガイドは、そうした記事とは異なります。

ロボットアームの試作、IoTセンサーネットワークの導入、ホームオートメーション化、あるいはDIYエレクトロニクスを始めたばかりの場合でも、選択するボードによって、プロジェクトの動作方法、負荷時の挙動、拡張性が決まります。ArduinoとRaspberry Piはどちらも手頃な価格で初心者に優しい製品です。しかし、それらが解決する問題はまったく異なり、間違った方を選ぶと時間とお金を無�にすることになります。

このガイドでは、適切なボードを適切なタスクにマッチさせた実際のプロジェクト例、完全な比較表、ロボット工学とIoTに特化した解説、それらがどこに位置づけられるかについての明確な答え、そして実際に効果のある初心者向けの学習パスをご紹介します。このガイドを読み終える頃には、選択は明白になっているはずです。

図:Arduino Uno R4マイクロコントローラーボードとRaspberry Pi 5シングルボードコンピューター

Arduino vs Raspberry Pi:核心的な違い

ほとんどの比較は、クロック速度やRAMなどの仕様に焦点を当てています。しかし、本当の違いはアーキテクチャにあります。一方はマイクロコントローラーであり、もう一方は完全なコンピューターです。これを最初に理解することで、初心者が犯しがちな最も一般的な間違いを防ぐことができます。

まとめ

Arduino = 体の反射神経システム。熱いストーブに触れると、脳が痛みを認識する前に手が引っ込む。これは、ソフトウェア層を介さない、低遅延のハードウェアレベルの応答です。

Raspberry Pi = 脳。考え、計画し、インターネットに接続し、画像を処理し、複雑な多段階の意思決定を行います。ただし、起動に時間がかかり、マイクロ秒レベルのGPIO応答を保証することはできません。

どちらが優れているというわけではありません。それらは異なる問題を解決します。多くの高度なプロジェクトでは、両方を使用します。Arduinoは高速で直接的なハードウェアインタラクションを処理し、Piはロジック、UI、ネットワーキング、データロギングを管理します。

図:低遅延のハードウェア応答システムとしてのArduinoと、インテリジェントでネットワーク化された処理のためのコンピューティングブレインとしてのRaspberry Pi

Arduino vs Raspberry Pi 比較表

以下の表は、最も重要な技術的および実用的な違いを網羅しています。決定を下す際のクイックリファレンスとしてご利用ください。

属性Arduino Uno R4Raspberry Pi 5 (4 GB)
タイプマイクロコントローラーシングルボードコンピューター (SBC)
プロセッサーRenesas RA4M1 (ARM Cortex-M4, 48 MHz)BCM2712 (クアッドコア Cortex-A76, 2.4 GHz)
RAM32 KB SRAM4 GB LPDDR4X
ストレージ256 KB オンチップフラッシュmicroSD または PCIeスロット経由のNVMe
オペレーティングシステムなし (ベアメタル)Linux (Raspberry Pi OS、Ubuntuなど)
プログラミング言語Arduino IDEを使用したC/C++Python、C++、JavaScript、Rustなど
GPIO I/O動作予測可能なタイミング、サブミリ秒OSスケジューラーによりジッターが発生する可能性あり
動作時消費電力約0.25 W5〜15 W
バッテリー駆動実用的 (コイン電池で数ヶ月)外部電源管理なしでは非現実的
Wi-Fi / BluetoothシールドまたはモジュールでオプションWi-Fi 5とBluetooth 5.0を内蔵
起動時間ミリ秒 (即時)デスクトップ表示まで20〜40秒
価格 (概算)約$27約$60
最適な用途センサー、アクチュエーター、直接的なハードウェア制御コンピューティング、ネットワーキング、Linuxソフトウェア、ビジョンAI

Arduinoとは?

Arduinoはマイクロコントローラーボードです。無限ループで単一のプログラムを実行し、オペレーティングシステムを持たず、ミリ秒で起動します。センサー、モーター、リレー、LEDなどのハードウェアと直接通信し、バックグラウンドプロセスが出力に干渉することなく、タイトで予測可能なタイミングを実現します。

Arduinoが得意とする実際の例:

  • 500msごとに温度センサーを読み取り、冷却ファンのリレーをトリガーする
  • 正確なPWM信号でロボットアームのサーボモーターを駆動する
  • 土壌水分を測定し、しきい値に基づいて灌漑ポンプを作動させる
  • 遅延なくすべてのキー押下に応答するキーパッドドアロックを実行する

Arduinoのシンプルさは、その工学的な強みです。破損するSDカードも、動作中にフリーズするOSも、起動シーケンスもありません。電源を入れれば、すぐに動作します。

マイクロコントローラーがアーキテクチャレベルでマイクロプロセッサーとどのように異なるかについての詳細は、マイクロコントローラー vs マイクロプロセッサーガイドで、実用的な観点から主な違いを解説しています。

技術的な注記

Arduino自体はマイクロコントローラーではなく、開発ボードプラットフォームです。ボードにはマイクロコントローラーチップが搭載されており、そのチップは異なる場合があります。古典的なUnoはATmega328Pを使用し、Uno R4はRenesas RA4M1を使用し、ArduinoエコシステムはESP32、STM32、その他のMCUをベースにしたボードもサポートしています。「Arduino」と言うとき、人々は通常、特定のチップではなく、プラットフォーム、IDE、プログラミングモデルを指しています。

図:詳細なコンポーネントを示すArduino Unoマイクロコントローラーボード。

Raspberry Piとは?

Raspberry Piはシングルボードコンピューター (SBC) です。完全なLinuxオペレーティングシステムを実行し、マルチタスクを処理し、USB、HDMI、イーサネット、Wi-Fiをネイティブにサポートし、Python、JavaScript、C++、Rustなどで複雑なプログラムを実行します。

Raspberry Piが得意とする実際の例:

  • MQTTを介して50以上のスマートホームデバイスを管理するHome Assistantダッシュボードを実行する
  • OpenCVとPythonを使用して、物体検出のためにライブカメラフレームを処理する
  • ローカルWebサーバー、データベース、またはDockerコンテナスタックをホストする
  • センサーデータをクラウドにストリーミングし、Node-RED自動化フローを実行する、またはローカルWebアプリを提供する

最新世代のRaspberry Pi 5には、NVMe SSDストレージ用のPCIe Gen 2スロットが含まれており、これはどのマイクロコントローラーボードも実現できない機能です。

図:すべてのコンポーネントを示すRaspberry Pi 5シングルボードコンピューター。

初心者向け Arduino vs Raspberry Pi

どちらのプラットフォームも最初のハードウェアプロジェクトになり得ます。問題は、最初にどのタイプの摩擦(ハードウェアレベルかOSレベルか)に対処したいかです。

次の場合はArduinoから始めましょう...

  • 物理的なハードウェア(LED、モーター、センサー、リレー)をすぐに制御したい場合
  • プログラミング経験がほとんど、またはまったくない場合
  • プロジェクトがバッテリー駆動であるか、恒久的な電源コンセントのない屋外に展開される場合
  • セットアップ時間が最小限で、シンプルで初心者に優しいIDEを好む場合
  • ArduinoからPCBへのワークフローが確立されているため、最終的にカスタムPCBを設計する予定がある場合

次の場合はRaspberry Piから始めましょう...

  • すでにPythonを知っており、実際のハードウェアでスクリプトを実行したい場合
  • プロジェクトにインターネット接続、ディスプレイ、または複雑なデータ処理が必要な場合
  • 複数のタスクを同時に実行するもの(サーバー、ダッシュボード、自動化ハブ)を構築している場合
  • ハードウェアと並行してソフトウェア開発を学ぶための完全なLinuxデスクトップ環境が必要な場合

最適な学習パス:ArduinoからRaspberry Piへ

ほとんどの初心者にとって、この順序で進めるのが最適です:

Arduino > ESP32 > Raspberry Pi

  • Arduinoは、ハードウェアインタラクション、組み込みCの基礎、直接的なGPIO制御が実際にどのように機能するかを教えます
  • ESP32は、おなじみのArduino IDEを使用しながら、ワイヤレス接続(Wi-FiとBluetooth LE)を追加します
  • Raspberry Piは、しっかりしたハードウェア基盤の上に、Linuxの深さ、計算能力、実際のソフトウェアエンジニアリングを追加します

ハードウェアの基礎なしにいきなりRaspberry Piに飛びつくと、GPIOの電圧レベル、信号動作、OS駆動のハードウェアインタラクションの限界について混乱することがよくあります。まずArduinoでその基盤を構築することで、後々のフラストレーションを大幅に軽減できます。

Raspberry Pi vs Arduino:実際のプロジェクトに適したボードの選択

仕様だけでは決定できません。プロジェクトが決定します。ここでは、8つの一般的なシナリオにわたる実用的な内訳を示します。

プロジェクト最適なボード理由
自動散水ガーデンシステムArduinoバッテリー駆動、直接センサー読み取り、OS不要
スマートホームハブ (MQTT + ダッシュボード)Raspberry PiLinux、マルチタスク、永続的なネットワーク接続が必要
セルフバランシングロボットArduino正確な1 kHz制御ループには予測可能なサイクルタイムが必要
物体検出カメラ (OpenCV)Raspberry PiOpenCVはネイティブに動作します。マイクロコントローラーは画像データを処理できません
レトロゲームコンソール (RetroPie)Raspberry PiHDMI出力、USBコントローラー、Linuxエミュレーターがネイティブに動作
PWM LEDストリップコントローラーArduinoハードウェアPWMタイマーにより、グリッチのない正確な色出力が得られます
自動運転ビジョンカーArduino + Raspberry PiArduinoは低レベルのモーター制御、Raspberry PiはビジョンベースのAIを担当

最終設計でSMDコンポーネント(カスタムArduino派生ボードで一般的)を使用する場合、表面実装デバイスリファレンスは、コンポーネント選定とフットプリント決定のための実用的な出発点となります。

図:Arduinoベースの自動散水システムと、OpenCVを使用したRaspberry Pi顔認識セットアップという2つの実際のプロジェクトの比較。

カスタムPCBにより、ロボット工学と組み込みシステムはよりコンパクトで、安定し、スケーラブルになります。多くの開発者は、ブレッドボードから量産対応ハードウェアへの移行時に、迅速なPCB試作とPCBアセンブリにJLCPCBを利用しています。

手頃な価格で高品質な
PCB製造

PCB製造、アセンブリ、コンポーネントをワンストップで提供するサプライヤーを選ぶことで、時間とコストを節約できます。今すぐ見積もり >

jlcpcb pcb assembly service banner 1

ロボット工学向け Arduino vs Raspberry Pi:どちらのボードが優れているか?

ロボット工学は、この議論が最もニュアンスを持つ分野です。なぜなら、本格的なロボットのほとんどは、両方のボードを連携させて使用するからです。

低レベルハードウェア制御のためのArduino

  • ハードウェアPWMタイマーが、マイクロ秒精度でサーボモーターとESCを駆動
  • 割り込み駆動のエンコーダー読み取りにより、閉ループDCモーター制御が可能
  • 500 Hz〜1 kHzで動作するPIDループを、一貫性のある予測可能なサイクルタイムで実行
  • バックグラウンドプロセスによるジッターなしで、ステッピングモーターのステップ/ディレクションパルスを直接生成

高レベルインテリジェンスのためのRaspberry Pi

  • レーン追跡、障害物検出、物体分類のためのOpenCVを使用したコンピュータービジョン
  • 経路計画アルゴリズムとROS(Robot Operating System)統合
  • ワイヤレステレメトリロギング、OTAファームウェアアップデート、Wi-Fi経由のリモートコントロール
  • ジェスチャーや音声コマンド認識のためのトレーニング済みMLモデルの実行

高度なロボットがRaspberry PiとArduinoを一緒に使用する理由

典型的な高度なロボットでは、ArduinoがIMUデータを読み取り、1 kHzでモーター制御ループを閉じます。Raspberry Piは経路プランナーを実行し、カメラフレームを処理し、UARTまたはI2Cを介してArduinoに速度設定値を送信します。この組み合わせは、教室用ロボットから産業用AMRまで、あらゆるものに使用されています。

Raspberry PiでPIDモーター制御ループを実行しようとすると、Linuxスケジューラーが予測できない間隔でループを中断し、発振やサーボジッターを引き起こします。Arduinoはこれを問題なく処理します。この制約が、高性能ロボットが1つのボードに頼るのではなく、両方のボードを組み合わせる主な理由です。

図:Arduino NanoがL298Nモータードライバーを制御して車輪の動きを制御し、Raspberry Pi Zero 2Wが前方カメラモジュールを処理するDIY RCカーシャーシ

IoT向け Arduino vs Raspberry Pi

IoTアプリケーションの場合、決定はデバイスがセンサーノードかハブかによって決まります。

センサーノード(データを読み取って送信するエッジデバイス)は、低消費電力、ワイヤレス接続、長いバッテリー寿命を必要とします。スタンドアロンのArduinoボードにはWi-Fiが含まれておらず、Raspberry Piはバッテリー展開には消費電力が大きすぎます。ここで実用的な選択肢となるのがESP32 MCUです。デュアルコア240 MHzプロセッサー、内蔵Wi-FiとBluetooth LE、ディープスリープ電流10 uA未満を備えています。

ハブとゲートウェイ(データを集約し、ダッシュボードを実行し、クラウドサービスに接続するデバイス)は、Linux、永続的なネットワーキング、データベースストレージを必要とします。ここではRaspberry Piが正しいツールです。

実用的なIoTアーキテクチャは次のようになります:

  • ESP32フィールドノードが温度、湿度、または動きのデータを収集し、Wi-Fi経由でMQTTを介して公開
  • Raspberry PiハブがMosquitto MQTTブローカー、Node-RED自動化フロー、Grafanaダッシュボードを実行
  • クラウド統合(オプション):Piが集約データをAWS IoT Core、Google Cloud、またはInfluxDB Cloudに転送

注記

一部のArduinoボードにはESP32チップが搭載されている場合があり、IoTに使用できます。

ESP32 S2モジュールPCB設計ガイドは、ESP32ノードの役割に基づいてカスタムハードウェアを設計するための実用的なリファレンスです。

図:3つのESP32センサーノードがWi-Fi経由でデータを中央のRaspberry Pi MQTTハブに送信し、クラウドダッシュボードに接続されているIoTネットワーク

Arduino vs Raspberry Pi vs ESP32

ESP32は、他の2つの間のギャップを埋めます。標準的なArduinoよりも高性能で、Raspberry Piよりもはるかに低消費電力であり、Wi-FiとBluetoothが内蔵されています。大規模なクラスのIoTおよびワイヤレスプロジェクトにとって、ESP32は他のどちらよりも優れた答えです。

機能Arduino Uno R4ESP32Raspberry Pi 5
Wi-Fiオプションのシールド内蔵内蔵
Bluetooth LEなし内蔵内蔵
GPIO動作予測可能、低遅延予測可能、低遅延OS依存の遅延
Linux実行不可不可可
動作時消費電力約0.25 W0.25〜0.5 W5〜15 W
ディープスリープ約20〜50 uA約10 uA該当なし
概算価格約$27約$5〜10 (モジュール)約$60
最適な用途ハードウェア制御、ワイヤレスなしワイヤレスIoT、バッテリーセンサーコンピューティング、Linux、ハブ、ゲートウェイ

この表にある2つのワイヤレス対応オプションの詳細な比較については、ESP32 vs ArduinoおよびESP32 vs Raspberry Piの記事で、ユースケースの例を交えてトレードオフを解説しています。

最初に購入すべきものは?

  • Arduino Uno:ワイヤレス要件のないハードウェアの基礎と組み込み制御を学ぶため
  • ESP32:初日からIoTまたはワイヤレスセンサービルド用。おなじみのArduino IDEでプログラム可能
  • Raspberry Pi:Linux、カメラ処理、データハブまたはゲートウェイを必要とするプロジェクト用

Arduino vs Raspberry Pi:プログラミングの違い

Arduinoプログラミング

ArduinoはArduino IDEでC/C++を使用します。スケッチには2つの関数があります。setup()は起動時に1回実行され、loop()は継続的に実行されます。ほとんどの初心者は、IDEを開いてから15分以内にハードウェアを制御できるようになります。

  • 言語:C/C++(簡略化されたサブセット。基本的なプロジェクトでは手動メモリ管理は不要)
  • IDE:Arduino IDE 2.x または PlatformIO(どちらも無料で初心者に優しい)
  • ライブラリ:センサー、ディスプレイ、モータードライバー、通信プロトコルをカバーする大規模なコミュニティエコシステム
  • 制限:マルチタスクなし、EEPROM以外のファイルシステムなし、Uno R4ではSRAMが32 KBに制限

Raspberry Piプログラミング

Raspberry Piは、Linuxランタイムを持つあらゆる言語をサポートします。GPIOプロジェクトではPythonが主流であり、成熟したライブラリ(gpiozero、RPi.GPIO、pigpio)があります。上級ユーザーは、制限なくC++、Node.js、Rust、Goを実行できます。

  • 言語:Python(主)、C++、JavaScript、Rust、Go(開発者の選択)
  • GPIOライブラリ:初心者向けgpiozero、標準使用向けRPi.GPIO、精密タイミング向けpigpio
  • 実行モデル:スクリプト、systemdサービス、cronジョブ、Dockerコンテナ、またはマルチプロセスパイプライン
  • 制限:GPIO出力はOS依存であり、ハードなタイミングクリティカルなタスクには適していません

まとめ:すでにPythonを知っているなら、Raspberry Piはすぐに自然に感じられるでしょう。プログラミングが初めてなら、Arduinoの構造化されたCスケッチ形式が、より摩擦の少ない出発点です。

Arduino vs Raspberry Pi コスト比較

ボード価格は総コストの一部にすぎません。各プラットフォームで動作するシステムのために実際に予算を立てる必要があるものは次のとおりです。

項目Arduino Uno R4ESP32 Dev BoardRaspberry Pi 5 (4 GB)
ボード約$27約$8〜12約$60
電源USB 5V (約$5)USB 5V (約$5)USB-C 5V/3A (約$12)
ストレージ内蔵フラッシュ内蔵フラッシュmicroSD 約$8〜15
ケースまたはエンクロージャーオプション (約$5)オプション (約$5)推奨 (約$10)
典型的なスターターキット$35〜50$15〜25$85〜110

Raspberry Piの総システムコストは、同等の単純な機能に対してArduinoの2〜3倍になります。バッテリー駆動のセンサーまたはアクチュエータープロジェクトでは、PiをArduinoの代わりに選択すると、完全に使用されない機能に$60〜100余分に費やすことになります。

ArduinoとRaspberry Piを使用する際の初心者が犯しがちな間違い

これらは、フォーラム、Discordサーバー、サポートスレッドで繰り返し見られる間違いです。

1. LEDを点滅させるためにRaspberry Piを使用する。1つのGPIOピンをトグルするために、完全な30秒の起動サイクルを実行する$60のLinuxコンピューター。Arduinoは起動時間ゼロで$10未満でこれを実行します。

2. ArduinoがPythonやLinuxを実行できると期待する。Arduino Uno R4には32 KBのRAMがあります。Linuxが起動するには最低約256 MBが必要です。これは回避すべき制限ではなく、根本的なアーキテクチャの違いです。

3. Piの電力要件を無視する。Raspberry Pi 5には安定した5V/3Aの電源が必要です。電力不足は、ランダムなクラッシュ、ファイルシステムの破損、最悪の場合、microSDカードの破損を引き起こします。

4. Arduinoの5V GPIOをRaspberry PiのGPIOに直接接続する。Arduino Unoは5Vロジックレベルを出力します。Raspberry PiのGPIOピンは3.3Vトレラントです。直接5Vを接続すると、PiのGPIOが恒久的に損傷します。常にロジックレベルシフターを使用してください。

5. バッテリー駆動の屋外センサーにRaspberry Piを選択する。Pi 5は継続的に5〜15 Wを消費します。10,000 mAhのモバイルバッテリーは約6〜8時間持ちます。同じバッテリーでディープスリープ状態のESP32は数ヶ月持ちます。

6. Raspberry PiでPID制御ループを実行する。Linuxスケジューラーが予測できない間隔でループを中断し、モーターの発振やサーボジッターを引き起こします。タイミングクリティカルな制御ループはすべてマイクロコントローラーに属します。

Raspberry Pi vs Arduinoに関するFAQ

Q: Raspberry PiはArduinoより優れていますか?

優劣で比較できるものではありません。それらは異なる問題を解決します。Raspberry Piは、コンピューティング、ネットワーキング、Linuxアプリケーションに優れています。Arduinoは、低消費電力のハードウェアインタラクション、直接的なGPIO制御、予測可能な出力タイミングに優れています。どちらが優れているかと尋ねるのは、ノートパソコンと電子レンジのどちらが優れているかと尋ねるようなものです。

Q: Raspberry PiはArduinoの代わりになりますか?

実際には、ほとんどありません。Raspberry PiはGPIOピンをトグルできますが、出力タイミングはその瞬間にLinuxスケジューラーが何をしているかによって異なります。正確なPWM、割り込み駆動のセンサー読み取り、PID制御ループ、または長期的にバッテリーで動作するプロジェクトには、Arduinoが正しいツールです。Piをこれらの役割に無理やり当てはめると、通常、不安定で信頼性の低い動作になります。

Q: 初心者にとって簡単なのは、ArduinoとRaspberry Piのどちらですか?

Arduinoです。Arduino IDEは学習曲線が緩やかで、Cスケッチ形式は高度に構造化されており、ほとんどの初心者は15分以内に動作するハードウェアに到達します。Raspberry Piは、Linuxに精通し、パッケージ管理を理解し、OS環境を理解する必要があり、ゼロから始める人にとってはかなり高いハードルです。

Q: ESP32はArduino Unoより優れていますか?

IoTおよびワイヤレスプロジェクトに関しては、はい。ESP32は、内蔵Wi-FiとBluetooth LE、デュアルコア240 MHzプロセッサー、10 uA未満のディープスリープ電流を、モジュールあたり約$5〜10で提供します。ワイヤレス要件のない純粋なハードウェア制御には、Arduino Unoのシンプルさがしばしば最適です。ESP32はArduino IDEでプログラムされるため、移行は最小限です。

Q: ロボット工学に最適なボードはどれですか?

ほとんどの本格的なロボットプロジェクトでは、両方を使用します。Arduino(またはSTM32)は、予測可能なタイミングが必須である低レベルの制御ループ(モータードライバー、エンコーダー、サーボ用PWM)を処理します。Raspberry Piは、コンピュータービジョン、経路計画、ROS統合などの高レベルのインテリジェンスを処理します。モーター制御にPiのみに依存すると、OSのスケジューリングの不確実性により、通常、不安定性が発生します。

Q: ArduinoはAIを実行できますか?

基本的なオンデバイス機械学習は可能です。Arduino Nano 33 BLE Senseは、TensorFlow Lite for Microcontrollersを介してTinyMLモデルを実行し、キーワードスポッティングや簡単なジェスチャー分類を可能にします。完全なAI推論(画像認識、NLP、大規模モデル推論)には、Raspberry Pi、専用アクセラレーター、またはクラウド処理が必要です。Arduino AIは、約256 KB未満の小さく高度に最適化されたモデルに厳密に制限されています。

Q: Raspberry PiがArduinoよりもはるかに多くの電力を消費するのはなぜですか?

Raspberry Pi 5は、2.4 GHzのクアッドコアARM Cortex-A76プロセッサー、4 GB LPDDR4X RAM、USB 3.0コントローラー、デュアルHDMI、PCIe、複数のアクティブなペリフェラルバスを備えた完全なOSを実行しており、これらすべてが継続的に電流を消費します。Arduinoのマイクロコントローラーは、OSなし、バックグラウンドプロセスなし、アクティブなバストラフィックなしで48 MHzで命令を実行するため、典型的な消費電力の差は20〜60倍になります。

Q: ArduinoとRaspberry Piは連携できますか?

はい、これは高度なプロジェクトの標準的なアーキテクチャです。Arduinoは直接的なハードウェアインタラクションを処理し、Raspberry Piは高レベルのロジック、ユーザーインターフェース、ネットワーキング、データロギングを管理します。それらはシリアルUART、I2C、SPI、またはUSBを介して通信します。例えば、温室コントローラーは、Arduinoでセンサーポーリングとリレースイッチングを実行し、Piでデータベースへのロギング、ライブダッシュボードの表示、Wi-Fi経由のアラート送信を行う場合があります。

結論

ArduinoとRaspberry Piは競合製品ではありません。異なる工学的問題のために作られた補完的なツールです。Arduinoは、低消費電力動作、直接的なハードウェア制御、シンプルさに優れています。Raspberry Piは、コンピューティング、ネットワーキング、Linuxソフトウェアの深さに優れています。

ほとんどのプロジェクトでは、決定は簡単です。プロジェクトがタイミングに敏感な方法でハードウェアと対話する場合、またはバッテリーで動作する場合は、Arduinoを選んでください。ディスプレイ、インターネット接続が必要な場合、または計算的に複雑なソフトウェアを実行する場合は、Raspberry Piを選んでください。低消費電力でワイヤレス接続が必要な場合は、ESP32が他のどちらよりも優れた答えであることがよくあります。

学び続ける