This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法

初出公開日 Aug 24, 2026, 更新日 Aug 24, 2026

2 min

目次
  • 抵抗器の電力定格とは?
  • 抵抗器の電力定格の計算方法(公式と例)
  • 簡単な抵抗器ワット数選択表
  • SMD抵抗器の電力定格表(0201〜2512パッケージ)
  • スルーホール型抵抗器のワット数ガイド(1/8W〜5W以上)
  • 抵抗器のディレーティング曲線の説明
  • 抵抗器の実効電力定格を最大化するためのPCB熱設計のヒント
  • 抵抗器が電力定格を超えるとどうなりますか?
  • FAQ
  • 結論

あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか?

抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。

抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。

このガイドで学べること:

  • 抵抗器のワット数の計算方法
  • SMD抵抗器の電力定格表
  • スルーホール型ワット数ガイド
  • ディレーティング曲線の説明
  • PCBの熱設計のヒント

抵抗器の電力定格とは?

抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存します。

正しいワット数を選択することで、部品が過熱せず、抵抗器と周囲の回路を性能低下や致命的な故障から保護できます。

抵抗器の電力定格の計算方法(公式と例)

部品を選択する前に、それが消費する正確な電力を計算する必要があります。電力消費は、ジュールの法則とオームの法則によって支配されます。回路内で既知の値(電圧(V)、電流(I)、または抵抗(R))に応じて、次の3つの公式のいずれかを使用して電力(P)を計算できます:

  • P=VI(電圧降下と電流が既知の場合)
  • P=I^2 R(電流と抵抗が既知の場合)
  • P=V^2/R(電圧降下と抵抗が既知の場合)

簡単な計算ルール: P=I^2 R または P=V^2/R を使用して電力を計算します。計算された消費電力の少なくとも2倍以上のワット数定格の抵抗器を常に選択してください。

理論上の消費電力を計算したら、この工学的な安全マージンを適用する必要があります。例えば、計算上抵抗器が0.12Wを消費する場合、0.25W(1/4W)定格の部品を選択する必要があります。このバッファにより、抵抗器は絶対最大熱限界をはるかに下回る状態で動作し、寿命を延ばし、周囲の敏感な部品を過剰な周囲熱から保護します。実際のシナリオを見てみましょう。

実践例 - 12V回路での抵抗器ワット数の選択

12V電源で動作する制御回路を設計しているとします。この電圧を抵抗器で降下させて、特定の負荷への電流を100 mA(0.1 A)に制限する必要があります。

ステップ1:必要な抵抗値を計算する

オームの法則を使用

Ohm's Law

ステップ2:消費電力を計算する

電力の公式を使用

Using the power formula

ステップ3:安全マージンを適用する

2倍の安全ルールを適用:1.2 × 2 = 2.4W。少なくとも2.5W〜3Wの定格の抵抗器が必要です。

意思決定:

  • スルーホール型オプション: ここでは3Wの金属酸化皮膜THT抵抗器が理想的です。その物理的なサイズにより優れた空気の流れが確保され、突入電流のサージにも見事に対応します。
  • SMDオプション: 標準的な単一のSMD抵抗器では、この負荷では溶けてしまいます。専用の高電力3W SMD抵抗器か、より一般的には、熱負荷を安全に分割するために並列に配線された2つの2512パッケージ抵抗器(それぞれ約1W〜1.5W)が必要になります。

簡単な抵抗器ワット数選択表

以下の表は、計算された消費電力に基づいて、正しい抵抗器のワット数定格をすばやく選択するのに役立ちます。

計算された電力推奨定格一般的なTHTの選択肢一般的なSMDの選択肢
0.025 W0.05 W1/8 W カーボン皮膜0201
0.03 W0.062 W1/8 W カーボン皮膜0402
0.05 W0.125 W1/8 W カーボン皮膜0603
0.12 W0.25 W1/4 W 金属皮膜0805
0.30 W0.50 W1/2 W 金属酸化皮膜1206
0.80 W2.0 W2 W 電力抵抗器2× 1210 並列
1.20 W3.0 W3 W 巻線2512 ×2

表:推奨される簡単な抵抗器ワット数選択表

設計の洞察: 高密度SMT基板では、単一の高電力部品に頼るよりも、複数の並列抵抗器に熱を分散させる方が、長期的な信頼性が向上することがよくあります。

SMD抵抗器の電力定格表(0201〜2512パッケージ)

表面実装技術では、抵抗器の物理的なフットプリントがその電力定格を直接決定します。セラミック基板が大きいほど、周囲の空気やPCBの銅トレースに熱を伝達するための表面積が大きくなります。エンジニアは、パッケージサイズを安全な熱限界と照合するために、SMD抵抗器の電力定格表をよく探します。

size comparison of various smd resistors

図: 小さな0201パッケージから2512パワーパッケージまでの、さまざまな表面実装SMD抵抗器のサイズ比較。

SMDパッケージサイズ標準電力定格(分数)標準電力定格(小数)
02011/20 W0.05 W
04021/16 W0.0625 W
06031/10 W0.10 W
08051/8 W0.125 W
12061/4 W0.25 W
12101/2 W0.50 W
20103/4 W0.75 W
25121 W1.0 W

表:SMD抵抗器の電力定格表

標準的なSMDサイズは、上の表に示すように、予測可能なワット数制限に従います。小さな0201パッケージは低電力の信号配線専用ですが、より重い電力アプリケーションは、より大きな1206や巨大な2512パッケージに依存します。ただし、実際の電力能力は、パッケージサイズだけでなく、PCBの銅エリアと空気の流れにも依存します。

高密度に実装された基板を検査する際、これらの値を視覚的に確認することは難しい場合があります。0603サイズ以上のマーキング数字を解読するために、SMD抵抗器コードガイドを手元に置いておくことをお勧めします。回路図からレイアウトに移行する準備ができたら、JLCPCB部品ライブラリからこれらすべての標準パッケージと専用の高電力バリアントを簡単に調達できます。

jlcpcb parts library

スルーホール型抵抗器のワット数ガイド(1/8W〜5W以上)

表面実装部品が主流であるにもかかわらず、スルーホール技術(THT)はパワーエレクトロニクスにとって不可欠です。THT抵抗器は自然にPCBの少し上に配置され、SMDのように熱を直接基板に捨てるのではなく、360度の周囲空気の流れが熱を運び去ることを可能にします。多くの高電力設計では、優れた空気の流れと放熱の容易さから、スルーホール抵抗器がSMD抵抗器よりも好まれます。

図: カーボン皮膜、金属酸化皮膜、高出力の白色セラミックセメント抵抗器など、電力定格別に配置されたさまざまなタイプのスルーホール抵抗器。

THT抵抗器のタイプ標準電力定格範囲一般的な用途
カーボン皮膜1/8 W – 1/2 W汎用、試作
金属皮膜1/8 W – 1 W精密回路、低ノイズ
金属酸化皮膜1 W – 5 W電源、中程度の負荷
巻線(セラミック)5 W – 50 W+モーター制御、オーディオクロスオーバー
厚膜(TO-220)20 W – 100 W+高電力ヒートシンク取り付け

表:スルーホール型抵抗器のワット数ガイド

上記の詳細のように、標準的なカーボン皮膜および金属皮膜THT抵抗器は低い電力範囲をカバーし、一般的なブレッドボード用抵抗器は通常1/4Wのアキシャル部品です。重い負荷のために5Wを超える場合、設計はセラミックセメント抵抗器(通常、巻線要素を内蔵)またはアルミニウムヒートシンクに直接ボルトで固定するTO-220ケーシングの厚膜電力抵抗器に移行します。

かさばる巻線部品を使用するか、高電力SMDアレイを使用するかで迷っている場合は、表面実装とスルーホール技術のトレードオフを確認することで、エンクロージャの制約に基づいてアーキテクチャを最終決定するのに役立ちます。

抵抗器のディレーティング曲線の説明

温度によってワット数が低下するのはなぜですか?

初心者エンジニアが犯す重大な誤りは、1/4Wの抵抗器があらゆる環境で0.25Wを消費できると想定することです。電力定格は特定の周囲温度(通常70°C)で標準化されています。抵抗器の周囲の空気がこのしきい値を超えると、熱を放出する能力が低下し、最大電力容量の「ディレーティング」が必要になります。ほとんどの抵抗器データシートは、-55°Cから70°Cの周囲温度まで100%の電力定格を指定し、その後、150〜155°C近くでゼロまで直線的にディレーティングします。

resistor derating curve chart

図: 周囲温度が70°Cを超えると、最大電力消費容量が直線的に低下することを示す抵抗器のディレーティング曲線図。

デバイスが100°Cの高温で換気のないエンクロージャ内で動作する場合、1/4Wの抵抗器は0.1Wしか消費できない可能性があります。データシートのディレーティング曲線を確認しないと、抵抗器が過熱し、抵抗値が変動し、より多くの電流を引き込み、最終的に焼損する熱暴走に直接つながります。

抵抗器の実効電力定格を最大化するためのPCB熱設計のヒント

熱放散は部品だけの問題ではなく、PCBレイアウトに大きく依存します。SMD抵抗器は基板に密着して配置されるため、FR4材料と銅トレースが主要なヒートシンクとして機能します。熱管理を改善するには、次の戦略を試してください:

  • 銅ベタ(ベタパターン)を最大化する: 抵抗器のパッドに接続されるトレース幅を広くすると、熱質量が大幅に増加し、セラミック本体から熱を引き離します。
  • 内部プレーンを活用する: 内部銅プレーンを熱拡散板として使用すると、SMD抵抗器の実効電力処理能力が大幅に向上します。
  • サーマルビアを実装する: 部品の下または隣にサーマルビアを追加すると、熱が基板を通って内部銅プレーンまたは最下層の熱拡散板に伝達されます。
  • 部品間隔を制御する: 複数の高電力抵抗器を密接にクラスター化せず、電解コンデンサやマイクロコントローラなどの温度に敏感な部品から遠ざけてください。
  • フットプリントを最適化する: 堅牢なはんだフィレットを確保することは、熱伝達に不可欠です。はんだパッド設計の説明を復習すると、熱を効率的に自然に逃がすレイアウトを作成するのに役立ちます。

抵抗器が電力定格を超えるとどうなりますか?

抵抗器が定格を超える電力を消費することを余儀なくされると、故障は急速かつ破壊的です。この故障の一般的な原因は次のとおりです:

  • 過剰な電流
  • 高い周囲温度
  • 不十分な銅の熱拡散
  • 安全マージンの無視

burnt smd resistor on a printed circuit board

図: 最大電力定格を超えたことによる深刻な熱故障を示す、プリント回路基板上の焼損した表面実装抵抗器。

最初に、過剰な熱が内部構造を劣化させ、抵抗値に永久的なドリフトを引き起こします。温度が上昇するにつれて、保護用のエポキシコーティングが膨れ、刺激的な焦げる臭いを発します。最終的に、導電要素が蒸発し、炭化、PCB表面の焦げ付き、そして基板を破壊するオープン回路が発生します。

FAQ

Q: より高いワット数の抵抗器を使用できますか?

はい、より高いワット数の抵抗器を使用することは完全に安全であり、より良い熱マージンを確立するためによく推奨されます。唯一の欠点は、部品コストの増加とPCB上の物理的なフットプリントが大きくなることです。

Q: 抵抗器のサイズは電力定格に影響しますか?

もちろんです。物理的なサイズは表面積に直接相関します。表面積が大きいほど、抵抗器は熱を周囲の空気やPCBトレースにはるかに効率的に伝達でき、ワット数容量が増加します。

Q: 0805抵抗器は常に0.125Wですか?

必ずしもそうとは限りません。1/8W(0.125W)は厚膜0805パッケージの標準ですが、メーカーは同じフットプリントで最大0.25Wまたは0.5Wを処理できる高電力薄膜または特殊なバリアントも製造しています。

Q: 抵抗器が熱くなるのはなぜですか?

抵抗器はジュール加熱により熱を発生します。電流(電子)が抵抗材料を流れると衝突が発生し、電気的な運動エネルギーが直接熱エネルギーに変換されます。

Q: 抵抗器の発熱を減らすにはどうすればよいですか?

より高いワット数定格を選択する、複数の抵抗器を並列に配置して電流負荷を分割する、パッド周辺の銅ベタ面積を増やす、またはエンクロージャの空気の流れを改善することで、発熱を減らすことができます。

結論

正しい抵抗器の電力定格を選択することは、正しい抵抗値を選択することと同じくらい重要です。I²Rを適切に計算し、ディレーティング曲線を尊重し、2倍の安全マージンを適用し、スマートなPCB熱設計を利用することで、重い負荷の下でも回路が安定して信頼性を維持できるようにします。抵抗器の電力定格を理解することは、信頼性の高いPCBパフォーマンスを保証します。回路図が熱的に健全で、パッケージが確定したら、ハードウェアに命を吹き込む時です。

見積もりページで即時見積もりを取得し、迅速で高品質な製造とアセンブリをJLCPCBにお任せください。

学び続ける