This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

STM32マイクロコントローラーの選び方:シリーズ、Cortex-Mコア、主要機能の比較

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

4 min

目次
  • STM32ファミリ比較:アプリケーションに適したシリーズの選び方
  • STM32マイクロコントローラを選ぶための6つの重要な基準
  • Cortex-M0 vs M3 vs M4 vs M7 vs M33:どのコアが必要ですか?
  • STM32型番のデコード
  • STM32マイクロコントローラ選定例:バッテリー駆動IoTセンサー用MCUの選択
  • STM32選定のプロトタイピングと検証
  • STM32選定でよくある間違い
  • STM32マイクロコントローラに関するFAQ
  • 結論

STMicroelectronicsは、12以上のシリーズにわたって数千ものSTM32 MCU型番を出荷しています。そして、その多様性こそが、STM32マイクロコントローラの選定を難しくしている理由です。

間違ったファミリを選ぶと、後でその代償を払うことになります。過大なBOMコスト、無駄な電力予算、あるいはペリフェラルが不足していることが判明した場合のボードの再設計などです。

このSTM32マイクロコントローラ選定ガイドでは、データシートのマーケティング用語ではなく、実用的なエンジニアリング基準に基づいた5段階のフレームワークで選定プロセスを分解しているため、ARM Cortex-Mマイクロコントローラを組み込みシステムの要件に自信を持ってマッチさせることができます。

図: 回路基板上のSTM32マイクロコントローラ。電源、ワイヤレス、モーター制御、セキュリティのアイコンで囲まれています。

STM32ファミリ比較:アプリケーションに適したシリーズの選び方

各STM32シリーズは、性能、消費電力、コストの特定の組み合わせをターゲットにしています。まずシリーズを把握することで、データシートを1枚開く前に、数千もの選択肢を少数に絞り込むことができます。

STM32F4は、今でも最も広く使用されているSTM32ファミリの1つであり、一般的なデフォルトですが、多くの新しい設計では、STはアプリケーションの要件に応じて、新しいG、H、U、C、またはワイヤレスファミリの評価を推奨しています。各世代は、前世代よりも電力効率、統合性、またはセキュリティが向上しているためです。

シリーズコア最大クロックフラッシュRAM最適なアプリケーション代表的な開発ボード
STM32F4Cortex-M4F180MHz最大2MB最大384KB汎用、オーディオ、ミックスドシグナルNUCLEO-F446RE
STM32L4Cortex-M4F80MHz最大1MB最大320KBバッテリー駆動デバイス、ウェアラブルNUCLEO-L476RG
STM32G0 / G4Cortex-M0+ / M4F64MHz / 170MHz最大512KB最大128KBコスト重視のメインストリーム、モーター制御NUCLEO-G071RB / NUCLEO-G474RE
STM32C0Cortex-M0+48MHz最大32KB最大6KB8ビットMCUの置き換え、超低コストNUCLEO-C031C6
STM32H7Cortex-M7F(一部のバリアントは+M4)600MHz最大2MB最大1MB高性能、グラフィックス、DSPNUCLEO-H743ZI
STM32U5Cortex-M33160MHz最大4MB最大2.5MBセキュアで低消費電力の接続デバイスNUCLEO-U575ZI-Q
STM32WBCortex-M4 + M0+64MHz / 32MHz最大1MB最大256KBBluetooth LE、Zigbee、ThreadNUCLEO-WB55RG
STM32WLCortex-M4 + M0+48MHz最大256KB最大64KBLoRaWAN、長距離IoTNUCLEO-WL55JC1

Fシリーズ:汎用ワークホース

STM32F4は、Cortex-M4Fコアとハードウェア浮動小数点演算およびDSP命令を組み合わせており、センサーフュージョン、オーディオ、ミックスドシグナル処理に役立ちます。これは、どのSTM32ラインよりも最大の導入実績とコミュニティを有しており、トラブルシューティングやリファレンスコードの検索が容易です。新しい設計では、より新しいプロセスノードで同様のペリフェラルを提供するSTM32G4と比較検討してください。

Lシリーズ:バッテリー駆動デバイス向け超低消費電力

STM32L4は、複数の低消費電力モードとマイクロアンペア範囲のスタンバイ電流を備え、バッテリー駆動製品をターゲットにしており、軽度の信号処理用にCortex-M4Fコアも提供します。ウェアラブル、メータリング、その他の常時稼働センサーノードにおけるSTM32低消費電力MCUとして强有力的な選択肢です。

Gシリーズ:コスト最適化されたメインストリーム性能

STM32G0(Cortex-M0+)とSTM32G4(Cortex-M4F)は、BOMコストが重要でありながら、真の32ビット性能、一部のデバイスでのCAN FD、および妥当なペリフェラルセットが必要なメインストリームアプリケーションをカバーしています。

多くの新しい汎用設計では、STM32G0とSTM32G4は、古いFシリーズデバイスに代わる一般的な選択肢ですが、すべてのFシリーズアプリケーションがGシリーズに移行できるわけではありません。

Cシリーズ:8ビットMCU向けエントリーレベル32ビット置き換え

STM32C0は、ファミリ内で最も安価なデバイスであり、レガシーな8ビットおよび16ビットMCUを置き換えるために特別に設計されています。フラッシュとRAMの余裕を最低の単価と引き換えにするため、メモリを大量に消費するアプリケーションではなく、単純な制御タスクに適しています。

Hシリーズ:高性能コンピューティング

STM32H7は、最大600MHzで動作するCortex-M7Fコアを搭載しています。一部のSTM32H7デバイスはデュアルコア(Cortex-M7 + Cortex-M4)ですが、他はシングルコアであるため、選択する前に必ず特定のデバイスを確認してください。グラフィックス、高速データ収集、計算負荷の高いリアルタイムタスクに適しています。

Uシリーズ:セキュアな低消費電力アプリケーション

STM32U5(Cortex-M33)は、低消費電力とTrustZoneハードウェアセキュリティを組み合わせており、バッテリーで動作しながら最新のサイバーセキュリティ要件を満たす必要がある接続デバイスに適しています。これは、効率性とセキュア/非セキュアコード間の分離の両方を必要とするIoT設計向けのSTM32として、より有能なオプションの1つです。

Wシリーズ:ワイヤレス接続(BLE、Zigbee、Thread、LoRa)

STM32WBは、Cortex-M4アプリケーションコアに加えて、Bluetooth Low Energy、Zigbee、Threadを統合しています。正確なBluetoothバージョンとプロトコルスタックは特定のデバイスによって異なるため、ファミリ全体で同じ仕様と想定せず、データシートを確認してください。

STM32WLは、長距離LoRaWAN接続を追加します。STM32WBAは、より新しいBluetooth機能と厳しい電力予算を目指した新しいワイヤレスラインです。

まだ遭遇する可能性のあるレガシーシリーズ(F0、F1、F3、F7)

古い設計や既存の検索トラフィックの多くは、今でもSTM32F0(Cortex-M0、エントリーレベル)、STM32F1(Cortex-M3、ホビイストボードで人気の「Blue Pill」)、STM32F3(強化されたアナログペリフェラルを備えたCortex-M4F)、STM32F7(Cortex-M7F、H7の前身)を参照しています。

これらは依然として生産中であり、既存の製品ラインを維持するには有効ですが、新しい設計は通常、同等のG、H、またはUシリーズに移行します。

図:シリーズとCortex-Mコアタイプごとに整理されたSTM32マイクロコントローラファミリ。

エンジニア向けヒント

2つのシリーズが書面上同等に見える場合は、まずSTM32開発エコシステムを確認してください。リファレンスデザインやフォーラムでの活動が多い部品は、わずかに安価な代替品よりも通常、エンジニアリング時間を節約できます。

STM32マイクロコントローラを選ぶための6つの重要な基準

これらの質問に順番に答えてください。不適切なMCUファミリを早期に排除することは、数百もの個々の型番を1つずつ比較するよりもはるかに高速です。

#1 性能要件(クロック速度、コアタイプ、FPU/DSP)

コアを実際のワークロードに合わせてください:

  • 単純なGPIO制御
  • センサーデータ収集
  • モーター制御
  • オーディオまたは信号処理
  • TinyML推論、単純な制御、ポーリングはほとんど必要ありません。

モーター制御とオーディオは、Cortex-M4のFPUとDSP命令の恩恵を受けます。負荷の高いリアルタイム計算は、Cortex-M7を正当化します。

#2 消費電力(アクティブ、スリープ、スタンバイ電流、ウェイクアップレイテンシ)

1つだけでなく、4つすべての数値を確認してください:

  • 実際の動作周波数でのアクティブ電流
  • ペリフェラルを保持したスリープ電流
  • スタンバイ電流。LおよびUシリーズの部品では一桁のマイクロアンペアの場合があります
  • ウェイクアップレイテンシ。これは、リアルタイムの期限を逃さずにどれだけ頻繁にスリープできるかに影響します。

バッテリー駆動製品の成否は、これらの数値が総合的に決めます。見出しのスタンバイ値だけではありません。

#3 メモリ

フラッシュとRAMのサイズ設定ガイドライン

フラッシュの必要性は以下に依存します:

  • 現在のファームウェアイメージサイズ
  • アクティブなイメージとステージングされたイメージの両方を収容する必要があるため、フラッシュ要件をほぼ2倍にするOTA(オーバー・ザ・エア)アップデートサポート。RAMの必要性は、以下に依存します:
  • 通信またはセンサーデータ用のバッファ
  • FreeRTOSやZephyrなどのRTOS
  • グラフィックスまたはディスプレイ用フレームバッファ
  • エッジ推論用の機械学習モデル。

実用的な出発点: フラッシュは現在のファームウェアサイズの1.5〜2倍を予算化し、後で上記の項目のいずれかを追加する予定がある場合は、RAMの見積もりを2倍にしてください。

エンジニア向けヒント

フラッシュの不足は通常早期に発見されますが、RAMの不足は、ミドルウェア、RTOSタスク、または通信バッファが追加されたときにはるかに遅れて現れることがよくあります。最初から十分な余裕を残してください。

#4 ペリフェラル(UART、SPI、I2C、ADC、CAN、USB、タイマー)

型番を検索する前に、すべてのインターフェースをリストアップしてください:

  • シリアルバス:UART、SPI、I2C
  • アナログ:ADC/DACチャンネル数と解像度
  • モーターまたは照明制御用のタイマーとPWMチャンネル
  • USBホストまたはデバイス
  • 自動車および産業用リンク向けのCANまたはCAN FD。

ここで1つのペリフェラルを見逃すことは、プロジェクト途中でのMCU交換の最も一般的な原因です。

#5 パッケージタイプとピン数(LQFP、QFN、BGA)

より小型のQFNパッケージはボードスペースを節約しますが、手組み立てとリワークを複雑にします。このクワッドフラットパッケージガイドで詳述されているLQFPは、はんだ付けとプロービングアクセスが容易です。

パッケージを選択する前に、製造パートナーがそれを確実に組み立てるために必要なSMT実装能力、リフロープロセス制御、および検査方法を備えていることを確認してください。

jlcpcb pcba banner new

設計の製造準備はできましたか?今すぐ見積もりを取得

  • これらの要求の厳しい組み立て要件をサポートするために、JLCPCBは、最小ICピンピッチ0.35mm、BGAピッチ0.35mm(センター間)を含む高密度パッケージ向けの高度なSMT機能を提供しています。3D AOIおよびX線検査システムにより、JLCPCBははんだ接合部の品質を検証し、複雑なPCB設計の信頼性の高い組み立てを保証します。
  • フットプリントの制約を確認したら、JLCPCB部品ライブラリから70万点以上の在庫部品にアクセスし、設計ファイルをアップロードして、即時見積もりを取得してください!

#6 開発エコシステムとソフトウェアサポート

STM32開発エコシステムは、STM32CubeMXとSTM32CubeIDEを中心としています。これらには次のものが含まれます:

  • ペリフェラルとピン要件で部品をフィルタリングするMCUセレクタ
  • レイアウト前に代替機能の競合をフラグするピン競合チェッカー
  • 自動周波数検証付きクロックツリー構成
  • 移植性のためのHAL(ハードウェア抽象化レイヤー)ドライバ
  • 性能重視のコードのためのLL(低レベル)ドライバ
  • ネイティブFreeRTOS統合。

これらのツールは、どのシリーズを選択しても、開発時間とリスクを軽減します。ほぼすべてのシリーズに対応する大規模なコミュニティと手頃な価格のSTM32 Nucleoボードと組み合わせることで、このエコシステムは、シリーズの選択ミスを後半よりも早期に修正する方がはるかに安価にします。

選定要素重要な質問推奨ファミリ
性能DSP/FPUが必要ですか、それとも基本的な制御だけですか?制御用はM0+/M3、DSP用はM4/M7
消費電力バッテリー駆動ですか?L、U、WB、WLシリーズ
メモリOTAアップデートや大きなバッファが必要ですか?余裕が必要な場合はH、Uシリーズ
ペリフェラルCAN FD、USB、またはワイヤレスが必要ですか?G4(一部のデバイスでCAN FD)、WB/WL(ワイヤレス)
パッケージボードスペースは厳しく制約されていますか?全シリーズのQFN/BGAバリアント

Cortex-M0 vs M3 vs M4 vs M7 vs M33:どのコアが必要ですか?

Cortex-Mコアは、生の計算能力と、ますますセキュリティ機能を決定します。

M0/M0+で十分な場合

Cortex-M0+は、最低のコストと消費電力で、基本的な制御ループ、単純なセンサーポーリング、GPIO主体のロジックを処理します。

M4(FPU + DSP)が必要な場合

Cortex-M4Fは、ハードウェア浮動小数点演算ユニットとDSP命令を追加し、Cortex-M7のコストをかけずに、STM32でのモーター制御アルゴリズム、フィルタリング、軽度の信号処理に役立ちます。

M7(高速リアルタイム)が必要な場合

Cortex-M7Fは、ファミリ内で最高のサイクルあたりの性能を提供し、グラフィックス、高速データ収集、エッジでのTinyML推論に適しています。

セキュリティ重視設計のためのM33 + TrustZone

Cortex-M33は、TrustZoneハードウェア分離をもたらし、STM32L5、STM32U5、STM32H5で利用可能であり、ソフトウェアのみに依存するのではなく、シリコンレベルでセキュアと非セキュアのコード実行を分離します。

コアおおよそのDMIPS/MHzFPUDSPTrustZone代表的な部品
Cortex-M0+0.95なしなしなしSTM32G0
Cortex-M31.25なしなしなしSTM32F103
Cortex-M4F1.25ありありなしSTM32F407
Cortex-M7F2.14ありありなしSTM32H743
Cortex-M331.5ありありありSTM32U575
アプリケーションが...選択...
単純なセンサーノードCortex-M0+
モーター制御Cortex-M4F
オーディオ/DSP処理Cortex-M4F
TinyML / エッジAICortex-M7F
セキュアなIoTデバイスCortex-M33

表: アプリケーションタイプを推奨Cortex-Mコアにマッピングするルックアップテーブル。

図:GPIO、DSP、グラフィックス、セキュリティ要件に基づいてCortex-Mコアを選択するための決定フローチャート。

STM32型番のデコード

データシートのコードを10秒で読む

STM32F407VGT6を例に取ります:

  • STM32:製品ファミリ
  • F4:シリーズと性能ライン(高性能、Cortex-M4F)
  • 07:F4ファミリ内の特定のサブライン
  • V:ピン数(100ピン)
  • G:フラッシュサイズ(1024KB)
  • T:パッケージタイプ(LQFP)
  • 6:温度範囲(-40°C〜85°C、産業グレード)

この文字列を読めるようになれば、ドキュメントを1つも開かずに、JLCPCB部品ライブラリを介して仕様を比較し、コンポーネントを直接調達できます。

stm32 part number breakdown

図:ファミリ、サブライン、ピン数、フラッシュサイズ、パッケージコード、温度グレードを示すSTM32型番の内訳。

一般的なパッケージコード

パッケージ文字は、同じ文字列内にあるため、フラッシュサイズや温度コードと混同されることがよくあります。ファミリ全体で見られる例には、T(LQFP)、H(BGA)、U(VFQFPN/QFN)、Y(WLCSP)などがあります。

これらのSTM32パッケージタイプはすべてのシリーズで一貫しているわけではないため、別のラインで同じ意味を持つと想定せず、常に特定の部品のデータシートで正確なマッピングを確認してください。

STM32マイクロコントローラ選定例:バッテリー駆動IoTセンサー用MCUの選択

プロジェクト要件

  • コインセル電池で最低1年のバッテリー寿命
  • Bluetooth Low Energy接続
  • コインセル電池の電力予算
  • 小さなファームウェアフットプリント、プロトコルスタック用の適度なフラッシュ
  • DSPワークロードなし

不適切なSTM32ファミリの排除

電力要件により、FおよびHシリーズは完全に排除されます。どちらもコインセル電池の予算にはアクティブ電流が大きすぎます。ワイヤレス接続は、LまたはGシリーズの部品に外部無線モジュールを追加するよりも、Wシリーズを指し示しています。

候補に残ったSTM32 MCUオプションの比較

なぜSTM32L4ではないのか?

STM32L4は優れたスタンバイ電流を持っていますが、無線機能が統合されていないため、外部BLEモジュールが必要になり、ボード面積、2番目の電源レール、追加のファームウェアの複雑さが増します。

なぜSTM32G0ではないのか?

STM32G0は安価で低消費電力ですが、Cortex-M0+コアと統合ワイヤレスの欠如により、このユースケース専用に構築された部品よりも適合性が低くなります。

なぜESP32などのWi-Fi MCUではないのか?

ESP32はWi-FiとBluetoothを統合しており、人気のある代替品ですが、そのアクティブ電流は一般的にBLE専用のユースケースではSTM32WBよりも高く、これは電力予算全体が1年間のサービス定格のコインセル電池である場合に重要です。エコシステムの選択肢をより広く見るには、ESP32 vs Arduinoの比較を参照してください。

STM32WB55は、Cortex-M4アプリケーションコアと、Bluetoothスタックを独立して実行するCortex-M0+無線コアを組み合わせて提供し、アプリケーションコアをセンサーロジックに解放します。

推奨STM32 MCU:STM32WB55

STM32WB55の方が適しています: 無線機能が統合され、プロトコルスタックとアプリケーションコードに十分なフラッシュとRAMがあり、外部ワイヤレスハードウェアなしで1年間のコインセル電池目標を達成できるほどスタンバイ電流が低い。

a coin cell powered iot sensor board

図:Bluetoothとバッテリーのアイコンを備えた、STM32WB55を中心に構築されたコインセル電池駆動のIoTセンサーボード。

STM32選定のプロトタイピングと検証

STM32 Nucleo vs Discovery vs 評価ボード

STM32 Nucleoボードは最も安価で、ほとんどのプロジェクトの良い出発点です。

STM32 Discoveryボードは、特定のペリフェラルの評価に役立つオンボードセンサーとディスプレイを追加します。評価ボードは最も完全で、医療機器などの重要なプロジェクトでの正式な設計検証を目的としています。

STM32CubeMXの使用

CubeMXは、エンジニアが最も依存する4つのタスクをカバーしています:

  • ペリフェラル、パッケージ、電力要件でカタログをフィルタリングするMCUセレクタ
  • レイアウト前に代替機能の競合を検出するピン競合チェッカー
  • 組み込みの周波数検証を備えたクロックツリー構成
  • HAL/LL初期化のコード生成により、選択から動作するプロトタイプまでのギャップを短縮

stm32cubemx
図: MCUセレクタ、ピン競合チェッカー、クロックツリー構成、コード生成を順番に示すSTM32CubeMXワークフロー。

STM32ピン互換アップグレードの計画

LQFP64などの標準フットプリントを中心に設計することで、後でボードを再設計することなく、STM32G0のような低コストの部品を、STM32G4のようなより高性能なピン互換部品に交換できます。

最終選定前にSTM32データシートを読む

部品を確定する前に、データシートがマーケティングサマリーの下に埋もれさせがちな詳細を確認してください:正確なデバイスバリアントでのフラッシュとRAM、ADC精度とチャンネル数、動作電圧範囲、温度グレード、必要なすべてのペリフェラルのピンマッピング。STM32データシートとリファレンスマニュアルは、ファミリではなく、特定の部品についてこれらの数値を保証する唯一の情報源です。

PCB製造に向けたSTM32 PCB設計の準備

PCB見積もりをリクエストし、ボードを注文する前に:

  • 割り当てたすべてのペリフェラルがピンマルチプレクシングでカバーされていることを確認する
  • クロックソースがタイミング精度要件と一致していることを確認する
  • 接続されているすべてのコンポーネント間の電圧ドメインの互換性を確認し、このPCBレイアウトにおけるバイパスコンデンサのガイドを参照して安定した電力供給を確保する
  • PCB製造公差に対してパッケージフットプリントを確認する
  • 現在のサイズだけでなく、ファームウェアのロードマップに対してメモリの余裕を検証する

エンジニア向けヒント

部品を最終決定する前に、動作電圧と温度グレードをエンクロージャと電源レールと照合してください。これらの2つのデータシートフィールドは見落とされがちで、ボードが組み立てられた後に間違っていることが判明すると、修正にコストがかかります。

STM32選定でよくある間違い

やってはいけないこと:

  • GまたはLシリーズの部品がより低いコストと消費電力でワークロードを処理できるのに、「念のため」STM32H7を選択する
  • RAMを今日のファームウェア用にサイズ設定し、RTOS、バッファ、または将来の機能からの成長を無視する
  • ピン配置を最終決定する前に、代替機能のピン競合を確認するのを忘れる
  • 契約製造業者が確実に配置およびリフローできないパッケージを選択する
  • 部品のすべてのパッケージバリアントがすべてのペリフェラルを公開していると想定する。一部のパッケージはピンとそれに結びついた機能を削除します
  • STM32長期供給保証の確認をスキップし、生産途中で部品が製造中止になった場合に再設計のリスクを負う

STM32マイクロコントローラに関するFAQ

Q: 初心者がプロトタイピングに最も簡単なSTM32開発ボードはどれですか?

STM32F1およびSTM32F4シリーズの開発ボードは、初心者に強く推奨されます。大規模なコミュニティに支えられ、数千のオープンソースライブラリを備え、手頃な価格でプラグアンドプレイのSTM32 Nucleoハードウェアで動作するためです。

Q: IoTデバイスに最も低い消費電力を提供する特定のSTM32ファミリはどれですか?

STM32L4およびSTM32U5シリーズは、業界をリードする低消費電力構成を提供し、複数の柔軟なスリープモード、超低スタンバイ電流、リモートアプリケーションでのバッテリー寿命を最大化するように設計された独立した電源ドメインを備えています。

Q: 組み込みシステム設計において、STM32とESP32のどちらを選ぶべきですか?

STM32は、リアルタイム制御、決定論的な性能、広範な産業用ハードウェアペリフェラル、厳格な低消費電力バッテリーアプリケーションに最適です。対照的に、ESP32は、主に高帯域幅のネイティブWi-FiおよびBluetooth統合のために構築された通信重視のデュアルコアシステムです。

Q: 開発者は公式のSTM32型番デコードガイドラインをどこで見つけられますか?

完全な型番デコードガイドラインは、標準的なSTMicroelectronicsデータシートの「注文情報」セクションに記載されており、完全な英数字コードを物理的なパッケージ特性、フラッシュストレージ容量、動作温度定格、コアアーキテクチャに直接マッピングしています。

Q: どのSTM32マイクロコントローラがCAN FD産業用インターフェースをネイティブにサポートしていますか?

ネイティブCAN FDサポートは、STM32G4やSTM32H7などの特定の高性能ファミリのハードウェアに直接統合されており、自動車ネットワーク、ロボットコントローラ、過酷な産業環境に理想的なソリューションとなっています。

Q: モーター制御において、エンジニアリングチームがCortex-M0+よりもCortex-M4コアを好むのはなぜですか?

Cortex-M4コアは、専用のハードウェア浮動小数点演算ユニット(FPU)とデジタル信号処理(DSP)命令セットを備えています。これらの物理的なシリコン機能により、MCUは標準のCortex-M0+コアよりも大幅に高速に高度なフィールド指向制御(FOC)アルゴリズムを実行できます。

Q: 高信頼性プロジェクトでフラッシュメモリのサイズを決定する際の推奨安全マージンはどれくらいですか?

標準的な経験則は、現在のコンパイル済みファームウェアサイズの1.5〜2倍のMCUを選択することです。設計ロードマップにOTA(オーバー・ザ・エア)アップデートが含まれている場合は、ステージング用ファームウェアイメージを同時に格納するために、この見積もりを2倍にする必要があります。

Q: PCBを完全に再設計せずにSTM32 MCUファミリをアップグレードすることは可能ですか?

はい、業界標準のピン互換パッケージ(標準LQFP64やLQFP100フットプリントなど)を選択することで可能です。これにより、開発者は標準のエントリーレベルシリーズであるSTM32G0を、まったく同じ物理ボードレイアウトで高性能シリーズであるSTM32G4に直接交換できます。

結論

まずアプリケーションを選択し、次にSTM32ファミリを絞り込み、Cortex-Mコアを比較し、ペリフェラルとパッケージオプションを検証し、PCBを設計する前にSTM32CubeMXですべてを検証してください。

この順序は、コインセル電池駆動のIoTセンサーを構築する場合でも、高性能コントローラを構築する場合でも機能し、プロジェクトがSTM32開発ボードのプロトタイプから生産へと移行するにつれてスケーリングされます。

設計が確定したら、JLCPCBはプロトタイプから生産まで、STM32ベースのボードの製造と組み立てを行うことができます。即時見積もりを取得

学び続ける