先進PCBパッケージング&統合技術
高密度パッケージング、小型化、多機能PCB統合のための最先端技術を探求する。
最新記事
先進パッケージング&統合技術
パッケージ基板とは?半導体・ICパッケージ基盤の役割と特徴を解説
現代のスマートフォンやPC、AIサーバーなどの電子機器が進化し続ける背景には、半導体チップそのものの進化だけでなく、それを支える「パッケージ基板(ICパッケージ基板)」の技術向上が欠かせません。 本記事では、パッケージ基板の基本的な役割から、一般的なプリント基板との違い、選定のポイントまでを詳しく解説します。 パッケージ基板とは?基本的な役割と構造 パッケージ基板とは、半導体チップ(ダイ)を載せ、マザーボードなどのメイン基板に接続するための中継基板のことです。 半導体チップは非常に微細な端子を持ち、そのまま一般的なプリント基板(PCB)に直接実装することは極めて困難。そこでチップとマザーボードの間に介在し、電気信号を橋渡しする役割を持つのがパッケージ基板です。 半導体チップとプリント基板をつなぐ役割 パッケージ基板の主な役割は以下の3点です。 1. 端子間隔の変換(ピッチ変換): チップ側の微細な端子間隔を、マザーボード側が受け入れられる間隔まで広げます。 2. チップの保護: 外部からの衝撃、湿気、酸化から繊細な半導体チップを守ります。 3. 放熱管理: チップが発する熱を効率よく逃がし、動作の......
Nov 10, 2026
先進パッケージング&統合技術
高出力アプリケーションにおけるBGAとLGAの比較
重要なポイント 高出力PCB設計において、BGAおよびLGAパッケージは優れた高I/O性能を提供しますが、効果的な熱管理が必要です。BGAははんだボールとサーマルビアで優れた性能を発揮する一方、LGAはTIMやサーマルパッドを用いた直接パッド接触に依存します。成功の鍵は、サーマルビア、厚い銅層、グランドプレーン、および熱抵抗を低減し信頼性の高い接合部温度を維持するためのシミュレーションにあります。 電子機器が小型化し続ける一方で性能が向上するにつれて、熱放散の管理はPCB設計における重要な考慮事項となっています。高出力アプリケーションで使用される一般的なパッケージスタイルとして、ボールグリッドアレイ(BGA)とランドグリッドアレイ(LGA)があります。BGAとLGAはどちらも独自の利点を提供しますが、異なる構造的特徴を持ち、その結果、異なる熱特性を示します。この記事では、BGAおよびLGAパッケージの概要を説明し、高出力レベルでの熱的課題を探り、効果的な熱管理のための設計上の考慮事項と解決策について説明します。 BGAおよびLGAパッケージの理解: ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、IC......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
ICパッケージ完全ガイド:種類、特性、PCB設計ルール、選定のコツ
ICパッケージとは? ICパッケージとは、集積回路や電子部品を収容する物理的な筐体であり、機械的な保護、電気的接続、および熱管理を提供します。これにより、部品をPCBに確実に実装し、回路に組み込むことが可能になります。 ICパッケージの主な機能: 1. 機械的保護:チップを物理的な損傷や環境要因から保護します。 2. 電気的接続:ICをPCBに接続するためのピンまたははんだボールを提供します。 3. 熱管理:動作中に発生する熱の放散を助けます。 4. 識別:部品に型番、メーカー、その他の関連コードを表示します。 ICパッケージの種類と標準的な寸法 ICパッケージは、実装方式、ピン構成、物理的な形状に基づいて分類されます。各パッケージタイプは標準化された寸法とフットプリントに従っており、これらはPCBレイアウトと組み立てにとって重要です。 以下は、最も一般的に使用されるICパッケージの種類とその標準的な寸法です。 SMTパッケージ QFP(クワッド・フラット・パッケージ) QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、ICや集積回路に一般的に使用される、より大きなPCBフットプリントを持つパッケージで......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
技術ガイダンス:BGA設計ルール
エレクトロニクス産業の進歩に伴い、チップの集積度は向上し続け、IOピン数は急速に増加し、消費電力もそれに応じて増大するため、集積回路パッケージに対する要求はより厳しくなっています。この進歩の要求に応えるために、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージ技術が導入されました。この技術では、パッケージ基板の底面に半田ボールのアレイを形成し、それを回路のI/Oインターフェースとしてプリント基板(PCB)に接続します。この技術を用いてパッケージされたデバイスは、表面実装部品の一種です。 BGAパッケージの用途: しかし、いくつかの問題が生じています。以下の図をご覧ください: 1. クリアランスのためにトリミングされたBGAパッド 2. オープンビアのあるBGAパッド 従来のプラグドビアを使用した場合のBGA性能: ハイエンドのレギュラー/銅エポキシ充填ビアインパッドを使用した場合のBGA性能: エポキシ充填または銅ペースト充填ビアの適用により、ビアインパッドはBGA配線に最適な選択肢となります。同時に、多層基板製造装置の進歩により、より精密なBGAパッドの作成が可能になります。 ヒント: パッド内のビアはプ......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
BGA 対 LGA:違いを理解し、適切なパッケージを選ぶ
電子部品の世界において、パッケージタイプの選択は、プリント基板(PCB)の全体的な性能、信頼性、製造性に重要な役割を果たします。現代のPCB設計で広く使用されている2つの一般的なパッケージタイプが、BGA(Ball Grid Array)とLGA(Land Grid Array)です。これら2つのパッケージの違いを理解することは、電子機器愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、そして電子工学やPCB設計の専門家にとって有益です。この記事では、BGAパッケージとLGAパッケージの包括的な概要を提供し、その特性、利点、およびPCB設計のニーズに適したパッケージを選択するための考慮事項を強調します。 BGA(Ball Grid Array)パッケージ: BGAパッケージは、パッケージの底面にはんだボールのアレイを備えた表面実装技術です。これらのハンダボールは、パッケージとPCB間の電気的および機械的接続として機能します。BGAパッケージには、いくつかの利点があります。 a. 高密度とI/O能力: BGAパッケージは、他のパッケージタイプと比較して、より高いピン数と増加したI/O能力を可能にします。これによ......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
QFNパッケージ完全ガイド:電子機器における利点、種類、および応用
クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後もリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。パッケージの底面にはリードの代わりに電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や車載電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。 QFNパッケージとは?(クワッド・フラット・ノーリードの解説) QFNは「Square Flat without Lead(正方形フラット・リードなし)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。その名の通り、このパッケージには従来存在していたようなリード線は含まれていません。正方形フラット・......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
埋め込みコンポーネントで実現する、より小型でスマートなPCB
スマートウォッチやワイヤレスイヤホンを開けて、内部に収められた極小チップを見て、エンジニアはどうやってこんな小さな箱にこれほど多くのものを詰め込めるのだろうと思ったことはありませんか?表面実装技術は非常に高度化しており、0201や01005といったパッケージも存在しますが、基板表面に搭載できる部品の数には厳しい限界があります。そこで登場するのが、まさに埋め込み型コンポーネントです。抵抗、コンデンサ、さらにはベアシリコンダイまでが、PCBの内部層に直接実装されるようになりました。これは研究室の中だけの未来の概念ではありません。 その仕組みは簡単です。部品を基板内部に配置することで、貴重な表面積を有効活用し、信号経路の長さを短縮し、設計上スペースを取っていた繊細なはんだ接合部を排除できます。本日は、埋め込み型コンポーネントとは何か、その設計・製造方法、直面するであろう課題、そしてJLCPCBの高度なHDIサービスがこの技術をどのように量産の次の段階へと導くかについて、役立つ詳細な解説を提供します。このガイドは、小型化を始めたばかりの方にも、高速回路の調整を行っている方にも、必要な情報をすべて網羅してい......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
QFNパッケージの究極ガイド
QFN(Quad Flat No-lead)パッケージは、小型、軽量、薄型のICパッケージの一種です。組み立て後でもリードが見え、接触可能であることから、チップスケールパッケージとも呼ばれます。リードの代わりにパッケージ底面に電極パッドと、優れた熱特性を提供するサーマルパッドを備えています。 QFNパッケージは、モバイル機器や自動車用電子機器など、さまざまな業界で使用されています。数ある重要な選択肢の中でも、QFNパッケージは常に人気のある選択肢です。このタイプのパッケージがなぜこれほど人気があるのでしょうか?あなたのプロジェクトでも使用すべきでしょうか?このガイドでは、QFNパッケージについて明確かつ包括的に解説します。PCB製造プロセスに関する最新ガイドはこちらをご覧ください。 QFNパッケージとは? QFNは「Square Flat without Lead(リードなし正方形フラット)」の略です。QFNパッケージは、シリコンチップ(ASIC)をプリント基板(PCB)に接続します。これは表面実装技術を用いて実現されます。名前が示すように、このパッケージには従来のようなリードは含まれていません。......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
PCB設計におけるチップオンボード(COB)とは?メリットと製造プロセス完全ガイド
このチュートリアルでは、「チップオンボード」(COB)の詳細な概念について学びます。より安価で、耐久性があり、コンパクトな電子機器がどのように作られているのか考えたことがあれば、その答えはチップオンボード技術にあります。チップオンボードは、チップ製造から試作、開発ボードに至るまでのソリューションです。 本日は、COBについての深い理解と、電子機器の小型化の未来に向けた有益な洞察を提供します。完成した半導体ウェハーは、ダイ(個片)に切断されます。各ダイは、その後、PCBに物理的に接着されます。集積回路(または他の半導体デバイス)の端子パッドをプリント基板の導電トレースに接続するために、3つの異なる方法が使用されます。エレクトロニクスが発展するにつれて、パッケージング技術も進化してきました。この革新的なパッケージング技術が、どのように電子部品の統合に革命をもたらすのかを学びます。それでは始めて、チップオンボード技術の詳細を見ていきましょう! 1. チップオンボードPCBとは? チップオンボード(COB)プリント基板は、PCB基板上に電子部品を実装するために使用されるパッケージング方法です。この方法では......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
チップオンボード(COB)技術とは:完全ガイド
このチュートリアルでは、「チップオンボード」(COB)の詳細な概念について学びます。もし、より安価で耐久性があり、コンパクトな電子機器がどのように作られているのか考えたことがあるなら、その答えはチップオンボード技術にあります。チップオンボードは、チップ製造から試作、開発ボードに至るまでのソリューションです。 本日は、COBについての深い理解と、電子機器の小型化の未来に向けた有益な洞察を提供します。完成した半導体ウェハーは、ダイ(個片)に切断されます。各ダイは、その後、物理的にPCBに接着されます。集積回路(または他の半導体デバイス)の端子パッドとプリント基板の導電トレースを接続するために、3つの異なる方法が使用されます。エレクトロニクスが発展するにつれて、パッケージング技術も進化してきました。この革新的なパッケージング技術が、どのように電子部品の統合に革命をもたらすのかを学びます。それでは始めて、チップオンボード技術の詳細を見ていきましょう! チップオンボードPCBとは? チップオンボード(COB)プリント基板は、PCB基板上に電子部品を実装するために使用されるパッケージング方法です。この方法では......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
バッテリーPCB基板:知っておくべきこと
エレクトロニクスの世界において、バッテリーPCB基板は重要な役割を担っています。スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車など、多くの機器に搭載されています。この基板は、電力管理、バッテリー保護、そしてデバイスが適切に動作することを保証するために作られています。バッテリーPCB基板とは何か、そしてなぜそれほど重要なのか、詳しく見ていきましょう。 1. バッテリー用PCB基板とは? バッテリー用PCB基板は、デバイスのバッテリーを他のコンポーネントに接続するために使用される特殊な回路基板です。その主な機能は、過充電や過熱を防ぎながら、バッテリーから適切な場所に電力を供給することです。この基板がなければ、デバイスとバッテリーは正しく機能しません。 ノートパソコン、携帯電話、電気自動車など、充電式バッテリーを使用するデバイスにはバッテリーPCBが搭載されています。この基板は、バッテリーが安全かつ適切に動作することを保証し、デバイスの問題を防ぐのに役立ちます。 2. バッテリーPCB基板の主な機能 バッテリーPCB基板には、いくつかの重要な役割があります。主な機能は以下の通りです。 ⦁ 電力の分配: 基板......
Jun 19, 2026
先進パッケージング&統合技術
キーパッドPCB設計のための主な考慮事項
キーパッドPCBとは? キーパッドPCBは、キーパッドの動作に必要な電子部品を搭載する回路基板です。スイッチ、マイクロコントローラー、およびユーザー入力を容易にするその他の要素を接続する基盤として機能します。キーパッドPCBの設計は、性能、安定性、および全体的な機能に大きな影響を与えます。 キーパッド回路基板は、リモコン、車の窓のボタン、エレベーターのボタンなどの日常製品に広く使用されています。製造コストが低く、導電性と耐摩耗性に優れています。キーは、銅の表面が空気中で酸化するのを防ぐために、導電性金またはカーボンオイルで覆われています。組み立てが完了したら、金属製のドームをキー領域の上に置きます。金属製のドームは、触覚スイッチに使用される金属製のスナップドームで、回路を導通させたり切断したりする機能を持ちます。 ドームを押すと、交差するキーパッド線が接続され、離すとドームが跳ね上がり、接続が解除され、信号の送信や製品機能の実行が可能になります。 キーパッドの仕組みが理解できたので、キーパッドを設計する際に考慮すべき重要なポイントについて説明します。 1.キーのサイズと位置 キーのサイズと位置は、......
Jun 07, 2026
先進パッケージング&統合技術
高性能エレクトロニクス向けPCB設計におけるBGAファンアウトの最適化
高性能エレクトロニクスの世界では、ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、その高いピン密度とコンパクトなフットプリントにより、非常に一般的で人気があります。しかし、BGAからPCBの他の部分への信号を効果的に配線することは、特に数百または数千ものピンを持つデバイスを扱う場合、大きな課題となります。この記事では、PCB設計におけるBGAファンアウトの世界に深く潜り込み、信号配線の最適化、信号整合性の確保、安定した製造プロセスのための戦略を探ります。 1. BGAファンアウトの理解 BGAファンアウトとは、BGAパッケージのはんだボールからPCBの他の部分への接続を配線するプロセスを指します。このステップは、BGA ICと基板上の他のコンポーネント間の効率的な通信にとって重要です。効果的なファンアウト戦略は、配線効率を最大化し、信号劣化を最小限に抑え、現代の電子システムの性能要件を満たすために不可欠です。 2. BGAファンアウトにおける課題 BGAからの信号配線には、以下のようないくつかの課題があります。 ● 高いピン密度:BGAは小さな領域に数百または数千ものピンが密集しているため、信号のクロ......
Jun 07, 2026
先進パッケージング&統合技術
DIY IoT Arduino PCB:スマートプロジェクト向けカスタマイズプラットフォームの構築
カスタムArduino PCB設計というスリリングな旅に乗り出すことで、可能性の世界が広がり、愛好家は独自のソリューションを考案し、想像力豊かなプロジェクトを実現することができます。この冒険には、Arduino回路図設計の徹底的な探求、綿密な部品選定、戦略的なPCBレイアウト、シールド互換性の考慮、そして電源設計の重要な側面が含まれます。このエキサイティングな取り組みの中で、特にEasyEDAのような有名な設計ツールを使用して、Arduino UnoとESP8266モジュールの統合について詳しく掘り下げていきます。 Arduino回路図設計 私たちの旅は、Arduino回路図設計への深い探求から始まります。ここでは、プロジェクトのコンセプトを詳細な回路図に変換するためのステップバイステップのガイドを提供します。このセクションでは、回路図上での部品の選択と配置の複雑さを探り、プロジェクト全体の基礎設計図として、明確で包括的な設計の重要性を強調します。 図1: カスタムArduinoボードの部品選定 適切な部品を選ぶことは、カスタムArduinoプロジェクトの心臓部と魂を選ぶようなものです。私たちのボ......
Jun 07, 2026
先進パッケージング&統合技術
夢のカスタムキーボードPCBを設計する際の考慮点
夢のカスタムキーボードを構築する際、PCB設計は全体的な体験において重要な役割を果たします。さまざまな設計面を考慮し、情報に基づいた選択を行うことで、カスタムキーボードPCBがお客様の独自の要件を満たし、最適なパフォーマンスを発揮することを確実にできます。この記事では、夢のカスタムキーボードPCBを構築するのに役立つ、主要な設計上の考慮事項について説明します。 最適なキーボードPCB設計の利点 キーボードPCB設計の分野で在宅勤務を効果的に行うことには、多くの利点があります。まず第一に、専門家に作業環境をカスタマイズおよび調整する自由度が増すため、生産性が向上します。さらに、リモートワークは通勤時間をなくし、より健康的なワークライフバランスを促進します。専門家は、巧妙なテクニックを実践することで、リモートで作業する際に最高のパフォーマンスを確保できます。 夢のカスタムキーボードPCBの構築方法 キーボードのニーズの特定 自分の好みに合ったキーボードのサイズとレイアウトを決定します(例:フルサイズ、テンキーレス、コンパクト)。希望するタイピング体験を提供するスイッチの種類を選択します(例:メカニカル......
Jun 07, 2026
先進パッケージング&統合技術
ICパッケージ基板の構造と物理:半導体実装における微細インターフェース
半導体素子(チップ)の性能を最大限に引き出すためには、チップと外部回路を接続する「ICパッケージ基板」の設計が不可欠です。 本記事では、その構造、材料特性、および製造技術について専門的な視点から解説します。 ICパッケージ基板の物理的定義と役割 ICパッケージ基板は、半導体チップとプリント基板(PCB)の間に位置し、電気信号の接続と物理的保護を担う高密度配線基板です。 信号ピッチの変換(ファンアウト) 半導体チップ上の接続端子は数ミクロン(μm)間隔で配置されており、一般的なPCBの製造精度(0.1mm〜)では直接接続できません。パッケージ基板内部で配線間隔を広げ、PCBの実装精度に適合させる「再配線」が主要な役割です。 機械的・熱的保護 シリコン製チップは衝撃や水分に弱く、またPCB(樹脂製)とは熱膨張率が大きく異なります。パッケージ基板が緩衝材となり、温度変化による接合部の破断を防ぎつつ、チップを環境ストレスから密閉・保護します。 材料工学と製造プロセス パッケージ基板には、PCBとは異なる高機能材料と微細加工プロセスが適用されます。 ビルドアップ工法と絶縁材料 多層化を実現するため、コア基板......
Feb 25, 2026
- 1
- 2