LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
2 min
- LQFPパッケージとは?
- LQFPパッケージの寸法、ピンピッチ、サイズ規格
- LQFPと標準QFPの比較
- LQFPとTQFPの比較
- LQFPパッケージの利点と欠点
- LQFPパッケージの代表的な用途
- LQFPパッケージのPCBレイアウトとフットプリントガイドライン
- LQFPパッケージの組み立てとはんだ付けガイド
- 結論
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。
このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。
LQFPパッケージとは?
LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。
標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対する現代の製品要件を満たすのに役立ちます。リードはパッケージ本体から外側と下方向に延びており、信頼性の高いはんだ接合部と、組み立て後の容易な目視検査を可能にします。
LQFPパッケージは、安定した電気性能と製造信頼性が重要となる、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ、通信チップ、自動車用制御ユニットで一般的に使用されています。
リードフレームとガルウィングリード設計
LQFPパッケージは、通常銅合金で作られた金属リードフレームを内部構造および電気的なバックボーンとして使用します。シリコンダイはリードフレームに取り付けられ、細い金または銅のボンディングワイヤを介してリードに接続されます。
外部リードはガルウィング形状を採用し、外側に曲がってから下方向に曲がり、はんだ付け可能な端子を形成します。この設計にはいくつかの利点があります:
● PCBパッドへの強力な機械的接着
● 良好なはんだフィレット形成
● 容易な光学検査
● 改善されたリワーク性
各リードが露出してアクセス可能であるため、LQFPパッケージは、QFNやBGAなどのリードレスパッケージよりも検査や修理が容易です。
本体高さと薄型(ロープロファイル)特性
LQFPの特徴の1つは、本体の厚みが薄いことです。一般的なLQFPパッケージの高さは、ピン数やメーカーによって異なりますが、1.0 mmから1.4 mmの範囲です。
薄型構造は、以下の点で役立ちます:
● デバイス全体の厚さを低減
● 熱経路の一貫性を向上
● コンパクトな筐体設計をサポート
● ポータブルおよび組み込みシステムの要件を満たす
この薄型プロファイルにより、LQFPは、スペース制約が重要となる民生用電子機器、自動車用モジュール、産業用コントローラで特に人気があります。
LQFPパッケージの寸法、ピンピッチ、サイズ規格
LQFPパッケージの寸法とピンピッチは、PCBレイアウト設計、製造歩留まり、長期信頼性において重要な役割を果たします。LQFPはファインピッチの表面実装パッケージであるため、安定したはんだ接合部を実現し、組み立て欠陥を最小限に抑えるには、正確な寸法管理が不可欠です。
ほとんどのLQFPパッケージは、JEDECおよびIPC仕様で定義された標準化された機械的アウトラインに従っています。ただし、メーカーによって若干の違いがある場合があるため、設計者はレイアウトを最終決定する前に、公式データシートのパッケージ図面を常に確認する必要があります。
これらの寸法パラメータを理解することで、エンジニアは正しいフットプリントを選択し、配線を最適化し、ブリッジやオープンはんだ接合部のリスクを低減できます。
LQFPパッケージの一般的なピン数
LQFPパッケージは、さまざまな機能統合レベルをサポートするために、幅広いピン数で利用できます。最も一般的に使用される構成は次のとおりです:
● 32ピン
● 48ピン
● 64ピン
● 100ピン
● 144ピン
● 176ピン
● 208ピン
低ピン数のLQFPパッケージは通常、単純なコントローラやインターフェースチップで使用され、高ピン数バージョンは、高度なマイクロコントローラ、DSP、通信プロセッサで一般的です。
ピン数が増えるとリードピッチが小さくなり、より高いPCB製造精度とより厳格な組み立てプロセス管理が必要になります。
標準ピンピッチサイズ
ピンピッチとは、隣接するリード間の中心から中心までの距離を指します。LQFPパッケージでは、ファインピッチが特徴の1つです。
一般的なLQFPピンピッチのオプションは次のとおりです:
● 0.8 mm(粗いピッチ、組み立てが容易)
● 0.65 mm(標準的な産業用ピッチ)
● 0.5 mm(ファインピッチ、高密度設計)
● 0.4 mm(超ファインピッチ、先進的アプリケーション)
ピッチが小さいほど高いI/O密度が可能になりますが、はんだブリッジや位置ずれのリスクも増加します。0.5 mm未満のピッチでは、高度なステンシル設計、正確な配置、制御されたリフロープロファイルを強くお勧めします。
LQFPパッケージ図面の読み方
LQFPパッケージ図面は、PCBフットプリント設計と製造検証に必要な重要な機械情報を提供します。これらの図面は通常、半導体データシートに含まれており、標準化された製図規則に従っています。
LQFP図面の主要パラメータは次のとおりです:
● 本体の長さと幅(D × E)
● リードの長さと幅(L、b)
● リードピッチ(e)
● パッケージ全体の高さ(A)
● 座面基準
設計者は、公差範囲に特に注意を払う必要があります。公差の変動ははんだ接合部の品質に影響を与える可能性があるためです。PCBフットプリントは、公称値のみを使用するのではなく、図面に指定された最大値と最小値を使用して設計することがベストプラクティスです。
IPC推奨のランドパターンガイドラインをメーカーの図面と組み合わせて使用することで、最適なはんだ付け性と長期信頼性が保証されます。
LQFPと標準QFPの比較
LQFP(Low-Profile Quad Flat Package)と標準QFP(Quad Flat Package)は、同じ基本的なガルウィングリード設計を共有しています。主な違いは以下の表にまとめられています:
| 特徴 | 標準QFP | LQFP |
|---|---|---|
| 本体高さ | 2.0~3.6 mm | 1.0~1.4 mm(薄型) |
| ピンピッチ | 0.8~0.65 mm | 0.65~0.4 mm(より微細なピッチに対応) |
| 用途 | 旧型電子機器、大型ボード | 薄型デバイス、多層PCB、ポータブル電子機器 |
| はんだ付けと組み立て | 厚いボードに対してやや許容性が高い | 共面性が良好。リフロー時のオープン接合部のリスクが低い |
| 機械的安定性 | 本体が厚く、物理的に堅牢 | 薄さと強度のバランスが取れている |
重要なポイント:
● LQFPは、コンパクトで薄型の設計に適しています。
● 両方とも同様のピン数をサポートしますが、LQFPはより微細なピッチをより確実に処理できます。
● LQFPは、最新のSMT生産における組み立ての一貫性を向上させます。
LQFPとTQFPの比較
TQFP(Thin Quad Flat Package)も、もう1つの薄型QFPバリエーションです。違いは微妙ですが、エンジニアにとっては重要です:
| 特徴 | TQFP | LQFP |
|---|---|---|
| 本体高さ | 約1.0 mm | 1.2~1.4 mm |
| リード厚 | より薄いリード | わずかに厚く、熱的堅牢性に優れる |
| 機械的安定性 | 手作業での取り扱いには脆弱 | より許容性が高く、組み立てが容易 |
| 用途 | 大量生産の民生用電子機器 | 産業用、自動車用、組み込み制御 |
| はんだ付け | 精密なリフローが必要 | 熱変動に対してわずかに許容性が高い |
重要なポイント:
● TQFPは非常に薄く、量産されるコンパクトなデバイスに最適です。
● LQFPは薄さと信頼性のバランスが取れており、産業用および組み込みアプリケーションに適しています。
● リードサイズと本体の安定性により、LQFPは検査と修理が容易です。
LQFPパッケージの利点と欠点
LQFP(Low-Profile Quad Flat Package)は、高いピン密度と製造容易性のバランスの取れたソリューションを提供します。その利点と制限を理解することは、エンジニアが設計に適したパッケージを選択するのに役立ちます。
| 側面 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|
| プロファイルとサイズ | 薄型設計(1.0~1.4 mm)により垂直方向のスペースを節約し、コンパクトなデバイスに最適 | TQFPやQFNなどの超薄型パッケージよりもわずかに厚い |
| 組み立てと検査 | ガルウィングリードにより、はんだ付け、光学検査、リワークが容易 | ファインピッチ品種(<0.5 mm)は、精密なステンシルと配置が必要 |
| 機械的強度 | リードは手作業での取り扱いに十分な堅牢性を持つ | QFN/BGAなどのリードレスパッケージほど機械的にコンパクトではない |
| 電気的性能 | 中程度の高速信号と信頼性の高い接続をサポート | BGAやQFNと比較してI/O密度が限られる |
| 熱性能 | リードと本体を介した良好な熱放散 | 大きなグランドパッドは特別なリフロー注意が必要な場合がある |
| コストと入手性 | 広く入手可能。成熟した製造プロセスによりコストを削減 | チップスケールパッケージよりもPCBフットプリントがわずかに大きい |
LQFPパッケージの主な利点
● コンパクトで薄型: 信頼性を損なうことなくボードの高さを節約します。
● はんだ付けと検査の容易さ: ガルウィングリードにより、組み立てと目視検査が簡素化されます。
● 機械的信頼性: 取り扱いや自動化されたピックアンドプレースに十分な強度があります。
● 標準化: JEDECおよびIPCによってサポートされており、メーカー間でのフットプリント互換性が保証されます。
LQFPパッケージの欠点
● 超高速密度ではない: ピン数対面積比ではBGAやQFNに及びません。
● ファインピッチの課題: 0.5 mm未満のピッチでは、正確なステンシル、リフロー、検査が必要です。
● 中程度の熱性能: 高電力ICにはヒートシンクや慎重な熱設計が必要な場合があります。
まとめ:
LQFPは、組み立ての容易さとコンパクトな設計を橋渡しする多用途なパッケージです。産業用、自動車用、組み込み電子機器に最適ですが、超高速密度、薄型モバイルデバイス、または非常に高速なICには最適ではない場合があります。
LQFPパッケージの代表的な用途
LQFPパッケージは、ピン密度、信頼性、組み立ての容易さのバランスが取れているため、電子機器で広く使用されています。その薄型設計とガルウィングリードにより、民生用デバイスから産業用電子機器まで、さまざまな業界に適しています。
1. マイクロコントローラとDSP
● LQFPパッケージは、MCU(マイクロコントローラ)およびDSP(デジタルシグナルプロセッサ)の定番の選択肢です。
● 組み込みシステム、IoTデバイス、制御ボードで一般的です。
● 信号処理アプリケーション向けの中程度のピン数とファインピッチ要件をサポートします。
2. 自動車および産業用電子機器
● エンジン制御ユニット(ECU)、センサー、産業用コントローラで広く使用されています。
● LQFPの堅牢なリードと標準化された寸法により、高振動環境での信頼性の高いはんだ接合部が保証されます。
● 薄型設計により、スペースに制約のある自動車用モジュールへの統合が可能です。
3. 民生用電子機器
● スマートTV、セットトップボックス、ゲーム機、ホームオートメーションコントローラなどのデバイスに使用されています。
● 中程度の速度の信号とコンパクトなPCBレイアウトをサポートします。
● 組み立て中の簡単な目視検査と修理が可能です。
4. 通信デバイス
● ネットワークプロセッサ、Wi-Fi/Bluetoothモジュール、RF ICで使用されています。
● 製造可能性を維持しながら高いピン数をサポートします。
● 標準的なSMT組み立ておよびリフロープロセスと互換性があります。
5. プロトタイピングおよび開発ボード
● 評価ボード、Arduinoシールド、ブレイクアウトモジュールで人気があります。
● 小規模生産では、手はんだ付けやステンシルを使用した組み立てが容易です。
● プロフェッショナルグレードの組み立てとDIYに適した取り扱いのバランスを提供します。
重要なポイント:
● LQFPパッケージは多用途です:産業用、自動車用、民生用、通信用電子機器に適しています。
● その薄型でガルウィングリード設計により、信頼性の高い組み立て、容易な検査、修理が可能です。
● 極端なサイズ制約のある高密度アプリケーションでは、QFNやBGAなどの代替品が必要になる場合がありますが、LQFPはほとんどのミッドレンジ密度設計において依然として有力な選択肢です。
LQFPパッケージのPCBレイアウトとフットプリントガイドライン
LQFPパッケージには、正しいPCBレイアウトが不可欠です。適切なランドパターン、パッド間隔、ソルダーマスク設計により、信頼性の高いはんだ接合部、ブリッジの最小化、長期にわたるデバイス性能が保証されます。JEDECおよびIPC規格に従うことで、製造上の問題が軽減され、初回歩留まりが向上します。
推奨ランドパターン設計
| パラメータ | 推奨事項 | 注記 |
|---|---|---|
| パッド形状 | 長方形またはわずかに丸みを帯びた形状 | ガルウィングリードに適合し、はんだフィレット形成を向上 |
| パッドサイズ | リード幅よりわずかに小さい | はんだブリッジを防止 |
| パッド間隔 | ピッチから0.05~0.1 mm引いた値に従う | はんだペースト量とファインピッチリードに合わせて調整 |
| ソルダーマスク | ファインピッチ(<0.5 mm)にはマスク定義パッド | ショートとはんだボールのリスクを低減 |
| ビア配置 | リードの直下へのビア配置は避ける | はんだの吸い上げやツームストーン現象の原因となる可能性 |
プロのヒント: 0.5 mm未満のピッチでは、常にマスク定義パッドを使用し、3Dはんだペーストシミュレーションツールで確認してください。
パッド間隔とはんだに関する考慮事項
● リードピッチの認識: 0.4~0.5 mmピッチには高精度のステンシル印刷が必要です。
● はんだペースト量: 多すぎる → ブリッジ、少なすぎる → 弱い接合部。
● ステンシル厚: ファインピッチLQFPには0.12~0.15 mmが一般的です。
● ソルダーマスク拡張: パッドエッジ周囲に5~10 µm設けると、はんだの濡れを維持しながらショートを減らすのに役立ちます。
ファインピッチLQFPの配線戦略
1. トレース幅: 信号用には最小0.15~0.2 mm。電流に応じて調整します。
2. ビア配置: パッドから離してビアを配置します。ビアインパッドは充填がある場合のみ検討します。
3. サーマルリリーフ: グランドおよび電源パッドには、はんだ付けの問題を防ぐためにサーマルリリーフが必要な場合があります。
4. 層計画: 高ピン数LQFPでは、ファンアウトを管理するために多層配線が必要になる場合があります。
5. クリアランス: 0.5 mmピッチパッケージの場合、トレース間の最小間隔は0.2 mmを維持します。
これらのガイドラインに従うことで、一貫性のあるはんだ接合部が保証され、ツームストーン現象が回避され、AOI/X線検査結果が向上します。
LQFP PCB設計のクイックチェックリスト
● メーカーのデータシートに対してフットプリントを検証する
● ファインピッチリードにはマスク定義パッドを使用する
● はんだペーストステンシル厚を最適化する
● 適切なトレース幅と間隔を維持する
● 充填/メッキされていない限り、パッド下へのビア配置を避ける
● 大きなパッドにはサーマルリリーフを含める
重要なポイント:
LQFPパッケージ用の適切に設計されたPCBレイアウトは、ブリッジ、ツームストーン現象、コールドジョイントなどの一般的なSMT欠陥を防ぎ、大量生産における信頼性の高い組み立てを保証します。

高ピン数LQFPの組み立てでは、PCB製造およびSMTプロセスがファインピッチ要件を満たしていることを確認してください。
LQFPパッケージの組み立てとはんだ付けガイド
LQFPパッケージの適切な組み立てとはんだ付けは、信頼性の高い電気的接続を確保し、ブリッジ、ツームストーン現象、コールドジョイントなどの欠陥を最小限に抑えるために不可欠です。生産規模とピンピッチに応じて、さまざまなはんだ付け方法を使用できます。
1. リフローはんだ付け(生産に推奨)
リフローはんだ付けは、SMT組み立てにおけるLQFPパッケージの標準的な方法です:
手順:
1. ペースト塗布: ファインピッチリードに適した厚さのステンシルを使用してはんだペーストを塗布します。
2. 部品配置: ピックアンドプレース機を使用してLQFPをPCB上に配置するか、プロトタイプの場合は慎重に手作業で配置します。
3. 予熱: ボードを約150°Cまでゆっくり加熱し、はんだペースト内の溶剤を蒸発させます。
4. リフロー: ピーク温度(SAC305鉛フリーはんだの場合、約235~245°C)まで加熱し、ペーストを溶融させてフィレットを形成します。
5. 冷却: 自然冷却して接合部を固化させます。部品がずれる可能性があるため、強制空冷は避けてください。
成功のためのヒント:
● 均一なペースト塗布のために適切なステンシル厚を確保します。
● 過剰なはんだペーストを避けます。ファインピッチリードはブリッジを防ぐために精度が必要です。
● リフロー後にAOIまたは目視検査で確認します。
2. 手はんだ付け(修理またはプロトタイピング)
手はんだ付けは、特にピッチが0.5 mm以上のLQFPの場合、少量の修理やプロトタイプにのみ推奨されます:
手順:
1. 各パッドに最小限のはんだペーストまたはフラックスを塗布します。
2. 熱衝撃を減らすためにパッドを少し予熱します。
3. 細い先端のはんだごて(鉛フリーはんだには25~30 Wが望ましい)を使用します。
4. リードとパッドにそっと触れてはんだを溶かします。ブリッジを防ぐために、リード全体にこて先を引きずらないようにします。
5. 拡大鏡で均一なフィレットを確認します。
ヒント:
● フラックスペンまたはノークリーンフラックスを使用して、酸化を減らし濡れを向上させます。
● ファインピッチLQFP(<0.5 mm)の場合、手はんだ付けは推奨されません。リフローの方が安全です。
3. 一般的な組み立て欠陥とその修正方法
| 欠陥 | 考えられる原因 | 簡単な修正 |
|---|---|---|
| ブリッジ | 過剰なペーストまたは位置ずれ | はんだウィックを使用するか、熱制御を慎重に行いながらリフローする |
| ツームストーン現象 | 不均一な加熱またはパッドサイズの不一致 | ボードを均一に予熱し、フットプリント設計を確認する |
| コールドジョイント | 熱不足または古いペースト | 新しいフラックスでリフローし、適切なピーク温度を確保する |
| はんだボール | 溶剤の急激な蒸発またはステンシル位置ずれ | ステンシル厚を調整し、予熱段階を遅くする |
4. 検査と品質管理
● AOI(自動光学検査): ショート、オープン、部品の位置ずれを検出します。
● X線検査: 特に高ピン数LQFPの下の隠れたリードに有効です。
● 手動検査: 小ロットまたはプロトタイプの場合、光沢のある凹状のはんだフィレットを確認します。
適切な組み立て、はんだ付け、検査プロトコルに従うことで、特に産業用、自動車用、組み込みアプリケーションにおいて、高い信頼性が保証されます。
重要なポイント:
● リフローはんだ付けは、LQFPパッケージにとって最も信頼性の高い方法です。
● 手はんだ付けは、プロトタイプまたは修理にのみ適しています。
● 適切なペースト量、温度管理、検査により、一般的なSMT欠陥を防ぎます。
結論
LQFP(Low-Profile Quad Flat Package)は、コンパクトな設計、高いピン密度、信頼性の高い組み立てのバランスが取れた、多用途で広く使用されている表面実装ICパッケージです。その薄型ボディとガルウィングリードにより、民生用電子機器、産業用システム、自動車用モジュール、組み込みアプリケーションに最適です。
寸法、フットプリント設計、はんだ付け方法、一般的な欠陥を理解することで、エンジニアはPCBレイアウトを最適化し、高品質な組み立てを保証できます。プロトタイピングであれ本格的な生産であれ、LQFPは現代のエレクトロニクスにとって信頼できる選択肢であり続けます。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......