This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

SMDコンデンサのサイズ:PCB設計と組立のための完全サイズ表と選定のヒント

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

3 min

目次
  • すぐに参照できるSMDコンデンササイズ表
  • SMDコンデンササイズの視覚的比较
  • SMDコンデンササイズコードの意味とは?
  • エレクトロニクスで説明される一般的なSMDコンデンササイズ
  • プロジェクトに適したSMDコンデンササイズの選び方
  • SMDコンデンササイズの選択から信頼性の高いPCB組み立てへ
  • SMDコンデンササイズとPCB設計ルール
  • SMDコンデンササイズが静電容量、電圧、性能に与える影響
  • SMDコンデンササイズ選択時の一般的な間違い
  • FAQ
  • 結論

現代エレクトロニクスの世界において、表面実装部品(SMD)は基板設計に革命をもたらし、より小型で、高速かつ高効率なプリント基板(PCB)を可能にしました。PCBを設計する際、適切なSMDコンデンササイズを選択することは、電気的信頼性と製造性の両方を確保するためにエンジニアが下さなければならない最も重要な決定の一つです。

この記事では、実用的で信頼性の高いガイダンスを紹介します:

  • すぐに参照できる包括的なSMDコンデンササイズ表。
  • インペリアルコードとメトリックコードのSMDコンデンササイズコードの読み方。
  • SMDコンデンサのパッケージ寸法を理解するための視覚的な比較。
  • PCBレイアウトに適したSMDコンデンササイズを選ぶための実用的なヒント。
  • 部品選択および組み立て中に避けるべき一般的な間違い。

a pcb populated with different sizes of smd capacitors

図:異なるサイズの表面実装コンデンサが実装されたプリント基板

すぐに参照できるSMDコンデンササイズ表

回路図入力やPCBレイアウトを行う際には、表面実装コンデンサのサイズを迅速かつ確実に参照できることが不可欠です。以下の表は、最も一般的なコンデンサ技術の標準寸法を詳しく示しています。

SMD積層セラミックコンデンサのパッケージサイズ(MLCC)

積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、最も頻繁に使用される表面実装コンデンサです。これらは標準化されたEIA(Electronic Industries Alliance)コードに従います。

EIAコード(インペリアル)メトリックコード長さ(L)mm幅(W)mm長さ(インチ)幅(インチ)
0100504020.40 ±0.020.20 ±0.020.016"0.008"
020106030.60 ±0.030.30 ±0.030.024"0.012"
040210051.00 ±0.050.50 ±0.050.040"0.020"
060316081.60 ±0.100.80 ±0.100.063"0.031"
080520122.00 ±0.201.25 ±0.200.079"0.049"
120632163.20 ±0.201.60 ±0.200.126"0.063"
121032253.20 ±0.202.50 ±0.200.126"0.098"
181245324.50 ±0.303.20 ±0.300.177"0.126"
222057505.70 ±0.405.00 ±0.400.220"0.197"

表:標準的なEIAインペリアルパッケージコードを示す包括的なSMDセラミックコンデンササイズ表。

SMD電解コンデンサのサイズコード

表面実装形式のアルミ電解コンデンサは、円筒形の缶の直径と高さを示す「ケースコード」を使用します。

an smd aluminum electrolytic capacitor

図:直径と高さがケースコードにどのように対応するかを示すSMDアルミ電解コンデンサ。

ケースコード直径(D)mm高さ(L)mm
A4.05.4
B5.05.4
C6.35.4
D6.37.7
E8.06.2
F8.010.2
G10.010.2
H12.513.5

表:標準的なケースコードを詳述したSMD電解コンデンササイズ表

SMDタンタルコンデンササイズ表

タンタルコンデンサは極性があり、そのフットプリントを定義するために標準化された文字システムを使用します。配置時の正しい向きを確保するために、コンデンサの極性ガイドを参照してください。

smd tantalum capacitors

図:黄色と黒色の樹脂ケースのSMDタンタルコンデンサの例。正極端にある特徴的な極性バンドを強調しています。

ケースコードメトリックコード長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)
A3216-183.21.61.6
B3528-213.52.81.9
C6032-286.03.22.5
D7343-317.34.32.8
E7343-437.34.34.1

表:EIAケースコードと、対応するメトリックコードおよび長さ、幅、高さの寸法(mm)を記載したSMDタンタルコンデンササイズ表。

SMDコンデンササイズの視覚的比较

これらの部品の規模感を理解することは非常に重要です。1206コンデンサは標準的なピンセットで簡単に拾えますが、0402は砂粒よりもわずかに大きく、0201は肉眼ではほとんど見えません。

visual comparison of common smd capacitor sizes

図:物理的なスケールを示すために、メートル定規とコインの隣に置かれた0201から1206までの一般的なSMDコンデンササイズの視覚的比较。

SMDコンデンササイズコードの意味とは?

「SMDコンデンササイズ」の意味

エンジニアが「SMDサイズ」または「パッケージサイズ」と言う場合、それは厳密には部品本体の物理的な寸法(長さと幅)を指します。この物理的なフットプリントが、プリント基板上に必要なランドパターン(はんだパッド)を決定します。

コンデンサのパッケージサイズの定義方法(EIA標準)

標準的な命名規則では、長さと幅を4桁の数字にグループ化します。例えば、0805コンデンサは、その寸法がおよそ長さ0.08インチ×幅0.05インチであることを意味します。

インペリアルコードとメトリックコードのコンデンササイズ

初心者が陥りやすい一般的な罠は、インペリアル(EIA)サイズとメトリックサイズの混同です。どちらのシステムも4桁のコードを使用するため、一方を他方と間違えると、壊滅的な設計エラーが発生する可能性があります。

imperial vs metric capacitor size codes

図:インペリアル0603コンデンササイズとメトリック0603コンデンササイズの危険な違いを説明するインフォグラフィック。

  • インペリアル0603:0.06" × 0.03"(1.6mm × 0.8mm)- 業界標準。
  • メトリック0603:0.6mm × 0.3mm(0.024" × 0.012")- これは実際にはインペリアル0201です!

経験則:特に指定がない限り、米国およびグローバルなEDAツールは、SMDコンデンササイズを参照する際に一般的にインペリアルコードをデフォルトとします。

エレクトロニクスで説明される一般的なSMDコンデンササイズ

日常のエンジニアリングで最も一般的に使用されるSMDコンデンササイズはどれですか?

簡単なリファレンスは次のとおりです:

  • 0201コンデンササイズ:超小型。主にスマートフォン、IoTデバイス、ウェアラブルPCB組み立てで使用され、1ミリ単位が重要です。
  • 0402コンデンササイズ:現代の高密度民生用電子機器で非常に人気があります。正確なリフローはんだ付けが必要ですが、基板スペースを大幅に節約できます。
  • 0603コンデンササイズ(最も一般的):紛れもない「スイートスポット」。小型サイズと取り扱いやすさのバランスが取れています。迅速かつ簡単なプロトタイプPCB組み立てに強く推奨されます。
  • 0805コンデンササイズ:手はんだ付けが非常に簡単。デカップリング、高電力回路、バルク容量に頻繁に使用されます。
  • 1206コンデンササイズ:高電圧アプリケーションや特定のアナログフィルタリングニーズのために予約されることが多い大型パッケージ。
  • より大きなコンデンサ(1210、1812、2220):これらはかさばり、通常は電源、モータードライバー、または特殊な高容量・高電圧要件のために予約されています。

プロジェクトに適したSMDコンデンササイズの選び方

正確なフットプリントの選択は、単に部品を基板に収めることだけではありません。次の4つの柱を考慮してください:

PCBスペースの制約

高密度基板を設計している場合、すべての配線を効果的に行うために、0402または0201サイズに小型化せざるを得ないでしょう。

電気的性能要件

静電容量値が上がるにつれて、(特定の電圧に対して)必要なパッケージサイズも大きくなります。0402パッケージで100μF 50Vのセラミックコンデンサを見つけることは単純にできません。誘電体層の物理的特性により、はるかに大きな1210または電解コンデンサパッケージが必要です。

熱および電力処理能力

より大きなコンデンササイズ(1206や1210など)は、質量と表面積が大きいため、熱をより良く放散できます。これらは本質的に、スイッチング電源などの高リップル電流環境に適しています。

製造および組み立てに関する考慮事項

プロトタイプを手はんだ付けする場合は、0805または0603に固執してください。0402や0201などのサイズは、一般的にはんだペースト、ステンシル、リフローオーブンが必要です。

hand soldering  vs automated smt pick and place machine

図:微小なSMD部品の手はんだ付けの難しさと、自動SMTピックアンドプレースマシンの精度を比較した分割ビジュアル。

SMDコンデンササイズの選択から信頼性の高いPCB組み立てへ

エンジニアがSMDコンデンササイズを選択するとき、その最終的な目標はCADファイルから物理的で機能する製品に移行することです。ここで信頼性の高いPCB組み立てが脚光を浴びます。

少量PCB組み立てに移行する際、標準的なコンデンササイズを選択することは、直接的に収益に影響します。一般的なサイズ(0402、0603、0805)を選択することで、部品の入手可能性が保証されます。JLCPCBの大規模な部品ライブラリは、何百万もの標準SMDコンデンサを在庫しており、コストのかかる調達遅延を回避できます。

さらに、より小さなパッケージを利用することを恐れる必要はありません。

jlcpcb pcba banner new

JLCPCB PCB組み立てサービス今すぐ見積もりを取得

  • JLCPCBは、超小型0201部品をシームレスにサポートする最高水準の自動SMT組み立てを提供します。
  • IoTウェアラブルを構築する場合でも、高密度な産業用基板をスケーリングする場合でも、JLCPCBのPCB組み立てサービスは、完璧な配置と堅牢なはんだ接合部を保証し、自信を持って設計できます。

jlcpcb parts library smd capacitor

SMDコンデンササイズとPCB設計ルール

欠陥のない基板を保証するには、CADレイアウトが選択したコンデンササイズに対応する厳格な設計ルールに一致している必要があります。

一般的なPCBフットプリント寸法

パッドサイズを推測しないでください。常にIPC-7351規格または特定のメーカーのデータシートに従ってください。0603部品のフットプリントでは、はんだフィレットが形成されるように、パッドが部品自体よりもわずかに幅広く、長くなければなりません。

typical pcb footprint dimensions

図:0603 SMDコンデンサの正しいPCBフットプリントとはんだパッド寸法を示し、理想的なはんだフィレット形成を示す注釈付き図。

ソルダーマスクとパッド設計

適切なはんだパッド設計では、ソルダーマスクの拡張がコンデンサの2つのパッド間に十分なウェブを提供する必要があります。0402部品のパッド間のギャップにソルダーマスクがない場合、はんだブリッジのリスクが大幅に増加します。

小型コンデンサのツームストーン現象の防止

ツームストーン現象は、リフロー中に部品が一端で立ってしまう深刻な欠陥です。これは0402および0201サイズに大きく影響します。これを防ぐには:

  • 2つのはんだパッドが完全に対称であることを確認します。
  • 一方のパッドが大きなグランドプレーンに接続されている場合は、サーマルリリーフが使用されていることを確認します。
  • 高品質のはんだペーストを使用します。

the tombstoning effect during pcb reflow soldering

図:不均一な熱質量とはんだ張力によりSMDコンデンサが垂直に立つ、PCBリフローはんだ付け中のツームストーン現象を実証する図。

SMDコンデンササイズが静電容量、電圧、性能に与える影響

なぜ大きなコンデンサがより高い静電容量をサポートするのか

静電容量は、内部の平行プレートの面積と誘電体の厚さによって決まります。より大きな物理的パッケージ(1210など)により、メーカーは内部に数百層以上を積層でき、静電容量値を劇的に増加させることができます。

サイズと電圧定格

コンデンサの電圧定格を上げるには、内部プレート間の誘電体層を厚くしてアーク放電を防ぐ必要があります。層が厚いほど、小さなパッケージに収まる層数が少なくなります。したがって、高電圧コンデンサは自然に1206や1812のような大きなパッケージを必要とします。

サイズとESRおよび周波数性能

高周波アプリケーションでは、コンデンサの物理的な長さが微小なインダクタ(ESL - 等価直列インダクタンス)として機能します。0402のような小さなパッケージは1206パッケージよりもESLが低く、小型コンデンサは高速IC用のバイパスコンデンサとして大幅に優れています。

DCバイアス効果

これは、MLCCにおける重要でありながらしばしば見落とされる現象です。セラミックコンデンサにDC電圧を印加すると、その実効静電容量は低下します。この低下は、小さなパッケージサイズではるかに顕著です。10μF 0603コンデンサは5V負荷で3μFに低下する可能性がありますが、10μF 1206コンデンサは8μFを維持する可能性があります。

dc bias effect

図:DCバイアス効果を示すグラフ。小さなSMDコンデンサパッケージは、大きなパッケージと比較して、電圧負荷下で実効静電容量をはるかに速く失うことを示しています。

SMDコンデンササイズ選択時の一般的な間違い

手動組み立てには小さすぎるコンデンサの選択

基板を手でプロトタイプするつもりなら、0201や0402を選択するのはフラストレーションの元です。パッケージサイズが組み立て方法に一致していることを確認してください。手動はんだごてや基本的な熱風には0603/0805を使用してください。

電圧ディレーティングの無視

エンジニアはスペースを節約するために、9Vレールに10V定格の0402コンデンサを選ぶことがあります。標準的なエンジニアリング手法では、コンデンサを50%ディレーティングします。つまり、9Vレールには少なくとも16Vまたは25Vのコンデンサを使用する必要があり、0603へのサイズアップを余儀なくされる可能性があります。

DCバイアス効果の考慮漏れ

DCバイアスチャートを確認せずに、同じ表示値の0805デカップリングコンデンサを0402に置き換えること。動作電圧下での小型コンデンサの実際の静電容量ははるかに低いため、回路が不安定になる可能性があります。

FAQ

Q: 一般的なSMDコンデンササイズは何ですか?

一般的なエレクトロニクスで最も一般的なインペリアルサイズは、0402、0603、0805です。

Q: SMDコンデンサパッケージの選び方は?

利用可能な基板スペース、必要な静電容量/電圧定格、パッケージの特定のDCバイアス特性、および基板が手はんだ付けされるか機械組み立てされるかに基づいて決定してください。

Q: コンデンサは大きめと小さめのどちらが良いですか?

物理的なサイズに関して言えば、PCBのスペースがある限り、熱放散、DCバイアス保持、電圧ディレーティングの点で、一般的に大きめの方が優れています。

Q: SMDコンデンサの値を識別する方法は?

SMD抵抗器とは異なり、ほとんどのMLCCには印刷されたマーキングがありません。LCRメーター、マルチメーターを使用するか、リールパッケージに明確にマークされている場合はSMDコンデンサコードの読み方を参照する必要があります。

Q: コンデンサのサイズを確認する方法は?

デジタルノギスを使用して長さと幅をミリメートルで測定し、最も近い標準EIAコードに変換します(例:1.6mm × 0.8mm = 0603)。

Q: 16Vコンデンサを50Vコンデンサに交換できますか?

はい、同じ静電容量の低電圧コンデンサを高電圧コンデンサに交換することは完全に安全です。ただし、50Vコンデンサはより大きな物理的フットプリントを必要とする可能性があります。

Q: 50Vの代わりに25Vコンデンサを使用できますか?

いいえ、回路が50V付近で動作する場合、25Vコンデンサを使用すると誘電体破壊が発生し、短絡や爆発を引き起こす可能性があります。

Q: 間違ったサイズのコンデンサを使用するとどうなりますか?

物理的には、PCBフットプリントに適切に収まらず、弱いはんだ接合部やツームストーン現象につながる可能性があります。電気的には、小さすぎるパッケージを選択すると、DCバイアスによる重大な静電容量損失が発生する可能性があります。

Q: 250Vの代わりに440Vコンデンサを使用できますか?

はい、ACまたは高電圧アプリケーションでは、物理的な寸法が設計制約に適合する限り、より高い最大電圧定格のコンデンサを使用することは常に安全です。

結論

表面実装コンデンサのサイズを理解することは、エレクトロニクスハードウェアに携わるすべての人にとって基礎的なスキルです。適切なサイズ表を参照し、電圧ディレーティング、DCバイアス、フットプリント設計の背後にあるニュアンスを理解することで、回路が現実世界で完璧に動作することを保証できます。

高密度な0402デジタル基板をレイアウトする場合でも、電源調整に重い1210コンデンサを使用する場合でも、優れた設計と優れた製品の間の架け橋は信頼性の高い製造です。

次の生産ランの手間を省き、JLCPCBで即時のPCBA見積もりを取得して、シームレスで高品質な自動組み立てを今日体験してください。

学び続ける