This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

SMDダイオードコード照会:完全リスト、マーキングガイド&識別方法【2026年版ガイド】

初出公開日 Aug 21, 2026, 更新日 Aug 21, 2026

3 min

目次
  • SMDダイオードコード早見表
  • SMDダイオードコード完全リスト
  • 未知のSMDダイオードの特定方法
  • SMDダイオードの極性を識別する方法
  • SMDダイオードのマーキングについて
  • SMDダイオードのパッケージタイプと電流定格
  • PCB上でSMDダイオードをテストする方法
  • よくあるダイオードの間違い&誤った代替品のリスク
  • SMDダイオードの故障症状&実際の修理シナリオ
  • SMDダイオードを安全に交換する方法
  • SMDダイオードコードが標準化されていない理由
  • FAQ
  • 結論

現代のエレクトロニクスにおいて、表面実装ダイオードは、電源入力保護回路から高速信号配線まで、あらゆる場所で使用されています。これらの部品は非常に小さいため、メーカーは部品本体に完全な型番を印刷することができません。その代わりに、A2、M7、SS14、SLなどの短いマーキングコードを使用しますが、これはPCBの修理、リバースエンジニアリング、部品交換の際に初心者をしばしば混乱させます。

このガイドでは、SMDダイオードのコードを解読し、極性を特定し、マルチメーターを使用して部品をテストし、安全な代替品を選択する方法について説明します。これにより、エンジニア、技術者、愛好家が自信を持って最新のPCBをトラブルシューティングできるようになります。

smd diode marked M7

図:プリント基板上にM7とマークされたSMDダイオードのマクロビュー。

注記

PCB上にA2、M7、SS14などのコードが付いた小さなダイオードを見つけた場合、このガイドを参照すれば、それを即座に特定し、極性を確認し、正しい代替品を選択するのに役立ちます。

SMDダイオードコード早見表

以下のコードは、電源入力回路および信号回路での一般的な出現頻度の順に記載されています。

SMDコードダイオードタイプ / 型番機能一般的なパッケージ
A21N4148W高速スイッチングSOD-123
M71N4007標準整流器SMA
SS14SS14ショットキーバリアSMA
A7BAV99デュアルスイッチングSOT-23
B2B120ショットキー整流器SMA
SLSS34低VfショットキーSMC
T41N4148WS高速スイッチングSOD-323

注記:お使いのダイオードのマーキングが上記の早見表にない場合でも、心配する必要はありません。次のセクションでは、未知のSMDダイオードを体系的に特定する方法について説明します。

SMDダイオードコード完全リスト

A2、SS14、B2、SL、T4などの特定のSMDダイオードマーキングを探してここに来た場合は、以下の包括的なSMDダイオードコードリストを使用して、その電気的定格とパッケージの互換性をすばやく確認できます。

SMDツェナーダイオードコードリスト

これらのツェナーダイオードは、マイクロコントローラーの電源レール用の電圧調整回路で一般的に見られます。

SMDコードツェナー電圧 (Vz)標準型番一般的なパッケージ
W13.3VBZT52C3V3SOD-123
W23.6VBZT52C3V6SOD-123
W33.9VBZT52C3V9SOD-123
W44.3VBZT52C4V3SOD-123
W54.7VBZT52C4V7SOD-123
W85.1VBZT52C5V1SOD-123
W95.6VBZT52C5V6SOD-123
WA6.2VBZT52C6V2SOD-123
WB6.8VBZT52C6V8SOD-123
WC7.5VBZT52C7V5SOD-123
Z110VBZT52C10SOD-123
Z211VBZT52C11SOD-123
Z312VBZT52C12SOD-123
Z413VBZT52C13SOD-123
Z515VBZT52C15SOD-123

表:ツェナーダイオードのSMDコードを、3.3Vから15Vまでの対応するツェナー電圧、型番、SOD-123パッケージタイプとともにリストした包括的なルックアップチャート。

ショットキーダイオードコードリスト

このようなショットキーダイオードは、バック/ブーストコンバーターやソーラー電力管理ボードで広く使用されています。

SMDコード電流 / 電圧定格標準型番一般的なパッケージ
SS141A / 40VSS14SMA
SS343A / 40VSS34SMC
B1201A / 20VB120SMA
B1401A / 40VB140SMA
KL3200mA / 30VBAT54SOT-23
KL4200mA / 30VBAT54S (デュアル)SOT-23
JV3200mA / 30VBAT54C (デュアル)SOT-23
L4200mA / 30VBAT54A (デュアル)SOT-23
SL1A / 40VB5819WSOD-123
S4350mA / 40VSD103AWSOD-123

表:ショットキーダイオードのSMDコード、その電流および電圧定格、型番、パッケージタイプのリファレンスチャート。

スイッチングダイオードコード

これらの高速スイッチングダイオードは、ロジックレベル変換回路やデバウンス回路で頻繁に見られます。

SMDコード構成標準型番一般的なパッケージ
A2シングル1N4148WSOD-123
T4シングル1N4148WSSOD-323
A7デュアル直列BAV99SOT-23
A4デュアル共通カソードBAV70SOT-23
A1デュアル共通アノードBAW56SOT-23
5DシングルMMBD4148SOT-23
JVデュアル共通アノードBAV70SSOT-363
KJMシングルBAV19WSOD-123
T6シングル1N4448WSSOD-323
A6シングルBAS16SOT-23

表:スイッチングダイオードのSMDコード、そのシングルまたはデュアル構成、型番、および対応するパッケージの識別表。

TVSダイオードコード

TVSダイオードは、高電圧の静電気放電がCPUに到達する前に安全にグランドへ逃がすために重要です。

SMDコード降伏電圧スタンドオフ電圧パッケージ
LE6.4V5.0VSMA
CA13.3V12.0VSMA
BM26.7V24.0VSMA
HE6.4V5.0VSMB
PX16.7V15.0VSMC

表:TVSダイオードのSMDコード、その降伏電圧とスタンドオフ電圧、および標準的なDO-214パッケージを示すルックアップガイド。

設計を完成PCBにする準備はできましたか?

SMDダイオードコードを特定した後、生産前に部品仕様を検証し、正規部品を調達することが重要です。

 JLCPCBは、部品調達、SMT実装、品質検査を含むターンキーPCBアセンブリサービスを提供し、設計から製造までより自信を持って進めるお手伝いをします。オンラインで即時見積もりを取得し、プロジェクトをより早く実現しましょう。今すぐ見積もりを取得

未知のSMDダイオードの特定方法

以下の実証済みのワークフローに従って、ボード上の任意のダイオードを解読してください:

図:部品識別のためにデジタルノギスを使用してSMDダイオードのパッケージサイズを測定している様子。

SMDダイオード識別:ステップバイステップ

  1. マーキングを読む:ジュエラールーペまたは角度を付けた照明付きのマクロフォンカメラを使用します。
  2. パッケージサイズを測定する(長さと幅):デジタルノギスを使用します(例:SOD-323、SMA)。
  3. 回路内の位置を確認する:その機能を推測します。
  4. ルックアップテーブルを相互参照する:コードとパッケージを標準型番と照合します。
  5. マルチメーターで検証する:順方向電圧降下を確認します。

回路での役割からダイオード機能を特定する方法

  • リレーコイルと並列:フライバックダイオード(スナバ)。
  • 電源入力と直列:逆極性保護。
  • 水晶発振子/MCUの近く:高速信号スイッチング。
  • USB/HDMIポートの近く:ESD TVS(過渡電圧抑制)。

コードが焼損、傷、または欠落している場合はどうすればよいですか? PCBトレースの配線を確認して回路機能を特定し、周囲の部品を確認し、回路の逆電圧を測定します。

エンジニア向けヒント

交換する前に、ダイオードが電圧レギュレータのフィードバック経路の一部であるかどうかを常に確認してください。ここで誤った代替品を取り付けると、出力電圧が不安定になり、ボードが即座に損傷する可能性があります。

正確な代替品と正確なフットプリントのマッチングには、JLCPCB部品製品ページを利用してください。

SMDダイオードの極性を識別する方法

SMDダイオードの極性を識別することは、正しいコンデンサの極性を確認することと同じくらい重要です。逆に取り付けると回路障害が発生します。

  • カソードバンド:カソード(マイナス端子)は通常、黒いパッケージの一端にレーザーエッチングまたは印刷された線でマークされています。これは、ダイオードの回路図記号の線に対応します。

図:SMAパッケージの白いカソードバンドがダイオードの回路図記号と整列していることを示すSMDダイオードの極性テスト。

  • 多ピンパッケージ(SOT-23):SOT-23ダイオードは通常3つのピンを持ち、ドットマーキングやカソードバンドはありません。これらは多くの場合、共通カソード、共通アノード、または直列構成のデュアルダイオードを含むため、メーカーのデータシートに依存してピン配置を正しくマッピングする必要があります。

an SOT 23 package

図:標準的な非対称ピン番号(下部にピン1と2、上部にピン3)と、BAT54シリーズなどの内部回路図のバリエーションを示すSOT-23パッケージ。

SMDダイオードのマーキングについて

最新のSMDパッケージは非常に小さいため、メーカーは短いマーキングコードを印刷します。ただし、検索エンジンに「A2 データシート」と入力しても、これらのコードは内部略語であるため、ほとんど機能しません。ルックアップテーブルを使用して、印刷されたコードを実際の型番に変換する必要があります。

警告:ダイオードコードの混同

同じSMDダイオードコードでも、メーカーとパッケージタイプによっては完全に異なる部品を表す場合があります。データシートと順方向電圧テストを使用して常に確認してください。

SMDダイオードと抵抗器コードの区別

初心者が小さな黒い長方形の部品を混同するのは大きなフラストレーションです。

numeric smd resistor code vs an alphanumeric smd diode code

図:数値のSMD抵抗器コードと、カソード極性バンドを持つ英数字のSMDダイオードコードとの視覚的な比較。

抵抗器:通常、純粋に数値のコード(例:10kΩの場合「103」)を使用し、極性マーキングはありません。(包括的なSMD抵抗器コードガイドを参照してください。)

ダイオード:英数字の組み合わせ(例:「A2」、「SS14」)を使用し、常にカソードバンドまたは物理的な極性マーカーを備えています。

関連記事:SMDコンデンサコード:ステップバイステップガイド

SMDダイオードのパッケージタイプと電流定格

部品のパッケージとその機能を関連付けるために、実際の物理的な数値と一般的な電流処理能力に基づいた比較ロジックチャートを以下に示します。

パッケージ名寸法(L x W 約)一般的な電流定格一般的な用途
SOD-5231.2mm x 0.8mm< 200mA超小型モバイル機器&ウェアラブル
SOD-3231.7mm x 1.25mm約 200mA - 500mA信号処理 / 小電力
SOD-1232.7mm x 1.6mm約 1A中程度の電力/信号分離
SMA (DO-214AC)4.3mm x 2.6mm1A - 2A整流器 / 主電源経路
SMB (DO-214AA)4.3mm x 3.6mm2A - 3A高電流整流器 / TVS保護

表:SMDダイオードのパッケージタイプの比較チャート。おおよその寸法、一般的な電流定格、および一般的な用途をリストしています。

smd diode packages

図:メートル定規の横にあるSOD-523、SOD-323、SOD-123、SMA、SMBのSMDダイオードパッケージのサイズ比較。

PCB上でSMDダイオードをテストする方法

疑わしい部品を交換する前に、デジタルマルチメーターでその極性と電気的状態の両方をテストしてください。

マルチメーターメソッド:DMMを「ダイオードモード」に設定します。赤いプローブをアノード(マークのない側)に、黒いプローブをカソード(バンドのある側)に置きます。

並列部品は回路内測定値を歪める可能性があります。測定値が疑わしい場合は、ダイオードのパッドを1つ持ち上げて、回路の外で再度テストしてください。

順方向電圧の解釈:コードが判読できない場合、順方向電圧(Vf)降下は強力な診断ガイドとなります:

  • Vf < 0.4V → ショットキーダイオード
  • Vf ≈ 0.6V – 0.75V → シリコンスイッチングダイオード
  • Vf ≈ 0.7V – 1.0V → パワー整流器
  • OL表示 → オープンダイオード(内部破壊)
  • 0.0Vブザー → ショートしたダイオード

逆バイアスのヒント(上級):常にプローブを交換してください(黒をアノードへ、赤をカソードへ)。正常なダイオードは「OL」(オーバーリミット)を示すはずです。電圧表示が表示されたり、ブザーが鳴ったりする場合、ダイオードはリークまたはショートしています。高電圧回路では、ダイオードが正しい順方向電圧を示しても、逆バイアス条件下で過度にリークし、過熱や不安定な動作を引き起こす可能性があります。

図:ダイオードモードに設定したデジタルマルチメーターを使用して、PCB上でSMDダイオードの順方向電圧をテストしている様子。

よくあるダイオードの間違い&誤った代替品のリスク

  • ダイオードを逆極性で取り付ける:意図した電力の流れを即座に遮断するか、直接的な短絡を引き起こします。
  • より低い逆電圧定格を選択する:回路に電源が投入された瞬間にパンチスルー故障を引き起こします。
  • ショットキーとシリコンダイオードを混同する:シリコンダイオードは順方向電圧降下が高くなります。電源回路でショットキーをシリコンダイオードに交換すると、過剰な熱と電圧損失が発生します。
  • 誤ったパッケージフットプリントを選択する:電気的特性が一致していても、同じ電流負荷の下でより小さなパッケージは急速に過熱します。
  • コードを逆さまに読む:「6」を「9」と誤解したり、「M」を「W」と誤解したりすることは、頻繁な識別エラーです。常にカソードバンドを基準にしてテキストの向きを確認してください。

SMDダイオードの故障症状&実際の修理シナリオ

ダイオード故障の根本原因:サージ損傷(落雷や静電気)、逆極性事象、深刻な過熱、または製造上の欠陥。繰り返される熱サイクルは、SMDダイオードの内部ワイヤボンドに亀裂を生じさせ、診断が困難な断続的な障害を引き起こす可能性もあります。

burnt and cracked smd diode

図:壊滅的な故障を示す、プリント基板上の焼損および亀裂のあるSMDダイオード。

実際のPCB修理シナリオ:ルーターボードのDC入力付近で、'M7'とマークされた焼損したダイオードが見つかりました。マルチメーターでテストしたところ、連続ブザーが鳴り、完全なショートを示しました。ショートしていたため、ルーターの電源は過電流保護をトリガーしていました。故障した部品をはんだ除去し、新しいSMAパッケージの1N4007と交換することで、ボードの電源回路は完全に復旧しました。

修理を試みる際は、熱管理が重要です。完璧なPCBはんだ付けとリフローはんだ付け技術を磨いて、故障した部品を除去する際に周囲のパッドを損傷しないようにしてください。

SMDダイオードを安全に交換する方法

これらの小さな部品の交換には、安定した手と、PCBトレースを損傷しないための適切な方法論が必要です。

図:熱風リワークステーションと精密ピンセットを使用して、PCBからSMDダイオードを安全に取り外している技術者。

安全なSMDダイオード交換手順

  1. 極性を確認する:部品を取り外す前に方向を確認します。
  2. フラックス+制御された熱を使用する(熱風リワークステーションまたは細い先端のはんだごて)。
  3. パッドを清掃する:はんだ付けの前に、はんだウィックとイソプロピルアルコールで徹底的に清掃します。
  4. 順方向電圧と導通をテストする:取り付け後に、確実な電気的接続を確認します。

SMDダイオードコードが標準化されていない理由

これらの部品の識別がなぜこれほど混沌としているのか疑問に思っている場合:

  • グローバルな登録機関がない:Vishay、ON Semiconductor、Nexperiaなどの半導体メーカーはすべて、独自のルックアップテーブルを持っています。
  • スペースの制限:従来のJEDEC番号体系(1N4148など)は6文字を必要とします。1.2mmのSOD-523パッケージに6文字をレーザーエッチングすることは物理的に不可能です。
  • 下請け業者によるバリエーション:異なる組立およびテスト施設では、同じ基本部品に対してわずかに異なるレーザーマーキングやバッチコードを使用する場合があります。

FAQ

Q: 顕微鏡なしでSMDダイオードコードを読むにはどうすればよいですか?

スマートフォンのカメラを使用してください。マクロモードに切り替えてズームインし、45度の角度で懐中電灯を使用してレーザーエッチングに影を落とします。

Q: ダイオードのマーキングで「SS」とはどういう意味ですか?

通常、表面実装ショットキーダイオード(例:SS14、SS34)を示します。

Q: 一部のSMDダイオードに2文字しかないのはなぜですか?

厳格なスペース制限のためです。2文字で、特定のメーカーの特定のパッケージサイズに対するルックアップテーブルに十分な一意の組み合わせを提供できます。

Q: SMDダイオードコードは世界中で同じですか?

いいえ。これらはメーカーに大きく依存します。

Q: SOD-323ダイオードのサイズを識別するにはどうすればよいですか?

本体(金属リードを除く)を測定します。SOD-323は約1.7mm x 1.25mmです。

Q: SMDダイオードコードは偽物または再ラベルされたものである可能性がありますか?

はい、特にグレーマーケットでの調達ではその可能性があります。偽造業者は、安価なスイッチングダイオードにショットキーコードをレーザーマーキングすることがよくあります。

Q: 回路図なしでダイオードを識別するにはどうすればよいですか?

コンテキストトレース配線(トレースがどこに行くか)、パッケージ測定、順方向電圧テストを使用します。

Q: ダイオードが逆に取り付けられるとどうなりますか?

回路によっては、即時の回路障害、ヒューズの溶断、または下流のICへの壊滅的な損傷を引き起こす可能性があります。

結論

コードを読む→パッケージを測定する→マルチメーターでテストする→データシートを検証する→交換する、という基本的なワークフローを習得することで、自信を持ってあらゆるPCB修理やリバースエンジニアリングプロジェクトに取り組むことができます。

物理的な測定と順方向電圧テストに頼ることで、常に正しい部品にたどり着くことができます。未知のSMDダイオードに遭遇したときはいつでも、このガイドをブックマークして参照してください。

100006883

100006882_11zon

学び続ける