This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

表面実装デバイス(SMD)完全ガイド

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

2 min

目次
  • 表面実装部品(SMD)とは?
  • SMD部品の主な特徴
  • SMDとSMTの違いは?
  • SMDとスルーホール部品の違いは?
  • 表面実装部品の主な利点
  • 表面実装部品の欠点
  • 表面実装部品(SMD部品)の種類
  • SMDパッケージ
  • PCBに適した表面実装部品の選び方
  • PCB組立におけるSMD部品
  • 表面実装部品を扱うエンジニアのためのベストプラクティス
  • 表面実装部品(SMD)の用途
  • 表面実装部品(SMD)の歴史と進化
  • 表面実装部品の未来
  • 表面実装部品に関するFAQ
  • 結論:現代の電子機器において表面実装部品が不可欠な理由

スマートフォンを手に持っているところを想像してみてください。その洗練されたデバイスの内部には、米粒よりも小さい抵抗器、爪よりも薄いコンデンサ、そして何百万ものトランジスタを含む集積回路など、何千もの微小な部品からなる複雑なネットワークが存在します。表面実装技術(SMT)とそのコンパクトな表面実装部品(SMD)がなければ、これらはすべて存在し得なかったでしょう。

ほんの数十年前まで、電子機器はかさばるものでした。ラジオは机を占領し、コンピュータは部屋全体を占領し、回路を組み立てるということは、大きなスルーホール部品用の穴を開けることを意味していました。その後、電子機器製造における静かな革命が起こりました。それが表面実装技術の台頭です。この技術により、エンジニアはより速く、より小さく、より信頼性の高い回路を構築できるようになり、電子設計の可能性を再定義しました。

現在では、JLCPCBが提供するような高度なSMT組立サービスにより、この技術はプロトタイプを製作するホビイストから、小〜中ロットの生産を行う企業まで、誰もが利用できるものとなっています。

スマートフォン、医療機器、自動車、さらには衛星に至るまで、表面実装部品は現在、あらゆる現代の電子機器の基盤を形成しています。しかし、それらは正確には何なのか、どのように進化してきたのか、そしてなぜ今日のPCB設計と組立においてそれほど不可欠なのか。詳しく見ていきましょう。

表面実装部品(SMD)とは?

表面実装部品(SMD)は、プリント基板(PCB)の表面に直接はんだ付けされるように設計された電子部品です。SMDは、長いリード線を使用するスルーホール部品と比較して、より短いリード、パッド、または端子を備えています。この特性により、基板に穴を開ける必要がなくなり、コンパクトなレイアウトと高密度回路が可能になります。

SMDの重要でありながら見落とされがちな利点の1つは、高周波回路における電気的性能の向上です。リード線の長いスルーホール部品は、小さなアンテナとして機能し、不要な寄生インダクタンスと寄生容量を回路に注入します。これらの寄生要素は、信号の完全性を低下させ、不要な発振を引き起こし、最大動作周波数を制限します。リード線が最短であるSMDは、これらの寄生要素を大幅に低減するため、高速デジタルロジック、RF、マイクロ波回路にとって唯一の実現可能な選択肢となっています。

SMD部品の主な特徴

  • 穴あけ不要:部品を基板表面に直接実装することで、PCB製造がより簡単かつ低コストになります。
  • コンパクト&軽量:長いリード線がないため、パッケージサイズが大幅に縮小され、より小型で軽量な製品の製造が可能になります。
  • 自動組立:SMDは、ロボットによる高速ピックアンドプレースマシン向けに設計されているため、製造時間とコストを大幅に短縮できます。
  • 高回路密度:部品をより近接して配置でき、PCBの両面にも配置できるため、より小さな面積でより複雑な回路が可能になります。

SMD Components on PCB

  • PCB上のSMD部品

SMDとSMTの違いは?

これらの用語はしばしば一緒に使用されますが、異なる概念を指しています。その違いを理解することは、このトピックを正確に議論するための鍵となります。

  • SMD(表面実装部品):これは物理的な部品自体を指します。SMDは実際の電子部品、すなわち抵抗器、コンデンサ、ICです。「何が」に相当します。
  • SMT(表面実装技術):これは、これらの部品をプリント基板上に配置しはんだ付けする一連のプロセス全体を指します。SMTは、はんだペースト印刷、自動ピックアンドプレース、リフローはんだ付けなどのステップを含む方法論です。「どのように」に相当します。

簡単に言うと、SMDはレンガのようなものであり、SMTは壁を構築するためのレンガ積みのプロセス全体のようなものです。

SMT line placing SMD components onto PCB

PCB上にSMD部品を配置するSMTライン

SMDとスルーホール部品の違いは?

表面実装部品(SMD)とスルーホール部品は、主に実装方法、サイズ、コスト、性能が異なり、これらはPCB設計と組立の選択に直接影響を与えます。

SMDとスルーホール:サイズ、コスト、性能の比較

項目SMD部品スルーホール部品
実装方法PCB表面に直接はんだ付けリードを開けられた穴に挿入
部品サイズ非常に小さく、軽量より大きく、かさばる
PCB密度高(両面使用可能)低
組立コスト低(自動SMT)高(手動または選択はんだ付け)
電気的性能高速&RFに最適高周波での寄生要素が多い
機械的強度中程度非常に強い

要するに:SMDは、コンパクトなサイズ、自動化、高周波性能により、現代の電子機器を支配しています。

スルーホール部品が今でも使用される場合

SMTが主流であるにもかかわらず、スルーホール部品は特定のシナリオでは今でも好まれています:

  1. 強固なはんだ接合部と放熱を必要とする高電力部品
  2. コネクタ、トランス、大型コンデンサなどの機械的応力がかかる部品
  3. 振動や衝撃に対する耐性が重要な過酷な環境

実際には、多くのPCBは混合技術アセンブリを使用しており、ほとんどの部品にSMTを、機械的または電力要件によって必要な部分にスルーホール部品を組み合わせています。

表面実装部品の主な利点

SMDが提供する利点は、単なる小型化を超えて、性能、信頼性、コストの重要な改善をもたらします。

利点

  • より高い機能密度と信号整合性:SMD部品の高密度により、最も重要なIC間の信号経路が短くなり、タイミングスキューと信号劣化を制限するため、高速データレートでの信号整合性の維持に不可欠です。
  • 寄生要素の大幅な低減:SMDは、寄生インダクタンスをナノヘンリー(スルーホールリード)からピコヘンリーに低減し、PDN効率を大幅に向上させる非常に低インピーダンスの経路を生成します。
  • EMC性能の向上:EMIは電流ループ面積に比例します。SMDパッケージは小型であるため、微小なループ面積が可能になり、EMC試験に合格できる低放射製品の設計における非常に一般的な方法となっています。
  • 製造性と費用対効果の向上:SMTの優れた自動化により、プロセス歩留まりと信頼性が向上します。さらに、高密度により、設計者はPCBの層数を減らすことができ、製造コストを削減できることがよくあります。

表面実装部品の欠点

欠点

  • リワークが困難:SMDの小型化により、手作業によるはんだ付けやプロトタイピングが困難になります。QFNやBGAなどのリードレスパッケージは、半専用の熱風リワークステーションが必要です。
  • 熱管理:部品密度が高いということは、熱密度が高いことを意味します。したがって、SMDは熱がPCBを通って外部に伝わることを可能にしますが、熱設計が悪いと部品が過熱する可能性があります。
  • 機械的応力:SMDのはんだ接合部は、PCBの撓みや振動の影響を受けやすいです。部品と基板間のCTEミスマッチも、はんだ接合部の疲労を引き起こす可能性があります。
  • 検査の複雑さ:密度が高く、ランドが隠れているため、BGAのようなパッケージは目視検査ができません。これには、より高価な自動光学検査(AOI)やX線検査が必要です。

表面実装部品(SMD部品)の種類

表面実装部品は、信号を増幅または制御するかどうかに基づいて、パッシブ部品とアクティブ部品に大別できます。

パッシブSMD部品

パッシブSMDは信号を増幅せず、抵抗、容量、エネルギー貯蔵に使用されます。一般的な例としては、SMD抵抗器、SMDコンデンサ、SMDインダクタがあり、これらは信号調整、フィルタリング、電源管理回路で広く使用されています。

アクティブSMD部品

アクティブSMDは電流の流れを制御したり、信号増幅や論理機能を提供したりします。典型的なアクティブSMD部品には、集積回路(IC)、ダイオード、トランジスタがあり、デジタル、アナログ、パワーエレクトロニクス設計の中核を形成しています。

SMDパッケージ

いくつかの種類のSMDについて言及しましたが、物理的なパッケージは依然として重要な仕様です。SMDパッケージは自動組立装置を支援するために標準化されていますが、最終的な選択は、物理的サイズ、ピン密度、熱性能、製造性の間の複雑な妥協点を含みます。

特にパワー部品や高性能部品にとって、あらゆるICパッケージの重要な仕様はその熱性能です。半導体の信頼性と寿命は、その動作温度に反比例します。

エンジニアは、部品データシートに記載されているこのような仕様を注意深く確認し、最悪のシナリオでもデバイスが安全な動作温度範囲内に留まるように努める必要があります。

一般的なSMD部品パッケージ

部品タイプパッケージ例備考
抵抗器/コンデンサ0201, 0402, 0603, 0805, 1206サイズが小さいほど高密度、手はんだが困難
ダイオード/トランジスタSOT-23, SOD-123コンパクトな半導体パッケージ
ICSOIC, QFN, BGA, TQFPピン数とピッチによって異なる
SMD Resistor/Capacitor Package Sizes
SMD抵抗器/コンデンサのパッケージサイズ
SMD resistor

抵抗器/コンデンサのパッケージ名の最初の2桁は長さを、最後の2桁は幅を表します。

Common SMD IC packages

一般的なSMD ICパッケージ

適切なSMDパッケージの選択は、密度、性能、コスト、製造性の間のトレードオフを含む重要な設計上の決定です。

パッケージタイプリードスタイル主な利点一般的な用途
SOICガルウィング手はんだ・目視検査が容易、広く入手可能。汎用IC、オペアンプ、ロジックゲート。
TQFPガルウィングSOICよりも高いピン密度で、より複雑なICに対応。マイクロコントローラ、FPGA、デジタルシグナルプロセッサ。
QFN/ DFNリードレス(底面パッド)優れた熱性能、小型フットプリント、低インダクタンス。電源管理IC、RFトランシーバー、高速インターフェース。
BGAはんだボール可能な限り最高のピン密度、最高の高周波性能。プロセッサ、FPGA、大容量メモリ(DDR RAM)。

EasyEDAなどのソフトウェアでPCBを設計していて、ライブラリに特定のチップが見つからない場合は、パッケージタイプを検索して使用できます。

PCBに適した表面実装部品の選び方

SMD部品は、パッシブ、アクティブ、電気機械に分類されます。適切なSMD部品タイプを選択するには、主要な工学的トレードオフを理解する必要があります。

  1. 抵抗器:敏感なアナログ回路には低ノイズの高精度薄膜抵抗器を使用し、コスト効率の高い汎用用途には厚膜抵抗器を使用します。
  2. コンデンサ:タイミングとフィルタリングには安定したクラス1(C0G)誘電体を使用します。デカップリングには高密度のクラス2(X7R)を使用しますが、その容量は電圧や温度によって変化することに注意してください。
  3. インダクタ:大電流には巻線型、コンパクトさには多層型を選択し、電源回路では常に飽和電流(Isat)制限を考慮して設計してください。
  4. ダイオード&トランジスタ:DFNまたは類似のパッケージのパワー部品は、PCBへの効果的な熱伝達のために露出パッドを使用します。
  5. 集積回路(IC):BGAは最も高密度な方法を提供しますが、CTEミスマッチによる応力を受ける可能性があり、QFNはサーマルパッドのはんだボイドを避けるためにステンシル設計を慎重に行う必要があります。
  6. 電気機械部品:SMDコネクタ、スイッチ、水晶振動子は物理的な相互作用とタイミングを追加し、はんだ接合部への機械的応力と周波数安定性への注意が必要です。

PCB組立におけるSMD部品

SMT組立ワークフローは、4つのステップからなる自動化プロセスです:

  1. はんだペースト印刷 はんだペーストは、ステンシルを使用して、ベアプリント基板(PCB)の部品パッドに印刷されます。
  2. 部品配置 自動ピックアンドプレースマシンが、各SMD部品をはんだペースト上に配置します。
  3. リフローはんだ付け 基板はリフローオーブンを通過し、制御された加熱サイクルによってはんだが溶融し、永久的な電気的および機械的接続が確立されます。
  4. 検査 完成したアセンブリは、品質を確保するために検査されます。検査システムには、自動光学検査(AOI)やX線検査が含まれます。

何千ものユニークな部品の調達から、AOIやX線などの高価な検査機器への投資まで、最新のSMTの技術的な複雑さは、設計者にとって大きなハードルとなっています。ここで、統合された組立サービスが非常に貴重なものとなります。

JLCPCBのようなサービスは、高度なユーザーコントロールを提供し、エンジニアが生産開始前に部品の配置と向きを手動で調整できるオンラインビューアを提供し、最終的なアセンブリが設計者の意図した設計と正確に一致することを保証します。

安心を提供するために、彼らはまた、本格的な生産が進む前に、最初に組み立てられた基板の写真を顧客が確認できる写真確認サービスも提供しています。このレベルのインタラクションは、豊富な部品ライブラリと高度な検査機能と相まって、複雑なプロセスを設計者にとって管理可能で信頼性の高いステップに変えます。

JLCPCBで手頃な価格のPCB組立サービスのための電子部品を探してみてください。

表面実装部品を扱うエンジニアのためのベストプラクティス

  1. 微細ピッチ部品には、Non-Solder Mask Defined (NSMD)パッドを使用したIPC-7351Bランドパターンガイドラインに従い、信頼性の高いはんだ接合部の形成を確保します。
  2. パワー部品に関しては、露出パッドを銅プレーンに接続する際に、フィルド&キャップドサーマルビアのアレイを使用して熱抵抗を最小限に抑えます。
  3. PCBスタックアップとトレースの形状に基づいて、高速信号用の制御インピーダンストレース(例:50Ω)を設計します。
  4. 製造元によるDFM(製造容易性設計)とDFA(組立容易性設計)の両方のチェックを実行して、製造公差と部品配置クリアランスを確認します。
  5. 希望する基板形状と機械的応力に関する制約に基づいて、Vスコアリングとタブルーティングのどちらかを決定し、パネライゼーションを計画します。

表面実装部品(SMD)の用途

特定の市場に焦点を当てるのではなく、SMDの用途は、それらが克服する技術的な課題によって説明されます。SMDは選択肢ではなく、ほとんどすべての現代の高性能回路における基本的な期待です。

  • 高速デジタル回路:SMDの低い寄生インダクタンスは、あらゆる高速PCBにとって理にかなっています。DDRメモリバス、PCIeレーン、マルチギガビットSERDESインターフェースなどの場合、SMDパッケージの寄生インダクタンスは、必要なデータレートでの最適な信号整合性のために最小限に抑えられます。
  • RFおよびマイクロ波回路:無線周波数(数百MHzから数GHz)では、1ミリメートルの配線でもインダクタとして機能します。SMD、特に0402や0201などのパッケージの小型サイズにより、Wi-Fi、5G、GPSなどのデバイスカテゴリに見られるアンプ、フィルタ、ミキサーなど、予測可能で効果的なコンパクトなRF回路が可能になります。
  • 高密度電力変換:SMDの登場により、コンパクトで効率的なスイッチモード電源(SMPS)や電圧レギュレータをメインボード上に直接設計できるようになりました。パワーMOSFET、インダクタ、コントローラIC用のさまざまなSMDパッケージはすべて、複雑な車両やPoE接続の処理に使用されるマルチレール電源システムの重要な部分です。
  • 高I/O密度コンピューティング:最新のプロセッサ、FPGA、ASICは、システムの他の部分への何千もの接続を必要とします。BGAパッケージの高いピン密度は、高密度コンピューティングアプリケーションで利用可能な多数のI/O(入力/出力)を提供する唯一の利用可能な技術です。

表面実装部品(SMD)の歴史と進化

部品を平らに実装するという概念は1960年代に始まり、主に航空宇宙分野で、重要なシステムの重量とサイズを削減するために推進されました。しかし、SMDが主流になったのは1980年代になってからでした。ソニーのウォークマンなどの民生用電子機器は、より小さく、より安く、大量生産可能なデバイスに対する巨大な市場を生み出しました。これは、スルーホール技術では効率的に満たせない需要でした。

90年代から2000年代にかけて、SMTは携帯電話やパーソナルコンピュータの主要な組立方法となり、大量生産におけるSMTの地位をさらに確固たるものにしました。現在、配置される全電子部品の90%以上がSMDであり、私たちのデジタル世界の目に見えない基盤となっています。

表面実装部品の未来

  • 01005(0.4 × 0.2 mm)による継続的な小型化。
  • より高い機能密度を実現するための、高度なSiP(System-in-Package)モジュールへの複数ダイの統合。
  • 5Gおよびミリ波信号の完全性をサポートする低損失高周波積層板の採用。
  • 予知保全と歩留まり最適化のためのAI搭載SMT組立・検査システム。
  • RoHS準拠と環境に優しいPCB材料による持続可能性への関心の高まり。

表面実装部品に関するFAQ

Q: スルーホール部品よりもSMD部品が好まれるのはなぜですか?

SMD部品は、より高い回路密度と優れた電気的性能をサポートしながら、コンパクトで自動化されたコスト効率の高いPCB組立を可能にします。

Q: 現在、最小のSMDパッケージは何ですか?

01005パッケージ(0.4 × 0.2 mm)は、現在標準化されている最小のSMDサイズであり、スマートフォン、ウェアラブル、その他の小型電子機器で広く使用されています。

Q: ホビイストは表面実装部品を使用できますか?

はい。0805や1206などの大きめのSMDパッケージは、ピンセットと細い先端のはんだごてで扱えますが、微細ピッチのICは熱風またはリフローはんだ付け装置が必要な場合があります。

Q: SMD部品はどのように検査されますか?

自動光学検査(AOI)ははんだ接合部と部品配置をチェックし、X線検査はBGAなどの隠れた接合部に使用され、機能テストは回路性能を検証します。

Q: 表面実装部品はパワーアプリケーションに適していますか?

はい、適切な熱設計とレイアウト設計があれば適しています。多くの高効率パワーIC、MOSFET、レギュレータは、放熱性を向上させ寄生要素を低減するためにSMDパッケージで製造されています。

Q: RoHS準拠とは何ですか?また、SMD部品にとってなぜ重要ですか?

RoHS(特定有害物質使用制限)準拠は、鉛、水銀、カドミウムなどの有害物質の使用を制限します。表面実装アセンブリの場合、これはより高い温度で溶融し、一貫性のある信頼性の高いはんだ接合部を確保するために厳密なリフロー制御を必要とする鉛フリーはんだ合金の使用を意味します。

Q: QFNパッケージとBGAパッケージのどちらを選ぶべきですか?

QFNとBGAパッケージの選択は、ピン数と熱要件によって異なります。QFNは中程度のピン数のデバイスに理想的で、露出したサーマルパッドによる優れた放熱性を提供します。BGAはプロセッサやFPGAなどの高ピン数ICに使用されますが、隠れたはんだ接合部のため、ビア・イン・パッド配線とX線検査が必要です。

Q: SMT PCB組立における「トゥームストーニング」とは何ですか?

トゥームストーニングは、リフロー中にチップ抵抗器やコンデンサの一端が持ち上がり、墓石のように直立してしまう、一般的なSMT欠陥です。これは、はんだペーストの塗布量が不均一である、パッド形状が正しくない、リフロープロセス中の熱勾配などによって引き起こされる、不均一なはんだ濡れ力によって発生します。

Q: 未使用のSMD部品はどのように保管すればよいですか?

多くの表面実装部品(SMD)、特にICは湿気に敏感です。乾燥剤と湿度インジケータとともに、密封された防湿バッグに保管してください。開封後、部品には耐湿性レベル(MSL)に基づく限られたフロアライフがあります。長時間さらされた場合、内部損傷を防ぐために、リフロー前に吸収された水分を除去するためのベーキングが必要です。

結論:現代の電子機器において表面実装部品が不可欠な理由

表面実装部品は、現代の電子機器の基盤です。これにより、エンジニアはより小さく、より速く、より信頼性の高いデバイスを設計できます。リワークや熱管理における課題にもかかわらず、その利点は圧倒的です。信頼性の高いPCBパートナーとして、JLCPCBはプロトタイプから量産までプロジェクトを実現するためのエンドツーエンドのSMT組立および調達サービスを提供しています。

学び続ける