This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

コンデンサ値ガイド:チャート、コード、選定、実用的な用途

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

3 min

目次
  • コンデンサ値早見表
  • どのコンデンサ値を使用すべきか?(クイックアンサー)
  • コンデンサ値とコンデンサ単位について
  • E12コンデンサ値
  • 一般的なコンデンサ値とその用途
  • コンデンサ値の読み方
  • 適切なコンデンサ値の選び方
  • コンデンサタイプが実効コンデンサ値に与える影響
  • 10µFコンデンサが実際には10µFではない理由
  • 一般的なコンデンサ選択の間違い
  • コンデンサ値に関するFAQ
  • 結論

マイクロコントローラに100nFのバイパスコンデンサを追加する場合、電源用の平滑コンデンサのサイズを決める場合、またはRCフィルタ用のコンデンサを選択する場合、誤った値を選択すると、ノイズ、不安定性、または回路性能の低下につながる可能性があります。コンデンサの選択は、ハードウェアエンジニアリングにおいて最も頻繁に直面する決定事項の1つですが、理論と物理的制約の間の適切なバランスを見つけることは、めったに簡単ではありません。

このガイドでは、コンデンサ値の仕組み、コンデンサのマーキングの読み方、一般的な回路の静電容量の計算方法、および実用的なエンジニアリング例を使用して適切なコンデンサ値を選択する方法について学びます。

コンデンサ値早見表

3桁のマーキングコードピコファラッド(pF)単位の値ナノファラッド(nF)単位の値マイクロファラッド(µF)単位の値
101100 pF0.1 nF0.0001 µF
1021,000 pF1 nF0.001 µF
10310,000 pF10 nF0.01 µF
104100,000 pF100 nF0.1 µF
1051,000,000 pF1,000 nF1.0 µF
47347,000 pF47 nF0.047 µF

どのコンデンサ値を使用すべきか?(クイックアンサー)

コンデンサ値の参考表を確認してください

回路アプリケーション一般的な値の範囲主なコンデンサ誘電体タイプ主な機能
デジタルMCUデカップリング100nF積層セラミック (MLCC X7R)高周波ノイズフィルタリング
LDO電圧レギュレータ1µF ~ 22µF低ESRタンタルまたはセラミック制御ループの安定性
アナログフィルタ100pF ~ 47nF超安定C0G / NP0セラミック信号周波数フィルタリング
水晶発振器12pF ~ 33pF高精度セラミックディスク / SMDクロック周波数調整
電源平滑化470µF ~ 4700µFラジアルアルミ電解AC主電源リップル平滑化
オーディオカップリング1µF ~ 10µFフィルムまたはポリエステルコンデンサDC遮断と信号通過

注記

一般的なルールとして、常にコンポーネントのデータシートの推奨事項から始め、その後、静電容量、電圧定格、ESR、およびパッケージサイズを検証してください。

コンデンサ値とコンデンサ単位について

コンデンサ値、または静電容量(C)は、電位差(V)あたりの静電荷(Q)を蓄えるコンポーネントの電気的特性を測定します。

この基本的な関係は、物理学の公式 Q = C × V によって支配されます。

静電容量の基本単位はファラッド(F)です。1ファラッドのコンデンサは非常に大きな電荷を蓄えるため、実際のPCB設計では、マイクロファラッド(µF)、ナノファラッド(nF)、ピコファラッド(pF)などのより小さなサブユニットが使用されます。

  • 1 µF = 10-6 F
  • 1 nF = 10-9 F
  • 1 pF = 10-12 F

メーカーはランダムな増分で部品を製造しているわけではありません。代わりに、コンポーネントは推奨数列と呼ばれる標準化された値のセットにグループ化されます。

これらの最も一般的なものはE12系列であり、1ディケードを12の対数ステップに分割します:10、12、15、18、22、27、33、39、47、56、68、82。

pF、nF、uFについて

適切な単位カテゴリを選択することは、回路のターゲット周波数領域に直接対応します。

ピコファラッド範囲のコンポーネントは、無線周波数(RF)インピーダンス整合ネットワーク、LCフィルタ、クロック水晶調整のために選択されます。

ナノファラッド範囲のコンポーネントは、デジタルICバイパスネットワークと高周波ノイズ抑制に使用されます。

マイクロファラッド範囲のコンポーネントは、ローカル電力貯蔵リザーバ、リニアレギュレータ出力安定化、および電源レールのリップル平滑化フィルタとして機能します。

capacitor unit conversion chart

図:ファラッド、マイクロファラッド(µF)、ナノファラッド(nF)、ピコファラッド(pF)間の関係を示すコンデンサ単位換算表。

E12コンデンサ値

乗数クラス標準E12対数数値ベース一般的なハードウェアアプリケーション領域
一般的なピコファラッド(pF)範囲10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82水晶発振器、RFインピーダンス整合、高周波調整
一般的なナノファラッド(nF)範囲1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 22, 47, 100, 220, 470デジタルICバイパス、高周波ノイズ抑制、アナログフィルタ
一般的なマイクロファラッド(µF)範囲1.0, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 22, 47, 100, 220, 470, 1000, 2200, 4700DC-DCバック出力フィルタ、LDO安定性、電源レールのバルク平滑化

一般的なコンデンサ値とその用途

特定の標準値を選択することで、生産をスムーズに進めることができます。以下の表は、実際の回路設計で見られる最も一般的なコンデンサ値を詳しく示しています。

値一般的な使用目的主要なハードウェア選択コンテキスト
22pF水晶負荷調整マイクロコントローラシステムクロック安定性ネットワーク
100nFローカルICデカップリング電源ピンごとの高周波デジタルノイズ抑制
10µFリニアレギュレータ出力LDO安定性と高周波過渡回復
10 µFバルクデカップリングローカルDC電源レールの中間周波数ノイズ抑制
100 µFバックコンバータバックおよびブーストレギュレータの出力リップルフィルタリング
1000 µF低周波平滑化ACブリッジ整流器後の大きな電圧リップルの抑制

22pFコンデンサ

ほとんどすべての最新のマイクロコントローラは、システムクロックを生成するために外部の水晶発振器を使用しています。これらの水晶は、正しい周波数で振動するために、正確に一致した負荷コンデンサ(通常12pFから33pF、最も一般的なのは22pF)を必要とします。負荷容量値が低すぎるとクロックが速くなりすぎ、高すぎると発振器が起動に失敗する可能性があります。

100nFコンデンサ

これはデジタルエレクトロニクスで最も広く使用されているコンデンサ値です。0402や0603などの小型の表面実装デバイスに収容された100nFセラミックコンデンサは、非常に高い自己共振周波数を備えています。これにより、ICのロジック状態に干渉する可能性のある高速な高周波デジタルスイッチングノイズを吸収するのに非常に効果的です。

1uFおよび10uFコンデンサ

これらの値は、高周波ノイズバイパスとバルク電荷蓄積の間の移行点を表します。これらは通常、リニアドロップアウト(LDO)レギュレータの出力に配置され、内部フィードバックループを安定に保ち、突然の処理ステップ中に下流の負荷からの過渡電流要求に対処します。

100uFおよび1000uFコンデンサ

これらのバルク値は、主にアルミ電解コンデンサまたはポリマーコンデンサです。物理的なサイズが大きく、内部寄生要素が高いため、高周波ノイズをフィルタリングすることはできませんが、電源のAC電圧リップルを平滑化したり、DCモータードライブなどの大きなスイッチング負荷に電力を供給したりする低周波バルクリザーバとして非常に効果的です。

コンデンサ値の読み方

表面実装デバイス(SMD)セラミックコンデンサと小型のラジアルディスクコンデンサは、基本単位が常にピコファラッド(pF)である3桁のマーキングコードシステムを使用します。

最初の2桁は値の有効数字を表し、3桁目は乗数(追加するゼロの数)を表します。

接尾辞の文字は許容差定格を示します(J = ±5%、K = ±10%、M = ±20%)。

小さなSMDコンポーネントの識別については、SMDコンデンサコードの読み方ガイドを直接参照してください。

3桁のコンデンサコードについて

three digit smd capacitor marking code

図:3桁のSMDコンデンサのマーキングコードがナノファラッド単位に変換される様子を示しています。

コンデンサの許容差マーキング

3桁のコードの横に4番目の文字が印刷され、製造許容差を示すことがよくあります。

クラスIセラミックコンポーネント(精密タイミングに使用されるC0G/NP0誘電体など)は、通常「J」(±5%)の許容差スタンプを表示します。

クラスIIデカップリングセラミック(バイパス経路で使用されるX7Rなど)は、一般的に「K」(±10%)または「M」(±20%)のマーキングを特徴とし、正確な静電容量値が重要でないバルクレール平滑化には完全に受け入れられます。

適切なコンデンサ値の選び方

コンデンサの選択は、静電容量だけに基づいているわけではありません。エンジニアは、電圧定格、誘電体タイプ、ESR、許容差、パッケージサイズ、動作温度も考慮する必要があります。普遍的なコンデンサ値はありません。正しい値は、回路図における回路機能に完全に依存します。

エンジニアリングのヒント:デジタル回路の場合、100nFがデカップリングの開始点として推奨されることがよくありますが、デバイスによって電力要件が大幅に異なるため、常にICメーカーのデータシートに対してコンデンサ値を検証してください。

デカップリングコンデンサ(STM32マイクロコントローラの例)

デジタルマイクロコントローラは、システムクロック速度に対応して、短く激しいバーストで電流を引き込みます。デカップリングコンデンサはローカルな高周波バッテリとして機能し、ノイズが電源グリッド全体に広がる前に抑制します。

STM32などの標準的なマイクロコントローラの場合、すべてのVDDピンのすぐ隣に専用の100 nFセラミックコンデンサを配置することが必須です。さらに、メインの電源入力トレースには、低周波の過渡負荷変動に対処するための共有バルク4.7uF-10uFタンタルまたはセラミックコンデンサが必要です。

high frequency decoupling capacitor placement adjacent

図:アクティブコンポーネントピンに隣接する高周波デカップリングコンデンサの配置を示しています。

電圧レギュレータ(AMS1117 LDOの例)

一般的なAMS1117リニアレギュレータのデータシートには、上流の電源配線の寄生インダクタンスに対抗するための10µF入力コンデンサが指定されています。出力の安定性とクリーンな負荷過渡回復のために、最小10µFの低ESRタンタルまたはアルミ電解コンデンサが必須です。ESRの不一致は、制御ループに深刻な電圧発振を引き起こす可能性があります。

バックコンバータ

高周波ステップダウンバックコンバータは、高いRMSリップル電流を処理するために、10µFまたは22µF X7Rセラミックコンデンサのペアなどの低ESR入力コンデンサを必要とします。出力フィルタには、出力電圧リップルを最小限に抑え、制御ループの安定性を維持するために、合計22µFから100µFの低ESRセラミックまたはポリマーコンデンサネットワークが必要です。

電源フィルタリング

電源出力リップル電圧を特定のしきい値以下に保つために必要なバルクフィルタ静電容量を計算するには、リップル方程式を使用します。

ここで、I_loadはアンペア単位の連続負荷電流、fは整流後の周波数(50Hz全波整流トランスの場合100Hzなど)、V_rippleは許容最大ピークツーピーク電圧リップルです。

  • 例: 1.0 Aを供給し、100 Hz全波整流ブリッジで許容最大ピークツーピークリップルが2.0 Vの12V DCリニア電源の場合、計算は次のようになります: C = 1.0 / (100 × 2.0) = 0.005 F = 5,000 µF

ripple voltage vs smoothing capacitance

図:バルクフィルタ静電容量が増加するにつれて、ピークツーピーク電圧リップルが減少する様子を示しています。

RCタイミング

基本的な抵抗-コンデンサ充電ネットワークの時間遅延(タウ)を計算するには、時定数方程式を使用します。

time constant equation

ここで、タウは総供給電荷の63.2%に達するまでの秒単位の時間、Rはオーム単位の抵抗、Cはファラッド単位の静電容量です。

  • 例: 100 kオームのプルアップ抵抗と10µFのコンデンサを組み合わせて、自動化されたハードウェアパワーオンリセット遅延を作成する場合、時定数は次のようになります: τ = 100,000 × (10 × 10-6) = 1.0 秒

フィルタ

パッシブ単次RCフィルタネットワークの正確な-3 dBカットオフ周波数(fc)を見つけるには、標準的なカットオフ公式を使用します。

  • 例: 固定1 kオームの直列抵抗を使用して15 kHz以上の高周波センサーノイズを除去する必要がある場合、公式を再配置して必要なコンデンサ値を見つけます: C = 1 / (2 × π × 1000 × 15000) = 10.61 nF この計算値を最も近い標準E12系列サイズに調整します。これは10nFセラミックコンデンサです。

手頃な価格で
高品質なPCB製造

コンデンサ値を選択したら、PCBファイルをJLCPCBにアップロードして、自動DFM解析、リアルタイム見積もり、および完全なPCBアセンブリサービスを利用してください。今すぐ見積もりを取得 >

jlcpcb pcb assembly service banner 1

コンデンサタイプが実効コンデンサ値に与える影響

一般的な落とし穴は、同じマイクロファラッド(µF)定格の2つのコンデンサが回路内で同じように動作すると想定することです。コンポーネントの構造材料は、実際の回路性能を大幅に変える独自の物理的トレードオフを導入します。

図:SMDコンデンサの主なタイプ:セラミック(MLCC)、タンタル、アルミ電解、フィルム

積層セラミックコンデンサ(MLCC)

非常に低い等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)を提供します。ただし、電圧対体積効率が低く、DCバイアス条件下で大幅な静電容量損失に悩まされます。ローカルな高周波デカップリングに最適です。

アルミ電解コンデンサ

低コストで優れた体積あたりのバルク静電容量密度を提供します。欠点としては、内部ESRが高く、漏れ電流が大きいこと、液体電解質が時間の経過とともに乾燥する可能性があることです。主に低周波の電源フィルタリングに使用されます。

タンタルコンデンサ

コンパクトなフットプリントで安定したバルク静電容量を提供し、低ESRと優れた温度安定性を備えています。重要なことに、タンタルコンデンサは、定格を超える電圧スパイクにさらされると、短絡や発火によって壊滅的に故障する可能性があります。分極したパッケージを扱う場合は、JLCPCBのコンデンサ極性ガイドに概説されている電圧マージンに注意してください。

フィルムコンデンサ

フィルムコンデンサは、誘電体として薄いプラスチックフィルム(ポリエステル、ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)を使用します。これらは無極性で、物理的に堅牢であり、温度と時間に対して優れたパラメータ安定性を提供します。非常に低い誘電吸収、低い漏れ電流、高いピーク電流処理能力を備えており、オーディオ信号経路のカップリング、精密アナログタイミング回路、AC電源ラインフィルタ、産業用スナバネットワークで非常に好まれていますが、同等の値のセラミックオプションよりも物理的に大きいです。

10µFコンデンサが実際には10µFではない理由

クラスIIセラミックコンデンサ(X5RやX7Rなど)に関する最も驚くべき問題の1つは、DCバイアス依存性の影響を受けやすいことです。

セラミックコンデンサに連続DC電圧が印加されると、内部の強誘電体結晶構造が部分的な分極ロックを受けます。この構造変化により、実効静電容量が大幅に減少します。

コンデンサのDCバイアス効果について

公称リスト記載のコンデンサ値誘電体クラス最大DC電圧定格動作DCバイアス電圧実際の機能静電容量値
10 µFX5Rセラミック6.3 V5.0 V印加バイアス3.8 µF(62%の値損失)
10 µFX7Rセラミック25 V5.0 V印加バイアス8.4 µF(16%の値損失)
10 µFタンタル16 V12.0 V印加バイアス10.0 µF(0%の値損失)

静電容量損失を減らす方法

DCバイアス損失が回路を損なうのを防ぐには、実際の動作レールよりも大幅に高い(少なくとも2倍から3倍)電圧定格のセラミックコンデンサを選択してください。

あるいは、より大きなフットプリント(0402の代わりに0805や1206など)を割り当てることもできます。これは、物理的に大きなケースサイズはDC負荷下で実効静電容量をはるかによく維持するためです。

一般的なコンデンサ選択の間違い

  • MLCC DCバイアス依存性を無視する:電圧下での静電容量低下を考慮せずに、公称値のみに基づいてセラミックコンデンサを選択すること。
  • 高周波フィルタリングにアルミ電解コンデンサを使用する:内部ESLが高いため、電解コンデンサは数メガヘルツ以上の高速デジタルロジックスイッチングノイズのフィルタリングには役に立ちません。
  • 奇妙で非標準的な値を選択する:非標準値を指定すると、調達コストが上昇し、自動化されたピックアンドプレース組立ラインが遅くなります。一般的な部品に標準化することで、部品表(BOM)を最適化できます。
  • フットプリントサイズの可用性を無視する:フットプリントの最適化を複雑にする巨大なコンポーネントサイズを強制する値と電圧の組み合わせを選択すること。クリーンなレイアウト実装ルールについては、SMTはんだパッド設計ガイドを参照してください。

コンデンサ値に関するFAQ

Q: どのコンデンサ値を使用すればよいですか?

ターゲット値はアプリケーションによって異なります。ローカルなデジタルIC電源ピンのデカップリングには100nF、リニア電圧レギュレータループには10µFから47µFを使用し、アナログ信号ラインには明示的なフィルタ公式を使用してください。

Q: 静電容量が大きいほど良いですか?

いいえ。より大きなコンデンサはより多くのバルクエネルギー貯蔵を提供しますが、通常、より高い寄生インダクタンス(ESL)とより低い自己共振周波数を導入します。これにより、高周波ノイズをフィルタリングする能力が低下します。

Q: 10µFコンデンサを100µFの値に置き換えることはできますか?

基本的な低周波電源平滑化ネットワークでは、はい。ただし、スイッチングレギュレータや敏感なLDOフィードバック回路では、この変更によりループ安定性が変わり、電圧発振を引き起こす可能性があります。

Q: 100nFのコンデンサ値が非常に一般的なのはなぜですか?

これは、低い寄生インダクタンス(ESL)と、一般的な3.3Vおよび5Vデジタル回路の高周波スイッチングノイズを抑制するのに十分なエネルギー容量の間の最適なバランスを実現します。

Q: 10µFコンデンサが10µF未満に測定されるのはなぜですか?

これは通常、セラミックコンデンサのDCバイアス依存性効果によって引き起こされます。これは内部の誘電体構造を分極させ、実効静電容量を低下させるか、またはコンポーネントの定格テスト仕様と一致しないAC周波数でテストすることによって引き起こされます。

Q: より高い電圧定格のコンデンサを使用できますか?

はい。コンデンサの電圧定格は、その最大安全動作限界です。より高い電圧のコンデンサを使用すると、優れた安全マージンが得られ、セラミックコンポーネントのDCバイアス依存性による静電容量低下が減少します。

Q: 回路の静電容量が低すぎるとどうなりますか?

不十分な静電容量は、ノイズフィルタリングの低下、ロジックステップ中の電源レール電圧降下、制御ループの不安定性、アナログフィルタのカットオフ周波数のずれにつながります。

Q: 102と表示されたコンデンサの値は何ですか?

コード「102」と表示されたコンデンサの値は1,000 pF(ピコファラッド)で、これは1 nF(ナノファラッド)または0.001 uF(マイクロファラッド)に相当します。このコードは、10の後に2つのゼロが続くと解読されます。

Q: コンデンサの104とはどういう意味ですか?

コード「104」は100,000 pF(ピコファラッド)を意味します。これは直接100 nF(ナノファラッド)または0.1 uF(マイクロファラッド)に変換されます。これは、最新のデジタル回路で使用される最も一般的なバイパスおよびデカップリングコンデンサ値です。

Q: uFとnFの違いは何ですか?

違いはスケールです。1マイクロファラッド(uF)は1,000ナノファラッド(nF)に相当します。uFをnFに変換するには、1,000を掛けます(例:0.1uF = 100nF)。nFをuFに変換するには、値を1,000で割ります。

結論

すべての回路に単一の「正しい」コンデンサ値があるわけではありません。最良の選択は、コンデンサがデカップリング、フィルタリング、タイミング、カップリング、またはエネルギー貯蔵のいずれに使用されるかによって異なります。

コンデンサ値をうまく選択するには、最初に回路機能を分析し、次にコンポーネントの物理的制限を分析する必要があります。公称静電容量とDCバイアス損失、等価直列抵抗(ESR)、電圧定格のバランスを取ることで、電源レールを静かに保ち、制御ループを安定に保つことができます。

標準的なE12系列値で設計し、ターゲットとなる動作周波数を理解することで、より堅牢なハードウェアを構築し、一般的なPCB設計の間違いを回避できます。

学び続ける