SMDパッケージの解説
2 min
- SMDパッケージの種類
- 適切なSMDパッケージの選び方
- 結論
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。
これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります:
● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。
● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。
● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。
かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。
しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。
このガイドでは、最も一般的なSMDパッケージ、それらのトレードオフ、および重要なPCB設計ルールについて詳しく説明します。
SMDパッケージの種類
選択するSMDパッケージによって、部品密度、熱特性、電気的特性(特に高周波での)、および製造性が決まります。このセクションでは、単純な受動部品から複雑なICまで、最も一般的に使用されるSMDパッケージをリストアップします。
#1 SMD受動部品パッケージ(抵抗器、コンデンサ、インダクタ)
受動部品は、あらゆる回路の基盤です。それらのSMDパッケージは、EIA(電子工業会)コードによって標準化されており、物理的な寸法が直接示されています。
これらのコード(例:1206、0805、0603)は、インペリアル単位(「ミル」、1/1000インチ)で表されます。例えば、1206パッケージは、長さ約120ミル、幅60ミルです。対応するメートル法コード(1206の場合3216)は、寸法をミリメートルの10分の1(3.2mm × 1.6mm)で表します。
SMDパッケージ:サイズ、電力、組立容易性のバランス
● 1206(3.2×1.6 mm): かつては標準でしたが、現在ではSMD 1206部品は大型に分類されます。このパッケージサイズは、より大きな電力消費(抵抗器の場合0.25Wなど)を可能にし、手はんだ付けが容易なため、プロトタイピング、電源回路、ホビー向けプロジェクトに最適な選択肢です。
● 0805(2.0×1.2 mm): 取り扱いやすさと部品密度のバランスが取れた、一般的なSMDパッケージサイズです。
● 0603(1.6×0.8 mm): 現在、量産電子機器で最も一般的なSMDパッケージでしょう。小型サイズと高密度実装のバランスに優れています。
● 0402(1.0×0.5 mm): スマートフォンやモジュールなどの高密度アプリケーションで広く使用されています。手はんだ付けはほぼ不可能です。
● 0201(0.6×0.3 mm): 極限の小型化(ウェアラブル、RFモジュール)に最適な「定番」です。質量が小さくリード長が最小限であるため、寄生インダクタンスが非常に低く、高周波回路に理想的です。
受動部品の選択はトレードオフの問題です。大型のSMDパッケージはより多くの電力を処理できますが寄生インダクタンスが高く、小型のSMDパッケージはRF/高密度に適している一方で、電力定格が低く、より高度な組立プロセスが必要です。
利用可能なすべてのSMDオプションを調べるには、豊富なJLCPCB PCBアセンブリ部品ライブラリを参照して、次のPCB設計に利用できる部品を確認できます。
| パッケージコード(インペリアル) | メートルコード(mm) | 標準電力定格(抵抗器) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 0603 | 0.05W | 超小型(ウェアラブル、RF) |
| 0402 | 1005 | 0.062W | 高密度(スマートフォン) |
| 0603 | 1608 | 0.1W | 汎用電子機器 |
| 0805 | 2012 | 0.125W | 汎用、プロトタイピング |
| 1206 | 3216 | 0.25W | 電源回路、プロトタイピング |
注:値は標準的なものです。正確なパッドレイアウトと電力定格については、必ず部品データシートを参照してください。
一般的な受動SMDパッケージの寸法。
受動SMDパッドの設計ルール:
製造プロセスを確実にするには、ソルダーマスクとステンシル開口部の2つの要素が重要です。
1. ソルダーマスク: ソルダーマスクの開口部は、銅パッドよりも大きくなければなりません。これはNon-Solder Mask Defined(NSMD)パッドと呼ばれ、はんだが銅パッドの上面と側面に付着することを可能にし、はんだフィレットがより強固で信頼性の高い接合を形成できるようにします。一般的なソルダーマスクの拡張は、全側面で50〜75µm(マイクロメートル)です。
2. ステンシル開口部: はんだペーストステンシル内の開口部によって、堆積されるはんだの量が決まります。受動部品の場合、開口部は通常銅パッドと1:1であるか、はんだが押し出されてはんだボールが形成されるのを防ぐために10%縮小されます(「ホームプレーティング」とも呼ばれます)。
#2 SMD能動部品パッケージ(IC、トランジスタ、ダイオード)
能動部品(IC、トランジスタ、ダイオード)には多種多様なパッケージがあり、大きく分けてリード付きパッケージとリードレスパッケージに分類できます。
リード付きパッケージ(SOT、SOIC、TSSOP、QFP)
これらのSMDパッケージには、PCBの表面にはんだ付けされる金属製の「脚」またはリードが露出しています。
● SOT(Small Outline Transistor): ディスクリート部品に最も一般的に使用されます。SOT-23パッケージは、トランジスタ、ダイオード、基本的な電圧レギュレータに非常に一般的です。より高い電力(1〜2W)の場合、SOT-223はより大きなボディと放熱用の金属タブを備えています。
● SOIC(Small Outline Integrated Circuit): これは、従来のスルーホールDIPパッケージに相当し、2辺に「ガルウィング」リードがあります。
● TSSOP(Thin Shrink Small Outline Package): SOICよりも薄く、リードピッチが細かい(例:0.65mmまたは0.5mm)ため、より小さな面積により多くのピンを収めることができます。
● QFP(Quad Flat Package): 4辺すべてにリードがある正方形のパッケージで、マイクロコントローラやその他の複雑なICに一般的に使用されます。
リード付きパッケージの主な利点は、検査が容易なことです。はんだ接合部を目視で検査し、ブリッジ、コールドジョイント、オープンを確認できます。
一般的なリード付きSMDパッケージ
リードレス&ボトムターミナルパッケージ(QFN、DFN、BGA)
これらの最新のSMDパッケージは、外部リードを排除することで、最高の密度と性能を提供します。部品の底面にあるパッドまたははんだボールを使用して接続を行います。
● DFN/QFN(Dual/Quad Flat No-Lead): これらはリードを持たず、代わりに下面に「ランド」(金属パッド)を持つパッケージです。これにより、パッケージサイズのフットプリントが大幅に削減され、さらに重要なことに、シリコンダイからPCBへの電気経路が短縮され、寄生インダクタンスと抵抗が大幅に低減されます。これにより、QFNパッケージは高速およびRFアプリケーションに非常に有利です。
● BGA(Ball Grid Array): I/O密度の究極です。BGAは、パッケージ下面のはんだボールのグリッドを使用して接続を行うため、非常に小さな面積に数百から数千の接続を実現できます。
リードレス&ボトムターミナルパッケージ(QFN、DFN、BGA)
適切なSMDパッケージの選び方
これほど多くのSMDパッケージがある中で、エンジニアや設計者はどのようにして正しい選択をするのでしょうか? 単一の「最良の」パッケージはありません。「適切な」SMDパッケージとは、プロジェクトの特定の制約に最も適合するものです。
SMD部品を選択する際には、以下の重要な質問をしてください:
1. 物理的制約: ボードサイズと高さの制限は何ですか? フィットネストラッカーでは超薄型のTSSOPや0201パッケージが必要になる場合があり、デスクトップ電源では1206用のスペースがあります。
2. 電気的性能: 動作周波数はどれくらいですか? DCまたは低速信号の場合、0603やSOICで十分です。2.4GHz RF無線の場合、0402受動部品とQFNパッケージの低い寄生効果が不可欠です。
3. 熱管理: 部品はどのくらいの電力を消費しますか? SOT-23の単純なロジックゲートで十分です。3Aスイッチングレギュレータや高性能プロセッサには、QFN、SOT-223、またはより大きなパワーパッケージのサーマルパッドが必要です。
4. 製造性(DFM): 一度きりの プロトタイプを製作していますか、それとも少量生産を製造していますか?
○ プロトタイピング: デバッグやリワークが容易な、より大きく手はんだ付け可能なパッケージ(例:1206、0805、SOIC、QFP)を優先します。
○ 少量生産: ボードサイズとコストを削減するために、より小型で自動化に適したパッケージ(例:0402、0201、QFN)を優先します。
5. コストと入手性: 一般的な標準SMDパッケージ(0603、SOT-23、SOICなど)は、多くの場合、より多く生産されているため、サプライヤーからの価格が安く、入手しやすい傾向があります。
迅速かつ手頃な価格のプロトタイピングには、JLCPCBが短納期PCBアセンブリサービスを提供しており、ホビイストとプロフェッショナルの両方に効率的に高品質な結果を提供します。そのため、PCBAプロトタイプと少量PCBアセンブリの両方に最適な選択肢となっています。
結論
SMDパッケージの進化は、エンジニアリングにおけるトレードオフを完璧に示しています。プロトタイピングや電源アプリケーションに理想的な、シンプルで堅牢な1206 SMDパッケージから、現代の電子機器の密度と速度を可能にする一方で、設計と組立の複雑さをもたらす、高度に統合された高性能QFNパッケージへと進化してきました。
熟練した電子設計者は、この状況を理解することの重要性を認識しています。部品の電気的価値だけでなく、その物理的パッケージをシステムの不可欠な部分として考慮することが重要です。この傾向は今後も続き、01005受動部品や3Dスタックパッケージが将来的にさらに普及すると考えられます。
設計が1206 SMD部品を使用した単純なホビイスト向けボードであれ、QFNやBGAを組み込んだ高度な高速デバイスであれ、それを実現するには、表面実装技術の全範囲に精通した製造パートナーが必要です。
JLCPCBは、業界をリードするPCB製造およびSMTアセンブリサービスを提供し、設計を具体的な製品に変えます。SMTアセンブリを完了する準備はできましたか? 今すぐ見積もりを取得して、革新的な設計に命を吹き込みましょう!
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......