BGAパッケージの種類:違い、用途、選定ガイド
2 min
- BGAパッケージタイプの簡単比較
- BGAパッケージのタイプ解説
- 高速・高信頼性PCB設計に適したBGAパッケージの選び方
- BGAパッケージの構造と主要パラメータの解説
- 結論
- BGAに関するFAQ
BGAパッケージの種類をお探しの方は、おそらくどのタイプがお客様のPCB設計、性能、または製造ニーズに適合するかを理解しようとしていることでしょう。PBGA、CBGA、FBGAなどの選択肢があり、各パッケージには熱性能、コスト、信頼性において異なるトレードオフがあります。誤ったタイプを選択すると、配線の課題、組み立て不良、さらには製品の故障につながる可能性があります。
このガイドでは、主要なBGAパッケージタイプをすべて解説し、それらの主な違いを比較し、お客様のアプリケーションに適したものを選択する方法を説明します。これにより、自信を持って設計し、コストのかかるミスを回避できます。

図:高密度配線PCBに実装されたボールグリッドアレイ(BGA)パッケージのマクロビュー。
BGAパッケージタイプの簡単比較
| パッケージ タイプ | ボールピッチ範囲 | 基板材料 | 代表的な用途 | 熱性能 |
|---|---|---|---|---|
| プラスチックボールグリッドアレイ(PBGA) | 1.27mm - 1.0mm | BT樹脂、FR-4 | 民生用電子機器、MCU | 中程度(θJA: 25 - 35℃/W) |
| セラミックボールグリッドアレイ(CBGA) | 1.27mm | セラミック(Al 2 O 3 ) | 航空宇宙、軍事 | 優れている(θ JA : 15 - 20℃/W) |
| テープボールグリッドアレイ(TBGA) | 0.8mm - 0.5mm | ポリイミドテープ | モバイル機器 | 良好(超薄型プロファイル) |
| フリップチップボールグリッドアレイ(FCBGA) | 1.27mm - 0.8mm | 有機ラミネート | 高性能プロセッサ | 非常に優れている(θJA: 10 - 18℃/W) |
| マイクロBGA | 0.65mm - 0.4mm | 薄型有機材料 | IoT、ウェアラブル、センサー | 中程度(ダイサイズに制限あり) |
| 熱強化型BGAパッケージ | 1.27mm - 1.0mm | 有機材料+ヒートスプレッダ | パワーアンプ、ハイエンドFPGA | 優れている(θJA: <12-18℃/W) |
| メタルボールグリッドアレイ(MBGA) | 1.27mm - 1.0mm | 金属(アルミニウム) | 産業用モーター、アンプ | 優れている(θJA: <15℃/W) |
BGAパッケージのタイプ解説
#1 プラスチックボールグリッドアレイ(PBGA)
基板構成:PBGAは、BT(ビスマレイミドトリアジン)樹脂製の基板を使用します。標準的なFR-4ではなくBT樹脂が選ばれる理由は、より高いガラス転移温度(Tg ≈ 180℃)と低い吸湿性を持つためです。
熱機械的制約:PBGAにおける主要な故障モードは、はんだ接合部へのせん断ひずみです。これは、シリコンダイ(2.6 ppm/℃)と有機ラミネート基板(≈ 13-17ppm/℃)の間の熱膨張係数(CTE)のミスマッチによって引き起こされます。
耐湿性:PBGAは吸湿することで知られています。J-STD-020によると、通常のレベルはMSL 3およびMSL 4です。フロアライフの制限を超えた場合、125℃でのベーキングなしでは使用できません。これは、リフロー中の急速に膨張する水蒸気によって引き起こされる非常に深刻な剥離問題である「ポップコーン現象」を防ぐためです。
図:ワイヤボンディングとBT樹脂基板層を示すPBGA構造。
注記
PCBAに特定のPBGAコンポーネントが必要ですか?JLCPCB部品ライブラリで在庫状況をご確認ください。
#2 セラミックボールグリッドアレイ(CBGA)
極限環境(航空宇宙、通信)でも信頼性が必須となる場合、セラミックボールグリッドアレイ(CBGA)が好ましい選択肢となります。
基板:多層同時焼成セラミック(Al2O3)基板を使用します。
CTEマッチング:セラミック基板(CTE ≈ 6.7 ppm/℃)はシリコンダイとほぼ完全にマッチングしています。これにより、ダイ接合界面での応力が大幅に低減されますが、その応力はPCBとパッケージ間のはんだ接合部に伝達されます。
「非溶融」ボール:PBGAとは異なり、CBGAは多くの場合、共晶はんだでパッケージに取り付けられた高温はんだボール(90Pb/10Sn)を利用します。標準的なSMTリフロー(SAC305プロファイル)中、主球は溶融せず、共晶界面のみがリフローし、一貫したスタンドオフ高さを維持します。
#3 フリップチップボールグリッドアレイ(FCBGA)
高性能コンピューティング(CPU、GPU、ASIC)では、ワイヤボンドは許容できないインダクタンスを導入します。フリップチップBGA(FCBGA)は、ワイヤをC4(Controlled Collapse Chip Connection)バンプに置き換えます。
インダクタンス低減:典型的なワイヤボンドは2〜3nHの寄生インダクタンスを導入します。C4バンプはこれを<0.2nHに低減し、これは高速SerDesレーン(>10 Gbps)に不可欠です。
電源供給ネットワーク(PDN):垂直経路はより低いインピーダンス(ZPDN)を提供し、高いdi/dtスイッチング時の電圧ドループ(Vdroop)の低減に大きく貢献します。
アンダーフィルの物理:ダイがバンプを介して基板に剛直に取り付けられているため、キャピラリーアンダーフィルエポキシがダイと基板の間に注入されます。この材料は、熱機械的応力を再分配し、バンプのクラッキング(疲労破壊)を防ぐように設計されています。
| パラメータ | FCBGA | ワイヤボンドPBGA | 性能向上 |
|---|---|---|---|
| 寄生インダクタンス | 0.2-0.5 nH | 2-5 nH | 5-10倍の低減 |
| 最大周波数 | >5 GHz | 2-3 GHz | >60%の向上 |
| 熱抵抗(θJC) | 0.1-0.3°C/W | 1-3°C/W | 5-10倍の向上 |
| 電力供給 (PDNインピーダンス) | <5 mΩ | 15-30 mΩ | 3-6倍の向上 |
図:ワイヤボンドBGAとフリップチップBGA技術間の信号経路インダクタンス比較。
#4 テープボールグリッドアレイ(TBGA)
テープボールグリッドアレイで使用される技術は、25〜75𝜇mの厚さと銅回路層を備えたフレキシブルポリイミドテープ基板で構成されています。
熱性能:TBGAは通常、「キャビティダウン」構成で構築され、ダイの裏面をヒートスプレッダに直接取り付けることができます。
用途:中程度のピン数と優れた放熱性を必要とする薄型モバイル機器に最適です。
#5 マイクロBGA
マイクロBGA(μBGA)は、チップスケールパッケージ(CSP)の一般的な形態であり、通常、フットプリントはダイサイズの1.2倍以下です。スペースが重要となるスマートフォン、ウェアラブル、メモリデバイスで広く使用されています。
極細ピッチ:ボールピッチは通常0.5mmから0.3mm以下に縮小され、高い実装精度と精密なステンシル設計が必要です。
はんだペーストの考慮事項:0.4mm未満のピッチでは、タイプ4はんだペーストはステンシルとプロセス制御によっては印刷性の限界に直面する可能性があり、タイプ5またはより細かいペーストが一貫した塗布に適しています。
信頼性と補強:はんだ接合部の体積が小さくCTEミスマッチがあるため、μBGAは機械的および熱的疲労の影響を受けやすくなっています。ドロップおよび熱的信頼性を向上させるために、アンダーフィル(キャピラリーまたはコーナーボンディング)が一般的に使用されます。
製造への影響:ファインピッチとはんだ接合部が隠れているため、検査とリワークがより困難になり、X線検査と厳格なプロセス制御が必要です。
#6 熱強化型BGAパッケージ(例:ePBGA)
熱強化型BGAパッケージは、放熱が重要となる高電力アプリケーション(通常5〜20 W以上)向けに設計されています。
構造:これらのパッケージは、金属製ヒートスプレッダまたは「スラグ」(一般的には銅またはアルミニウム)をパッケージ構造に統合しています。ダイはこの熱インターフェースに直接取り付けられ、効率的な熱伝達のための低熱抵抗経路を提供します。
熱性能:標準的なPBGAと比較して、熱強化型BGAは、PCB実装に応じて、ジャンクション対ケース熱抵抗(θJC)と全体的な放熱を大幅に改善できます。
PCB設計上の注意:熱的利点を最大限に活用するには、設計者はパッケージの下に高密度のサーマルビア(多くの場合、ビアインパッド、フィルドまたはキャップ付き)を使用して、内部プレーンに熱を伝達する必要があります。適切な銅の分布とスタックアップ設計は、最適な性能のために重要です。

図: 熱管理用の統合ヒートシンクを備えた強化BGA構造。
#7 メタルボールグリッドアレイ(MBGA)
メタルボールグリッドアレイ(MBGA)は、他のタイプに見られる標準的な有機またはセラミック基板ではなく、金属基板(通常は陽極酸化アルミニウム)を利用します。
構造:シリコンダイは、熱伝導性接着剤を使用して金属基板に取り付けられます。薄膜回路層が金属にラミネートされて電気的配線を提供し、ワイヤボンディングを介して接続されます。
熱物理:アルミニウムコアは大型の一体型ヒートシンクとして機能します。これにより、MBGAはセラミックBGA(CBGA)に匹敵する熱性能を、大幅に低いコストで達成できます。
用途:MBGAは、放熱が主要な設計制約となる産業用モーターコントローラー、高電力オペアンプ、通信回線カードに好ましい選択肢です。

図:放熱用のアルミニウム基板を示すメタルボールグリッドアレイパッケージ構造。
高速・高信頼性PCB設計に適したBGAパッケージの選び方
適切なBGAパッケージの選択には、電気的、熱的、機械的、およびコストパラメータの体系的な検討が必要です。

パッシブ冷却でTj < 100℃を維持できない場合は、CBGAまたはEBGAバリアントにアップグレードしてください。
| アプリケーション分野 | 推奨BGA | 主な選択要因 | コスト層 |
|---|---|---|---|
| 民生用電子機器 | PBGA | コスト効率、適切な性能 | $ |
| モバイル/ウェアラブル | TBGA、マイクロBGA | 超薄型プロファイル、ファインピッチI/O | $$ |
| 高性能コンピューティング | FCBGA | 最大の電気的性能、低ZPDN | $$$ |
| 航空宇宙/軍事 | CBGA、CGA | 高信頼性、CTEマッチング、堅牢性 | $$$$ |
| IoTセンサー | マイクロBGA | 小型化、低プロファイル | $$ |
| パワーエレクトロニクス | EBGA | 強化された熱管理(>10W) | $$$ |
BGAパッケージの構造と主要パラメータの解説
BGAの核心は、基板(有機またはセラミック)、ダイ取付領域、相互接続構造(ワイヤボンドまたはフリップチップバンプ)、封止材料、およびはんだボールアレイの5つの主要コンポーネントで構成されています。
その中で、基板は機械的キャリアと電気的インターフェースの両方の役割を果たし、ダイから周辺接続への信号伝導を行います。
以下の重要なパラメータがBGAの性能特性を定義します:
- ボールピッチ:2つのはんだボールの中心間の距離は、最も古い設計では1.5mmであり、極細ピッチタイプでは0.4mmまで小さくなります。
- 基板材料:BT(ビスマレイミドトリアジン)樹脂は電気的特性の点で最良の選択肢であり、FR-4は価格の点で最良の選択肢ですが、セラミック基板は最良の熱伝導率とシリコンと同じCTEを持っています。
- はんだ組成:従来の共晶SnPb(63/37スズ-鉛)は、SAC305(96.5% スズ、3% 銀、0.5% 銅)やSAC405などの鉛フリー代替品に大部分が置き換えられています。これらの合金は融点と機械的特性が異なり、これらがJLCPCB PCBアセンブリのリフロープロセスの主な要因です。
結論
すべてのタイプのBGAパッケージが交換可能であるわけではありません。選択は配線の複雑さ、熱性能、および組み立て歩留まりに直接影響します。
- コスト重視の汎用設計にはPBGAを使用します。
- 熱的安定性と信頼性が重要な場合はCBGAを選択します。
- スペースと信号整合性が重要となる高密度・高速アプリケーションにはFBGAまたはファインピッチBGAを選択します。
選択を確定する前に、必ずボールピッチの互換性、PCBスタックアップ能力(HDIかどうか)、およびリフロー制御や検査アクセスなどの組み立て制限を確認してください。
実際には、「最良の」BGAパッケージとは、お客様のPCB設計と製造プロセスが確実にサポートできるものであり、単に仕様上で最高の性能を持つものではありません。
信頼性の高い実装には、リフローの物理を理解している製造パートナーが必要です。0.35mmピッチ組み立て、10ゾーンリフロープロファイリング、100% 3D X線検査の能力により、JLCPCBは高密度設計がシミュレーションどおりに動作することを保証します。
プロトタイプの準備はできましたか?JLCPCBで高精度BGA組み立ての即時見積もりを取得してください。
BGAに関するFAQ
Q: 最も一般的なBGAタイプは何ですか?
PBGA(プラスチックボールグリッドアレイ)は、ほとんどの民生用および産業用電子機器の業界標準です。非常にコスト効率が高く、優れた電気的性能を提供し、標準的なFR-4 PCB材料との熱膨張係数(CTE)のマッチングが良好なため、信頼性の高いはんだ接合部を提供します。
一般的な用途:マイクロプロセッサ、メモリチップ(DDR)、ネットワークコントローラー。
Q: 最も優れた熱性能を持つBGAはどれですか?
高ワット数のアプリケーションでは、熱強化型BGA(ePBGA)とFCBGA(フリップチップBGA)がトップパフォーマーです。空気流とPCBサーマルビア設計に応じて、5Wから20W以上を処理できます。
Q: PBGAとCBGAの違いは何ですか?
主な違いは基板材料にあります:
PBGA(プラスチック):プラスチックベースのラミネートを使用します。より軽く、より安価ですが、熱伝導率は低くなります。
CBGA(セラミック):セラミック基板を使用します。極端な温度や高周波環境(航空宇宙や通信など)で優れた信頼性を提供しますが、より高価であり、はんだ接合部のクラッキングを避けるために慎重なCTE管理が必要です。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......