小型Outline集積回路(SOIC):パッケージ、仕様、用途
3 min
- SOICパッケージとは?
- Small Outline Integrated Circuit(SOIC)パッケージ仕様
- 電子機器におけるSOICパッケージの一般的な用途
- SOICパッケージと他のICパッケージの比較
- SOIC PCBフットプリント設計とDFMガイドライン
- SOIC SMT組立プロセスと一般的な欠陥
- 結論:SOICパッケージ
- SOICパッケージに関するFAQ
設計が従来のスルーホール部品から高密度の表面実装技術(SMT)へと移行する中で、Small Outline Integrated Circuit(SOIC)は、オペアンプ、フラッシュメモリ、センサー、マイクロコントローラーの業界標準であり続けています。これは、現代の民生用電子機器が要求する小型化と、産業用途に求められる堅牢性の間の完璧な妥協点を提供する、バランスの取れたエンジニアリングの証です。
この記事は、SOICパッケージに関する決定的なエンジニアリングリソースとして機能します。ボディ幅のバリエーションを取り巻く混乱を解消し、フットプリント設計を左右する具体的な機械的寸法を分析します。形状を超えて、電力処理能力を決定する熱特性と、リードフレーム構造の背後にある材料科学についても調査します。
最後に、設計と製造のギャップを埋め、高歩留まりの生産を達成するために必要な具体的なSMT組立パラメータ(ステンシル開口部の設計からリフロープロファイルまで)を詳述し、JLCPCBの高度な組立能力と結び付けます。
SOICパッケージとは?
技術的に定義すると、SOICパッケージ(Small Outline Integrated Circuitの略)は、2列の平行なガルウィングリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。フットプリントを劇的に削減します。
同等のDIPパッケージと比較して、SOICは通常、ピン数とピッチに応じてPCB面積を約30%~60%削減します。
SOICは、組立における「スイートスポット」を表します。SOICは、密度、製造容易性、リワーク性のバランスが取れているため、広く使用されています。
SOICのガルウィングリードは機械的コンプライアンスを提供し、はんだフィレットを目視確認できるため、多くの生産環境においてQFNよりもPCBの反りやリワークに対する耐性に優れています。

プリント基板に実装されたSmall Outline Integrated Circuit(SOIC)チップ。ガルウィングリードとピン構成を示しています。
Small Outline Integrated Circuit(SOIC)パッケージ仕様
SOICの正確な物理的属性を理解することは、PCBレイアウトと組立にとって重要です。一般的な説明とは異なり、技術的な内訳により、SMTステンシル設計と熱性能を決定する具体的な寸法が明らかになります。
| パッケージタイプ | ボディ幅 (mm) | ピッチ (mm) | 熱抵抗 ($\theta_{JA}$) |
|---|---|---|---|
| ナローボディ | 3.90mm (150 mil) | 1.27mm | 約100–120 °C/W |
| ワイドボディ | 7.50mm (300 mil) | 1.27mm | 約70–80 °C/W |
注記
$\theta_{JA}$はPCBの銅箔面積と空気の流れに大きく依存しますが、一般的なSOICの$\theta_{JA}$は約70~120 °C/Wの範囲です。
SOICパッケージの寸法とボディバリエーション
SOICパッケージは主にそのボディ幅によって分類されます。設計者は、CADレイアウトにおいてソルダーマスク定義パッドと非ソルダーマスク定義パッドのエラーを防ぐために、これらのタイプを区別する必要があります。
- ナローボディSOIC ボディ幅: 3.90mm(約150 mil) 一般的なピン数: 8、14、16ピン 用途: 標準ロジックIC、オペアンプ、タイマー
- ワイドボディSOIC ボディ幅: 7.50mm(約300 mil) 一般的なピン数: 16、20、24、28ピン 用途: インターフェースIC、より大きなマイクロコントローラー、より大きなダイ取付パッドを必要とするメモリチップ

- JEDECナローボディ(SOIC-8)とワイドボディ(SOIC-20)のSmall Outline Integrated Circuitパッケージを比較し、ピンピッチと寸法を示しています。
SOICパッケージのリード形状、ピッチ、および平坦性
SOICの特徴は、1.27mm(50 mil)のピンピッチです。SSOP(0.65mm)などのファインピッチ(FP)部品とは異なり、1.27mmピッチにより、はんだペースト印刷時のプロセスウィンドウが広がり、はんだブリッジのリスクを大幅に低減します。
ガルウィングのメカニクス: SOICのリードは「ガルウィング」形状に形成されています。機械的には、この形状はコンプライアンスを提供します。動作中、シリコンダイ、プラスチックモールド化合物、FR-4 PCB基板は異なる速度で膨張します(CTEミスマッチ)。ガルウィングリードは柔軟なスプリングとして機能し、この機械的ストレスを吸収してはんだ接合部を保護します。
ガルウィングリードは機械的コンプライアンスを提供し、熱サイクル中のはんだ接合部への応力伝達を低減して、信頼性を向上させます。これは、自動車用および産業用PCBにとって重要な信頼性要素です。

SOICガルウィングリードの側面プロファイル図。PCBパッド上でのヒール、トウ、はんだ接合部の形成を示しています。
リードの平坦性: 信頼性の高いSMT組立には、リードの平坦性(最も高いリードと最も低いリードの間の垂直距離)を0.10mm(4 mil)以内に維持する必要があります。この許容範囲を超える偏差は、リフロー工程中に「オープン」はんだ接合部を引き起こすことがよくあります。
SOICパッケージの材料、リードフレーム、およびメッキ
- リードフレーム: リードフレームは通常、メーカーと熱要件に応じて、銅合金(例:Alloy 42、194、172)で作られています。通常、熱伝導率を最大化するために銅合金194(CuFe2.3P)で構成され、ダイからPCBへの熱伝達を促進します(約260 W/m·K)。
- メッキ: リードは、マットティン(Sn)またはニッケル-パラジウム-金(NiPdAu)でメッキされています。このメッキにより、JLCPCB PCB組立プロセス中の濡れ性が確保され、保管中の酸化が防止されます。
SOIC SMTパッケージングと取り扱いに関する考慮事項
自動組立の場合、SOIC部品はテープアンドリールまたはプラスチックチューブで供給されます。
- テープアンドリール: 大量のSMT生産に適しています。部品はエンボス加工されたポケット、キャリアテープに配置され、カバーテープで密封されるため、ピックアンドプレースマシンへの迅速な供給が可能になります。
- チューブ: 少量生産やプロトタイピングで一般的ですが、スティックフィーダーが必要であり、装填が遅くなる可能性があります。
電子機器におけるSOICパッケージの一般的な用途
Small Outline Integrated Circuitは汎用性が高く、電子機器産業のほぼすべての分野で使用されています。サイズと手動リワーク性のバランスが取れているため、BGAでは配線やテストが複雑すぎるが、DIPでは大きすぎるというシナリオで特に人気があります。
| 産業分野 | アプリケーションコンテキスト | SOICが好まれる理由 | 一般的な例 |
|---|---|---|---|
| 医療機器 | 携帯型患者モニター、パルスオキシメーター | 信頼性の高いはんだ接合部が落下や振動に耐えます。サイズがDIPよりもハンドヘルド筐体に適しています。 | 高精度オペアンプ(例:OPAシリーズ)、ADC |
| 電気通信 | ルーター、モデム、基地局 | リードが短いため優れた高周波性能を発揮します。トランシーバーの標準フットプリントです。 | RS-485トランシーバー(MAX485)、ラインドライバー |
| 開発ボード | Arduinoクローン、ESP32ブレイクアウトボード、DIYキット | 愛好家や学生にとって手はんだが容易です。QFNと比較してデバッグ用のプロービングが簡単です。 | USB-シリアル変換IC(CH340、CP2102)、レギュレーター |
| 自動車 | ECU(エンジンコントロールユニット)、ダッシュボードコントローラー | 熱サイクルに対する高い耐性(ガルウィング応力緩和)。AEC-Q100認定部品はSOICパッケージを利用することがよくあります。 | CANバストランシーバー(TJA1050)、電圧レギュレーター |
| ウェアラブル技術 | スマートウォッチ(旧世代)、ヘルストラッカー | 超小型化(CSP)が厳密に要求されないが、Z高さが重要となる電力管理に使用されます。 | シリアルフラッシュメモリ(SPIフラッシュ)、EEPROM |
| 産業オートメーション | PLC入力、モータードライバー | 工場の振動に対する堅牢性。現場での交換・修理が容易です。 | ゲートドライバー、アイソレーター、ソリッドステートリレー |
SOICパッケージと他のICパッケージの比較
適切なパッケージの選択は、電気的性能、熱管理、組立歩留まりの間のトレードオフです。
SOIC vs DIP(デュアルインラインパッケージ):スルーホール vs SMT
DIPはブレッドボードでの使用が容易ですが、電気的性能は劣ります。DIPパッケージの長いリードは、重大な寄生インダクタンス(L)とキャパシタンス(C)を導入します。
- 信号整合性: SOICのリードが短いため、寄生インダクタンスが最小限に抑えられ、信号劣化を抑えながら、より高速なスイッチング速度とより高い周波数動作(>100 MHz)が可能になります。
- 熱経路: SOICはPCB表面にぴったりと密着します。ダイで発生した熱は、リードを通って銅トレースに伝わる経路が短く($R_{\theta JL}$が低い)、放熱性が向上します。
SOIC vs SOP(スモールアウトラインパッケージ):JEDECとEIAJの違いを理解する
よくある技術的な落とし穴は、SOICとSOP(Small Outline Package)を混同することです。SOPは多くの場合、EIAJ/JEITA仕様で定義されています。
- 違い: EIAJ SOPパッケージは通常、ボディ幅が5.3mmで、ナローSOIC(3.9mm)より広く、ワイドSOIC(7.5mm)より狭いです。
- リスク: EIAJ SOP部品に標準のSOICフットプリントを使用すると、リードがパッドにかろうじて触れるだけになり、弱い接合部やオープン接合部が発生することがよくあります。
- 解決策: JLCPCB部品ライブラリを使用する際は、必ずデータシートの特定のボディ幅パラメータを相互参照してください。

- JEDEC SOIC、EIAJ SOP、TSSOPパッケージのフットプリントを比較し、寸法の違いとパッド間隔を強調しています。
SOIC vs TSSOPおよびQFN:サイズ、密度、堅牢性
- TSSOP(Thin Shrink Small Outline Package): より薄いプロファイル(最大1.1mm)とより狭いピッチ(0.65mm)を特徴とします。省スペースですが、はんだブリッジが発生しやすく、より薄いステンシルが必要です。
- QFN(Quad Flat No-lead): 直接的なサーマルパッドにより優れた熱性能を提供しますが、プロトタイピングと検査が困難です。SOICは、X線なしではんだフィレットの目視検査が可能で、品質管理(QC)を簡素化します。
SOIC PCBフットプリント設計とDFMガイドライン
JLCPCBでゼロ欠陥製造を保証するには、PCBレイアウトが厳格なDesign for Manufacturing(DFM)ガイドラインに準拠している必要があります。物理的なランドパターンは、堆積されるはんだペーストの量を決定します。
SOICランドパターンとパッド設計要件
ランドパターンの形状は、はんだ接合部の形成を左右します。
- トウフィレット(外側): パッドはリード端から0.35mm~0.55mm延長する必要があります。これにより、はんだのメニスカスが目視でき、自動光学検査(AOI)で接合部を検証するために不可欠です。
- ヒールフィレット(内側): 機械的強度にとって最も重要な接合部です。パッドは、はんだがリードの「ニー」部に濡れ上がるように、内側に十分に延長する必要があります。
- ソルダーマスクダム: パッド間に少なくとも0.1mm(4 mil)のソルダーマスクウェブを確保して、はんだブリッジを防止します。ただし、広い1.27mmピッチにより、これは容易に達成できます。

- SOIC-8のIPC-7351準拠PCBフットプリントランドパターン。
SOICおよびSOIC-EPパッケージの熱管理
高電力ICは、底部にサーマルスラグを含むSOIC-EP(Exposed Pad)バリアントを使用することがよくあります。
- ビア・イン・パッド戦略: 中央のグランドパッドに0.3mmのサーマルビアのアレイを直接配置します。これらは、内部グランドプレーンにステッチして熱を放散する必要があります。
- ステンシル開口部: 露出パッドに100%の開口部を使用しないでください。「窓枠」デザイン(50~80%のカバレッジ)を使用して、過剰なはんだリフトを防ぎます。過剰なはんだリフトは、パッケージが浮いて信号ピンが切断される原因となる可能性があります。
- プロのヒント
EasyEDAを使用するか、JLCPCB部品ライブラリから検証済みのフットプリントを直接ダウンロードして、形状エラーを最小限に抑えます。JLCPCB部品ライブラリを見る
SOIC SMT組立プロセスと一般的な欠陥
JLCPCB SMT組立サービスは高精度のピックアンドプレースマシンを利用していますが、プロセスを理解することで、堅牢なボードの設計に役立ちます。
SOICパッケージのリフローはんだ付けプロファイル
- 予熱ゾーン (150°C–200°C) 60~120秒。フラックスを活性化し、プラスチックボディと内部ダイが熱平衡に達して反りを防ぐようにします。
- リフローゾーン ピーク温度: SAC305の場合、通常235~245°Cで、JEDEC最大値の260°Cを超えません。
- 冷却 熱衝撃を与えずに微細なはんだ組織を確保するため、<4°C/sの速度で冷却します。

- 鉛フリーSAC305アセンブリの予熱、浸漬、ピークリフロー、冷却ゾーンを示すSMTリフローはんだ付け温度プロファイルグラフ。
SOICパッケージの耐湿性レベル(MSL)と保管
SOICパッケージは吸湿性があります。リフロー中にプラスチック封止内部に水分が閉じ込められると、蒸気に膨張して「ポップコーン現象」(パッケージの割れ)を引き起こす可能性があります。
プロトコル: 高MSL部品(レベル3以上)は、暴露時間を超えた場合、厳格に管理された保管手順に従って、組立前にベーキングされます。
SOIC組立欠陥と防止戦略
- はんだブリッジ: 1.27mmピッチでは稀です。発生する場合は、ステンシル厚が0.15mmを超えていないか確認してください。
- リード浮きまたは不均一な濡れ: 大きな銅プレーンに接続されたパッドに、対称的なサーマルリリーフ接続を確保してください。リフロー中の熱流の不均衡は、不均一な濡れ力を引き起こし、リード浮きや不十分なフィレット形成につながる可能性があります。
- AOI検証: ガルウィング形状により、トップダウンカメラで濡れ角度を簡単に検証できるため、SOICは検査が最も容易なパッケージの1つです。
結論:SOICパッケージ
Small Outline Integrated Circuit(SOIC)は、電子機器業界において今もなお巨人です。そのバランスの取れた物理的特性は、DIPよりも高密度を必要とするが、QFNやBGAパッケージよりも取り扱いが容易で堅牢性が求められるエンジニアにとって理想的な選択肢となります。技術仕様を理解し、PCBフットプリントを最適化することで、シームレスな製造を確保できます。
設計を実現する準備はできましたか?
今すぐGerberファイルをJLCPCBにアップロードして、即時DFM解析と高精度SMT組立を実現しましょう。SMT組立見積もりを取得
SOICパッケージに関するFAQ
Q1. 標準的なSOIC-8パッケージの一般的な熱抵抗($\theta_{JA}$)はどのくらいですか?
標準的なナローボディSOIC-8のジャンクション対周囲熱抵抗($\theta_{JA}$)は、標準的なFR-4ボード上で通常約100°C/W~120°C/Wです。これは、1ワットの電力が消費されるごとに、ジャンクション温度が約100°C上昇することを意味します。電力用途には、SOIC-EPバリアントを使用するか、PCBに十分な銅箔エリアを確保してください。
Q2. SOICパッケージはウェーブはんだ付けに耐えられますか?
はい、標準的なSOICパッケージは、PCBの下面に接着されている場合、ウェーブはんだ付けに耐えることができます。ただし、後続リードのはんだブリッジのリスクがあるため、JLCPCBでの最新のSMT組立では、リフローはんだ付けが推奨される方法です。
Q3. 一部のデータシートで「パワーSOIC」と指定されているのはなぜですか?
「パワーSOIC」は通常、SOIC-EP(Exposed Pad)バリアント、または複数のピンが内部でダイパドル(多くの場合GNDピン)に融合され、ヒートシンクとして機能する特定のリードフレーム設計を指します。これらは、熱放散のための特定のPCBレイアウト戦略を必要とします。
Q4. SOICパッケージを手はんだできますか?
もちろんです。1.27mmピッチは「手はんだに適している」と考えられています。顕微鏡を必要とせずに細い先端のはんだごてを使用するのに十分なスペースがあり、JLCPCB SMTでの量産に移行する前のプロトタイピングに最適です。
Q5. リードメッキはSOIC部品の保存期間にどのように影響しますか?
マットティンでメッキされたSOICリードは、通常、「ウィスカ」または酸化が懸念されるまで1~2年の保存期間があります。NiPdAu(ニッケル-パラジウム-金)メッキは、より長い保存期間と優れた耐酸化性を提供し、長期生産用に部品を在庫する場合に重要です。
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......