This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?

初出公開日 Aug 24, 2026, 更新日 Aug 24, 2026

2 min

目次
  • QFPパッケージとは?
  • QFNパッケージとは?
  • QFP vs QFN: クイック選択ガイド
  • QFP vs QFN: 主な違いの概要
  • QFP vs QFN: アプリケーションシナリオ: どちらを選ぶべきか
  • QFP vs QFN: PCBフットプリントと設計上の考慮事項
  • QFP vs QFN: はんだ付けと組み立ての課題
  • JLCPCBがQFPおよびQFNプロジェクトをどのようにサポートするか
  • QFPパッケージの利点
  • QFPパッケージの制限
  • QFNパッケージの利点
  • QFNパッケージの制限
  • FAQ
  • 結論: QFPとQFNの選択

QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。

不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。

QFP vs QFN Package

QFPパッケージとは?

QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。

QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。

一般的なピン数は44ピンから200ピン以上で、一般的なピンピッチは0.8mm、0.65mm、0.5mmです。これらの標準化された寸法により、QFPコンポーネントはほとんどのPCB製造および組み立てプロセスと互換性があります。

QFNパッケージとは?

QFNはQuad Flat No-Leadの略で、延長されたリードの代わりに底面にフラットな金属パッドを備えた表面実装ICパッケージです。これらのパッドはPCBに直接はんだ付けされるため、リード付きパッケージよりも小型のフットプリントと低いプロファイルを実現できます。

ほとんどのQFNパッケージには中央に露出したサーマルパッドもあり、チップからPCBへの熱伝達を助けます。この構造により熱特性と電気特性が向上し、QFNは高速・高電力アプリケーションで人気があります。

一般的なQFNのピン数は16ピンから100ピン以上で、一般的なピッチは0.5mm以下です。コンパクトなサイズと優れた電気特性により、QFNパッケージはワイヤレスモジュール、電源管理IC、高周波デバイスで広く使用されています。

QFP vs QFN: クイック選択ガイド

QFPパッケージとQFNパッケージのどちらかをすばやく選択する必要がある場合は、以下の表に最も実用的な決定要因をまとめています。

要件推奨パッケージ理由
再作業とデバッグが容易QFPリードが見え、はんだ付けやプロービングが容易
小型PCBサイズQFN外部リードがなく、フットプリントが小さい
高周波性能QFN寄生効果が低く、信号経路が短い
ラピッドプロトタイピングQFP手はんだ付けや修正が容易
量産QFN自動組み立てに適している
熱性能QFN露出パッドにより放熱性が向上
外観検査QFPはんだ接合部の検査が容易

エンジニア向けヒント: 設計がまだ検証または反復段階にある場合は、QFPから始めると開発時間を大幅に短縮できます。設計が成熟して安定したら、サイズ削減と性能最適化のためにQFNに移行することが最善の道であることがよくあります。

QFP vs QFN: 主な違いの概要

QFPとQFNのどちらを選択するかには、構造的、電気的、製造上の違いを明確に理解する必要があります。どちらのパッケージもPCB設計で広く使用されていますが、それぞれ異なるアプリケーションのニーズに応えます。

以下の表は、QFPパッケージとQFNパッケージの主な違いをまとめたものです。

QFP vs QFN 比較表

特徴QFP (Quad Flat Package)QFN (Quad Flat No-Lead)
リードタイプガルウィングリード底面パッド(リードなし)
PCBフットプリント大きい小さい
ピン密度中程度高い
組み立て難易度低い高い
熱性能中程度優れている
検査方法目視 / AOIX線 / 高度なAOI
再作業性容易困難
信号整合性良好より優れている
製造歩留まり安定プロセス依存

1. QFP vs QFN: 構造の違い

QFPとQFNの主な違いは、そのリード構造にあります。

QFP構造

● 外部ガルウィングリードを使用

● リードは4辺すべてから延びている

● はんだ接合部が目視でき、アクセス可能

● 検査と再作業が容易

QFN構造

● 外部リードなしの底面パッドを使用

● パッドはパッケージの下側に配置

● パッケージサイズが小さい

● 電気性能が優れている

● 検査と再作業がより困難

重要なポイント: QFPはアクセスのしやすさと修理の容易さに重点を置き、QFNはコンパクトさと性能に重点を置いています。

2. QFP vs QFN: PCBレイアウトと配線への影響

パッケージの選択は、PCBの配線の複雑さに直接影響します。

QFPレイアウトの特徴

● より多くの基板面積を必要とする

● フットプリントが大きい

● ファンアウト配線が容易

● 低層PCBに適している

QFNレイアウトの特徴

● コンパクトな基板設計が可能

● 正確なパッドレイアウトが必要

● ビアとサーマルパッドの慎重な設計が必要

● レイアウト関連の欠陥リスクが高い

一般的なリスク: QFNの配線が不適切だと、はんだ付け不良や熱問題につながる可能性があります。

設計のヒント: シンプルなレイアウトにはQFPを選択し、強力なDFMサポートを備えたスペース重視の設計にはQFNを選択してください。

3. QFP vs QFN: 熱特性と電気特性の比較

熱特性と電気特性は、主要な決定要因です。

熱性能

QFN

● 中央に露出したサーマルパッド

● 効率的な熱伝達

● 低いジャンクション温度

● パワーデバイスに最適

QFP

● 中央サーマルパッドなし

● 中程度の放熱性

● 高い熱抵抗

電気性能

QFN

● 短い信号経路

● 低い寄生インダクタンス

● 高周波回路に最適

QFP

● リードが長い

● 寄生効果が高い

● 非常に高速な設計にはあまり適さない

重要なポイント: QFNは熱特性と高速アプリケーションに優れています。

4. QFP vs QFN: 製造とコストの考慮事項

製造の複雑さは、コストと歩留まりに直接影響します。

QFP製造の特徴

● 成熟した組み立てプロセス

● 簡単な目視検査

● 高く安定した歩留まり

● 低い再作業コスト

● プロトタイプや小ロットに適している

QFN製造の特徴

● 正確なステンシル設計が必要

● 正確な配置が必要

● リフロープロファイルに敏感

● X線検査が必要になることが多い

● より高いプロセス管理要件

コストの観点

生産タイプ推奨パッケージ
プロトタイピングQFP
低~中量産QFP
大量生産(先進ライン)QFN

コストのヒント: QFNは大量生産ではコスト効率が良い場合がありますが、初期段階のプロジェクトでは通常QFPの方が安全です。

QFP vs QFN: アプリケーションシナリオ: どちらを選ぶべきか

QFPパッケージとQFNパッケージはどちらもさまざまな業界で広く使用されていますが、その構造上の違いから、特定のアプリケーションに適しています。以下の表は、典型的な使用例をまとめたものです。

アプリケーション分野QFP (Quad Flat Package)QFN (Quad Flat No-Lead)
マイクロコントローラ (MCU)広く使用され、再作業が容易あまり一般的ではないが、コンパクト設計に好まれる
DSPおよび通信用ICプロトタイピングに適している高周波またはコンパクトモジュール
民生用電子機器中密度基板スマートフォンやウェアラブルなどのスペース制約のあるデバイス
産業用制御安定しており、検査が容易コンパクトで熱効率の高い基板
電源管理IC中程度の放熱性優れた熱性能
組み込みシステムプロトタイピングおよび小ロット高密度、性能重視の設計

重要なポイント:

● QFP は、検査、再作業、プロトタイピングの容易さが優先されるプロジェクトに適しています。

● QFN は、正確なはんだ付けと熱効率が要求される、スペースが制約された高性能基板に最適です。

QFP vs QFN: PCBフットプリントと設計上の考慮事項

QFPまたはQFNパッケージを使用する場合、信頼性の高いはんだ付けと安定した製造を実現するには、適切なフットプリント設計が不可欠です。

QFPフットプリントガイドライン

● 標準のIPCランドパターンを使用する

● 十分なソルダーマスククリアランスを確保する

● プローブアクセスと再作業が容易なスペースを確保する

● ブリッジを防ぐためにパッド間隔を均一に保つ

最適な用途: 初心者、プロトタイプ、低リスク設計

QFNフットプリントガイドライン

● 正確なパッドとサーマルパッドのサイズを設計する

● はんだペーストの開口率を最適化する

● 放熱のためのビア・イン・パッドを検討する

● 熱特性と電気特性のバランスを取る

最適な用途: コンパクトで高性能な基板

避けるべき一般的なPCB設計ミス

● パッドサイズが大きすぎる、または小さすぎる

● サーマルパッド接続の不良(QFN)

● はんだペーストの被覆率の誤り

● メーカーのランドパターンデータの無視

設計のヒント: 製造前に必ずDFMチェックでフットプリントを検証し、組み立て欠陥を減らし、生産歩留まりを向上させてください。

QFP vs QFN: はんだ付けと組み立ての課題

はんだ付けは、QFPパッケージとQFNパッケージのどちらを選択するかにおける重要な考慮事項であり、それぞれに製造歩留まりと信頼性に影響を与える可能性のある固有の課題があります。

QFPはんだ付けのヒント

● 冷間はんだ接合を避けるために適切なリフロープロファイルを使用する

● ガルウィングリードにより目視検査と簡単なタッチアップが可能

● リードが見えるため、ツームストーン現象はまれ

● プロトタイピングおよび小中ロットの組み立てに適している

主な利点: リードレスパッケージと比較して、検査と再作業が容易

QFNはんだ付けのヒント

● サーマルパッドとシグナルパッド用に正確なステンシル設計を確保する

● ボイドを避けるために管理されたリフロープロファイルを使用する

● はんだ接合部はパッケージの下に隠れているため、X線または高度なAOI検査が必要

● 配置とはんだペースト量の高精度が必要

主な課題: 検査と再作業が難しいが、より小さなフットプリントと優れた熱/電気性能を実現

両パッケージのベストプラクティス

● リフロー温度プロファイルをメーカー仕様と照合する

● 組み立て前にパッドの位置合わせとはんだペーストの被覆を確認する

● QFNには自動検査(AOI/X線)を検討する

● 量産前にプロトタイプを使用してはんだ付けプロセスを検証する

JLCPCBがQFPおよびQFNプロジェクトをどのようにサポートするか

QFPまたはQFNベースのPCBを製品化する際には、適切なメーカーを選ぶことが重要です。

JLCPCBでは、最短24〜48時間での迅速なプロトタイピングを提供し、設計のテストと反復を可能にします。これは、容易な再作業が必要なQFPコンポーネントに最適です。

当社の高度なSMTおよびPCBAサービスは、QFNはんだ付けの精度要件を満たし、すべての接合部の信頼性を確保するためのX線検査やAOIチェックを含みます。

グローバルな物流ネットワークにより、JLCPCBは基板を迅速にお届けし、品質を損なうことなく厳しい納期に対応します。

QFPパッケージの利点

1. 検査と再作業が容易

QFPパッケージの大きな利点の1つは、リードが露出しているため、AOIシステムや手動チェックによる簡単な目視検査が可能なことです。欠陥のあるはんだ接合部を迅速に特定して修理できるため、QFPはプロトタイピングや低~中量産に適しています。

再作業や交換もリードレスパッケージと比較して簡単で、メンテナンスコストとダウンタイムを削減します。

2. 標準化されたプロセス

QFPパッケージは、フットプリント設計、はんだ付けプロファイル、検査方法に関する確立された業界標準に従っています。ほとんどのPCBメーカーや組み立てプロバイダーはQFPコンポーネントの取り扱い経験が豊富で、安定した生産品質と一貫した歩留まりを保証します。

この標準化により、製造リスクが軽減され、製品開発サイクルが短縮されます。

QFPパッケージの制限

1. フットプリントが大きい

最新のコンパクトなパッケージと比較して、QFPはリードが延びているため、より多くのPCB表面積を必要とします。この大きなフットプリントは、ウェアラブルデバイスや超小型モジュールなど、サイズが制約された製品での使用を制限します。

2. ピン密度が低い

QFPは比較的高いピン数をサポートしていますが、そのピン密度はQFNやBGAパッケージよりも低くなっています。ピンピッチが小さくなるにつれて、配線が難しくなり、はんだブリッジのリスクが高まり、生産歩留まりに影響を与える可能性があります。

このため、QFPは高密度・高性能設計にはあまり適していません。

QFNパッケージの利点

1. 小型フットプリントと高ピン密度

QFNパッケージの主な利点の1つは、そのコンパクトな設計です。外部リードがないため、QFNはQFPよりもはるかに少ないPCB面積を占有し、設計者は同じ基板上により多くのコンポーネントを配置できます。

この高いピン密度は、IoTデバイス、スマートフォン、ポータブル電子機器などの小型化された製品に特に有益です。

2. 優れた熱特性と電気特性

QFNパッケージの露出したサーマルパッドは、効率的な放熱経路を提供し、ジャンクション温度を下げ、長期的な信頼性を向上させます。

さらに、チップとPCB間の電気経路が短いため、寄生インダクタンスと抵抗が低減されます。これにより信号整合性が向上し、QFNは高周波・高速回路に適しています。

QFNパッケージの制限

1. 検査と再作業が困難

QFNのはんだ接合部はパッケージの下にあるため、標準的な光学的方法による目視検査は困難です。ボイド、ブリッジ、はんだ不足を検出するには、X線検査などの高度な検査技術が必要になることがよくあります。

QFNコンポーネントの再作業もより困難で、通常は専門の機器と経験豊富な技術者が必要です。

2. 高い組み立て精度要件

QFNの組み立てには、正確なはんだペースト印刷、正確な配置、適切に制御されたリフロープロファイルが必要です。不適切なステンシル設計や熱プロファイリングは、はんだボイド、濡れ不良、接合不良などの欠陥につながる可能性があります。

その結果、QFNパッケージはQFPと比較して、より高いプロセス管理と製造の専門知識を必要とします。

FAQ

Q1: QFNはQFPより優れていますか?

設計の優先順位によって異なります。QFNパッケージは、より小さなフットプリント、高いピン密度、優れた熱特性と電気特性を提供し、コンパクトで高速な基板に最適です。一方、QFPパッケージは検査と再作業が容易で、プロトタイプや低~中量産に有利です。

Q2: QFPは簡単に再作業できますか?

はい。QFPパッケージは露出したガルウィングリードを備えているため、目視検査、はんだのタッチアップ、交換が簡単です。この再作業に適した性質は、QFPがプロトタイピングや容易なメンテナンスが必要な基板で人気があり続ける主な理由の1つです。

Q3: QFNにはX線検査が必要ですか?

多くの場合、必要です。QFNのはんだ接合部はパッケージの下にあり、目視検査が困難です。はんだ品質を確保し、ボイドやブリッジを検出するために、特に信頼性が要求されるアプリケーションでは、X線検査や高度なAOIシステムが一般的に使用されます。

Q4: QFPとQFNではどちらが安いですか?

コストは生産量と組み立ての複雑さによって異なります。QFPは通常、製造の複雑さが低いため、プロトタイプや小ロットではよりコスト効率が高くなります。QFNは大量生産では競争力がありますが、より厳格なプロセス管理と検査が必要であり、組み立てコストが増加する可能性があります。

結論: QFPとQFNの選択

QFP vs QFNのどちらを選択するかは、プロジェクトのニーズによって異なります。QFPは、検査と再作業が容易なプロトタイプや設計に最適ですが、QFNは、優れた熱特性と電気特性を備えたコンパクトで高性能な基板に優れています。

JLCPCBでは、迅速なプロトタイピング、精密なSMT組み立て、X線/AOI検査によりQFPおよびQFNプロジェクトの両方をサポートし、信頼性の高いはんだ付けと高品質な生産を保証します。当社のグローバルな物流ネットワークは、小ロットのプロトタイプから量産まで、基板を迅速にお届けするのに役立ちます。適切なパッケージとメーカーを選択することで、PCBプロジェクトが性能、信頼性、スケジュールの目標を効率的に達成できるようになります。

学び続ける