PCB製造の知識、プロセス&知見
現代の基板製造を形作るPCB製造方法、プロセス管理、材料、および技術の詳細な考察。
最新記事
製造設計
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
Oct 23, 2026
製造設計
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
Oct 23, 2026
製造設計
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
Oct 23, 2026
製造設計
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
Oct 23, 2026
製造プロセス
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
Oct 10, 2026
製造プロセス
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......
Oct 10, 2026
製造設計
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
Sep 11, 2026
製造設計
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......
Sep 11, 2026
製造設計
フットプリントとは?部品を基板に正しく載せるための目印
プリント基板を設計するとき、回路図だけでは部品を実際の基板に載せることはできません。抵抗、コンデンサ、IC、コネクタなどには、それぞれ足の形や間隔、外形サイズがあります。その部品を基板上に正しく配置するために必要になるのが、フットプリントです。 フットプリントは、部品を基板に実装するための「足場」のようなものです。この記事では、フットプリントとは何か、ランドやパッド、シルク、テストパッドとどう関係するのかを、電子工作の初心者にも分かりやすく整理します。 フットプリントは部品1個分の配置情報 フットプリントとは、プリント基板上に部品を取り付けるためのパターン一式です。部品の足が載るパッドやランド、部品の外形を示す線、部品番号を表示するシルクなどが含まれます。 たとえば、同じ抵抗でも、リード線を穴に通すタイプと、基板表面にはんだ付けするチップ抵抗では、基板上に必要な形が違います。DIPのIC、SOPのIC、QFNのICなども、それぞれ端子の数や間隔が異なるため、別のフットプリントが必要になります。 ランドやパッドは部品の足が接続される場所 フットプリントの中で特に重要なのが、ランドやパッドです。ランド......
Sep 05, 2026
製造設計
プリプレグとは?多層基板の中で絶縁層が果たす役割
多層基板について調べていると、プリプレグという言葉を見かけることがあります。コア材、銅箔、プリプレグといった材料名が出てきますが、初めて見ると何のために入っているのか分かりにくいかもしれません。 プリプレグは、簡単に言えば、多層プリント基板の層と層を貼り合わせながら、電気的には絶縁するための材料です。この記事では、プリプレグの役割を、多層基板の作り方や、コア材・ABFとの違いも含めて整理します。 プリプレグは半硬化状態の絶縁シート プリプレグは、ガラス繊維の布にエポキシ樹脂などを含ませ、完全には硬化していない状態にしたシート材料です。常温ではシート状ですが、基板を作る工程で熱と圧力をかけると、樹脂が流れて層のすき間を埋め、その後に硬化します。 この性質によって、プリプレグは基板の層同士を接着する役割を果たします。同時に、銅配線の層同士が勝手につながらないようにする絶縁層としても働きます。つまり、プリプレグは「接着材料」と「絶縁材料」の両方の役割を持っています。 多層基板では層と層の間に使われる 1層や2層の基板では、表面や裏面に銅配線を作ります。一方、4層基板や6層基板のような多層基板では、基板の......
Sep 05, 2026
製造設計
放熱基板とは?LEDや電源回路で熱を逃がすための基本
電子工作や基板設計では、電気の流れだけでなく「熱」も考える必要があります。特にLEDや電源回路では、部品が発熱しやすく、熱をうまく逃がせないと故障や寿命低下の原因になります。 そこで重要になるのが、放熱を意識した基板設計です。放熱基板とは、部品から出た熱を基板全体や外部へ逃がしやすくした基板のことです。高輝度LED、パワーLED、電源回路、モーター駆動回路など、発熱しやすい回路で重要になります。 なぜ基板で放熱を考えるのか 電子部品は動作するとき、少なからず熱を出します。小さなLEDを1個光らせる程度なら大きな問題にならないこともありますが、LEDをたくさん並べたり、電源ICやパワートランジスタを使ったりすると、発熱は無視できない設計要素になります。 LEDの場合、熱がこもると明るさが不安定になったり、発光効率が落ちたり、寿命が短くなったりすることがあります。電源回路では、電源ICやトランジスタが高温になり、保護機能が働いて出力が止まったり、電圧が不安定になったりすることがあります。 このような問題は、完成後に部品を交換するだけでは解決しにくいことがあります。熱の逃げ道が基板上に用意されていなけれ......
Aug 28, 2026
製造設計
メタルマスクとは?表面実装でクリームはんだを印刷するための金属版
表面実装部品を使ったプリント基板では、部品を載せる前に、基板上のパッドへクリームはんだを塗る工程があります。このとき、必要な場所だけにクリームはんだを印刷するために使われるのが、メタルマスクです。 メタルマスクは、電子工作で毎回使う道具というより、表面実装基板を作るときや、基板実装を外注するときに関係する治具です。この記事では、メタルマスクが何をするものなのか、どこで作られるのか、KiCadで設計するときに何を意識すればよいのかを整理します。 メタルマスクはクリームはんだを印刷する金属版 メタルマスクは、基板のパッド位置に合わせて穴が開けられた薄い金属板です。基板の上にメタルマスクを重ね、その上からクリームはんだを広げると、穴の開いた部分だけにクリームはんだが残ります。 イメージとしては、ステンシルや版画に近いものです。必要な場所だけにインクを通す代わりに、メタルマスクでは必要なパッドだけにクリームはんだを通します。これにより、小さな表面実装部品でも、はんだを決まった位置に載せやすくなります。 表面実装でははんだの位置と量が重要になる 表面実装では、部品の足を穴に通すのではなく、基板表面のパッドに......
Aug 28, 2026
製造設計
ツェナーダイオードで電圧を守るしくみ:定電圧回路の基本
電子工作で電源まわりの回路を見ていると、一般的なダイオードとは少し異なる記号のツェナーダイオードが使われていることがあります。向きも通常のダイオードとは逆向きに見えるため、「なぜここに入っているのだろう」と感じるかもしれません。 ツェナーダイオードは、電圧を一定の範囲に保ったり、回路に過度な電圧がかかるのを抑えたりするために使用されます。「定電圧ダイオード」と呼ばれることもあり、電源回路や保護回路でよく使われる部品です。本記事では、ツェナーダイオードを用いた定電圧回路の基本を解説します。 ツェナーダイオードは通常のダイオードとは逆方向で使用する 一般的なダイオードは、主に順方向に電流を流す部品であり、通常は逆方向に電流を流さないように使用します。一方、ツェナーダイオードは、逆方向に電圧を加えたときの特性を利用します。 ツェナーダイオードに逆方向の電圧を加えていくと、ある電圧を境に電流が流れ始めます。このときの電圧を「ツェナー電圧」と呼びます。ツェナー電圧付近では、ダイオードの両端電圧がほぼ一定に保たれるため、定電圧回路や保護回路に利用できます。 ツェナーダイオードを用いた簡易定電圧回路。直列抵抗R......
Aug 24, 2026
製造設計
スイッチを基板に載せる基本|端子・向き・固定方法を解説
電子工作でLEDを光らせたり、マイコンへ入力したりするとき、スイッチはとても身近な部品です。ブレッドボードでは簡単に試せても、いざ基板に載せるとなると、端子の向き、取り付け位置、押しやすさ、固定方法などを考える必要があります。 特にタクトスイッチ、スライドスイッチ、トグルスイッチのような部品は、回路上の役割だけでなく、人が操作する部品でもあります。この記事では、スイッチを基板に載せるときに意識したい基本を、電子工作の視点で整理します。 スイッチは電気信号を切り替える部品 スイッチは、回路をつないだり切ったりするための部品です。LEDのON/OFF、電源の切り替え、マイコンへの入力、モード選択など、さまざまな場面で使われます。 電子工作でよく使うものには、押している間だけONになるタクトスイッチ、レバーを動かして状態を切り替えるスライドスイッチ、パネルに取り付けて操作しやすいトグルスイッチなどがあります。どれも「スイッチ」ですが、操作方法や端子の構造は少しずつ違います。 また、スイッチで直接大きな電流を流すのではなく、スイッチ信号をきっかけにトランジスタを動かすスイッチ回路にすることもあります。小さ......
Aug 21, 2026
製造設計
LED基板を自作する方法|電流制限抵抗と放熱の基本
LEDを使った電子工作では、ブレッドボードで光らせるだけなら比較的簡単です。しかし、LED基板として自作する場合は、ただLEDを並べて配線すればよいわけではありません。 特に大切なのが、電流制限と放熱です。LEDは小さな部品ですが、流す電流を間違えると壊れたり、明るさが安定しなかったりします。また、LEDを多く使う場合や、高輝度LED、パワーLEDを使う場合は、熱の逃がし方も考える必要があります。 LEDには電流制限が必要 LEDは、電圧をかければ自動的に適切な電流で光る部品ではありません。必要以上の電流が流れると、LEDが熱くなり、寿命が短くなったり故障したりする原因になります。 そのため、基本的なLED回路では、LEDと直列に電流制限抵抗を入れます。抵抗値は、電源電圧、LEDの順方向電圧、流したい電流から考えます。電子工作では、LEDの明るさだけでなく、部品に無理をさせないことも大切です。 抵抗の場所と数を考える LED基板を自作するときは、抵抗をどこに置くかも決めておきます。LEDを1個だけ光らせるなら、LEDと抵抗を直列につなぐだけで考えやすいです。 複数のLEDを並べる場合は、すべてのL......
Aug 21, 2026
製造設計
ICパッケージ基板とは?半導体チップとPCBをつなぐ役割
ICパッケージ基板は、半導体チップとプリント基板をつなぐための小さな基板です。スマートフォンやパソコンなどの中にあるICは、半導体チップだけがそのまま大きな基板に載っているわけではありません。 半導体チップはとても小さく、端子の間隔も細かいため、一般的なプリント基板へ直接つなぐのは難しくなります。そこで、チップとPCBの間に入り、信号を受け渡す役割をするのがICパッケージ基板です。 半導体チップとPCBの橋渡しをする ICパッケージ基板の大きな役割は、半導体チップの細かい接続を、プリント基板で扱いやすい接続へ変換することです。チップ側の端子は非常に細かく並んでいますが、PCB側ではそれより広い間隔で接続する必要があります。 つまり、ICパッケージ基板は、細かい世界と大きな基板の世界をつなぐ中間基板のような存在です。小さなチップの信号を外へ引き出し、電子機器全体の回路につなげます。 なぜ普通のPCBに直接つなげないのか 半導体チップの端子は非常に細かく、そのまま一般的なプリント基板へ直接つなぐのは難しいです。プリント基板側の配線やランドは、チップ内部の微細な端子ほど細かく作られていませんし、もしそこ......
Aug 21, 2026
製造設計
ESP32を基板に載せる前に確認したい電源・ピン配置の注意点
ESP32は、Wi-FiやBluetoothが使える便利なマイコンです。Arduino IDEでも扱えるため、電子工作をはじめとして、IoT用途でもよく使われます。 ただし、ESP32を基板に載せるときは、Arduino Unoと同じ感覚で配線すると失敗することがあります。特に注意したいのは、3.3V電源、GPIOの選び方、Wi-Fi通信時の電流、通信ラインの引き回しです。 Arduinoと同じ感覚で使うと失敗しやすい ESP32はArduino IDEで使えるため、Arduinoと同じように扱えると思われがちです。しかし、ESP32基板を自作するときは、電源電圧やピン配置をよく確認する必要があります。 ブレッドボードや開発ボードでは動いていた回路でも、自作基板にすると不安定になることがあります。原因は、電源容量が足りない、GNDが弱い、コンデンサの位置が悪い、起動に関係するGPIOを不用意に使っている、などさまざまです。 ESP32は5Vではなく3.3V系で考える ESP32の信号は、基本的に3.3V系として考えます。Arduino系は5Vで駆動しますから、ここの差を意識するのがポイントです。5......
Aug 21, 2026
製造設計
BGA基板はなぜ難しい?見えないはんだ接合と検査方法を解説
BGA基板という言葉を聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。BGAは「Ball Grid Array」の略で、ICの裏側に小さなはんだボールが格子状に並んだ部品パッケージです。 普通のICでは、接続用の足や端子が部品の外側に見えていることが多いです。一方、BGAでは接続部分が部品の下に隠れます。そのため、実装したあとに、はんだが正しく付いているかを目で確認しにくい点が大きな特徴です。 BGAは端子が部品の下にある BGA部品は、パッケージの裏面に並んだはんだボールで基板と接続します。基板側には、そのはんだボールに対応するパッドがあり、リフロー炉などで加熱することで、はんだボールが溶けて接合されます。 通常のはんだごてだけで、部品の下にあるはんだボールを直接はんだ付けするのは困難です。そのため、BGA実装では、はんだペースト、部品の位置合わせ、温度管理などを含めた実装工程が重要になります。 この構造により、小さな面積の中に多くの接続点を配置できます。スマートフォン、パソコン、通信機器など、小型で高性能な電子機器に向いている方式です。 見えないから実装確認が難しい BGA基板の実装が難しい理由は......
Aug 20, 2026
製造設計
ABF基板とは?半導体パッケージを支える高密度配線材料
ABF基板という言葉を聞くと、基板そのものの種類のように感じるかもしれません。しかし厳密には、ABF自体は基板ではなく、半導体パッケージ基板に使われるフィルム状の層間絶縁材料です。 ABFとは「Ajinomoto Build-up Film」の略で、日本語では味の素ビルドアップフィルムと呼ばれます。一般に「ABF基板」と呼ばれる場合は、ABFフィルムを使って作られた高密度な半導体パッケージ基板を指すことが多いです。 スマートフォンやパソコンなどに使われる高性能な半導体では、小さなチップから多くの信号を外へ取り出す必要があります。そのため、半導体チップと外部のプリント基板の間には、細かい配線を持つパッケージ基板が使われます。ABFフィルムは、そのような半導体パッケージ基板を支える材料として重要です。 ABFフィルムは絶縁層として使われる ABFフィルムは、半導体パッケージ基板の層間絶縁材料として使われます。基板の中では、銅配線の層と絶縁層を重ねながら、細かい回路を作っていきます。 銅配線どうしが不要につながると、回路はショートしてしまい、意図どおりに動作しません。そのため、配線層の間を絶縁しながら、......
Aug 20, 2026
製造設計
インバータ基板とは?電源基板との違いとモーター・LED制御
電子工作や電子機器の説明で、インバータ基板や電源基板という言葉を見かけることがあります。どちらも電力を扱う基板なので似ていますが、役割は異なります。インバータ基板は電力の変換や制御に関わる基板、電源基板は回路に必要な電圧や電流を安定して供給するための基板です。 この記事では、インバータ基板と電源基板の違いを整理しながら、モーターやLEDを安定して動かすために、電源まわりで注意したい点を見ていきます。 インバータは直流を交流に変える回路 まず押さえておきたいのは、インバータという言葉の意味です。狭い意味でのインバータは、直流を交流に変換する回路を指します。つまり、バッテリーや直流電源から交流を作り、モーターや照明などを動かすための回路です。 そのため、「インバータ基板」という言葉を見たときは、単に電源を作る基板ではなく、直流から交流を作る部分、または交流モーターなどを制御する回路が関係していると考えると分かりやすくなります。 交流を直流に変えるのはコンバータや整流器 家庭用コンセントから供給される電気は交流です。一方、マイコン、LED、センサーなど、多くの電子回路は直流で動作します。そのため、交流を......
Jul 23, 2026
製造設計
ダイオードの役割とは?基板の逆接続防止・整流回路を解説
基板を見ていると、電源入力の近くやモーター、リレー、LEDの周辺にダイオードが入っていることがあります。ダイオードは、電流の向きを制御したり、逆接続や逆流から回路を守ったりするために使われる部品です。基板上でどこに配置されているかを見ると、その回路で何を守ろうとしているのかが分かります。 ダイオードは電流の向きを整える部品 電子工作でよく使う部品の一つにダイオードがあります。ダイオードは、順方向には電流を流しやすく、逆方向には通常ほとんど電流を流さない部品です。ただし、逆方向の電流が完全にゼロになるわけではなく、わずかな漏れ電流は流れます。また、逆方向に大きな電圧がかかると降伏が起き、通常のダイオードでは破損につながることがあります。この性質を利用して、電源を逆接続したときに回路を壊れにくくする保護、交流を直流に近い形へ変える整流、逆流防止などに使われます。 基板上のダイオードは、電流の向きを制御したり、逆接続や逆流から回路を守ったりするために使われます。電源入力の近く、モーターやリレーの近く、整流回路の一部など、配置される場所によって役割が変わります。ほかの基板を参考にする場合、「なぜこの位置に......
Jul 23, 2026
製造設計
ITOフィルムとガラス基板とは?透明電極の仕組み・用途を解説
「基板」と聞くと、部品をはんだ付けするプリント基板を思い浮かべる人が多いと思います。しかし、電子機器の中には、光を通しながら電気的な役割を持つ特殊な基板やフィルムも使われています。 その代表的な例が、ガラス基板やITOフィルムです。これらは、液晶ディスプレイやタッチパネルなど、表示や入力に関わる部品の中で使われることがあります。この記事では、ガラス基板とITOフィルムがどのような場面で使われるのか、透明な電極という考え方とあわせて、分かりやすく整理します。 透明なのに電気を通す材料がある 通常、電気を通す材料というと銅線や金属端子のような不透明なものを想像しやすいです。しかし、表示デバイスやタッチパネルでは、画面を見える状態に保ったまま電気信号を扱う必要があります。そのため、光を通しながら電気も通す「透明導電膜」が使われます。 ITOは、その代表的な材料の一つです。透明な基板やフィルムの表面に薄い導電膜として形成することで、表示やタッチ検出に必要な電極として働きます。つまり、ITOフィルムやITO付きのガラス基板は、見た目には透明でも、内部では電気信号を扱うための重要な部品です。 ITOとは何か?......
Jul 23, 2026
製造設計
基板の金メッキは何のため?端子・接点に使われる理由
プリント基板を見ていると、端子や接点の一部が金色になっていることがあります。これは単なる装飾ではなく、酸化を防いだり、接触を安定させたり、はんだ付け性を保ったりするための表面処理です。 特に、コネクタ端子やカードエッジのように抜き差しされる部分では、接触抵抗や摩耗への対策が重要になります。この記事では、基板上の金メッキがどのような役割を持つのか、端子・接点・表面処理という視点から整理します。 基板の金色部分は装飾ではなく表面処理 プリント基板では、銅箔やランドがそのまま露出していると酸化しやすくなります。酸化した表面は、はんだ付け不良や接触不良の原因になることがあります。そのため、基板の表面には用途に応じた処理が施されます。 金メッキもその一つです。金は酸化しにくく、接点部分で安定した導通を保ちやすい材料です。そのため、基板の金色部分は「高級そうに見せるため」ではなく、電気的な接続を安定させるために使われている場合があります。 端子や接点で金メッキが使われる理由 金メッキは、抜き差しするコネクタ、カードエッジ、スイッチ接点、検査用パッドなどで使われることがあります。電子工作で身近な例では、拡張ボー......
Jul 23, 2026
製造設計
プリント基板の配線入門|信号線・電源線・GNDの整理術
電子工作で回路図どおりに部品をつないだのに、実際に動かすと不安定になることがあります。原因の1つが、基板上の配線です。特にプリント基板では、信号線、電源線、GNDの引き方によって、動作の安定性やノイズの出方が変わります。 電源の線、信号の線、GNDの線は、できるだけ役割ごとに分けて考えることが大切です。特にGNDは電流の戻り道なので、細く長く引き回すよりも、広い面や短い経路で安定させるとノイズに強くなります。 この記事では、電子工作でプリント基板を作るときに意識したい、信号線・電源線・GNDの基本的な整理方法を見ていきます。 配線は見た目だけでなく動作にも影響する プリント基板上の配線は、部品同士を銅箔パターンでつなぐためのものです。しかし、線が交差しないように引くだけでは十分ではありません。電源線、GND、信号線をどう整理するかによって、回路の動作の安定性が変わることがあります。 特にマイコン、モーター、LED、センサーを組み合わせる工作では、電源と信号を分けて考えるとトラブルを減らせます。ブレッドボードでは動いた回路が、プリント基板にしたら不安定になる場合は、配線の引き方やGNDの戻り道を見直......
Jul 23, 2026
製造設計
基板分割とは?小型基板の切り離し方とリジット基板の基本
基板を作るとき、小さな基板を1枚ずつ作るのではなく、複数の基板を1枚の大きな基板にまとめて作ることがあります。このように、複数の基板をまとめて配置する方法を「面付け」や「パネライズ」と呼びます。 面付けされた基板は、完成後や部品実装後に、それぞれの小さな基板へ切り離す必要があります。その切り離しに関係するのが、Vカット、ミシン目、スリット、ルーターカット、そして基板分割機です。 特にリジット基板のような硬い基板では、無理に折ったり切ったりすると、バリ、割れ、部品へのストレスが出ることがあります。この記事では、小型基板を切り離すときに知っておきたい、基板分割の基本をご紹介します。 小型基板はまとめて作ってあとで切り離す 電子工作でプリント基板を注文すると、完成した基板が1枚ずつ届くこともありますが、製造や実装の現場では、複数の小さな基板を1枚の大きな板にまとめて作ることがあります。このようにまとめられた基板は、あとから1枚ずつ切り離して使います。 ここで使われるのが基板分割機です。基板分割機は、面付けされた基板や実装済みの基板を切り離すための装置です。個人の電子工作で本格的な分割機を使う機会は少ない......
Jul 23, 2026
製造設計
電子工作とはなにか?趣味の電子工作から始め、ブレッドボード卒業後に基板作成するステップ
電子工作は試して作る楽しさがある。 電子工作とは、電子部品を使って自分で回路を作り、動かしてみる工作です。LEDを光らせたり、スイッチで音を鳴らす、センサーで温度を測る、マイコンでモーターを動かすなど、身近な部品を組み合わせて形にできるのが魅力です。 趣味の電子工作では、最初から完璧なものを作る必要はありません。まずはブレッドボードで試し、動いたら少しずつ改良していく流れが自然です。失敗しながら直していく過程も、電子工作の大きな楽しさです。 最初はブレッドボードで試す 電子工作を始めたばかりのころは、ブレッドボードが便利です。はんだ付けをしなくても部品を差し込むだけで回路を試せるため、LEDや抵抗、スイッチ、センサー、マイコンの動作確認に向いています。 ただし、ブレッドボードは仮配線のため、振動や接触不良に弱いです。また、配線が複雑になってジャンパーワイヤが増えると、どこにつながっているのか分かりにくくなることもあります。構成を確定させて、しっかりとしたものを作りたい場合は、次のステップとして基板化を考えるとよいでしょう。 ユニバーサル基板で固定する ブレッドボードで回路が動いたら、ユニバーサル基......
Jun 17, 2026
製造設計
セラミック基板とアルミナ基板の使いどころは?高温・高絶縁が必要な電子工作の材料入門
基板材料はFR4だけではない。 電子工作で基板というと、一般的な材質としては、ガラスエポキシやFR4のプリント基板を思い浮かべる人が多いと思います。実際、マイコン、センサー、LED、スイッチなどを使う工作では、FR4系の基板で十分なことがほとんどです。 しかし、電子部品や産業機器の世界では、セラミック基板やアルミナ基板といった材料も使われます。これらは、普通の電子工作で頻繁に使うものではありませんが、高温、高絶縁、放熱、耐久性が求められる場面では重要な役割を持っています。 セラミック基板とは セラミック基板とは、陶磁器に近い無機材料を使った基板のことです。陶磁器とは食器に使われる材質と思ってもらえればイメージしやすいでしょう。一般的なプリント基板よりも熱に強く、電気を通しにくい絶縁性を持つものが多いのが特徴です。 たとえば、高温になる部品の近く、強い電圧を扱う回路、長期間安定して動作させたい機器などでは、通常の樹脂系基板よりもセラミック系の材料が向いている場合があります。電子工作ではあまり直接加工する機会は少ないですが、パワーモジュール、センサー、LED部品などの内部で使われていることがあります。......
Jun 17, 2026
製造設計
シリコン基板とサファイア基板はPCBと何が違う?電子工作で知っておきたい“部品の中の基板”
まず電子工作でもよく登場するPCBとは何か? 電子工作でよく出てくるPCBとは、Printed Circuit Boardの略で、日本語ではプリント基板やプリント回路基板と呼ばれます。一般的には、電子部品を固定し、銅箔などで作られた配線パターンによって部品同士を電気的につなぐための板を指します。プリント基板は、板状の絶縁体の内部や表面に配線が施されたものです。 たとえば、マイコン、抵抗、コンデンサ、LED、コネクタなどをはんだ付けして、ひとつの回路として動かすための土台がPCBです。電子工作で「基板を作る」「基板に部品を載せる」と言う場合、多くはこのPCBを指しています。 PCBの役割は、電子部品を固定し、それらを電気的につなぐことです。従来のように電線を何本も使って部品同士をつなぐ代わりに、基板上の銅パターンで回路を構成します。これにより、配線をコンパクトにまとめられ、電子機器を小型化しやすくなります。 PCBは部品をつなぐための基板 電子工作で使うPCBでは、はんだ付けのしやすさ、部品配置、配線の分かりやすさ、ケースへの収まりなどが重要です。ユニバーサル基板、片面基板、両面基板など、用途に応じ......
Jun 17, 2026
製造設計
アンプ基板と回路基板で音が出ないときの確認ポイント:自作オーディオ電子工作の切り分け方
自作オーディオでよくある「音が出ない」問題 電子工作でアンプを自作するとき、完成後に「電源は入っているのに音が出ない」「片側だけ音が小さい」「ノイズだけ聞こえる」といったトラブルが起こることがあります。特に、アンプ基板と入力まわりの回路基板を組み合わせて作る場合、原因がどこにあるのか分かりにくくなりがちです。 音が出ないと、ついアンプICやスピーカーを疑いたくなります。しかし実際には、電源、入力信号、GND、ボリューム、はんだ付け、配線ミスなど、確認すべき場所はいくつもあります。大切なのは、やみくもに部品を交換するのではなく、順番に切り分けていくことです。 まずは電源を確認する 最初に確認したいのは電源です。アンプ基板は、マイコン回路などに比べて大きな電流を必要とすることがあります。そのため、電圧が足りない、電源容量が不足している、極性が逆になっているなど様々な原因を疑う必要があります。 テスターを使い、アンプ 基板の電源端子に指定された電圧が届いているかを確認しましょう。電池を使っている場合は、無負荷では電圧が出ていても、スピーカーを鳴らそうとした瞬間に電圧が下がることがあります。ACアダプタを......
Jun 17, 2026
製造設計
電源基板と制御基板を分けるメリット:電子工作をあとから直しやすくする回路ブロック設計
電子工作では基板を分ける考え方が役立つ 電子工作で作品が少し複雑になってくると、「回路を1枚の基板にまとめるか」「機能ごとに分けるか」で迷うことがあります。LEDを光らせるだけの簡単な工作なら、1枚の基板にまとめても問題ありません。しかし、モーター、センサー、マイコン、表示器などが入ると、配線が増えて見通しが悪くなります。 そこで役立つのが、電源基板と制御基板を分ける考え方です。電源まわりと制御まわりを別々に整理しておくことで、トラブル対応の修正や追加機能の改造がしやすくなります。 電源基板と制御基板の役割 電源基板とは 電源基板は電池やACアダプタなどから入ってきた電気を、回路で使いやすい電圧に整える部分です。たとえば、12Vを5Vに下げる、5Vから3.3Vを作る、逆接続や過電流から回路を守るといった役割があります。 電子工作では、5Vと3.3Vが多いため、どちらも電源基板に作っておき、マイコン、LED、モーター、センサーなど、部品ごとに必要な電圧や電流に合わせて電源基板からとってくるイメージです。電源まわりを整理しておくことは、作品全体の安定動作につながります。 制御基板とは 制御基板は、マイ......
Jun 17, 2026
製造設計
基板発注でありがちな失敗7選!初心者が注文前に確認すべきポイント
プリント基板を外注すると、電子工作の完成度は一気に上がりますよね。ブレッドボードやユニバーサル基板では配線が複雑になる回路も、専用基板にすれば見た目がきれいになり、同じものを複数作るのも簡単です。 一方で、初めて基板を発注するときは「データを間違えたらどうしよう」「届いた基板が使えなかったら困る」と不安になる人も多いはずです。実際、プリント基板は設計データをもとに製造されるため、データ上のミスはそのまま完成品に反映されます。 そこで今回は、基板発注でありがちな失敗と、注文前に確認したいポイントを初心者向けに整理していきます。 失敗1:基板サイズや外形を間違える 1つ目は、基板サイズや外形のミスです。ケースに入れる予定なのに基板が大きすぎる、取り付け穴の位置が合わない、といった失敗はよくあります。基板を設計する前に、ケースの内寸やネジ穴の位置を確認しておくと安心です。 基板のイメージを実際にプリントして、使用するケースに合わせてみるといった手法を使えば、このような失敗を減らすことができます。 失敗2:部品のフットプリントが合っていない 次に多いのが、部品のフットプリント違いです。同じ抵抗やコネクタに......
Jun 17, 2026
製造設計
プリント基板とは? 電子工作で使う理由とユニバーサル基板との違い
結論 プリント基板とは、電子部品を固定し、銅箔の配線で部品同士を接続するための板です。 回路が複雑になるほど、ユニバーサル基板より効率的に作成できます。 電子工作では、簡単な回路ならユニバーサル基板やブレッドボードでも作れます。 ただし、部品点数が増える場合や表面実装部品を使う場合は、プリント基板を作った方が早く、配線ミスも減らしやすくなります。 概要 プリント基板の基本と、ユニバーサル基板との違い、電子工作で使う理由を解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、絶縁材料の板に銅箔で配線パターンを作ったものです。 未実装のプリント基板(パターンのみの状態) 英語ではPCBと呼ばれます。PCBはPrinted Circuit Boardの略です。電子部品はプリント基板にはんだ付けされ、銅箔パターンを通じて電気的に接続されます。 身近な電子機器の内部にも、多くの場合プリント基板が使われています。 プリント基板の役割 プリント基板の役割は、電子部品を固定し、設計した通りに接続することです。 電子回路では、抵抗、コンデンサ、IC、コネクタなどを決められた位置に配置します。プリント基板を使うと、部品の......
Jun 17, 2026
製造設計
KiCadとは? 無料で使える本格的な基板設計CAD
この記事について KiCadは、プリント基板を設計するためのCADソフトです。 無料で使えるソフトですが、業務でも使えるレベルの本格的な基板設計CADです。 プリント基板の設計から製造用データの作成まで、基板づくりに必要な流れを一つの環境で扱うことができます。 この記事では、KiCadがどのようなソフトなのか、なぜ無料で使えるのか、そしてオープンソースであることにどのような意味があるのかを説明します。 KiCadとは KiCadは、プリント基板を設計するためのEDAソフトです。 EDAとは、Electronic Design Automation の略で、電子回路やプリント基板の設計を支援するソフトウェアのことです。 KiCadでは、回路図の作成、基板レイアウト、3D表示、製造用データの出力といった作業を一通り扱えます。これらは、プリント基板を作るためのPCB設計で必要になる基本的な作業で、KiCadでは一つの環境で進められることが特徴です。 KiCadの主な機能 回路図エディターでは、プリント基板の元になる回路図を作成します。 回路図エディターの画面 基板レイアウトでは、回路図をもとにプリント基......
Jun 17, 2026
製造設計
Gerberファイルのチェックリスト:製造トラブルを防ぐ設計データの最終確認
設計が完了した基板をいざ製造に出す前に、Gerber(ガーバー)ファイルを正しく準備・確認することは非常に重要です。Gerberファイルは製造工場が基板を作るための「設計図」であり、ここにミスがあると基板が意図した通りに出来上がらず、納期遅延や追加コストにつながります。本記事では、実務で使えるチェックリストと具体的な確認手順をまとめました。 Gerberファイルとは何か(用語メモ) Gerberファイル:基板の各レイヤー(銅箔、ソルダーマスク、シルク、外形など)を表すベクターデータの集合です。製造機械はこのデータを読み取って基板を加工します。 ドリルファイル(Excellon):穴あけ情報を記したファイルで、スルーホールやビア(層間接続用の穴)などの位置と径が記載されています。いわゆる機械的な寸法が入っています。 DFM(Design for Manufacturing):製造しやすい設計にするための考え方やチェック項目です。 提出前に必ず確認する基本項目(出力前) 1. 設計最終版(Rev)とファイル管理 まず、設計が最新リビジョン(Rev)であることを確認します。何度も更新しているうちに、どの......
Jun 01, 2026
製造設計
振動・衝撃に強い基板設計の基本(固定方法編)
本記事では、振動や衝撃に強い基板にするための「基礎知識」と「固定方法」について解説します。電子工作初心者の方でもイメージしやすいように、できるだけ具体的な言葉でまとめました。 振動と衝撃の基礎知識 振動と衝撃が基板に与える影響 振動とは「繰り返しの揺れ」、衝撃とは「一回性の強い力」のことです。これらの外力は、はんだ接合部の疲労割れ、部品の脱落、コネクタの接触不良などを引き起こす原因になります。繰り返しの応力によって、はんだに微小な亀裂が入り、最終的に断線に至ることもあります。特に振動に関しては、弱い力の繰り返しだと甘く見ていると、後で不具合の原因になることもあるため、十分に注意が必要です。 共振と固有振動数 固有振動数とは、その物体がもつ「もっとも揺れやすい」周波数のことです。外部から与えられる振動の周波数がこの固有振動数に近づくと、共振が起きて振幅が大きくなり、部品やはんだにかかる負担が急激に増えます。基板や筐体(ケース)はそれぞれ別々の固有振動数を持つため、設計段階で想定される振動周波数帯と、構造の固有振動数が重なりすぎないように意識することが重要です。 基板の固定方法と実践テクニック 基板の......
May 26, 2026
製造設計
基板の長期保守性を高める設計チェックリスト:コネクタ配置・試験ポイント・交換性
長く使える電子機器を作るには、初期設計段階で「保守性(ほしゅせい)」を意識することが重要です。保守性とは、故障時の点検・修理・部品交換が容易であることを指します。この記事では、コネクタ配置、試験ポイント、交換性(部品を交換しやすくする設計)を中心に、実務的なチェックリストまでご紹介します。 設計前に決めておくべき基本方針 まずは製品のライフサイクルを想定します。ライフサイクルとは製品が市場に出てから廃棄されるまでの期間や運用環境のことです。屋内で使うのか、屋外や工場のような過酷環境で使うのかで設計方針が異なります。想定耐用年数、想定故障率、保守頻度を決めておくと、どの程度の冗長性(余裕を持たせること)や交換性が必要か判断しやすくなります。 ここで重要なのは、すべてを完璧にすることはできないところです。例えば、故障率は予想でしかなく、必ず同じ確率で故障するとは限りません。製造ロットや、個体によってばらつきが存在します。そのため、ある程度幅があることを最初に認識しておくことが必要です。 チェックポイント(設計方針) 想定使用環境(屋内/屋外/振動/温度)を明確にする。 想定保守頻度(年に何回点検するか......
May 26, 2026
製造設計
基板コスト削減テクニック:部品選定・レイヤー最適化・パネル化の実務
プリント基板、PCBの製造コストを下げるには、設計段階から製造・実装・調達までを見通した工夫が必要です。本記事では、電子工作初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、部品選定、レイヤー最適化、パネル化(めんづけ)などの実務的なテクニックを解説します。 コスト削減の全体戦略 設計段階での考え方 コスト削減は「後から削る」よりも「最初から作らない」ことが効きます。まずは製品の要求仕様(性能、信頼性、量産数量)を明確にし、必要十分な仕様に落とし込みます。ここで言う要求仕様とは、動作温度や通信速度、寿命など製品が満たすべき条件のことです。 設計段階で製造業者(基板メーカーや実装業者)と早めに相談すると、無駄な仕様や高コスト工程を避けられます。製造側の制約(ドリル最小径、配線幅の標準、表面処理の選択肢など)を把握しておくことが重要です。場合によっては、複数の製造業者から選択する必要もあります。 製造ロットとコストの関係 基板コストは数量(ロット)に強く依存します。試作(1〜10枚)と量産(数百〜数万枚)では単価が大きく変わります。一般に、セットアップ費用や治具費が分散されるほど単価は下がります。まずは想......
May 26, 2026
製造設計
DRC設定とよくあるミス対策:KiCadAltium別の実践設定例(DRC・KiCad・Altium)
プリント基板(PCB)設計で製造トラブルや実装不良を防ぐために不可欠なのがDRC(Design Rule Check:設計ルールチェック)です。DRCは設計データが製造可能な範囲に収まっているかを自動で検査する機能で、設計ミスを早期に発見して手戻りを減らします。この記事では、初心者にもわかりやすく用語を都度説明しながら、よくあるミス、実務で使えるDRC設定例、ツール別の運用ポイント、最終チェックリストまでご紹介します。DRCの重要性については、こちらの記事で紹介しています。 DRCの基本と役割 DRCはCAD(基板設計ソフト)上で設定したルールに基づき、配線幅やクリアランス(間隔)、ドリル径、ソルダーマスク開口などの違反を自動検出する機能です。ここで出るエラーは「製造できない」「実装で問題が起きる」といった致命的なものが多いため、出力前に必ず解消する必要があります。 ここで用語について少し解説しておきます。 クリアランス:導体同士や導体とパッドの最小間隔。 トレース幅(配線幅):銅箔の線の太さ。流せる電流の大きさや製造性に影響します。 ビア(via):層間を接続する穴。2層基板や、スルーホールは基......
May 26, 2026
表面処理とコーティング
PCB ソルダーマスクの技術仕様と DFM 設計戦略
PCB ソルダーマスクの技術仕様と DFM 設計戦略 プリント基板(PCB)の製造プロセスにおいて、銅配線上に塗布されるポリマーコーティング(ソルダーレジスト)は極めて重要な役割を果たします。ソルダーレジストは、組立時にハンダブリッジが発生するのを防ぎ、環境湿度による酸化侵食から保護し、回路の電気絶縁性能を確保するといった複数の重要な機能を担っています。 ソルダーレジストは「ソルダーマスク」とも呼ばれます。部品の実装密度が高まるにつれ、ソルダーレジストの精度と安定性は重要な物理的制約要因へと発展し、最終的にはハードウェア機器の長期信頼性に影響を与えます。 一、物理・化学的特性:LPIインクの技術進化 ソルダーレジスト形成工程では通常、液状感光性(LPI)インクが用いられます。これは熱硬化と光重合特性を併せ持つ複合系で、エポキシ樹脂、光開始剤、顔料などで構成されています。 塗布と露光:LPIインクは基板全面に塗布され(通常スクリーン印刷またはカーテンコートで実現)、その後精密な紫外線(UV)露光処理が行われます。光が照射されなかった部分は現像液で除去され、ソルダーレジストに所望の開口構造が形成されま......
Apr 27, 2026
表面処理とコーティング
現代電子製造の熱力学の核心:リフローはんだ付けプロセス
現代電子製造の熱力学の核心:リフローはんだ付けプロセス 電子機器が極めて小型化・高周波化する現代において、PCBはんだ付けプロセスの安定性は、最終製品の寿命と信頼性を直接決定します。表面実装技術SMTで最も重要な工程であるリフローはんだ付けは、単なる加熱・冷却ではなく、流体力学・冶金反応・精密熱制御が絡み合う複雑なエンジニアリングです。 一、はんだ付けの基盤:はんだペーストの科学 完璧なはんだ付けは、PCBはんだペーストの正しい塗布から始まります。はんだペーストは単一物質ではなく、チオキソトロピックフラックスに浮遊した球形合金粉末からなる非ニュートン流体です。 1. 合金成分と粒径:現代の無鉛プロセスではSAC305(スズ・銀・銅)合金が主流です。粒径(Type3~Type6)はステンシル開口寸法に依存し、01005や008004部品では印刷欠落を防ぐためType 5/6の微粉はんだペーストが必須です。 2. フラックスの多重役割:SMTリフロー中、フラックスは特定温度で活性化し、はんだ付け表面の酸化膜を除去し、溶融金属の表面張力を低下させ、冷却前の二次酸化を防ぎます。 3. 印刷品質(SPI):......
Apr 27, 2026
製造プロセス
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド PCB設計と製造の間には、極めて精密なデータプロトコルが存在します。設計が完了し工場に手渡される際、すべての回路幾何、パッド座標、はんだマスク定義は、一つのフォーマットに変換されなければなりません:Gerberファイルです。 ベテランのCAMエンジニアに「Gerberファイルとは何か?」と問えば、彼はこう答えるでしょう。「それは単なる座標データの集まりではなく、PCBの生産DNAだ」と。正確なPCB Gerberファイルがなければ、完璧な設計でさえ、実現不可能なデジタル幻影に過ぎません。 一、なぜGerberは産業標準なのか? Gerberファイルは本質的にオープンな2次元ベクター画像フォーマットです。基板上の各要素の正確な位置、形状、サイズを記述します。なぜ生の.PcbDocや.brdファイルを直接送らないのでしょうか? ソフトウェア互換性:異なるCADソフトウェア間のアルゴリズム差異により、レンダリングエラーが発生する可能性があります。 知的財産保護:Gerberファイルは製造に必要な幾何情報のみを含み、回路ロジックや設計ルールは含まれないた......
Apr 27, 2026
製造プロセス
技術的な指示: V-Cut パネル化標準
一般的な形状のボードの場合、Vカットパネライゼーションを使用することができます。この加工方法は、パネルの断面に一定の深さのV字型溝をカットし、コンポーネントを組み立てた後に分離しやすくすることです。 Vカットの特性により、分離後に糸のような繊維が残り、軽く削り取ることができます。分離中の材料の膨張と亀裂により、Vカットボードの外形寸法はわずかに大きな公差(±0.4mm)を持ちます。 この方法を使用してパネル化に接続されたPCBは、「Vカットパネル化ボード」と呼ばれます(現在、JLCPCBの標準SMTアセンブリはVカットパネル化をサポートしています)。 Vカット加工 Vカット加工に関連する主なポイントは以下の通りです。 ■Vカット角度:25度。 ■Vカットパネルサイズ:長さ、幅ともに70mm以上である必要があります。 ■Vカット接続性:長方形のボードは、4面すべて、または反対側の2面すべてを接続することができます(接続コーナーの最小幅は3mm、ボードの厚さが0.8mm以下の場合、接続コーナーの最小幅は5mmでなければなりません)。 ■Vカット方向:直線のみ可能(一方の端から始まり、反対側の端で終わる......
Apr 01, 2026
製造設計
PCBテスト方法:PCBテストと特性評価のための包括的なガイド
プリント回路基板(PCB)に関しては、安定した永続的な機能と信頼性を確保することが重要です。PCBテストは製造工程において重要な役割を果たし、潜在的な問題を特定し、コストのかかる故障を防ぐことができます。この包括的なガイドでは、PCBのテストと特性評価に使用されるさまざまな方法を紹介し、エンジニア、メーカー、エレクトロニクス愛好家に貴重な洞察を提供します。 PCBテスト方法: PCBテストには、設計と機能のさまざまな側面を調査する体系的なアプローチが含まれます。PCBテストに含まれる重要なステップは次のとおりです。 目視検査 PCBテストの最初のステップは、綿密な目視検査です。 このプロセスには、はんだ付けエラー、コンポーネントの位置ずれ、または物理的な損傷などの目に見える欠陥がないかボードを検査することが含まれます。目視検査は、PCBの性能と安定性に影響を与える可能性のある問題を特定するのに役立ちます。 導通テスト 導通テストは、PCBの電気的接続の完全性を保証します。抵抗を測定したり、電圧降下テストを行うことにより、この方法は、ボードの適切な機能を妨げる可能性のある開 回路や短絡が ないことを......
Apr 01, 2026
製造プロセス
PCBエッチングを深く掘り下げる
こんにちは!プリント回路基板(PCB)の製造には、PCBエッチングと呼ばれる複雑なプロセスが必要です。この記事では、このプロセスと、この分野をリードしてきた方法やイノベーションについて説明します。 エンジニア、趣味、学生、専門家、愛好家など、あなたのバックグラウンドに関係なく、JLCPCBはPCBエッチングに関する洞察に満ちた情報を提供します。 PCBエッチングを理解する PCBエッチングは、プリント回路基板製造の基本的なステップです。これには、基板の表面から銅を選択的に除去して、電子部品を接続する導電性経路またはトレースを作成することが含まれます。エッチングプロセスは、複雑な回路パターンを作成する際の精度と精度を保証します。 従来のエッチング技術 従来、PCBエッチングは化学的方法を使用して達成されてきました。化学エッチングは、PCB製造で最も広く使用されている方法です。これは通常、酸である化学溶液を適用して、基板から銅または不要な銅を選択的に除去することを含みます。パターンのある領域はレジスト材料で保護され、エッチング液が銅を攻撃するのを防ぎます。最も一般的に使用される技術は、塩化第一鉄エッチ......
Apr 01, 2026
製造プロセス
技術的な説明: マウスバイトパネル化ガイド
従来のパネル化方法はV溝を使用しますが、不規則な形状のボードや特殊な要件(JLCPCBの経済的なSMTアセンブリなど)の場合、封筒の切手に似たマウスバイトパネル化が必要です。この方法を使用してパネル化されたPCBは、「マウスバイトパネル」または「マウスバイト接続」と呼ばれます。 マウスバイトパネル化は 「汎用パネル化」とも呼ばれます。マウスバイトを追加する位置がある限り、さまざまな形状のボードをマウスバイトを使用して相互接続することができます。マウスバイト接続位置の数、サイズ、およびパネルの全体的な安定性は、SMTアセンブリの品質に直接影響します。 マウスバイトのパネル化により、パネルを取り外した後に鋸歯状のエッジが発生する可能性があります。 ■マウスバイトサイズ:直径0.60mmの穴を5~8個セットで使用することをお勧めします(1セットあたりの穴の数が5個以下にならないようにすることをお勧めします)。 ■マウスバイトの間隔:穴の端から穴の端までの距離は0.35-0.4mmである必要があります。十分な接続強度を確保するために、最低0.3mmの間隔を確保する必要があります(薄いボードの場合、もう少し......
Apr 01, 2026
製造プロセス
プリント基板製造プロセスのステップバイステップガイド
プリント回路基板(PCB)は現代の電子機器の要であり、電子部品と回路の物理的な基盤を提供します。PCBの部品と製造プロセスを理解することは、エンジニア、設計者、そして電子機器に興味を持つすべての人にとって重要です。 PCB製造プロセス プリント回路基板(PCB)の製造プロセスは、設計図をプロフェッショナルな基板に変換するために複数の工程を経ます。通常、専門のPCB製造施設で行われるこの複雑なプロセスでは、エッチング、ドリリング、メッキなどの様々な技術が用いられ、高精度を実現するためにコンピュータ数値制御(CNC)技術も統合されています。 銅層は複数回にわたって一連の工程を経ます。感光性フィルムを塗布し、回路パターンを表すマスクを通じて紫外線に曝露され、その後現像されます。このプロセスにより回路パターンが露出し、化学エッチングによって選択的に銅を除去することが可能になります。最終的には銅で表現された回路パターンが完成し、スルーホール部品とビアのための穴が開けられ、銅を保護し導電性を高めるためにメッキが施されます。 製造プロセスの最終段階では、はんだマスクが塗布され、回路を保護し、はんだブリッジの発生......
Apr 01, 2026
表面処理とコーティング
PCBのゴールドフィンガー - なぜ重要なのか?
PCBのゴールドフィンガー - なぜ重要なのか? PCBゴールドフィンガーとは? PCBゴールドフィンガーは、プリント基板の金属接点、通常は基板の端部に配置されたものを指します。一般的に金または改良型金合金などの金属材料で作られています。パッドの表面が金メッキされ、導電性接点が指のように配置されているため、「ゴールドフィンガー」と呼ばれています。 金は酸化に対して極めて耐性が強く、HASLのような他のPCB表面処理と比較して優れた導電性を持っています。見た目が良いだけでなく、金メッキは美観目的だけのものではなく、コネクタ性能にとって重要な実用的な機能を果たします。 PCBゴールドフィンガーの製造プロセスでは、材料の選択が極めて重要です。PCB上でゴールドフィンガーを製造する際、適切な材料を選択することは本当に重要です。ゴールドフィンガーは通常、純金、金合金、または金メッキなどの一流の材料を使用して、電気が安定して確実に流れるようにします。また、腐食や摩耗に耐性のある材料を選択することも重要で、これによりゴールドフィンガーは長持ちします。 市場には2種類の金仕上げが存在します。 無電解ニッケル浸漬金......
Apr 01, 2026
製造プロセス
PCB 設計における皿穴の重要性と種類
プリント基板 (PCB) は、電子デバイスの基礎として機能し、コンポーネントの高度な相互接続を可能にします。皿穴は、コンポーネントの安全な固定を容易にし、全体的な信頼性を高めることで、 PCB 設計において重要な役割を果たします。この記事では、PCB で使用される様々な種類の皿穴について説明し、その機能、利点、用途、および実用的な考慮事項について詳しく説明します。 導入 皿穴は、ネジや留め具の頭を PCB の表面と同じ高さかその下に置くことができる特殊な開口部です。この設計上の特徴は、機械的なフィット感を向上させ、コンポーネントの安定性を確保し、ボードの構造的完全性を維持するために不可欠です。皿穴を効果的に使用すると、PCB の機能性が向上するだけでなく、PCB の寿命と性能も向上します。さまざまな種類の皿穴とその特定の用途を理解することで、設計者は PCB 設計を最適化する際に十分な情報に基づいた決定を下すことができます。 特定の要件に合わせて適切なタイプの皿穴を選択することにより、PCB 設計者は電子製品の信頼性とパフォーマンスを大幅に向上させることができます。このセクションでは、PCB 設計......
Apr 01, 2026
製造プロセス
PCB設計における環状リングの重要性を理解する
環状リングは、プリント回路基板(PCB)設計において重要な役割を果たし、2つのパッドの適切な電気的接続を保証します。信号と電流の流れは、2つの層間の環状リングの配置によって特徴づけられます。サイズの計算や配置が間違っていると、電子部品に過渡動作やフリッカーノイズが発生する可能性があります。この記事では、環状リングの問題、タンジェンシー、ブレイクアウトから設計を改善するためのすべての重要なステップを検討します。 プリント回路基板(PCB)の環状リングとは、PCBに開けられた穴を囲む銅のリングを指します。設計の複雑さのために、PCB設計者はしばしば多層スタックPCBを使用する必要があります。 これらの2層のトラックパッドを接続するために、パッドに「ビア」と呼ばれる小さな穴が開けられます。このリングはビアの一部であり、2つの異なる層の銅パッド間の良好な電気的接続を確保するために不可欠です。より明確に説明すると、2つの層を接続するためにビアを通して挿入された円筒形の銅アタッチメントとして定義できます。サイズと電気的特性は、PCBメーカーの能力によって決まります。 環状リングの構造 PCBの環状リングの構造......
Apr 01, 2026
表面処理とコーティング
PCB用HASLとENIG表面仕上げの比較
PCB用HASLとENIG表面仕上げの比較 プリント基板(PCB)の表面処理を適切に選択することは、性能、信頼性、耐久性を確保する上で重要です。最も一般的に使用される表面処理の2つは、ホットエアソルダーレベリング(HASL)と無電解ニッケル置換金(ENIG)です。これらの表面処理にはそれぞれ明確な長所と短所があり、異なる用途に適しています。この記事では、HASLとENIGを比較し、お客様のPCBプロジェクトに最適な表面処理を判断するお手伝いをします。 HASLとは何か? ホットエアソルダーレベリング(HASL)は、PCBを溶融したはんだ槽に浸し、次にホットエアナイフを使用して余分なはんだを除去し、銅パッド上に均一なコーティングを残す表面処理技術です。HASLは鉛入りはんだまたは鉛フリーはんで実施でき、後者はより環境に優しく、RoHS(有害物質使用制限)規格に準拠しています。 HASL表面処理 HASLの長所 1. コスト効率が高い:HASLは利用可能な中で最も経済的な表面処理の1つであり、コストを重視するプロジェクトで人気の選択肢となっています。 2. 良好なはんだ付け性:はんだコーティングは優れ......
Apr 01, 2026
製造設計
製造のための設計 (DFM): 生産を最適化するための包括的なガイド
エレクトロニクスや産業の競争の激しい分野では、品質を維持しながら製造プロセスを改善することが極めて重要です。ここで役立つのが製造のための設計 (DFM) です。DFM は、製品開発段階で製造のシンプルさを重視した設計ツールです。早い段階で製造上の制限を設けることで、DFM は商品が有用であるだけでなく、価格も手頃で信頼性が高く、大規模生産でも簡単に製造できることを保証します。この記事では、DFM の重要性、その主要な考え方、製造効率を高めるための最適なアプローチについて説明します。 製造のための設計 (DFM) とは何ですか? 製造のための設計 (DFM) は、製造環境を考慮してデバイスを作成する分野です。複雑さを軽減し、費用を管理し、設計が一貫して生産できることを保証することで、起こり得る製造上の問題を早期に特定できるようになります。DFM の概念を組み合わせることで、エンジニアは生産開始前に必要な変更を加えることができるため、時間と費用を節約できます。 DFM は、材料の選択、コンポーネントの標準化、プロセスの簡素化、許容誤差の最適化など、多くの側面をカバーします。DFM は、設計から製造への......
Apr 01, 2026
品質&信頼性試験
PCB基板の銅メッキ
導入 プリント基板 (PCB) は現代の電子機器の基本的なコンポーネントであり、電気部品が通信するために必要なプラットフォームを提供します。その製造の中心にあるのは PCB 銅メッキです。これは、これらの基板が効果的に電気を伝導できるようにする重要なプロセスです。この記事では、PCB 銅メッキとは何か、なぜ重要なのか、どのように機能するのか、その利点、一般的な問題、およびメーカーが品質を確保する方法について説明します。 出典: https://jurgis.me PCB銅メッキの理解 PCB 銅メッキでは、PCB の表面とスルーホールを銅の層でコーティングします。このプロセスは、電子部品が機能するための電気経路を作成するために不可欠です。PCB 銅メッキがなければ、PCB は電気を効率的に伝導できず、電子機器に役に立たなくなります。 PCBにおける銅メッキの基礎 PCB 銅めっきは、銅層の適切な接着を確保するために PCB 表面を洗浄して準備することから始まる、複数のステップから成るプロセスです。このプロセスは、無電解銅めっきと電解銅めっきの 2 つの主要なタイプに分けられます。 出典: alib......
Apr 01, 2026
製造設計
プリント基板に適した表面仕上げ材を選択する方法
プリント回路基板(PCB)の設計と製造に関しては、表面仕上げの要素を考慮することは重要な決定です。表面仕上げは、PCBの美観に影響を与えるだけでなく、電子機器の機能、信頼性、はんだ付け性、および寿命に不可欠です。 表面仕上げは、PCBの露出した銅トレースの保護層として機能します。酸化を防ぎ、はんだ付け性を促進し、導電性を向上させ、湿度や腐食などの環境要因からある程度の保護を提供します。適切な 表面仕上げを選択することは、PCBの寿命と正しい動作を保証するために不可欠です。 表面仕上げの選択に関する考慮事項 PCBの表面仕上げを選択する場合、ボードのはんだ付け性、酸化防止、および全体的な信頼性を確保するために、いくつかの考慮事項が適用されます。提供された検索結果に基づいて、表面仕上げの選択に関するいくつかの重要な考慮事項は次のとおりです。 はんだ付け性 表面仕上げは、PCB上で部品を組み立てるためのはんだ付け可能な表面を提供する必要があります。組み立てプロセス中に信頼性の高いはんだ接合を作成するのに役立つ必要があります。 酸化からの保護 表面仕上げは保護層として機能し、露出した銅回路の酸化や劣化を防......
Apr 01, 2026
PCB調達&調達
クイックターンPCB: 高品質プロトタイプを迅速に入手する方法
プリント基板(PCB)は現代のエレクトロニクスにおいて重要な役割を果たしており、より迅速で効率的な開発の需要によりクイックターンPCBサービスが極めて重要となっています。この記事では、クイックターンPCBとは何か、その重要性、JLCPCBのクイックターンPCB製造のリードタイム、クイックターンPCBが企業にどのように役立つか、そして優れたクイックターンPCB製造業者の選び方について説明します。 クイックターンPCBとは何ですか? クイックターンPCBは、短い期間内にPCBを製造・納品するプロセスを指します。PCB製造の標準的なリードタイムは約2~3週間ですが、クイックターンPCBサービスでは数日以内に製造・納品できます。クイックターンPCBサービスは、プロトタイプを迅速にテストに移行する必要がある企業にとって不可欠です。 クイックターンPCBの重要性: クイックターンPCBサービスは、タイムトゥマーケットの短縮、プロトタイピング能力の向上、設計の迅速な修正を可能にします。これは、タイムトゥマーケットが重要な自動車、航空宇宙、医療機器などの業界で特に重要です。クイックターンPCBサービスは、量産前に......
Mar 26, 2026
PCB調達&調達
【基板の試作を早く届けてもらうには?】短納期で開発をスムーズに進める方法
新しい電子機器やガジェットを開発する際、避けて通れないのが「基板の試作」です。アイデアを形にしようと設計を終えたとき、誰もが「一日でも早く実物を確認したい」と思うものです。 今回は、基板試作の大切さと、納品までの時間をぐっと短縮するためのポイントを分かりやすく解説します。 基板の「試作」って何のためにするの? 基板の「試作」とは、大量生産(本番)を始める前に、ごく少数の基板を実際に作ってみる工程のことを指します。 試作をする大きな理由は、パソコンの画面上の設計データだけでは気づけない「物理的なミス」を事前に見つけるためです。 どうして納期が遅れてしまうのか? こういった場合、多くの原因は製造側ではなく、送った「設計データ」にあります。 基板を製造したり、部品を載せたりする基板実装業者(メーカー)は、受け取ったデータに矛盾や不明点があると、作業をストップして注文者に確認のメールを送ります。 「この部品の向き、データとシルク(文字)が逆に見えるけれど大丈夫?」 「配線が細すぎて、今の工場の機械では作れないかも」 「指定された部品の在庫が切れているけれど、代わりの部品はどうする?」 こうしたメールのやり......
Feb 24, 2026
製造設計
プリント基板の表面処理を徹底比較(HASL vs ENIG vs ENEPIG)
プリント基板の表面処理は品質と信頼性を左右する重要工程です。 本記事では、代表的な3つの表面処理方法であるHASL、ENIG、ENEPIGの特徴を比較し、用途に応じた最適な選択方法を解説します。 表面処理とは?プリント基板に必要な理由 プリント基板の銅箔が露出したランド部分は、空気中の酸素と反応して約1週間で酸化が進行します。酸化が進むとはんだ付け性が著しく低下し、部品の実装不良や接続不良の原因となります。 表面処理は、銅箔表面に保護膜を形成することでそう言った酸化を防止し、長期間にわたって安定したはんだ付け性を維持する役割を担います。 HASLとは?コスト重視の表面処理 HASL(熱風半田レベラー)は、基板を溶融はんだ槽に浸漬し、熱風で余分なはんだを吹き飛ばす表面処理方法。 比較的歴史が長く、コストパフォーマンスに優れています。 · 比較的低コスト · 優れたはんだ付け性 · 微細パッドに不向き 用途:試作基板、0.65mm以上 主なメリットは、「優れたはんだ付け性」と言う点や、「スルーホール内壁もカバーできる」ところでしょう。 ただし、微細パッド0.5mm以下には不向きのため要注意です。 EN......
Feb 05, 2026
製造設計
多層基板とは?4層・6層基板の設計ポイント
電子機器の小型化・高性能化に欠かせない多層基板について、基本から実践的な設計ポイントまで解説します。 多層基板とは?単層・両面基板との違い 基板選びで迷わないために、まず各タイプの違いを理解しましょう。 多層基板の基本定義と構造 多層基板は、ミルフィーユのように3層以上の銅箔を絶縁材で挟んだプリント基板です。層間は「ビア」と呼ばれる穴で電気的に接続され、基板内部にも配線ができます。表面からは見えない内層に、電源やグランド専用の層を持つのが特徴です。 単層・両面基板との違い 単層基板:表面のみ配線。LEDライトなど簡単な製品向け 両面基板:表裏に配線。家電リモコンなど 多層基板:内部にも配線層。スマホやPCなど高機能製品向け スマートフォン1台には10層以上の多層基板が使われています。 多層基板が使われる代表的な用途 スマートフォン、ノートPC、自動車制御装置、ドローン、Wi-Fiルーター、医療機器など「小さいのに高性能」な製品に採用されています。 基板多層化のメリットと注意点 多層化することで得られる利点と、考慮すべき課題について見ていきましょう。 配線密度・信号品質が向上する理由 両面基板では部......
Feb 05, 2026
製造設計
カラー基板コンテスト
JLCPCB カラーpcb-イベント ❖応募テーマ どんな内容でもok、PCBや電子工作などについての画像を投稿する! 「芸術」は説得力があっていいです ❖期間とスケジュール 募集期間:現在から永遠 提出期限:募集期間と同様 受賞者の発表:毎月の7日/ JLCPCBのホームページ・で公開 ❖参加資格 日本にいる人! (在日外国人を含む)、日本人、日本語がわかる人 (#JLCPCB.JP #JLCマルチカラーシルクスクリーンPCB#電子工作) *投稿公開必須 ❖審査基準 ☆PCBのアイデアや写真の見せ方はより発想的でいいこと ❖マルチシルクスクリーンを注文し、twitterで共有する ☆@JLCPCB_Japan & 3人 エンジニアの友達 ; #JLCPCBJP #JLCマルチカラーシルクスクリーンPCB #電子工作 ❖最高得点者の5人にフルカラーシルクスクリーンPCB定規+JLC $50割引+amazon 電子ギフトカード$50+3DPクーポン$8をプレゼント(JLCPCB_Japanは翌月末以降に結果をツイートします) ☆コメント=3ポイント、リツイート=2ポイント、いいね=1ポイント ❖授賞......
Dec 31, 2025
製造プロセス
プリント基板アセンブリ(PCBA): ステップバイステップガイド
動作する回路基板を作成するための最も重要な要因の一つは、組立技術とプロセスであり、このようなステップは、最終的に製造されたデバイスの良好性を確保するために制御され、慎重に実行されなければならない。プリント基板アセンブリ(PCBA)とは、プリント基板(PCB)に電子部品を組み立て、機能的な電子デバイスを作成するプロセスです。組み立て工程には、基板への部品の配置から最終製品のテストまで、さまざまな段階があります。このガイドでは、PCBAプロセスの包括的な概要を提供し、成功した信頼性の高いアセンブリを確実にするために、各重要なステップに焦点を当てています。 JLCPCBはPCBアセンブリを提供し、その能力に基づいて、各部品のはんだ付けから基板への配置までの全工程を担当し、エンジニアや企業の時間を短縮します。PCBアセンブリプロセスは、PCB製造の直後に行われ、部品が露出したパッド上のはんだペーストの必要量を一掃し、回路アセンブリを達成するためにリフローである次のステップのために部品を配置します。JLCPCBでは、PCB製造に関する総合的なガイドを提供しています。 JLCPCBのPCBアセンブリ JLCP......
Dec 29, 2025
製造設計
ENEPIG とは何ですか? PCB 仕上げにおける ENIG との違いは何ですか?
ENEPIG (無電解ニッケル、無電解パラジウム、浸漬金) は、保管中および動作中に環境要因からプリント基板を保護するためにプリント基板に施される表面メッキの一種です。ENEPIG は、無電解ニッケル (Ni 3-5 μm)、続いて無電解パラジウム (Pd 0.05-0.1 μm)、浸漬金層 (Au 0.03-0.05 μm) を堆積して作られます。はんだ接合部の強度、金線ボンディング、アルミニウム線ボンディングに適しており、接触抵抗が低くなっています。ほぼすべての PCB に簡単に堆積できるため、「ユニバーサル仕上げ」とも呼ばれています。 高度な HDI (高密度相互接続) 設計との互換性により、機能性を犠牲にすることなく、より洗練されたコンパクトな電子機器の作成が可能になります。今日は、2 つの注目すべき候補である ENIG (無電解ニッケル浸漬金) と ENEPIG (無電解ニッケル無電解パラジウム浸漬金) の間の複雑なニュアンスを解明します。さあ、この啓発的な旅に出発しましょう! ENPIG と ENIG PCB 仕上げの違い: ENIG (無電解ニッケル金メッキ) は、120~240 ミ......
Oct 31, 2025
PCB調達&調達
PCBにおけるサーマルバイアス:熱管理の包括的ガイド
はじめに PCB設計の世界では、熱の管理は電子デバイスの信頼性と性能に不可欠です。PCBのサーマルビアは放熱に重要な役割を果たし、コンポーネントを長持ちさせます。電子デバイスがよりコンパクトで高性能になるにつれ、PCBサーマルビアやその他の熱管理技術の設計と配置を理解することは非常に重要です。このガイドでは、PCBにおけるサーマルビアについて、その設計、配置、および熱管理における効果に焦点を当てて掘り下げています。 PCBのサーマルビアについて PCBにおけるサーマルビアとは、はんだやその他の材料で満たされた小さな導電性の穴のことで、PCBレイヤー間の熱の移動を助けます。高温部分から熱を逃がすことで、部品の最適な動作温度を維持します。適切な熱管理は、部品の故障やデバイスの性能低下の原因となる過熱を防ぐために極めて重要です。 サーマルビアの主な機能は、PCB内の熱放散を促進することです。表面実装部品から内層またはヒートシンクに熱を移動させるため、発熱部品の下に配置されることがよくあります。これは、システムの信頼性を確保するために効率的な冷却が必要なハイパワーアプリケーションでは特に重要です。 サーマ......
Jan 28, 2025
品質&信頼性試験
テクニカルガイダンス 文字設計仕様
コンポーネントのアセンブリ、将来のメンテナンス、および製造業者や製造日などのPCB製造情報のトレーサビリティを容易にするために、通常、さまざまな文字がPCBにシルクスクリーン印刷されます。 伝統的なPCB文字のシルクスクリーンは、スクリーン印刷法を使用して作成されます(そのため、「シルクスクリーン文字」という用語があります)。JLCPCBは標準的な「シルクスクリーン文字」に加えて、「高精細文字」や「高精度文字」などのオプションも提供しており、注文インターフェースでお客様が選択することができます。違いは以下の通り: 1. 文字サイズのパラメータ: 文字の線幅と高さは比例させる。文字と文字の間には適切な間隔が必要であり、アウトライン化された文字幅よりも直線的な文字幅が好ましい。 ❶標準フォント: 標準フォント:字画幅≥0.15 mm、字高≥1 mm(高精度文字は、最小字画幅0.1 mm、最小字高0.8 mmをサポート)。 ❷ 中空フォント: 字画幅≧0.2 mm、字高≧1.5 mm。 [特記事項] 寸法がこれらのパラメータを下回る場合、JLCPCBの技術チームはファイルの文字高さを調整しませんが、文字......
Dec 31, 2024
表面処理とコーティング
PCB実装技術、方法、およびベストプラクティス
はじめに エレクトロニクス業界において、PCB実装は電子デバイスのアセンブリと機能に直接影響する基本的なプロセスです。PCB実装は、プリント基板(PCB)に電子部品を取り付けるために使用される方法を指し、デバイスの信頼性と性能を確保するために重要な側面となります。技術の進歩に伴い、PCB実装の技術も進化し、より効率的でコンパクトな設計が可能になりました。 PCB実装技術 PCB実装技術は、コンポーネントをPCBに確実に取り付けるために非常に重要です。2つの主要な方法は、表面実装技術(SMT)とスルーホール実装です。それぞれの方法には独自の利点と用途があります。 表面実装技術(SMT): 表面実装技術(SMT)は、PCB表面に部品を直接取り付ける、一般的なPCB実装技術です。SMTは、より小型で軽量なコンポーネントをサポートする能力で知られており、よりコンパクトで効率的な設計の実現に役立ちます。SMTの主な利点は以下の通りです: 1. 部品密度の向上: SMTは、PCB上の部品密度を高めることができ、より小さなフットプリントで最大限の機能を発揮します。これは、スペースが限られている現代の電子機器では......
Dec 31, 2024
製造プロセス
PCB設計におけるコンポーネントレイアウトを理解する
コンポーネントレイアウトは、プリント回路基板(PCB)設計の主要な要素であり、電子デバイスの性能、信頼性、製造能力に大きな影響を与えます。PCBの適切なコンポーネントレイアウトは、最高の動作を保証し、ノイズ、干渉、および熱伝達の問題を最小限に抑えるのに役立ちます。この記事では、コンポーネントレイアウトの主なアイデアと技術、および信頼性が高く効果的なPCBを製造する上での役割について説明します。 コンポーネントレイアウトとは何ですか? コンポーネントレイアウトは、PCB上の電子部品の配置です。 基板の物理的安定性と電気的性能はこの構成に依存するため、絶対に必要です。適切なコンポーネントレイアウトでコンポーネントを戦略的に配置することで、効率的な熱管理が保証され、電磁干渉(EMI)が低減され、信号の完全性が最大化されます。 コンポーネントレイアウトの重要な側面 - 電源ピンへの近接性: コンポーネントレイアウトの基本的な考え方の1つは、コンデンサ、抵抗器、その他の重要なコンポーネントを集積回路(IC)の電源ピンの近くに配置することです。安定した回路の動作は、ノイズと電圧変動の低減に依存しているため、こ......
Nov 25, 2024
製造設計
PCB設計における皿穴の包括的なガイド
プリント回路基板(PCB)を設計する際、エンジニアは部品を取り付けたり、コネクタを取り付けるために基板に穴を開ける必要があることがよくあります。 2つの一般的な穴の種類は、皿穴と皿穴です。一見似ているように見えるかもしれませんが、皿穴と皿穴の間には、PCBでの使用に影響を与える重要な違いがあります。どちらの用語もCNC加工で一般的に使用されています。一般的に、皿穴は円錐形の穴であり、皿穴は円筒形の平底の穴です。 この記事では、皿穴と皿穴の主な違いについて説明し、PCB設計におけるそれぞれの最適な用途について説明します。皿穴には、60°、82°、90°など、さまざまな角度があります。一方、皿穴はテーパーがなく、互いに平行な側面を持っています。 この記事では、沈み込み穴について詳しく説明し、沈み込み穴の掘削プロセス、用途、主な設計上の考慮事項などについて説明します。 皿穴とは?皿穴は、穴あけ工程が面倒なため、皿穴よりも複雑です。皿穴は、ネジの形状と一致する標準的な形状を持ち、取り付けられたネジのキャップが基板の表面より少し下に位置します。穴の深さは、ネジがボードの上部に見えるか、上部を覆って形状を隠す......
Nov 25, 2024
表面処理とコーティング
フライングプローブテスト:現代の電子機器製造におけるPCB品質保証の変革
プリント回路基板(PCB)製造プロセスには、重要なテスト工程が含まれています。各ボードは、メーカーがセンターを離れる前に、電気的または回路上の問題を検出できるように、各ボードをテストする必要があります。PCBがこのテストに合格することで、PCBが確実に機能することがさらに保証されます。最も一般的なタイプのテスト方法には、インサーキットテスト(ICT)とフライングプローブテスト(FPT)があります。 6本の高精度プローブ(針)のうち4本は上部に、2本は下部にあり、プリント基板やアセンブリのコンポーネントピン(ファインピッチコンポーネントを含む)またはその他の接触点にプログラムで接触することで、これらの電気的テストを行うことができます。電気的テストの他に、フライングプローブテスターを使用した機能テストも可能で、JTAGインターフェースを介してプログラムを記録することができます。FPTは、固定装置やテストベッドを必要とせずにPCBアセンブリを検証する非常に正確で汎用性の高い技術であるPCBテストの一種であり、この記事では、PCBのフライングプローブテストの原理、プロセス、機能、およびアプリケーションの詳......
Nov 24, 2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7