This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:どちらを使うべきか?

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

2 min

目次
  • ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:クイック比較
  • ツェナーダイオードとショットキーダイオードの主な違い
  • ツェナーダイオードとは?
  • ショットキーダイオードとは?
  • ツェナー vs ショットキーダイオードの記号:見分け方
  • ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:電気的特性
  • ツェナーダイオードとショットキーダイオードの使い分け
  • ショットキーダイオードをツェナーダイオードの代わりに(またはその逆に)使用できますか?
  • ショットキーダイオードとツェナーダイオードを使用する際の一般的な落とし穴
  • ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:パッケージ選択とPCBレイアウト
  • ツェナーダイオード vs ショットキーダイオードに関するFAQ
  • 結論

ツェナーダイオードとショットキーダイオードは、表面実装パッケージの外観は同じように見えるかもしれませんが、電子設計においてその役割はまったく異なります。ツェナーダイオードは、電圧レギュレーションと過電圧保護のために、逆降伏領域で動作するように特別に設計されています。一方、ショットキーダイオードは、順方向導通領域における低い順方向電圧降下と高速スイッチングに最適化されています。

このガイドでは、両者の動作原理、電気的特性、用途、パッケージオプション、および実際の設計上の考慮事項を包括的に比較し、次のPCBアセンブリプロジェクトに適したダイオードを自信を持って選択できるようにします。

ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:クイック比較

詳細な物理と設計式に入る前に、これら2つの一般的な部品の大まかな違いを確認しましょう。

パラメータツェナーダイオードショットキーダイオード
接合タイプ高濃度ドープのP-Nシリコン接合金属とN型半導体のバリア接合
キャリア伝導バイポーラ(電子と正孔の両方)多数キャリアのみ(ユニポーラ伝導)
順方向電圧(Vf)標準的なシリコン降下:0.6V〜0.7V超低:0.2V〜0.5V
設計動作領域逆降伏領域順方向導通領域
逆方向特性正確で安定したツェナー電圧(Vz:2.4V〜>200V)定格ピーク逆電圧(VRRM);それを超えると破壊的
25°Cでの逆漏れ電流極めて低い(通常nA〜低μA)かなり高い(μA〜mA);温度とともに指数関数的に増加
逆回復時間(trr)有限(数十ナノ秒〜マイクロ秒)ほぼゼロ(少数キャリアの電荷蓄積なし)
熱暴走リスク推奨動作範囲内では非常に低い周囲温度85°C以上で非常に顕著
主な回路での役割電圧レギュレーション、信号クランプ、電圧リファレンス電力整流、フリーホイーリング、逆極性保護
一般的なSMDパッケージSOD-123、SOT-23、SOD-323SMA、SMB、SMC(DO-214ファミリー)、SOD-123

ツェナーダイオードとショットキーダイオードの主な違い

動作原理

ツェナーダイオードは、逆バイアス降伏に依存しています。端子に印加される逆電圧が特定のしきい値(Vz)に達すると、ダイオードは逆方向に電流を流しながら、電圧降下を非常に安定してクランプし保持します。

ショットキーダイオードは、順バイアス方向で動作します。従来のP-N半導体接合の代わりに金属-半導体界面を使用することで、より小さな内部バリアで順方向電流を流し、シリコンダイオードに一般的な電荷蓄積遅延を回避します。

順方向電圧降下

ツェナーダイオードは、約0.6V〜0.7Vの標準的なシリコン順方向電圧降下を示します。ショットキーダイオードは、電流密度に応じて、わずか0.2V〜0.5Vの非常に効率的な順方向電圧降下を提供します。この非常に低い順方向電圧降下は、電力供給経路における消費電力の最小化と変換効率の向上に直接つながります。

逆方向特性

ツェナーダイオードは、指定されたツェナー降伏電圧(Vz)で無期限に動作するように特別に設計されていますが、ショットキーダイオードは、定格最大ピーク逆電圧(VRRM)を十分に下回る状態に保つ必要があります。ショットキーダイオードには、制御された、または安全な降伏メカニズムはありません。VRRM定格を超える過電圧を印加すると、バリアは急速に劣化または破壊されます。

スイッチング速度

ショットキーダイオードは、伝導に多数キャリア(電子)を使用するため、ほぼ瞬時に状態を切り替えます。掃き出すべき蓄積された少数キャリアがないため、実効的な逆回復時間(trr)はゼロになります。

ツェナーダイオードには、高濃度ドープのP-N接合に高い少数キャリア密度が含まれており、有限で測定可能なtrrを持ちます。ツェナーを高周波スイッチング整流器として使用すると、スイッチングノードで大規模で破壊的な電流スパイクが発生する可能性があります。これは、ターンオフ遷移が遅いために、相補的なアクティブスイッチがオンになったときに一時的な短絡(貫通)が発生し、過剰な電磁干渉(EMI)と電力損失を引き起こすためです。

代表的な用途

ツェナーは、静的または低速の電圧制御回路に最適です。シャントレギュレータ、電圧リファレンス、MOSFETゲートクランプ、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)入力保護などです。

ショットキーダイオードは、生の電流を効率的に移動させるための標準的な選択肢です。スイッチング電源(SMPS)整流器、フリーホイーリング経路、逆極性保護、バッテリー/USB電源OR回路、高周波RF検波段などです。パワーステージのレイアウトを準備する場合は、はんだパッド設計ガイドで両方のタイプのダイオードの物理的寸法を評価して、最適な放熱と製造歩留まりを確保できます。

ツェナーダイオードとは?

ツェナーダイオードは、製造中に高濃度ドープされて空乏層を狭くした、特殊なシリコンP-N接合ダイオードです。順バイアスでは標準的なダイオードと同様に動作しますが、その主な価値は、逆バイアス条件下での予測可能な動作にあります。

zener diode i v characteristic curve

図:ツェナーダイオードのI-V特性曲線(回路記号入り)。

ツェナー降伏 vs アバランシェ降伏

エンジニアは、すべての逆降伏ダイオードを「ツェナー」と呼ぶことがよくありますが、その動作の背後にある物理は電圧しきい値によって異なります。

  • ツェナー効果(5V未満):非常に狭い空乏層に強い電界がかかると、電子は量子トンネリングによって価電子帯から伝導帯に直接引き抜かれます。この効果は負の温度係数(TC)を持ちます。接合温度が上昇すると降伏電圧は低下します。
  • アバランシェ効果(5.6V以上):電界によって加速された高エネルギーのキャリアが結晶格子と衝突し、衝突イオン化の連鎖プロセスでさらに多くの電子を叩き出します。このメカニズムは正の温度係数を示します。温度が上昇すると降伏電圧は上昇します。
  • スイートスポット(約5.6V):約5.6Vでは、ツェナー効果の負の温度係数とアバランシェ効果の正の温度係数が互いに打ち消し合います。これにより、温度による電圧ドリフトがほぼゼロの非常に安定したリファレンスが生成され、BZX84-C5V6のような部品は、精密センシングアプリケーションで業界で好まれるものとなっています。

図:逆バイアス下でのツェナー降伏とアバランシェ降伏の領域を並べて比較した単一パネルのI-V曲線。

主要なツェナーダイオードのパラメータ

JLCPCB部品ライブラリから部品を調達する際は、以下のパラメータに特に注意してください。

  • Vz(ツェナー電圧):これは、特定のテスト電流(IZT)で測定されたクランプ電圧です。例えば、標準的な1N4733Aは、IZT 49mAでVz 5.1V、最大動的インピーダンス(Zzt)7オームを規定しています。動的インピーダンスは、降伏状態でのツェナーの内部抵抗を表します。ダイオードを流れる電流が変動しても、調整されたVzが安定に保たれることを保証するため、電圧レギュレーションにはより低い動的インピーダンスが重要です。
  • 消費電力(Pd):パッケージが安全に放散できる最大熱エネルギー。シャントレギュレータ回路の場合、負荷が完全に切り離されたときの最悪の消費電力を計算する必要があります:

zener diode current limiting resistor formula

zener diode power dissipation formula

コールドスタート時または無負荷時にこの消費電力を正しく計算しないことは、シャントレギュレータが量産で故障する最も一般的な理由です。

ショットキーダイオードとは?

標準的な半導体ダイオードとは異なり、ショットキーダイオードは金属-半導体接合を特徴としています。一般的に、プラチナ、タングステン、クロムなどの金属がN型シリコン基板と接合されます。この独自の構造により、より低いバリア電位が得られ、少数キャリアの電荷蓄積が排除されます。

schottky diode construction and comparative i v curve

図:ショットキーダイオードの構造断面図と比較I-V曲線。

主要なショットキーダイオードのパラメータ

  • VF(順方向電圧):通常、低電流では0.2V〜0.45Vの範囲で、電流が最大値に近づくにつれて0.5V〜0.65Vに上昇します。一般的なSS14ショットキーダイオード(SMAパッケージで入手可能)は、定格1Aで約0.50VのVFを示します。
  • VRRM(ピーク繰り返し逆電圧):ダイオードが継続的にブロックできる最大逆電圧。SS14の場合、これは40Vと定格されています。ショットキーダイオードをこの限界近くまたはそれ以上で動作させると、即座に熱的破壊が発生するリスクがあります。
  • IR (逆漏れ電流):ショットキーダイオードは、P-N接合ダイオードよりもかなり多くの逆漏れ電流を許容します。例えば、SS14は25°Cで0.2mAの逆漏れ電流を規定していますが、この値は100°Cでは6.0mAに膨れ上がります。
  • 逆回復時間(trr): ほぼゼロ。onsemi 1N5817データシートには、多数キャリア伝導により、このデバイスは少数キャリアの逆回復過渡現象の影響を受けないと記載されています。

注記

純粋な金属-半導体接合のtrrはゼロですが、市販のショットキーダイオードは、周辺の電界を抑制し、早期の絶縁破壊を防ぐために、周囲に内蔵のP-N接合ガードリングを統合しています。非常に高い順方向電流では、このガードリングが少数キャリアを注入し、小さく測定可能な逆回復電荷(Qrr)を生成する可能性があります。これは通常、定格順方向電流を超えて動作した場合、標準的なデータシートには記載されていません。

ショットキーダイオードの逆漏れ電流と熱暴走リスク

ショットキーの逆漏れ電流は温度に非常に敏感であるため、深刻な熱暴走リスクをもたらします。接合温度が上昇すると、逆漏れ電流は指数関数的に増加します。この増加した漏れ電流は、より多くの局所的な消費電力(P = V逆方向 ✕ IRとして計算)を生成し、接合をさらに加熱して、正のフィードバックループを駆動します。

接合温度が25°C上昇すると、ショットキーの逆漏れ電流は20倍に増加する可能性があります。設計者は、標準的な室温のデータシート値に頼るのではなく、予想される最高動作温度での漏れ電流を使用して最大熱放散を計算する必要があります。

ツェナー vs ショットキーダイオードの記号:見分け方

ツェナーとショットキーはSOD-123のような同一のパッケージに収められているため、PCBレイアウトエラーを防ぐために、それらの回路図記号を注意深く監査する必要があります。

図:整流ダイオード、ツェナー、ショットキーの回路図記号の比較。

実際の回路基板上では、両方の部品にカソード端子を示す単純な塗装バンドがあります。これにより、部品がキャリアテープから取り外されると、視覚的な識別は不可能になります。組み立てられたプロトタイプをレビューするとき、エンジニアはパッケージ本体に印刷されたSMDマーキングを確認できます。

特定のレーザーマーキングの識別については、詳細なSMDダイオードコードガイドを参照して、一般的な部品ファミリーを相互参照してください。

ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:電気的特性

これらの違いを実際のシナリオで理解するために、1N4733AツェナーダイオードとSS14ショットキーダイオードという、非常に人気のある2つの表面実装部品のデータシートを比較してみましょう。

仕様1N4733Aツェナーダイオード(DO-41スルーホール、1W)SS14ショットキーダイオード(SMA SMD、1A)
定格電流でのVz / VFIZT = 49mAでVz = 5.1VIF = 1AでVF = 0.50V
動的インピーダンスZzt = 7オーム(テスト電流時)該当なし
温度係数TCはおよそ-0.01%〜+0.04% / °CVFは約2mV / °C低下;IRは25°C上昇ごとに20倍増加
逆漏れ電流(IR)極めて低い(25°CでnA範囲)25°Cで0.2mA;100°Cで6.0mAに上昇
ブロッキング能力(VRRM)該当なし(逆降伏用に設計)40V
熱暴走リスク極めて低い高い(特に高温環境下で)

diode forward voltages

図:ダイオードの順方向電圧とショットキーの逆漏れ電流の温度依存性を示すチャート。

ツェナーダイオードとショットキーダイオードの使い分け

これら2つの部品の動作物理は、回路図上のどこに配置するかを決定します。

回路アプリケーションツェナーダイオードショットキーダイオード設計上の注意点
電圧リファレンスはいいいえショットキーの順方向電圧は電流と温度に大きく依存するため、リファレンスとしては不適切です。
MOSFETゲート保護はいいいえ背中合わせのツェナーは、敏感なゲート-ソース酸化膜を静電気スパイクから保護するのに優れています。トランジスタのゲート動作の詳細はBJT vs MOSFETの比較を参照してください。
ADC信号クランプはい限定的低電圧ツェナーは、アナログ入力ピンが最大シリコン電圧レールを超えないようにします。
SMPSフリーホイーリング経路いいえはいショットキーのほぼゼロのtrrは、ブリッジの貫通を防ぎ、変換効率を最大化します。
出力整流段いいえはい低い順方向降下は、大電流パワーステージで熱として失われる電力を最小限に抑えます。
逆極性保護いいえはい最大動作温度での逆漏れ電流が熱暴走を引き起こさないことを確認してください。
パワーパスOR回路いいえはいバッテリーとUSB電源入力の選択に理想的で、電圧降下は無視できるほどです。
RF信号検波器いいえはいRFキャリア波を整流するには、高速で多数キャリアによるスイッチングが必要です。
シャント電圧レギュレーションはいいいえ定義された、急峻で、再現性のある逆降伏電圧を提供するのはツェナーのみです。
ESD / サージ保護いいえいいえ専用のTVSダイオードを使用してください。標準的なツェナーとショットキーは、遅すぎるか、サージエネルギー処理能力が不足しています。

ショットキーダイオードをツェナーダイオードの代わりに(またはその逆に)使用できますか?

いいえ。いかなる状況でも、これらの部品を交換しないでください。

  • ツェナーの代わりにショットキーを使用する場合:ショットキーダイオードの順方向電圧降下は、その金属接合によって固定されており(約0.3V〜0.5V)、変更できません。5Vや12Vの電圧クランプとして機能することはできません。ピーク逆電圧定格を超える電圧にさらされると、即座に不可逆的な破壊が発生します。
  • ショットキーの代わりにツェナーを使用する場合:ツェナーを電力整流器として使用すると、高い順方向電圧降下(電力電流で約0.7V以上)が発生し、重大な熱損失が発生します。さらに、その高い逆回復時間により、破壊的な高周波スイッチングノイズが電力経路に導入されます。

ショットキーダイオードとツェナーダイオードを使用する際の一般的な落とし穴

  1. 低電力システムでのショットキー漏れ電流の軽視:バッテリーバックアップ電力経路にショットキーダイオードを配置することは効率には優れていますが、85°Cでの逆漏れ電流により、小さなコイン電池やリチウムポリマー電池が予想外に早く消耗する可能性があります。
  2. シャントレギュレータでの熱インピーダンスの無視:負荷がシャントレギュレータから突然切り離されると、すべての過剰な電流がツェナーダイオードを通過する必要があります。レイアウトに十分な放熱銅領域がない場合、ツェナーは故障します。
  3. 実装時のBOM部品の混在:SOD-123ツェナーとショットキーパッケージは部品リール上で同一に見えるため、BOMフットプリント名を再確認してください。高信頼性プロトタイプを製造する場合、部品の取り違えは初期品質管理でボードを不合格にする可能性があります。

ツェナーダイオード vs ショットキーダイオード:パッケージ選択とPCBレイアウト

ダイオードの熱性能と電流容量は、レイアウト中に選択する物理パッケージに大きく依存します。

一般的なツェナーダイオードのパッケージ

  • SOD-323 / SOD-123:低電力信号用ツェナー(BZT52やBZX384シリーズなど)の標準で、250mW〜410mWの電力定格を提供します。
  • SOT-23:デュアルダイオードアレイ、コモンカソード保護ノード、または精密電圧リファレンス(BZX84ファミリーなど)によく使用されます。
  • MELF(メタル電極リードレスフェース):低い熱抵抗と経年劣化への耐性により、高安定性の医療用または軍事グレードのリファレンス回路で使用されるガラス円筒パッケージ。

一般的なショットキーダイオードのパッケージ

  • SOD-123:低電流信号用ショットキー(BAT54シリーズなど)に最適で、通常200mA〜300mAの定格です。
  • SMA(DO-214AC):SS14のような1Aパワーショットキーダイオードのユニバーサルフットプリント。
  • SMB(DO-214AA):2A〜3Aアプリケーション向けのステップアップパッケージで、強化された放熱性を提供します。
  • SMC(DO-214AB):3A〜5Aの高電力・大電流環境向けに設計されています。

SMA vs. SMB vs. SMC:適切なフットプリントの選択

ほとんどの1Aパワーステージでは、SMAフットプリントが業界標準です。コンパクトなサイズと、はんだ付けが容易な十分な大きさのパッドサイズのバランスが取れています。ただし、システムが70°Cを超える周囲温度で動作する場合は、SMBまたはSMCフットプリントにアップグレードすると、より広い熱バッファが提供されます。

リフローはんだ付け中の立ち上がり(ツームストーン)を防ぐためにパッド寸法が完全に最適化されていることを確認するには、包括的なSMDダイオードサイズガイドを参照して、PCB配線を確定する前にフットプリント構成を再確認してください。

PCB設計のための熱とレイアウトの考慮事項

  • ショットキーの放熱:2オンス銅箔で、カソード銅エリアを端子パッドから3mm〜4mm延長します。熱暴走は接合温度に大きく依存するため、周囲への熱抵抗(Rth_ja)を最小限に抑えることは、暴走状態を直接防ぎます。
  • ツェナーシャントレイアウト:シャントツェナー周囲の銅を、最悪の無負荷シナリオに耐えられるようにサイズ設定します。負荷がドロップアウトすると、ツェナーはループ電流の全体を処理する必要があります。
  • 目視確認:最初のプロトタイプ製造では、必ずカソードバンドの極性を確認してください。実装中に方向を間違えることは、短納期生産における最も一般的な物理的レイアウトエラーの1つです。

ツェナーダイオード vs ショットキーダイオードに関するFAQ

Q: ショットキーダイオードをツェナーダイオードの代わりに使用できますか?

いいえ。ショットキーダイオードの順方向電圧降下は、その金属-半導体接合によって決定される固定値であり、5.1Vや12Vなどの標準的な電圧制限でクランプするようにカスタム調整することはできません。さらに、安定した非破壊的な逆降伏領域を持ちません。

Q: ツェナーダイオードが高速スイッチング整流器として適さないのはなぜですか?

ツェナーダイオードは、順バイアスでかなりの少数キャリア電荷を蓄積する高濃度ドープのP-N接合で構築されています。急速にオフにされると、有限で遅い逆回復時間(trr)を示します。スイッチング電源では、この遅延により深刻な逆電流スパイクとドライバの故障が発生します。

Q: 温度はショットキーダイオードの順方向電圧と逆漏れ電流にどのように影響しますか?

接合温度が上昇すると、ショットキーダイオードの順方向電圧降下は1°Cあたり約2mV低下し、導通効率がわずかに向上します。ただし、逆漏れ電流は指数関数的に増加し、25°C上昇ごとに約20倍にスケールするため、深刻な熱暴走リスクをもたらします。

Q: 5.6Vツェナーダイオードがリファレンス電圧設計に理想的である理由は何ですか?

約5.6Vでは、量子トンネリングによるツェナー降伏の負の温度係数が、アバランシェ増倍降伏の正の温度係数と正確に打ち消し合います。これにより、熱ドリフトがほぼゼロの非常に安定した電圧リファレンスが得られます。

Q: 大電流ショットキーダイオードに最適なSMDパッケージはどれですか?

1Aの電流には、SMA(DO-214AC)が標準的な選択です。2A〜5Aで動作するシステムには、SMB(DO-214AA)やSMC(DO-214AB)などのより大きなパッケージが必要です。これらの大きなパッケージは、熱放散を管理するために必要な銅パッド接触面積を提供します。

Q: ツェナーダイオードをアクティブ整流に使用できますか?

いいえ。高い順方向電圧降下(0.7V以上)と比較的遅い逆回復時間により、ツェナーは標準的な整流タスクには非常に非効率的で、過剰な熱を発生させます。

結論

ツェナーとショットキーダイオードのどちらを選択する場合でも、次の簡単なルールを覚えておいてください:回路が電圧を調整またはクランプする必要がある場合はツェナーダイオードを選択し、回路が最小の電力損失で電流を流す必要がある場合はショットキーダイオードを選択してください。

動作温度、ピーク電流、パッケージの熱抵抗を、必ず実際の部品データシートで相互参照してください。設計段階でこれらのパラメータを検証する時間を取ることで、PCBが実際の動作条件下で確実に動作することが保証されます。

設計ファイルを確定する前に、JLCPCB部品ライブラリで部品の入手可能性を確認し、今すぐ見積もりを取得してください!

学び続ける