This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

3 min

目次
  • セラミックコンデンサとは?
  • SMD MLCCとスルーホールセラミックコンデンサ
  • セラミックコンデンサのクラス解説
  • 一般的なセラミックコンデンサの種類
  • 適切なセラミックコンデンサの種類の選び方
  • X7R vs X5R vs C0G:どの誘電体を選ぶべきか
  • セラミックコンデンサにおけるDCバイアス効果
  • セラミックコンデンサの経年変化と圧電効果
  • セラミックコンデンサの誘電体コードを理解する
  • セラミックコンデンサに関するFAQ
  • 結論

2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。

このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。

セラミックコンデンサとは?

セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。

積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大きさの部品でマイクロファラッド台の容量を実現しています。

「セラミックコンデンサの種類」は、構造(SMD MLCC対スルーホールリード部品)または誘電体クラスとコード(C0G対X7R)の2つを意味します。どちらも重要であり、このガイドでは構造から始めて両方を説明します。

a multilayer ceramic capacitor

図:セラミック誘電体層を積み重ね、反対側の端部端子に接続するインターリーブされた金属電極を示す積層セラミックコンデンサ。

SMD MLCCとスルーホールセラミックコンデンサ

セラミックコンデンサにはいくつかの物理的形状がありますが、設計の大部分を占めるのは2つです。どちらを選ぶかは、多くの場合、基板レイアウトにおける表面実装とスルーホールの制約の評価に帰着します。

SMD MLCC

表面実装MLCCは、現代の電子機器の主力製品です。コンパクトなチップパッケージ(0402、0603、0805など)に高い静電容量密度を詰め込み、高周波を非常に得意とします。基板にバイパスコンデンサやデカップリングコンデンサがあれば、ほぼ間違いなくSMT MLCCです。

スルーホール(THT)および特殊セラミックコンデンサ

スルーホールセラミックコンデンサは、小型の物理的サイズと引き換えに、機械的耐久性と高電圧対応を実現しています。

  • セラミックディスクコンデンサ: 古典的なオレンジブラウンのリード付きディスクは、単層のスルーホール部品です。高電圧下での耐性が高く、AC電源、EMI抑制、安全規格(クラスX/Y)のライン濾波などで今も主力です。
  • ラジアルリードMLCC: ワイヤリードと保護エポキシを備えた標準的なMLCCブロックで、スルーホールフットプリントに高い静電容量密度をもたらします。
  • 特殊タイプ: パネルマウント信号フィルタリング用のフィードスルーコンデンサや、大電力RFシステム用の高電圧「ドアノブ」セラミックコンデンサなど。

smd mlcc vs through hole ceramic capacitor

図:SMD積層セラミックコンデンサ、スルーホールセラミックディスクコンデンサ、高電圧セラミックドアノブコンデンサの比較。

セラミックコンデンサのクラス解説

エンジニアが「セラミックコンデンサの種類」と言う場合、通常は安定性によって定義される誘電体クラスを意味します。クラスは安定性と密度をトレードオフします。誘電体が安定しているほど、所定のサイズで得られる静電容量は小さくなります。

  • クラス1の誘電体は常誘電体です。優れた安定性、非常に低い損失、実質的に経年変化がないという特徴がありますが、静電容量密度は控えめで、値は小さくなります(ピコファラッドから低ナノファラッド)。C0G(NP0)が主要なクラス1誘電体です。
  • クラス2の誘電体は、チタン酸バリウムをベースにした強誘電体です。同じ体積にはるかに多くの静電容量を詰め込むことができ、小さなチップでマイクロファラッドを実現できますが、温度や電圧で変動し、時間とともに経年変化し、マイクロフォニック効果(機械的振動によるノイズ発生)が生じる可能性があります。X7RとX5Rが主力です。
  • クラス3の誘電体は、高誘電率バリア層タイプで、最も高い密度と最も悪い安定性を持ちます。現代のSMD設計ではほとんど廃れています。Y5VとZ5Uが代表的な例です。

規格に関する注記

分類は機関によって異なります。EIA RS-198では、Y5VとZ5Uはクラス2の高誘電率誘電体に分類されます。IEC 60384および多くの出版物では、同じ材料がクラス3と呼ばれています。材料と動作は同一であり、ラベルが変わるだけです。

クラス誘電体タイプ安定性静電容量密度一般的なコード代表的な用途
クラス1常誘電体優れている低いC0G、NP0RF、タイミング、高精度アナログ
クラス2強誘電体良好高いX7R、X5R、X8Rデカップリング、バイパス、バルク
クラス3高誘電率強誘電体不良非常に高いY5V、Z5U非重要バルク、レガシー

一般的なセラミックコンデンサの種類

コードを解読したところで、実際に指定するであろう誘電体が実際にどのように動作するかを説明します。

C0G(NP0)コンデンサ

ほぼゼロの温度ドリフト、測定可能な経年変化なし、無視できるDCバイアス効果を持つクラス1誘電体です。マイクロフォニック効果もありません。トレードオフは低い静電容量密度で、値はピコファラッドから低ナノファラッドまでです。

  • 用途: RF回路、発振器、共振器、フィルタ、高精度アナログ、タイミング。
  • 避けるべき用途: 物理的に値が得られない高容量バルクストレージやデカップリング。

X7Rコンデンサ

汎用のデフォルトです。X7Rは-55°C~+125°Cを±15%の変化でカバーし、安定性と密度のバランスが良く、マイクロファラッド台に達します。すべてのMLCC誘電体タイプの中で、X7Rは汎用デカップリングに最も広く使用される選択肢であり続けています。PCBレイアウトでデカップリングや電源レールバイパス用途のバイパスコンデンサを実装する際の標準的な選択肢です。DCバイアス損失と経年変化の影響を受けることに注意してください。

  • 用途: ほとんどのPCBにおける汎用デカップリング、バイパス、電源レールフィルタリング。

X5Rコンデンサ

X7Rと密接に関連し、同じ±15%の許容差を持ちますが、上限温度が+85°Cに低減されています。温度仕様が緩和されたことで、メーカーはより小さなケースにより多くの静電容量を詰め込むことができるため、基板が過熱しないスペースに制約のある民生品やモバイル設計でX5Rが有利です。

  • 用途: 動作温度が中程度のコンパクトな民生用電子機器やモバイルデバイス。

X6S、X7S、X8Rコンデンサ

自動車や産業用途を目的とした新しいクラス2の配合です。より広い温度範囲または温度でのより厳しい動作を実現します。X7Sは-55°C~+125°Cで±22%を維持し、X8Rは上限を+150°Cに拡張します。自動車用途では、これらのファミリーでAEC-Q200認定部品を探してください。

  • 用途: 自動車、産業、高温環境。

Y5Vコンデンサ

高誘電率の極限:小さなパッケージに非常に大きな静電容量密度を実現しますが、安定性は著しく劣ります。Y5V部品は、-30°C~+85°Cの範囲で+22%から-82%まで変動する可能性があり、DCバイアスに非常に敏感です。表示された値は緩やかな上限値として扱い、保証値とは考えないでください。

  • 用途: コスト重視で、正確な値が重要でない非重要バルクストレージ。

Z5Uコンデンサ

+10°C~+85°Cの狭い範囲と安定性の低さを持つレガシー高誘電率誘電体です。古い設計ではまだ見られますが、より優れたクラス2部品に取って代わられています。

一般的なセラミック誘電体の概要

誘電体最適な用途安定性DCバイアス感度温度範囲
C0G / NP0RF、タイミング、高精度優れている非常に低い-55°C~+125°C
X7R一般的なデカップリング良好中程度-55°C~+125°C
X5Rコンパクトな電子機器良好中程度-55°C~+85°C
X7S自動車、産業中程度中程度-55°C~+125°C
Y5V非重要バルク不良高い-30°C~+85°C
Z5Uレガシー回路不良高い+10°C~+85°C

適切なセラミックコンデンサの種類の選び方

基板の立ち上げを何度も経験すると、誘電体の選択はデータシートを探す作業ではなく、迅速な頭の中のチェックリストになります。

当社の設計では、ほぼすべてのMCUおよびデジタルデカップリングにX7Rをデフォルトとし、静電容量が周波数、タイミング定数、またはアナログ精度仕様を直接決定する場合にのみC0Gに切り替えます。スペースが制約となり、基板が低温で動作する場合は、密度を優先してX5Rに下げます。以下が残りのワークフローです:

  1. RFおよび発振回路用: C0G(NP0)を選んでください。静電容量値が周波数やフィルタのコーナーを決定する場合、ゼロドリフトとバイアス依存性がないことが必要です。他に該当するものはありません。
  2. デカップリングおよび電源レール用: デフォルトでX7Rを使用します。全産業温度範囲にわたって安定したマイクロファラッドのバイパスを提供し、電圧ディレーティング後もバイアス下で良好に動作します。これでデジタルデカップリングの大部分をカバーできます。
  3. コンパクトな民生機器用: 基板温度が+85°C未満で、最小のケースで最大の静電容量が必要な場合は、X5Rを使用します。モバイルおよび民生機器の定番です。
  4. 高温および自動車用途向け: X7R、X7S、またはX8Rを指定し、ボンネット内やエンジンルーム内で使用するものには必ずAEC-Q200認定部品を要求してください。
  5. 非重要バルクストレージ用: Y5Vは、値が本当に重要でなく、コストが優先される場合にのみ許容されます。表示された値が実際の値ではないため、余裕を持ってサイズを選んでください。

これらを結び付ける唯一のルールは、BOMを確定する前に、実際の部品番号のDCバイアスカーブと温度カーブを確認することです。表示された値は出発点であり、保証ではありません。

アプリケーション別の推奨セラミックコンデンサタイプ

アプリケーション推奨誘電体
RF回路C0G(NP0)
発振器およびタイミングC0G(NP0)
高精度アナログC0G(NP0)
MCUおよびデジタルデカップリングX7R
電源バイパスX7R
スマートフォンおよびウェアラブルX5R
自動車および高温X7R / X8R
非重要バルクストレージY5V

設計の準備ができたら、包括的なJLCPCB部品ライブラリからSMD誘電体とスルーホールリードパッケージオプションの両方を調達できます。同じエコシステム内で部品を調達し、PCBを製造することで、慎重に指定したコンポーネントが最終組み立てに正確に使用されることが保証されます。

X7R vs X5R vs C0G:どの誘電体を選ぶべきか

簡単な回答: ほとんどのPCB設計では、X7Rが最適なデフォルト選択です。静電容量の安定性が重要な場合はC0Gを、温度範囲よりも最大静電容量密度が重要な場合はX5Rを使用してください。

これら3つの誘電体は実際の設計の大部分をカバーしており、「セラミックコンデンサの種類」の検索のほとんどは、実際にはこれらの違いを尋ねています。ここではそれらを直接比較します。

X7R vs X5R vs C0G比較

特性C0G(NP0)X7RX5R
クラス122
安定性優れている良好良好
温度範囲-55°C~+125°C-55°C~+125°C-55°C~+85°C
DCバイアス最小限中程度中程度(小型ケースでは高い)
経年変化なし対数対数
最大静電容量低い高い非常に高い
最適な用途RF、タイミング一般的なデカップリングコンパクトなデカップリング

重要なポイント

値が変動してはならない場合はC0Gを、全産業温度範囲で安定したバルクデカップリングが必要な場合はX7Rを、最小のケースで最大の静電容量が必要で基板が+85°C未満の場合 はX5Rを選択してください。

どの誘電体を選べばよいかわからない場合は、X7Rから始めてください。安定性が重要な場合はC0Gへ、基板スペースが重要な場合はX5Rへ移行してください。

capacitance deviation vs temperature for c0g x7r x5r and y5v

図:C0G、X7R、X5R、Y5Vセラミック誘電体の温度に対する静電容量偏差の比較。C0Gはほぼフラットで、Y5Vは劇的に変動することを示しています。

セラミックコンデンサにおけるDCバイアス効果

10uFコンデンサが10uFではない理由

これは、表示された値だけで静電容量を決定するエンジニアを陥れる罠です。クラス2およびクラス3のセラミックは強誘電体であり、DC電圧を印加すると誘電体が分極し、そのドメインが飽和します。バイアスが上昇すると、実効静電容量は、しばしば劇的に低下します。表示された値は、動作電圧ではなく、ほぼゼロボルトで測定されたものです。

この影響は高誘電率誘電体でより顕著です。Y5Vコンデンサを定格電圧の半分で動作させた場合、DCバイアスだけで公称静電容量の約30%~50%を失う可能性があります。温度ドリフトと経年変化を重ねると、10uFと表示された部品は、回路内ではその半分以下しか供給できず、最悪の場合は数マイクロファラッドを下回ります。X7RとX5RはY5Vよりはるかに優れていますが、影響を受けないわけではなく、より少ない体積により多くの静電容量を詰め込む小型ケースサイズでは損失が急激に増加します。

10uFと表示されたコンデンサは、動作条件下での保証値ではなく、開始値として扱うべきです。

図:DCバイアス電圧が定格電圧に向かって増加するにつれて、C0Gの実効静電容量はフラットを維持しますが、X7R、X5R、特にY5Vでは急激に低下することを示しています。

設計者向けヒント

  • 電圧を積極的にディレーティングする: 動作電圧の約2倍の定格電圧を持つ部品を選択すると、バイアスカーブのよりフラットで予測可能な部分に留まることができます。
  • メーカーツールでパラメータを確認する: 見出しの値だけでなく、必ずメーカーのDCバイアスカーブを確認してください。村田製作所のSimSurfingやKEMETのK-SIMなどのツールは、正確な部品番号に対する実効静電容量とバイアスの関係をプロットします。
  • 必要に応じてレイアウト寸法を調整する: バイアス下で静電容量を維持する必要がある場合は、ケースサイズを上げるか、複数の部品を並列に配置してください。

セラミックコンデンサの経年変化と圧電効果

セラミックコンデンサの経年変化特性

クラス2およびクラス3の誘電体は、チタン酸バリウムの結晶構造が緩和するにつれて、時間の経過とともに静電容量を失います。この損失は対数的であり、10進時間あたりのパーセンテージ(時間が10倍になるごと)で表されます。一般的な公表値は、X7RとX5Rで約2%~2.5%/10進時間、Y5Vで約7%/10進時間であり、Y5V部品は数年で静電容量の約3分の1を失う可能性があります。常誘電体であるC0Gは、このように経年変化しません。部品がキュリー点以上に加熱されると、経年変化はリセットされます。例えば、SMTリフロー中などです。そのため、時計は実質的に組み立て時にスタートします。

セラミックコンデンサの圧電効果とマイクロフォニック効果

クラス2およびクラス3のセラミックは弱い圧電性を持ちます。機械的振動は小さな電圧を発生させ、逆にAC電圧は部品を物理的にたわませます。オーディオ帯域の信号を扱う基板上では、これは可聴ノイズとして現れ、いわゆる「歌うコンデンサ」となります。オーディオ経路や高感度アナログフロントエンドなど、これが問題となる場所では、影響を受けないC0Gを選ぶか、レイアウトと実装による緩和策を適用してください。

piezoelectric flexing of a Class 2 ceramic capacitor

図:PCB上でクラス2セラミックコンデンサが圧電的にたわみ、音を放射する「歌うコンデンサ」効果を示しています。

セラミックコンデンサの誘電体コードを理解する

難解な3文字コードはランダムではありません。動作温度範囲と静電容量の安定性をコード化しています。クラス1とクラス2/3では2つの異なるコーディングシステムが使用されており、多くの参考文献が混同しています。

クラス2およびクラス3のEIAコード

クラス2およびクラス3の部品の場合、形式は文字、数字、文字です:

  • 最初の文字 = 最低動作温度
  • 2番目の数字 = 最高動作温度
  • 3番目の文字 = その範囲での最大静電容量変化

クラス2およびクラス3コンデンサ用EIAコードデコーダ

低温文字高温数字静電容量変化文字
Z = +10°C2 = +45°CA = ±1.0%
Y = -30°C4 = +65°CB = ±1.5%
X = -55°C5 = +85°CC = ±2.2%
6 = +105°CD = ±3.3%
7 = +125°CE = ±4.7%
8 = +150°CF = ±7.5%
9 = +200°CP = ±10%
R = ±15%
S = ±22%
T = +22 / -33%
U = +22 / -56%
V = +22 / -82%

例:X7RとX5Rの解読

X7Rは、X(-55°C)低温、7(+125°C)高温、R(±15%)と解読されます。つまり、X7Rコンデンサは-55°C~+125°Cで動作し、静電容量変化は±15%以内です。

X5Rも同様に解読すると、-55°C~+85°C、±15%となります。2つの唯一の違いは上限温度です。104などの別の数値マーキングは、ピコファラッド単位の値を示します。

マーキングシステムの完全な解説については、SMDコンデンサコードの読み方に関する詳細なチュートリアルをご覧ください。

クラス1セラミックコンデンサコード(C0GおよびNP0)

クラス1は、ppm/°C(100万分の1/°C)単位の温度係数に基づく異なる方式を使用します。

実用的な目的には、結果だけが必要です:C0Gは0±30ppm/°Cであり、-55°C~+125°Cで±0.3%未満の変化で、ヒステリシスは無視できます。(参考までに:最初の文字は係数の有効数字、中央の数字は乗数、最後の文字はppm/°C許容差です。)

精度に関する注記:

C0Gは現代のEIA呼称であり、NP0(negative-positive-zero)は同じ誘電体の古い名称です。これらは同一です。一部のガイドではこれを逆に説明していますが、それは誤りです。IEC 60384での同等品はCGです。

decode the class 1 ceramic capacitor code

図:クラス1セラミックコンデンサコードC0Gを、温度係数の有効数字、乗数、許容差に解読し、結果として0±30ppm/°Cになることを示しています。

セラミックコンデンサに関するFAQ

Q: セラミックコンデンサに極性はありますか?

いいえ。セラミックコンデンサは完全に無極性です。逆に取り付けると致命的な故障を起こすタンタルやアルミ電解コンデンサとは異なり、セラミックコンデンサは対称的な金属電極を持ち、PCB上でどちらの物理的向きに配置しても問題ありません。

Q: 最も一般的なセラミックコンデンサの種類は何ですか?

クラス2のX7R MLCCは、現代の電子機器で最も広く使用されているセラミックコンデンサです。汎用デカップリングにおいて、静電容量密度、温度安定性、コスト、全体的な性能の間で最良の実用的バランスを提供します。

Q: X7RとX5Rの違いは何ですか?

主な違いは最大動作温度定格です。X7Rは+125°Cまで定格されていますが、X5Rは+85°Cに制限されています。この緩和された制限により、X5Rはより小さなパッケージ(0201や0402など)でより高い静電容量密度を達成できます。

Q: 10uFのセラミックコンデンサが回路内でずっと低く測定されるのはなぜですか?

これはDCバイアス効果によるものです。クラス2およびクラス3のセラミックは強誘電体であり、DC電圧を印加すると材料が分極し、AC信号に応答する能力が低下するため、動作電圧での実効静電容量が劇的に低下します。

結論

セラミックコンデンサの誘電体は、公称値よりもはるかに実世界の性能を定義します。高精度にはクラス1のC0Gを、標準的なデカップリングにはクラス2のX7R/X5Rを使用し、常にDCバイアスと経年変化を考慮してください。

設計の量産準備ができたら、JLCPCBのPCB組立サービスは、指定したコンデンサが最終基板に組み立てられることを保証します。JLCPCB部品ライブラリからコンポーネントを即座に調達し、オンライン見積もりツールでプロジェクトコストを確認できます。

学び続ける