TQFP vs. QFN:PCB設計者のための包括的比較ガイド
2 min
- TQFP vs. QFN:直接比較
- TQFPパッケージとは?
- QFNパッケージとは?
- TQFP vs QFNを選択する際に考慮すべき重要な要素
- TQFPおよびQFNの実用的なPCB設計のヒント
- 結論:TQFPとQFNの間で正しい選択をする
- よくある質問
TQFPとQFNのどちらを選ぶかは、単に見た目の問題ではありません。基板面積、熱管理、製造性の間での、重要なトレードオフです。TQFPの露出したリードは、プロトタイピングや検査のしやすさで人気がありますが、QFNのコンパクトでリードレスな設計は、高性能でスペースが制約されたアプリケーションで主流となっています。
しかし、あなたの特定のプロジェクトにはどちらが適しているのでしょうか?この包括的なTQFP vs. QFN比較では、技術仕様、長所、短所を詳しく解説し、次回のPCB設計が効率的かつスケーラブルであることを保証します。

TQFP vs. QFN:直接比較
| 特徴 | TQFP(薄型クワッドフラットパッケージ) | QFN(クワッドフラットノーリード) |
|---|---|---|
| リード | ガルウィング(外側に延長) | チップスケールに近い(下面) |
| フットプリント | 大きい(より多くのPCB面積を占有) | コンパクト/最小限 |
| サーマルパッド | 通常なし | あり(露出サーマルパッド) |
| はんだ付け | 容易(手はんだに適する) | 困難(リフローが望ましい) |
| 高速/RF | 中程度(インダクタンスが高い) | 優れている(寄生インダクタンスが低い) |
| 検査 | 目視/光学検査 | X線検査が必要になることが多い |
物理的なサイズとPCBフットプリント
最も直接的な違いは、PCBフットプリントとパッケージ形状にあります。
TQFPパッケージは、パッケージ本体から外側に延びるガルウィングリードを使用しており、必要な基板面積と配線領域が大幅に増加します。
対照的に、QFNはチップスケールパッケージ(CSP)に近いものです。すべての接点がパッケージの下にあるため、そのフットプリントは、同じピン数の同等のTQFPよりも通常40%から60%小さくなります。
ウェアラブルやコンパクトなIoTデバイスなど、スペースが制約された設計では、QFNはそのコンパクトなフットプリントと高いパッケージ密度により、明確な利点を提供します。
熱性能
放熱性に関しては、QFNが圧倒的なアドバンテージを持っています。ほとんどのQFNパッケージには、底面に露出サーマルパッド(EPAD)が含まれています。このパッドはPCBのグランドプレーンに直接はんだ付けされ、シリコンダイから熱を引き離す低抵抗の熱経路を形成します。
TQFPには通常この機能がなく、冷却はリードとプラスチック本体に依存しています。モータードライバーや電源管理ICなど、高出力または発熱するチップの場合、QFNはサーマルスロットリングを防ぎ、寿命を向上させます。
電気的性能
高周波またはRF設計の場合、TQFPの「リード」は小さなインダクタやアンテナとして機能し、信号の完全性を劣化させる可能性のある寄生インダクタンスとキャパシタンスを導入します。
QFNパッケージは長いリードを排除するため、ダイとPCBの間の電気経路がはるかに短くなります。これにより、優れた信号の完全性と低ノイズが実現され、QFNは高速デジタル回路やワイヤレス通信モジュールの業界標準となっています。
PCBはんだ付けと組み立て
ここがTQFPの強みです。TQFPの手はんだ付けは、リードにアクセスできるため、細い先端のこてを持つ熟練した技術者にとって比較的簡単です。また、余分なはんだを簡単に見て吸い取ることができるため、「はんだブリッジ」に対してもより寛容です。
QFNの組み立てはより複雑です。パッドが下に隠れているため、通常ははんだペーストステンシルとリフローオーブン(またはホットエアステーション)が必要です。さらに、中央の大きなサーマルパッドは、ペーストを塗りすぎるとチップが「浮いて」しまい、外側の信号ピンの接続不良につながることがあります。
注記
QFNパッケージは非常に優れた技術的利点を提供しますが、その底面パッド設計により、手はんだ付けには悪夢のような困難さがあります。コストのかかるブリッジや接続不良を避けるために、現在多くのエンジニアがJLCPCBのSMT組み立てサービスを利用しています。
高精度の自動化されたピックアンドプレースマシンと専用のはんだペーストステンシルにより、QFNコンポーネントを専門的に実装し、手動プロトタイピングのリスクを排除できます。
検査とリワーク
組み立て後の検査は最後のハードルです。
- TQFP:標準的な顕微鏡や強力な拡大鏡を使用して、すべてのはんだ接合部を確認できます。
- QFN:はんだ接合部のほとんどはパッケージの下に隠れています。サイドフィレットが見えることもありますが、本当に信頼性の高い検査(特に航空宇宙や医療グレード)には、サーマルパッド下のボイドや隠れたブリッジをチェックするためのX線検査が必要です。
QFNのリワークもより破壊的で、通常は専用のホットエアリワークステーションが必要ですが、TQFPは簡単なはんだごてで修正できることがよくあります。
TQFPパッケージとは?
TQFP(薄型クワッドフラットパック)は、数十年にわたって業界の主力となってきた表面実装ICパッケージです。標準的なQFPの「薄型」進化版として設計され、垂直方向のスペースが限られているデバイス向けに低背化を実現し、通常は1.0mmまたは1.4mmのパッケージ厚を備えています。

TQFP構造:ガルウィングリード
TQFPの決定的な特徴は、そのガルウィングリードです。これらは、プラスチック本体の4辺すべてから水平に延び、その後下向きかつ外側に湾曲する金属ピンで、カモメの翼に似ています。
「リードレス」パッケージとは異なり、これらのピンはPCBへの目に見える柔軟な機械的接続を提供します。この構造により、パッケージはある程度の熱膨張と機械的ストレスを吸収し、時間の経過によるはんだ接合部の割れのリスクを低減できます。
TQFPパッケージの主な特徴
- 簡単な目視検査:リードが外部にあり明確に見えるため、エンジニアはX線装置を必要とせずに、標準的な顕微鏡やAOI(自動光学検査)を使用してはんだ接合部の品質を検証できます。
- 高いピン数柔軟性:TQFPは通常32ピンから200ピン以上の幅広いピン数で利用可能であり、複雑な集積回路に適応できます。
- 設計に適したピッチ:リードピッチは微細(0.4mmまたは0.5mmまで)ですが、プロジェクトのデバッグ段階での手動プロービングには十分な大きさです。
- リワークの容易さ:チップに障害がある場合、標準的なホットエアステーションと安定した手技で比較的簡単に取り外して交換できます。
TQFPパッケージの典型的な用途
TQFPパッケージは、極端な小型化が主な目的ではなく、信頼性と製造の容易さが重要視される汎用電子機器の「頼りになる」選択肢です。
- マイクロコントローラ:最も有名なのはAtmel/Microchip ATmegaシリーズ(多くのArduinoボードの心臓部)や、さまざまなARM Cortex-Mプロセッサで使用されています。
- 民生用電子機器:家庭用電化製品、デジタル時計、旧世代のゲーム機などに見られます。
- 産業用コントローラ:振動や熱サイクルにより「より硬い」パッケージが故障する可能性がある環境で好まれます。
QFNパッケージとは?
QFN(クワッドフラットノーリード)パッケージは、現代の小型化へのシフトを表しています。外部ピンを使用するTQFPとは異なり、QFNはパッケージ本体の底面にある平坦な銅パッドを介してPCBに接続します。この「リードレス」設計により、チップは基板により近く配置でき、全体のプロファイルと体積を大幅に削減できます。
QFN構造:底面パッドとEPAD
QFNの構造は、周囲のランドパッドと大きな中央の露出サーマルパッド(EPAD)によって定義されます。
- 周囲パッド:これらはパッケージ底面の4つのエッジに沿って配置されています。外側に延びるリードがないため、パッケージのフットプリントはシリコンダイ自体のサイズとほぼ同じです。
- 露出パッド(EPAD):これはQFNの「秘密のソース」です。底面にある大きな金属領域で、PCBに直接はんだ付けされます。高効率のヒートシンクとして機能し、堅牢な電気的接地接続を提供するという2つの目的を果たします。
QFNパッケージの主な特徴

- 超コンパクトなフットプリント:リードがTQFPのように「広がらない」ため、QFNは大量のPCBスペースを節約します。これにより、複雑な設計での高い部品密度が可能になります。
- 優れた放熱性:EPADとPCBグランドプレーン間の直接的な金属間接触により、熱抵抗を大幅に低減できます。これにより、QFNはかなりの熱を発生するチップに最適です。
- 低リードインダクタンス:ワイヤ状の長いリードがないため、ダイから基板への電気経路は非常に短くなります。これにより、高周波アプリケーションで信号の完全性を維持するために重要な寄生インダクタンスが最小限に抑えられます。
- 軽量化:重い銅リードがないため、これらのパッケージはドローンやポータブル医療機器など、重量に敏感なアプリケーションに最適です。
QFNパッケージの典型的な用途
QFNパッケージは、ミリメートルとミリワットのすべてが重要となる高性能電子機器の標準です。
- RFおよびワイヤレスモジュール:ギガヘルツ周波数を処理するために低インダクタンスが必要なWi-Fi、Bluetooth、5Gチップで使用されます。
- 電源管理IC(PMIC):電圧レギュレータやバッテリーチャージャーは、サーマルパッドを使用して高電流を処理しながら冷却を維持します。
- 高速デジタル回路:クリーンで低ノイズの信号を必要とする最新のプロセッサや高速データコンバータ(ADC/DAC)で使用されます。
- 自動車用センサー:低背で堅牢な熱接続により、コンパクトな自動車用制御ユニットで好まれています。
TQFP vs QFNを選択する際に考慮すべき重要な要素
TQFPとQFNのどちらを選ぶかは、製造歩留まり、製品サイズ、長期的な信頼性に影響を与える技術的な決定です。
BOM(部品表)を確定する前に、考慮すべき4つの重要な要素を以下に示します。
#1 スペース制約:基板はどのくらい小さいですか?
ウェアラブル、IoTセンサー、高密度モバイルデバイスを設計している場合、QFNが紛れもない勝者です。
- QFNの利点:外部リードがないため、QFNパッケージは同じピン数のTQFPと比較して、PCB面積の最大60%を節約できます。
- TQFPの現実:基板に十分な「余白」があり、ミリメートル単位を気にしないのであれば、TQFPは完全に問題のない堅牢な選択肢です。
#2 プロトタイピングのニーズ:手はんだ付けをしますか?
プロジェクトの初期段階では、「人的要因」が重要です。
- TQFPを選ぶ場合:ラボやオフィスでプロトタイプを製作している場合。その目に見えるガルウィングリードは、標準的な細い先端のこてで簡単にはんだ付けでき、誤って2つのピンをブリッジした場合も、はんだ吸い取り線で数秒で修正できます。
- QFNを避ける場合:リフローオーブンや高品質のホットエアステーションを利用できない場合。QFNの手はんだ付けは「暗黒の技術」であり、隠れたパッドの接続不良や、X線なしではデバッグが不可能なチップの傾きにつながることがよくあります。
#3 放熱性:チップは高温になりますか?
熱はシリコンの敵です。ICが電力消費の多いマイクロコントローラやモータードライバーである場合、その熱をPCBに移動させる方法が必要です。
- 高熱にはQFNを選択:QFNの底面にある露出サーマルパッド(EPAD)は、直接的な熱のハイウェイとして機能します。サーマルビアを備えた銅プレーンにはんだ付けすると、ジャンクション温度を大幅に低く保ちます。
- TQFPの制限:ほとんどの標準的なTQFPは、主にプラスチック本体と薄いリードを介して熱を放散するため、効率ははるかに低くなります。TQFPチップが高温で動作している場合、かさばる外部ヒートシンクを追加する必要があるかもしれません。
#4 信号の完全性:GHz周波数への対応
高速デジタルおよびRF(無線周波数)の世界では、ワイヤの1ミリメートルごとがインダクタのように機能します。
- パフォーマンスにはQFNを選択:「リードレス」設計により、内部ダイからPCBトレースまでの距離が可能な限り短くなります。これにより、1 GHz〜5 GHz以上の範囲での安定したパフォーマンスに不可欠な寄生インダクタンスが最小限に抑えられます。
- 低速にはTQFP:標準的な16MHzまたは48MHzのマイクロコントローラの場合、TQFPリードのインダクタンスは無視できます。ただし、最新の高速通信では、これらのリードが不要なノイズを導入する「アンテナ」になる可能性があります。
TQFPおよびQFNの実用的なPCB設計のヒント
TQFPはレイアウトと組み立てにおいてより寛容ですが、QFNはフットプリント設計と放熱性に対してより厳密な管理を要求します。以下の実用的なヒントは、製造性、歩留まり、長期的な信頼性を向上させるのに役立ちます。
高ピン数TQFPのファンアウト戦略
TQFPパッケージは4辺すべてにリードを露出しているため、リードレスパッケージと比較して配線が比較的容易です。ただし、ピン数が多い場合(例:100ピン以上)、配線の輻輳が発生する可能性があります。
ベストプラクティス:
1. ドッグボーン型ファンアウト配線を使用する
各パッドから外側に向かってトレースを配線し、ビアを介して内層に遷移させます。これにより、パッドエッジ付近でのトレースの重なりを防ぐことができます。
2. トレース幅と間隔を早期に最適化する
設計ルールがPCBメーカーの最小トレース/スペース能力と一致していることを確認し、後期段階での再設計を防ぎます。
3. 複数の配線層を活用する
高密度TQFPの場合、信号、電源、グランドの配線を効率的に分離するために、少なくとも4層基板を使用します。
4. 信号を論理的にグループ化する
電源、グランド、高速信号を整理されたグループに配線して、クロストークを低減し、デバッグを簡素化します。
5. 避けるべき一般的な間違い:
パッド出口付近にトレースを密集させすぎると、製造上の欠陥やインピーダンスの不整合につながる可能性があります。
QFNパッケージにおけるサーマルビアの重要性
QFNパッケージは、放熱のためにコンポーネントの下にある露出サーマルパッドに大きく依存しています。適切な熱設計がないと、過熱や信頼性の問題が発生する可能性があります。
主要な設計ガイドライン:
1. 露出パッドの下に複数のサーマルビアを配置する
ビアのアレイを使用して、トップ層から内部または底面の銅プレーンに熱を伝達します。
2. ビア径とピッチの最適化
標準的なビア径:0.2〜0.3mm
熱伝達に十分な間隔を保ちつつ、製造可能な範囲に保ちます。
3. 可能であれば、ビアインパッドにテンティングまたはフィリングを使用する
テンティングされたビアははんだの吸い上げを防ぎます
フィリングされたビアは信頼性を向上させますが、コストが増加します
4. ソリッドなグランドプレーンに接続する
サーマルビアは、効果的な熱拡散のために大きな銅領域に接続する必要があります。
なぜ重要か:
QFNパッケージには熱伝導用のリードがなく、サーマルパッドが唯一の効率的な熱経路です。
ブリッジを防ぐためのソルダーマスク設計
はんだブリッジは、TQFPやQFNのようなファインピッチパッケージ、特にリフロー中に一般的な問題です。
設計の推奨事項:
1. ファインピッチにはソルダーマスク定義(SMD)パッドを使用する
はんだ量を制御し、隣接するピン間のブリッジのリスクを低減するのに役立ちます。
2. 適切なソルダーマスククリアランスを維持する
はんだを閉じ込めたり、不均一な濡れを引き起こす可能性のある過度に小さなマスク開口部を避けます。
3. QFNサーマルパッドを分割する(窓枠デザイン)
大きな中央パッドをより小さなペースト開口部に分割して、以下を実現します:
- 過剰なはんだを防ぐ
- リフロー中の浮きや傾きを低減する
4. ステンシル厚とアパーチャ設計を制御する
適切なステンシル設計により、一貫したはんだペーストの塗布が保証され、TQFPリードとQFNパッドの両方にとって重要です。
5. 不適切なマスク設計によって引き起こされる一般的な欠陥:
- ピン間のはんだブリッジ
- ツームストーン現象または部品の位置ずれ
- QFNサーマルパッド下のボイド
重要なポイント
1. TQFP:配線効率とファンアウト戦略に焦点を当てる
2. QFN:熱管理とはんだ制御を優先する
3. 両方:組み立て歩留まりを確保するために、慎重なソルダーマスクとステンシル設計が必要
注記
部品調達:設計を確定する前に、JLCPCB部品ライブラリを確認してください。ここには、数千種類のTQFPマイクロコントローラとQFN RFチップが在庫されています。部品ライブラリから「ベーシック部品」を選択すると、組み立てリードタイムと全体的なBOMコストを大幅に削減できます。
結論:TQFPとQFNの間で正しい選択をする
TQFPとQFNのどちらを選ぶかは、最終的には組み立ての容易さと性能最適化の間のトレードオフに帰着します。
TQFP(薄型クワッドフラットパッケージ)は、以下の場合に好ましい選択肢であり続けます:
- プロトタイピングおよび低量産
- 簡単な検査とリワークを必要とする設計
- シンプルさと製造の堅牢性を優先するエンジニア
QFN(クワッドフラットノーリード)は、以下の場合に適しています:
- 高性能および高周波アプリケーション
- 厳しいスペース制約のあるコンパクトな設計
- 効率的な放熱を必要とするシステム
PCB組み立ての観点からは、TQFPはより広いプロセスウィンドウと低リスクを提供し、QFNはより厳しい設計と製造管理を犠牲にして、優れた電気的および熱的性能を提供します。
最終的な推奨事項:
- 使いやすさ、デバッグ、コスト重視のプロジェクトにはTQFPを選択してください。
- パフォーマンス重視、スペース制約、熱要求の高い設計にはQFNを選択してください。
TQFPまたはQFN設計を実現する準備はできましたか?今すぐGerberファイルをJLCPCBにアップロードして、高品質のPCBとプロフェッショナルなSMT組み立ての即時見積もりを取得してください。24時間のターンアラウンドタイムとグローバルな配送により、JLCPCBは高度なICパッケージングをすべてのエンジニアが利用できるようにしています。
よくある質問
Q:QFNは手はんだ付けできますか?
はい、QFNパッケージは手はんだ付けできますが、TQFPよりもはるかに困難です。
QFNコンポーネントには露出したリードがなく、パッケージの下のパッドに依存しているため、従来のはんだ付け方法では不十分です。手はんだ付けを成功させるには、通常、ホットエアリワークステーション、はんだペースト(ワイヤはんだだけでなく)、適切な予熱と温度制御が必要です。
適切なツールがあっても、X線なしでは検査が困難であり、QFNは手動組み立てやプロトタイピングにはあまり適していません。
Q:QFNはTQFPよりも信頼性が高いですか?
アプリケーションによって異なります。高速、高出力、またはコンパクトな設計の場合、QFNは一般的に信頼性が高くなります。機械的に敏感なシステムや修理が容易なシステムでは、TQFPの方が安全な選択肢となる場合があります。
Q:TQFPとQFNではどちらが安価ですか?
ほとんどの場合、TQFPはプロトタイピングや小ロット生産にはコスト効率が高く、QFNは大量生産において競争力を持つようになります。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......