SMDダイオード極性ガイド:カソードマーキングの識別方法とPCB損傷の防止
1 min
- クイックビジュアル:ダイオード極性の例
- 一般的なSMDダイオード極性マーキング早見表
- SMDダイオードの極性を識別する方法(クイックアンサー)
- SMDダイオードの極性とは?
- 電子回路においてダイオードの極性が正しいことが重要な理由
- SMDダイオード極性の目視識別
- マルチメーターを使ったSMDダイオード極性のテスト方法
- 回路図におけるダイオード極性の理解
- ダイオードの極性が重要となる一般的なPCB上の場所
- ダイオード極性を識別する際の一般的な間違い
- 実際の修理シナリオ:故障した電源装置
- PCBへのSMDダイオードの正しい取り付け方法
- SMDダイオード極性に関するFAQ
- 結論
SMDダイオードを誤った向きで取り付けると、PCBが即座に損傷したり、回路が動作しなくなったりする可能性があります。
プロトタイプを組み立てる場合でも、ハードウェアのトラブルシューティングを行う場合でも、SMDダイオードの極性を理解することは、
電子工学の基本的なスキルです。
このガイドでは、以下のことを学びます:
1. SMDダイオードの極性マーキングを目視で識別する方法
2. 異なるパッケージでアノードとカソードの方向を見つける方法
3. デジタルマルチメーターを使ってダイオードの極性をテストする方法
4. 回路図やPCBレイアウトで極性がどのように表されるか
5. 回路故障につながる一般的な間違い
クイックビジュアル:ダイオード極性の例
- SMA/SMBダイオード: 白または銀色の帯はカソードを示します。
- SOD-123ダイオード: レーザーエッチングされた線はカソードを示します。
- SOT-23パッケージ: 3ピンの物理的なレイアウトで識別されます(ピン1と2が一方の側、ピン3がもう一方の側)。内部配線についてはデータシートを確認してください。

図: SMA、SOD-123、3ピンSOT-23パッケージを含むSMDダイオードの極性マーキング。
一般的なSMDダイオード極性マーキング早見表
- 白い帯 → カソード (-)
- レーザー線 → カソード (-)
- 切り欠き → カソード (-)
- SOT-23 3ピンレイアウト → 内部構成(コモンアノード/カソード/シリーズ)はデータシートに依存
- 帯なし → 双方向TVSダイオードの可能性
SMDダイオードの極性を識別する方法(クイックアンサー)
- 物理的なマークを探す: 部品本体のカソード帯、切り欠き、またはレーザーエッチングを見つけます。
- 回路図と照合する: 物理的なマークをダイオードシンボルの垂直線に合わせます。
- 電気的にテストする: マルチメーターのダイオードモードを使用して順方向電圧降下を確認します。
- PCBトレースを確認する: パッドからグランドまたは主電源レールへの配線を追跡します。
- データシートを確認する: はんだ付けする前に、必ずメーカーの仕様を特定のパッケージについて確認してください。
SMDダイオードの極性とは?
ダイオードは、電流を一方向に自由に流し、逆方向には完全に遮断する電子部品です。この方向性を持つ性質を「極性」と呼びます。
すべての標準的なダイオードには、アノード (+) と カソード (-) の2つの端子があります。電流が流れるためには、アノードの電圧がカソードよりも高くなければなりません(順方向バイアス状態)。逆の場合(カソードの方が高い場合)、ダイオードは電流を遮断します(逆方向バイアス状態)。
SMDダイオードのアノード-カソードの関係を理解することは、部品が正しく動作し、回路を逆電圧から保護するために非常に重要です。

図: SMDダイオードのアノードとカソードの構造と、電流の正しい方向を説明する図。
電子回路においてダイオードの極性が正しいことが重要な理由
ダイオードの極性を無視したり、誤って識別したりすると、壊滅的なハードウェア障害が発生します。正しい極性が重要な理由は次のとおりです:
- 逆極性保護の失敗 → ICの破壊。
- フライバックダイオードの向きの誤り → トランジスタの焼損。
- ツェナーダイオードの逆接続 → レギュレータ電圧の不安定化。
- バッテリー回路のダイオード逆接続 → 放電または膨張。
- 電源整流ダイオードの逆接続 → 大電流によるヒューズの溶断。
SMDダイオード極性の目視識別
カソード帯マーキングの意味
電子業界でダイオードの極性を識別するための最も普遍的な標準は、カソード帯です。では、ダイオード極性帯の意味とは何でしょうか?簡単に言うと、ダイオードの本体に塗装、エッチング、または成形された物理的な線や帯は、カソード (-) 端子を示しています。
- 白または銀色の帯: 黒いエポキシ樹脂ボディ(SMAやSMBパッケージなど)によく見られ、この太い線がカソード端を明確に示しています。
- レーザーマーキング: 最新の超小型部品では、SMDダイオードのカソードマーキングが非常に薄いレーザーエッチング線である場合があり、顕微鏡下または光に当てて傾けた場合にのみ見えることがあります。
- 成形された切り欠き: 一部の特殊用途または高出力ダイオードでは、印刷インクの代わりにカソード側に物理的な切り欠きや面取りされたエッジが設けられている場合があります。

図: 標準的なSMDダイオードのカソードマーキングとダイオード極性帯の意味。
パッケージ固有の極性マーキング
異なる表面実装パッケージでは、特定のマーキング規則が使用されます。標準的な極性マークについては、以下の表を参照してください:
| パッケージタイプ | 極性マークのスタイル | 一般的な用途 |
|---|---|---|
| SOD-123 | 塗装またはレーザーエッチングされた線 | 小信号スイッチング、ツェナー (sod-123ダイオード極性) |
| SMA / SMB / SMC | 太い白または銀色の帯 | 電源整流 (ショットキーダイオード極性マーキング) |
| SOT-23 | ピン3が通常カソード(データシートで確認) | 信号クリッピング、デュアルダイオードアレイ |
| TVS(過渡電圧サプレッサ) | ユニダイレクショナル:帯あり。バイダイレクショナル:帯なし | ESD保護 (TVSダイオード極性方向) |
| MiniMELF / LL34 | 色付きリング(黒、青、赤) | 精密信号 |

図: 標準的な非対称ピン番号(ピン1と2が下部、ピン3が上部)を示すSOT-23パッケージと、BAT54シリーズなどの内部回路図のバリエーション。
極性マーキングがない、または焼損している場合
修理中に、ダイオードが過熱して保護用エポキシ樹脂やシルクスクリーンマーキングが焼け落ちていることがよくあります。このような場合、目視による識別は失敗します。PCB上のダイオードの向きを推測するには、PCBトレースを追跡します。グランドプレーンまたはメインのVCC電源レールを探します。周囲の部品を分析し、回路図を読むことで、アノードとカソードのパッドを論理的に判断できます。
マルチメーターを使ったSMDダイオード極性のテスト方法
目視によるマーキングが曖昧だったり、摩耗していたり、単にはんだ付け前に部品を検証したい場合は、マルチメーターによるダイオード極性テストの方法を知る必要があります。
ダイオードモードでのテスト手順
ほとんどすべての最新のデジタルマルチメーターには、専用の「ダイオードテスト」機能があります。その使用方法は次のとおりです:
- ダイオードモードを選択: マルチメーターのダイヤルをダイオード記号(線を指す三角形のように見えます)に合わせます。
- プローブの向き: 赤いプローブをSMDダイオードの一方の側に、黒いプローブをもう一方の側に置きます。
- 電圧を読み取る: * マルチメーターに電圧降下(通常0.2V~0.7V)が表示された場合、極性を正しく見つけたことになります。赤いプローブがアノードに触れており、黒いプローブがカソードに触れています。
マルチメーターが「OL」(オープンループ)または「1」と表示した場合、ダイオードは逆方向バイアスされています。プローブを交換してください。

図: マルチメーターによるダイオード極性テスト。正しいプローブの向きを示しています。
順方向電圧の解釈表
ダイオードの測定に成功すると、表示される電圧は単なるランダムな数字ではなく、ダイオードの順方向電圧の識別値です。この数値は、テストしているダイオードの種類を確認するのに役立ちます:
| 電圧読み取り値 (Vf) | 示されるダイオードの種類 |
|---|---|
| 0.15V - 0.45V | ショットキーダイオード(低い順方向電圧降下、高速スイッチング) |
| 0.60V - 0.75V | 標準シリコン整流器 / 小信号ダイオード |
| 1.80V - 3.30V | 発光ダイオード(LED)- 色によって異なります |
逆方向バイアス漏れ電流テスト
ダイオードが逆方向バイアスされているか、または故障しているかを確認する方法については、抵抗モード(オーム)を使用します。逆方向バイアス(黒プローブをアノード、赤プローブをカソード)では、正常なダイオードは無限大の抵抗(OL)を示します。測定可能な抵抗値は内部の「漏れ」損傷を示しており、すぐに交換してください。
回路図におけるダイオード極性の理解
ダイオードシンボルの向き
- 三角形の平らな側がアノード (+) です。
- 垂直の直線がカソード (-) です。
三角形を、従来の電流の流れる方向を指す矢印と考えてください。垂直線は、実際の部品に塗装された物理的なカソード帯を表しています。

図: SMDダイオードのシンボル極性と、実際の表面実装ダイオードの向きの比較。
PCBトレース上の極性の追跡
適切なはんだパッド設計では、カソードに太いシルクスクリーン線または角型パッドを使用します。シルクスクリーンがない場合は、トレースを追跡してPCB上のダイオードの向きを判断します:
- グランドパッドの導通を特定する: マルチメーターを使用してグランドプレーンを見つけます。
- コネクタ/レギュレータまでのトレースを追跡する: パッドから主電源までの配線を追跡します。
- 回路図を使用して方向を確認する: 近くのICが入力を受け取る必要があるのか、グランドに放出する必要があるのかを確認します。
ダイオードの極性が重要となる一般的なPCB上の場所
PCB上でSMDダイオードをテストする方法を学んでいる場合、どこを探せばよいかを知ることで、トラブルシューティングが大幅に迅速化されます。
| 回路の場所 | ダイオードの機能 | 極性の役割 |
|---|---|---|
| DC電源入力 | 逆極性保護 | ユーザーが電源を逆に接続した場合に電流を遮断します。 |
| リレー / モータードライバー | フライバック(還流)ダイオード | コイルに逆方向バイアスで配置され、磁界が崩壊する際の破壊的な電圧スパイクを吸収します。 |
| USB / データポート | ESD保護 (TVS) | 高電圧の静電気ショックをCPUに到達する前に直接グランドに分流します。 |
| スイッチング電源 | 出力整流 | 高周波ACスイッチング信号を滑らかなDC電力に変換します。 |
ダイオード極性を識別する際の一般的な間違い
経験豊富な技術者でも、高速組み立て中や深夜の修理中にエラーを犯すことがあります。以下の落とし穴を避けてください:
- 帯を逆さまに読む: 一部の円筒形MELFパッケージでは、メーカーが複数のカラーバンドを印刷している場合があります。常に最も太い帯、またはガラスの端に最も近い帯を探してください。それがカソードです。
- 抵抗器と混同する: ゼロオームのSMDジャンパーや高精度のMELF抵抗器は、ガラス製ダイオードと見た目が同一の場合があります。常にマルチメーターで検証してください。
- 回路図の読み間違い: ツェナーダイオードが順方向バイアスで配置されていると想定すること。ツェナーダイオードは、レギュレーションのために降伏電圧を利用するため、ほぼ常に逆方向バイアスで配置されます。
- デュアルダイオードの混同: 2つのダイオードを含むSOT-23パッケージでは、データシートなしでコモンアノード/カソードピンを推測すると、多くの場合、致命的なショートが発生します。
実際の修理シナリオ:故障した電源装置
修理中にPCB上でSMDダイオードをテストする方法の実用的な例を見てみましょう。
12Vモーターコントローラーが完全に故障し、VCCとグランド間の短絡により電源投入時にメインヒューズが溶断していました。原因は入力部のSMAダイオード極性保護回路でした。電圧スパイクによりダイオードが短絡故障を起こし、ショットキーダイオードの極性マーキングが破壊されていました。技術者は焼損したダイオードを取り外し、グランドプレーンを追跡して向きを確認し、カソードがVCCライン側を向くように新しいダイオードをはんだ付けして、コントローラーを復旧させました。
PCBへのSMDダイオードの正しい取り付け方法
完璧で信頼性の高い組み立てのために、以下の安全な取り付け手順に従ってください:
- カソードパッドの向きを確認する: シルクスクリーンが回路図と一致していることを確認します。
- フラックスを塗布する: 強固な接合部のためにフラックスを使用します。
- 両方のパッドを均等に加熱する: ダイオードが平らに載るようにします。
- ピンセットでダイオードを配置する: 部品を慎重に位置合わせします。
- はんだ接合部を検査する: しっかりとしたフィレットとブリッジングがないか確認します。
- マルチメーターでテストする: 電源を投入する前にダイオードモードテストを実行します。

図: ピンセットを使用してSMDダイオードをPCBに正しく取り付け、カソード帯をシルクスクリーンに合わせている様子。
人為的ミスを排除したい場合は、専門のPCBアセンブリサービスを利用することで、自動化されたピックアンドプレースマシンによる部品配置と、自動光学検査(AOI)による検証が保証され、毎回完璧な極性が保証されます。
SMDダイオード極性に関するFAQ
Q: マルチメーターなしでSMDダイオードのカソードを識別するには?
部品本体の物理的なマーキングを探してください。通常は、一端に塗装された白または銀色の帯、レーザーエッチングされた線、または成形された切り欠きです。このマークは普遍的にカソード (-) を示します。
Q: SMDダイオードが逆に取り付けられた場合はどうなりますか?
回路によって異なります。電流を完全に遮断する(回路が動作しなくなる)か、フライバックダイオードや保護ダイオードの場合、グランドへの直接短絡を引き起こし、部品の過熱、ヒューズの溶断、またはトレースの溶解を引き起こす可能性があります。
Q: ダイオードを回路にはんだ付けしたままテストできますか?
はい、ただし注意点があります。並列部品(低抵抗値の抵抗器やインダクタなど)は、マルチメーターの読み取り値を歪める可能性があります。異常な読み取り値や短絡が発生した場合は、ダイオードの少なくとも片側をはんだ除去して、回路から外して正確にテストする必要があります。
Q: SMDダイオードは逆極性で取り付けても動作しますか?
ほとんどの回路では、逆極性で取り付けられたダイオードは電流の流れを遮断し、回路が正しく動作するのを防ぎます。ただし、一部の保護またはクランプ用途では、逆方向バイアスは意図的です。誤った回路経路に逆方向で継続的に取り付けると、過熱、電圧ストレス、または部品の故障につながる可能性があります。
結論
SMDダイオードの極性を識別する方法を理解することは、電子機器ハードウェアにおいて譲れない基本です。ダイオード極性帯の意味などの視覚的な手がかりに頼る場合でも、回路図からSMDダイオードのシンボル極性を解釈する場合でも、マルチメーターでダイオード極性テストを実行する場合でも、体系的なアプローチはPCBの破壊からあなたを救います。
常に黄金のワークフローを覚えておいてください:目視確認 → マルチメーターによる検証 → 回路図による確認。
ブレッドボードから専門的な製造に移行する準備ができたら、高品質の部品を確保することが重要です。JLCPCBの部品ライブラリから、検証済みで明確にマークされたダイオードを直接簡単に調達できます。そして、設計が最終決定されたら、ガーバーファイルとBOMをJLCPCBにアップロードして、即時PCB見積もりを取得し、ハードウェアを完璧に実現してください。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......