This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較

初出公開日 Aug 25, 2026, 更新日 Aug 25, 2026

2 min

目次
  • TQFPパッケージとは?
  • TQFPパッケージの構造と主要特性の解説
  • TQFPパッケージの寸法とピンピッチ
  • TQFPと標準QFPの比較
  • TQFPとLQFPの比較
  • TQFPとQFN:どちらのパッケージを選ぶべきか?
  • TQFPパッケージのPCBフットプリント設計ガイドライン
  • TQFPのはんだ付けと組み立てに関する考慮事項
  • TQFPパッケージの利点と欠点
  • TQFPパッケージの代表的なアプリケーション
  • TQFPパッケージは今日でも関連性があるのか?
  • よくある質問(FAQ)
  • 結論

現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。

このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。

TQFPパッケージとは?

ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。

TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで、ピン数や組み立ての容易さを犠牲にすることなく、現代のエレクトロニクスの厳しい高さ制約を満たすように特別に設計されています。

a Thin Quad Flat Package (TQFP) microcontroller

図:4辺すべてにピンを持つ薄型四方扁平パッケージ(TQFP)マイクロコントローラの拡大図。

TQFPパッケージの構造と主要特性の解説

ボディ厚とリードフレーム設計

TQFPは、銅製リードフレームを包むプラスチック成形ボディを採用しています。従来のフラットパッケージはかさばる場合がありますが、TQFPは公称ボディ厚1.0mmを厳格に守っています。この超薄型樹脂コンパウンドは、内部のシリコンダイとワイヤボンドを適切に保護しながら、全体の体積を最小限に抑えます。

ガルウィングリードの解説

TQFPパッケージから延びるリードは「ガルウィング」形状に曲げられています。この機械的設計は非常に重要です。ガルウィングリードは小さなショックアブソーバーとして機能します。熱サイクル(PCBとICが異なる速度で膨張・収縮する場合)や機械的な基板の撓みの際に、これらのリードはわずかに撓み、はんだ接合部の割れを防ぎます。

PCB積層における「薄さ」の重要性

IoTセンサー、タブレット、スリムな民生用電子機器など、現代のスペースに制約のあるデバイスでは、垂直方向のZ軸スペースは水平方向のX-Yスペースと同じくらい貴重です。1.0mmの厚さにより、エンジニアはPCBをより近くに積層したり、複雑なロジック基板を超薄型の筐体に収めたりすることができます。タイトな設計に取り組んでいる場合、コンポーネントの高さの最適化は配線と同じくらい重要であり、これは ウェアラブルPCBアセンブリのようなコンパクトなアプリケーションで特に当てはまります。

TQFP package body thickness and gull-wing lead structure

図: TQFPパッケージのボディ厚とガルウィングリード構造。

TQFPパッケージの寸法とピンピッチ

一般的なピン数(64 / 100 / 144 / 176 / 208)

TQFPパッケージは拡張性が非常に高いです。より単純な周辺ICでは、32ピンや44ピンから始まる場合もあります。しかし、高性能マイクロコントローラやFPGAを収容することで最も有名であり、一般的に64、100、144、176、さらには208ピンを備えています。

標準ピンピッチオプション(0.8mm / 0.65mm / 0.5mm)

「ピッチ」とは、あるピンの正確な中心から隣接するピンの中心までの距離です。TQFPは通常、0.8mm、0.65mm、0.5mm、まれに0.4mmのピッチで提供されます。ピッチが小さくなるにつれて、製造の難易度は上がります。0.5mmまたは0.4mmのピッチでは、リフロー中のはんだブリッジを防ぐために、非常に厳密なはんだペースト量の制御と高精度なステンシル位置合わせが必要です。

TQFPパッケージサイズ表

一般的なサイズは標準化されていますが、エンジニアはフットプリントを設計する前に、必ず特定のICのtqfpデータシートを参照して正確なパッド形状を確認する必要があります。以下は一般的なTQFPパッケージ寸法の参考表です:

ピン数ボディサイズ(mm)標準ピッチ(mm)
32 / 4410 × 100.80
6410 × 100.50
10014 × 140.50
14420 × 200.50
17624 × 240.50

TQFPと標準QFPの比較

TQFPパッケージと標準QFPの違いは何ですか?

TQFPとQFPを比較する場合、主な違いはZ軸プロファイルです。標準的なクアッドフラットパッケージ(QFP)は通常、ボディ厚が2.0mmから3.8mmであり、かなりかさばります。TQFPは厳密に1.0mmの厚さを維持しています。

TQFPとQFPのアプリケーション:各パッケージタイプを選択する場合

標準QFPは、特定の熱的または堅牢な機械的要件のために厚いモールドコンパウンドが使用されるレガシー設計や高出力アプリケーションでよく見られます。しかし、ほとんどすべての現代の高さ制約のある設計では、TQFPは標準の クアッドフラットパッケージバリエーションよりも優れた選択肢です。

TQFPとLQFPの比較

TQFPパッケージとLQFPパッケージの違いは何ですか?

TQFPとLQFPの違いもボディ厚にあります。LQFP(Low-profile Quad Flat Package)は標準QFPとTQFPのちょうど中間に位置し、ボディ厚は1.4mmです。TQFPは1.0mmとより薄いままです。

TQFPとLQFP:各パッケージタイプを選択する場合

この2つの選択は通常、設計上の好みではなくICの入手可能性に依存します。多くのシリコンベンダーが標準MCUにLQFPを採用しているため、 TQFPとLQFPの議論は主にサプライチェーンロジスティクスの問題です。

TQFPとQFN:どちらのパッケージを選ぶべきか?

TQFPとQFN(Quad Flat No-leads)の議論は、PCB設計者の間で非常に一般的です。以下にその比較を示します:

● 組み立ての難易度: TQFPはリードが露出しているため、一般的に目視検査が容易です。QFNはパッケージの下にパッドがあるため、ペーストステンシルが完璧に設計されていない場合、中央のサーマルパッドにはんだボイドが発生しやすくなります。

● PCB配線スペース: QFNは延長リードを排除することで大幅な基板スペースを節約できるため、小型化の明確な勝者です。TQFPはより大きな全体フットプリントを必要とします。

● 熱性能: QFNは、PCBグランドプレーンに直接はんだ付けされる大きな露出した中央ダイアタッチパッドにより、熱的に優れています。

● リワークと検査: TQFPはリワーク性が非常に高いです。エンジニアは基本的な熱風ガン、ピンセット、はんだごてを使用してTQFPチップを簡単に交換できます。QFNのリワークは、専用の熱風ステーションなしでははるかに困難です。

どのパッケージを選択する場合でも、JLCPCBパーツのような信頼できるコンポーネントプラットフォームから本物のICを調達することが、予期しない組み立て欠陥を防ぎ、長期的な信頼性を確保する最善の方法です。

leaded TQFP and leadless QFN package

図: リード付きTQFPとリードレスQFNパッケージの物理的なフットプリントの違いを示す並列比較。

TQFPパッケージのPCBフットプリント設計ガイドライン

ランドパターンの基本

正確なTQFPフットプリントを作成することは、信頼性の高いはんだ接合に不可欠です。設計者はIPC-7351標準の推奨事項に厳密に従う必要があります。これにより、適切なヒールフィレット(曲がりの内側のはんだ接合部)、トウフィレット(リードの先端)、サイドフィレットが確保されます。トウフィレットが無視されると、接合部の機械的強度が大幅に低下します。

ソルダーマスクとペースト開口部のヒント

ファインピッチTQFP(0.5mm以下)の場合、ソルダーマスクの拡張を厳密に制御する必要があります。隣接するパッド間の「ソルダーマスクダム」(通常、最小0.075mm〜0.1mm)を維持することが重要です。ダムが薄すぎると、PCBメーカーがそれを完全に除去する可能性があり、はんだブリッジのリスクが大幅に増加します。これは、高度な はんだパッド設計ガイドラインでしばしば強調される重要な要素です。

避けるべき一般的なフットプリントの間違い

最も一般的な間違いには、ピンピッチの不一致、トウ半径のサイズ設定ミス、パッケージ全体の公差を考慮しないことなどがあります。汎用CADライブラリのフットプリントに完全に依存するのではなく、常にメーカー推奨のランドパターンに対してフットプリントを検証してください。

a TQFP land pattern

図: TQFPランドパターンの適切なヒール、トウ、サイドフィレット寸法を示すPCBフットプリント図。

TQFPのはんだ付けと組み立てに関する考慮事項

リフローはんだ付けの適合性

TQFPパッケージは標準的なリフローはんだ付けに完全に適しています。ただし、パッケージが薄くリードが多いため、共面性が重要です。取り扱い中にリードが曲がってPCBパッドに完全に平らに載らない場合、標準のリフロープロファイルではオープン回路(未接続のピン)が発生します。

トゥームストーニングとブリッジのリスク

トゥームストーニング(コンポーネントが一端で立つ現象)は0402抵抗器のような小さな受動部品では一般的な問題ですが、重くて多ピンのTQFPでは実質的に存在しません。代わりに、TQFPはんだ付け中の最大の欠陥はブリッジです。これは、はんだペーストが溶けて隣接する2つのピンを接続してしまうことです。これは、正しいステンシル厚(ファインピッチでは通常0.1mm〜0.12mm)と高品質のはんだペーストを使用することで軽減されます。

a fine-pitch TQFP PCB footprint

図: ブリッジを防ぐためにファインピッチTQFP PCBフットプリントに適用されたはんだペーストステンシルのマクロビュー。

AOIおよびX線検査の関連性

すべてのピンが外部に見えるため、自動光学検査(AOI)マシンはTQFPの曲がったリード、はんだ不足、はんだブリッジを簡単に検出できます。BGAとは異なり、TQFPでは隠れたグランドパッドがない限り、X線検査は一般的に必要ありません。

プロフェッショナルなPCBアセンブリプロバイダーは通常、ステンシル最適化、AOI検査、制御されたリフロープロファイリングを組み合わせて、高歩留まりのTQFPアセンブリを確保します。JLCPCBのPCBアセンブリサービスは、TQFPのようなファインピッチパッケージ向けに特別に最適化された自動検査と精密SMTプロセスを統合しています。

TQFPパッケージの利点と欠点

TQFPパッケージの利点

● 検査性: はんだ接合部は肉眼または標準的な顕微鏡で目視検査できます。

● 成熟度: 製造および組み立てプロセスが非常に成熟しており、優れた歩留まりが得られます。

● テストとプログラミング: 市販のTQFPソケットを簡単に入手できます。エンジニアは、基板に恒久的にはんだ付けする前に、チップをソケットに挿入して初期ファームウェアのフラッシュやテストを行うことができます。

● リワーク性: プロトタイピング中に手ではんだ除去して交換するのが簡単です。

TQFPパッケージの制限事項

● 基板スペース: QFNやBGAパッケージと比較して、かなりのX-Y領域を消費します。

● I/O密度の限界: 通常、約208ピンが上限です。より多くのI/Oを必要とする設計はBGAに移行する必要があります。

● 脆弱性: 長くて細い露出した銅リードは、組み立て前に落下したり乱暴に扱われたりすると、曲がりやすいです。

TQFPパッケージの代表的なアプリケーション

ピン数と組み立ての容易さのバランスが取れているため、TQFPはどこにでも見られます。以下のような用途で多用されています:

● マイクロコントローラ(MCU): STM32、PIC32、ATMegaシリーズなどの32ビットMCUの大部分がTQFPパッケージを採用しています。

● 産業用制御基板: 機械的信頼性と検査の容易さが極端な小型化のニーズよりも優先される場合。

● 民生用電子機器: 家庭用電化製品、モーターコントローラー、オーディオ機器の中に。

● レガシーからミッドレンジの設計: 信頼性の高いインターフェース、ロジックゲート、モータードライバーとして機能。

TQFPパッケージは今日でも関連性があるのか?

超高密度のBGA(ボールグリッドアレイ)やCSP(チップスケールパッケージ)の台頭により、TQFPは時代遅れではないかと疑問に思うかもしれません。答えは明確に「ノー」です。

エンジニアは今でも、ラピッドプロトタイピングや低層数のPCB(2層や4層基板など)でTQFPを強く好みます。TQFPからの配線エスケープトレースは、BGAのように高価なマイクロビアを必要としないためです。さらに、深刻な機械的衝撃や振動にさらされる環境では、TQFPのガルウィングリードは、BGAの剛性のあるはんだボールを簡単にせん断するような応力に耐えることができます。

アクセスしやすく、検査が容易で、中密度のI/O配線のニーズがある限り、TQFPはハードウェア設計の定番であり続けるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q: TQFPは何の略ですか?

TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、低背設計をサポートするためにボディ厚を1.0mmに制限した特定のタイプのSMTパッケージです。

Q: TQFPの最小ピンピッチは何ですか?

0.8mmと0.5mmが最も一般的ですが、TQFPパッケージの最小標準ピッチは通常0.4mmです。0.4mmピッチのコンポーネントの組み立てには、はんだブリッジを避けるために高精度のステンシル印刷が必要です。

Q: TQFPは手ではんだ付けしやすいですか?

はい、比較的言えばそうです。「ドラッグはんだ付け」と呼ばれる技術と、高品質のフラックスをたっぷり使用することで、経験豊富なエンジニアはプロトタイピング段階でファインピッチTQFPを簡単に手ではんだ付けできます。

Q: TQFPは高速設計に使用できますか?

ある程度の周波数までは可能です。ただし、内部ボンドワイヤと外部ガルウィングリードの物理的な長さにより、TQFPは寄生インダクタンスとキャパシタンスを導入します。超高速RFやギガビットデジタル設計では、電気経路が短いリードレスパッケージ(QFNなど)やBGAが好まれます。

Q: PCBからTQFPコンポーネントを取り外したりリワークしたりするにはどうすればよいですか?

TQFPを安全に取り外すには、通常、熱風リワークステーションを使用します。ピンにたっぷりとフラックスを塗布し、正方形の熱風ノズルでICの4辺すべてを均等に加熱すると、はんだが溶け、真空ピンセットでチップを簡単に持ち上げることができます。

Q: 標準のTQFPパッケージには露出したサーマルパッドがありますか?

標準のTQFPには底面に露出したサーマルパッドはなく、内部リードフレームとプラスチックボディのみに依存して熱を放散します。ただし、HTQFP(熱強化TQFP)と呼ばれる特殊な高出力バリアントがあり、PCBグランドプレーンに直接はんだ付けされることを意図した露出したダイアタッチパッドが底面に含まれています。

結論

TQFPパッケージは、高いピン密度、低い垂直プロファイル、高い製造歩留まりの完璧なバランスを実現し続けています。その特定の寸法、ピッチ制約、適切なフットプリント設計ルールを理解することで、エンジニアは完璧な組み立てと信頼性の高い製品性能を確保できます。

次の設計を始める準備はできましたか?細部を理解しているPCBメーカーを信頼してください。JLCPCBでPCBアセンブリの即時見積もりを取得し、高精度製造の違いを体験してください。

学び続ける