PCB組立ケーススタディ
多様なプロジェクト要件における実際のワークフロー上の課題、組立技術、トラブルシューティングの知見、解決策を示す実践的なPCB組立ケーススタディをご覧ください。
最新記事
PCB組立事例
基板実装(PCBA)のキホン|実装の意味から失敗しない準備まで解説
電子機器の心臓部ともいえる「プリント基板」。自作キーボードやIoTデバイスなど、自分で基板を設計してみたいと考える方が増えています。しかし、基板の板そのものを作っただけでは、回路として機能しません。そこで重要になるのが「実装(じっそう)」という工程です。 今回は、初心者の方がまず知っておくべき基板実装の基礎知識と、スムーズに発注するための準備について解説します 基板実装(PCBA)とは?:基板に「命」を吹き込む工程 まず整理しておきたいのが、基板に関する用語の違いです。 基板の世界では、「PCB」と「PCBA」という言葉がよく使われます。 · PCB(Printed Circuit Board):部品が載っていない、配線だけの「板」の状態を指します。日本語では「生基板」とも呼ばれます。 · PCBA(Printed Circuit Board Assembly):PCBに電子部品をはんだ付けし、組み立てが完了した「基板の実装品」を指します。 つまり、板を作るのが「製造」で、そこに部品を載せて電気を通るようにするのが「実装」です。この実装工程を経て初めて、基板は電子機器としての「命」を吹き込まれます......
Mar 02, 2026
PCB組立事例
電子工作とは?趣味から始めるオリジナル基板の作り方【Arduino対応】
電子工作とは、LEDやセンサー、抵抗器などの電子部品を組み合わせて、オリジナルの電子機器を作る趣味のことです。 今回は電子工作を趣味から始める場合の、オリジナル基盤の作り方を紹介します。 電子工作とは?初心者にもわかりやすく解説 電子工作とは、前述にもあるように電子部品を組み合わせて、オリジナルの電子機器を作る趣味のことですが、以前は専門知識が必要でした。 しかし、現在は初心者向けキットが充実し、小学生から大人まで楽しめる趣味となっています。 LED制御によるイルミネーション、人感センサーを使った自動照明、温度センサーによる気象観測装置など、アイデア次第で様々なものを作れます。Arduinoなどのマイコンを使う場合はプログラミングが必要ですが、初心者向けの言語とサンプルコードが豊富なため、未経験者でも段階的に学習できます。 電子工作が趣味として人気の理由 ArduinoやRaspberry Piなどの安価なマイコンボード(数千円)の普及により、本格的な電子工作が手軽に始められるようになりました。YouTubeやブログの解説動画・記事も充実し、独学でも十分楽しめます。 「作って動かす」体験の達成感が......
Dec 30, 2025
PCB組立事例
PCB組立コスト(DIP工法との関係性及び今後展望)
1.PCB組み立てコストに寄与する要因と削減技術 図1 JLCPCB設計イメージ PCB(プリント基板)組み立てコストには、いくつかの主要な要因があります。これには、部品の種類と数量、基板の複雑さ、使用する組立技術、製造量、テストおよび品質保証の工程が含まれます。 コスト削減の技術面では、以下の2つの方法が有効です。まず、部品の共通化と標準化です。これにより、部品調達コストが削減され、在庫管理が簡便化されます。 次に、自動化技術の導入です。自動化装置の使用は、人件費の削減と生産効率の向上を実現し、全体のコストを削減します。 1.1 PCB組立コストの計算方法と改善展望 PCB組立コストの計算には、材料費、加工費、テスト費用、間接費用が含まれます。材料費は基板と電子部品のコストで、加工費は基板の製造および部品の装着にかかる費用です。 テスト費用は製品の品質と信頼性を確認するための検査コストで、間接費用には設計、物流、管理費用が含まれます。今後のコスト改善展望としては、AIと機械学習を活用した設計最適化と製造プロセスの自動化が挙げられます。これにより、設計段階からコストを抑え、製造効率をさらに向上させ......
Dec 29, 2025