This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

SMDトランジスタコード検索:マーキング、ピン配置、マルチメーターテストガイド

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

2 min

目次
  • SMDトランジスタを即座に識別する方法
  • SMDトランジスタコード早見表
  • SMDトランジスタコードとは?
  • SMDトランジスタのタイプ識別方法:BJTとMOSFETの比較
  • SMDトランジスタのパッケージタイプとピン配置ガイド
  • 未知のSMDトランジスタを識別する方法 [ステップバイステップガイド]
  • マルチメーターを使用したSMDトランジスタのテスト方法 [ステップバイステップガイド]
  • SMDトランジスタコードが標準化されていない理由
  • SMDトランジスタコードの一般的な混乱問題
  • SMDトランジスタ交換の一般的な間違い(修理ガイド)
  • 安全なSMDトランジスタ代替品の選び方
  • 実際のPCB修理事例:焼損したSMDトランジスタ(MOSFET)の故障解析
  • SMDトランジスタコードに関するFAQ
  • 結論

回路基板の修理でよく直面する悩みがあります。それは、小さな三本足の黒い部品に、謎の2文字または3文字のコードが刻印されているのをじっと見つめることです。試作段階のベアボードであれ、量産されたPCBAであれ、これらの表面実装デバイス(SMD)のマーキングを素早く解読する方法を知ることは、あらゆる電子エンジニアや修理技術者にとって不可欠なスキルです。

この包括的なガイドでは、以下のことを学びます:

1. SMDトランジスタのマーキングコードを解読する方法

2. BJTとMOSFETの種類を識別する方法

3. 標準的なSOTパッケージでトランジスタのピン配置を見つける方法

4. マルチメーターを使って未知のSMDトランジスタをテストする方法

5. 安全で互換性のある代替品を選ぶ方法

6. 避けるべき一般的な修理ミス

SMDトランジスタを即座に識別する方法

今すぐ未知のSMDトランジスタコードを識別する必要がある場合は、次の迅速な識別ワークフローに従ってください:

  1. トップマーキングコードを読む: 正確な英数字(例:「J3Y」や「1AM」)をメモします。メーカーや鉛フリーのステータスを示す微細なドットを探します。
  2. パッケージを特定する: デジタルノギスを使って、フットプリントがSOT-23、SOT-89、またはSOT-223のいずれかを判断します。
  3. 回路をトレースする: リレーを駆動していますか、電力を調整していますか、それともデジタル信号をスイッチングしていますか?これはその機能を示唆します。
  4. ピン構成を見つける: パッケージタイプを標準的なピン配置図と照合して、ベース/ゲート、コレクター/ドレイン、エミッター/ソースを特定します。
  5. マルチメーターでテストする: ピン間でダイオードテストを実行して、NPN、PNP、Nチャネル、またはPチャネルデバイスのいずれであるかを確認します。

SMDトランジスタコード早見表

以下は、最も頻繁に遭遇するSMDトランジスタコードのクイックリファレンスチャートです。このルックアップを使用して修理プロセスを迅速に開始し、標準的な代替部品を特定してください。

SMDコード部品番号タイプパッケージピン配置 (1-2-3)
1AMMMBT3904NPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
2AMMBT3906PNP BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
2TYS8550PNP BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
J3YS8050NPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
K722N7002Nチャネル MOSFETSOT-23ゲート - ソース - ドレイン
A79TAO3407Pチャネル MOSFETSOT-23ゲート - ソース - ドレイン
M6S9015PNP BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
1FBC847BNPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
L62SC1623NPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
W1PMBT3904NPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
6CBC817NPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
Y1S9014NPN BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター
L2BC807PNP BJTSOT-23ベース - エミッター - コレクター

SMDトランジスタコードとは?

SMDトランジスタコードとは、表面実装トランジスタの上部のプラスチックケースにレーザー刻印された、短縮された識別文字列です。

マーキングコードが存在する理由

現代の電子機器は極限までの小型化を要求するため、標準的な表面実装パッケージには、「MMBT3904」や「2N2222」のような従来の完全な部品番号を印刷する物理的なスペースがありません。その代わりに、メーカーは識別情報を2〜4文字に凝縮しています。

コードが紛らわしい理由

これらの短縮コードは普遍的ではありません。「1A」のような単一のコードは、メーカーと製造年によって完全に異なる部品を表すことがあります。これにより、回路のリバースエンジニアリングは、状況と適切なテストに大きく依存することになります。

メーカー固有のルックアップシステム

このシステムはメーカーに大きく依存しているため、これらのマーキングを解読するには、データシートや専門のマーキングデータベースを相互参照する必要があります。これは、SMD抵抗コードを読んだり、コンデンサの極性を識別したりするのと非常に似たプロセスです。

SMDトランジスタのタイプ識別方法:BJTとMOSFETの比較

交換を試みる前に、部品がバイポーラトランジスタ(BJT)か、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)かを判断する必要があります。これらを間違えると、回路障害に直結します。

図:NPN/PNP BJTとNチャネル/Pチャネル MOSFETの構造的および極性の違いを示す回路図記号の比較。

BJTとMOSFETの主な電気的特性の違い

パラメータBJT(バイポーラトランジスタ)MOSFET(金属酸化膜半導体)
制御方法電流制御電圧制御
ピン名称ベース (B)、エミッター (E)、コレクター (C)ゲート (G)、ドレイン (D)、ソース (S)
順方向電圧降下あり(約0.6V〜0.7V)極めて低い(Rds-onに依存)
ボディダイオードなしあり(ソースとドレイン間)
代表的な用途増幅、低電流スイッチング大電流パワースイッチング

マルチメーターでBJTとMOSFETを迅速に識別する方法

作業台ですぐにそれらを見分けるには:

  • BJT は、ベースからプローブしたときに2つの明確なPN接合電圧降下を示します。
  • MOSFET は、単一のボディダイオード電圧降下(ソースとドレイン間)のみを示します。
  • MOSFETのゲート は絶縁されているため、他のピンに対して無限大の抵抗/オープンループを示します。

SMDトランジスタのパッケージタイプとピン配置ガイド

物理的なパッケージタイプを認識することは、コードを読むことと同じくらい重要です。標準的なSOTピン配置を正しく識別することは、特にプロトタイプをPCBアセンブリに移行する際に重要です。フットプリントのマッピングを誤ると、生産バッチ全体が台無しになります。

SOT 23 transistor pinout diagram

図:BJTとMOSFETの両方の標準的なマッピングを示すSOT-23トランジスタのピン配置図。

パッケージタイプ寸法 (L x W)代表的な消費電力代表的な用途
SOT-232.9 mm × 1.3 mm約250 mW〜350 mW信号スイッチング、ロジックレベル変換
SOT-894.5 mm × 2.5 mm約500 mW〜1 W中電力オーディオ、LED駆動
SOT-2236.5 mm × 3.5 mm約1 W〜1.5 Wリニアレギュレータ、パワースイッチング

SOT-23トランジスタパッケージ

最も一般的な小信号トランジスタパッケージです。ほぼ常に、1-ベース、2-エミッター、3-コレクターの標準的なピン配置を備えています。

SOT-89トランジスタパッケージ

PCBの銅箔に直接熱を逃がすように設計された、大きな中央サーマルパッド(通常はコレクター/ドレイン)を備えています。

SOT-223トランジスタパッケージ

より高い電流アプリケーションに使用される大型のパワーパッケージで、上部の大きなサーマルタブで簡単に識別できます。

sot 23 sot 89 and sot 223 smd transistor packages

図:SOT-23、SOT-89、SOT-223 SMDトランジスタパッケージの物理的なサイズ比較。

設計は完了しましたか?今すぐ製造を開始しましょう

次の電子設計を確実にスケールアップする準備ができたら、高品質のPCB製造とアセンブリについてJLCPCBを検討してください。今すぐ無料見積もりを取得

未知のSMDトランジスタを識別する方法 [ステップバイステップガイド]

完全に未知のSMD部品に直面した場合は、この体系的なアプローチを使用してその正体を推定します:

ステップ1. 目視検査

イソプロピルアルコールで部品を清掃し、ジュエラールーペまたは顕微鏡を使用してコードをはっきりと読み取ります。ドットやアンダースコアに注意してください。

use a microscope to read an smd transistor marking code

図:デジタル顕微鏡を使用して、回路基板上の小さなSMDトランジスタのマーキングコードを読み取っています。

ステップ2. 回路トレース

部品に接続されているPCBトレースをたどって、その役割を理解します。状況に応じた識別の手がかり:

  • MCUの近く: ロジックレベルを変換する小信号スイッチングトランジスタである可能性が高いです。
  • インダクタ/電源入力の近く: 電圧調整に使用されるパワーMOSFETである可能性が非常に高いです。
  • リレー/モーターの近く: 誘導性負荷を処理するように設計されたドライバトランジスタである可能性が高いです。

ステップ3. ピンマッピング

導通テスターを使用して、どのピンがグランド、VCC、またはマイクロコントローラのI/Oピンに接続されているかを判断します。たとえば、ピン2がグランドに直接接続されている場合、それはNチャネルMOSFETのソースまたはNPNのエミッターである可能性が高いです。

ステップ4. マルチメーターによる検証

回路から外した状態で部品をプローブし、内部接合をマッピングして正確な極性を確認します。

マルチメーターを使用したSMDトランジスタのテスト方法 [ステップバイステップガイド]

部品が実際に機能するかどうかを知るには、電気的検証が必要です。デジタルマルチメーター(DMM)を「ダイオードテスト」モードに設定します。

図:ダイオードモードのデジタルマルチメーターを使用して、回路から外したSMDトランジスタをテストしています。

BJTテスト手順(NPN例):

  • 1. ベース-エミッターテスト: 赤いプローブをベースに、黒いプローブをエミッターに置きます。約0.6V〜0.7Vの電圧降下が見られるはずです。
  • 2. ベース-コレクターテスト: 黒いプローブをコレクターに移動します。わずかに低い電圧降下(例:0.58V)が見られるはずです。プローブを逆にすると「OL」(オープンループ)が表示されるはずです。
  • MOSFETテスト手順(Nチャネル例):

  • 1. ゲートチャージテスト: 赤いプローブをゲートに、黒いプローブをソースに触れて、ゲート容量を「チャージ」します。赤いプローブをドレインに移動します - マルチメーターは低抵抗または短絡を示すはずです(MOSFETがオンになります)。
  • 2. ボディダイオードテスト: 指またはピンセットで全ピンを短絡して、ゲートを放電します。赤いプローブをソースに、黒いプローブをドレインに置きます。内部ボディダイオードを表すダイオード電圧降下(約0.5V)が読み取れるはずです。
  • マルチメーターの読み取り値(ダイオードモード)意味 / 部品の状態
    0.5V - 0.7V(一方向)正常なPN接合(健全なBJT)
    0.00V / ビープ音短絡(故障したトランジスタ)
    「OL」または無限大(両方向)オープン回路(内部ボンドワイヤの断線)
    0.4V - 0.6V(ソースからドレイン)正常なMOSFETボディダイオード

    表:マルチメーターのダイオードモードの読み取り値と、それに対応する部品の健全性ステータスを示す参照表。

    トランジスタのインサーキットテストとアウトオブサーキットテスト

    トランジスタは常に回路から外してテストするようにしてください。回路内の並列部品(バイパス抵抗や低インピーダンスのインダクタなど)は、マルチメーターの読み取り値を偽装し、誤って短絡を示す可能性があります。適切なはんだ付け技術を使用して、部品を安全に取り外してください。

    SMDトランジスタコードが標準化されていない理由

    なぜ単一の普遍的なデータベースが存在しないのか疑問に思うかもしれません。標準化の欠如は、主に3つの要因に起因します:

    • メーカー内部テーブル: すべての半導体メーカーは、部品にラベルを付けるために独自の内部追跡システムを使用しています。
    • パッケージサイズの制限: 小さな2.9mmの部品には、JEDECの完全な部品文字列のような標準的な命名規則を単純に収めることができません。
    • バッチコード: 多くの場合、コード内の追加文字は、製造工場、日付コード、または特定のシリコンバッチを示します。

    SMDトランジスタコードの一般的な混乱問題

    コードが短いため、重複は避けられません。一般的なトランジスタ交換の間違いは、2文字のコードが特定の1つの部品にのみ属すると想定することです。

    SMDコード可能性のある部品混乱のリスク
    A1MMBT3904 (NPN BJT) / BAW56 (デュアルダイオード)部品タイプの混同(ダイオード vs BJT)により、即座に回路障害が発生
    J3YS8050 / BC847電流定格の問題(S8050は最大500mA、BC847は100mAのみ)
    2AMMBT3906 (PNP BJT) / MM3Z9V1 (ツェナーダイオード)極性と部品タイプの混同により、完全な短絡が発生

    SMDトランジスタ交換の一般的な間違い(修理ガイド)

    回路基板を修理する際、部品を誤って識別すると、後段の壊滅的な障害につながる可能性があります。以下の一般的な落とし穴を避けてください:

    図:誤ったトランジスタパッケージサイズをPCBフットプリントに無理やり取り付けたことによるはんだブリッジ。

    • 誤った極性: NPNが必要な場所にPNPを取り付けると、回路動作が即座にブロックされ、電源レールが短絡する可能性があります。
    • 誤ったパッケージサイズ: SOT-23をより小さなSOT-323フットプリントに押し込むと、ほぼ確実にはんだブリッジが発生します。
    • MOSFETをBJTに交換: 電圧制御のMOSFETを電流駆動のBJTに交換すると、BJTは継続的なベース電流を必要とするため、回路が誤動作します。
    • 上下逆さまの読み取り: 「M1」を「1W」と読むと、データシートの検索が完全に狂い、間違った部品を購入することになります。
    • 電流定格不足のデバイス: 500mAのトランジスタを100mAの類似品と交換すると、負荷がかかった状態で即座に熱暴走が発生します。

    安全なSMDトランジスタ代替品の選び方

    直接的な代替品が入手できない場合は、慎重に代替品を選択する必要があります。高品質の部品ライブラリへのアクセスは不可欠です。このチェックリストを使用して、安全な部品交換を確実に行ってください:

    • 極性を一致させる: NPNはNPNに、NチャネルはNチャネルに交換する必要があります。
    • 電圧を一致させる (Vce/Vds): 代替品は、元の部品と同等以上の最大降伏電圧を処理できる必要があります。
    • 電流を一致させる (Ic / Id): 新しい部品は、同等以上の連続電流を維持できる必要があります。
    • 利得を一致させる (hFE): BJTの場合、特に敏感なアナログ回路では、DC利得が類似していることを確認してください。
    • Rds(on) と Vgs(th) を一致させる: MOSFETの場合、Rds(on)が高いと、同じ負荷で新しいMOSFETが過熱します。ゲートしきい値が回路のロジックレベルで正しくトリガーされることを確認してください。

    実際のPCB修理事例:焼損したSMDトランジスタ(MOSFET)の故障解析

    正しいSMD部品識別の重要性を浮き彫りにする、この現場故障のケーススタディを検討してください。

    状況: ドローンのモーターコントローラーが飛行中に故障しました。ケーシングを開けると、焦げたエポキシ樹脂の独特の刺激臭がします。目視検査により、モータードライバーICの近くにある焦げたSOT-23トランジスタが明らかになりました。

    burnt sot 23 smd transistor

    図:プリント回路基板上に深刻な熱損傷を示す、焦げたSOT-23 SMDトランジスタ。

    診断: マーキングはひどく焦げており、「A2」(一般的なダイオードまたは低電力BJTを示すことが多い)のように見えました。しかし、回路をトレースすると、中央のピンがモーター(大電流誘導性負荷)に直接接続され、別のピンがグランドに接続されていることが明らかになり、パワースイッチングデバイスが必要であることが示されました。

    根本原因: 以前の技術者が、必要な3〜5Aのピークモーター電流を処理するために必要なパワーMOSFETの代わりに、過小サイズで誤ってコード化されたBJT(おそらく定格800mAのみ)を取り付けていました。

    故障メカニズム: 誤って取り付けられたBJTは、モーター負荷によって生成される誘導性電圧スパイクに耐えることができませんでした。PWMスイッチング中の誘導性キックバックにより、トランジスタの安全動作領域(SOA)を超える電圧スパイクが発生し、壊滅的な過熱につながった可能性があります。

    故障の症状には以下が含まれます:

    • 断続的なモーター起動
    • 急速な温度上昇
    • 最終的な短絡故障
    • 深刻なPCBパッドの変色と剥離

    正しいMOSFET交換とPCB修復: 堅牢なマーキングデータベースと回路の状況を使用して、元の部品はSI2302 NチャネルMOSFETであると推定されました。適合する代替品が調達され、MCUゲートロジックが無傷であることが確認され、新しい部品がはんだ付けされ、ドローンは完全に復元されました。

    これがカスタム設計における大規模で反復的な故障の一部である場合、これは回路図を最適化し、更新されたより堅牢なPCBリビジョンについてクイック見積もりを取得する絶好の機会です。

    SMDトランジスタコードに関するFAQ

    Q: トランジスタのマーキングは偽物である可能性がありますか?

    はい。電子部品のグレーマーケットでは、偽造業者が安価で低スペックのトランジスタに高性能部品のコードを再マーキングすることがよくあります。早期の回路故障を避けるために、常に信頼できる販売店または検証済みの部品ライブラリから部品を調達してください。

    Q: SMDトランジスタは部分的に損傷していても動作しますか?

    ほとんどありません。BJTは一般的に完全に故障します - 内部で短絡するか、焼損してオープンになります。ただし、ゲート酸化膜が劣化したMOSFETは「部分的に」オンになり、大量の熱を発生し、完全な故障の前に非常に不安定な回路動作を引き起こす可能性があります。

    Q: デジタルトランジスタのマーキングを識別するにはどうすればよいですか?

    デジタルトランジスタ(バイアス抵抗内蔵トランジスタ)は標準的なBJTとまったく同じように見えますが、内部に直列抵抗とベース-エミッター間抵抗が含まれています。マルチメーターのダイオードテストでは、奇妙で高抵抗の読み取り値が得られます。内部にバイアス抵抗が含まれているかどうかを確認するために、必ずマーキングコードをデータシートと照合してください。

    Q: MOSFETはBJTの代わりになりますか?

    非常に特殊なロジックレベルスイッチングシナリオでは、はい、可能ですが、一般的にはいいえです。それらはまったく異なる原理(電圧制御 vs 電流制御)で動作します。周囲のバイアス回路を変更せずに直接交換すると、通常は失敗します。

    Q: 交換直後にトランジスタが過熱するのはなぜですか?

    交換用トランジスタが即座に過熱する場合、それは部品が間違っている(例:元の部品よりもRds-onが高い)、逆に取り付けられている、または最初のトランジスタを破壊した根本的な回路障害(短絡した誘導性負荷や不良ドライバーICなど)が解決されていない可能性があります。

    Q: マーキングコードは熱で消えることがありますか?

    はい。過度の熱ストレスにより、トランジスタのエポキシケーシングが劣化して変色し、レーザー刻印されたマーキングが不明瞭になったり、完全に焼失したりする可能性があります。このような場合、識別は厳密に回路のリバースエンジニアリングに依存します。

    Q: より高い電流のトランジスタを代替品として使用できますか?

    通常は、はい。同じタイプと極性の100mAトランジスタを500mAトランジスタに交換することは一般的に安全であり、パッケージがPCBフットプリントに適合し、スイッチング速度特性が回路と互換性を維持している限り、信頼性が向上する可能性さえあります。

    結論

    SMDトランジスタの識別を習得すると、PCB修理がイライラする当て推量から、正確なエンジニアリングサイエンスへと変わります。視覚的なマーキングルックアップ、フットプリント識別、および厳密なマルチメーターテストを組み合わせることで、未知の部品を自信を持って解読、テスト、交換できます。レガシーな民生用電子機器の修理でも、量産用ハードウェアのプロトタイピングでも、これらの表面実装デバイスを理解することで、深いエンジニアリングの自信が築かれます。

    このガイドをブックマークしてください - PCBを修理するたびに必要になります。

    学び続ける