This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

エンジニアがPCB回路のコンデンサ耐圧を選定する方法

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

4 min

目次
  • コンデンサ耐圧早見表
  • 適切なコンデンサ耐圧の選び方
  • より高い耐圧のコンデンサを使用できますか?
  • コンデンサ耐圧がMLCC静電容量に与える影響(DCバイアス効果)
  • アプリケーション別コンデンサ耐圧の選定
  • 一般的な電源レールに適したコンデンサ耐圧の選択
  • 一般的なコンデンサ耐圧とその用途
  • コンデンサ耐圧選定でよくある間違い
  • FAQ
  • 結論

コンデンサの耐圧選定は、回路図上では些細なことに見えますが、実際には信頼性、基板サイズ、部品表(BOM)コストを左右する重要な要素です。低すぎる耐圧を選ぶとコンデンサは故障します。慎重さを欠いて高すぎる耐圧を選ぶと、スペースを無駄にし、(MLCCの場合)気づかないうちに静電容量を失っている可能性もあります。これらの要素のバランスを取ることは、ハードウェア開発を成功させるために不可欠です。

このガイドで学べること:

  • 電圧ディレーティング(1.5倍および2倍ルール)の適用方法
  • 3.3 V、5 V、12 V、24 V、48 Vレールに適した耐圧の選び方
  • 高耐圧コンデンサが実際の性能向上につながることが多い理由

コンデンサ耐圧早見表

どのコンデンサ耐圧を使用すべきか? ここに簡単な答えを示します:

回路電圧標準的なコンデンサ耐圧推奨耐圧適用例
3.3 V6.3 V - 10 V10 VSTM32/ESP32 デカップリング (3.3V)
5 V10 V - 16 V16 V5Vレール (USB電源、ロジック)
12 V25 V25 V12Vレール (降圧コンバータ/LED)
24 V35 V - 50 V50 V24V産業用レール
48 V63 V - 100 V100 V48V PoE/通信機器

クイックルール

回路が経験する最大電圧(起動時のサージや過渡スパイクを含む)の少なくとも1.5倍から2倍高いコンデンサ耐圧を使用し、その後、標準値(6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、63 V、100 V)に切り上げます。

適切なコンデンサ耐圧の選び方

ステップ1:最大動作電圧を決定する

公称レール電圧だけでなく、最悪ケースの連続電圧を特定します:

  • LDOからの3.3 Vレールは、過渡時に3.45 Vまで上昇する可能性があります
  • 5 V USBレールは4.75〜5.25 Vと規定されており、上流のノイズによってさらに高くなる可能性があります
  • 降圧コンバータからの12 Vレールは、起動時に13〜14 Vまでオーバーシュートする可能性があります

ステップ2:電圧ディレーティングを適用する

コンデンサの種類推奨ディレーティング同等のルール
セラミック (X7R / X5R)耐圧の80%レール電圧の約1.25倍
アルミ電解耐圧の80%(民生用);長寿命化には50%レール電圧の1.25倍〜2倍
タンタル (MnO2)耐圧の50%レール電圧の2倍
ポリマータンタル/ニオブ酸化物耐圧の80%レール電圧の約1.25倍
フィルム (AC用途)耐圧の50〜60%レール電圧の1.67〜2倍
実際のレール電圧推奨耐圧
3.3 V6.3 V - 10 V
5 V10 V - 16 V
12 V25 V
24 V50 V

1.5倍ルールは、セラミックコンデンサと電解コンデンサに対する簡単な暗算チェックです。2倍ルールは、MnO2タンタルコンデンサと、誘導性の高い過渡現象にさらされるノードに厳密に適用されます。

ステップ3:電圧スパイクと過渡現象を考慮する

  • リレーコイル/ソレノイド:フライバックダイオードなしで12 Vリレーをスイッチングすると、50〜150 Vの逆起電力スパイクが発生します
  • DCモーター:同様の誘導性キックバックに加え、連続的なブラシノイズが発生します
  • 自動車 (ISO 7637-2 / ISO 16750-2 ロードダンプ):クランプされていない12 Vオルタネーターのロードダンプパルスは約100 Vに達します。集中抑制を行っても、12 Vシステムではスパイクは35 V、24 Vシステムでは58 Vに制限され、これは公称値をはるかに上回ります

これらのノイズの多いノードについては、上流のTVSダイオードまたはMOVで過渡現象をクランプし、クランプされた電圧に合わせてコンデンサを選定してください。

ステップ4:データシートの要件を確認する

  • AMS1117:安定性のため出力に22 uFタンタルコンデンサを推奨。入力絶対最大定格は15 Vであり、12 V電源から供給する場合、入力コンデンサは25 V以上である必要があります。
  • STM32 (AN4488):各VDDピンに100 nF X7Rバイパスコンデンサをピンから数ミリ以内に配置し、さらに電源グループごとに4.7〜10 uFのバルクコンデンサを1つ必要とします。これらはローカルデカップリング部品として機能します。STはバイパスコンデンサの耐圧について、レール電圧の少なくとも2倍を推奨しています。
  • LM7805 / 78xx:データシートでは、入力に0.33 uF、出力に0.1 uFのセラミックコンデンサをピンの近くに配置するよう指示。電源が遠い場合は、上流に10〜100 uFのバルク電解コンデンサを配置します。
  • 降圧コンバータ (例:AP1507):Diodes Inc.のアプリケーションノートでは、入力コンデンサは最大入力電圧の約1.5倍、出力コンデンサは出力電圧の1.5倍以上の耐圧を指定しています。

より高い耐圧のコンデンサを使用できますか?

はい、通常は有益です。同じ静電容量と誘電体タイプの、より高耐圧のコンデンサに置き換えることは、ほとんどの場合電気的に安全です。

高耐圧化の利点(信頼性と実効静電容量)

  • 信頼性マージンの向上:最大定格電圧に対する動作電圧の割合が小さくなります
  • 漏れ電流の低減:電気的ストレスが軽減されるため
  • MLCCの実効静電容量の向上(次項で説明)

トレードオフ:サイズ、コスト、静電容量密度の低下

  • 物理的なパッケージサイズが大きくなる
  • 部品コストの上昇(10 V→50 Vのセラミックコンデンサは通常2〜4倍高価)
  • 同じフットプリントでの静電容量密度の低下
置き換え安全か?
10 V → 16 Vはい
16 V → 25 Vはい
25 V → 50 V通常は可(フットプリント、スイッチングアプリケーション用のESRを確認)
50 V → 100 V通常は可(サイズが大きくなります)

コンデンサ耐圧がMLCC静電容量に与える影響(DCバイアス効果)

これは、実装された基板における回路不安定性の最も一般的な隠れた原因です。

MLCC DCバイアス効果の説明(DC電圧印加時の静電容量損失)

クラスIIセラミック(X5R、X7R、Y5V)は、強誘電体であるチタン酸バリウム誘電体を使用しています。これらの材料にDC電圧を印加すると、結晶ドメインが分極・飽和し、実効誘電率、ひいては実効静電容量が低下します。バイアス電圧が定格電圧に近づくほど、この損失は大きくなります。

クラスI(C0G / NP0)誘電体は非強誘電体であり、基本的にこの影響を受けませんが、小型SMDパッケージでは低い値(<=100 nF)に限られます。

DCバイアスが実効静電容量をどのように低下させるか(実測データ)

5 Vでバイアスされた10 uF 6.3 V X5R 0805は、DCバイアス効果により約-60%の静電容量損失を示し、実効静電容量は約4 uFになります(村田製作所のメーカーデータ、passive-components.eu経由で引用)。同等のX7R部品におけるメーカー間の損失のばらつきは、定格電圧で-35%から-65%の範囲です。

コンデンサ動作バイアス実効静電容量
10 uF 6.3 V X5R (0805)3.3 V約5〜7 uF(約50〜70%保持)
10 uF 6.3 V X5R (0805)5 V約4 uF(約40%保持)
10 uF 25 V X7R (1206)5 V約8.5〜9.5 uF(約85〜95%保持)
10 uF 25 V X7R (1206)12 V約7 uF(約70%保持)

解決策

5 Vレールには、10 uF 10 V X5Rの代わりに10 uF 25 V X7Rを使用してください。25 V品は5 Vで静電容量の約85〜95%を保持します。

図: 10 uF MLCC(6.3V X5R、10V X5R、25V X7R)の印加電圧に対する静電容量保持率を比較したDCバイアス曲線。高耐圧品ほど実効静電容量が大幅に維持されることを示しています。

アプリケーション別コンデンサ耐圧の選定

マイクロコントローラ (STM32、ESP32、RP2040)

3.3 Vで動作。標準構成:各VDDピンに100 nF X7R(10 V耐圧)、電源グループごとに4.7〜10 uFのバルクコンデンサ。

6.3 Vコンデンサはディレーティングマージンがゼロで、深刻なDCバイアス損失が発生します。デフォルトでは10 Vまたは16 Vのセラミックコンデンサを使用してください。

リニアレギュレータ (AMS1117、LM7805)

入力コンデンサは入力レールに合わせて選定します:

  • 12 Vから供給されるAMS1117-3.3 → 入力コンデンサは25 V以上
  • 3.3 V出力の出力コンデンサ → 10 Vまたは16 V

降圧コンバータ

入力コンデンサは、全入力電圧に加えて、大きな高周波スイッチングリップルにさらされます。

12 V → 5 V降圧コンバータの場合:入力には25 V X7R、出力には10 Vまたは16 V X7Rを使用します。最小静電容量とESR要件については、必ずコンバータのデータシートに従ってください。

電源

  • 5 Vレール → 10〜16 Vコンデンサ
  • 12 Vレール → 25 Vコンデンサ
  • 24 Vレール → 露出する場合はTVS付きの50 Vコンデンサ

モーターおよびリレー回路

誘導性キックバックを常に想定してください。レール電圧の最低2倍の耐圧が必要です。

12 Vリレーレールの場合:25〜35 Vコンデンサに加え、フライバックダイオードをコイルのできるだけ近くに配置します。

decision flowchart for selecting a capacitor voltage rating

図: コンデンサ耐圧選定のための決定フローチャート

一般的な電源レールに適したコンデンサ耐圧の選択

3.3 Vレール:6.3 V か 10 V か?

10 Vを使用してください。3.3 Vレールの6.3 Vコンデンサは安全マージンが2倍未満であり、3.3 VではX5R 6.3 VコンデンサはDCバイアスにより公称静電容量の30〜50%をすでに失っている可能性があります。10 V品は一般的な値では同じ物理サイズで、コストもわずかです。デフォルトは10 Vにし、タンタルコンデンサや安全上重要なラインには16 Vを使用してください。

5 Vレール:10 V か 16 V か?

どちらも電気的には機能しますが、16 Vが強く推奨されます。5 Vレールの10 Vコンデンサは定格電圧のちょうど50%で動作しますが(許容範囲)、16 Vコンデンサは31%で動作するため、X7R部品の静電容量保持率が大幅に向上します(5 Vで10 V X5Rの60〜70%に対し、通常90%以上)。5 V電源のバルク電解コンデンサには、10 Vは最低限であり、16 Vがより安全なデフォルトです。

12 Vレール:16 V か 25 V か?

16 Vではなく25 Vを使用してください。12 Vレールは起動時の過渡現象で13〜14 Vにオーバーシュートすることがよくあります。14 Vで動作する16 Vコンデンサは定格電圧の87.5%で動作しており、安全なディレーティング閾値である80%を超えています。14 Vでの25 Vコンデンサは56%で動作し、安全マージン内に十分収まります。この違いは、特に12 V降圧コンバータの出力バルクフィルタリングにおいて重要です。

24 Vレール:35 V か 50 V か?

50 Vを使用してください。誘導性スイッチングを伴う24 Vレールは、容易に28〜30 Vにスパイクする可能性があります。30 Vでの35 Vコンデンサは定格電圧の86%で動作し、実質的なマージンが残っていません。30 Vでの50 Vコンデンサは60%で動作し、安全な動作範囲内に十分収まります。リレーやソレノイドのスイッチングを伴う24 V産業用回路では、最低50 V(過渡クランプがない場合は63 Vまたは100 V)を使用してください。

一般的なコンデンサ耐圧とその用途

耐圧一般的な用途
6.3 V3.3 Vレールでの省スペースデカップリング(DCバイアスのリスクがあるため注意して使用)
10 V3.3 Vおよび5 Vロジック、MCUデカップリング、LDO出力
16 V5 V回路、USBデバイス、センサーモジュール
25 V12 V電源レール、降圧コンバータ入力、TVS付き自動車用12 V
35 V24 V産業用ロジック、追加マージンが必要な12 Vレール
50 V24 Vシステム、産業用電子機器、スナバ回路、オーディオカップリング
63 V - 100 V48 V通信/PoE、LEDドライバー、パワーエレクトロニクス
>= 200 VオフラインSMPS、モータードライブ、EVトラクションインバーター

図: 6.3 Vから100 Vまでの標準的なコンデンサ耐圧と、その一般的なPCB適用例。

コンデンサ耐圧選定でよくある間違い

供給電圧に正確に合わせる

5 Vレールに5 Vコンデンサを使用することは、最も一般的な初心者の間違いです。これでは、リップル、オーバーシュート、または5.25 Vへの電源レール変動に対するマージンがゼロになります。5 Vレールには10 Vまたは16 Vのコンデンサが必要であり、5 Vや6.3 Vの部品は決して使用しないでください。

起動時のサージを無視する

無調整のAC-DCレールやバッテリー供給設計のバルクコンデンサは、軽負荷時の起動時に最大電圧にさらされます。定常状態の公称動作電圧ではなく、常にそのピーク電圧に合わせて部品を選定してください。

MLCCのDCバイアスを無視する

5 Vのデカップリング位置に10 uF 6.3 V X5Rを指定し、実際の静電容量が10 uFあると期待することは、PCB設計における最も一般的な電源整合性エラーです。この落とし穴を回避するために、上記のMLCCセクションを参照してください。

すべてを過剰に設計する

反射的に3〜4段階高い耐圧(3.3 Vレールに100 Vコンデンサを使用するなど)を選ぶと、基板面積を無駄にし、配線を複雑にし、BOMコストを大幅に増加させます。標準的なディレーティングルールを使用して、最適な中間点を見つけてください。

コンデンサのデータシートを無視する

一部のLDOは、最小静電容量と特定のESR(等価直列抵抗)範囲を必要とします。低消費電流(Low-IQ)LDOは、出力のセラミックコンデンサのESRが低すぎると、不安定になったり発振したりすることがあります。部品選定を確定する前に、必ずレギュレータの安定性に関するセクションを読んでください。

調達に関する注意: 設計を1つまたは2つの一般的な耐圧(通常は汎用基板用の16 Vと50 V)に集約することで、調達とSMT実装が簡素化されます。JLCPCBの大規模な在庫部品ライブラリには、10 V、16 V、25 V、50 Vの豊富な在庫があり、リール交換を減らし、組立セットアップコストを削減します。

jlcpcb pcb assembly service banner 1

設計の製造準備はできましたか?今すぐ見積もりを取得

  • 設計から製造に移行する準備ができたら、GerberファイルとBOMファイルを見積もりページにアップロードすると、即座に見積もりを受け取ることができます。
  • JLCPCBは、試作から量産まで、最先端のPCB製造とシームレスなPCBアセンブリサービスを提供します。

FAQ

Q: ACリップル電圧はDCコンデンサ耐圧の選定にどのように影響しますか?

DCピーク電圧とACリップル電圧のピーク値の合計が、定格DC電圧を超えてはなりません。また、大きなリップル電流は内部発熱を引き起こすため、熱ストレスを管理するために、合成ピーク電圧の1.5倍から2倍高い定格の低ESRコンデンサを選択してください。

Q: なぜ大型のMLCCパッケージ(1206対0402など)の方がDCバイアス安定性に優れているのですか?

同じ定格であれば、物理的に大きなコンデンサは内部の誘電体層が厚くなります。これにより、特定のバイアス電圧における内部電界強度(V/um)が低下し、チタン酸バリウムの飽和を防ぎ、静電容量を維持します。

Q: 周囲温度はアルミ電解コンデンサの寿命にどのように影響しますか?

動作寿命は、温度が10℃下がるごとに2倍になります。高い電圧ストレスは、漏れ電流と内部自己発熱を増加させ、電解液の乾燥を早めるため、この寿命を縮めます。高温環境では、50〜80%へのディレーティングがコンデンサを保護します。

Q: タンタルコンデンサをセラミックコンデンサに置き換えるリスクは何ですか?

MLCCはESRが非常に低いです。多くの古いレギュレータ(LDOなど)は、フィードバックループを安定させるためにコンデンサの高いESRに依存しています。小さな直列抵抗を追加しない限り、MLCCに置き換えると高周波発振を引き起こす可能性があります。

Q: 動作電圧(WVDC)と絶縁耐圧(DWV)の違いは何ですか?

WVDCは、コンデンサがその寿命期間中に安全に処理できる最大連続DC電圧です。DWVは、製造上のボイドやクラックを特定するために数秒間印加される短期的な工場試験電圧(多くの場合WVDCの1.5倍から2.5倍)です。

結論

コンデンサの耐圧は、その静電容量値と同じくらい重要です。適切な耐圧を選択することで、信頼性が向上し、電気的ストレスが軽減され、予期しない故障を防ぐことができます。適切なディレーティング(セラミックおよび電解コンデンサには1.5〜2倍、MnO2タンタルには2倍)を適用し、起動時のサージや誘導性過渡現象を考慮し、デバイスのデータシートで部品要件を常に確認してください。

学び続ける