This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ
SMTステンシル

SMTステンシル知識、設計ルール&印刷技術

はんだペーストの転写性と組立歩留まりを向上させる、ステンシル製造、材料、開口部ルール、厚さ選定、印刷手法を探求します。

注目記事

SMTリペア・リワーク

電解コンデンサの交換方法:手順をステップごとに解説

重要なポイント 仕様を合わせ、極性を厳守する:交換品には、元の部品と同じ静電容量、同等以上の定格電圧、105 °Cの温度定格、同等以下のESRを持つコンデンサを選定します。なお、アルミ電解コンデンサの帯状マークはマイナス端子を、タンタルコンデンサの帯状マークはプラス端子を示します。 取り外す前に故障を診断する:天面の膨張、防爆弁の開裂、電解液の漏出などの外観異常に加え、ESRの上昇、静電容量の低下、端子間の短絡といった電気的な異常を確認し、故障を判定します。1個が故障している場合、同一ロットのほかのコンデンサも寿命に近づいている可能性があります。 丁寧に作業し、通電前後に確認する:まず基板上の残留電荷を放電します。フラックスを使用して短時間ではんだを除去し、ランドの剥離を防ぎます。交換品を正しい向きで基板に適切に着座させ、極性を再確認してください。ESRは無通電状態で、リップルは通電後に測定し、確認が完了してから機器を組み戻します。 電解コンデンサは、電源装置、オーディオ機器、旧型の電子機器などで故障しやすい部品の一つです。約0.30米ドルの部品を交換するだけで、動作しなくなった基板が復旧すること......

Nov 04, 2026

    最新記事