PCBアセンブリにおけるBGA技術について知っておくべきすべて
2 min
- ボールグリッドアレイ(BGA)とは?
- BGA(ボールグリッドアレイ)パッケージの種類
- ボールグリッドアレイ(BGA)の利点と欠点
- BGA技術の代表的な用途
- PCB組立におけるBGAの応用
- BGA検査技術
- 一般的なBGA欠陥とその修正方法
- BGA(ボールグリッドアレイ)に関するFAQ
ボールグリッドアレイ(BGA)は、高密度・高速PCB設計で広く使用されるリードレス表面実装パッケージです。
パッケージ下面にハンダボールのアレイを備え、高いI/O密度、優れた信号整合性、および熱性能を提供します。
このガイドでは、BGAとは何か、BGAパッケージの種類、利点と欠点、組立要件、検査方法、および一般的な欠陥の解決策について説明し、エンジニアがPCB製造において情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

ボールグリッドアレイ(BGA)とは?
ボールグリッドアレイ(BGA)は、パッケージ底面に配置されたハンダボールのアレイを介して電気的接続を行うリードレス表面実装デバイス(SMD)パッケージです。
BGAパッケージ内部では、積層基板が微細な金属配線を使用してシリコンダイからハンダボールへ電気信号を配線します。PCB組立時に、これらのハンダボールはPCB上の対応するパッドにリフローされ、電気的および機械的接続の両方を形成します。
QFPやDIPなどの従来のリード付きパッケージと比較して、BGAパッケージは大幅に高いI/O密度、より短い相互接続長、および高速・高周波アプリケーションにおける優れた性能を提供します。
BGA(ボールグリッドアレイ)パッケージの種類
ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる電気的、熱的、および機械的要件を満たすように設計されています。以下は、現代のPCB組立で使用される最も一般的なBGAパッケージタイプの一部です。
1. PBGA(プラスチックボールグリッドアレイ):PBGAは、エポキシ成形プラスチックボディを備えた、通常FR-4またはBT樹脂の有機基板を使用します。コスト、性能、製造性のバランスが良く、民生用電子機器や汎用ICで広く使用されています。
2. FCBGA(フリップチップボールグリッドアレイ):フリップチップBGAでは、シリコンダイがハンダマイクロバンプを使用して基板上にフェイスダウンで実装されます。この設計により信号経路が短縮され、電気的および熱的性能が向上するため、FCBGAは高性能プロセッサ、GPU、ネットワークチップに最適です。
3. CBGA(セラミックボールグリッドアレイ):CBGAはセラミック基板を使用し、優れた熱安定性とシリコンとの熱膨張係数(CTE)の近似を提供します。航空宇宙、軍事、産業システムなどの高信頼性アプリケーションで一般的に使用されています。
4. CDPBGA(キャビティダウンプラスチックボールグリッドアレイ):CDPBGAは、基板に凹型キャビティを備え、ダイがPCBにより近く実装されます。この構造により、標準的なPBGA設計と比較して放熱性が向上し、パッケージ全体の高さが低減されます。
5. TBGA(テープボールグリッドアレイ):TBGAは、リジッドPCBの代わりにフレキシブルなポリイミドテープ基板を使用します。軽量で優れた電気性能を提供しますが、機械的信頼性と取り扱いの制限により、今日ではあまり一般的ではありません。
6. H-PBGA(高熱伝導プラスチックボールグリッドアレイ):H-PBGAは、金属ヒートスプレッダなどの改善された熱経路を組み込むことで、標準的なPBGA設計を強化します。セラミックパッケージに移行せずに、より優れた放熱を必要とするデバイスに適しています。
詳細はこちら: BGA(ボールグリッドアレイ)パッケージの7つのタイプを解説
パッケージオンパッケージ(PoP)
パッケージオンパッケージ(PoP) は、複数のBGAパッケージを垂直に積層し、電気的に相互接続する高度なBGAスタッキング技術です。
PoPは、ロジックプロセッサの上にメモリデバイスを統合するために一般的に使用され、コンパクトなPCBフットプリントを維持しながら、より高い機能統合を可能にします。この構造は、スマートフォン、組み込みシステム、および高性能コンピューティングデバイスで広く採用されています。
ボールグリッドアレイ(BGA)の利点と欠点
BGAパッケージの利点
最高のI/O密度:BGAは、コンパクトなフットプリント内で数百から数千もの接続をサポートし、QFNやリード付きパッケージで達成可能なピン密度をはるかに超えます。
優れた高速性能:ダイとハンダボール間の非常に短い相互接続により、寄生インダクタンスと抵抗が最小限に抑えられ、FPGA、CPU、高度なマイクロコントローラなどの高速デバイスにBGAが最適です。
効率的な放熱:ハンダボールアレイと基板構造により複数の熱伝達経路が提供され、高電力アプリケーションでの熱性能が向上します。
高い機械的および電気的信頼性:均一な応力分布と堅牢なハンダ接合により、熱サイクルと振動下での長期信頼性が向上します。
BGAパッケージの課題と制限
複雑な組立要件:BGA組立には、ヘッドインピローやボイドなどの欠陥を回避するために、高い実装精度、制御されたリフロープロファイル、および安定したプロセス制御が必要です。
困難なPCB配線と製造:高密度BGAアレイからの信号の引き出しには、多層スタックアップ、マイクロビア、ビアインパッド(VIP)構造が必要になることが多く、製造の複雑さとコストが増加します。
限られた目視検査とリワーク:すべてのハンダ接合部はパッケージの下に隠されているため、光学検査は不可能です。X線検査が必須であり、リワークには専門の設備と熟練したオペレーターが必要です。
厳格な取り扱いと保管条件:BGAは湿気とESDに敏感です。不適切な保管またはベーキング管理は、ポップコーン現象、剥離、および長期信頼性の問題を引き起こす可能性があります。
JLCPCBは、多層PCBやビアインパッド技術を含む、高度なPCB製造および組立能力により、複雑なBGAベースの設計に対応できます。
BGA技術の代表的な用途
BGAパッケージは、スペース効率と信号整合性が重要となる業界で広く使用されています:
1. 高密度マザーボード:ノートパソコン、サーバー、ゲーム機は、BGAパッケージのプロセッサ、チップセット、メモリモジュールに依存しています。
2. 通信機器:ルーター、基地局、ネットワークスイッチは、高速信号処理にBGAデバイスを使用しています。
3. 民生用電子機器:スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスは、BGAのコンパクトなサイズと改善された熱性能の恩恵を受けています。
BGAパッケージを使用する代表的なデバイス
PCB組立におけるBGAの応用
ボールグリッドアレイ(BGA)技術は、特に高信頼性とコンパクトな設計を要求する製品において、現代のPCB組立の基盤となっています。従来のリード付きパッケージと比較して、BGAはより小さなフットプリント内でより多くのI/O接続を可能にし、今日の高密度電子システムにおいて不可欠な選択肢となっています。
BGA実装のためのSMT要件
BGAを正常に組み立てるために、メーカーは厳格な表面実装技術(SMT)要件に従う必要があります:
1. ステンシル設計とハンダペーストの選択:ステンシルの開口部サイズとハンダペーストの粘度は、ハンダ接合部の品質に直接影響します。均一なハンダペーストの塗布は、ブリッジやボイドを回避するために重要です。
2. ピックアンドプレースの精度:BGAパッケージは、他の部品と比較してより高い実装精度を要求します。位置ずれは、隠れたハンダ付け欠陥につながる可能性があります。
3. リフロープロファイルの制御:最適化されたリフローオーブンの温度曲線により、パッケージやPCBを損傷する可能性のある過熱なしに、ハンダボールの適切な濡れが保証されます。
BGA組立における重要な考慮事項
エンジニアは、BGA接合部の長期信頼性を確保するために、PCB設計および組立中にいくつかの課題に対処する必要があります:
1. PCBレイアウト密度:BGAボールのエスケープ配線に対応するために、適切なパッド設計とビア配置が重要です。
2. ハンダボールピッチ:より微細なピッチはI/O密度を高めますが、製造の複雑さも増加させます。
3. 熱管理:高消費電力のBGAには、効果的に熱を放散するためのサーマルビアと十分な銅プレーンが必要です。
これらのアプリケーション要件と設計上の考慮事項を理解することで、エンジニアは組立リスクを最小限に抑えながら、BGA技術の利点を最大限に活用できます。
JLCPCB BGA技術:精密製造
BGA部品の組立には、はんだごてだけでなく、精密さの産業エコシステムが必要です。JLCPCBは、高複雑度のBGA組立に特化してSMTラインを最適化しています。
- ファインピッチ対応:JLCPCBは、最新のプロセッサとFPGAの大部分をカバーする、0.5mmまでの標準BGAピッチをサポートしています。
- 無料ビアインパッド(POFV):6層以上の複雑なファンアウトの場合、JLCPCBは無料のエポキシ充填およびキャップ付きビアを提供し、BGAハンダ付けのための平坦な表面を確保し、ボイドリスクを排除します。
- X線検証:BGAを含むすべてのボードは、工場を出荷する前に、隠れたショート、オープン、ボイドを検出するためにX線検査を受けます。
- 部品調達:JLCPCBパーツライブラリを通じて、正規のBGA部品(STM32、ESP32など)を直接調達でき、部品品質とトレーサビリティを保証します。即時見積もりを取得
BGA検査技術
注記
BGAにAOIが不十分な理由は?
自動光学検査(AOI)は、カメラを使用して部品の存在を確認します。BGA接合部は隠されているため、AOIは外側のボールの列のみを検査でき、接続の90%は未検証のままになります。
自動X線検査(AXI)
組立品質を保証するために、JLCPCBはすべてのBGA組立にX線検査を実施しています。AXIはX線を使用してパッケージを透過し、材料密度に基づいてグレースケール画像を生成し、隠れたハンダ接合部の分析を可能にします。
この方法は、目視検査では特定できない欠陥を検出するために不可欠です。
電気テストとバウンダリスキャン
機能検証のために、JTAGバウンダリスキャンなどの電気テスト方法を使用して、BGAピンの適切な接続性を確認できます。
バウンダリスキャンにより、エンジニアは物理的なプロービングなしで電気的に相互接続をテストできます。ただし、この方法には、専用のテストアクセスポイントや互換性のある回路などの特定の設計上の考慮事項が必要です。
一般的なBGA欠陥とその修正方法
部品の剥離:BGA部品の故障は、まず回路基板から部品を取り外すことで修正できます。これは、基板上の局所的な部品を注意深く加熱してハンダ接合部を溶かすことで行うことができ、部品を交換して必要に応じてハンダ接続を修正できます。
BGAリワークプロセス:BGAリワークプロセスは、工場の専用リワークステーションで行われ、BGA-PCB部品は赤外線ヒーターで加熱されます。熱レベルは熱電対で確認できます。パッケージを下の基板から持ち上げるために、他の機器とともに真空装置が使用されます。
局所加熱:加熱プロセスは非常に慎重に行われ、基板上の欠陥領域に限定されます。局所加熱により、基板上の隣接する部品の安全性が確保されます。
BGA(ボールグリッドアレイ)に関するFAQ
Q: BGA配線のために、4層基板でビアインパッドを使用するのと、6層にアップグレードするのではどちらが安価ですか?
驚くべきことに、JLCPCBでは6層基板にアップグレードする方が費用対効果が高いことがよくあります。4層基板での標準的なビアインパッド(VIP)は、割増料金のかかる複雑なプロセスです。しかし、JLCPCBは6層以上のスタックアップで無料のPOFV(メッキ充填ビア)を提供しています。つまり、層数を増やすことで、BGAエスケープ配線を簡素化しながら、実際には総生産コストを下げることができます。
Q: 未使用のBGA I/Oピンはどのように終端すべきですか?
未使用の入力ピンは、ノイズを拾いアンテナとして機能する可能性が高いため、フローティングのままにしてはいけません。最良の方法は、データシートの推奨に応じて、グランドまたはVCCに接続することです。未使用の出力ピンのフローティングは、基板全体で一般的な慣行です。高周波BGAの場合、未使用ピンをグランドポイントとして構成すると、追加のシールドを提供しながら熱放散を改善できる可能性があります。
Q: BGAパッケージに「アンダーフィル」が推奨されるのはいつですか?
BGAとPCBの間のギャップを埋めるために使用される樹脂であるアンダーフィルは、通常の静的デバイス(ルーターなど)には必須ではありません。しかし、逆に、機械的衝撃、振動、または落下テストを受けるモバイルデバイスやカーエレクトロニクスには強く推奨されます。アンダーフィルは応力再分配剤として機能し、ハンダ接合部から応力を移動させ、疲労亀裂を回避します。
Q: デカップリングコンデンサをBGAの直下のボトム層に配置できますか?
はい、コンデンサを直下(ボトム側)に配置することは、ループインダクタンスを最小限に抑え、電源整合性を確保するのに最適です。ただし、両面組立が行われる場合は、ピックアンドプレースノズルサポート用に十分なクリアランスを確保してください。
Q: BGA部品がばらばらに保管されていました。「ポップコーン現象」は問題になりますか?
BGAがその耐湿性レベル(MSL)定格を超える周囲湿度にさらされた場合、吸収された水分はリフロー中に蒸気となり、パッケージにひび割れ(ポップコーン現象)を引き起こします。部品を供給する場合は、組立前にJ-STD-033に従ってベーキングする必要があります。JLCPCBパーツライブラリから調達された部品については、厳格な恒温恒湿保管が自動的に処理されます。
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......