This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

システムオンチップ vs システムオンモジュール:製品に適しているのはどちらか?

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

3 min

目次
  • SoMとSoC:主要な違いの概要
  • SoCとSoM:並列比較
  • System on a Chip(SoC)とは?
  • System-on-Module(SoM)とは?
  • 実際のSoCおよびSoM製品
  • コスト比較:System-on-Module vs System on a Chip
  • SoMを選択する場合
  • チップダウンSoC設計を選択する場合
  • ハイブリッド戦略:SoMから開始し、SoCへ移行する
  • キャリアボードとは?
  • SoC、SoM、SBC、CoM、SiPの違い
  • コンピュートモジュールはSystem on Moduleと同じですか?
  • SoMとSoCに関するFAQ
  • 結論

System on a Chip(SoC)は、処理ユニット、メモリコントローラ、ペリフェラルインターフェースを単一の集積回路(IC)に統合します。一方、System on Module(SoM)は、SoCとRAM、ストレージ、電源管理、およびサポート回路を、コンパクトで事前検証済みの回路基板上に組み合わせたものです。

これら2つの統合アプローチのどちらを選択するかは、組み込みハードウェアエンジニアリングにおいて最も重要な構造上の決定の1つです。最適な経路は、生産量、コスト目標、社内のレイアウト専門知識、および市場投入までの期間によって異なります。

このガイドでは、両方の技術の包括的な内訳を提供し、その内部アーキテクチャを調査し、非経常エンジニアリング(NRE)コストを比較し、次の設計に適した経路を選択するための実用的なフレームワークを概説します。

SoMとSoC:主要な違いの概要

ほとんどの商業製品および工業製品にとって、この決定は見た目よりも単純です。SoMは製品の市場投入を早め、エンジニアリング上のリスクを最小限に抑えます。なぜなら、高速配線、電源分配ネットワーク、およびコアハードウェアのデバッグは、モジュールメーカーによってすでに完了し、検証されているからです。

一方、チップダウンSoC設計は、製品1個あたりの製造コストを最小限に抑えますが、それは出荷量が、多額の初期エンジニアリング費用と認証費用を償却できるほど十分に多くなった場合に限ります。

この初期費用が重要な分岐点となります。SoCを使用してカスタムボードを直接設計するには、高速DDRメモリ配線、厳密な電源シーケンス、熱放散、および電磁両立性(EMC)認証を社内で管理する必要があります。

SoMはこれらの課題を抽象化し、事前にテストされたモジュール内に封入することで、エンジニアリングチームはアプリケーション固有のペリフェラル設計に完全に集中できます。トレードオフは、ユニットあたりの材料費が高くなることであり、これは生産が大量になると経済的でなくなります。

重要なポイント

  • ほとんどのスタートアップ&プロトタイプ: SoM
  • 産業用&IoT製品: SoM
  • 大量生産の民生用電子機器: SoC
  • ウェアラブル&超小型デバイス: SoC
  • 最速の市場投入: SoM

system on module vs system on a chip

図: SoCを単一のダイとして、SoMをそのSoCにRAM、ストレージ、および電源チップを加えたPCBとして示しています。

SoCとSoM:並列比較

適切なプラットフォームを選択するには、エンジニアリングリソース、製品寿命の期待値、および製品要件を評価する必要があります。以下の表は、主要な指標に基づいてこれら2つのアプローチを比較しています。

設計指標チップダウンSoC設計モジュラーSoM設計
ハードウェア統合シリコンチップレベルのみ事前構築済みモジュールレベル
オンボードRAM&ストレージベースボード上に設計する必要があるモジュールに統合されている
PCBレイアウトの複雑さ非常に高い(HDI、マイクロビア、高層数)低~中程度(ベースボードは標準の2~4層)
開発サイクル通常12~24ヶ月通常3~6ヶ月
初期NREコスト高い(レイアウト、検証、RF/EMCツーリング)低い(キャリアボード検証に集中)
ユニットあたりの部品表(BOM)大量生産時は低い高い(モジュールマージンを含む)
ハードウェアのアップグレード性困難(PCBの完全な再設計が必要)容易(ピン互換モジュールの差し替え)
規制認証全責任を負う(FCC、CE、RoHS、RED)簡素化(事前認証済みのRF/コンピュートコアを使用)
製品ライフサイクル管理社内で管理(部品の陳腐化追跡)モジュールベンダーが管理(7~15年のライフサイクル保証)
最適な生産量範囲年間5万台以上年間5万台未満
主な産業分野マスコンシューマー、自動車、モバイル産業用制御、医療、IoT、エッジAI

SoMを使用すると、開発が大幅に加速されます。一般的なチップダウンSoCプロジェクトでは、設計が安定するまでに12~24ヶ月のハードウェアエンジニアリングが必要になる場合があります。すべての高速インターフェースをゼロから設計および検証する必要があるため、配線エラーが1つ発生するだけで、スケジュールが数ヶ月遅れる可能性があります。

対照的に、SoMには、検証済みのメモリ配線、検証済みの電源分配ネットワーク、完全なボードサポートパッケージ(BSP)、およびプリポートされたオペレーティングシステム(LinuxやAndroidなど)が含まれています。これにより、ソフトウェアチームはすぐにアプリケーション開発を開始でき、ハードウェア開発全体のリスクを軽減できます。

System on a Chip(SoC)とは?

System on a Chipは、完全なコンピューティングコアを1つのシリコン上に詰め込んだ単一の集積回路です。プロセッサコアと必須のシステムロジックを同じダイ上に保持します。つまり、システムメモリ、不揮発性ストレージ、および物理的な電源調整を除いて、デバイスが計算に必要とするほとんどすべてが含まれています。

SoCにはどのようなコンポーネントが統合されていますか?

最新のSoCは、内部システムのレイテンシとフットプリントを削減するために、巨大な機能を統合しています。

  • マルチコアプロセッサ(CPU): 汎用処理ユニット(例:ARM Cortex-A、RISC-V)。
  • グラフィックスプロセッサ(GPU): ディスプレイとレンダリングのための専用ハードウェアアクセラレーション。
  • デジタルシグナルプロセッサ(DSP): オーディオ、ビデオ、センサーフィードのための高速演算実行。
  • ニューラルプロセッシングユニット(NPU): オンデバイス機械学習用に設計されたハードウェアアクセラレータ。
  • メモリコントローラ: DDR3、DDR4、またはLPDDR5 RAM用の物理層(PHY)および論理コントローラ。
  • 統合インターフェース: PCIe、USB、イーサネット、SDIO用の内蔵コントローラ。
  • ワイヤレストランシーバ: 一部のIoT向けSoCは、物理的なWi-Fi、Bluetooth、またはZigbee無線をダイ上に直接統合しています。

チップダウンSoC設計の課題

ベアSoCの周りに直接ボードを設計することは、「チップダウン」ハードウェア設計と呼ばれます。このアプローチでは、エンジニアリングと規制上のすべての負担がチームにのしかかります。正確な長さ整合と制御インピーダンスを備えた高速DDR配線の処理、マルチレール電源管理IC(PMIC)シーケンスの実装、熱放散のボトルネックの解決、および電磁両立性(EMC)の管理を行う必要があります。

これらのタスクには、高度なレイアウトツールと経験豊富なハードウェアエンジニアが必要です。特に、高ピン数のBGAパッケージタイプを扱うには、高密度相互接続(HDI)PCB、マイクロビア、およびブラインド/ビリアドビアスタックアップが必要であり、これによりエンジニアリングと製造の両方の複雑さが増します。

一般的なSoCの例

SoCメーカーアーキテクチャ一般的な用途
Qualcomm SnapdragonQualcommARM64 (Kryo)プレミアムモバイルおよびハイエンドIoTデバイス
NXP i.MX 8M PlusNXP SemiconductorsARM Cortex-A53 + M7産業用HMIおよびマシンビジョンシステム
Rockchip RK3588RockchipARM Cortex-A76 + A55エッジAI、NVR、高性能メディア
TI AM62xTexas InstrumentsARM Cortex-A53 + M4F産業用制御および車載ディスプレイ

jlcpcb pcba banner new

SoMまたはSoC設計をJLCPCBでハードウェア化今すぐ見積もりを取得
  • 設計を実現する準備ができたら、JLCPCBは迅速で専門的なPCBアセンブリサービスを提供します。
  • カスタムSoMキャリアボードを構築する場合でも、高密度多層チップダウンSoC設計を構築する場合でも、Gerberファイルをアップロードするだけでオンラインですぐに見積もりを取得し、製品開発を加速できます。

System-on-Module(SoM)とは?

System on Moduleは、SoCと、SoCが自らのシリコン上に含めることができないサポート集積回路を収容する、小型の専用プリント回路基板です。コンピュートコア、高速RAM、不揮発性ストレージ、および重要なクロックと電源回路を、事前設計された統合モジュールにパッケージ化します。これは、完成した最終製品ではなく、すぐに使用できるコンピュートエンジンとして機能します。

SoMにはどのようなコンポーネントが含まれていますか?

  • ホストSoC: モジュールの主要な処理ユニット。
  • システムRAM: サブミリメートル精度で配線されたDDR3L、DDR4、またはLPDDR4メモリチップ。
  • 不揮発性ストレージ: ブートローダとオペレーティングシステムを含むeMMC、NANDフラッシュ、またはSPI NORフラッシュ。
  • 電源管理IC(PMIC): 電力変換、バック/ブースト調整、および正確な電圧シーケンスを処理します。
  • システムクロック: 安定したタイミング基準を提供する発振器と水晶振動子。
  • RFモジュール(オプション): シールドされたWi-FiおよびBluetooth回路。多くの場合、事前認証済み(FCC/CE)。
  • ボード間コネクタ: 外部回路とインターフェースするための高密度、高速コネクタ(またはキャスタレーション穴)。

SoMがキャリアボードとどのように連携するか

SoMは、カスタムのアプリケーション固有キャリアボード(またはベースボード)に直接プラグインするように設計されています。このモジュール式システムは、ハードウェア開発を2つの異なる部分に分割します。

  1. コンピュートコア(SoM): 異なるプロジェクト間で一貫性を保つ、標準化された複雑なサブシステム。
  2. キャリアボード: 物理ポート、センサーインターフェース、電源入力など、特定のアプリケーションの入力/出力(I/O)のみを含むカスタムPCB。

PCBAとPCB設計の違いを構造的に理解することで、このアプローチが明確になります。事前組み立てされたSoMを使用することで、キャリアボードの配線は大幅に簡素化され、通常は必要なボード層数が少なくなり、高密度相互接続(HDI)製造構造を回避できます。

一般的なSystem on Moduleの例

SoMホストプロセッサ主なアプリケーションターゲット
Toradex VerdinNXP i.MX 8M Plus堅牢な産業用オートメーションおよび医療機器
Variscite DART-MX8MNXP i.MX 8M ファミリースケーラブルな組み込みシステムおよびIoTゲートウェイ
NVIDIA Jetson Orin NanoNVIDIA Orinロボティクス、自律機械、エッジAI
Raspberry Pi CM4 / CM5Broadcom BCM2711 / BCM2712コスト重視のスマートディスプレイ、キオスク、プロトタイピング
Digi ConnectCore 8MNXP i.MX 8M NanoセキュアなIoTネットワーキングおよび産業用制御
AMD Kria K26Xilinx Zynq UltraScale+リアルタイムビジョン処理およびファクトリーオートメーション

図: より大きなキャリアボード上に積み重ねられたSoM。ボード間コネクタで接続され、キャリア上にアプリケーションI/Oがあります。

実際のSoCおよびSoM製品

この設計上のトレードオフをよりよく理解するために、商業製品が量、サイズ、およびアプリケーションの制限に基づいてどのようにこの選択を行っているかを見てみましょう。

  • スマートフォン(SoC): 最新のスマートフォンは、Apple A18やSnapdragon 8シリーズなどの高性能SoCで動作します。極端なスペース制約、高い熱放散要件、および大量の製造ロット(数百万台)により、カスタムチップダウン設計が唯一の論理的な選択肢となります。
  • 産業用HMIパネル(SoM): 工場の制御パネルやヒューマンマシンインターフェース(HMI)は、通常、低~中量(年間数千台)で出荷されます。これらの設計では、多くの場合、Toradex VerdinやVariscite DARTなどのモジュールを使用し、信頼性の高い長期供給と開発の加速と引き換えに、部品表(BOM)コストをわずかに高くしています。
  • エッジAIスマートカメラ(SoM): 高速光学検査システムでは、多くの場合、NVIDIA Jetson Orin Nanoモジュールが利用されています。これにより、カメラメーカーは最新のAIプロセッサに必要な複雑な高速DDRおよび電源供給レイアウトを回避し、光学センサーとソフトウェア開発に集中できます。
  • ウェアラブルフィットネスバンド(SoC): スマートウォッチやフィットネストラッカーは、非常にコンパクトなフットプリントを必要とします。これらは通常、Nordic nRF54シリーズなどの高度に統合された超低消費電力SoCを中心に設計されています。この分野では、標準的なSoMは大きすぎて収まらないため、専門的なウェアラブルPCBアセンブリを通じて厳格な物理的制約を満たすことが不可欠です。

この傾向は一貫しています。小型化と大量生産に焦点を当てた消費者向け製品はSoCに傾き、産業用、医療用、およびニッチな商業システムは、開発リスクと市場投入までの時間を減らすためにSoMを優先します。

コスト比較:System-on-Module vs System on a Chip

ユニットコストは主要な決定要因ですが、完全な分析では、ユニット生産コストと初期の非経常エンジニアリング(NRE)費用を比較検討する必要があります。

System on Moduleは、コンポーネント、レイアウト、テストに対してベンダーに支払うため、ユニットコストが高くなります。ベアSoCはユニットあたりのコストは低くなりますが、多額の初期開発コストが必要です。これらには以下が含まれます。

  • シニアハードウェアエンジニアによるレイアウト時間。
  • 複雑な多層PCB設計ラン(マイクロビアを備えた8〜12層)。
  • 完全なRF、EMI、および安全認証(例:FCC、CE)。
  • 生産テスト治具の開発。

年間生産量が50,000ユニット未満の場合、通常はSoMの方が経済的な選択肢です。エンジニアリング時間の節約、迅速な認証、簡素化されたキャリアボードにより、モジュールあたりのコスト増加を上回ります。

年間50,000〜100,000ユニットを超えると、ベアSoCのユニットあたりの節約額が初期設計および認証コストを正当化しますが、この投資を回収するには1〜2年の継続的な生産が必要になる場合があります。

年間生産量初期NREの影響推奨される設計経路
10,000ユニット未満NREがプロジェクト総コストを支配するSystem on Module (SoM)
10,000〜50,000ユニットSoMが通常より費用対効果が高いSystem on Module (SoM)
50,000〜100,000ユニット移行ゾーン。社内設計リソースを評価する詳細な費用便益分析を実施する
100,000ユニット超初期NREはすぐに償却されるカスタムチップダウンSoC

情報に基づいた決定を下すために、設計チームは計画段階の早い段階で低容量PCBアセンブリのオプションを慎重に評価する必要があります。正確な分岐点は、開発者の給与、規制の複雑さ、ベースボードの層数、および製品の予想市場寿命など、いくつかの変数によって異なります。

SoMを選択する場合

市場投入までの時間、リスク軽減、開発速度が主な目標である場合は、System on Moduleを選択してください。

  • 迅速な市場投入: 事前検証済みモジュールを利用することで、時間のかかるハードウェアデバッグとブートローダ開発を回避できます。これにより、チームは初日からソフトウェアアプリケーション開発に直接集中できます。
  • 高速ハードウェア設計リソースが限られている場合: エンジニアリングチームが超微細ピッチBGA配線、インピーダンス整合、または高速メモリチューニングの広範な経験を持っていない場合、SoMを使用することでこの技術的リスクをモジュールベンダーに移行できます。
  • 産業用および医療用コンプライアンス: 多くの商用SoMは、要求の厳しい環境向けに特別に構築されています。堅牢な設計、拡張動作温度範囲(通常-40〜+85℃)、および包括的な品質ドキュメントを備えています。
  • 長期製品ライフサイクル: 評判の良いモジュールメーカーは、多くの場合、10〜15年間のコンポーネント可用性を保証しています。また、ピン互換のアップグレードオプションも提供しており、コンポーネントの陳腐化からシステムを保護します。
  • 簡素化された規制認証: 事前認証済みのワイヤレストランシーバ(FCC、CE、ICなど)を備えたSoMを選択すると、規制プロセスが簡素化され、予期しないコンプライアンス遅延のリスクが軽減されます。

チップダウンSoC設計を選択する場合

生産量、スペース最適化、材料費が主な優先事項である場合は、チップダウンSoC設計を選択してください。

  • 高い年間生産量: 年間50,000〜100,000ユニット以上を製造する場合、材料費をユニットあたり数ドル節約するだけで、多額の初期エンジニアリング投資をすぐに正当化できます。
  • 厳格なサイズと重量の制約: ウェアラブル、医療用インプラント、マイクロドローンなどのスペースが制約された設計では、プラグ可能なモジュールの物理的な高さとフットプリントに対応できません。
  • 積極的なユニットあたりコスト目標: モジュールベンダーのマークアップを排除し、SoM上の未使用のペリフェラルコントローラを回避することで、ユニット生産コストを可能な限り低く抑えることができます。
  • 高度にカスタマイズされたハードウェア構成: 独自のボードを設計することで、アプリケーションに必要なコンポーネントのみを配置し、電源分配ネットワークを最適化し、正確な物理仕様に合わせてレイアウトを調整できます。
  • 確立された高速ハードウェア専門知識: エンジニアリングチームがすでに高速配線、高密度相互接続(HDI)設計、および電磁両立性(EMC)トラブルシューティングに必要なレイアウトツールと経験を持っている場合、チップダウン設計は非常に実行可能な経路になります。

when to choose a chip down soc design

図: 生産量、社内専門知識、市場投入までの時間に関する質問を、SoMまたはチップダウンSoCのいずれかに導くフローチャート。

ハイブリッド戦略:SoMから開始し、SoCへ移行する

1つのアーキテクチャを選択しても、それに永遠に縛られるわけではありません。多くの成功している製品チームはハイブリッド戦略を使用しています。つまり、SoMを使用して製品を立ち上げ、販売量が増加するにつれてチップダウンSoC設計に移行します。

このアプローチには、いくつかの重要な利点があります。

  1. 迅速な製品立ち上げ: SoMを使用すると、長い開発サイクルなしに市場で製品を検証し、初期顧客を確保し、ソフトウェアアプリケーションを改良できます。
  2. リスクを軽減した再開発: 製品が実証され、生産量が増加したら、ベアSoCを中心にシステムを再設計できます。ソフトウェアとキャリアボードインターフェースはすでに検証されているため、カスタムレイアウトへの移行ははるかにリスクが低くなります。
  3. 管理された移行: この移行を慎重に計画することで、PCBAプロトタイプを低容量生産にスケーリングする際にスムーズにスケールでき、成長のすべての段階で信頼性の高いサプライチェーンを確保できます。

キャリアボードとは?

キャリアボード(またはベースボード)は、SoMがプラグインされるアプリケーション固有のマザーボードです。USB、HDMI、イーサネット、シリアル接続などの製品に必要なインターフェースと物理コネクタに加えて、電源調整と保護回路を収容します。

複雑な高速配線は事前設計されたSoM内に含まれているため、キャリアボードの設計ははるかに簡単です。通常、標準の2〜4層PCBで配線でき、直接SoC設計に必要な高価な8〜12層HDI製造を回避できます。これにより、レイアウト、プロトタイピング、テストが大幅に簡素化されます。

製造を合理化し、信頼性の高いコンポーネント調達を確保するために、JLCPCB部品ライブラリから互換性のあるコネクタ、電源コンポーネント、およびインターフェースを直接検索して選択できます。

SoC、SoM、SBC、CoM、SiPの違い

組み込みコンピューティングの分野では、しばしば混乱を引き起こすいくつかの頭字語が使用されています。主な違いは、その統合レベルと、外部キャリアボードが必要かどうかにあります。

テクノロジー正式名称ハードウェアの説明キャリアボードが必要か?
SoCSystem on a Chip処理コアとシステムコントローラを含む単一の集積回路。はい、カスタムPCBレイアウトが必要です。
SiPSystem in Package複数の個別シリコンダイ(例:CPU + RAM)が単一のパッケージ内に統合されています。はい、カスタムPCBレイアウトが必要です。
SoMSystem on Moduleコンパクトでプラグ可能なPCB上の完全なコンピュートエンジン(SoC、RAM、ストレージ、電源)。はい、外部I/O用のキャリアボードが必要です。
CoMComputer on ModuleSoMの別名。2つの用語は同じ意味で使用されることがよくあります。はい、外部I/O用のキャリアボードが必要です。
SBCSingle Board Computer標準的な物理ポート(例:Raspberry Pi)を備えた、すぐに使用できる完全なスタンドアロンコンピュータ。いいえ、そのまま動作します。

SBCは、箱から出してすぐに動作する完全な既製コンピュータであり、初期のプロトタイピングや非常に低容量のプロジェクトに適しています。

System in Package(SiP)は、複数のシリコンダイを単一のチップのようなパッケージにパッケージ化し、SoCとSoMの間の中間点を提供しますが、それでもカスタムPCBレイアウトが必要です。

コンピュートモジュールはSystem on Moduleと同じですか?

はい。「コンピュートモジュール」は、System on Moduleのベンダー固有の用語にすぎません。最もよく知られている例は、Raspberry Pi Compute Module(CM4/CM5)です。これは、カスタム商業製品に統合されるように特別に設計された、標準的なRaspberry Piシングルボードコンピュータのモジュール式の産業用バージョンです。

図: ICからSoC、SiP、SoM/CoM、SBCへと、統合レベルと即時使用性が高まる様子を示しています。

SoMとSoCに関するFAQ

Q: SoMを選択すると、産業用IoT製品のFCCおよびCEコンプライアンスがどのように簡素化されますか?

オンボードワイヤレス(Wi-Fi/Bluetooth)を備えた事前認証済みSoMを使用すると、高価な意図的放射器テストを回避できます。最終製品の認証は、しばしば非意図的放射器テストに簡素化され、テストコストが削減され、コンプライアンス期間が短縮されます。

Q: チップダウンSoCキャリアボードを設計する際の主なシグナルインテグリティの課題は何ですか?

最も要求の厳しい課題は、DDRメモリバスの高速シグナルインテグリティです。これには、スキューを防ぐための正確なトレース長整合、反射を最小限に抑えるための制御インピーダンスライン(通常、シングルエンド50オーム、差動100オーム)、および連続したグランド基準プレーンを維持するための慎重な層遷移が必要です。

Q: 高性能SoCがマイクロビアとHDI PCB製造スタックアップを必要とするのはなぜですか?

高性能SoCは、通常、0.8mm、0.5mm以下のピッチを持つファインピッチボールグリッドアレイ(BGA)でパッケージ化されています。標準的なメカニカルドリルでは、内側のピン列から出るのに十分な小ささのビアを作成できません。設計者は、レーザードリルによるマイクロビア、ブラインドビア、およびビリアドビアを使用して、これらの接続を内層配線層にルーティングする必要があります。

Q: 高価な高密度ボードの代わりに、標準の4層PCBを使用してカスタマイズされたキャリアボードを設計できますか?

はい、これはモジュール式アプローチの主な利点の1つです。複雑な高速接続とファインピッチBGAブレークアウトは多層SoM内で処理されるため、キャリアボードは低速のペリフェラルと電源ラインのみを配線します。これにより、キャリアボードを標準的で低コストな4層PCBで設計できます。

Q: 特定のSoMベンダーにコミットする場合、プロセッサの陳腐化のリスクは何ですか?

SoC設計のコンポーネントが製造中止(EOL)になると、ボード全体を再設計する必要があります。SoMベースの設計では、評判の良いベンダーが10年以上の製品可用性を保証することがよくあります。特定のモジュールが段階的に廃止される場合でも、ベンダーは通常、ピン互換の代替モジュールを提供するため、キャリアボードを再設計することなくシステムをアップグレードできます。

結論

ほとんどの低~中容量製品にとって、System on Module(SoM)で設計を開始することが最も効率的な経路です。開発時間を短縮し、エンジニアリングリスクを最小限に抑え、規制順守を簡素化します。

カスタムチップダウンSoC設計は、物理的なサイズとユニットあたりの材料費が多額の初期エンジニアリング投資を正当化する、大量生産の消費者向け製品またはスペースが制約されたデバイスに最適です。

実用的で実証済みのアプローチは、SoMを使用して製品を立ち上げて市場での存在感を確立し、生産量が拡大するにつれてチップダウンSoCレイアウトに移行することです。

学び続ける