This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

NPNトランジスタとPNPトランジスタ:主な違い、動作原理、および応用

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

2 min

目次
  • NPN vs PNPトランジスタ:並べて比較
  • バイポーラ接合トランジスタ(BJT)とは?
  • NPNトランジスタとは?
  • PNPトランジスタとは?
  • NPNトランジスタとPNPトランジスタの識別方法
  • NPN vs PNPトランジスタ:なぜNPNトランジスタの方が一般的なのか?
  • NPNトランジスタとPNPトランジスタによるローサイドスイッチングとハイサイドスイッチング
  • NPN vs PNPトランジスタ:電流シンクと電流ソース
  • NPNトランジスタとPNPトランジスタの一般的なアプリケーション
  • NPNトランジスタとPNPトランジスタの人気のある例
  • NPN vs PNPトランジスタ:選択方法
  • NPNおよびPNPトランジスタに関するFAQ
  • 結論

NPNトランジスタとPNPトランジスタは、どちらもスイッチングと増幅に使用されるバイポーラ接合トランジスタ(BJT)です。両者は同じ3層構造を共有していますが、電流と電圧の極性が逆になっています。

この2つを混同することは、設計エラーの一般的な原因であり、リレーがまったく切り替わらないことから、ハイサイド負荷が常にオンになり続けることまで、さまざまな問題を引き起こします。

このガイドでは、回路に適したトランジスタを選択するために必要な、構造、シンボル、スイッチング動作、および選択基準について詳しく説明します。

NPN vs PNPトランジスタ:並べて比較

パラメータNPNトランジスタPNPトランジスタ
構造N-P-NP-N-P
多数キャリア電子正孔
電流の流れ(オン状態)コレクタからエミッタへエミッタからコレクタへ
ターンオン条件ベースがエミッタより0.7V高いベースがエミッタより0.7V低い
シンボルの矢印外向き内向き
一般的なスイッチング位置ローサイドハイサイド
相対的なスイッチング速度高速やや低速
製造の普及度より一般的あまり一般的ではない

バイポーラ接合トランジスタ(BJT)とは?

BJTは、3つのドープされた層から構築された3端子の半導体デバイスです。端子は次のとおりです。

  • エミッタ(E):電荷キャリアを供給します
  • ベース(B):デバイスを制御する薄い中間層
  • コレクタ(C):電荷キャリアを収集します

BJTがバイポーラと呼ばれる理由

BJTは、伝導に電子と正孔の両方を使用します。このデュアルキャリア動作が、単一のキャリアタイプのみを使用するMOSFETなどのユニポーラデバイスとBJTを区別する点です。次のシステム設計のためにトランジスタ技術を比較している場合は、BJT vs MOSFETの詳細な比較を確認すると、どのアクティブコンポーネントが回路の目標に適合するかを明確にできます。

NPNトランジスタとは?

NPNトランジスタの構造

NPNトランジスタは、2つのN型層(コレクタとエミッタ)の間に薄いP型層が挟まれた構造です。電子が多数キャリアです。

NPNトランジスタの動作原理

  • トランジスタをオンにするには、ベースがエミッタに対して約0.7V正である必要があります。
  • オンになると、電流はコレクタに入り、エミッタから出ます。
  • 小さなベース電流が、はるかに大きなコレクタ-エミッタ電流を制御します。

NPNトランジスタのシンボル

図:コレクタ、ベース、エミッタを示し、矢印がベースから離れる方向を指しているNPNトランジスタのシンボル。

エミッタの矢印はベースから離れる方向(外向き)を指しています。これは、回路図上でNPNトランジスタを識別する最も速い方法です。

PNPトランジスタとは?

PNPトランジスタの構造

PNPトランジスタは、2つのP型層の間に薄いN型層が挟まれた構造です。正孔が多数キャリアです。

PNPトランジスタの動作原理

  • トランジスタをオンにするには、ベースがエミッタに対して約0.7V負である必要があります。
  • オンになると、電流はエミッタからコレクタへ流れます。
  • 小さなベース電流(ベースから流出)が、より大きなエミッタ-コレクタ電流を制御します。

PNPトランジスタのシンボル

図:コレクタ、ベース、エミッタを示し、矢印がベースに向かって指しているPNPトランジスタのシンボル。

矢印はベースに向かって(内向きに)指しており、NPNシンボルの鏡像です。

図:NPNトランジスタとPNPトランジスタの内部半導体層構造の比較。

NPNトランジスタとPNPトランジスタの識別方法

矢印のルール:

  • NPN = 矢印が内側を向いていない(Not Pointing iN)(矢印は外側を向く)
  • PNP = 矢印が内側を向いている(Pointing iN)(矢印は内側を向く)

これは、データシートを確認することなく、あらゆる回路図でトランジスタのシンボルを読み取る最も速い方法です。

図:NPNトランジスタとPNPトランジスタの電流の流れる方向の比較

電流の流れる方向は矢印と同じルールに従います。NPNはコレクタからエミッタへ導通し、PNPはエミッタからコレクタへ導通します。

NPN vs PNPトランジスタ:なぜNPNトランジスタの方が一般的なのか?

より高い電子移動度

電子はシリコン中を正孔よりも速く移動します。この単一のキャリア移動度の違いが、NPNとPNPの動作の実際的な差の大部分の根底にあります。

より速いスイッチング速度

移動度の利点は、より短い立ち上がり時間と立ち下がり時間につながります。そのため、NPN部品は以下の分野で主流となっています。

  • デジタルロジックインターフェース
  • 組み込みシステム
  • マイクロコントローラ出力段

グランド基準設計が容易

ほとんどのPCB設計は、共通のグランドレールを基準としています。NPNトランジスタが負荷をグランドにスイッチングすることは、このレイアウトに自然に適合します。これは、特にアクティブデバイス用の表面実装とスルーホール構成の選択のトレードオフを検討する場合に、汎用回路でローサイドスイッチングにNPNを使用することがデフォルトのアプローチになった理由の一部です。

NPNトランジスタとPNPトランジスタによるローサイドスイッチングとハイサイドスイッチング

NPNトランジスタのローサイドスイッチング

図:負荷がVCCに接続され、トランジスタがグランドにスイッチングする、ローサイドで負荷をスイッチングするNPNトランジスタの回路図。

負荷は電源レールとコレクタの間に配置されます。トランジスタのエミッタはグランドに接続されているため、トランジスタは戻り経路をスイッチングします。

PNPトランジスタのハイサイドスイッチング

図:トランジスタがVCCに接続され、負荷がグランドに接続された、ハイサイドで負荷をスイッチングするPNPトランジスタの回路図。

トランジスタは電源レールと負荷の間に配置されます。PNPは電源側をスイッチングします。これは、負荷のもう一方の端子がグランドに固定されている場合に唯一実用的なオプションです。

各構成を使用する場合

アプリケーション推奨
MCU制御リレーNPN
LEDドライバNPN
電源レールスイッチングPNP
バッテリー駆動負荷制御PNP

NPN vs PNPトランジスタ:電流シンクと電流ソース

この区別は、センサ出力とPLC入力が極性を一致させる必要がある産業オートメーションとPLC配線において最も重要です。

電流シンク(NPNトランジスタ)

シンク構成では、トランジスタはアクティブ時に信号ラインを0Vに引き下げます。電流はデバイスに流れ込みます。

電流ソース(PNPトランジスタ)

ソース構成では、トランジスタはアクティブ時に信号ラインに正の電圧を押し出します。電流はデバイスから負荷へ流れ出ます。

PLC入力がNPNまたはPNPセンサーを指定することが多い理由

PLC入力モジュールは、内部で単一の極性のみ(NPN/シンクセンサー用のプルアップ、またはPNP/ソースセンサー用のプルダウン)に配線されています。誤ったセンサータイプを不一致の入力に接続すると、正しく認識されず、一部のハードウェアでは配線障害が発生する可能性があります。配線する前に、必ずセンサーの出力タイプをPLC入力モジュールの仕様と照合してください。

NPNトランジスタとPNPトランジスタの一般的なアプリケーション

NPNトランジスタのアプリケーション

  • LEDスイッチング
  • リレー駆動
  • ロジックレベルスイッチング回路
  • マイクロコントローラGPIOインターフェース

マイクロコントローラプロジェクトにおけるNPNトランジスタ

NPNトランジスタは、Arduino、ESP32、STM32ボードからリレー、モーター、大電流LEDを駆動するためのデフォルトの選択肢です。ロジックハイのGPIO出力は、電流制限抵抗を介してベースを直接駆動し、負荷をローサイドでグランドにスイッチングできます。これが、ほとんどの初心者向けトランジスタスイッチ回路チュートリアルがNPNをnpnトランジスタの例として使用する理由です。

コンパクトなボード構築用に表面実装パッケージを選択する場合、SMDトランジスタコードの解読方法を知ることは、不可欠なレイアウトスキルです。

PNPトランジスタのアプリケーション

  • ハイサイドパワースイッチ
  • 電源管理および負荷遮断回路
  • 相補増幅段

一般的なPNPトランジスタの例は、バッテリー駆動回路を遮断して待機電流を削減するハイサイド負荷スイッチです。

NPNおよびPNPトランジスタ:相補プッシュプル設計

NPNトランジスタとPNPトランジスタは、プッシュプル出力段で頻繁にペアリングされます。この構成では、各デバイスがACまたは双方向信号サイクルの半分を処理します。この相補的な配置は、オーディオアンプ出力やモータードライバ段で一般的です。

NPNトランジスタとPNPトランジスタの人気のある例

NPNトランジスタPNP相当品
2N39042N3906
BC547BC557
2N22222N2907
S8050S8550

これらの相補ペアは、同様の電圧および電流定格を持ちながら極性が逆であるため、設計で逆のスイッチング方向が必要な場合に、ドロップイン交換品として役立ちます。

JLCPCB部品ライブラリを確認して、部品の入手可能性を確認し、調達を簡素化してください。JLCPCBのPCBアセンブリサービスを使用すると、一般的な小信号BJTを自動的に調達および組み立てることができ、設計から生産への移行を迅速化できます。

回路を構築する準備はできましたか?

PCBアセンブリを必要とするプロジェクトでは、設計をJLCPCBプラットフォームに簡単にアップロードし、見積もりページで即座に価格見積もりを受け取り、JLCPCBに正しく検証されたトランジスタを使用して設計を組み立ててもらうことができます。今すぐ見積もりを取得

NPN vs PNPトランジスタ:選択方法

要件推奨される選択
高速スイッチングNPN
MCU制御NPN
グランド基準スイッチングNPN
ハイサイド負荷制御PNP
相補増幅段両方

NPNおよびPNPトランジスタに関するFAQ

Q: PNPトランジスタをNPNトランジスタに置き換えることはできますか?

いいえ。両者には逆のベースバイアス極性(NPNはベース-エミッタ間電圧が正、PNPは負)と逆の電流方向が必要です。一方を他方に置き換えるには、バイアスネットワークの再設計が必要です。

Q: NPNトランジスタの方が速いのはなぜですか?

その多数キャリアは電子であり、PNPトランジスタの多数キャリアである正孔よりもシリコン中の移動度が約2〜3倍高いため、状態遷移が速くなります。

Q: トランジスタのシンボルの矢印は何を意味しますか?

矢印はエミッタ端子にあり、導通時の従来の電流の流れを示します。NPNの場合は外向き(ベースから離れる方向)、PNPの場合は内向き(ベースに向かう方向)です。

Q: Arduinoプロジェクトにはどのトランジスタが適していますか?

NPNトランジスタです。マイクロコントローラのロジックハイ出力(5Vまたは3.3V)から単純な抵抗を介して直接駆動し、グランド基準のローサイドで負荷をスイッチングするのが容易です。

Q: NPNトランジスタとPNPトランジスタを一緒に使用できますか?

はい。プッシュプル出力構成(アンプやモータードライバなど)で一般的にペアリングされ、NPNが正の半サイクルを処理し、PNPが負の半サイクルを処理します。

Q: PNPトランジスタがあまり一般的でないのはなぜですか?

キャリア移動度が低いため、NPNよりも遅くなります。さらに、一般的なシステム設計はローサイドスイッチングをデフォルトとするため、グランド基準のNPN構成の方が制御が簡単で効率的です。

Q: トランジスタの電圧降下はどのくらいですか?

順方向にバイアスされたベース-エミッタ接合は約0.7V低下します。スイッチとして完全に飽和すると、コレクタ-エミッタ飽和電圧(Vce(sat))は負荷に応じて0.1V〜0.3Vという非常に低い値まで低下します。

Q: MOSFETはトランジスタよりも優れていますか?

どちらが普遍的により優れているということはありません。MOSFETは電圧制御デバイスであり、大電流での電力損失が少ない(パワー回路に最適)一方、BJTは電流制御であり、低コストで低電流信号にはより簡単です。

Q: ベース抵抗を省略するとどうなりますか?

順方向にバイアスされたベース-エミッタ接合は開放ダイオードのように動作し、制限なしに電流を引き込みます。これにより、駆動しているGPIO制御ピンが焼損したり、トランジスタが破壊されたり、あるいはその両方が発生する可能性があります。

Q: MOSFETはBJTに取って代わっていますか?

はい、大電流パワー段、プロセッサコア、最新の電源設計ではそうです。ただし、BJTは低電流信号スイッチング、特殊なアナログ/RF回路、およびコストに非常に敏感なシステムでは、依然として代替が効きません。

結論

NPNトランジスタとPNPトランジスタは、同様のスイッチングおよび増幅の役割を果たしますが、キャリアタイプ、電流方向、およびベースバイアス極性が異なります。

ほとんどのマイクロコントローラおよび組み込み設計では、NPNトランジスタが最も簡単な選択肢です。負荷を正の電源レールでスイッチングする必要がある場合は、PNPトランジスタがより良いソリューションになります。

ローサイドスイッチングとハイサイドスイッチングの違いを理解することは、この2つを選択する際の決定要因となることがよくあります。

学び続ける