This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PQFPパッケージとは?プラスチック製クワッドフラットパッケージの設計、フットプリント、および組立ガイド

初出公開日 Aug 23, 2026, 更新日 Aug 23, 2026

2 min

目次
  • PQFPパッケージ(プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ)とは?
  • PQFPパッケージが現代のPCB設計で今も使用される理由は?
  • 一般的なPQFPパッケージのサイズ、ピン数、寸法
  • PQFPパッケージの内部構造と材料
  • PQFPパッケージを選ぶべきなのはいつ?
  • PQFP vs. QFN vs. BGA:どのパッケージを選ぶべきか?
  • 信頼性の高いPQFPフットプリント(ランドパターン)を設計する方法
  • 避けるべき一般的なPQFPフットプリントの間違い
  • PQFPパッケージの熱性能
  • PQFPパッケージの電気性能と信号整合性
  • PQFPパッケージの製造と組み立てに関する考慮事項
  • PQFPパッケージの信頼性特性
  • JLCPCBでPQFP設計を生産用に最適化する
  • PQFPパッケージに関するFAQ
  • 結論:PQFPパッケージの設計と組み立て

プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)は、産業機器、自動車、組み込み設計で広く使用されているICパッケージです。

この記事では、PQFPパッケージに関する実用的でエンジニアリングに焦点を当てたガイドを提供します。PQFPがどのように構築されるか、いつ使用するのが理にかなっているか、新しいタイプのパッケージとどのように比較されるか、そしてフットプリント設計、熱性能、信号整合性、製造、信頼性の観点から設計者が考慮すべき点について説明します。

Plastic Quad Flat Package

PQFPパッケージ(プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ)とは?

プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)は、平坦なプラスチック本体の4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。リードレスパッケージやエリアアレイパッケージとは異なり、はんだ付け後もすべての電気的接続が露出したままになるため、接合部の検査、プロービング、リワークが容易です。

PQFPは、低ピン数パッケージと高密度フォーマットの中間に位置します。SOICやTSSOPパッケージよりも大幅に高いピン数をサポートしながら、BGAデバイスで要求される隠れたはんだ接合部や厳格なプロセス管理を導入する必要はありません。製造の観点からは、これにより検査リスクが軽減され、生産中およびフィールドサービス中の障害箇所の特定が簡素化されます。

IC package size comparison between SOIC, PQFP, and BGA

PQFPパッケージが現代のPCB設計で今も使用される理由は?

プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)は、基板面積を数平方ミリメートル節約することよりも、組み立て信頼性、検査アクセス、長期的な保守性が重要視される実際のハードウェア設計で今も使用されています。

QFNやBGAパッケージは現代の民生品では一般的ですが、隠れたはんだ接合部、より厳しいプロセス管理要件、限られたリワークオプションを導入します。これらの要因は、多くの産業用および組み込み設計においてリスクを増大させます。

制御システム、自動車用電子機器、長期ライフサイクルの組み込みプラットフォームにおいて、PQFPはそのガルウィングリードがはんだ付け、目視検査、リワークが容易であるため、実用的な選択肢であり続けています。

製造の観点からは、リードレスパッケージやエリアアレイパッケージと比較して、予測可能な歩留まりと組み立て時の驚きの少なさを提供します。電気的には、複雑なPCBスタックアップを強制することなく、幅広いクロック速度に十分対応できます。

一般的なPQFPパッケージのサイズ、ピン数、寸法

PQFPパッケージは標準化されていますが、その物理的なサイズはピン数に直接比例してスケールし、PCBレイアウトと組み立てに実際的な影響を与えます。エリアアレイパッケージとは異なり、PQFPは周辺リードに依存しているため、I/O数を増やすと必然的にパッケージ本体サイズと基板面積の消費が増加します。

ピン数が増加するにつれて、リードピッチをはんだ付け可能で検査可能な範囲内に保つために、パッケージは意図的に大きくなります。この制御されたスケーリングがPQFPを組み立てやすくしている理由ですが、同時に、高ピン数のPQFPが同じ接続数のQFNやBGAデバイスよりも大幅に多くのPCB面積を占有する理由も説明しています。

設計者にとって、このトレードオフは通常、より大きな基板外形、より長いトレース長、または追加の配線層として現れます。

一般的なPQFPパッケージの特性

以下の表は、量産設計で一般的に遭遇する寸法を反映しています。正確な値はメーカーによって異なりますが、これらの範囲は標準的なJEDEC準拠パッケージの代表的なものです。

ピン数ボディサイズ (mm)リードピッチ (mm)最大高さ (mm)JEDEC規格
4410x100.802.35MO-112
10014x200.652.80MO-112
16028x280.653.40MO-112
20828x280.504.10MO-208
24032x320.503.40MS-022

低ピン数のPQFPは比較的コンパクトで配線が容易なため、単純な制御基板や中密度の設計に適しています。ピン数がおおよそ100を超えると、パッケージのフットプリントは急速に大きくなり、配線の輻輳が主要な懸念事項になります。

その時点で、リードピッチの選択が重要になります。0.80 mmなどの広いピッチは、配置やはんだ量のばらつきに対してはるかに寛容ですが、0.50 mmピッチのパッケージはより厳しいプロセス管理を要求します。

実践的な設計上の考慮事項

注記

PCBレイアウトで繰り返し発生する間違いの1つは、同じピン数のすべてのPQFPが同一のフットプリントを共有すると想定することです。実際には、ボディサイズ、リード長、リード幅、機械的公差はメーカー間で異なり、同じベンダーのデバイス間でも異なる場合があります。データシートを確認せずに汎用フットプリントに依存すると、後で組み立てや信頼性の問題につながることがよくあります。

ファインピッチPQFP(0.50 mm)は特別な注意が必要です。ソルダーマスククリアランスが不十分であったり、ステンシル開口部の幅が過剰であったりすると、リードがパッドのわずかに上に浮いてしまい、目視検査では合格しても熱サイクルで故障するオープン接合部が発生する可能性があります。適切なソルダーマスクダムの確保、リードの共面性の考慮、特定のパッケージ形状に合わせたステンシル設計のマッチングは、これらの隠れた故障を回避するために不可欠です。

PQFPパッケージの内部構造と材料

内部的には、PQFPは従来のリードフレームベースの構造を使用しており、これが製造と長期使用において予測可能であり続ける理由の1つです。パッケージの中心には銅合金リードフレームがあり、機械的サポートとシリコンダイからPCBへの電気経路の両方を提供します。

シリコンダイは、導電性エポキシを使用してリードフレームに直接取り付けられます。このダイアタッチ方式は、ダイからリード、そして最終的にはPCB銅への制御された熱経路を提供します。露出パッドやセラミックパッケージの放熱能力には及びませんが、PQFPデバイスに通常関連する中程度の電力レベルには十分です。

ダイと外部リード間の電気的接続は、細い金または銅ワイヤボンドを使用して行われます。これらのボンドはモールドボディ内に封入され、はんだ付け熱にさらされないため、パッケージが指定された熱限界内で動作する限り、一般的に信頼性があります。設計の観点からは、これはパッケージレベルの冷却テクニックではなく、PCBレベルの放熱により重点を置くことになります。

ボンディング後、アセンブリはエポキシモールドコンパウンドで封止されます。この非気密のプラスチック筐体は、ダイとワイヤボンドを機械的損傷や環境暴露から保護しながら、製造コストを低く抑えます。露出したガルウィングリードはPCBへの唯一のインターフェースであり続け、組み立てとリワーク中の検査を簡素化し、不確実性を低減します。

PQFPの内部構造の単純さは実用的な利点です。内部インターフェースが少なく、材料がよく理解されており、故障挙動が予測可能です。PCB設計者にとって、これは特に信頼性と保守性が積極的な熱またはサイズ最適化よりも重要視されるアプリケーションにおいて、パッケージ関連の驚きが少ないことを意味します。

典型的なPQFPパッケージ内に見られる主要な内部要素は以下のとおりです。

コンポーネント説明
パッケージボディ機械的保護を提供するエポキシモールドコンパウンド
シリコンダイリードフレーム上に搭載されたアクティブIC
ダイアタッチ機械的および熱的結合を形成する導電性エポキシ
ワイヤボンドダイパッドをリードに接続する金または銅ワイヤ
リードフレーム電気経路とサポートを提供する銅合金構造
封止非気密のプラスチック封止
Internal structure diagram of PQFP package

PQFPパッケージを選ぶべきなのはいつ?

PQFPは万能なソリューションではありませんが、実用性と予測可能性が重要視される場合に適しています。

以下の場合はPQFPパッケージを選択

  • ピン数が中程度で、周辺配線が許容できる場合
  • 目視検査と手動リワークが必要な場合
  • コスト管理と柔軟な調達が重要な場合
  • サイズ削減よりも長期的な信頼性が重要な場合

以下の場合はPQFPパッケージを避ける

  • 設計に非常に高速またはRFインターフェースが含まれる場合
  • 持続的な高電力消費が予想される場合
  • PCB面積またはパッケージ高さが厳しく制約されている場合

この決定を早期に行うことで、PQFPを他のパッケージがより適しているアプリケーションに無理やり使用することを避けられます。

PQFP vs. QFN vs. BGA:どのパッケージを選ぶべきか?

適切なICパッケージの選択は、性能、製造性、コストのバランスを取ることです。プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)はかつて業界標準でしたが、クワッド・フラット・ノーリード(QFN)とボールグリッドアレイ(BGA)は、小型化と熱効率の限界を押し広げてきました。

特徴PQFP(ガルウィングリード)QFN(底面パッド)BGA(はんだボール)
フットプリント密度低い(広い面積)中程度(コンパクト)高い(極めて高密度)
熱性能低い良好(サーマルパッド)優れている
信号整合性中程度(高インダクタンス)高い(短い経路)最良(高速に最適)
検査容易(目視)困難(AOI/X線)必須(X線のみ)
手動リワーク容易中程度困難(BGAステーションが必要)
製造コスト低い低い~中程度高い

まとめの推奨事項

  • プロトタイピング、低速産業用コントローラ、または手動リワークが頻繁で目視検査が唯一の品質管理手段である設計にはPQFPを選択してください。
  • 小型サイズ、良好な熱性能、中程度のコストのバランスが必要な現代の民生用電子機器にはQFNを選択してください。
  • 信号整合性とスペースが最優先されるハイエンドプロセッサ(FPGA、GPU)、高密度メモリ、高速通信機器にはBGAを選択してください。

信頼性の高いPQFPフットプリント(ランドパターン)を設計する方法

PQFPパッケージは機械的に寛容ですが、不注意なフットプリント設計には寛容ではありません。実際には、ほとんどのPQFPはんだ付け不良はパッケージ自体が原因ではなく、PCB上の誤ったランドパターンに起因します。不適切に設計されたフットプリントは、信頼性の高いパッケージを一貫した組み立て不良の原因に変える可能性があります。

はんだブリッジ、弱い機械的接合部、断続的なオープンなどの一般的な問題は、通常、パッド形状のエラーまたはリード間の不十分なスペースに起因します。これらの問題は目視検査を通過することが多く、電気テストまたは熱サイクル中にのみ表面化し、修正には費用と時間がかかります。

一般的なPQFPフットプリントガイドライン

適切に設計されたPQFPフットプリントは、はんだ接合部の強度、検査アクセス、製造公差のバランスを取ります。以下のガイドラインは、理想化された教科書的なレイアウトではなく、生産環境で信頼性が実証されたプラクティスを反映しています。

設計要素実用的なガイドライン
パッド長はんだブリッジを助長せずに十分なトウおよびヒールフィレットを提供する
パッド幅リード幅に厳密に合わせる。過剰なパッドオーバーハングを避ける
ソルダーマスク隣接するパッド間に明確なマスクダムを維持する
クールヤード検査、プロービング、リワークのための十分なクリアランスを残す

パッド長は特に重要です。短すぎるパッドははんだ接合部の機械的強度を低下させ、熱サイクルに対して敏感にします。一方、長すぎるパッドは、特にファインピッチデバイスではんだブリッジの可能性を高めます。目標は、はんだが横方向に流れることを許さずに濡れを確認できる目に見えるトウフィレットです。

パッド幅は、汎用ライブラリのフットプリントからコピーするのではなく、デバイスのデータシートに指定されているリード寸法から直接導き出す必要があります。PQFPリードははんだ付け中の制御されたコンプライアンスに依存しており、過剰なパッド幅はこのコンプライアンスを低下させ、リードの共面性が完全でない場合に不均一な接合部のリスクを高めます。

設計の要点

PQFPフットプリント設計は美的な詳細ではありません。はんだ接合部の信頼性を直接決定します。ランドパターンを単なる電気的接続ではなく機械的インターフェースとして扱い、レイアウトを生産に移す前に正確なパッケージ形状と照合してください。

避けるべき一般的なPQFPフットプリントの間違い

PQFPパッケージで最も頻繁に見られるフットプリントの間違いの1つは、異なるリードピッチ間でランドパターンを再利用することです。0.80 mmピッチのデバイスで許容できるフットプリントは、0.65 mmまたは0.50 mmピッチの部品に再利用すると、ほとんどの場合組み立て問題を引き起こします。リード間隔と幅の小さな変更でも、はんだ量が十分にシフトして、ブリッジ、不均一な接合部、または断続的なオープンを引き起こす可能性があります。

もう1つの一般的な故障点は、ソルダーマスク定義の不良です。ファインピッチPQFPは、リフロー中のはんだの流れを制御するためにソルダーマスクダムに大きく依存しています。マスク開口部が大きすぎるか、ダムがない場合、はんだが横方向に広がり、隣接するリードをブリッジする可能性があります。特に、スペースマージンがすでに狭い高ピン数デバイスでは顕著です。これらの欠陥は、リフロー後は許容できるように見えることがよくありますが、後で電気的故障またはわずかな接合部として現れます。

設計を製造にリリースする前に、設計for製造(DFM)レビューに焦点を当てることが不可欠です。DFMチェックは、レイアウト中に見逃しがちな問題(わずかなパッド間隔、不十分なソルダーマスククリアランス、検査とリワークを複雑にするクールヤード違反など)を日常的に検出します。これらの問題に早期に対処することで、基板が組み立てられた後の高額な修正を回避できます。

実際には、正しいPQFPフットプリントははんだ接合部を改善するだけではありません。検査を簡素化し、リワークのリスクを低減し、生産がスケールするにつれて組み立て結果を一貫させます。工場フロアで見られるほとんどの「PQFP問題」は、パッケージの制限ではなくフットプリントの問題です。

製造前のPQFPフットプリントのDFMチェック

基板を製造に出す前に、設計for製造(DFM)チェックを実行することは賢明なステップです。これらのチェックは、レイアウト中に見落としがちな問題(わずかなパッド間隔、ソルダーマスク定義の問題、後で組み立て不良として現れる可能性のあるクリアランス違反など)をしばしば明らかにします。

JLCPCBは、生産に入る前に設計をレビューするオンラインDFMツールを提供しています。これらのチェックは、変更がまだ簡単に行えるうちに、潜在的なリスクを早期に強調表示します。この段階で問題を修正することで、時間を節約し、不要なリワークを回避し、クリーンな初回ビルドの可能性を大幅に向上させます。

実際には、適切に設計されたPQFPフットプリントは、はんだ接合部を改善するだけではありません。検査を簡単にし、リワーク中のリスクを低減し、設計が量産に移行した後も生産を一貫性のある予測可能なものに保つのに役立ちます。

PQFPパッケージの熱性能

PQFPパッケージは、主要な熱ソリューションとして機能することを意図していません。露出パッドや電力最適化パッケージとは異なり、PQFPはシリコンによって生成された熱を除去するためにほぼ完全にPCBに依存しています。その結果、熱性能はパッケージ自体よりもむしろ基板レイアウトによって大きく左右されます。

PQFPで使用されるプラスチックモールドコンパウンドは、熱拡散材ではなく断熱材として機能します。熱は主にリードを通り、それらに接続されたPCB銅に逃げます。このため、ジャンクションから周囲への熱抵抗(θJA)は、銅面積、層数、基板周辺の空気流によって大きく異なります。

PQFPパッケージの典型的な熱挙動

側面実際的な影響
モールドコンパウンド熱伝導率が低い
熱流経路主にリードを通ってPCB銅へ
θJA基板設計に強く依存
電力処理能力低~中程度、アプリケーション依存

実際の設計では、PQFPパッケージは電力消費が安定しており、中程度の範囲内に保たれている場合に確実に動作します。持続的な高熱または大きな熱変動を伴うアプリケーションには、PCBが銅面積の増加や熱拡散で補償するように特別に設計されていない限り、不適切な選択です。

より高い電力密度が避けられない場合は、PQFPをその自然な限界を超えて押し込もうとするよりも、熱除去用に設計されたパッケージを選択する方が通常は安全な決定です。

Thermal dissipation path for PQFP packages

PCB設計によるPQFPパッケージの熱性能向上

PQFPパッケージは、熱除去をほぼ完全にPCBに依存しています。熱は主にリードを通って基板に逃げるため、パッケージ周辺の銅の分布が重要です。

電源ピンとグランドピンをより大きな銅領域に接続すると熱の拡散に役立ち、サーマルビアは熱を内層と底面層に移動させることができます。可能であれば銅の厚さを増やし、適度な空気流を提供することで、ジャンクション温度をさらに低減できます。これらの対策により、パッケージを変更することなく、許容できる熱性能を通常達成できます。

PQFPパッケージの電気性能と信号整合性

電気的には、PQFPは低速から中速のデジタル、混合信号、および制御アプリケーションにとって安定した予測可能なパッケージです。露出したガルウィングリードにより、プロービングとデバッグが簡単になり、開発とサービス中の実用的な利点となります。リードはいくつかのインダクタンスを追加しますが、これは一般的なマイクロコントローラまたはDSP設計ではめったに問題にならず、非常に高速なインターフェース速度でのみ関連するようになります。

PQFPパッケージの信号整合性のベストプラクティス

PQFPでの良好な信号整合性は、主にPCBレイアウトに依存します。高速トレースを短く保ち、デカップリングコンデンサを電源ピンの近くに配置し、連続したグランドプレーンを維持し、ノイズの多いデジタル信号を敏感なアナログ経路から分離します。これらの基本に従うことで、通常は信頼性の高い動作に十分です。

PQFPパッケージの製造と組み立てに関する考慮事項

吸湿感度と保管(MSLに関する考慮事項)

すべてのプラスチックパッケージと同様に、PQFPは時間の経過とともに湿気を吸収する可能性があります。制御されない場合、この湿気はリフロー中に膨張し、内部損傷を引き起こす可能性があります。

指定されたMSL取り扱い規則に従い、必要な場合に部品をベーキングし、長期保管に乾燥保管を使用することで、通常、湿気関連の故障を防ぐのに十分です。これは、コンポーネントが長期間使用されずに放置される可能性がある低量産またはプロトタイプビルドで特に重要になります。

PQFP moisture sensitivity failure known as the popcorn effec

PQFPパッケージのピックアンドプレースとリフローガイドライン

PQFPパッケージは、標準的なSMT組み立てラインで問題なく動作します。平坦なボディと露出したリードにより、ピックアンドプレースは信頼性がありますが、ファインピッチバリアントはリードの位置ずれを避けるために正確な配置が必要です。リフロー中は、機械的応力を制限し、湿気関連のリスクを低減するために、制御された温度ランプレートが重要です。特に高ピン数またはファインピッチデバイスでは、メーカー推奨のリフロープロファイルに常に従う必要があります。

PQFPパッケージの検査とリワークの利点

PQFPの露出したガルウィングリードにより、検査とリワークが簡単です。はんだ接合部は目視およびAOIで簡単に検証でき、組み立て後の不確実性を低減します。手動リワークも、接合部が隠れているパッケージよりも安全です。個々のリードに専用ツールなしでアクセスできるためです。このため、PQFPはプロトタイプ、低量産ビルド、およびフィールドサービスが必要な製品にとって実用的な選択肢であり続けています。

AOI inspection of PQFP solder joints

PQFPパッケージの信頼性特性

PQFPパッケージには長く十分に文書化されたフィールド履歴があり、その信頼性挙動を予測可能にしています。正しく取り扱われ、標準プロセスで組み立てられ、指定された制限内で動作する場合、安定した長期性能を提供します。

ガルウィングリードは機械的コンプライアンスを提供し、パッケージがより剛性の高いフォーマットよりも振動、熱サイクル、および軽微なPCBの曲がりに耐えることを可能にします。標準的な保管および取り扱い慣行に従う限り、耐湿性はほとんどのアプリケーションに十分です。すべてのプラスチックパッケージと同様に、PQFPは気密ではないため、信頼性は制御されたリフローと適切な湿気管理に依存します。

熱老化は、上昇したジャンクション温度で継続的に動作する設計では懸念事項になる可能性があります。ただし、熱限界が尊重される場合、PQFPデバイスは数十年にわたる産業用および組み込み使用で一貫した性能を示してきました。多くの長寿命製品にとって、この実証済みの挙動は、新しいタイプのパッケージのスペース節約よりも重要です。

JLCPCBでPQFP設計を生産用に最適化する

完璧なPQFPフットプリントを設計することは戦いの半分にすぎません。本当のテストは組み立て中に行われます。パッドの位置合わせやソルダーマスククリアランスのわずかなエラーでも、高額なリワークにつながる可能性があります。

設計を生産準備完了にするために、JLCPCBは設計と製造の間のギャップを埋める統合ソリューションを提供します。

  • 無料オンラインDFMチェック:注文する前に、JLCPCBのDFMツールを使用して、特にファインピッチPQFPコンポーネントのはんだブリッジまたはクリアランスの問題を検出します。
  • 高精度SMT組み立て:SPIはんだペースト検査、高度なピックアンドプレース機械、自動光学検査(AOI)により、JLCPCBはすべてのガルウィングリードが正確な量、位置合わせ、信頼性で塗布、配置、はんだ付けされることを保証します。
  • 信頼性の高いコンポーネント調達:JLCPCBの厳格に管理されたコンポーネント保管およびベーキングプロセスにより、湿気関連の「ポップコーン現象」を回避し、PQFPチップのMSL整合性を維持します。

PQFPパッケージに関するFAQ

Q:PQFPパッケージは何に使用されますか?

PQFPパッケージは、中程度から高いピン数が必要で、検査とリワークが容易なマイクロコントローラ、DSP、ASIC、インターフェースICで一般的に使用されています。産業用電子機器、自動車用ECU、民生用アプライアンス、組み込みシステムで広く見られます。

Q:PQFPとLQFPの違いは何ですか?

主な違いはパッケージの高さです。PQFPは標準高さのプラスチック・クワッド・フラット・パッケージですが、LQFP(Low-Profile QFP)はより薄いボディを持ちます。電気的には類似していますが、垂直方向のスペースが限られている場合はLQFPが好まれます。

Q:PQFPパッケージは吸湿感度がありますか?

はい。PQFPパッケージはプラスチックモールドコンパウンドを使用しているため、時間の経過とともに湿気を吸収する可能性があります。そのため、パッケージの割れを防ぐために、吸湿感度レベル(MSL)の取り扱い、適切な保管、リフロー前のベーキングが重要です。

Q:PQFPパッケージで最も一般的な組み立て問題は何ですか?

典型的な問題には、ファインピッチでのためブリッジ、リードの曲がりによる共面性の問題、リフロー中の湿気関連の損傷が含まれます。これらの問題のほとんどは、正しいフットプリント設計、適切な取り扱い、制御されたリフロープロファイルによって最小限に抑えることができます。

結論:PQFPパッケージの設計と組み立て

プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)は、実際のハードウェアで予測どおりに動作するため、今も関連性を保っています。利用可能な最小のオプションではないかもしれませんが、安定した電気性能、簡単な組み立て、エンジニアが理解している信頼性プロファイルを提供します。

フットプリント設計、熱限界、および基本的な製造慣行が尊重される場合、PQFPは期待どおりに正確に動作します。そのため、長いサービス寿命向けに設計された産業用、制御用、および組み込みシステムにとって信頼性の高い選択肢となります。

学び続ける