SMDコンデンサコード:識別、マーキング、および極性
2 min
- SMDコンデンサコードとは何か、なぜ重要なのか?
- ステップ1:3つの主要なSMDコンデンサタイプを視覚的に識別する
- ステップ2:「マーキングなし」ルール – 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の識別方法
- ステップ3:タンタルおよび電解コンデンサのSMDコンデンサコードの読み方(マーキングあり)
- ステップ4:極性 – SMDコンデンサで最も重要なマーキング
- トラブルシューティングガイド:一般的なSMDコンデンサ識別問題の解決
- 結論
- SMDコンデンサコードに関するFAQ
SMDコンデンサコード:識別、マーキング、および極性
SMDコンデンサのコードを識別することは、独特でややこしい課題です。明確で標準化されたラベルが付いた部品とは異なり、コンデンサのマーキングはコンデンサの種類に完全に依存し、多くの場合、マーキングがまったく存在しません。
電荷を蓄える基本的な部品として、コンデンサは電源ノイズのフィルタリング(デカップリング)、オシレータのタイミング設定、IC間の信号結合など、組み込みシステムのあらゆる部分に欠かせません。正しく識別することは、デバッグや修理において重要なスキルです。
このガイドでは、ボード上のあらゆるSMDコンデンサを識別するための段階的な方法を提供します。
SMDコンデンサコードとは何か、なぜ重要なのか?
「SMDコンデンサコード」は、単一の単純な標準ではなく、コンデンサの種類とサイズに依存するさまざまなマーキングシステムのセットです。3桁の数字、文字、極性バー、または最も一般的な場合、まったくマーキングがないこともあります。
これらの異なるコードを理解することは、エンジニアリングのすべての段階で重要です。
● 安全性と信頼性: 極性コンデンサ(タンタルなど)の場合、極性マークを読むことが最も重要なステップです。逆接続されたコンデンサは故障し、短絡し、ボードレベルで壊滅的な損害を引き起こす可能性があります。
● 回路機能とデバッグ: 値のコード(例:10µFの場合は 106)により、エンジニアは正しい部品が正しい場所にあることを確認できます。1µFのタイミングコンデンサを10µFのバルクコンデンサと間違えると、回路が故障します。
● 設計の整合性: MLCCにコードがないこと自体が「コード」であり、電圧定格や誘電体(C0G vs. X7R)などの重要なパラメータが 部品表(BOM) にのみ記載されていることを示します。この知識は、仮定を立てることを防ぎ、文書主導の設計を強化します。
ステップ1:3つの主要なSMDコンデンサタイプを視覚的に識別する
使用するマーキングシステムは、完全にコンデンサの物理的なタイプに依存します。コードを読もうとする前に、まず何を見ているのかを識別する必要があります。
1. 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
最も一般的な非極性SMDチップコンデンサで、通常マーキングがありません。
● 外観: これらは小さな長方形の「チップ」で、通常ベージュ、灰色、または薄茶色の色合いです。物理的な極性はありません。
● 主な用途: 現代のエレクトロニクスの主力。高周波デカップリング(バイパス)、フィルタリング、タイミング/RF回路に使用されます。
● マーキング: ほとんど常にマーキングがありません。これがステップ2で説明する重要な課題です。
マーキングのないMLCCセラミックコンデンサ
2. タンタルコンデンサ(SMDチップタンタル)
成型された極性コンデンサで、値と極性マーキングが印刷されています。
● 外観: 全体として、黒、茶色、または黄色などに成型された整ったパッケージです。特徴は長方形または楕円形です。
● 主な用途: 限られたスペースでの高静電容量(高体積効率)。スペースが限られた場所でのバルク容量と電源フィルタリングに使用されます。
● マーキング: 常に静電容量、電圧、明確な極性インジケータがマーキングされています。
成型されたSMDタンタルコンデンサで、パッケージ形状を示しています
3. アルミ電解コンデンサ(SMD V-Chips)
表面実装ベースに実装された円筒形の極性コンデンサです。
● 外観: 正方形の黒いプラスチックベースの上に置かれた円筒形の金属「缶」です。
● 主な用途: バルクエネルギー貯蔵のための非常に高い静電容量。通常、電源の入力または出力に使用されます。
● マーキング: 常に静電容量、電圧、明確な極性インジケータがマーキングされています。
SMDアルミ電解コンデンサ、V-Chipsとしても知られており、金属缶とプラスチックベースを示しています
ステップ2:「マーキングなし」ルール – 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の識別方法
これが最も重要な教訓です: 目にするコンデンサの90%以上はMLCCであり、製造上の理由からマーキングがありません。
MLCCは、セラミック誘電体と金属電極を積層し、1000°C以上で焼成してセラミックを焼結して作られます。この強熱はマーキングを破壊します。焼成後にマーキングを適用することは、数十億単位で生産される部品には高価で遅いステップです。
では、マーキングのないコンデンサをどう識別するのか? 視覚的には識別しません。部品表(BOM)が唯一の真実です。
このため、設計文書が重要です。104 (0.1µF) と指定されたコンデンサが50VのC0G誘電体の場合、物理的に10VのX7Rとして指定された104 (0.1µF) と区別できません。一方はフィルター用の安定した高性能部品であり、もう一方は一般的なデカップリングキャップです。違いを知ることができるのは、BOMと組立パートナーだけです。
マーキングなし仕様:誘電体コードの説明 – C0G vs X7R vs Y5V
MLCCの最も重要な仕様で、BOMにのみ記載されているのが誘電体です。
| 誘電体 | クラス | 主な特性 |
|---|---|---|
| C0G (NP0) | クラス1 | 超高精度。静電容量は温度、電圧、時間で変化しません。フィルター、オシレータ、RF回路に使用されます。 |
| X7R | クラス2 | 安定性が高い。デカップリングや一般用途に適しています。静電容量は温度と電圧で変化する可能性があります(±15%)。 |
| Y5V | クラス2 | 一般用途。小さなサイズで高静電容量ですが、値は温度範囲で80%低下する可能性があります(安定性が低い)。非クリティカルなバルクデカップリング専用です。 |
ステップ3:タンタルおよび電解コンデンサのSMDコンデンサコードの読み方(マーキングあり)
タンタルおよびアルミ電解(V-Chips)のコードは一定で、これが極性と異常に高い値の理由です。正確な識別も重要です。以下にデコード方法を説明します。
#A. 静電容量値:3桁コードと明記された単位
1. 明記された単位: 大きなV-Chipsでは、値が直接印刷されていることがよくあります(例: 100µF 16V)。古い慣例からの2つの一般的な癖に注意してください。
● MFD: 部品や回路図でµF(マイクロファラッド)を意味するために使用されることがよくあります。
● MF: これもµF(マイクロファラッド)を意味するために一般的に使用されます。mFは技術的に「ミリファラッド」を意味しますが、この単位はめったに使用されません。
2. 3桁コード: これが最も一般的なシステムです。基本単位は常にピコファラッド(pF)です。
形式: XXY = XX * 10Y pF。
● 104 = 10 x 104 pF = 100,000 pF = 100 nF = 0.1µF
● 106 = 10 x 106 pF = 10,000,000 pF = 10,000 nF = 10µF
● 227 = 22 x 107 pF = 22,000,000 pF = 22,000 nF = 220µF
#B. 電圧定格:EIA文字コード
1文字で最大直流電圧定格が指定されます。
| 文字 | 電圧(V) | 文字 | 電圧(V) |
|---|---|---|---|
| f | 4V | C | 16V |
| j | 6.3V | D | 20V |
| A | 10V | E | 25V |
| B | 12V | V | 35V |
一般的なタンタルコンデンサ電圧コード
例:107A
● 値: 107 -> 10 x 107 pF = 100µF
● 電圧: A -> 10V
● 結果: 100µF、10Vコンデンサ
107Aとマーキングされたタンタルコンデンサ(メーカーコード:00FP3)
#C. 許容差:文字コード
許容差の文字コードも表示されることがあります。
| コード | 許容差 |
|---|---|
| J | ±5% |
| K | ±10% |
| M | ±20% |
| Z | +80%、-20%(Y5Vで一般的) |
一般的なコンデンサ許容差コード
ステップ4:極性 – SMDコンデンサで最も重要なマーキング
このルールを決して破ってはいけません。極性コンデンサを間違った方向に実装すると、故障、短絡、回路基板の燃焼につながる可能性があります。
SMDコンデンサ極性の比較:タンタルコンデンサは正極バー、V-Chipは負極ストライプです。
タンタルコンデンサ極性マーキング
● パッケージのバー、ストライプ、または面取りは正極(アノード)側を示します。
● 警告: これはスルーホール電解コンデンサと逆です。SMT初心者が陥る共通の「落とし穴」です。
アルミ電解(V-Chip)極性マーキング
● プラスチックベースの黒い影付き領域、および多くの場合缶の一致するストライプは、負極(カソード)側を示します。
トラブルシューティングガイド:一般的なSMDコンデンサ識別問題の解決
これらのルールでも、困難な状況に遭遇します。以下に一般的な問題の解決策を示します。
課題1:回路内でマーキングなしMLCCを測定する
● 問題: マルチメータでマーキングなし0.1uF (104) デカップリングコンデンサを測定しようとしましたが、回路内の読み取り値は2.5uFでした。
● 解決策: 電源レール全体を測定しています。LCRメータは、ターゲットキャップと他のすべてのデカップリングキャップ、さらにはICの内部容量を並列で見ています。信頼できる測定方法は、回路の残りから部品を分離するために、コンポーネントの少なくとも片側をはんだ外すことです。
課題2:タンタル対電解コンデンサの極性混乱
● 問題: ジュニアエンジニアが故障したタンタルコンデンサを交換し、値と電圧を一致させましたが、ストライプを「負極」側に向けて新しい部品を実装しました。ボードは電源オンになり、新しいキャップが破裂しました。
● 解決策: ルールを暗記する必要があります:タンタルコンデンサのストライプは正極です。アルミ電解(スルーホールまたはV-Chip)のストライプは負極です。部品タイプを常に再確認してください。
課題3:色をコードと仮定する
● 問題: 2つの0603 MLCCを見て、1つはベージュ、もう1つは灰色で、異なる値または誘電体があると仮定しました。
● 解決策: そうではないかもしれません。MLCCの色は、メーカーの特定のセラミックや電極材料の結果です。値、電圧、または誘電体の標準化されたインジケータではありません。BOMのみを信頼してください。
課題4:不可解な古い回路図
● 問題: 修理回路図で「10MF」コンデンサが要求されています。
● 解決策: これはほぼ確実に10µF(マイクロファラッド)を意味します。マイクロファラッドのレガシー「MFD」または「MF」マーキングは、古い文書や部品で非常に一般的です。ミリファラッド(mF)単位は、標準的な回路設計ではめったに使用されません。
結論
マーキングなしコンデンサ(MLCC)の90%については、文書が唯一の解決策です。BOM、組立データ、PCBAプロバイダーを信頼してください。マーキングされている10%(タンタルおよびV-Chips)については、SMDコンデンサコードが値の鍵であり、極性ストライプが実装方向の重要なガイドです。
マーキングなしキャップに設計を殺させないでください。
あの小さなベージュのMLCCは、単なる104以上のものです。精密フィルター用の50V C0Gですか、それとも単純なデカップリング用の10V X7Rですか?パッケージは教えてくれませんが、BOMは教えてくれます。
JLCPCBでは、PCBAサービスはBOMの整合性を重視して構築されています。巨大な部品ライブラリに対して部品を検証し、指定された正確な誘電体(C0G、X7R)、電圧、許容差が機械精度で実装されることを確認します。
ガーバーとBOMをアップロードして、即座にPCBA見積もりを取得
SMDコンデンサコードに関するFAQ
Q1:C0GとNP0の違いは何ですか?
同じものです。C0GはEIAコードであり、NP0(ネガティブ・ポジティブ・ゼロ)は業界名です。両方とも同じ超高精度、クラス1誘電体を指します。
Q2:コンデンサのESR(等価直列抵抗)はマーキングされていますか?
いいえ、ESRは重要なマーキングなしパラメータであり、データシートでのみ見つけることができます。電源では、低ESRコンデンサがリップル電流を処理し、安定性を確保するために必要です。ESRが高い一般用途コンデンサは、その用途で過熱し、故障します。
Q3:小さなキャップにA4のような2文字コードが見えますが、これは何ですか?
これは、高精度コンデンサ用の代替であまり一般的ではない標準(EIA-198)です。文字は有効数字を表し、数字は乗数です。例えば、A = 1.0、B = 1.1、C = 1.2など。数字4 = 10,000。したがって、A4は1.0 * 10,000 = 10,000 pF、または10nFです。
Q4:タンタルコンデンサの「ケースコード」AやBとはどういう意味ですか?
これは、成型タンタルパッケージの物理的寸法(長さx幅x高さ)を定義する標準化されたコード(例:EIA-535-BAAC)です。例えば、「A」ケースは3.2 x 1.6 x 1.6 mm、「B」ケースは3.5 x 2.8 x 1.9 mmです。これは、部品がPCBフットプリントに物理的に適合することを保証するために重要です。
Q5:DCリークはどうですか?コードの一部ですか?
いいえ、DCリークも重要なデータシートのみのパラメータです。直流電圧が印加されたときにコンデンサを流れる小さな電流量です。低電力、バッテリ駆動の組み込みシステムでは、リークが非常に低い部品(MLCCなど)をタンタルよりも選択します。タンタルは、より高い(それでも小さい)リークを持っています。これは設計レベルの決定であり、識別コードではありません。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......