PCB組立の基礎と実践的ヒント
組立フロー、はんだ付け技術、装置の基礎、PCBA製造品質を向上させるための実践的なヒントなど、PCB組立の重要概念を解説します。
注目記事
基礎・ヒント
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
May 15, 2026
最新記事
基礎・ヒント
はんだ付け用フラックスとは?種類・用途・使い方を徹底解説
はんだ付け用フラックスは、金属表面の酸化物を除去し、はんだの流動性(ぬれ性)を向上させ、加熱中の再酸化を防止する化学洗浄剤です。電子機器やPCB実装において、強固で信頼性の高い電気的接続を形成するために使用されます。 断線した配線の修理でも、プリント基板(PCB)の組み立てでも、良好なはんだ接合を形成することが重要です。はんだ付け用フラックスは、金属表面を洗浄し、はんだの流動性を高め、加熱中の酸化を防ぐという重要な役割を果たします。 本記事では、はんだ付け用フラックスとは何か、なぜ必要なのか、どのような化学的作用を持つのか、どのような種類があるのか、さらに電子機器の修理やPCB実装で正しく使用する方法について解説します。 はんだ付け用フラックスとは はんだ付けに使用するフラックスとは、松脂由来のロジンや合成材料などから作られ、はんだ付けの前および作業中に使用される化合物です。部品の端子やPCBパッドの金属表面を清浄化し、溶融はんだと良好に接合できる状態に整えます。 電子機器のはんだ付けにフラックスが不可欠な理由 金属を空気にさらすと、表面には目に見えない酸化皮膜が自然に形成されます。はんだは酸化し......
Sep 09, 2026
基礎・ヒント
環境試験入門:温度・湿度・塩霧試験を想定した電子工作基板の設計
作成した基板を屋外や工場、沿岸地域など過酷な環境で長く使うためには、設計段階で環境試験を想定した対策を入れておくことが重要です。本記事では、代表的な環境試験である「温度試験」「湿度試験」「塩霧試験」を中心に、初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、基板設計で押さえるべきポイントと、実務的な対策を解説します。 この記事の対象と目的 対象は電子工作初心者から中級者で、屋外機器や産業用途などで基板を使う予定がある方です。目的は、各種環境ストレスが基板に与える影響を理解し、設計上の具体的な対策(材料選定、レイアウト、保護処理、試験準備)を実装できるようにすることです。 環境試験の種類と基礎知識 温度試験とは 温度試験は高温や低温、あるいは温度の急変化に基板や部品が耐えられるかを確認する試験です。温度変化により材料の熱膨張差(ねつぼうちょうさ:異なる材料が温度で伸び縮みする量の差)が生じ、はんだ割れや部品の剥離、コネクタの接触不良を引き起こすことがあります。温度サイクル試験や高温保存試験など、目的に応じた試験方法が用意されています。試験規格としては国内ではJIS、国際規格ではIECなどが参照されます。......
May 26, 2026
基礎・ヒント
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ
SMD LEDの極性の見分け方:マーキング、テスト、PCBのコツ 表面実装型LED部品は電子設計の至る所に存在し、単純な電源インジケータから複雑な照明アレイまで幅広く使われています。標準的な抵抗器とは異なり、LEDは分極を持つダイオードです。SMD LEDの極性を正確に識別することは、プロトタイプのトラブルシューティングおよび量産基板組立において極めて重要です。 逆接続されたLEDは光を出力せず、回路パスを断ち、さらに逆電圧が部品の最大定格(ほとんどのインジケータLEDで5V以下)を超えるとダイオードが破損する可能性があります。 本ガイドでは、物理的なマーキング、マルチメータ、標準的なPCBフットプリントインジケータ、業界のベストプラクティスを用いてSMD LEDの極性を識別する方法を説明します。 図:プリント基板上で正しく実装された点灯するSMD LEDと、逆接続により動作しないSMD LEDの比較。 SMD LEDの極性とは? LEDは電流を一方向にしか流さない半導体PN接合です。 アノードとカソードの説明 SMD LEDのアノードとカソードの関係を理解するには、2つの端子を識別する必要があり......
May 15, 2026
基礎・ヒント
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド
ArduinoでBluetooth制御カーを作る方法:ステップバイステップガイド このチュートリアルでは、特別に設計されたPCBA(プリント基板実装)上にArduino Nanoモジュールを搭載した二輪Bluetooth RCカーの、完全なエンジニアリングと実装を詳しく解説します。 多くのホビーヤーはブレッドボード上でジャンパワイヤを使ってモーターやBluetoothモジュールを配線することから始めますが、この方法は接続の脱落や信号ノイズの問題が起きやすいです。このガイドでは、プロフェッショナルなメインボードの設計方法を学ぶことで、そうした問題を解決します。 主な設計特徴: ● コントローラ: Arduino Nanoをプラグインモジュールとして使用。 ● 駆動システム: 差動駆動用に設定された2個のN20 DCギアモーター。 ● ドライバ: 表面実装TB6612FNG MOSFETベースドライバ。 ● 製造: 信頼性のためにプロフェッショナルに実装された [PCB実装サービス → JLCPCB PCBA]。 ステップ1: Arduino Bluetoothカーの機械・電気システムを定義する 差動......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
プロ並みのはんだごて先の掃除法:必要な道具、手順、コツ
電子製造の世界では、最も簡単なDIYプロジェクトから複雑な航空宇宙プロトタイピングに至るまで、はんだごてのこて先(または「ビット」)は最も重要なインターフェースです。これは、発熱体からはんだ接合部へエネルギーを伝達する熱チェーンの最終リンクです。それにもかかわらず、作業台で最も見落とされがちな工具でもあります。 多くのエンジニアは、はんだステーションの品質(ワット数、温度安定性、立ち上がり時間)を重視する一方で、こて先自体の状態を無視しています。酸化した、ピットができた、または汚れたこて先は熱的障壁を作り出します。ステーションがいかに高価であっても、こて先が適切に濡れなければ、熱伝達は非効率となり、不良接合とフラストレーションの原因となります。 このガイドでは、はんだごてのこて先を正しく清掃する方法を詳しく示します。見た目を光沢にするだけでなく、効率的な熱伝達を回復し、こて先の早期劣化を防ぐための方法です。 はんだごてのこて先形状の比較:円錐形、ベveled、チゼルタイプが異なる熱接触面積を示しています。 注意:すぐに答えを知りたい場合は、以下のステップバイステップの清掃セクションにジャンプしてく......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション
さまざまなプロトボードのタイプを探る:はんだ付きとはんだレスのオプション プロトボードは、回路の試作と実験のためのプラットフォームを提供することで、電子機器の世界において重要な役割を果たしています。プロトボードには、はんだ付けタイプとソケットタイプの2つの主要な種類があります。それぞれのタイプには独自の利点と考慮事項があります。この記事では、これら2つのプロトボードの違い、それぞれの特徴、最適な使用例について探ります。利用可能なオプションを理解することで、回路試作のニーズに合わせて賢明な判断ができます。 はんだ付けプロトボード: はんだ付けプロトボードは、その名の通り、部品を接続するにはんだ付けが必要です。これらのプロトボードは通常、部品をはんだ付けするための予め穴が開いたパッドが配置されています。以下に考慮すべき重要なポイントを示します。 利点: 耐久性と安定性:はんだ付けされた接続は、振動や動きに対する頑強さで知られています。 永久回路設計:はんだ付けプロトボードは、長期的な安定性と信頼性が求められる回路の作成に最適です。 高周波アプリケーションに適している:はんだ付け接続は信号の整合性に優れ......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
スルーホール技術の将来動向
スルーホール技術は、数十年にわたり電子部品実装の基盤となってきました。その信頼性、耐久性、使いやすさは、様々な産業における好ましい選択肢となっています。電子産業が進化し続ける中、スルーホール技術もPCB設計と実装の変化するニーズに対応するために適応しています。本記事では、スルーホール部品について包括的なレビューを提供し、その種類、製造プロセス、産業用途を検討します。さらに、スルーホール技術の未来を探り、PCB設計・製造に影響を与える新たな発展、イノベーション、トレンドについて議論します。 スルーホール部品の理解 スルーホール部品は、プリント基板(PCB)に予め開けられた穴に挿入され、反対側はんだ付けされることで電気的接続を確立する電子部品です。機械的安定性と堅牢な電気接続を提供し、耐久性と信頼性が求められるアプリケーションに適しています。 スルーホール部品の種類 スルーホール技術は、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、コネクタなど、幅広い部品を包含しています。これらの部品は様々な形状係数で利用可能であり、異なる実装オプションと組立ての容易さを可能にします。各タイプの部品は独自の構造と機能......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
JLCPCBにおける包括的なPCB組立プロセスガイド:効率的で信頼性の高いPCB製造
JLCPCBにおける包括的なPCB組立プロセスガイド:効率的で信頼性の高いPCB製造 実装可能な回路基板を作る上で最も重要な要因の1つは、組立技術およびプロセスです。この工程は管理され、慎重に実行される必要があり、最終的に製造されるデバイスの健全性を保証します。JLCPCBは、各コンポーネントをその能力に基づいて基板上の配置位置にハンダ付けする全工程を担当することでPCB組立を提供し、エンジニアや企業の時間を大幅に節約します。 PCB組立プロセスはPCB製造の直後に行われ、コンポーネントの露出したパッドに必要な量のハンダペーストを塗布した後、次のリフロー工程のためにコンポーネントを配置し、回路組立を完成させます。こちらからPCB製造に関する総合ガイドをご確認いただけます。 JLCPCBにおけるPCB組立: JLCPCBのPCB組立サービスは、お客様の電子機器製造ニーズを満たす信頼性が高く効率的なオプションであり、手頃な価格で高品質な組立を提供することで、すべてのエンジニアの選択肢のトップに立つPCBAサービスです。 組立保証が多ければ多いほど回路基板の有効性が高まる、それがJLCPCB PCBAサ......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
バンドから値へ:抵抗器のカラーコードの読み方
バンドから値へ:抵抗器のカラーコードの読み方 抵抗器は電子回路の重要な部品であり、電流の流れを制御します。抵抗器はさまざまな値、形状、物理的サイズで提供されています。実際には、2ワットまでの定格電力を持つほとんどすべてのリード付き抵抗器に、このような色帯のパターンがあります。抵抗器の本体にある色帯は、抵抗値、許容差、場合によっては温度係数に関する重要な情報を伝えます。 抵抗器には3本から6本の色帯があり、最も一般的なのは4本帯です。最初の帯は通常抵抗値の桁を示し、続く乗算帯で小数点の位置を調整します。最後の帯は許容差レベルと温度係数を示します。詳細な電子機器の説明については、新しい記事をご覧ください。 抵抗器の色コードとは? 抵抗器の色コードは、抵抗値と許容差を表すために抵抗器本体に色帯を用いた標準化されたシステムです。各色は数字に対応しており、抵抗値をオーム(Ω)で特定するのに役立ちます。各色帯の意味と計算方法を理解すれば、抵抗器の色コードの読み取りは簡単です。以下に抵抗器の色コードの詳細を示す簡単なチャートがあります: 4本帯抵抗器の色コード: 4本帯抵抗器の最初の2本の帯は、抵抗値の最初と2......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
PCBおよびSMT実装におけるフィジューシャルマーク:精度と設計ルールの完全ガイド
最新のプリント基板(PCB)は複雑で、0.4 mmピッチのボール・グリッド・アレイ(BGA)、0201サイズのチップ部品、微細ピッチのQFN(Quad Flat No-Lead)パッケージといった高密度部品を実装しています。この高度な製造環境では、マイクロメートル単位の実装精度を達成することが不可欠です。 自動化製造における大きな課題は、1時間に数千個の部品を扱う実装機が、いかにしてPCBを正確に位置特定するかです。コンベア上の基板は理論上の完璧な位置に来ることはなく、わずかな物理的オフセット(水平・垂直シフト、回転歪み)が常に生じます。微細ピッチ部品では0.1 mmの誤差でも実装不良を招きます。 フィジューシャルマークはSMT実装に的確なソリューションを提供します。これらの精密な円形銅パッドは、ビジョンシステムにとって“GPS座標”の役割を果たし、はんだペースト塗布や部品実装前の基板位置合わせに必須の基準点となります。 本記事は、フィジューシャルマークの機能・種類・ flawless なSMT実装に不可欠な標準設計ルールを網羅した技術ガイドです。この精度は堅牢な設計と高度な製造を要します。高品質......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
PCBAの究極ガイド:エレクトロニクス愛好家のためのプロセス、タイプ、テクニック
PCBAの究極ガイド:エレクトロニクス愛好家のためのプロセス、タイプ、テクニック 電子機器の需要が増加し続ける中、プリント基板実装(PCBA)の複雑性を理解することはますます重要になっています。この総合ガイドでは、PCBAプロセスの詳細、PCB実装の種類、そして関わる様々なテクニックやコツについて深く掘り下げます。また、PCBAが電子機器においてどういう意味を持つのかも解説し、この重要な構成要素について徹底的に理解できるようにします。 電子機器におけるPCBAとは何か? PCBAはPrinted Circuit Board Assembly(プリント基板実装)の略で、プリント基板(PCB)に電子部品をはんだ付けして機能的な回路を作るプロセスを指します。PCBは電子機器のバックボーンのようなもので、部品の設置基盤となり、部品間の接続を可能にします。実装プロセスでは部品を基板にはんだ付けし、この完成した実装体をPCBAと呼びます。 さらに詳しく: PCB vs PCBA:違いは何か、プロジェクトに適したサービスの選び方 PCB実装の種類 要求仕様、予算、複雑さのレベルに応じて、いくつかのPCB実装タイ......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
PCB vs PCBA:違いとは何か、プロジェクトに適したサービスの選び方
PCB vs PCBA:違いとは何か、プロジェクトに適したサービスの選び方 電子業界では、PCB と PCBA はしばしば混同されますが、両者はハードウェア製造工程において明確に異なる段階を表しています。エンジニアやプロダクトデザイナーは、ベアプリント基板(PCB)と完全に実装されたプリント基板実装品(PCBA)の意味を明確に区別しておく必要があります。 つまり、こういうことです: PCB はベアボード――銅がエッチングされただけで部品は実装されていません。 PCBA は完全に実装された基板――テストも出荷も可能な状態です。 この違いは重要であり、想像以上に大きな影響を与えます。PCB 単体を調達するか PCBA 一式を調達するかの選択は、スタックアップの好み、部品調達の可否、テストカバレッジ、コストモデル、物流、歩留まりに至るまで、ワークフローのあらゆる要素に影響します。 計画を怠ると費用が膨張します:ベンチ上のEテストでは合格しても、組立ラインで失敗する、 land pattern が不適切、熱対策が不十分、部品調達の差異などが原因で歩留まりが落ちる可能性があります。品質の高い PCBA パー......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
5つの重要なステップで初めてのカスタムPCBAを成功させる
ベアプリント基板(PCB)から完全に実装されたPCBAへと設計を移行することは、あらゆる電子機器プロジェクトにおいて重要なマイルストーンです。これは、理論的な設計が実際に動作するハードウェアとなる瞬間です。 この記事では、初めてのカスタムPCBAを作成・発注するための最も重要な5つのステップを学びます。工程全体を詳細に解説し、確実に成功へと導きます。JLCPCBのような統合型PCB組立メーカーを活用することで、PCB製造から最終組立までの物流を合理化し、市場投入までの時間を短縮できます。 明確なロードマップを提供するため、以下に詳しく解説する5つの主要ステージを示します: 1. 設計の最終確定とファイル生成:不可欠なGerber、BOM、CPL(部品実装リスト)ファイルを準備。 2. 部品調達戦略:包括的ターンキーPCB組立と委託PCB組立サービスの選択。 3. DFMレビューと見積もり:製造可能性のための設計検証と即時見積もりの取得。 4. 自動化製造プロセス:基板がプロフェッショナルに組立てられる工程の詳細。 5. 品質管理、テスト、納品:機能する製品を保証する最終チェック。 ステップ1:カス......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
PCB組立のためのDFMおよびDFAガイドライン:エラーを防ぎ製造性を向上させる主要な設計ルール
PCB組立のためのDFMおよびDFAガイドライン:エラーを防ぎ製造性を向上させる主要な設計ルール Design for Manufacturing(DFM)とは、製造しやすいように製品を設計する重要な手法です。電子機器の世界では、EDAソフト上の理論的な回路図と、物理的に量産可能で信頼性の高いPCBAを結ぶ架け橋となります。設計プロセスの最初からDFM原則を組み込むことは、コストのかかる生産停止、悩ましい基板の再設計、壊滅的な実装不良を防ぐ最も効果的な方法です。 DFMを「設計者であるあなた」と「製造装置」の対話と捉えてください。DFMルールを守ることで、PCB設計が製造・実装機械の「言語」を話せるようにします。幸い、JLCPCBのようなモダンなPCB製造・実装パートナーは、高度な自動化ツールでこのプロセスを容易にしています。JLCPCBの無料・即座のDFM解析ツールは、PCB/PCBA注文前に設計ファイルを自動でチェックし、潜在的な問題を検出します。 実装可能なPCB設計を保証するDesign for Manufacturing(DFM)ルールのキーポイント DFMの最初のセクションでは生のPC......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
高品質なSMTはんだ付けのためのPCB設計10選
高品質なSMTはんだ付けのためのPCB設計10選 表面実装技術(SMT)はんだ付けの欠陥、ブリッジ、トムストーン、開放ジョイントなどは、ランダムな生産エラーではありません。これらはプリント基板設計の一部なのです。 これらの根本的なPCB設計の欠陥は、手戻りの増大、検証試験の失敗、現地での重大な故障、プロジェクトの遅延といった高コストな問題を引き起こします。 本記事では、製造性設計(DFM)原則に基づき、はんだ付け結果を改善する10の技術的なPCB設計テクニックを紹介します。これらは実装可能な変更で、量産前にECADソフト上で行うことで、高品質・高歩留まりのSMT実装が可能になります。複雑な高密度基板を手掛ける経験豊富なエンジニアも、初めてのSMT実装プロジェクトに挑戦するホビーユーザーも、これらのDFM原則を習得することが信頼性の高い堅牢なSMT実装には不可欠です。 PCB設計と成功したSMTはんだ付け:不可欠な関係 なぜPCB設計がこれほど重要なのかを理解するために、SMTはんだ付けプロセスを簡単に可視化してみましょう。 1. ステンシルを使って、基板のパッド上に正確にはんだペーストを印刷します......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
PCB組立に必要なファイル:チェックリスト
お客様のPCB設計はEDAソフト上では完璧に見えるかもしれません。配線は正しく引かれ、部品は適切に配置され、シミュレーションも合格しています。しかし、この完成した設計はまだデジタル概念に過ぎません。最も重要なステップは、そのデジタルファイル群をSMT実装(表面実装技術)によって物理的に機能する基板に変換することです。 エクスポートしたPCBファイルに部品フットプリントの不一致、回転角度の誤り、ソルダペースト層の欠落など、たった1つのエラーが存在するだけでも、重大な問題を引き起こします。これらの問題は自動SMTラインを停止させ、高コストの手作業による修正、あるいは機能しない基板のロットを生む原因となります。 本技術ガイドでは、高速・低コスト・高歩留まりのSMT実装に必要な正確なPCBファイルパッケージを適切に準備する方法を、各必須要素ごとに段階的に解説します。データ入力の正確さが、完成したハードウェアの品質・速度・総コストを直接決定します。 PCB実装注文に必須の「ビッグ3」ファイル ベアボードのPCB製造注文ではGerberファイルのみで済みますが、完全なターンキーSMT実装注文には3つの独立した......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスとは? 簡単選択ガイド
電子機器のはんだ付けに最適なフラックスを選ぶことは、信頼性の高いはんだ接合部を得るために重要でありながらも見落とされがちな要素です。業界調査によれば、はんだ付け不良の3分の1以上、約35%が不適切なフラックス選択または誤った塗布に起因しています。 PCBプロトタイピング時の手作業はんだ付けを行う場合でも、大量の表面実装技術(SMT)生産ラインを運用する場合でも、フラックスの化学特性、アクティビティレベル、分類を明確に理解することで、一貫して高品質な結果を達成できます。適切なフラックスを選択することで、濡れ性と接合部の完全性が向上するだけでなく、リワーク、残渣に関連する故障、長期信頼性のリスクも削減されます。 FR-4 PCB上でフラックスを使用した適切な濡れ性と、フラックスなしでの酸化を比較した顕微鏡はんだ接合部写真 電子機器のはんだ付けに最適なフラックスとは? すべての電子機器のはんだ付けに万能の「最適」フラックスは存在しません。最適な選択は、実装方法、信頼性クラス、クリーニング要件によって異なります: ● SMT大量生産(標準PCBA) → ノークリーンフラックス(REL0 / ORL0) 安......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
PCB vs PCBA:知っておくべき主な違い!
PCB(プリント回路板)とPCBA(プリント回路板実装)の違いを理解することは、電子設計・製造に携わるすべての人にとって基本中の基本です。PCBとPCBAは、電子製品の開発における2つの異なる段階を指します。前者はベアボード(素板)、後者は完全に実装され機能する回路です。 本ガイドでは、両者の主な違いを解説し、それぞれの製造方法を探り、なぜ両方が現代の電子機器の性能と信頼性に不可欠なのかを説明します。 PCBとは? プリント回路板(PCB)は、絶縁材料でできた剛性またはフレキシブルな基板で、導電性の銅トレースが印刷またはエッチングされてパターン化されています。 電子部品を実装する物理的なプラットフォームとして機能し、部品間の電気的接続を提供します。部品が実装される前の状態は「ベアボード」と呼ばれます。 ベアPCBは、電子実装において以下の2つの根本的かつ重要な役割を果たします。 1. 機械的サポート:さまざまなサイズ・重量の部品を確実に固定する頑丈で安定した基盤を提供し、振動による損傷を防ぎ、PCB実装全体の構造的完全性を確保します。 2. 電気的接続:点対点配線という混沌で信頼性の低い方法を、精......
Feb 13, 2026
基礎・ヒント
2層基板で信頼性の高いESP32モジュールPCBを設計・組み立てる方法
多くのエンジニアが、初めてESP32のPCBを設計する際に、アンテナの問題、電源の不安定性、SMTの欠陥などにより失敗します。 ESP32モジュールを使ったカスタム基板の設計は、カスタマイズ性と製造のしやすさのバランスを見事に両立させます。チップダウン設計とは異なり、モジュールには水晶振動子、フラッシュメモリ、RF整合回路が統合されており、PCBAのリスクを大幅に軽減します。 それでも、SMDパッケージ(例:ESP32-S2-WROOMモジュール)は、JLCPCB SMTにおいて独自の課題を伴います。主な懸念事項は、金パッドのウィッキング、大型RFシールドの熱管理、および実装工程によるオンボードPCBアンテナ性能の劣化の可能性です。 本ガイドでは、2層基板で信頼性の高いESP32-S2モジュールPCBを設計する方法を示します。 ステップ1 ESP32モジュールの回路図を設計する ESP32 SMDモジュールを使用すると、外部クロックやRFパッシブが不要になり、BOMが簡素化されます。PCBAの観点では、回路図の段階でコスト、調達の安定性、実装歩留まりが決まります。 1.1 ESP32モジュール設計......
Feb 12, 2026
- 1
- 2