基板・電子部品の基礎知識|基板の部品と実装をわかりやすく解説
1 min
- Q&A
電子機器の心臓部である基板と電子部品。スマートフォンから家電製品まで、あらゆる電子製品に欠かせない存在です。
本記事では、基板・電子部品の基礎から実装方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

基盤と電子部品の基本知識
基板(プリント基板・PCB)は、電子部品を搭載し電気的に接続するための板状の部品です。絶縁性の基材表面に銅箔で配線パターンを形成したもので、電子回路の土台となります。
電子部品の種類(抵抗・コンデンサ・ICなど)
基板に実装される電子部品には様々な種類があります。
受動部品(抵抗・コンデンサ・インダクタ)は電流制限や電圧安定化を担い、能動部品(IC・トランジスタ・ダイオード)はスイッチングや演算処理を行います。
基盤と電子部品がどのように機能するのか
基板上の配線パターンが電子部品を接続し、設計された電気回路を形成します。
電源から供給された電力が配線を通じて各部品に流れ、それぞれが設計通りの機能を発揮することで、全体として意図された動作を実現します。
基板の部品とは?構成要素を詳しく解説
実際の基板には用途に応じて様々な部品が組み合わされます。
電源関連部品(電源IC・レギュレータ・コンデンサ)、信号処理部品(マイコン・メモリIC)、インターフェース部品(コネクタ・LED)、保護部品(ヒューズ・ESD保護素子)などが代表的です。
部品配置(レイアウト)が性能に与える影響
基板上の部品配置は製品性能に大きく影響します。
配線が長いと信号遅延やノイズが発生し、発熱部品の密集は過熱の原因となります。適切なレイアウト設計が製品の信頼性を左右するため、注意しましょう。
基板設計と部品選定の基本的な考え方
効果的な基板設計には、電気的仕様(動作電圧・周波数特性)、物理的サイズ、コスト、信頼性、入手性を考慮した部品選定が必要です。KiCadやEasyEDAなどの設計ツールを使用することで、回路設計から配線パターン作成まで効率的に行えます。
基板の実装とは?電子部品を機能させる重要工程

基板実装とは、設計された回路図に基づいて実際の基板に電子部品を取り付け、電気的・機械的に接続する工程です。
はんだペースト印刷、部品配置、リフロー加熱、検査という流れで進められます。
なぜ基板の実装が必要なのか
設計データを物理的な製品に変換し、部品と基板を確実にはんだ付けして電気的接続を確立し、振動や衝撃に耐える機械的強度を確保するのが実装工程の役割です。
実装品質が製品性能・信頼性に与える影響
はんだ不良は接触不良を、部品ズレはショート回路を引き起こします。
JLCPCBなどの実装サービスでは、自動化設備と厳格な品質管理により高品質な実装を実現しています。
基板実装の主な方法|SMTとスルーホール実装
SMT(表面実装)は、基板表面に直接部品を実装する方法です。小型部品による高密度実装が可能で、自動化による高速・大量生産に適しているため、現代の電子機器製造で主流となっています。
スルーホール実装(THT)の特徴
スルーホール実装は、基板の穴に部品のリード線を通してはんだ付けする従来型の方法です。機械的強度が高く振動・衝撃に強いため、コネクタ類や大電流を扱う電源関連部品に適しています。
基板の種類・用途による実装方法の選び方
小型・軽量化が重要な製品や大量生産にはSMTが適し、機械的強度が重要な産業機器や車載機器にはスルーホール実装が向いています。実際には、一般部品はSMT、コネクタはスルーホールといった混載実装が一般的です。
基板・電子部品・実装の関係性を理解しよう

電子製品開発は、回路設計→基板レイアウト設計→基板製造→部品調達→基板実装→検査・テスト→最終組立という流れで進みます。
各工程が密接に関連しており、設計段階から実装を考慮することが重要です。
電子部品選定が実装工程に与える影響
部品のパッケージサイズは実装技術とコストに影響します。標準サイズ(0603、0805など)は一般的な実装設備で対応可能ですが、極小部品は高度な技術が必要です。
試作・量産で注意すべきポイント
試作段階では部品の入手性確認と実装方法の検証が重要です。量産段階では部品の安定供給、実装の自動化、歩留まり向上に注力します。JLCPCBでは試作から量産まで一貫サポートしており、設計データをアップロードするだけで高品質な製品を短納期で提供しています。
Q&A
Q: 基板と基盤の違いは何ですか? A: 「基板」は電子回路の土台となるプリント基板を指す正しい表記です。「基盤」は基礎や土台を意味する一般的な言葉です。
Q: SMTとスルーホール実装、どちらが初心者向けですか? A: 手作業ならスルーホール実装が扱いやすいですが、専門業者に実装を依頼すれば初心者でもSMTで高品質な製品を得られます。
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......