This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

SMD抵抗値の読み方:コード、チャート、識別ガイド

初出公開日 Aug 24, 2026, 更新日 Aug 24, 2026

3 min

目次
  • SMD抵抗値の識別クイックチェックリスト
  • SMD抵抗値早見表
  • 一般的なSMD抵抗値の例
  • SMD抵抗パッケージサイズ
  • SMD抵抗コードの読み方(3桁、4桁、EIA-96)
  • SMD抵抗コードを読む際のよくある間違い
  • コードがない場合のSMD抵抗値の測定方法
  • JLCPCBでのPCBプロジェクト向けSMD抵抗器の調達と組み立て
  • よくある質問(FAQ)
  • 結論

SMD抵抗器の値は、チップ抵抗器の表面に印刷された数字または英数字のマーキングコードによって識別されます。これらのコードは、標準化された3桁、4桁、またはEIA-96システムを使用して、抵抗値をオーム単位で表します。

このガイドでは、3桁、4桁、およびEIA-96マーキングシステムを詳しく解説し、あらゆるSMD抵抗器を自信を持って解読、計算、交換できるようにします。

SMD抵抗値の識別クイックチェックリスト

SMD抵抗値を理解するには、チップに印刷されている標準化されたシステムを認識するだけです。

  1. 桁数を数える: 3桁(5%許容差)か4桁(1%許容差)か?
  2. 文字を確認する: 「R」(小数点)や「C」(EIA-96)のような文字があるか?
  3. 表を参照する: ルックアップテーブルを使用して計算を確認します。
  4. マーキングがない場合は測定する: 0402/0201パッケージを分離し、DMMでテストします。

SMD抵抗値早見表

以下は、3つのシステムすべてにわたる低抵抗値と高抵抗値のマーキングを含む、拡張されたクイックリファレンスチャートです。このチャートを使用して、抵抗値を再計算することなく、迅速にベンチ上で識別できます。

マーキングコード有効数字乗数計算値システムタイプ
10010× 10^0 (1)10 Ω3桁 (5%)
10110× 10^1 (10)100 Ω3桁 (5%)
22022× 10^0 (1)22 Ω3桁 (5%)
22122× 10^1 (10)220 Ω3桁 (5%)
33033× 10^0 (1)33 Ω3桁 (5%)
33133× 10^1 (10)330 Ω3桁 (5%)
68068× 10^0 (1)68 Ω3桁 (5%)
4R74.7N/A4.7 Ω小数コード
10310× 10^3 (1,000)10 kΩ3桁 (5%)
10410× 10^4 (10,000)100 kΩ3桁 (5%)
10510× 10^5 (100,000)1 MΩ3桁 (5%)
47247× 10^2 (100)4.7 kΩ3桁 (5%)
1002100× 10^2 (100)10 kΩ4桁 (1%)
01B100× 101 kΩEIA-96 (1%)
01C100× 10010 kΩEIA-96 (1%)

表: 3桁およびEIAコードを示すSMD抵抗値早見表

一般的なSMD抵抗値の例

以下の簡単な例は、一般的なSMD抵抗コードが実際の抵抗値にどのように変換されるかを説明しています。

これらのクイックリファレンスミニカードを使用して、最も頻繁に遭遇するSMD抵抗コードを分解してみましょう。102 抵抗値

  • 式: 10 × 102
  • 結果: 1000Ω (1kΩ)103 抵抗値
  • 式: 10 × 10³
  • 結果: 10,000Ω (10kΩ)104 抵抗値
  • 式: 10 × 10⁴
  • 結果: 100,000Ω (100kΩ)105 抵抗値
  • 式: 10 × 105
  • 結果: 1,000,000Ω (1MΩ)470 抵抗値
  • 式: 47 × 100
  • 結果: 47Ω (注:3桁目の「0」はゼロが追加されないことを意味します)472 抵抗値
  • 式: 47 × 10²
  • 結果: 4,700Ω (4.7kΩ)220 抵抗値
  • 式: 22 × 10⁰
  • 結果: 22 × 1 = 22Ω (注:3桁目の「0」はゼロが追加されないことを意味します)4R7 抵抗値
  • 式: 「R」は小数点を表します
  • 結果: 4.7Ω01C 抵抗値
  • 式: 「01」(100) × 乗数「C」(100) をルックアップ
  • 結果: 10,000Ω (10kΩ)000 抵抗マーキング
  • 式: N/A (ジャンパ)
  • 結果: 0Ω (信号のブリッジやハードウェア構成に使用)

SMD抵抗パッケージサイズ

SMD抵抗パッケージサイズは、使用されるマーキングシステムに影響を与えます。
エレクトロニクス業界では、部品の寸法を定義するために、一般的にインペリアルコード(1206、0805、0603など)が使用されています。小型パッケージにより、PCB配線密度が向上し、高周波設計における寄生インダクタンスとキャパシタンスの低減に役立ちます。

パッケージサイズは、定格電力やマーキングの視認性にも密接に関連しています。

  • 1206および0805パッケージ: 通常、3桁または4桁のコードでマーキングされる大型部品です。
    一般的な定格電力:1206 (~0.25W)、0805 (~0.125W)
  • 0603パッケージ: 標準サイズで、多くの場合、簡略化されたEIA-96コードでマーキングされます (~0.1W)。
  • 0402および0201パッケージ: 高密度電子機器向けの極小部品です。スペースの制約により、マーキングされることはほとんどありません (~0.062W)。これらを識別するには、回路図またはマルチメーターが必要です。

smd resistor package size comparison

図: SMD抵抗パッケージサイズの比較

SMD抵抗コードの読み方(3桁、4桁、EIA-96)

SMD抵抗値は、部品に印刷された標準化されたマーキングコードを使用して識別されます。

マーキングされたSMD抵抗器の大部分は、有効数字と乗数に基づく単純な数学的システムを使用しています。

一般式:

抵抗値 = 有効数字 × 10^(乗数)

このシステムは、抵抗器の製造許容差に基づいて2つのカテゴリに分けられます。

3桁システム(標準5%許容差)


標準精度のSMD抵抗器(通常5%許容差)に使用される3桁システムは簡単です。最初の2桁が有効数字を表し、3桁目が乗数(10のべき乗)です。

例えば、103 = 10 × 10³、つまり10kΩです。

10オーム未満の小数値の場合、文字「R」が小数点として機能します。例えば、4R7 = 4.7Ωです。

4桁システム(高精度1%許容差)

高精度抵抗器(通常1%許容差)に使用される4桁システムは、有効数字を1桁追加します。最初の3桁が有効数字で、4桁目が乗数です。

例えば、1002 = 100 × 10² = 10kΩです。

電源回路のサブオーム電流検出抵抗器の場合、「M」または「m」はミリオーム単位の小数点を表します。

例えば、0M50 = 0.05Ω (50mΩ) です。

3 digit and 4 digit SMD resistor marking codes

図: 3桁および4桁のSMD抵抗マーキングコードの段階的な計算。

EIA-96システム(0603以下の1%許容差)

小さな0603パッケージに4桁の読みやすい数字を印刷することは、物理的に実用的ではありません。電子工業会(EIA)は、EIA-96標準( IEC 60062標準マーキングコードに基づく)でこの問題を解決しました。

この簡略化された3文字コードは、1%許容差の抵抗器専用に使用され、解読には参照テーブルが必要です。

  • 最初の2つの数字(01から96): 標準化されたルックアップテーブルの基本値を示します(例:「01」= 100)。
  • 最後の文字: 数学的な乗数を表します(例:Z = ×0.001、A = ×1、B = ×10、C = ×100)。

EIA-96値を解読するには96個の基本コードを覚える必要があるため、エンジニアはルックアップチャートに頼っています。完全な表は、完全な抵抗マーキングリファレンスでご覧いただけます。

EIA96 resistor code identification

図:EIA96抵抗コードの識別

SMD抵抗コードを読む際のよくある間違い

経験豊富なエンジニアでも、特に小さなパッケージや汚染された部品を扱う場合、SMD抵抗コードを読み間違えることがあります。

SMD抵抗コードの読み間違いは、誤った抵抗値につながりやすく、回路の誤動作や信号ドリフトを引き起こす可能性があります。

  • 103と1003の混同: どちらも10kΩですが、103は5%許容差部品であり、1003は高精度1%部品です。取り違えると信号ドリフトが発生します。
  • 乗数の解釈ミス: 220を220オームと読むこと。最後の桁は10のべき乗です。(220は22オーム、221は220オームです)。
  • 「R」マーキングと許容差文字の混同: 4R7は4.7Ωを意味します。ただし、4R7Fと記載された部品は、4.7Ωで「F」が1%許容差を意味します。
  • フラックス残渣による誤読: 焦げたフラックスにより、3が8や0のように見え、悲惨な取り違えを引き起こす可能性があります。常に最初に部品を清掃してください。
  • 回路内での抵抗測定: 並列経路により、実際よりも低い値が表示されます。部品を分離するために、必ず片方のパッドを持ち上げてください。

コードがない場合のSMD抵抗値の測定方法

マーキングのない極小パッケージ(0402や0201など)を扱う場合は、次の厳密なテスト手順を使用してください。

  1. 顕微鏡: フラックス残渣に隠れたかすかなレーザーエッチングコードを確認します。
  2. BOMの確認: 部品のリファレンスデザネータ(例:R14)を回路図と照合します。
  3. 片方のパッドを持ち上げる: 測定前に回路を切断して部品を分離します。
  4. 測定: 一般的なトラブルシューティングにはデジタルマルチメーター(DMM)、サブオームの精度が必要な場合はLCRメーターを使用します。

Multimeter probes testing

図: PCBから片方のパッドをはんだ除去した、分離されたSMD抵抗器をテストするマルチメータープローブ。

JLCPCBでのPCBプロジェクト向けSMD抵抗器の調達と組み立て

SMD値を手動で読むことはプロトタイピングには不可欠ですが、規模が大きくなると非効率的です。信頼性の高いハードウェア製造は、手動による目視識別ではなく、綿密に整理されたデジタル部品表(BOM)に依存しています。

厳密なCADエクスポートにより、正確な値とフットプリントが決定されます。BOMに一致する本物のリールパッケージ部品を調達することが重要です。JLCPCB部品ライブラリで部品を調べることができます。

自動組み立て中、高速チップマウンターは目視検査をスキップし、BOM座標に基づいてマッピングされたリールから直接部品を引き出します。JLCPCBのような信頼性の高いPCBアセンブリサービスで規模を拡大すると、手動識別エラーが減少し、生産の一貫性が確保されます。

JLCPCBでのPCBプロジェクト向けSMD抵抗器の調達と組み立て

ガーバーファイルとBOMファイルをJLCPCB見積もりページにアップロードして、迅速かつ自動化された組み立てを実現し、次のエレクトロニクス構築を効率化しましょう。今すぐ無料見積もりを取得




よくある質問(FAQ)

Q: 抵抗器の104は何を意味しますか?

コード104は3桁のSMDマーキングです。最初の2桁(10)に10⁴を掛けると、100,000オーム(100kΩ)になります。

Q: 000抵抗器は何を意味しますか?

0または000とマークされた抵抗器は、ゼロオームジャンパです。実質的に抵抗がなく、PCB上のトレースをブリッジしたり、ハードウェアを構成したりするためだけに使用されます。

Q: 取り外さずにSMD抵抗値を識別するにはどうすればよいですか?

マルチメーターでおおよその抵抗を測定し、回路図と比較します。大幅に低い値が表示される場合は、並列部品が測定値に影響しているため、分離するために片方のパッドをはんだ除去する必要があります。

Q: 一部のSMD抵抗器にマーキングがないのはなぜですか?

極端なサイズ制限(0402や0201パッケージなど)や特定のメーカーの選択により、読みやすいコードを印刷することが物理的に実用的でない場合がよくあります。

Q: EIA-96コードシステムとは何ですか?

これは、4つの数字を印刷することが物理的に実用的でない小さなパッケージ(0603以下)に1%精度の抵抗器をマークするために特別に開発された、3文字の英数字システム(例:01C)です。

結論

SMD抵抗の解読を習得すると、トラブルシューティングが迅速化され、正しい部品交換が保証され、高密度PCB設計における全体的な信頼性が向上します。

学び続ける