PCBレイアウトガイド、配線戦略&技術
製造可能で高性能な基板のための配線技術、積層計画、設計ルール、実践的なレイアウト手法を含むPCBレイアウトの基礎を習得する。
最新記事
レイアウトガイド
マイクロストリップ対ストリップライン: レイアウトの違いと使用するタイミング
RF(無線周波数)PCB設計は、エンジニアリングとアートが出会う場所です。RF設計者のツールキットの中で、マイクロストリップとストリップライン伝送線路は隠れたヒーローです。干渉や損失、インピーダンスの不整合に悩まされることなく、信号がPCBをシームレスに伝わることを保証します。しかし、これらの線路はどのようなもので、どのように選べばよいのでしょうか?PCBについてもっと知りたい方は、PCB製造に関する詳細ブログをご覧ください。 マイクロストリップ伝送線路とストリップライン伝送線路とは? マイクロストリップ伝送線路: マイクロストリップはPCB表面の導電性トレースで、その下にグランドプレーンがあり、その間に誘電体(PCB基板)が挟まれています。トレースの上面は空気にさらされている。その電磁界挙動は次のようになる: ・電磁界は、一部は基板内を、一部は空気中を伝搬する。 ・これにより、ハイブリッド誘電体媒質が形成され、マイクロストリップ特有の特性が得られる。 ストリップライン伝送線路: 対照的に、ストリップラインはPCB内の2つのグランドプレーン間に埋設された導体である。その周囲はすべて誘電体で覆われて......
Nov 16, 2026
レイアウトガイド
PCBレイアウト設計を成功させるための重要なヒント:ガイドラインとベストプラクティス
PCBレイアウト設計を成功させるための重要なヒント:ガイドラインとベストプラクティス プリンテッド回路基板(PCB)レイアウトは、電子回路の設計・開発における重要なステップです。適切に設計されたPCBレイアウトは、電子機器の最適な性能と機能を確保できます。PCBレイアウトには、基板上への部品配置と、それらの間の電気的接続の配線が含まれます。設計者は、PCBレイアウトを作成する際、信号インテグリティ、熱管理、電磁干渉(EMI)など、さまざまな要素を考慮する必要があります。 本記事では、ガイドラインとベストプラクティスを含むPCBレイアウト設計の概要を説明します。また、PCBレイアウト設計の重要性と、電子機器全体の性能への影響についても説明します。さらに、無料PCBレイアウトソフトウェアの使用、PCBレイアウト作成に関わる手順、PCBレイアウトサービスの外部委託のメリットについても探ります。 PCBレイアウトガイドラインとベストプラクティスに従うことで、設計者はPCBレイアウトを性能、信頼性、製造性に最適化できることを保証できます。 PCBレイアウトガイドライン PCBレイアウトガイドラインは、設計者......
Apr 01, 2026
製造向けレイアウト
音の鳴る名刺基板
この記事ははJLCPCBの提供でお送りします。 jlcpcb.jp (↑こちらは日本語版のログインページで、お得なクーポンも配布されています。) JLCPCBとは、プリント基板製造などで有名な香港の企業です。 日本からでもWebページでポチポチするだけでKiCADなどで作成した基板データの製造を依頼できます。 値段もかなりお手頃で、ホビー電子工作ユーザーの間では広く利用されています。 これは何? 基板を使った名刺を作るという活動があり、そういった基板を「名刺基板」と呼んだりします。 ということで、今回はinajobも名刺基板を作ってみようということで、挑戦してみたという話です。 要件定義としては、折角なので何か機能を持たせたいなと言うことで、ピアノのようなスイッチとボリューム・スピーカーなどを搭載し、「音が鳴る名刺基板」ということにしようと決めました。 設計 テーマは決まりましたが、細かいパーツに何を採用するかを決めていく必要があります。 色々考えて以下の構成に決定しました メインICはCH32V003 〇安いので、名刺基板に向いている? 書き込み用USB端子(Type-C) + CH340G 〇......
Dec 29, 2025
製造向けレイアウト
プラスチックパーツをJLC3DP
真夏の灼熱の車内でも使用可能なプラスチックパーツをJLC3DPで作ってみた話です! AI-BOXとは Tbox ambientを固定する為のパーツを自作する 〇モデリング 〇自宅の3Dプリンターで試作 〇JLCPCBのMJFナイロンプリントで最終製品を作成する。 JLC3DPから届いた造形品の確認 取り付け まとめ 【PR】お得情報! AI-BOXとは ----------------------------------------- AI-BOXというガジェットをご存知でしょうか? AI-BOXとは車のAppleCarPlayのシステムを利用してナビをAndroidタブレット化できるアイテムのことです。 多くの車では車載システムにインストールできるアプリは限られており、YouTubeやAmazonプライムビデオなどのアプリは利用することができません。 AI-BOXを利用すればGooglePlayストアから好きなアプリをインストールして利用する事が可能になります。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJTHTVHN?tag=hinata1363870-22&linkCod......
Dec 29, 2025
製造向けレイアウト
PCBレイアウトを最適化するためにIPC標準を使用する方法
PCBを設計することは、単にボード上のコンポーネントを接続するだけではありません。IPC規格の出番です。IPC規格は、PCB設計と製造において最も広く受け入れられ、重要な規格のひとつです。電子機器設計、製造、あるいは耐久性に携わる人であろうと、IPC規格は設計者のあり方に影響を与えます。IPC規格は、設計者がどのようにボードを作成し、どのように異なる業界で生産するために準備するかに影響を与えます。これらの規格は、性能と信頼性を保証するためのもので、多くの業界で受け入れられています。 IPC規格の目標は、電子製品の信頼性、安全性、製造可能性を確保することです。どのような業種や市場セグメントであっても、IPCは製品の重要な要件を規定する規格を定義しています。このブログでは、以下について説明します: ・PCBレイアウト設計においてIPC規格に準拠することが重要な理由。 ・PCBレイアウト設計に関連するIPC規格を見つける。 ・PCBソフトウェアの選択がIPC規格の実装にどのように影響するかを学びます。 IPC規格とは? The Institute for Printed Circuits (IPC)は、......
Oct 31, 2025
レイアウトガイド
最適な回路性能のための部品レイアウトとPCB配線
電気システムの性能、信頼性、製造能力は、プリント基板(PCB)上のトラックとコンポーネントの配置方法によって決まります。コンポーネントを配置し、PCBを正しく配線すれば、信号を素早く送信し、ノイズを最小限に抑え、費用対効果が高く、有用な設計を行うことができます。高度に小型化された今日の電子設計で最良の結果を得るためには、この2つの部分の入念な計画と実行がますます重要になってきています。 この記事では、さまざまなタイプの設計の例を挙げながら、部品レイアウトとPCB配線の基本について詳しく説明します。これらの方法が、様々な分野で信頼性が高く効果的なエレクトロニクスを作るために非常に重要であることをご理解いただけるでしょう。 PCB設計における部品レイアウトとは? コンポーネントレイアウトとは、プリント基板(PCB)上のどこに電気部品を配置するかを計画することです。レイアウトは、部品間の電気的なメッセージの移動に影響し、回路の動作や放熱量、作りやすさに直接影響します。干渉を最小限に抑え、性能を向上させるように各部品を配置するには、技術的なノウハウと創造性の両方が必要です。 優れたPCB設計は、部品を正し......
Oct 31, 2025
製造向けレイアウト
PCB設計におけるピンレイアウトの重要性
ピンレイアウトは、プリント回路基板(PCB)設計の重要な部分であり、電子機器の動作の良し悪しに影響します。正しいピンレイアウトは、回路のすべての部品が互いに正しく会話できるようにし、ミスを減らして性能を向上させます。この記事の目的は、ピンレイアウトについて、その種類、ベストプラクティス、さまざまな分野での使用方法について説明することです。 ピンレイアウトとは? ピンレイアウトとは、プリント基板(PCB)に接続する集積回路(IC)またはその他の電気部品上のピンの配置と構成のことです。電気的な接続では、これらのピンによってデータが部品からPCBに移動します。ピンレイアウトは、シグナルインテグリティと全体的な性能に影響するため、動作と信頼性の高い回路を構築する際に理解することが重要です。 ピンレイアウト構成の種類 PCB設計では複数の一般的なピンレイアウトがあり、それぞれ現在の作業に応じて利点があります: ・ デュアル・インライン・パッケージ(DIP) DIP(デュアル・インライン・パッケージ)は、最も頻繁に使用される設計の1つで、間隔の狭い2列のピンを含みます。低密度設計やプロトタイピングには、このシ......
Oct 31, 2025
製造向けレイアウト
トラック幅対電流容量: 電源配線におけるPCBレイアウトのヒント
PCB設計の複雑な技術において、電源配線は回路に生命を吹き込む電流を運ぶ縁の下の力持ちです。信号線路がインピーダンス整合やノイズ制御で注目される一方で、電源線路は、それ自身や給電する部品を炒めることなく電流を供給する責任をひっそりと担っています。しかし、これらのトラックはどの程度の幅が必要なのでしょうか?そこで、トラック幅と電流容量の関係が重要になってくる。 0.1mmのトラックで10Aに十分だと考えるなら、それはPCB型のヒューズを設計しているに過ぎません。PCBについて詳しくは、PCB製造に関する究極のガイドをご覧ください。 電源配線でトラック幅が重要な理由 電源配線は、熱、電圧降下、シグナルインテグリティを管理しながら、電流を効率的に供給することがすべてです。トラック幅を間違えると、発熱や電圧降下、極端な場合にはトレースのメルトダウンを招くことになります。そう、溶融したトレースはSF映画ではかっこよく見えるかもしれませんが、現実には設計上の災難でしかありません。 IPCは、特定の入力電流に対するPCBトレースの温度上昇をテストおよび計算するための適切な方法論に関する規格を開発しました。これら......
Feb 24, 2025
レイアウトガイド
最適な回路設計とパフォーマンスのためのPCB配線技術の習得
はじめに PCB配線は回路設計の基本的かつ複雑な側面であり、電子デバイスの性能、信頼性、および機能性に大きく影響します。効果的なPCB配線技術は、電気トレースの最適化、シグナルインテグリティの維持、PCBレイアウトの全体的な効率性を確保するために重要です。この包括的なガイドでは、トレースの最適化や信号経路の管理から、高速PCB配線やレイアウト設計のベストプラクティスまで、さまざまなPCB配線テクニックを紹介します。これらのテクニックをマスターすることで、配線上の課題に取り組み、特定の要件を満たす優れたPCB設計を実現するためのより良い装備となります。 PCB配線テクニック 回路設計とレイアウト PCB配線は、回路設計とレイアウトへの特別なアプローチから始まります。考え抜かれた回路設計は、効果的なPCB配線の基礎であり、すべての部品がトレース長を最小限に抑え、干渉を減らすために戦略的に配置されていることを保証します。レイアウト設計では、効率的な配線を促進し、最適な信号経路を作成するために、コンポーネントを正確に配置します。関連部品のグループ化、配置の最適化、クリアランスの遵守など、優れたレイアウト設......
Dec 30, 2024
製造向けレイアウト
片面基板の設計:シンプルさと精巧さを両立させる
プリント基板(PCB)は重要な電子部品であり、電子部品のサポートと部品間の電気的接続のためのキャリアとして機能します。1925年にプリント回路基板が発明されて以来、PCBの設計はますます精密化、多層化、複雑化していますが、最も単純な片面基板は、ラジオ、洗濯機、リモコンなどの工業製品で依然として広く使用されています。 1.片面基板の構造 従来のFR4片面基板は、片側に回路があり、片側にはんだマスクがあり、両側にシルクスクリーン(文字表示)があります(お客様の設計に応じて)。片面基板は銅めっきプロセスを使用しないため、穴の壁には銅がありません(参考: JLCPCBを例にとると、JLCPCBの基板材料に応じて、0.4mm、0.6mm、0.8mm、0.8mm、2.0mmの基板厚さが両面PCB番号としてデフォルトで設定され、完成品には穴の内側に銅があります)。 2.片面基板へのはんだ付け 片面基板は回路が片側にしかないので、回路と同じ側の露出したパッドにはんだ付けする必要があります。コンポーネントの構造に応じて、2つのはんだ付け方法があります。 1.同一面はんだ付け 部品本体と回路が同じ面にあり、主にSMT......
Nov 25, 2024
レイアウトガイド
電子機器設計における PCB レイアウト エンジニアの役割を理解する
プリント基板 (PCB) は、産業機器から携帯電話まで、絶えず変化する電子機器の世界のほぼすべてのデバイスの基礎となっています。電子製品の信頼性、有効性、有用性は、これらの基板の設計と配置方法に依存します。ここで、PCB レイアウト エンジニアの知識が非常に重要になります。PCB レイアウト エンジニアは、信号の整合性、コンポーネントの配置、熱管理などの問題を考慮しながら、回路図を有用で製造可能な設計に変換する役割を担っています。この記事では、PCB レイアウト デザイナーが克服しなければならない職務、知識、能力、課題、および PCB 設計のベスト プラクティスについて説明します。 PCB レイアウトエンジニアとは何ですか? PCB レイアウト エンジニアは、プリント回路基板の物理的なレイアウトを設計し、電子回路図をパフォーマンス、製造の容易さ、信頼性の基準を満たす基板設計に変換する専門家です。PCB レイアウト エンジニアの主な責任は、信号の整合性、電磁干渉 (EMI)、放熱を制御しながら、レイヤー、ルーティング チャネル、コンポーネントのレイアウトを最大化することです。PCB レイアウトの専門......
Oct 20, 2024
- 1
- 2