TQFP vs LQFP:違い、仕様、用途、そしてどちらを選ぶべきか
1 min
- TQFP vs LQFP – 主な違いの説明
重要なポイント
クイック選択ガイド
プロジェクトに適したパッケージを選択するには、次のガイドラインを参照してください。
- プロトタイピング&初期テスト → LQFP
はんだ付け、検査、リワークが容易 - 量産 → TQFP
自動組み立てとコンパクトなレイアウトに最適 - 高ピン数設計 → LQFP
リードが長いため、歩留まりとはんだ信頼性が向上 - 超薄型&省スペース製品 → TQFP
低背により、より薄型のデバイス設計が可能
TQFP(Thin Quad Flat Package)とLQFP(Low-Profile Quad Flat Package)は、現代のエレクトロニクスで使用される最も一般的な表面実装ICパッケージの2つです。両者は同様のクワッドリード設計を共有していますが、本体の高さ、リード長、ピンピッチの違いにより、それぞれ異なる用途に適しています。
これらの違いを理解することは、PCB設計、はんだ付け、組み立てにおいて非常に重要です。このガイドでは、TQFPとLQFPの比較、仕様、はんだ付けの考慮事項、PCBレイアウトのヒント、エンジニアや設計者向けの実用的な使用例について詳しく説明します。
TQFP vs LQFP – 主な違いの説明
TQFP(Thin Quad Flat Package)とLQFP(Low-Profile Quad Flat Package)は、どちらもクワッドリードの表面実装ICパッケージですが、高さ、リード設計、ピンピッチ、はんだ付けの容易さ、PCB互換性などの主要な側面で異なります。
エンジニアがPCB設計、組み立てプロセス、および製品全体の信頼性に適したパッケージを選択する際には、これらの違いを理解することが不可欠です。
| 特徴 | TQFP | LQFP | 影響 |
|---|---|---|---|
| パッケージ高さ | 1.0〜1.2 mm | 1.0〜1.4 mm | LQFPは一部のモデルでわずかに厚い。TQFPは非常にコンパクトな基板向けの「超薄型」 |
| リード設計 | 短いガルウィングリード | 長いガルウィングリード | LQFPのリードははんだ付けと検査が容易。TQFPは精密なはんだ付けが必要な場合がある |
| ピン数 | 32〜176ピン | 32〜208ピン | LQFPは複雑なIC向けのより高いピン数をサポート |
| ピンピッチ | 0.5〜0.8 mm | 0.4〜0.8 mm | LQFPは高密度アプリケーション向けのより微細なピッチを提供 |
| フットプリント互換性 | 標準JEDEC/QFPランドパターン | 標準JEDEC/QFPランドパターン | 両方とも軽微な調整でフットプリントを共有可能 |
| はんだ付け&リワーク | より困難で、ブリッジのリスクが高い | 手はんだ付けが容易。プロトタイピングに最適 | 組み立て方法とリワークのニーズに基づいて選択 |
パッケージ高さの比較
TQFPパッケージは非常に薄くなるように設計されており、通常1.0〜1.2 mmで、携帯端末や小型組み込みボードなどの超コンパクトなアプリケーションに最適です。
LQFPパッケージは、依然として低背ですが、通常1.0〜1.4 mmの範囲で、はんだ付け中のストレスを軽減し、高ピン数ICの取り扱いを向上させるわずかに高いボディ高さを提供します。
リード設計&ガルウィングリード
両パッケージともガルウィングリードを備えていますが、その違いは重要です:
- TQFP: リードが短く、はんだ付け技術に敏感。位置ずれや過剰なはんだは簡単にブリッジを引き起こす可能性があります。
- LQFP: リードが長いため、はんだの濡れが良く、検査が容易で、組み立てエラーが減少し、プロトタイプの手はんだ付けが容易になります。
リード設計は、特に高密度基板において、機械的信頼性、熱放散、およびリワークの容易さに影響を与えます。
ピン数とピンピッチの違い
- TQFP: 通常32〜176ピン、標準0.5〜0.8 mmピッチ。中密度ICに適しています。
- LQFP: 最大208ピンまで対応可能で、ピッチは0.4 mmまで微細化可能。高密度設計と複雑なマイクロコントローラをサポート。
ピッチが小さいほど、ブリッジを避けるために慎重なステンシル設計と制御されたリフローが必要であり、これは高性能基板において重要です。
フットプリント互換性
TQFPとLQFPはどちらもJEDECおよびIPC規格に準拠しているため、フットプリントはほぼ互換性があります。ただし、一方を他方に交換する場合は:
- リード長とボディ寸法を確認
- 必要に応じてソルダーマスククリアランスを調整
- パッドサイズが熱的および機械的要件を満たしていることを確認
これにより、信頼性の高いはんだ接合が保証され、組み立て欠陥が防止されます。
はんだ付けの難易度とリワーク
- TQFP:リードが短くボディが薄いため、手はんだ付けが困難。リワークには精密はんだ付けツールまたはホットエアリフローが必要です。
注記
手動ブリッジやはんだ付け欠陥の頭痛を避けるために、多くのエンジニアはJLCPCBのSMT組み立てサービスを選択しています。豊富な在庫部品(670,000以上のコンポーネント)により、TQFPまたはLQFPチップを専門的に実装し、高い歩留まりを確保しながら、ベンチでの時間を大幅に節約できます。
信頼できる高速SMT組み立て今すぐ見積もりを取得
学び続ける
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......
抵抗器の定格電力:SMDおよびスルーホール抵抗器のワット数を計算する方法
あらゆる電子回路は熱を発生します。抵抗器は、その名前が示すように、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで電流を制限します。しかし、どれだけの熱が多すぎるのでしょうか? 抵抗器の電力定格を理解することは、あらゆるハードウェア設計者にとって重要です。これは、部品が劣化することなく安全に放散できる最大連続電力(ワット単位)を定義します。 抵抗器のワット数を正確に計算する方法を知らなければ、熱暴走、部品の損傷、あるいはPCBの完全な焼損のリスクがあります。単純なLED回路をブレッドボードで試作する場合でも、高密度のSMTや堅牢なTHT部品を使用したプロフェッショナルなPCBアセンブリに移行する場合でも、正しいワット数を選択することは基本です。 このガイドで学べること: 抵抗器のワット数の計算方法 SMD抵抗器の電力定格表 スルーホール型ワット数ガイド ディレーティング曲線の説明 PCBの熱設計のヒント 抵抗器の電力定格とは? 抵抗器の電力定格とは、抵抗器が恒久的な損傷を受けることなく安全に熱に変換できる最大電力量のことです。ワットで測定され、抵抗器のサイズ、材料、周囲温度、PCBの熱的条件に依存しま......