SMDインダクタ選定ガイド:あらゆる回路に適したインダクタの選び方
2 min
- SMDインダクタ選択早見表
- SMDインダクタ選択のステップバイステップワークフロー
- アプリケーションに基づくSMDインダクタの選び方
- SMDインダクタ選択の例(実際のユースケース)
- 避けるべきSMDインダクタ選択の間違い
- SMDインダクタの種類とアプリケーション
- 主要なSMDインダクタ仕様の解説
- SMDインダクタとは?
- SMDインダクタの動作原理:中核となる原理の説明
- 一般的なSMDインダクタの問題とその修正方法
- SMDインダクタ vs リード付きインダクタ:主な違い
- SMDインダクタに関するFAQ
- 結論
間違ったSMDインダクタを選ぶと、設計が静かに台無しになる可能性があります。過熱、効率低下、ノイズ、さらには回路全体の故障を引き起こす可能性があります。しかし、選択ミスのほとんどは、ほんのいくつかの主要パラメータの誤解から生じます。
このガイドは混乱を解消し、自信を持って正しいSMDインダクタを選択する方法を正確に示します。
このガイドでは、以下のことを学べます:
SMDインダクタ選択早見表
SMDインダクタを選択する際のエンジニア向けクイックリファレンス早見表です。
BOMを確認したり、回路図を取り込んだりする際には、この表を手元に置いてください。
| パラメータ | 理想的な経験則 | 無視した場合のリスク |
|---|---|---|
| インダクタンス (L) | ICデータシートの計算に合わせる。 | 不安定性、過度の電圧リップル。 |
| Isat (飽和電流) | Isat > ピーク電流 + 30% | コア飽和、IC破壊。 |
| Irms (熱定格) | Irms > 連続負荷 + 20% | 深刻な過熱、PCB損傷。 |
| DCR (抵抗) | 予算とサイズが許す限り低く。 | 効率低下、過度の熱。 |
| SRF (自己共振周波数) | SRF > 動作周波数の10倍 | インダクタがコンデンサのように動作し、フィルタリングに失敗する。 |
SMDインダクタ選択のステップバイステップワークフロー
SMDインダクタの段階的な選び方をお探しなら、あらゆる回路に有効なこの確実なワークフローに従ってください。
ステップ1: 回路要件を定義する
最大連続電流、ピーク過渡電流、動作周波数をすぐに定義します。
ステップ2: インダクタンス値を選択する
ICデータシートを使用して必要なµHを計算し、リップル電流が最大出力電流の20%から40%になるようにします。
ステップ3: 電流定格を推定する
絶対ピーク電流(負荷電流 + リップル電流の半分)を計算して、Isat要件を決定します。
ステップ4: DCRと効率を確認する
データシートを確認し、I²R熱損失を最小限に抑えるために最も低いDCRのインダクタを選択します。
ステップ5: パッケージを選択し、レイアウトを検証する
物理的なフットプリントがPCBに適合し、放熱のためにパッド周辺に十分な銅エリアが確保されていることを確認します。
ステップ6: 自己共振周波数 (SRF) を検証する
インダクタのSRFが動作周波数を十分に上回り、インダクタンス特性を維持し、性能低下を回避していることを確認します。

図: SMDインダクタ選択のステップバイステップガイド
アプリケーションに基づくSMDインダクタの選び方
アプリケーションが異なれば、SMDインダクタに対する電気的・熱的制約もまったく異なります。ここでは、その役割に基づいたSMDインダクタの選び方を説明します。
電源回路用SMDインダクタの選択 (DC-DCコンバータ)
電源レギュレータでは、効率と安全性が最も重要です。Isatがピークスイッチング電流を超えていることを確認し、発熱を防ぐためにDCRを最小限に抑えることを優先してください。
RF回路用SMDインダクタの選択
無線周波数設計では、電流は通常ごくわずかです。ここでは、信号損失を最小限に抑えるために、SRF(自己共振周波数)が最も重要なパラメータとなります。
EMIフィルタリング用SMDインダクタの選択
ノイズを遮断するチョークとして機能する場合、インダクタはノイズの特定周波数で高いインピーダンスを持つ必要があります。シールドは不可欠です。
一般的な信号アプリケーション用SMDインダクタの選択
基本的なアナログ信号の平滑化には、安定性と基板サイズのバランスを取ります。標準的なシールドなしフェライトインダクタで十分な場合がほとんどです。
| アプリケーション | 優先パラメータ | 二次的な焦点 |
|---|---|---|
| 電源 (DC-DC) | 電流 (Isat/Irms) & 低DCR | EMI対策用シールド |
| RF / ワイヤレス | 高SRF & Q値 | 狭い許容差 |
| EMIフィルタリング | ノイズ周波数でのインピーダンス | シールド |
設計者向けプロのヒント:
実際のPCB設計では、正しい部品選択は信頼性の高い製造と組み合わせる必要があります。JLCPCBのようなプラットフォームは、安定したSMTアセンブリと一貫した部品品質を保証し、実際の回路におけるインダクタの性能に直接影響を与えます。
SMDインダクタ選択の例(実際のユースケース)
これらの実際の例は、アプリケーションによって選択がどのように変わるかを示しています。
電源回路の例
シナリオ: 3A連続供給の12Vから5Vへのバックコンバータ。
選択: 4.7µHシールド型フェライトパワーインダクタ。
理由: Irms > 3.6A、Isat > 4.5Aが必要です。6x6mmパッケージは、超低DCR(<20mΩ)を実現します。
RF回路の例
シナリオ: 2.4GHz Bluetoothモジュールのマッチングネットワーク。
選択: 2.2nH 0402多層セラミックRFインダクタ。
理由: 電流は無視できるほど小さいです。焦点は±5%の許容差と6GHzをはるかに超えるSRFです。
EMIフィルタリングの例
シナリオ: 24V電源レール上の10MHzモーターノイズの抑制。
選択: EMIチョーク/フィルタインダクタ。
理由: 特に10MHzノイズ帯域で最大のACインピーダンスを目標とします。
避けるべきSMDインダクタ選択の間違い
これらの一般的なインダクタ選択の間違いを避けて、プロトタイプが初回で確実に動作するようにしてください。
新しいスイッチング周波数に合わせて再計算せずに、古い回路図からインダクタを盲目的にコピーすると、深刻な不安定性や大きな電圧リップルが発生します。
負荷に正確に一致するIsat定格を選択しないでください。常に20%から30%の余裕を持たせてください。
インダクタンスのみに焦点を当て、DCRを無視することは、バッテリー消耗の原因となります。高DCRはポータブル電子機器の効率を低下させます。
5Aの電源経路を小さな0805インダクタに詰め込もうとすると、部品が破損します。物理法則はごまかせません。大電流にはより大きな物理的なワイヤとコア質量が必要です。
SMDインダクタの種類とアプリケーション
仕様を確認する前に、すべてのインダクタが同じように作られているわけではないことを理解することが重要です。正しいタイプを選択することは、回路設計を成功させるための最初のステップです。

図: 3つの一般的なSMDインダクタタイプ:巻線型、モールドコンポジット型、多層セラミック型。
| タイプ | 最適な用途 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| パワーインダクタ | DC-DCコンバータ | 高Isat、低DCR |
| RFインダクタ | ワイヤレス / アンテナ | 高SRF、狭い許容差 |
| モールド (コンポジット) | 低ノイズ、自動車 | うなり音を排除、ソフト飽和 |
| 多層 | 高密度信号ライン | 超小型、コスト効率が高い |
| 巻線型 | 一般的な電源/フィルタリング | より高い電流容量 |
| シールド型 | 高密度PCB、EMIに敏感な回路 | 磁束を閉じ込め、ノイズを防ぐ |
| シールドなし | コスト重視設計、スペース重視 | サイズあたりの電流が大きい、EMIを放射する |
パワーインダクタ(大電流アプリケーション)
飽和することなく大電流を処理できるよう、太い巻線と大きな磁気コアで設計されています。
最適な用途: バック/ブーストレギュレータおよび電源管理IC(PMIC)。
RFインダクタ(高周波回路)
電流容量よりも、高い自己共振周波数(SRF)と狭い許容差を優先します。
最適な用途: アンテナインピーダンス整合およびRF通信モジュール。
モールド (コンポジット) SMDインダクタ
コイルの周囲に磁性鉄粉を直接プレスして製造され、可聴ノイズを排除し、ソフト飽和特性を提供します。
最適な用途: 自動車システム、低ノイズ電源、大電流PMIC。
多層型 vs 巻線型SMDインダクタ
巻線型: コアの周りに実際の銅線を巻き付け、優れた電流処理能力と低DCRを実現します。
多層型: セラミック/フェライトシートを積層したもので、低電流信号ライン向けの超小型・低コスト部品です。
シールド型 vs シールドなしインダクタ
シールド型インダクタは、高密度基板でのEMI漏れを防ぐために磁束を閉じ込めます。シールドなしタイプは安価でわずかに多くの電流を処理できますが、敏感な配線に干渉するノイズを放射します。
主要なSMDインダクタ仕様の解説
これらのパラメータはインダクタのデータシートから直接取得され、実際の性能を決定します。 これはインダクタ選択ガイドの中で最も重要な段階です。これらのパラメータを誤解すると、ハードウェア障害が確実に発生します。
#1 インダクタンス値 (µH) - 回路動作への影響
マイクロヘンリー(µH)またはナノヘンリー(nH)で測定され、エネルギー貯蔵容量を決定します。一般的に、この選択は過渡応答速度とリップル電流振幅のトレードオフです(インダクタンスが低い = 応答が速いがリップルが大きい)。
クイック計算式(概念):

設計のヒント: リップルが主要な懸念事項である場合のみ、より高いインダクタンスを使用してください。それ以外の場合は、より低いインダクタンスが過渡応答を改善します。
#2 インダクタの電流定格 - 飽和電流とRMS電流の明確な違い
飽和電流とRMS電流を混同することは、設計者が犯す最も一般的な間違いです。
飽和電流 (Isat): 磁気コアが「満杯」になる点です。これを超えると、インダクタンスが急激に低下し、大きな電流スパイクが発生します。
RMS電流 (Irms): 熱的限界です。これは、インダクタが過熱する前に処理できる連続電流です。
設計のヒント: 大電流SMDインダクタを絶対限界で動作させないでください。IsatとIrmsには常に20〜30%の安全マージンを残してください。
図: Isat限界で20〜30%低下するSMDインダクタのハード飽和曲線を示すインダクタンス対DC電流グラフ。
#3 インダクタのDC抵抗 (DCR) - 効率と熱損失
インダクタのDCRは、内部の銅線の物理的な抵抗です。これはインダクタの効率損失の主な原因です。
I²R損失: 熱として失われる電力は、電流の二乗にDCRを掛けたものに等しくなります。
熱的影響: JLCPCB電子部品ライブラリから高品質の部品を調達することで、超低DCRのインダクタをフィルタリングしてバッテリー寿命を最大化できます。
設計のヒント: 同じパッケージサイズでより低いDCRを実現するために、常に複数のベンダーを比較して電力効率を最大化してください。
#4 インダクタの自己共振周波数 (SRF) - 高周波限界
すべてのインダクタには、コイル巻線間に微小な寄生容量があります。SRFを超えると、インダクタはインダクタとして動作しなくなり、コンデンサのように動作し始めます。
設計のヒント: RFアプリケーションでは、動作周波数がインダクタの記載SRFの少なくとも10倍低いことを確認してください。
#5 インダクタコア材質 - フェライト vs 鉄粉
フェライトコア: 高周波に優れ、コア損失が非常に低いですが、急峻で突然の飽和曲線があります。
鉄粉コア: 大電流の処理に優れ、「ソフト」な飽和曲線を特徴とします。
設計のヒント: 大電流電源には、緩やかな飽和降下の利点を活かすため、鉄粉またはコンポジットコアを選択してください。
#6 インダクタのシールド - EMI性能の考慮事項
シールドなしインダクタ: 安価で、サイズあたりわずかに多くの電流を処理できますが、磁束を放射します。
シールド型インダクタ: 磁束を閉じ込める磁気シールドで覆われています。高密度PCBには必須です。
設計のヒント: 高密度の混在信号基板では、予期しないEMIの問題を防ぐために、デフォルトでシールド型インダクタを使用してください。

図: シールド型とシールドなしSMDインダクタのEMI漏れ比較。シールドなしバージョンから磁束線が逃げている様子を示しています。
#7 SMDインダクタパッケージ - 電流とフットプリントのトレードオフ
適切なSMDインダクタパッケージの選択には、電流処理能力と利用可能なPCBスペースのバランスが必要です。一般的に、パッケージサイズが大きいほど、より高い飽和電流(Isat)、より高いRMS電流定格(Irms)、およびより太い巻線と改善された熱性能によるより低いDCRを提供します。
ただし、この関係は絶対的なものではなく、コア材質、構造、動作周波数に依存します。パッケージが大きいとコストも増加し、基板スペースも多く消費するため、コンパクトな設計には適していません。
設計のヒント: SMDインダクタが過熱している場合は、より大きなパッケージサイズへのアップグレードを検討してください。これにより、通常、放熱性と電流処理能力が向上します。また、熱問題は複数の要因に影響されることが多いため、PCBレイアウト、銅エリア、エアフローも確認してください。
#8 SMDインダクタパッケージサイズ - 電流とフットプリントのトレードオフ
SMDインダクタのサイズチャートを確認する場合(標準的なメトリックフットプリントの0603と大きな6x6mmブロックの比較など)、物理的なパッケージが大きいほど、一般的に電流容量が高く、DCRが低いことを覚えておいてください。
設計のヒント: インダクタが過熱している場合、より大きなフットプリント(より太い内部ワイヤを可能にする)へのアップグレードが最も簡単な修正策であることがよくあります。
#9 インダクタの許容差と温度安定性
インダクタンス許容差(例:±20%)は、10µHのインダクタが実際には8µHから12µHのどこかになる可能性があることを意味します。
設計のヒント: 電源レギュレータは通常±20%を許容できますが、RFマッチングネットワークには±5%または±2%の狭い許容差が必要です。
SMDインダクタとは?
SMD(表面実装デバイス)インダクタは、電流が流れると磁界にエネルギーを蓄えるように設計された受動電子部品です。従来のリード付き部品とは異なり、SMDインダクタは自動組み立てと高密度基板向けに最適化されています。
SMDインダクタは回路で何をするのか?
基本的なレベルでは、SMDインダクタの機能は次の3つの主要なタスクを中心に展開されます:
- エネルギー貯蔵: スイッチングサイクル中に磁気エネルギーを蓄えます(電源コンバータに不可欠)。
- ノイズフィルタリング: DCを通過させながら、高周波ACノイズを遮断します。
- 電流平滑化: 電流の急激な変化に抵抗し、敏感なICのバッファとして機能します。
SMDインダクタの内部構造
SMDインダクタの選び方を理解するには、その内部構造を理解する必要があります:
- 銅巻線: 電流が流れる導電コイルです。ワイヤが太いと抵抗は低くなりますが、サイズは大きくなります。
- 磁気コア: 通常フェライトまたは鉄粉で作られ、磁束を集中させてインダクタンス値を高めます。
- 封止材: コイルを保護し、ピックアンドプレースマシン用の平坦な表面を提供する外側の樹脂またはモールドです。
図: 内部の銅線コイル、磁気フェライトコア、外部シールド、金属端子パッドを示すSMDインダクタ。
SMDインダクタのマーキングの読み方
PCB上にすでにある部品を特定するには、上面に印刷されたSMDインダクタのマーキングを解読する必要があります。ほとんどの大型インダクタは、表面実装抵抗器のラベル表示と同様に、標準的な3桁のSMDインダクタコード(例:「470」= 47µH、「101」= 100µH)を使用しています。
電子機器におけるSMDインダクタの一般的な用途
SMDインダクタの動作原理:中核となる原理の説明
SMDインダクタの動作原理を理解すると、部品の選択がはるかに直感的になります。
磁気エネルギー貯蔵と電流の流れ
コイルに電流が流れると磁界が発生します。電流が減少すると、崩壊する磁界が電流を流し続けるための電圧を誘起し、電流の変化に積極的に抵抗します。
インダクタンス、電流変化、電圧の関係
V = L (di/dt) によって支配され、インダクタンスが高いほど、電流変化に対して電圧をより長く維持します。電源では、この特定の特性がACリップル電流の振幅を決定します。
インダクタの周波数特性
インダクタはDC(0 Hz)では短絡として動作します。周波数が上昇するとインピーダンスが増加し、純粋なDC電力を通過させながら、高周波ACノイズを効果的に遮断できます。
図: DC-DCスイッチングコンバータにおけるインダクタ電流リップル波形。連続的な充放電サイクルを示しています。
一般的なSMDインダクタの問題とその修正方法
慎重に計算しても、実際の回路は予期せぬ動作をすることがあります。ここでは、一般的な問題の診断方法を説明します。
| 問題 | 考えられる原因 | 修正方法 |
|---|---|---|
| 過熱 | 高DCR / Irms超過 | より大きなパッケージ、より低いDCR |
| 可聴ノイズ(うなり音) | 磁歪 / コア振動 | モールド/コンポジットコアを使用 |
| 電圧降下 | 過度のDCR | より低い抵抗の部品を選択 |
| 回路シャットダウン | コア飽和(Isat超過) | Isat定格を上げる |
インダクタの過熱
インダクタが焼損している場合、Irms定格が低すぎるか、DCRが高すぎます。リフローはんだ付けプロファイルが不適切な場合も、熱抵抗が増加する可能性があります。
修正: より高いIrmsとより低いDCRを備えた、より大きなパッケージサイズにアップグレードしてください。
可聴ノイズ(うなり音)
インダクタのノイズうなり音は、「磁歪」、つまり物理的なコアが可聴周波数で振動することによって発生します。
修正: モールドコンポジットインダクタ(振動を減衰させる)を使用するか、スイッチング周波数を調整してください。
電圧降下と効率損失
負荷時に出力電圧が低下する場合、インダクタのDCRが抵抗として機能している可能性があります。
修正: より太い内部巻線(より低いDCR)を持つ部品を選択してください。
飽和の問題
回路が1Aでは正常に動作するが、2.5Aで激しく故障する場合、インダクタコアが飽和している可能性があります。
修正: 計算された最大ピーク電流より少なくとも30%高いIsat定格のインダクタを選択してください。
部品故障のテスト
ハードウェア障害が疑われる場合、マルチメータでSMDインダクタをテストする方法を知ることは、重要な診断ステップです。マルチメータを導通または抵抗モードに設定します。正常なインダクタは非常に低い抵抗(DCRに近い値)を示すはずですが、破損した部品は開回路(無限大の抵抗)として読み取られます。
SMDインダクタ vs リード付きインダクタ:主な違い
ブレッドボードから製造されたPCBに移行する際、表面実装とリード付きの制約を理解することは重要です。リード付き技術(THT)インダクタは今でも使用されていますが、SMDタイプが現代の設計を支配しています。
| 特徴 | SMDインダクタ | リード付きインダクタ |
|---|---|---|
| サイズ & 密度 | 非常にコンパクトで、高密度レイアウトが可能。 | かさばり、より大きな基板スペースが必要。 |
| 組み立て | 自動ピックアンドプレース用に最適化。 | 手動挿入/ウェーブはんだ付けが必要なことが多い。 |
| 寄生要素 | より低い寄生容量/インダクタンス。 | 長いリード線による高い寄生要素。 |
| 電力処理 | 良好だが、PCBの熱経路によって制限される。 | 優れており、質量が大きいため放熱性が良い。 |
| 最適な用途 | 現代の電子機器、スマートフォン、PC。 | 高電力産業用、大型電源。 |
図: 長いリード線を持つ大型のリード付き(THT)インダクタの隣にあるコンパクトな表面実装(SMD)インダクタを示す比較。
SMDインダクタに関するFAQ
Q: インダクタンスが高すぎる、または低すぎるとどうなりますか?
インダクタンスが高すぎる場合、回路は過渡的な負荷変化に対して鈍く反応し、電流が急に要求されたときに電圧降下が発生します。低すぎる場合、電流リップルが大きくなり、コンデンサにストレスがかかり、過剰な電気ノイズが発生します。
Q: より高い電流定格のインダクタを使用できますか?
はい!必要以上のIsatまたはIrms定格のインダクタを使用することは完全に安全であり、多くの場合有益です(より低温で動作します)。唯一の欠点は、部品コストの増加と物理的なPCBフットプリントが大きくなることです。
Q: SMDインダクタのデータシートを正しく読むにはどうすればよいですか?
インダクタンス、Isat、Irms、DCR、SRFを確認してください。これらを回路のニーズに合わせてください。インダクタンス値だけでなく、すべてのパラメータを確認することが重要です。
Q: 電流定格が低すぎるインダクタを選択するとどうなりますか?
飽和、過熱、または故障が発生し、不安定性やシャットダウンを引き起こす可能性があります。常に20〜30%の電流マージンを確保してください。
Q: スイッチング周波数はインダクタの選択にどのように影響しますか?
周波数が高い → 必要なインダクタンスは低くなります。周波数が低い → より高いインダクタンスが必要です。リップル、サイズ、効率のバランスを取ってください。
Q: SMDインダクタを異なる値のものと交換できますか?
電源回路では小さな変更は機能する場合があります。RF回路では、わずかな変更でも性能を損なう可能性があります。
Q: より大きなSMDインダクタは常に優れていますか?
いいえ。大きい = より高い電流とより低いDCRですが、サイズとコストも増加します。安全な最小のオプションを選択してください。
結論
適切なSMDインダクタの選択は、推測ゲームである必要はありません。選択がアプリケーションに大きく依存することを覚えておけば、選択肢を迅速に絞り込むことができます。電源回路では、熱的安定性と効率を確保するために、何よりもまず電流(Isat/Irms)とDCRを優先してください。信号およびRF回路では、信号の完全性を維持するために、正確なインダクタンス値とSRFを優先してください。
プロトタイプから量産まで、一貫したPCB製造と組み立てにより、選択したインダクタが確実に動作します。計算を行い、完璧な部品を選択したら、迅速な見積もりを取得して、高品質で手頃な価格のベアボードと信頼性の高いJLCPCB PCBAサービスを利用することで、検証済みの設計を現実のものにし、電源およびRF回路が設計どおりに正確に動作することを確認できます。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......